Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K3:关于 AC_load_on_Job_Start 1. 根据参考手册,我们需要启用 AC_load_on_Job_Start,以避免 RWW 问题。 但当我按下图启用它时,Fls_ACWriteSize 和 Fls_ACWriteRomStart 仍未定义(与 Fls_ACEraseSize 和 Fls_ACEraseRomStart 相同)。 请问如何解决这个问题? 2.如果禁用了 AC_load_on_Job_Start,并且写入和擦除都处于异步模式,那么在数据闪存写入/擦除的同时,代码闪存块是否可以写入/擦除? 期待您的支持,谢谢! Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 您好, 应用程序和引导加载程序的内存分布如下。 如果我们想在启动加载程序运行时擦除和写入应用程序,并且已启用启动时的 Ac 加载,那么我们是否需要配置 PreTaskHook 中第二张图片中提到的内核 MPU? Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 是,C40_Ip_AccessCode 被复制到 RAM 中。 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start ROM 中代码的哪些部分将放在 RAM 的这个地址上? 该功能 ? Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 在我的测试代码中,我只是在配置器中初始化了这些地址,所以它指向的是未使用的 RAM: Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 我该如何定义这些变量? Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 我在这个版本中进行了快速测试。如果要擦除的扇区与 Fls 代码位于同一闪存块中,我可以看到代码如期被复制到 RAM 中,扇区被成功擦除。不知道你那边怎么了... Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start @lukaszadrapa 针对问题 1、 期待您的大力支持。谢谢。 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 你好 为 1: SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403 Re: S32K3: about AC_load_on_Job_Start 你好@Jojoo_Hu 1.这是哪个 RTD 版本? 2.闪存块之间支持 "边读边写"。例如,在对数据闪存进行编程或擦除时,代码可以从代码闪存运行。请注意,一次只能执行一个编程或擦除操作。 此致, Lukas
View full article
S32G:我们的电路板支持包 eMMC 驱动程序是否支持 HS400 模式和 HS400ES 模式的 STROBE 时钟调整 专家们好 客户:福特 平台:S32G2 模块:eMMC 请参见 S32G2RM"标准调谐和手动调谐均仅用于调谐 SD_CLK,不能用于调谐 HS400 和 HS400 增强模式的 STROBE 时钟。" 客户询问是否支持 HS400 和 HS400 增强模式的调整 STROBE 时钟?我找不到任何关于"调整 HS400 和 HS400 增强模式的 STROBE 时钟的说明" 我认为不需要调整 STROBE 时钟。 您对这次调查有何专业评论?感谢您的支持 顺祝商祺! 狮子座 Linux BSP Re: S32G: Does our BSP eMMC driver support STROBE clock tuning for HS400 mode and HS400ES mode 你好 与 SD_CLK 不同,频闪时钟来自 eMMC 设备,而不是 SDHCI 主机控制器。 对于 HS400ES,SD_CLK 仍用于命令和控制操作,并需要执行与 HS400 相同的正常调谐程序(仍需要调谐才能进入 HS400 模式)。现在,仅在 HS400ES 模式下使用前导时钟,以便在读取操作过程中更好、更准确地进行数据采样。它本身不需要任何额外的调整。 但是,RM 规定在切换到 HS400/HS400ES 时需要进行以下设置(附后) 因此,简而言之,在 HS400ES 中,eMMC 设备生成频闪信号,该信号应该已经与数据线同步。主控制器直接使用频闪信号,因此无需额外的调整。 此致, 西普里安 Re: S32G: Does our BSP eMMC driver support STROBE clock tuning for HS400 mode and HS400ES mode 你好@RaduBraga 客户似乎明白 STRO BE 时钟不需要调整 ,但他们正在从我们的参考手册 (RM) 的角度寻求 澄清 。具体而言,他们希望我们确认记录中的陈述是否准确或是否需要更正。 我认为,我们的《清除令》中的表述是混淆和误导性的。因此,请确认频闪时钟是否需要调整。 BR、 狮子座 Re: S32G: Does our BSP eMMC driver support STROBE clock tuning for HS400 mode and HS400ES mode 您好@LeoLiAP, 我们的团队已经了解这一情况,并将尽快提供答复。 致以最崇高的敬意, Radu Re: S32G: Does our BSP eMMC driver support STROBE clock tuning for HS400 mode and HS400ES mode 您好, 有没有人可以支持这一主题?
View full article
S32G2 上的 LLCE CAN 通信问题 - 发送/接收报文时偶尔出现故障 在开发过程中,LLCE CAN 模块遇到了一些问题: ​设备详情:​ 定制设计的硬件 CPU 型号:S32G274 RTD 版本:4.0.2 LLCE 版本: 1.0.8 ​问题 1.​ 一个通道能正确接收信息,但无法发送信息。只有重新启动后才能恢复正常运行。 使用 Lauterbach 调试时,函数 Can_43_LLCE_SendWritecmd 返回 CAN_BUSY。 通过强行修改 Can_au16TransmitHwObjectCen[x] 的值为非零值进行的进一步测试表明, Can_Llce_write 函数也返回 CAN_BUSY。 ​问题 2.​ 一个通道在发送和接收信息时都出现故障。需要重新启动才能恢复。 以下是通过 Can_Llce_ProcessErrorNotification 获得的错误信息: error->eNotifId:2 error->ErrorInfo->eModuleId:102 error->ErrorInfo->eErrorCode:7 我们希望得到解决这些问题的指导。谢谢! Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 嗨,zhuyz 感谢您的回复。 建议优先进行单通道测试,并尽可能延长向通道发送帧的时间间隔。 错误信息表示接收端已达到最大硬件对象数,即报文缓冲区已满,无法接收新报文。您可以尝试增加帧时间间隔并添加缓冲区进行测试。 BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z ,感谢您的跟进。 您可能没有看清楚我的问题--主要问题是出现问题后,我再也无法通过这个通道接收/发送信息,而不仅仅是偶尔掉帧。 根据我通过劳特巴赫获得的信息,我怀疑 LLCE 本身存在问题,而不是外部因素造成的。能否请您再次回顾一下我最初的问题? Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages hi,zhuyz 感谢您的回复。 请尝试用这种方法测试您的问题。 1.尝试降低 CAN 负载,增加 CAN 帧的时间间隔,检查丢帧现象是否得到缓解。 2.尽量保持测试方法简单,优先考虑单通道测试和只发送或接收帧的测试。例如,首先测试有问题通道的发送功能。 3.你们的 CAN 测试设备是什么?请确保测试设备可靠。 希望这能帮到你。 BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z, 我没有用它来路由 CAN 帧,我只是用它来发送和接收 CAN 帧。 关于您提到的 CAN 环回模式,我前面提到的问题 1 就是用这种方法检测到的。 你的回答让我有点困惑。我希望您能提供一些故障排除方法和可能的原因。 因为对我来说,LLCE 是一个黑盒子,我目前没有能力继续排除故障。 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 嗨,zhuyz 感谢您提供的信息。 路由 CAN 帧 "是指 LLCE 中的 CAN2CAN/CAN2ETH/ETH2CAN 功能。您使用过吗? 如果您只是使用 LLCE 发送和接收 CAN 帧,我建议您可以尝试使用 CAN 环回演示进行测试。您需要修改关联客户板的代码。 关于问题发生的概率相对较低,而且不是每次都能重现。 如果要进行接收帧然后在 CAN 信道中发送的测试,建议考虑接收和发送之间的间隔时间。 BR 乔伊 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages 你好,Joey_z ,感谢您的回复。 我没有使用 LLCE CAN 演示测试这个特定通道,因为在我的案例中,问题并不总是与固定通道相关联。此外,该问题出现的概率相对较低,而且并非每次都能重现。 关于问题 1,我正在使用它收发 CAN 报文。我不太清楚你说的 "路由 CAN 帧 "是什么意思。 所有 20 个通道都在使用,而且都在 M7-0 内核上运行。 Re: LLCE CAN Communication Issue on S32G2 – Occasional Failures in Sending/Receiving Messages hi,zhuyz 感谢您与我们合作。 您是否使用过 Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7 的 LLCE CAN 演示来测试问题通道? 关于问题 1,您是用它来路由 CAN 帧还是只发送报文? 您使用的是哪个频道?您只在 S32G 上使用了 M 内核? BR 乔伊
View full article
S32K36x 支持的 ADC 实例 公司:AVNET 联系人姓名:Norm Siegel 设备:S32K36x 队员们好 仅根据表 270 来报告一下。参考手册 " ADC_0/ADC_1/ADC_2 的配置和支持的实例在 S32K36x " 中不可用。 但是,引脚工具 (RTD 6.0.0)允许为此类 ADC 实例分配引脚。 Adc_Sar_Ip驱动程序的Adc 硬件单元不包括 ADC_0/ADC_1/ADC_2。 当用户选择 ADC_0/ADC_1/ADC_2 时,Bctu_Ip驱动程序的Adc 目标掩码应产生错误/警告。 请分享您的反馈意见。 提前感谢您的帮助。 祝您愉快 致以最崇高的敬意, Leonardo RTD Re: ADC supported instances for S32K36x 你好@_Le_、 RTD 开发团队确认该问题是 RTD 驱动程序的一个错误。门票编号ARTD-196382 顺祝商祺! 丹 Re: ADC supported instances for S32K36x 根据参考手册 " SDADC_2/SDADC_3 在 S32K36x " 中不可用,SDAD C 也有同样的问题。但配置工具似乎允许使用它们。
View full article
Modify the application key of PICC through PCD, and verify that the returned data length is incorrec Modify the application key operation of PICC through PCD, and verify that the returned data length is incorrect Card information is as follows: Tag type: ISO-14443-4 NXP MIFARE DESFire Existing technology: IsoDep, NfcA, NdefFromatable Serial number: 04:15:7D:8A:FE:70:80 ATQA:0x0344 SAK:0x20 ATS:0x80 1. Select application: cmd:5A 00 00 01 Resp:00 90 00 2. Start verification cmd:AA 00 Resp:AF 4E 89 84 C2 88 DD BF 17 39 A7 85 D6 BA E6 63 C1 Question 1: Why is the result returned a 16-byte random number? The document says it returns an 8-bit random number. Why is the result different from the document? Question 2: The document says the verification command is 0A. I followed the document to send the following command: cmd:90 0A 00 00 01 00 00 Resp:91 AE Why is this?
View full article
M コア pfe_master の起動に失敗しました こんにちは、NXP s32g2rdb2 ハードウェアを使用して、PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.3.0 の MasterProject_RDB2 プログラムをテストしました。 DS でマスター プログラムを完全にコンパイルし、autosar_intram.gld リンク ファイルを使用して elf ファイルと bin ファイルを正常に生成しました。 Lauterbach を使用してプログラムをデバッグしたところ、main の初期化が実行されたことがわかりました (uart1 モジュールが追加され、uart が正しく出力されました)。 bin ファイル用に ivt を設定し、qpsi に書き込んで起動した後、uart1 が出力しません。どうすればよいですか? マップファイルを使用した IVT 構成は次のとおりです。 Re: M core pfe_master failed to start こんにちは、 @youke ご返信ありがとうございます。 IVT 設定の全体像を共有していただけますか? BR チェイン Re: M core pfe_master failed to start こんにちは、 リクエスト通りに変更しましたが、UARTプリントはありません Re: M core pfe_master failed to start こんにちは、 @youke ご投稿ありがとうございます。 さらにテストを行うために、RAM 開始ポインターを 0x34390000 に変更してみてはいかがでしょうか? BR チェイン
View full article
How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) Hi, I'm using FlexCAN on the S32G platform. Currently, when FlexCAN receives an error frame interrupt, it creates a CAN frame and fills the CAN ID and payload with values from the error register. However, I'm unable to determine which specific CAN frame caused the bus error. In CANoe, we can see the error frame with the correct CAN ID and payload in the trace window. Is there a way to retrieve the error frame's CAN ID and payload programmatically, similar to CANoe? I’d appreciate any guidance on this. Thanks in advance! S32G2  Re: How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) hi,ventury Thank you for your reply. Why do you want to get the error frame? The error frame will be abandoned in the normal usage scenarios. If the protocol level frame occurs error, the S32G can get the frame and operate it.  For flexcan, the relevant states register will be changed when S32G receive the error frame. I think you should consider the kind of error frame. such as, it is the error of CRC on one frame, you can try to check the memory for the frame ID and payload.  Hope it can help you. BR Joey Re: How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) Hi Joey, Yes, that is correct. Could you provide some advice on this? Thank you. BR, Ventury Re: How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) hi,ventury Thank you for your reply. Do you mean that when you are using the Flexcan of S32G, you can detect CAN error frames, but you cannot know the ID and payload of this error frame? BR Joey Re: How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) Hi Joey, Thanks for your response. Here are the details you requested: Core Type: Using A-core with Linux, kernel version 5.15.119-rt65+ RTD Version: I'm not sure how to check the RTD version in this setup ID Filter: No ID filter configuration is currently applied Additional information: I'm using the Linux SocketCAN framework (can-raw) Error frame capture is enabled using: uint32_t errMask = 0xffffffff; setsockopt(can_fd, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_ERR_FILTER, &errMask, sizeof(errMask)); From examining the FlexCAN driver code (flexcan_irq_bus_err function), I can see that error frames are generated using values from the error registers, but I'm not getting the actual CAN ID and payload of the frame that caused the error. I'd appreciate any guidance on how to retrieve the original offending frame information. BR ventury Re: How to Retrieve Error Frame CAN ID and Payload in FlexCAN (S32G) hi,ventury Thank you for contacting us. are you using M or A core for FlexCAN? Which version of RTD are you using? Do you have an ID filter for CAN frame? BR Joey
View full article
新しいプロジェクトのコンパイル中に発生した問題 開発環境をセットアップしたばかりなので、S32K312の使い方を学ぶ予定です IDE、ADE アップデート パッケージ、および RTD パッケージをインストールした後、簡単なプロジェクトを作成しましたが、次のコンパイルの問題が発生しました。 新しく作成したプロジェクトを別の同僚のコンピューター(自分のものと同じ開発環境を持つ)に配置し、問題なくコンパイルします。 助けてください、すでに3回再インストールしました。 なぜでしょうか? S32K312EVB-Q172 S32DS-S32プラットフォーム Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 私のパソコンにもインストールしましたが、操作は同じですが、このパソコンに問題があります。あなたが言及したリファレンスマニュアルには、あまり役立つ情報が記載されていないようです。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 私の問題はまだ解決されていません。FSL の使用にはまだ問題があり、Gnu の使用は遅すぎます。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 問題が解決してよかったです。 一方、RTD 4.0.0 のインストールフローに従っていないことがわかります。 詳細については、 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_D2311_ReleaseNotes.pdf を参照してください。 Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project また、C/C++build のツール チェーン エディターで現在のビルダーとして FSL Make Builder を選択すると、上記のコンパイル エラーが発生するという問題も見つかりました。ただし、他のオプションを選択すると、正常にコンパイルCAN。これはどういう意味ですか? Re: ‌Problems encountered during compilation of a new project 当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。 「ヘルプ」タブにある「インストールの詳細」のスクリーンショットを共有してください。
View full article
S32N55: gPTPフレーム内のホスト理由 こんにちは、チームの皆さん お客様に問題が発生しました。彼らは gPTP プロトコルを独自に実装し、フレームを受信すると gPTP フレームのホスト理由が 0 になることを発見しました。ホスト理由が 0 の場合、このフレームのタイムスタンプは RTD ドライバによって保存されません。NXP の gPTP ソフトウェアでは、受信したフレームのホスト理由は 8 (NETC_ETH_IP_HOSTREASON_SW_PTP) です。質問したいのですが、受信フレームのホスト理由を 8 にするにはどうすればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 ブリジット GPTP_STACK Re: S32N55: Host reason in gPTP frames こんにちは@Bridget 、 タイムスタンプ情報を受信する NETC スイッチの各ポートでタイムスタンプを有効にする必要があります。お客様が使用しているツールやバージョンに関するその他の詳細情報は提供しておりません。SO、この一般的な情報のみをCAN提供します。Tresos と RTD を使用する CASE では、スイッチ プラグインの各ポート構成で直接実行されます。 よろしくお願いいたします。 トーマス Re: S32N55: Host reason in gPTP frames こんにちは、チームの皆さん この質問に答えていただけますか?ありがとう。 Re: S32N55: Host reason in gPTP frames こんにちは、ブリジットさん。 RTDからのEthSwtについてはUMに従ってください - パラメータは次のようになります 詳細については、RTD にお問い合わせください。N5 の gPTP の例を確認することもお勧めしますが、最初のメッセージでは、お客様が独自の gPTP を実装したと書かれているSO、おそらく私たちの例は存在しません。 よろしくお願いいたします。 トーマス Re: S32N55: Host reason in gPTP frames こんにちは、トーマス。 お客様はSW32N_RTD_R21-11_1.8.0_CD05を使用します。 gPTP フレームを RTU で受信し、受信タイムスタンプを取得したいと考えています。ブロードキャスト フレームの受信を有効にすると、フレームを受信できるようになります。タイムスタンプ機能も有効になります。しかし、受信タイムスタンプを取得するには、以下のスクリーンショットのコードに示すように、フレームのホスト理由が NETC_ETH_IP_HOSTREASON_SW_PTP (このマクロは 😎 である必要があることがわかりました。 しかし、Rx BD のホスト理由は 0 です。ホスト理由が 8 になるように設定する方法を教えていただけますか? よろしくお願いいたします。 ブリジット Re: S32N55: Host reason in gPTP frames すでに 2 つの質問に回答しましたので、ご確認ください。
View full article
物联网 (IoT) 和 IMM 传感器产品 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 传感器是使您的产品在市场上脱颖而出的关键,并增加了情境感知、篡改检测、强大的用户界面和智能唤醒功能。本课程将逐步介绍物联网和 IMM 市场中的所有领先应用,并为您的产品提供传感器工具箱工具的演示。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 传感器是使您的产品在市场上脱颖而出的关键,并增加了情境感知、篡改检测、强大的用户界面和智能唤醒功能。本课程将逐步介绍物联网和 IMM 市场中的所有领先应用,并为您的产品提供传感器工具箱工具的演示。
View full article
Sensors_Multimarkets_may16.pdf
View full article
示例 MPC5777C-1b+2b_FLASH_ECC_error_injection GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 该示例的目的是展示如何生成多位或单位 * 内部 FLASH 中的 ECC 错误(用户必须在 * 主要功能)。 * Flash 过度编程用于生成不可纠正的(或单位) * FLASH 中存在 ECC 错误。然后访问坏数据,因此 IVOR1 异常(或 * ERM组合中断服务程序)生成并处理。 * 示例还为 EIM 和 ERM 模块提供了有用的宏。 * 示例在终端窗口显示通知(USBtoUART 桥 J21) *(19200-8-无奇偶校验-1停止位-eSCI_A上无流量控制)。 * 无需其他外部连接。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx 主板 Rev.C * 微控制器: PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A *系统频率:PLL1 = core_clk = 264MHz,PLL0 = 192MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH * 终端:19200-8-无奇偶校验-1 停止位-eSCI_A 上无流量控制 * EVB 连接:eSCI_A 是 USBtoUART 桥接器(连接器 J21) * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 该示例的目的是展示如何生成多位或单位 * 内部 FLASH 中的 ECC 错误(用户必须在 * 主要功能)。 * Flash 过度编程用于生成不可纠正的(或单位) * FLASH 中存在 ECC 错误。然后访问坏数据,因此 IVOR1 异常(或 * ERM组合中断服务程序)生成并处理。 * 示例还为 EIM 和 ERM 模块提供了有用的宏。 * 示例在终端窗口显示通知(USBtoUART 桥 J21) *(19200-8-无奇偶校验-1停止位-eSCI_A上无流量控制)。 * 无需其他外部连接。 * * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx 主板 Rev.C * 微控制器: PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A *系统频率:PLL1 = core_clk = 264MHz,PLL0 = 192MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH * 终端:19200-8-无奇偶校验-1 停止位-eSCI_A 上无流量控制 * EVB 连接:eSCI_A 是 USBtoUART 桥接器(连接器 J21) * ******************************************************************************** 概述
View full article
Using a USB Camera with GStreamer If you want to use a USB camera (these types of cameras are also called 'Web Cameras') with GStreamer on i.MX6 devices (Linux Kernel version >= 3.035), you need to either load the module dynamically or compile and link statically selecting (Y) the following config on the Kernel configuration      Device Drivers -> Multimedia support -> Video capture adapters -> V4L USB devices -> <*> USB Video Class (UVC) After the Kernel image has been built, flash it into the target, plug the web cam, then on a (target) terminal run      gst-launch v4l2src ! mfw_v4lsink You should see what the camera is capturing on the display. In case you need to encode the camera src data, you need to place the encoder into the pipeline      gst-launch v4l2src num-buffers=100  ! queue ! vpuenc codec=0 ! matroskamux ! filesink location=output.mkv sync=false We are using a certain codec (codec=0 means mpeg4), check options using 'gst-inspect vpuenc'. i.MX6_All Multimedia Re: Using a USB Camera with GStreamer You can fix link please! i can't see it Best regard! Re: Using a USB Camera with GStreamer Hi Leo, I have a problem connecting my UVC compliant Camera to i.MX6 board. I've started a new discussion here: UVC camera not detected on i.MX6 SABRE board. Could you take a look and see what's wrong? Thank you so much. Jason Re: Using a USB Camera with GStreamer Sorry for the long long delay on answering your question. Do you still have the problem? what is the error log when using mfw_ipucsc? Leo Re: Using a USB Camera with GStreamer Thanks for sharing but this doesn't work with my 2 UVC 1.1 compliant cameras when encoding "Could not negotiate format". vpuenc requires raw uyv in either TNVP, NV12 or I420, I can force raw output but my camera is not supporting those (a test to a file gave YUY2). Can make this work using color conversion in software (at least in vga 30 fps) : gst-launch v4l2src num-buffers=100 ! video/x-raw-yuv ! queue ! ffmpegcolorspace ! queue ! vpuenc codec=6 ! avimux ! filesink location=outputh264.avi sync=false On iMX53, there was mfw_ipucsc but all I found on 12.09 BSP is ipucsc.imx which is not working, probably only CSC in the DP path, this should be possible in Image Converter but I didn't find any plugin for that. Does anyone have a better pipeline ?
View full article
Troubleshooting: Quick Fix Option in Problems View Quick Fix is a feature of the Java editor in Eclipse which enables a user to resolve problems found in the Java code of their project. This feature is available to be used within S32 Design Studio for some problems. Such problems will be identified with the 'light bulb' icon in the description field, as shown below: For example, such problems sometimes occur when importing a project created in a previous version of S32 Design Studio, are provided from another user, or some files in a project have become corrupted. To resolve issues identified with the 'light bulb' icon, right-click on the problem and from the pop-up menu, select 'Quick Fix'.  The Quick Fix menu will appear, providing the available solutions for the problem. In most cases, there will be just one solution. Click finish to implement the fix. In some cases, more information will be required from the user to complete the fix. Complete the form to provide the additional information, then click OK. Now the problem should be resolved. Eclipse IDE Usage and Settings General Re: Troubleshooting: Quick Fix Option in Problems View Thanks for the sharing! The warning of the type "S32 project version problem" and "The hardware settings required for project" can be fixed by referring to this article.
View full article
LPC804 Capacitive Touch Demo Testing Resport         In recently, NXP released a new sub-series: LPC80x which contains two kinds: LPC802 and LPC804 now, they have a variety of package types for choose and the LPC804 seems like the advanced version to LPC802. For details, please refer to these two articles: 《小巧‘零’珑的MCU:LPC80X面面观》 《LPC800系列选型指南》        Below are block diagrams of LPC802 and LPC804. We can find the difference easily after comparing them. Fig1 LPC802 system block diagram Fig2 LPC804 system block diagram        According to the above two figures, we can find that LPC804 has the capacitive touch interface, programmable logic unit (PLU), 10-bit DAC output, and an I2C interface. But these peripherals are not supported in the LPC802. In further, LPC804 has two times as much memory as LPC802 does.Especially, the capacitive touch interface provides hardware support for LPC804 to design the complex HMI implemented.        In the coming section, I'd like to illustrate the problem capacitive touch demo and share some experience to overcome it. Capacitive Touch Demo Testing 1. Evaluation board (OM40001) Fig3 LPCXpresso804 Develpment Kit        2. Demo code        CapTouch_5ch demo is from Code Bundle (supports Keil, IAR, and MCUXpresso), after reset, all the 5 LEDs would be On and Off one by one and flash together. Please do not touch the pads during this period. After all the LEDs are silent, touch any pad and the responding LED will be on until your finger moves away. Meanwhile, run the Freemaster project to monitor the sensing value in runtime. Fig4 Capacitive Touch Shield Fig5 FreeMASTER monitor the sensing value          3. Testing summary         In general, the testing result is not very good, for instance, when touching S4 and S3, LED D1~D5 may be lighted arbitrarily, even the S1 and S2 which have the best performance,  the responding LED usually be on when touching them, sometimes other LEDs would response the touching event.         Combining with the observation of FreeMaster, it can get the conclusion that the discrimination of these touchpads is not enough to distinguish each other.          4. Workaroud         According to the feedback from the AE co-worker, the discrimination performance of the touchpad is mainly determined by the PCB design and the power supply source. Obviously, the touchpad is impossible to be modified, so we should consider eliminating the power supply's noise to improve the performance.          I tried these three power source for supply. Using the USB port of the notebook, meanwhile, the notebook is supplied by 220 V, 50 Hz Using the USB port of the notebook Using mobile power       After several rounds of testing, it illustrates that demo code can work well when using mobile power to supply, as the mobile power is clean enough and the noise is the smallest.       Note: Slowing the FCLK can extend the scan period for a channel (more energy is released through YL for each recharge cycle), then increase the discriminability performance.  mobile power supply
View full article
中国Automotive_Connects汽车电源管理解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车架构的演变和混合动力化程度的提高要求电源管理也随之演变,以适应应用和环境的变化。在本次会议期间,您将了解市场动态的概况。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车架构的演变和混合动力化程度的提高要求电源管理也随之演变,以适应应用和环境的变化。在本次会议期间,您将了解市场动态的概况。
View full article
AUT-N1783 安全 CAN 网络实践研讨会 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代汽车已经超越了简单的交通工具,成为一种连接平台。随着汽车与世界其他地方的互联,平衡性能和成本的挑战带来了满足安全性的新要求。本课程将回顾 CAN 通信的安全影响。该课程将通过安全的 CAN 通信指导如何实际连接两个 MPC5748G 设备的 CAN 网络。利用 MPC5748G HSM 上的 SHE 固件。CAN 消息在传输前进行签名,并在接收端使用 CMAC 和 AES-128 进行验证。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 现代汽车已经超越了简单的交通工具,成为一种连接平台。随着汽车与世界其他地方的互联,平衡性能和成本的挑战带来了满足安全性的新要求。本课程将回顾 CAN 通信的安全影响。该课程将通过安全的 CAN 通信指导如何实际连接两个 MPC5748G 设备的 CAN 网络。利用 MPC5748G HSM 上的 SHE 固件。CAN 消息在传输前进行签名,并在接收端使用 CMAC 和 AES-128 进行验证。 安全互联汽车和自动化汽车
View full article
MHW-N1921 数字高效交流/直流谐振电源 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谐振交流/直流电源在高功率输出时具有卓越的效率。TEA1916 是一种数字控制器,可简化谐振 LLC 设计的复杂性并提供轻松的调节。它是非常流行的 TEA1716 的继承者,用于许多谐振开关模式电源,例如PC 和电视,但 TEA1916 实际上非常适合任何大于 75W 的电源,例如医疗、工业和服务器电源。TEA1916 采用新的数字逐周期架构(Vcap 控制)来实现低功率负载下的新型操作。通过采用精确控制的突发模式操作,可以提高低输出功率下的效率。TEA1916 在待机或关机状态下也能实现极低的功耗;这是区别于竞争对手的一个关键性能参数。为了获得最高效率,TEA1916 与 NXP 的 TEA1995 同步整流器配合使用效果极佳。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谐振交流/直流电源在高功率输出时具有卓越的效率。TEA1916 是一种数字控制器,可简化谐振 LLC 设计的复杂性并提供轻松的调节。它是非常流行的 TEA1716 的继承者,用于许多谐振开关模式电源,例如PC 和电视,但 TEA1916 实际上非常适合任何大于 75W 的电源,例如医疗、工业和服务器电源。TEA1916 采用新的数字逐周期架构(Vcap 控制)来实现低功率负载下的新型操作。通过采用精确控制的突发模式操作,可以提高低输出功率下的效率。TEA1916 在待机或关机状态下也能实现极低的功耗;这是区别于竞争对手的一个关键性能参数。为了获得最高效率,TEA1916 与 NXP 的 TEA1995 同步整流器配合使用效果极佳。 安全移动 | 医疗保健和可穿戴设备
View full article
智能世界之旅-厦门-2016年11月15日 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 设计、软件与服务 APF-DES-T2229 - Kinetis 新产品,KE+,采用 K8x 和 KL8x 的安全性 安全互联汽车和自动化汽车 APF-AUT-T2295 - 实践研讨会:如何逐步调整新型 PMSM 安全移动、医疗保健和可穿戴设备 APF-MHW-T2232 - 适用于可穿戴设备的 LPC541xx
View full article
NXP FTF Connects-オーランド-2016年9月22日 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> デザイン、ソフトウェア、サービス ハンズオン・ワークショップ:新しいLPC54114電力効率の高いMCUを使用した、常時稼働市場向けの組み込みソリューションによる設計  DES-N2084 およびDES-N1956ハンズオン・ワークショップ:Kinetisマイクロコントローラ向けFreeRTOSソリューション  DES-N1960 ハンズオン・ワークショップ Kinetis Enablement  ハンズオン・ワークショップ:KinetisによるIoT One Edge Node at a Timeの保護 DES-N1931 i.MX 6QuadPlusおよび i.MX 6DualPlusアプリケーションプロセッサ-視覚的に美しいグラフィックス中心のアプリケーションのためのパフォーマンス層マルチコア  DES-N1940 i.MX 8 グラフィックスアーキテクチャ   Kinetis®マイクロコントローラ・セキュリティ・テクノロジ  リニアテクノロジー:実証済み&最新のQorIQシリーズ・プロセッサに対応するスケーラブルな電源ソリューション  ロジック・デバイス:NXPの革新的なロジック・ソリューションによる電力、スペース、コストの節約の実例のケーススタディ Micron Technology:NXPマイクロプロセッサのメモリの選択肢  Security 101: QorIQ®プロセッサのセキュリティ・アクセラレーションの概要  TQ-Systems: モジュラー・アプローチで設計を高速化および最適化する方法  USB Type-C の概要  スマートホーム&ビル ® Bluetooth Smart Mesh:シンプルで使いやすい低電力ワイヤレスネットワークプロトコル ハンズオンワークショップ:ルーティング、境界ルーター、セキュリティ、低電力、コミッショニングに関する上級スレッド®スタッククラス  ハンズオンワークショップ:NFCペアリングを使用して、タップするだけで複数のBluetooth®およびWi-Fi®デバイスを接続  ユースケースに適したNFCソリューションの選び方 インサイト&イノベーション LPCマイクロコントローラのポートフォリオ、イネーブルメントの概要とロードマップ  INS-N1819 センサのディープダイブデモとデータ収集技術  セキュアなモバイル、ヘルスケア、ウェアラブル MHW-N1990 最新のシングルチップシステムモジュール技術で究極の小型化とカスタマイズを実現  MHW-N2009 ハンズオンワークショップ Hexiwear.pdfでIoTおよびウェアラブルアプリケーションを即座に開発  MHW-N1917 ワイヤレス充電でそのコードを切ってくれる!  スマートマシナリー&インダストリアルオートメーション SMI-N1948 ハンズオン・ワークショップ - Kinetisモータ Suite.pdf  スマートネットワーク NET-N1865 QorIQ LS1012A入門 - 世界最小・低消費電力の64ビットProcessor.pdf 
View full article