2121214_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2121214_ja-JP

2121214_ja-JP

S32K3 SPD DMA

こんにちは、

RTD400とSPD105を使用し、開発ボードはS32K312 144P開発ボードです。

設定を行わずに、テスト対象の UART + DMA プログラムに FCCU モジュールを追加しました。ヘッダーファイルが参照されておらず、コード内でFCCU部分が初期化されていない場合でも、プログラムはClock_Ip_SetWaitStatesで停止します。

テスト対象の SPD モジュール プログラムに uart モジュールを通常どおり追加し (RAM およびフラッシュ インジェクション エラーを含む)、その後、設定を行わずに DMA モジュールを追加しました。ヘッダー ファイルと初期化 Fdma 部分がコード内で参照されていない場合でも、プログラムは Clock_Ip_SetWaitStates() 関数内にあります。その後、ハードウェア エラー割り込みが発生します。

FCCU モジュールを追加せずに UART + DMA のコードをアップロードしましたが、正常に動作しました。ただし、追加後はクロック初期化プログラムにハードウェア エラーが発生します。この原因は何でしょうか? また、この問題はどのように解決できるでしょうか?

Re: S32K3 SPD DMA

同様の問題に遭遇しました。S32K312 のUART 割り込みモードを使用すると動作しますが、Dma_Ip_Init() および Rm_Init() の後にLpuart_Uart_Ip_AsyncSend () またはLpuart_Uart_Ip_AsyncReceive () を実行すると、 HardFault_Handler () に入ります。

サポートをお願いできますか。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@ Neo1096

申し訳ございませんが、IAR をサポートすることはできません。変更するには、提供されているリンク ファイルを参照してください。

Re: S32K3 SPD DMA

icf ファイルを提供してもらえますか?IARで使用する必要があります

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@ Neo1096

問題の原因を見つけました。

これは、S32 DS が提供するリンク ファイルの構成の問題が原因です。

SPD パッケージ内のリンク ファイルを S32 DS 内のリンク ファイルに置き換えると、この問題は解決できます。

SO、さらにテストを行うには、添付ファイルのリンク ファイルを参照してください。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@ Neo1096

社内チームが問題を再現し、現在考えられる原因を排除しています。

更新日時: 2025年7月23日。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@Neo1096

社内フォーラムからの返信はまだ受け取っていませんので、お待ちください。

更新日:2025年7月15日。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@Neo1096

社内フォーラムからの返信はまだ受け取っていませんので、お待ちください。

更新データ:2025年7月7日。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@ Neo1096

今朝再度プッシュしましたが、社内フォーラムからはまだ何の返答もありません。

Re: S32K3 SPD DMA何か進展はありましたか?Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@Ne01096

これはバグかもしれません。何か見落としているかどうか、デザインチームに確認する必要があります。

現状では、DMA モジュールを追加すると、クロックの初期化時にハードファルト状態になります。

さまざまなバージョンでテストしましたが、結果は同じでした。

Re: S32K3 SPD DMA

exceptions.cにコードを追加しましたStartup_Code フォルダーの下に、主にエラー注入によって発生したハードウェア エラーを処理するためにあります。その他の部分は変更ありません。

Neo1096_0-1750839778075.pngNeo1096_0-1750839778075.png


Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@Neo1096

ご提供いただいたプロジェクト「S32K312_SPD104_DMA_UART」をテストしているときに、問題が発生しました。

原因はまだ見つかっていませんが、理論上は「S32K312_SPD104」と同じ設定であれば、このような問題は発生しないはずです。

明日、「S32K312_SPD104」のコードを修正してみます。

しばらく時間がかかります。また、起動ファイルが変更されている可能性があります。

Re: S32K3 SPD DMA

以前アップロードしたコードは実行CAN。FCCU モジュールを個別に追加すると、操作が失敗します。

コードのコピーを2つ再アップロードしました。

正しく実行CANファイルは、SPD104 バージョンに基づいて RAM および FLASH インジェクション エラーをテストします。(S32K312_SPD104)

もう 1 つは正しく実行できません。これは、前のコードにDMA+UART部分を追加し、Clock_Ip_SetWaitStates(); ハードウェア割り込みを入力します(S32K312_SPD104_DMA_UART)

ぜひご覧ください。ありがとう。

Re: S32K3 SPD DMA

こんにちは@ Neo1096

まず、提供されたプロジェクトをテストしましたが、おっしゃった問題は発生しませんでした。CANさらに詳しい情報と、変更が必要かどうかを教えてください。

第二に、SPDバージョン4.0.0に対応するP24は1.0.4のはずです。バージョン1.0.4をインストールしてもう一度お試しください

Senlent_0-1750671995090.pngSenlent_0-1750671995090.png


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:35 PM
更新人: