Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
PN5180 スタンバイ/LPCD への移行に問題があります こんにちは、皆さん 現在、PN5180 NFCリーダを使用して、低電力タグ (ISO15693) UID リーダーを実装しようとしています。通常の UID 読み取りは、すべての SPI 通信と同様に正常に動作していますが、PN5180 をスタンバイ モードにすることができません (約 23mA の一定電流消費が発生しています)... いくつかのコードスニペットを以下に掲載します。 皆さんの中にアイデアをお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんし、私が何かを監督しているのかもしれません。 前もって感謝します!     メイン関数から:   if (nfc3_switch_lpcd(&nfc3) == NFC3_ERROR){         Display_printf (display, 0 , 0 , "スタンバイコマンドの送信エラー" );         0を返します。    }     一方( 1 ){ // この時点で、リーダーは約 10 µA の電流消費でスタンバイ状態になると予想されます。 // // インベントリ コマンドは定期的に発行されます。PN5180はリセットピンを切り替えることで起動するように計画されている。     使用されているクリック NFC3 SDK に機能を追加しました:   err_t nfc3_switch_lpcd ( nfc3_t * ctx ) {     uint8_tコマンド[ 4 ] = { 0 };     cmd [ 0 ] = 0x0B ;     cmd [ 1 ] = 0x01 ;     cmd [ 2 ] = 0x0A ;     cmd [ 3 ] = 0x80 ;         spi_master_select_device ( ctx -> chip_select );     err_t error_flag = spi_master_write ( & ctx -> spi , cmd, 4 );     error_flagを返します。 }     自分で書いた HAL レイヤーから (TI-cc1352 MCU 用):   err_t spi_master_write ( spi_master_t * spi 、 uint8_t * data_in 、 uint16_t len ) { SPI_Transaction トランザクション;     トランザクション.count = len;     トランザクション.txBuf = data_in;     トランザクション.rxBuf = NULL ;​     SPI_transfer ( spi -> spiHandle 、 &transaction)を返します。SPI_MASTER_SUCCESS : SPI_MASTER_ERROR; } 前述のとおり、SPI 通信は正常に動作しています。SO、LPCD コマンドが期待どおりに実行されると予想されます (エラー戻り値もありません) またよろしくお願いします! 🙂 ベストフリッデ Re: PN5180 trouble going into Standby / LPCD こんにちは@fridde 参照することをお勧めします NxpNfcRdLib_PN5180_v07.13.00_Pub \Examples\NfcrdlibEx6_LPCD コードをデバッグします。
View full article
Corruption on HSE Status Register Images below for reference using S32K312 and facing issues with the HSE firmware: 1.The HSE status register value appears corrupted (0x4038C107). 2.Unable to access HSE APIs due to this status corruption. 3.Attempts to erase or reflash the HSE firmware have failed. 4.Writing to MU0_TR1 register or memory to trigger erase/reset commands does not work. 5.Observed multiple software resets during a single external reset when debugger is connected. Request: 1.Could you please provide the correct procedure to erase and reflash the HSE firmware on the S32K312? 2.If reflashing the HSE firmware is not possible due to the current corrupted state, what steps can be taken to recover the HSE or resolve the status register corruption? 3.Any known issues or workarounds for the multiple resets observed during hard reset with debugger attached? 4.How can I resolve the corrupted HSE status register issue and regain access to the HSE APIs? Procedure followed during HSE firmware flashing: step 1: flashed the provided PINK file without IVT along with the demo application and the secure boot application ELF files. step2: Reset done Step3: Observed "??" marks at HSE locations 0x005d4000 and DCM registers Step4: We reflashed our bootloader at address 0x00400000 and the application at address 0x00442000 Step5: When performing a hard reset with the debugger connected, we observed multiple resets triggered from the software side, despite issuing only a single external reset command
View full article
#MCUXpresso-IDE 程序 " arm-none-eabi-c++ " 在 PATH 中找不到 你好 我在使用最新版本的MCUXpresso-IDE# 时遇到了一个问题,特此联系您。我最近更换了电脑并安装了 2025 年 6 月 27 日发布的 MCUXpresso-IDE IDE v25.6 [版本 136]。从 Git 导入我的项目后,它无法编译。我收到了以下错误消息:" 在 PATH " 中找不到程序 “arm-none-eabi-c++” 和 " 在 PATH 中找不到程序 “arm-none-eabi-gcc”。 在之前版本的 McuXpresso-IDE(v24.12 [Build 148])上,这个项目运行良好。有趣的是,我可以在新版本中创建新项目,并顺利编译它们。此外,我还可以导入和编译其他项目,但有一个项目有问题。 经过比较,我发现在这个特定项目的链接资源中缺少了一些路径变量:cmsis_pack_root、$、cmsis-rte 和 $。 您能帮我解决这个问题吗? 开发板 Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH 嗨,@脑残粉 根据你的描述,这可能是 MCUXpresso IDE 25.03 的问题。 遗憾的是,我无法获得有关该问题的更详细描述,也无法重现该问题,因此无法找到根本原因。 BR 哈利 Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH 你好@Harry_Zhang、 谢谢您的答复。我刚刚进行了检查,工具链的参数完全相同。如果它能帮助你理解问题,我已经在新电脑上安装了版本 mcuxPresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10],这个项目运行良好。因此,这不是操作系统的问题。 不幸的是,我无法将我的 GIT 与项目一起附上。 Re: #MCUXpresso-IDE Program "arm-none-eabi-c++" not found in PATH 嗨,@脑残粉 新项目运行正常 → 工具链已在 v25.6 中正确安装。 因此,我认为您可以检查工具链设置 右键单击有问题的项目 → 属性 如果问题仍未解决,您可以链接您的 git。我可以试试。 BR 哈利
View full article
S32 Design Studio 3.4 拡張機能のインストール中にエラーが発生しました CANHUBK344キットのS32 DS 3.4に拡張機能をインストール中に以下のエラーが発生する • S32K3 RTD AUTOSAR 4.4 バージョン 2.0.0 • S32K3xx開発パッケージ バージョン3.4.3 Re: S32 Design Studio 3.4 error while installing extensions ありがとうございます。以下のリンクにあるオフライン インストール手順に従って、ダウンロード リンクから 3 つの拡張機能すべてをオフラインでインストールすることができました。オフライン インストールはより制御された手順です。 S32DS 拡張機能とアップデート:説明と使用方法 - NXP コミュニティ Re: S32 Design Studio 3.4 error while installing extensions 3.4.3_D2112が見えますか?S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 アップデート 3 (S32K3 デバイスのサポート付き) (SW32K3_S32DS_ 3.4.3_D2112 .zip)または3.4.3_D2205S32 Design Studio for S32 プラットフォーム v.3.4 サービス パック 4 (S32K341 デバイスのサポート付き) (SW32K3_S32DS_ 3.4.3_D2205. zip)前へをクリックした後? Re: S32 Design Studio 3.4 error while installing extensions 製品のダウンロードページには3.5.13と記載されています最新のオフライン パッケージとして .. https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=6311641 Re: S32 Design Studio 3.4 error while installing extensions こんにちは。ダウンロードページでは、このパッケージのみが見つかります。 開発用 IDEs とビルドツール S32 Design Studio 3.4 S32K1xx サービスパック 1 改訂 3.4.1_D2106 2021年6月24日 1KB SW32K1_S32DS_3.4.1_D2106 上記で共有したリンクでは、SW32K3_S32DS_3.4.3_D2112.zipが表示されています このオフライン パッケージを探しているダウンロード ページはここにあります。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/automotive-software-and-tools/s32-design-studio-ide/s32-design-studio-for-s32-platform:S32DS-S32PLATFORM?_gl=1*19swbos*_gcl_au*MTY4NTAzNzYwMy4xNzU1OTA3NTUw*_ga*MTE3NzA3MDI5MC4xNzU1OTA3NTUw*_ga_WM5LE0KMSH*czE3NTczMzg0MzYkbzE3JGcxJHQxNzU3MzM5MzMyJGo2MCRsMCRoNzM5NDc2OTg 。 Re: S32 Design Studio 3.4 error while installing extensions ハイ S32K3統合ブートローダビルドの問題に関する議論を参照して、S32K3 RTD 2.0.0をオフラインでインストールしてください。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
eIQ Time Series Studioトレーニング:FRDM-MCXN947で時系列MLモデルを構築して実行する 機械学習(ML)がデータの発生源に近づく傾向が続いているのを受け、NXPのeIQ Time Series Studio(TSS)は、開発者がNXPマイクロコントローラに時系列モデルを直接ビルドし、トレーニングして展開するための強力で直感的な環境となります。 この2部構成の実践的トレーニング・シリーズは、FRDM-MCXN947開発ボードとML Vibro Sens Clickセンサ・ボードを使用した、データのインポートからモデルの展開に至る一連のワークフローについて説明する開発者向け教材です。 ラボ1:事前収集データによる分類 トレーニングの最初の部分では、ファンの状態の分類に関する例を交えて、eIQ Time Series Studioの基礎について学びます。以下は学習内容です。 TSSでサンプル・プロジェクトを試してみる。 3軸加速度センサから時系列データをインポートしてラベリングする。 分類モデルをトレーニングして、ファンの4つの状態(オン、オフ、詰まり、摩擦)を検出する。 混乱行列とエミュレーションを使用してモデルのパフォーマンスを評価する。 MCUXpresso IDEを使用してモデルをFRDM-MCXN947開発ボードに展開する。 このラボは、事前に収集されたデータを使用して迅速に開始し、モデル作成とデプロイメントのエンド・ツー・エンドのワークフローを理解するのに理想的です。 ラボ2:実際のセンサ・データによる異常検知 トレーニングの第2部では、ラボ1を土台にして、リアルタイム・データの収集と異常検知の方法について説明します。ML Vibro Sens Clickボードを使用して加速度センサ・データを収集し、そのデータでモデルをトレーニングして異常な振動を検出します。 以下は主な手順です。 TSSでデータ・ロギング・ユーティリティを使用して実際のセンサ・データを収集する。 データ運用ユーティリティを使用してデータセットをクリーンアップし、準備を整える。 カスタムデータを用いた異常検知モデルのトレーニング 。 FRDM-MCXN947ボードでシリアルターミナルインターフェースを使用してモデルを導入しテストする 。 このラボは、開発者独自の環境とセンサ設定に合わせたモデルの構築方法を示すもので、予知保全、振動モニタリング、インダストリアル異常検知などの用途に最適です。 eIQ Time Series Studioを選ぶ理由 NXPのeIQ Time Series Studioは、より広範なeIQツールキットの一部であり、時系列データアプリケーション専用に設計されています。それにより可能になるのは: 加速度センサなどのセンサから、時系列データセットをインポートし、ラベリングする。 組み込みシステム向けに最適化された古典的なMLアルゴリズムを使用してモデルをトレーニングする。 表示されないデータでモデルをテストし、パフォーマンスを検証する。 MCUXpresso IDEまたはVS Codeを使用して、NXPマイクロコントローラにシームレスにモデルを展開する。 トレーニング要件 ハードウェアセットアップ:FRDM-MCXN947ボードとML Vibro Sens Click、FXLS8974CF加速度センサを使用します。 ソフトウェア・ツール:eIQ Toolkit 1.15.1、MCUXpresso IDE v24、およびMCUXpresso SDK 25.03 for FRDM-MCXN947。 まとめ このトレーニングでは、FRDM-MCXN947で時系列データ用機械学習モデルをビルドするための実践的でアクセスしやすい方法を学びます。初心者から、実データでカスタム・モデルをビルドしてインダストリアル装置のモニタリング、異常検知、予知保全ソリューションの構築といった用途で使うなどさまざまな目的で、eIQ Time Series Studioはアイデアを実現するためのツールと知識を提供します。 NXPのeIQ Time Series Studioを使用して、時系列データ用の機械学習モデルをビルド・展開する方法を学びましょう。この2部構成のトレーニングでは、FRDM-MCXN947開発ボードでのファンの状態の分類方法と異常をリアルタイムに検知する方法を取りあげます。 FRDM-MCXN FRDMトレーニング ハンズオン・トレーニング MCU
View full article
MCX E24x:从“Flash驱动程序初始化失败”错误中恢复板 要恢复您的板,您需要执行以下步骤: 请确保您的电脑能在 COM 端口下成功识别到 LinkServer 调试器。 确认您可以连接到板上正在运行的代码。 尝试对板进行编程时,会出现以下错误:   设备在初始化过程中停止,因为复位后 SIM_CHIPCTL 的值没有恢复为默认值。这是因为 SRAMU 和 SRAML 在 RESET 在多次复位之间都会保留其内容,从而导致闪存初始化错误。 为解决此问题,请修改调试脚本,将 SIM_CHIPCTL 寄存器设置为其默认值:0x0030_0000。 找到文件 MCXE24x_connect.scp。 如果您使用的是默认安装路径,该文件应位于: C:\NXP\LinkServer_YourVersion\二进制\Scripts   打开该文件,添加以下行:Poke32 this 0x40048004 0x00300000。建议您在出现“Release NRESET”消息之后添加这行代码。     注意:您需要在每行代码前添加一个数字 更改完成后,您应该可以像往常一样对 MCX E24x 板进行编程。 启动 ROM | 启动配置 | 闪存 开发板
View full article
如何使用 QCVS SerDes 验证 LS1046A SerDes SerDes 工具是 QorIQ 配置和验证套件 (QCVS) 产品的一部分。本文档将说明如何在没有示波器和 BERT(误码率测试仪)的情况下使用该工具验证 LS1046ARDB SerDes1 Lane1(Lane C)上的 SerDes。它通过数字环回、外部环回和外部模式验证 LS1046ARDB SerDes1 Lane1。
View full article
Kinetisと競合製品のエネルギー効率性の比較 - デモ デモ所有者: Eduardo Montanez   Kinetis KシリーズとKinetis Lシリーズ・マイクロコントローラが競合他社を打ち負かす様子をご覧ください。     特長 EEMBCのCoreMarkベンチマークを実行する最新のKinetis K2マイクロコントローラ 4つの異なるマイクロコントローラがテストにかけられます。 すべての製品に対して同じ容量で、すべて同じイテレーション ベンチマークを実行する 注目のNXP製品 K22F(日本未発売) KL02 リンクス Kinetisマイクロコントローラ|ARM® Cortex-M® コア |NXPの Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ:エネルギー効率ベンチマーク・デモ Kinetis Lシリーズ・マイクロコントローラのエネルギー効率ベンチマーク - YouTube   インダストリアル
View full article
Arcturus Demo uCP1020 IoT Gateway Module and Mbarx IoT Middleware uCP1020 IoT Gateway Module hardware Mbarx IoT Gateway Middleware TLS secure remote site connectivity Data aggregation and proxy of remote IoT devices Seamless switching between local and remote IoT sites   Mbarx System Manager GUI IoT site management tool uCP1020 IoT Gateway System-On-Module Hardware This Demo Is Probably of Interest If You: Have various remote site locations that need to be centrally connected Require remote site data aggregation and secure connectivity, across public networks Need to implement a private cloud service architecture (e.g. develop your own device interactions/workflow) Require a versatile Linux platform to deploy various gateway services Are evaluating options for RYO or commercial IoT gateway hardware Differentiation This Demo Highlights Modular, off-the-shelf IoT gateway hardware Eco-system of Mbarx IoT solutions and tools Simple, GUI driven management of remote sites Complete system-level solution for private or public cloud IoT deployments   What this Demo is All About Video Link : 4542 uCP1020 IoT Gateway Demo - Using Mbarx IoT Gateway Middleware, End-points and System Manager Tool. Demo Diagram(s) IoT Physical Components Gateways SOC: QorIQ P1020 Dual-Core Communication Processor Boards/Modules: uCP1020 IoT Gateway Module hardware Software: Arcturus Mbarx IoT Gateway middleware Arcturus management middleware  Arcturus PBX/Communications software package Arcturus Mbarx-Operations Controller work-flow management middleware Open source Linux software (Kernel mainline branch) Edge Devices SOC:2x 10/100/1000BaseT networking supported natively by the P1020 processor and on board network PHYs Modules:Various PCIe and miniPCIe based connectivity options (see wireless below) Software:Linux Wireless Connectivity Modules:GSM/LTE/HSPA/UMTS/EVDO data (depending on providers, regions and certifications).  As tested using Telit HE910 family (HEPCHGPS204T701) Modules:Wi-Fi (depending on regions and certifications).  As tested using Atheros AR9390 family. Software:Linux Sensors SOC: Peripheral connectivity supported by SPI, I2C, UART, USB, SDHC, PCIe, miniPCIe Cloud Infrastructure/Services Software/Services: Arcturus Mbarx IoT Gateway middleware is fully compatible with Mbarx IoT end-nodes such as uCMK60 based on K60, K64. Mbarx IoT protocol supports TCP/IP sockets with TLS security and simple character driven protocol Mbarx IoT Gateway middleware supports remote-site aggregation, secure connectivity and device management proxy. Optional plugs-ins for MQTT, CoAP and other popular IoT/M2M protocols. Smart Devices/Apps Software: Mbarx-Operations Controller supports cross-platform work-flow driven, operational control using a responsive HTML5 architecture. Mbarx-System Manager site-wide IoT device/node management tool is available for PCs. IoT System Capabilities Device Management Secure remote site connectivity Remote site IoT node/device aggregation Bulk device firmware updates, bulk configuration, site wide-provisioning Secure IoT node/device management and configuration Cloud/App Communications/Interworking Wi-Fi Access Point (Host AP mode), cellular data Security SSL/TLS 1.1,1.2 server and client with X.509 IoT Development Capabilities Embedded Platforms Kinetis MCUs, QorIQ 32-bit Power Architecture processors Embedded Tools Linux - kernel, driver, middleware and user space application development U-boot development and customization MQX - KSDK Services Customization and system solutions available through direct engagement - contact Arcturus Hardware and software services available - contact Arcturus IoT Product Type Product/Component Vendor Research or Procure This Product/Component End User Hardware Laptop PC Win7, Win8, Win10 or Mac Commercial Laptop PC End User Software Arcturus Mbarx System Manager Tool Commercial Arcturus Mbarx IoT and M2M Solutions End User Smart Device Arcturus uCMK60 - VoIP / IoT Board/Modules Arcturus uCMK64 - IoT Board/Modules Commercial Arcturus uCMK60 - VoIP / IoT Boards/Modules End User Edge Device TP-Link TL-SF1008P 802.3af PoE Switch Commercial TP Link TL-SF1008P End User Edge Device Linksys EA6100 Dual Band Smart Wi-Fi Router Commercial Linksys EA6100 Dual Band Smart Wi-Fi Router Communications Infrastructure
View full article
示例 MPC5744P PMC SW 触发自检 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 本例演示了 PMC SW 触发的自检配置和执行 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N15P 和 0N15P * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200 MHz PLL,带 40 MHz 晶振参考 * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年4月4日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2017 年 4 月 20 日 b21190(Vlna Peter)添加了软件 PMC 自检 ********************************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: * 本例演示了 PMC SW 触发的自检配置和执行 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N15P 和 0N15P * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200 MHz PLL,带 40 MHz 晶振参考 * ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2016年4月4日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2017 年 4 月 20 日 b21190(Vlna Peter)添加了软件 PMC 自检 ********************************************************************************************/
View full article
恩智浦的xEV能源管理解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 中国预计到2020年,每家汽车制造商将生产和销售12%的零排放电动汽车,大城市将禁止经典内燃机汽车,汽车制造商将以更快的速度推出新型电动汽车。本次会议将概述影响电动汽车市场的主要力量,描述主要的架构方法和系统组件,以及这对恩智浦具有哪些增长潜力。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 中国预计到2020年,每家汽车制造商将生产和销售12%的零排放电动汽车,大城市将禁止经典内燃机汽车,汽车制造商将以更快的速度推出新型电动汽车。本次会议将概述影响电动汽车市场的主要力量,描述主要的架构方法和系统组件,以及这对恩智浦具有哪些增长潜力。
View full article
TSN(Time-Sensitive Networking)とイーサネットによる車載ネットワークの構築 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、主要なTSN(Time-Sensitive Networking)規格と、それらが自動車の要件とどのように関連しているかについて説明します。関連するIEEE® 802.1 TSN規格の概要と、これらを自動車環境で適用および使用する方法の例を示します。このセッションの終わりまでに、参加者はネットワークのユースケースに基づいて必要な機能を理解し、選択できるようになります。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、主要なTSN(Time-Sensitive Networking)規格と、それらが自動車の要件とどのように関連しているかについて説明します。関連するIEEE® 802.1 TSN規格の概要と、これらを自動車環境で適用および使用する方法の例を示します。このセッションの終わりまでに、参加者はネットワークのユースケースに基づいて必要な機能を理解し、選択できるようになります。
View full article
BugBusters_Milestone_1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 用于控制我们的机器人的简单的网络界面。它包含用于移动的按钮和用于机器人输出的控制台。 (在 “我的视频” 中查看) 2017 年 Linux 嵌入式挑战赛
View full article
应用FXTH8700作为TPMS发射器 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> FXTH87xx 是一款用于监测轮胎压力和温度的传感器。它包含压力和温度传感器、X 轴和 Z 轴加速度计、微控制器、低频接收器和射频发射器。 在一个包内。 最近有客户咨询如何将 FXTH87xx 与英飞凌TPMS 接收器连接。我们经过一系列测试和验证,最终成功连接。本文档旨在介绍如何用 FXTH87xx 替换外部发射器。本文将以示例的方式,向用户介绍如何使用 R&S 或 Anritsu 提供的仪器检测和解码未知传感器的发射器数据包,然后将这些发射器数据包复制到 FXTH87xx 中,从而形成 315MHz、433.92MHz 的 TPMS 接收器。 发射器和接收器解决方案。采用 FXTH87xx 的客户可以使用类似的 概念。 压力传感器
View full article
MHW-N2007 ウェアラブルから民生用ロボットまで幅広いWi-Fiソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要件がサイズと電力、または範囲と帯域幅のいずれであっても、i.MXベースのプロセッサ設計に適したサイズのWi-Fiソリューションが今すぐ利用できます。Wi-Fi技術とモジュール設計の業界リーダーとのパートナーシップを通じて、NXPは、民生用、車載用、産業用、バッテリ駆動のモバイルまたはリモートi.MXベースのアプリケーションに適した、さまざまなサイズ、電力、およびパフォーマンスレベルで実績のあるWi-Fiソリューションを提供できるようになりました。このセッションでは、Wi-Fiの最新のWi-Fiプロトコル、認証、相互運用性の問題、および i.MX アプリケーションプロセッサと評価ボードで使用できるようになったさまざまな無線LANソリューションについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 要件がサイズと電力、または範囲と帯域幅のいずれであっても、i.MXベースのプロセッサ設計に適したサイズのWi-Fiソリューションが今すぐ利用できます。Wi-Fi技術とモジュール設計の業界リーダーとのパートナーシップを通じて、NXPは、民生用、車載用、産業用、バッテリ駆動のモバイルまたはリモートi.MXベースのアプリケーションに適した、さまざまなサイズ、電力、およびパフォーマンスレベルで実績のあるWi-Fiソリューションを提供できるようになりました。このセッションでは、Wi-Fiの最新のWi-Fiプロトコル、認証、相互運用性の問題、および i.MX アプリケーションプロセッサと評価ボードで使用できるようになったさまざまな無線LANソリューションについて説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル
View full article
AUT-N1773 - セキュア V2X イントロ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 米国政府が米国での車間通信の義務化を準備する中、自動車業界は、この専用短距離通信技術をサポートする車を提供する準備を進めています。これが道路利用者にどのようなメリットをもたらすか、ITS-G5規格が世界中でどのように展開されているか、これを市場に投入する際に自動車業界が直面する課題、およびこの展開におけるNXPのリーダーシップの役割について見ていきます。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 米国政府が米国での車間通信の義務化を準備する中、自動車業界は、この専用短距離通信技術をサポートする車を提供する準備を進めています。これが道路利用者にどのようなメリットをもたらすか、ITS-G5規格が世界中でどのように展開されているか、これを市場に投入する際に自動車業界が直面する課題、およびこの展開におけるNXPのリーダーシップの役割について見ていきます。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアなコネクテッド&自動運転車
View full article
CIT-N1924 MIFARE 超越票务——智慧城市的非接触式解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 过去几年,交通票务要求发生了重大变化——从交易安全到多应用需求以及将移动票务集成到现有环境的可能性。NXP 的 MIFARE ®产品始终能够满足这些要求,并作为提供便利性、灵活性和可扩展性的领先非接触式解决方案建立了良好的声誉。开放的 MIFARE 社区和生态系统由超过 1,000 个业务合作伙伴组成,其中包括应用程序开发商、服务和解决方案提供商、系统集成商和卡制造商。MIFARE DESFire EV2 是下一代 MIFARE IC,具有最高的硬件和软件安全级别(EAL5+ 通用标准认证)。其增强的密钥管理使其成为无限应用程序的理想多应用平台。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 过去几年,交通票务要求发生了重大变化——从交易安全到多应用需求以及将移动票务集成到现有环境的可能性。NXP 的 MIFARE ®产品始终能够满足这些要求,并作为提供便利性、灵活性和可扩展性的领先非接触式解决方案建立了良好的声誉。开放的 MIFARE 社区和生态系统由超过 1,000 个业务合作伙伴组成,其中包括应用程序开发商、服务和解决方案提供商、系统集成商和卡制造商。MIFARE DESFire EV2 是下一代 MIFARE IC,具有最高的硬件和软件安全级别(EAL5+ 通用标准认证)。其增强的密钥管理使其成为无限应用程序的理想多应用平台。 智能城市和智能基础设施
View full article
示例 MPC5748G 寄存器保护 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 详细说明: *阅读附件“如何在MPC5748G上使用寄存器保护.pdf” * 详细解释。 * 此示例显示如何锁定和解锁寄存器 MC_ME.RUN_MC[3].R。 * 一个选项是通过指针直接写入内存,第二个选项是 * 使用头文件 reg_prot.h 中的宏。 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:MPC574XG-324DS Rev.A + MPC574XG-MB Rev.C * 微控制器: PPC5748GMMN6A 1N81M * 系统频率:160 MHz PLL * 调试器:Lauterbach Trace32 * 目标:internal_FLASH * ******************************************************************************** 概述
View full article
SMI-N2027 Toradex - 基于 i.MX 7 异构非对称架构、FreeRTOS 和 Qt 的平衡机器人 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本技术讲座介绍了 Toradex 如何使用全新 i.MX 7 的异构非对称架构构建平衡机器人演示应用程序。i.MX 7 具有辅助 Cortex-M4,可用于实时或低功耗应用。我们将讨论如何利用基于 FreeRTOS 的固件的辅助核心实现闭环控制器来保持机器人平衡直立。在强大的主 CPU 复合体(双 Cortex-A7)上,Linux 正在运行基于 Qt 的用户界面。我们将详细介绍 NXP 提供的基于 rpmsg/OpenAMP 的消息传递产品。机器人演示应用程序利用 rpmsg 在两个独立运行的处理器核心和操作系统之间进行通信。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本技术讲座介绍了 Toradex 如何使用全新 i.MX 7 的异构非对称架构构建平衡机器人演示应用程序。i.MX 7 具有辅助 Cortex-M4,可用于实时或低功耗应用。我们将讨论如何利用基于 FreeRTOS 的固件的辅助核心实现闭环控制器来保持机器人平衡直立。在强大的主 CPU 复合体(双 Cortex-A7)上,Linux 正在运行基于 Qt 的用户界面。我们将详细介绍 NXP 提供的基于 rpmsg/OpenAMP 的消息传递产品。机器人演示应用程序利用 rpmsg 在两个独立运行的处理器核心和操作系统之间进行通信。 智能机械和工业自动化
View full article
DwF 深圳 - 2015-06-25 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车和联网汽车 设计、软件和服务 IAR:C 环境下的安全 智能工业 洞察与创新 智能网络
View full article