2167985_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2167985_zh-CN

2167985_zh-CN

ADC 压摆测试

项目概述

我正在研究一种通过 emiOS → BCTU → ADC 链触发信号 ADC 采样的设计。BCTU 从 配置在 OPWMT 模式下 的 emiOS PWM 通道 接收触发信号, 以便在触发事件之间创建精确的时间偏移。


当前设置

  • ADC0 处理两组信号:
    • 由 em ios_0_ch@@ 1 触发的第 1 组 (两个 ADC 通道)
    • 由 em ios_0_ch@@ 2 触发的第 2 组 (两个 ADC 通道)
  • 每个信号采样大约需要 1.3 µs,因此每组信号大约需要 2.6 µs
  • 第二组(由 CH2 触发信号)偏移 3.6 µs(+1 µs 边距)以避免与第一组重叠。

时间顺序:

Time (µs):    0          1.3        2.6        3.6        4.9        6.2        7.2
              |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

eMIOS_0_CH1   ---> adc_ch1 (start at 0 µs)
              ---> adc_ch2 (after 1.3 µs)

eMIOS_0_CH2   (offset by 3.6 µs)
              ---> adc_ch1 (start at 3.6 µs)
              ---> adc_ch2 (after 1.3 µs → ~4.9 µs)

eMIOS_0_CH4   (offset by 7.2 µs)
              ---> software trigger for ADC0 self-test
  • 两个组都完成后,我添加了 emios_0_ch4 作为 软件触发器 (通过回调)在 ADC0 上启动 ADC 自检。使用 adc_sar_IP_SelfTest API
  • CH4 偏移 7.2 µs ,以确保在自检开始前完成所有采样。

观察

当我在 CH4 回调中切换 GPIO 时,它如期触发。不过,为单个 ADC 实例运行 ADC 自检 需要约 13 µs (通过软件测量)。

Skærmbillede 2025-09-11 173539.pngSkærmbillede 2025-09-11 173539.png


问题

  • S32K3xx ADC(算法 S + C)的自检持续时间(约 13 µs)是预期的吗?
  • 我的计算结果
    • 采样相位时间 (ST) = 23
    • 每个比特的评估时间 = 4
    • 数据处理时间 (DP) = 2
      Ayaz_1-1757609074765.png
  • 在不影响 25 µs 采集周期的情况下安排自检的最佳方法是什么?考虑到每个实例可能包含多个ADC通道组,是否有其他或更有效的方法可以触发信号ADC的自检?我目前使用的是 RTD 中的 Adc_Sar_Ip_SelfTest API,我想知道在初始化时执行自检更合适,还是在运行时执行自检更合适,还是两者都执行自检更合适。在时间、可靠性和整体系统性能方面,处理 ADC 自测试的最佳做法是什么?
  • 在自测期间仅屏蔽 ADC0 触发信号(而不是冻结所有 BCTU 触发信号)是否是保持 ADC1 和 ADC2 运行的正确方法?

目标: 确保对 ADC0 进行定期自检,同时不干扰其他 ADC 的实时采样。
我附上了我的项目,你可以看一看。
s32k344
RTD_6.0.0

Re: ADC slef Test

感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。

根据60.3.17.2 自检部分:在 80 MHz ADC 时钟频率下,单个步骤耗时可达 1 µs。

请参见所附示例。实际上,我无法让每个实例的运行时间少于 14us。

对于功能安全应用,必须定期验证操作是否正确。但也要考虑到,ADC 自检函数应在驱动程序初始化后的任何时间调用,并且没有正在进行的转换。

_Leo__0-1758237227307.png_Leo__0-1758237227307.png

当您暂停调试会话时,在 “表达式” 税务摊销收益中可以观察结果:g_FIFO1Resul t,它对应于 BCTU 列表测量值,同时 g _FIFO1Volts 对应的是以伏特为单位的转换。

_Leo__1-1758237302648.png_Leo__1-1758237302648.png

希望这能解决您的问题。

如有更多问题,请帮助我创建一个新职位

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:04 PM
更新者: