Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
全球社区翻译——覆盖范围、流程和最佳做法 这项新功能确保恩智浦社区的内容与支持能够以多种语言呈现与访问。 该举措不仅促进全球用户的积极参与,也全面改善了各地区的使用体验,并进一步增强了恩智浦的自助支持能力。 社区翻译是如何运作的? 社区内容的 AI 辅助翻译服务现已上线,并已应用于所有公共内容(包括 TKBs、技术博客、论坛帖子及回复),支持以下语言对的互译功能。 简体中文 <-> 日语 英语<-> 日语 英语<->简体中文 注意:附件、图片和视频将不会被翻译。 内容通过第三方 Smartling 语言连接器进行传输,并通过定期同步回流至社区。 其处理流程如下: 所有社区内容都会通过在社区中实施的语言连接器自动发送到 Smartling。对于论坛主题,系统会等待 24 小时后再将其发送到翻译系统,以便有时间进行垃圾信息检测和删除。 语言连接器会根据前 50 个字符来检测语言,并依照内容类型,将消息发送至我们现有的两种不同翻译方式之一。 机器翻译,用于论坛帖子和回复。 人工智能辅助翻译,并由语言学家进行人工审核;此方式仅适用于 TKB 和技术博客。 请至少等待 1 天后再查看译文。 已翻译的内容会发布回恩智浦社区,并在作者名称下方显示翻译横幅,标明内容是通过人工智能辅助工具完成翻译的、显示源语言,并提供查看原始消息的链接: 用户也可以选择查看哪些 TKB、技术博客或线程已被翻译。标题右侧将显示翻译符号: 论坛主题 TKBs 科技博客 发布用户的最佳实践 作为内容发布者,您必须确保翻译准确、清晰,并对全球受众有帮助。源内容的质量将直接影响翻译版本的质量。以下是您可以提供的协助方式: 用一种语言撰写整篇内容 避免以特殊字符开头,请参见下方示例: 使用一致的术语 确保技术术语正确 确保所有链接均正常运行并指向正确的资源 核实所有参考信息(如产品名称、部件编号)是否准确无误 使用合适的标题、列表和段落分隔 在发布前检查语法与拼写,以减少翻译错误或延迟 为代码示例、源代码、链接以及技术标识符(如产品提及和相关信息)应用正确的标签。如此可避免出现不必要的翻译。 确保语气和品牌一致性。您可以在此处查看指南: 在公共社区中代表NXP 感谢您抽出宝贵时间查看本技术知识库。您的协作对于确保高质量的翻译,以及为全球社区提供流畅无阻的体验至关重要。遵循此处列出的最佳实践,您将有助于保持准确性、减少错误,并提升整个翻译流程的效率。 如您有任何疑问、需要进一步澄清,或希望提供反馈,请随时通过 [email protected] 联系我们。
記事全体を表示
S32K3 MBDT Simulink 外部模式 ADC 配置 我正在尝试使用 Simulink 上的 S32K3 MBDT 工具箱配置 ADC。 请推荐基于 PWM 触发信号进行配置的最简单方法,并能够使用外部模式在 Simulink 范围内查看结果。 MBDT 工具箱库中的示例使用外部 Freemaster 进行显示。此外,它们似乎使用多个缓冲区和配置块来启用 freemaster。 我希望了解配置 ADC 块的基本工作流程,以减少与外部环境的交互。 Re: S32K3 MBDT Simulink External Mode ADC configuration 你好,@shashwats、 感谢您对 S32K3 基于模型的设计工具箱的关注。 我强烈推荐这篇文章 (使用 ADC 和 PWM 控制 LED 强度) 是关于 ADC 和 PWM 配置的绝佳介绍。它通过清晰的解释、详细的视觉效果和实用的指导,一步步引导您完成整个过程,是设置基本 ADC 配置的完美起点。 欢迎浏览 MRCANHUB 系列中的其他文章--它们提供了关于外设配置的全面概述,可以拓宽您对该主题的理解: - 与 MR-CANHUBK344 上的数字输入/输出互动 - 通过 UART 发送数据并使用 FreeMASTER 监控信号 -通过 CAN 总线通信 与我们联系您的进度, 顺祝商祺! 德拉古
記事全体を表示
使用 TapLinx v4.1.0 在 POS SAM 插槽上使用外部 SAM(卡)验证/读取 DESFire EV2/EV3 亲爱的恩智浦 TapLinx 支持团队 我正在集成 TapLinX (v4.1.0)在安 卓 POS 设备上,需要有关使用安装在 POS SAM 插槽中的外部 SAM(安全访问模块)时从 MIFARE DESFire EV2/EV3 卡安全读取/写入 数据的推荐方法的指导。 环境& 硬件 TapLinx SDK:v4.1.0 POS 设备:安卓 POS(可根据要求提供型号)、安卓 13 NFC:正常(TapLinx 可通过 IsoDep/Android NFC 检测该 POS 上的卡类型) 卡:MIFARE DESFire EV2 / EV3 SAM:外部 SAM 卡/模块可用,且 POS 有一个SAM 插槽;POS 供应商 SDK 提供 API 打开 SAM 通道并发送/接收 APDU(如 exchangeApdu(...) 我们希望达到的目标 我们希望使用外部 SAM(插入 POS SAM 插槽)对 DESFire 卡进行安全验证(这样密钥就不会暴露在应用程序中),然后在卡会话通过验证后使用 TapLinx 执行 DESFire 读/写操作。 问题/请求 是否使用 TapLinx v4.1.0在 TapLinx 处理 DESFire 协议和文件操作的同时,是否提供任何官方或推荐的集成模式来使用外部 SAM(插入 POS SAM 插槽)执行 DESFire 身份验证? 如果支持或建议进行这种整合,请提供: 演示 EV2/EV3 的SAM ↔ TapLinx 中继流程的示例代码(或伪代码)(首选 AES)。具体来说 如何调用启动卡牌挑战的 TapLinx 方法(例如 AuthenticateEv2First 或等效方法),捕获挑战数据,通过 APDU 将其发送给 SAM,然后将 SAM 的响应传回 TapLinx(例如 AuthenticateEv2Next)。 TapLinX 中可简化 SAM 桥接的任何辅助类或方法(例如,推荐的 APDU 成帧或预期的字节格式)。 TapLinx 期望用于身份验证交换的 APDU 格式,或 TapLinx 方法与您推荐用于 SAM 操作的 APDU 之间的映射指南。 如果 TapLinx 不直接提供 SAM 集成,推荐的安全流程(最佳做法)是什么? 中继卡挑战 SAM(在 POS SAM 插槽中)、 使用 SAM 计算响应(密码图/MAC),以及 将这些结果输入 TapLinx,这样 DESFire 会话就通过了验证,并可进行安全读/写。 如果您能分享任何涉及 TapLinx + 外部 SAM (POS) 集成的示例项目、技术说明或内部文档,将非常有帮助。 您能分享的任何示例代码或推荐模式都将加速我们的集成,并有助于确保我们实施一个安全、可维护的解决方案。 代码示例 示例代码 离线验证 离线版本 在线认证 Re: Using external SAM (card) on POS SAM slot to authenticate/read DESFire EV2/EV3 with TapLinx v4.1 我们的 TapLinx 还不支持外部 SAM,因此没有推荐的方法。
記事全体を表示
i.MX8MP maximum memory density Hi NXP team, What is the maximum supported LPDDR4 memory density of i.MX8MP? Thanks Re: i.MX8MP maximum memory density Hi Daniel, This info is very useful. Regards, Simon Re: i.MX8MP maximum memory density Hi @simonng  Please refer to below link for i.MX 8M Quad/8M Mini/ 8M Nano/ 8M plus -LPDDR4 memory compatibility guide,   you can get the density info. i.MX 8M Quad/8M Mini/8M Nano/8M Plus - LPDDR4, DDR4 and DDR3L memory compatibility guide - NXP Community Regards Daniel Re: i.MX8MP maximum memory density The memory density of i.MX8MP  is 32 Gb (gigabits) per die, which translates to 4 GB (gigabytes) per die. Hope you got your answer.
記事全体を表示
Wi-Fiのみの移行アプローチとVLSRの移行アプローチの比較 私は S32K311を使用して電力最適化ベアメタルアプリケーションに取り組んでいます。 私たちのシステムは 10ミリ秒ごとに定期的なタスクを実行し、残りの時間はアイドル状態のままです。 現在、アイドル時の電力消費量を削減するための2つの異なる戦略を検討しています。   オプション1 — WFIのみ: MCUをRUNモードのままにして 、何もすることがないときはメインループの最後に__WFI () を使用してください。   while (1) { if (task_ready) { DoSomething(); } __WFI(); // Sleep during idle }​ このアプローチでは、PLLと高速クロックはアクティブのままですが、アイドル時にはCPUコアをゲートします。   オプション 2 – ダイナミック VLSR/実行モードの切り替え: アイドル時には MCU を VLSR モード (FIRC 3MHz) に切り替え、タスクの準備ができたら RUN モード (PL) に戻します。   while (1) { if (task_ready) { ChangeToRunMode(); DoSomething(); } else { ChangeToVLSRMode(); } } これにより、アイドル時のクロック ドメイン周波数は低下しますが、MC_ME とクロック ドメイン スイッチングが頻繁に発生します。   私の質問: RUNモードとVLSRモードを数ミリ秒ごとに切り替えるのは実用的で安全ですか ? 頻繁なモード遷移のオーバーヘッドが、省電力のメリットを上回る可能性はありますか? NXPは、10ミリ秒の周期的なタスクスケジューリングでは、ある方法を他の方法よりも推奨しますか? 私の主な目標は、システムが不安定になったり、待ち時間が長すぎたりすることなく、最大限の省電力を達成することです。 これについての技術的な意見をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします! Re:WFIのみの移行アプローチとVLSRの移行アプローチの比較 こんにちは、RUNモードとSTANDBYモードの間の移行に関するRTDサポートがあるかどうか尋ねたいです。 そのようなサポートがあれば、PITを使用してこの移行を適切に実装する方法を示すサンプルプロジェクトまたは構成を受け取ることはできますか? よろしくお願いします!
記事全体を表示
PCIe工作模式 在 LS1023/43A 中,唯一的 PCIe 控制器似乎是 RootComplex。认为它不可能作为端点运行,这种想法正确吗? 回复:PCIe 操作模式 也许你可以参考https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors:QORIQ-ARM LS1046A、LS1088A、LS1028A怎么样? LS1046A参考手册 LS1088A参考手册 LS1028A参考手册 谢谢​ 回复:PCIe 操作模式 谢谢,我明白了。 LS系列中是否有可以同时在Root和End上运行的设备?它类似于 LS20 系列吗?
記事全体を表示
S32K312 PLL_LOL 问题 你好,恩智浦、 我们发现 S32K312 将在进行 (ESD) 空气放电 ±15kV 测试时 RESET。我们发现 RESET 的原因是 PLL_LOL。然后我们使用恩智浦 S32K312EVB-Q172 进行同样的测试,它也会 RESET。 我们尝试更改 GM_SET 寄存器以提高晶体分歧强度,但没有任何改善。而且我们尝试将 DCMRWP3 [9] 设置为 1,当 PLL_LOL 时 S32K 不会 RESET,但是 mcu 会停止,只有 RESET 才能恢复。 在进行 ESD 测试时,我们需要 S32K3 保持运行。CPU 时钟能否在 PLL_LOL 时切换到 FIRC?您能给我一些建议吗? Re: S32K312 PLL_LOL Problem 嗨,丹尼尔 谢谢,禁用自动液位控制器可以解决这个问题。 Re: S32K312 PLL_LOL Problem 更大功率振荡器是什么意思? 您是否禁用了自动电平控制器(FXOSC_CTRL[ALC_D] = 1)? BR,丹尼尔 Re: S32K312 PLL_LOL Problem 你好,我是@danielmartynek、 感谢您的答复。CMU 已禁用,我确信 RESET 原因是 PLL 失锁。当 PLL LOL 时,MCU 将 RESET。当将 DCMRWP3 [9] 设置为 1 时,mcu 不会 RESET,而 PLL 哈哈但是 mcu 会停止运行。因此,当 PLL 哈哈时,我们无法将系统时钟改回 FIRC。我们尝试用更高功率的晶振取代晶振,看起来更好。 Re: S32K312 PLL_LOL Problem 你好@郑建飞1、 您确定 FXOSC 是导致 PLL 失锁的原因吗?你启用了 FXOSC 时钟监测吗? 可能只是 PLL 的问题。最后一英里调节器是否启用? 您可以尝试在中断中将系统时钟改回 FIRC。 mux_0_csc[safe_sw] = 1 此致, 丹尼尔
記事全体を表示
IMX8MPlus-RPMsg- Linux 代码 HI 、 我成功运行了 RPMsg 乒乓球示例代码。 我正在尝试从应用程序中读取数据。 是否有任何样本可以实现这一目标。 谢谢! 拉梅什 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: IMX8MPlus-RPMsg- Linux Code 丹尼尔 谢谢,成功了。问题解决了 Re: IMX8MPlus-RPMsg- Linux Code 你好@ramesh91720721 在 A 核(Linux)方面。 一旦在核心 A(Linux)和 Cortex-M(实时操作系统)之间建立 RPMsg 频道,你就可以通过角色设备对其进行评估。/dev/ttyPRMSG0 您可以使用标准的 Linux 文件(打开、读取、写入) 例如   #包含 <包含.h> #包括 <fcntl.h> #包括 <包含.h>   int main() { int fd = 打开("/dev/ttyRPMSG0", O_RDONLY); 如果 (fd < 0) { perror( " 无法打开 rpmSg 设备 "); 返回 -1; }   字符串 缓冲区[128]; 虽然 (1) { int len = 读取(fd, 缓冲, sizeof(缓冲区) - 1); 如果 (len > 0) { 缓冲区[len] ='\0'; printf("Received:%s\n", 缓冲区); } }   关闭(fd); 返回 0; }   恩智浦提供的任何支持、信息和技术("材料")均按原样提供,没有任何明示或暗示的保证,恩智浦在适用法律允许的最大范围内拒绝承担与材料有关的所有直接和间接责任及损害赔偿。恩智浦不承担任何协助应用或产品设计的责任。 材料只能用于恩智浦产品。恩智浦可以不受限制地使用就材料向恩智浦提供的任何反馈。   此致 丹尼尔
記事全体を表示
NXP RT1010 SDKs の flexspi_nor_flash_read の例に関する質問。 こんにちは、NXPさん 前述のように、flexspi_nor_flash_read サンプルでは Write Enable コマンドが使用されていることがわかりました。ただし、書き込みまたは消去が続かない場合は、書き込み有効ラッチがハイのままになり、誤ってフラッシュに書き込みが行われたり、その他の問題が発生する可能性があります。 SDK がこれを行う特別な理由があるのでしょうか?そのコマンドを削除するだけでは危険でしょうか? Omar_hong_1-1758245848581.png
記事全体を表示
如何在 Yocto 3.0 5.4.70 上将 qt5.10 升级到 qt5.19? 你好,恩智浦 我们的客户需要在 Yocto 3.0 5.4.70 上将 qt5.10 升级到 qt5.19? 您有更新的解决方案吗? 我们尝试修改 meta-qt5/配方-qt/qt5/qt-git.inc。 但编译失败。   使用yocto3.0 升级qt 为高版本的情况。如下是尝试了两种方式,分别的记录情况。以及分别对应附件日志。   ================================== 第一种方式,直接修改yocto3.0 对应的meta-qt5中的文件内的版本号, 进行尝试======================================== 使用原本自带的meta-qt5 进行修改qt版本为5.15.19. 编译不成功。 详细log如附件《log_qt5_15_19.txt》   操作步骤详情如下记录: 使用默认的commit 21ce4c124d9a972d9122f87c64ac2773bf04c284 如下两张图示:         进行bitbake imx-image-full 的编译看情况。详细log如附件《log_qt5_15_19.txt》。 误日志的一小部分截图如下所示         ================================== 第二种方式,采用meta-qt5 这一层,更新到最新的代码进行尝试========================================     基于yocto3.0工程下的meta-qt5 使用git pull 到最新。Qt版本显示为5.15.16。意图在此工程下,将qt升级到此meta-qt5 所支持的最新版本。 编译错误的原木如附件:《Log_qt5_15_16 txtlog_qt5_15_16.txt》   操作步骤详情如下记录:   meta-qt5 使用 git pull 到最新。Commit 信息如下 ,以及 Qt 版本显示为 5.15.16。 Commit 9d9966d81d6a98876f3919127ece3a6829edf609 如下图示:       因为此 层 版本比较新,格式不等于旧版本的 yocto 工程语 法结构。 故此,将此 层 下方的每个 bb 文件的格式修改为旧版本的 格格式,例如以 “:” 的替换成旧版使用的 “_” 符号即可。 如下两张图示: 其它文件也是 诸如此类的符号修改如下图     编译显示,在poky 下 缺少一些 pyth on 相关的文件。 在 yocto3.0 下没有这些内容。 经查看 ycoto4.0 工程师下载了某些内容,故将 yocto4.0 的 poky 中将 yocto4.0 的 poky 当中,对应用 到的文件进行对比 bebeproside来使用。 python3targetconfig.bbclass python_pep517.bbclass python_setuptools_build_meta.bbclass setuptools3-base.bbclass 如下图示:       此后 先,尝试编译qtbase查看情况。编译结果显示很多错误。其中包含,显示某些补丁打不上。 详细的 log 保存如附件 log 文档。 错误日志的一小部分截图如下所示: i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: How to do about update the qt5.10 to qt5.19 on Yocto 3.0 5.4.70? Hi @charleshuang  第一张方法更合适,第二种方法能成功的概率很低,新版本的bb文件只适配新版本的yocto环境,要想通过改bb文件来适配低版本非常难。 在尝试第一步的时候,建议客户检查将/tmp/work/armv8a-poky-linux/qtxxx/xxx/temp/下面的日志,里面会有具体的错误信息,然后根据错误信息修改bb文件。或者说bitbake编译的时候加上 -DDD 来将错误信息打印到shell终端上。 Best Regards, Zhiming
記事全体を表示
SDK 自定义板,缺少 runner.yaml 根据 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/sdk/custom_board_development.html进行建造时 west build -b frdmmcxa346_custom examples/demo_apps/hello_world -DCUSTOM_BOARD_ROOT= (could be absolute path or relative path)> 版本输出中不生成 runner.yaml。 看来自定义板在 mcux 扩展中没有完全实现 此致 /彼得 开发板 MCXA Re: SDK Custom board, missing runner.yaml 我们没有使用 Zephyr。 此致 /彼得 Re: SDK Custom board, missing runner.yaml 嗨,@Peter19、 您所指的链接用于在 SDK 之外开发自定义板,而不是使用 Zephyr。 请改为关注此网页:板移植指南 — Zephyr 项目文档。 正如该网站上提到的:"你通常可以先复制/粘贴其板目录并更改其硬件内容。" 使用基于我们的微控制器的 Zephyr 实现自定义板的最佳方法是使用 VSCode 的 MCUXpresso 扩展程序下载 zephyr 存储库,然后进入 \ zephyr\ boards\n xp,识别实现相同 SoC 的板(如 Zephyr 指南所述),复制板并将名称更改为自定义名称。然后进行所有更改,将这个新板文件夹中的文件调整为新名称,并将板设备树更改为自定义板的特定硬件。 完成此操作后,从你选择的 Zephyr 存储库导入示例时,VS Code 的 MCUXpresso 扩展程序将显示新板。为新的自定义板导入项目后,照常构建项目将导致版本过程创建 runners.yaml 文件以及专门为您的自定义板创建的其余文件。 希望对您有所帮助。 BR, Edwin.
記事全体を表示
NXP s32k312 SRAM マルチビットエラー @danielmartynek シングルビット エラーの場合は SRAM ISR ( ERM0_ISR_Handler ) をヒットできますが、マルチビット エラーの場合はハンドラーが呼び出されません。 私の理解する限りでは、修正不可能なエラー イベント情報 はマルチビット エラーに対応するのでしょうか? SR0 にSRAM の修正不可能なエラー イベント ビットが設定されていることがわかりますが、ISR はトリガーされていません。 マルチビット エラー ISR を呼び出す方法を教えてください。 CR0レジスタのSRAM0の割り込み通知も有効にしました Re: NXP s32k312 SRAM MultibitError こんにちは@Anitha7さん、 修正できない障害は CM7 障害例外をトリガーします。 リンクした例では、Bus_Fault 例外を有効にしましたが、ERM ハンドラーの優先度よりも低い優先度にして、ERM ハンドラーが最初に呼び出されるSOにしました。 これがあなたのプロジェクトの問題である可能性があると思います。 また、VTOR ポインターを再確認し、NVIC で ERM 割り込みが有効になっていることを確認します。NVIC で割り込みが保留中になっていることに気付くかもしれません。 Re: NXP s32k312 SRAM MultibitError こんにちは@danielmartynek マルチビットとは、RMに従って2ビットを意味します。 Anitha7_1-1762235798762.png Anitha7_0-1762235788475.png ご参照のとおり、システムを SRAM0 用に構成しました。SROレジスタの対応するビットを設定することにより、修正不可能なECC障害(NEC0)が発生します。 NEC0 の割り込み通知と、対応する CR0 レジスタの単一ビット イベント情報 を有効にしました。 修正不可能な ECC 障害が発生すると、制御はシステム コール機能に移行し、リセットを実行するまでソフトウェアは動作しなくなります。ERM_1_ハンドラー 追加したにもかかわらず、トリガーされません。単一ビットエラーの場合、 ERM_0_ハンドラー 正しくトリガーされます。 確実にするために何をすべきか ERM_1_ハンドラー マルチビット (訂正不可能な) ECC エラーが発生したときに呼び出されますか? また、確認ですが、マルチビット エラー (ダブル ビット エラー) は常に修正不可能な ECC 障害を示しているのでしょうか? 修正不可能なECCイベント情報が発生した後、ECUで通常モードでリセット実行を実行する必要があります。 Re: NXP s32k312 SRAM MultibitError こんにちは@Anitha7さん、 マルチビットエラーとはどういう意味ですか? 64 ビット (8 バイト) のデータに対して 1 つの 8 ビット チェックサムがあるため、すべての可能性のある ECC エラーを検出することはできません。ECC SECDED(単一エラー訂正、二重エラー検出)があります。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: NXP s32k312 SRAM MultibitError こんにちは@danielmartynek VTOR テーブルは、SRAM0 が修正不可能な ECC 障害を注入している間のみ、フラッシュ メモリを指します。 参照サンプルコードに従って、システムを SRAM0 用に構成しました。SRO レジスタの対応するビットを設定することにより、修正不可能な ECC 障害が発生します。 対応するCR0レジスタで割り込み通知を有効にしました。 修正不可能な ECC 障害が発生すると、制御はシステム コール関数に移行し、リセットを実行するまでソフトウェアは動作しなくなります。ERM_1_Handlerを追加したにもかかわらず、トリガーされません。シングルビット エラーの場合、 ERM_0_Handlerが正しくトリガーされます。 マルチビット (修正不可能な) ECC エラーが発生したときにERM_1_Handlerが呼び出されるようにするにはどうすればよいですか? また、確認ですが、マルチビット エラーは常に修正不可能な ECC 障害を示しているのでしょうか? Re: NXP s32k312 SRAM MultibitError こんにちは@Anitha7さん、 SRAM0 に修正不可能なエラー注入を追加して例を更新しました。 https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/Example-S32K344-EIM-ERM-DTCM-SRAM-ベアメタル-v3-0-S32DS36/ta-p/2193534 アプリケーションで VTOR レジスタを読み取ることができますか? 修正不可能な ECC 障害をメモリに注入する場合、割り込みベクター テーブルは SRAM0 内に存在してはなりません。 そうしないと、ECC 障害によりフェッチ中にベクター テーブルが破損し、別の障害例外が発生します。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
記事全体を表示
S32K358安全调试 我们使用 NXP S32K358 微控制器设计了一个定制板。尝试使用 S32 Design Studio (S32DS) IDE 上传第一个代码时,我们遇到以下错误: “此设备可能启用了安全调试。如果是这样,请在尝试再次连接之前通过 PEmicro 脚本解锁设备。” 我们怀疑 MCU 的调试接口被锁定,导致我们无法上传代码或进行调试。您能否提供解锁调试界面的分步指南? 回复:S32K358安全调试 你好@VaneB , 感谢您的支持。我们已经发现了这个问题。FS26 的 RST_B 引脚处于低电平,它正在重置 MCU,从而限制我们调试 MCU。将 RST_B 与 MCU 引脚隔离后,我们现在可以调试 MCU。 回复:S32K358安全调试 你好@VaneB , FS26 电源轨工作正常。 我们检查了FS26和MCU的物理引脚的电压。 我们已经申请 > VDD_HV_A 和 VDD_HV_B - (+5V) >核心电压 - (+1.5V) >参考电压-(+5V) 我们还检查了V11和V25,它们也都正常。我们之前用过同样的电路板,之前用过MCU(P32K358HVS 0P14E CTAB2335A),运行良好。 当前 MCU 部件编号为 - S32K358GHMPCS 1P14E CTAG2428B 回复:S32K358安全调试 你好@VaneB , 我们仍然无法调试 MCU。 我们的支持票已关闭,但没有任何解决方案,感谢您的反馈。 BR,纳伊姆
記事全体を表示
S32k146との1線式通信 こんにちは、 私がコーディングにS32k14x EAR SDK v08.6を使用していることをお知らせします モジュール(ステアリングロック)を持っています。これは、単線通信プロトコルで動作します。 そのため、モジュールとS32k146間の通信を有効にする方法を理解するのに苦労しています。以下は私のクエリです。 1.配線接続: wiring harness.PNG 以上がモジュールの配線詳細です。したがって、信号フィードバックワイヤー(緑)、S32k146のどのピンにこれを接続でき、電流に基づいてその信号を埋め込み条件でどのように有効にできますか。 2.コミュニケーションの確立。 フォウリングは、ロックベンダーが提供する例です。どうすればこれを達成できますか 例: ホスト:コントローラー スレーブ:ステアリングロック ロック:スレーブが受信したときに、ホストはデータを送信します:0xAAAA(2バイト) 称賛します、それはステアリングロックをロックするためにロック舌を伸ばし、次にそれに応答します 現在のステータス。 オープン:ホストはデータを送信します:0x5555(2バイト)スレーブが受信したとき 称賛します、それはステアリングロックを開くためにロックタングを引っ張り、次にそれに応答します 現在のステータス。 奴隷が他の賞賛を受けた場合、それを無視し、何もしません。 誰かがこれについて私を助けることができますか。それは私にとって大きな助けになるでしょう。よろしくお願いいたします 日時:S32k146とのワンワイヤー通信 ご意見ありがとうございます。私はそのエラーを見落としていました。
記事全体を表示
i.MX 8QuadXPlus 上の Android Auto 13 (AAUG) 用の Dockerfile みなさん 私は i.MX 8QuadXPlusでAndroid 13のビルドを作成する必要があります 私はこのMEKが利用可能です: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/i-mx-8quadxplus-multisensory-enablement-kit-mek:MCIMX8QXP-CPU ここから: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/android-automotive-os-for-i-mx-applications-processors:ANDROID-AUTO 「imx-automotive-13.0.0_2.3.0.tar.bz2」というファイルをダウンロードしました 私はドキュメントに記載されている手順に従っています。 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/Android_Auto_User's_Guide.pdf これは 2024 年 1 月 4 日に更新されます。 これらすべてを行うために、私はgl要素を含むDockerfile(ubuntu 18.04から)を作成しました。 https://source.android.com/docs/setup/start/requirements Dockerfileには、「Android_Auto_User's_Guide.pdf」で示されている次のようなパッケージも追加しました。 uuid uuid-dev \ zlib1g-dev liblz-dev \ liblzo2-2 liblzo2-dev \ lzop \ git curl \ u-boot-tools \ mtd-utils \ android-sdk-libsparse-utils \ デバイスツリーコンパイラ \ gdisk \ m4 \ バイソン\ フレックス メイク \ libssl-dev \ gcc-multilib \ libghc-gnutls-dev \ スウィグ \ liblz4-tool \ libdw-dev \ ドワーフ\ bc cpio tar lz4 rsync \ rsync ユーティリティ \ 忍者ビルドクラン \ ビルドエッセンシャル \ libncurses5 "Android_Auto_User's_Guide.pdf"の3/63ページ参照 ただし、次の2つのアイテムを削除する必要がありました - LZ4 -効用 「dockerbuild」コマンドでエラーが発生していたため、これらを削除しました。 誰かが同じ問題を抱えていますか? 日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile 問題を解決しました 「LZ4」パッケージは既にliblz4-toolに含まれていますが、「ユーティリティ」パッケージは削除しました。ビルドは終了し、イメージはボード上に正しくプログラムされました。 日時:i.MX 8QuadXPlus上のAndroid Auto 13(AAUG)用のDockerfile ありがとう、 しかし、lz4をインストールしようとすると、次のことがわかります。 sudo apt-get lz4をインストールする [sudo] compandroidパスワード: パッケージリストを読み取っています...完成です 依存関係ツリーの生成 ステータス情報を読み込んでいます...完成です パッケージ lz4 には利用可能なバージョンはありませんが、別のバージョンによって名前が付けられています パッケージ。これは、パッケージが見つからないか、古くなっていることを示している可能性があります または、別のソース内でのみ利用可能です E: パッケージ "lz4" にはインストールする候補がありません。 LZ4パッケージは利用できません
記事全体を表示
S32K344中FlexCAN1传输的问题 我启用了默认的FlexCAN_Ip_Example_S32K344中的引脚配置工具,以在正常模式下观察PTA7引脚上的CAN0 Tx输出。我能够在示波器上看到数字 CAN 信号。 但是当我将输出端口从 PTA7 更改为 PTB1 时,我在示波器上看不到任何信号。 我也尝试将 CAN0 改为 CAN1,但仍然只能看到来自 PTA7 端口的信号。 有什么原因导致我无法从 PTA7 以外的任何端口观察到 CAN 信号,因为在原理图中 PTA7 和 PTB1 都可以有 CAN0_Tx 信号。 我正在使用 S32K3X4EVB-T172 板并附加了该项目。 回复:S32K344中FlexCAN1传输的问题 我有 PCAN-USB CAN 解码器,当 CAN0 Tx 引脚为 PTA7 时可以正常接收消息,但当我将其更改为 PTB1 时,我没有收到任何消息。CAN0 中只能使用 1 个引脚进行传输吗?
記事全体を表示
LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 据称,LPC551x 上的 Flexcomm6&7 块各支持 4 个通道对,这意味着每个 Flexcomm 需要 4 个数据引脚。但是,我找不到有关如何配置此操作模式的引脚的任何信息。这是数据表中的疏忽吗,还是我遗漏了什么? LPC553x 似乎也存在类似的问题。其他 LPC55xx 系列成员似乎不支持 Flexcomm6&7 上的这一特殊功能。 另请参阅应用笔记 AN12939 表 1。 回复:LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 我目前正在从事涉及 LPC551x 的项目。这让我节省了很多时间。我会修改相关寄存器进行测试。谢谢 回复:LPC551x 上 Flexcomm6&7 的 I2S 引脚分配 谢谢你,爱丽丝!我意识到 4 个通道对显然使用单个引脚,而不是 4 个独立的引脚。 然而,这意味着位时钟必须高出 4 倍。我认为在这方面文档本来可以更清楚,但最终你是对的,这不是一个“问题”。 再次感谢!
記事全体を表示
S32k1xx RTM 4.0.1 インストール エラー プラグインS32K1xx DevelpomentパッケージとS32SDK S32K1XX RTM v4.0.1をS32 Design Studio v3.5にインストールしようとしていますが、常に以下のエラーが発生します。 エラーの詳細は次のとおりです。 アイテムのインストール中にエラーが発生しました セッションコンテキストは:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install, operand=null --> [R]com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_641.0.0.202010271245, action=com.nxp.s32ds.ext.rcp.p2.core.actions.InstallAction) です。 エラー C:\ NXP \ S32DS.3.5 \ eclipse \ p2 \ org.eclipse.equinox.p2.core \ cache \ binary \ com.nxp.s32ds.s32k1.sdk.s32k1xx_4.0.1.win32.win32.x86_64_1.0.0.202010271245の解凍エラー:無効なエントリサイズ(0を期待しましたが、6975327バイトを取得しました) また、このインストールが完了したときには、開発パッケージが見当たらなかったため、オフラインパッケージを追加しました。しかし、それでもこのエラーはそうではありません S32K1 用 S32 SDK 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー だからついに、私は私の会社のラップトップに多くの制限があり、S32DSインストーラーがすべてのものが適切にインストールされていると言っていると思っても、多くのインストールを制限していることがわかりました。 したがって、解決策は、オフラインの方法を使用してS32DSを更新する必要がありましたが、これもエラーがありましたが、ファイアウォールを数回回避した後に機能しました。また、この RTM 4.0.1 は S32DS V3.5 では動作しません。これは RTD が先に進むため、この RTM はサポートされず、V3.5 に更新されます。RTD V2.0.0が機能し、プロジェクトが進行しました。 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー 私はS32DS v3.4を使用しており、そこにあるSDKは正常に動作していますが、問題は、アップグレードしているプロジェクトがISO26262用であり、そのためのSDKがV3.5とのみ互換性があることです。それらをv3.4に追加しようとしましたが、エラーが発生して表示されません。したがって、V3.5を機能させて、チームが機能安全のためにSDKを使用して作業できるようにする以外に選択肢はありません。 また、V3.5をアンインストールしてインストールしようと数回試みましたが、ITにインストールプロセスのフルアクセスを許可するように指示しましたが、それでもブロックされており、SDKはダウンロードされません。どうにかしてそれを機能させなければなりません。 日時:S32k1xx RTM 4.0.1インストールエラー はい、私はこれについても私のITチームに連絡しました、そして彼らは彼らが彼らがエラーログで見つけたいくつかのnxpウェブサイトを追加したnxpサイトのブロックを見ていないと言っています。私のITチームは、NXPチームがバイパスする必要があるサイトのリストを提供できる場合、彼らは私のためにそれを行うことができると言いました。 しかし、はい、私はITチームでループしてこれを整理することができます、それを行うプロセスを教えてください、そのためのチケットを作成する必要がありますか。
記事全体を表示
关于LPCXpresso兼容性问题。 LPCXpresso是否支持keil生成的lib库文件,我们的有些文件是加密成lib格式的,是用keil工具生成的,目前调用相关的lib文件会提示函数未定义。         回复:关于LPCXpresso兼容性问题。 好的,我现在明白了。谢谢。
記事全体を表示
LPC55S6X USB0 处于主机模式 您好,恩智浦专家, 关于在 LPC55S6x 上使用 USB0 作为主机,我有几个澄清问题: UM11126,修订版2.7,p832 表 780 说明: “启用 USB0_VBUS 引脚以实现正确的主机操作。例如,需要检测连接状态的变化。” 实现这一目标的正确方法是什么?VBUS0_VBUS 可以永久绑定到 3.3v 吗? 为了尽量减少电流消耗,上拉电阻的建议是什么?在原理图层面还有其他要求吗? 您能解释一下 USB0_VBUS 在主机模式下的作用吗?LPC55x 文档没有涉及此内容。有没有旧的 MCU 文档讨论过这个问题? LPC55S6X-EVK 是否支持使用 USB0 作为主机?我看到它在接头上显示为 PIO22,但不确定还需要做什么才能使主机正常运行 是否有使用 USB0 主机的 SDK 示例? 提前致谢! 回复:LPC55S6X USB0 处于主机模式 你好@Alice_Yang :谢谢你的确认!
記事全体を表示