Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
CAN UDSアップデートのためのS32K144統合ブートローダ構成 こんにちは、 私は、S32 Design Studio を使用して、S32K144 EVB 上の NXP Unified Bootloader ソース コードを操作しています。私の目的は、MCU にブートローダを統合し、UDS を使用して CAN 経由でアプリケーション ファームウェアを更新することです。ブートローダーをフラッシュする前に、ソース ファイルまたは構成を変更する必要があるかどうかを確認したいと思います。たとえば、CAN ID やボーレートなどの CAN パラメータを設定したり、S32K144 EVB の HAL/ドライバー移植ファイルを変更したりしますか?または、ブートローダーを何も変更せずにそのまま EVB にフラッシュして評価することはできますか? ブートローダをプログラミングした後、それが正しく実行されていることを確認し、CAN 経由でアプリケーションのフラッシュをテストしたいと思います。ブートローダ モードを強制する方法、ブートローダの実行を確認する方法 (UART ログ、CAN 応答、デバッガなど経由)、ブートローダがアプリケーションにジャンプする方法など、推奨される検証手順について説明していただけますか? さらに、正しいアプリケーション フラッシュ開始アドレス、リンカー設定、ベクター テーブルの場所、必要なスタートアップ コードの変更など、ブートローダーで動作するようにアプリケーション プロジェクトを構築する方法に関するガイダンスも必要です。最後に、S32K144 を使用した UDS フラッシュに使用される一般的な PC 側ツールと、CAN 経由で統合ブートローダをテストするための推奨 CAN インターフェース ハードウェアについて知りたいと思います。 Re: S32K144 Unified Bootloader Configuration for CAN UDS Update こんにちは@padmaja 、 残念ながら、コミュニティで共有されている統合ブートローダーは非公式のデモ版のみ提供されています。 現状のまま 保証もサポートもありません。現在、このデモをサポートするリソースがありません。ドキュメントを通じてご質問にお答えするよう努めますが、フォローアップが表示された場合は、代わりにサポート ページにお問い合わせください。 アプリケーションを MCU にフラッシュし、ECU-BUS 機能のテストを開始できます。CAN ID、ボーレートなどを変更する必要はありません。両方を参照できます 統合ブートローダ – ユーザーガイドとUDS ブートローダ実装ガイド。 Open Bus Toolを使用する前に、CANブートローダをMCUにダウンロードする必要があります。これは、S32DSを使ってプロジェクトをコンパイルすることで実行できます。また、コミュニティ投稿「 HOWTO: S32 Design Studioを使用してマイクロコントローラに個別のelf/srec/hexファイルをダウンロードする」に記載されているように、elf/binaryファイルをアップロードすることもできます。 Open Bus Toolを使用すると、CANバス経由でアプリケーションをダウンロードできます。PEAK CANバスインターフェースをサポートしています。APPプロジェクトは統合ブートローダパッケージに含まれています。 ツールで読み込む必要があるJSONファイルも存在します。このJSONファイルには、フラッシュドライバ(flash_api.bin)とAPPファームウェア(APPファームウェアのフォーマットはS19/hex/binary)に関する情報が含まれています。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
Inline ECC: What it does and how to implement it (Japanese blog) Inline ECC (Inline Error Correction Code) is a type of mechanism that detects and corrects bit errors that occur in memory or storage in real time. Enabling the inline ECC function on a DDR controller like the i.MX 8M Plus reduces DDR access performance, but by using approximately one-eighth of the DDR capacity as the ECC area, there is no need to add dedicated memory to store the ECC (reducing BOM costs). This article explains the functionality of inline ECC and introduces how to implement it.   1. i.MX 8M Plus Inline ECC function   The i.MX 8M Plus DDR Controller supports inline ECC to protect the system from soft errors (DRAM bit flips caused by alpha rays, neutrons, etc.). By storing 8 bits of ECC (Error Correcting Code) for every 64 bits of data, it can correct single-bit errors and detect double-bit errors. Since there is no dedicated memory for storing ECC, approximately 1/8 of the DDR capacity is used as the ECC area. Since the 32-bit data bus is shared between data and ECC, enabling the Inline ECC function will reduce DDR access performance.   1.1.SEC (Single-bit Error Correction) SEC is a DDR controller function that detects single-bit errors and corrects them to the correct value. Fig. 1 Schematic diagram of SEC   1.2.DED (Double-bit Error Detection) DED is a feature of the DDR controller that detects double-bit errors. Fig. 2 Conceptual diagram of DED Note: In reality, SEC and DED are detected in a 64-byte aligned data area (plus 8 bytes of ECC), not 8 bytes.   2. Inline ECC memory mapping (outline)   The method for setting Inline ECC memory mapping varies depending on the DDR capacity.   2.1.DDR densities are powers of two (binary-aligned densities ) For example, in the case of 1, 2, 4, 8, 16GB, The lower address 7/8 of the DDR is used as the data area, and the upper address 1/8 is used as the ECC area. The ECC area is generally not accessible. The data area is divided into up to eight regions: Regions 0 to 6 and Other Regions. ECC functionality can be enabled or disabled for each region. Regions 0 to 6 all have the same capacity, and are set to 1/8, 1/16, 1/32, or 1/64 of the DDR capacity. The remaining regions are all Other regions. The following is the memory mapping when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/8. In this case, there is no Other region. Fig. 3 Memory Mapping Example (1/8) Below is the memory mapping when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/16. Fig. 4 Memory Mapping Example (1/16) 2.2.DDR densities that are not a power of two (non-binary-aligned densities) For example, in the case of 3, 6, or 12 GB (the i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK is 6 GB, so this applies to this case). Divide the entire DDR into thirds with a capacity that is a power of two. For 3GB, 1GB x 3 For 6GB, 2GB x 3 For 12GB, 4GB x 3 For the lower address area divided into three parts, make the settings as follows : 2.1. When the DDR capacity is a power of 2 . The settings for the two upper address areas of the three-part division are the same as the settings for the lower address area. Below is the memory mapping when 1/8 is set. Fig. 5 Example of memory mapping when DDR capacity is not a power of 2 (1/8) 3. Setting with DDR Register Programming Aid   Configure Inline ECC using DDR Register Programming Aid (DDR RPA). Note: Please prepare a DDR RPA that can run the DDR stress test with Inline ECC disabled (and that can also be verified to run u-boot). Inline ECC does not function properly with i.MX8MP LPDDR4/DDR4 RPA v6 or earlier due to a bug. Please use at least v7 or later. Unless there are special circumstances, please use the latest version of DDR RPA. (As of September 2024, the latest version is v9.) lpddr4_timing.c for i.MX 8M Plus EVK included in U-Boot of Linux BSP and ddr4_timing.c Although it appears to work at first glance because it contains the define CONFIG_IMX8M_DRAM_INLINE_ECC , there is a problem with the Inline ECC settings and it does not work properly. Even if you are testing with the EVK, please generate lpddr4_timing.c/ddr4_timing.c using DDR RPA and DDR Tool. 3.1.Enable Inline ECC In the DDR RPA Register Configuration sheet, set the Inline ECC item to Enable.   3.2.Memory Mapping   3.2.1.DDR densities are powers of two (binary-aligned densities) If the DDR capacity is a power of 2, use the ECC_Config_BinaryAligned sheet. Specify the capacity of Region 0 to 6. (1/8, 1/16, 1/32, or 1/64) Enables or disables ECC for Regions 0 to 6 and Other Regions (either PROTECTED or UNPROTECTED). This is an example when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/8. Fig. 6 DDR RPA settings (1/8) This is an example when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/16. Fig. 7 DDR RPA settings (1/16) 3.2.2.DDR densities that are not a power of two (non-binary-aligned densities) If the DDR capacity is not a power of 2, use the ECC_Config_nonBinaryAligned sheet (this is the case for the i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK, which is 6GB). Specify the capacity of Region 0 to 6. (1/8, 1/16, 1/32, or 1/64) ECC Enables or disables ECC for Regions 0 to 6 in Memory Region 0 and other regions (either PROTECTED or UNPROTECTED). ECC Memory Region 1/2 will automatically be set to the same settings as ECC Memory Region 0. This is an example when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/8. Fig. 8 DDR RPA Settings (1/8) This is an example when the capacity of Regions 0 to 6 is set to 1/32. Fig. 9 DDR RPA settings (1/32) 4. Testing with DDR Tool and generating lpddr4_timing.c/ddr4_timing.c   You can use the DDR Tool to check the operation of the settings made in DDR RPA. If the DDR stress test passes, generate lpddr4_timing.c/ddr4_timing.c to be incorporated into U-Boot.   5. Inline ECC implementation in U-Boot   5.1.Replacing lpddr4_timing.c/ddr4_timing.c lpddr4_timing.c Or replace ddr4_timing.c with the files generated by DDR RPA and DDR Tool. uboot-imx/board/freescale/imx8mp_evk/lpddr4_timing.c uboot-imx/board/freescale/imx8mp_evk/ddr4_timing.c   5.2.Adding Config Add CONFIG_IMX8M_DRAM_INLINE_ECC=y to your U-Boot config file . Add Listing 1 to uboot-imx/configs/imx8mp_evk_defconfig CONFIG_IMX8M_DRAM_INLINE_ECC=y Note: The U-Boot config file imx8mp_evk_inline_ecc_defconfig was added in Linux BSP 5.4, but is not properly maintained and is therefore deprecated. When testing with an EVK, it is safer to add the config to imx8mp_evk_defconfig and use it. 5.3.Changing the Linux reserved area¶ Access to the ECC area from software is prohibited. Therefore, the device tree is dynamically modified so that the Linux kernel (and other system software) treats the ECC area as a reserved area. The default is hard-coded to match the DDR capacity of the EVK (6GB for LPDDR4, 4GB for DDR4), so the code must be modified if the DDR capacity is different from that of the EVK. Use function ft_board_setup in uboot-imx/board/freescale/imx8mp_evk/imx8mp_evk.c to change the ECC area to match the actual DDR capacity. For example, for DDR4, the start address and size of the ECC area are hard-coded assuming a DDR capacity of 4GB. Listing 2: DDR4 capacity hardcoded to 4GB phys_addr_t ecc_start = 0x120000000; size_t ecc_size = 0x20000000; If the actual DDR capacity is 2GB, 1/8 (256MB) of the upper addresses from physical addresses 0x40000000 to 0xc0000000 is reserved as an ECC area. Listing 3 Example of changing DDR capacity to 2GB phys_addr_t ecc_start = 0xb0000000; size_t ecc_size = 0x10000000; imx8mp_evk.c If you are not using it, you will need to add processing equivalent to the ft_board_setup function.   5.4.Relocation support If the DDR capacity is 2GB or less and OPTEE is not installed, U-Boot tries to relocate to the highest address of DDR, but it overlaps with the ECC area, so it hangs up during relocation. To avoid this, add imx8mp_evk.h Reduce the ECC area capacity (1/8) from the DDR capacity definition PHYS_SDRAM_SIZE . Listing 4 uboot-imx/include/configs/imx8mp_evk.h -#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x80000000 +#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x70000000   5.5.Exclude access processing to the ECC area If there is other code in U-Boot that accesses the ECC area, you need to exclude access to the ECC area. For example, if a memory test accesses the entire DDR area, change it so that it does not access the ECC area. Reference: https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/blob/lf-6.1.55-2.2.0/configs/imx8mp_evk_defconfig#L10-L11   6. Operation check on Linux   6.1.Check the startup log Make sure the EDAC driver is installed when Linux starts. (EDAC = Error Detection and Correction) The EDAC driver for i.MX 8M Plus is linux-imx/drivers/edac/synopsys_edac.c . Listing 5 Checking the startup log root@imx8mp-lpddr4-evk:~# dmesg | grep EDAC [ 0.116733] EDAC MC: Ver: 3.0.0 [ 1.874689] EDAC MC0: Giving out device to module 1 controller synps_ddr_controller: DEV synps_edac (INTERRUPT)   6.2.Checking memory mapping Use the command cat /proc/iomem to confirm that the ECC area is set to reserved as configured in 5.3. Changing the Linux reserved area . The following is an example for the i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK (DDR capacity 6GB). Listing 6 Checking memory mapping root@imx8mp-lpddr4-evk:~# cat /proc/iomem | grep reserved ... b0000000-bfffffff : reserved ... 130000000-13fffffff : reserved ... 1b0000000-1bfffffff : reserved   6.3.Checking when an ECC error occurs According to application note AN13566 - ECC on i.MX 8 Series , the DDR Controller in i.MX 8M Plus does not have the function to intentionally generate ECC errors. 3.2.9 ECC error injection through software The ECC error injection is a useful optional feature for system-level software validation. Unlike the Sideband ECC, there is no dedicated hardware support for it. However, errors can be injected through the software by unlocking the ECC region through the “ECC_REGION_PARITY_LOCK” register and overriding ECC parity bits. When the corresponding addresses are read from a protected memory region, ECC errors are generated as correctable or uncorrectable, depending on the type of error introduced. NOTE: ECC data poisoning is not supported by the DDR controller. The reference manual will be updated to remove this functionality. Therefore, we unlock the ECC area and modify the ECC area from the core to simulate an ECC error and perform the test. The basic idea is as follows: Write the 8-byte value 0xffffffff_ffffffff to DataAddr. The DDRC writes to DDR and also writes 1 byte of ECC at the same time. Unlocks the ECC region, allowing the core to access the ECC region. Obtain the address of the ECC byte corresponding to DataAddr and read one byte of the ECC. Write the inverted value 0xffffffff_fffffffe to DataAddr. The ECC 1 byte is also updated. ECC 1 byte, ECC read in 3. Writes back the byte value. Locks the ECC region, prohibiting access to the ECC region from the core. The value of DataAddr is read. At this time, since the ECC is inconsistent, Single-bit Error Correction is activated and the corrected 8-byte value, 0xffffffff_ffffffff, is read. A Correctable Error interrupt is also notified to the core. Note: Since this involves accessing the DDR, the test must be performed in a non-cache area. Fig. 10 SEC (Single-bit Error Correction) test method¶   DED (Double-bit Error Detection) debugging can be done in the same way.   7.Reference materials Application Note: AN13566 - ECC on i.MX 8 Series Application Note: AN13616 - Validating i.MX 8 Inline ECC Engine Functionality (contact your NXP representative to obtain this document) i.MX 8M Family DDR Tool Release - NXP Community i.MX 8M Plus DDR Register Programming Aids (RPA) - NXP Community 8.Caution This document is a reference for using NXP products. For official specifications, please refer to the product manual and application notes. Actual operation may differ from the contents described due to differences in various conditions, such as the version of the software used. Not all functions have been verified, so please be sure to verify and test the product to suit your intended use. =========================​ We are currently unable to respond to comments in the " Comment " section of this post . We apologize for the inconvenience, but when making inquiries, please refer to " How to contact NXP with technical questions ( Japanese blog ) " . (If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP , you may contact the person in charge directly. ) Inline ECC (Inline Error Correction Code) is a type of mechanism that detects and corrects bit errors that occur in memory or storage in real time. Enabling the inline ECC function on a DDR controller like the i.MX 8M Plus reduces DDR access performance, but by using approximately one-eighth of the DDR capacity as the ECC area, there is no need to add dedicated memory to store the ECC (reducing BOM costs). This article explains the functionality of inline ECC and introduces how to implement it. i.MX Processors Japanese Blog
View full article
Is there any power consumption profile result on RT500 and RT600 Hi, Can you please provide the information as entitled? Thanks! // JC1985 Re: Is there any power consumption profile result on RT500 and RT600 @kerryzhou THANKS Re: Is there any power consumption profile result on RT500 and RT600 Hi @JC1985 ,   Thank you for your interest in the NXP MIMXRT product, I would like to provide service for you.  1. rt685 Please refer to the application note: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13056.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note-software/AN13056SW.zip https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13468 2. RT595 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13657.pdf https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13606.pdf https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=AN13378 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13162.pdf Wish it helps you! If you still have question about it, please kindly let me know. If your question is solved, please help to mark the correct answer, just to close this case, thanks. Any new issues, welcome to create the new case. Best Regards, Kerry
View full article
GStreamer i.MX6 摄像头流媒体 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> (已弃用。请查看此文档以了解实时流) 服务器可以传输流式视频,而客户端(在本例中为 i.MX6 目标)可以接收并解码该视频。例如,连接了 GStreamer 和网络摄像头的服务器可以使用以下命令进行流式传输: $#管道 1 $ gst-启动 v4l2src!'video/x-raw-yuv,格式=(fourcc)I420,宽度=(int)1280,高度=(int)800'!ffenc_mpeg4!tcpserversink 主机=$CLIENT_IP 端口=$PORT 在目标上,客户端接收、解码并显示 $#管道 2 $ gst-launch tcpclientsrc 主机=$SERVER_IP 端口=$PORT !'video/mpeg,宽度=(int)1280,高度=(int)800,帧速率=(fraction)10/1,mpegversion=(int)4,系统流=(boolean)false'!太棒了!mfw_isink tcpclientsrc和解码器( vpudec )之间的滤波器容量取决于来自服务器编码器( ffenc_mpeg4 )的接收器容量,因此这些容量可能会根据您的需要而改变。运行上述管道需要环境变量 SERVER_IP、CLIENT_IP 和 PORT。 如果您希望 i.MX6 充当服务器,只需更改视频源(mfw_v4lsrc 或 v4l2src)和编码器(vpuenc),因此 $#管道 3 $ gst-launch v4l2src!'video/x-raw-yuv,格式=(fourcc)I420,宽度=(int)640,高度=(int)480,隔行=(boolean)false,帧率=(fraction)10/1'!vpuenc!tcpserversink 主机=$CLIENT_IP 端口=$PORT 为了测试目的,设置 SERVER_IP=127.0.0.1、CLIENT_IP=127.0.0.1 和 PORT=500,并在两个不同的控制台中运行管道 3 和 2。使用“top”检查 CPU 使用率并发现 VPU 实际上正在执行大部分工作。 i.MX6_全部 Linux 多媒体 回复:GStreamer i.MX6 摄像头流媒体 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 在与客户合作时,我们发现通过 VPU 进行的 1080p 编码无法直接工作,这是因为在 gst-fsl-plugins-3.0.2 包中的 src/video/vpu/src/vpuenc.c 中进行了测试:     if ((pad_width % 16) || (pad_height % 16)) { 删除 pad_height 的限制似乎有效。 还有一种方法是使用 mfw_ipucsc 元素将事物拉伸 8 个像素。
View full article
微控制器新闻:飞思卡尔现推出搭载定制 ARM ® Development Studio 5 的 Vybrid 控制器解决方案 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 新的开发环境支持单一封装中的异构 ARM 内核,从而加速软件开发和调试过程 德克萨斯州奥斯汀——2013 年 7 月 9 日——飞思卡尔半导体公司(纽约证券交易所代码:FSL)现推出搭载 ARM ® Development Studio 5(DS-5 ™ ) 开发环境的 Vybrid 控制器解决方案 ,简化了需要丰富的人机界面(HMI)和连接性以及确定性实时控制和响应能力的传统复杂应用程序的开发。飞思卡尔 Vybrid 控制器解决方案建立在 非对称多处理架构 平台 之上 ,该平台充分利用了飞思卡尔在微控制器开发和多核设计领域的领先优势。 飞思卡尔塔式系统 (Freescale Tower System)内提供了 ARM DS-5 工具链,可以无缝生成、调试和优化 Vybrid 设备中两个 ARM 内核的代码。 飞思卡尔软件和工具战略技术营销经理 Michael Norman 表示:“针对飞思卡尔塔式系统定制的 ARM DS-5 工具链支持基于 Vybrid 控制器解决方案的系统的低成本开发和优化。”“将 ARM DS-5 工具链与 Tower System 模块化开发平台打包在一起,大大降低了市场准入成本,并使飞思卡尔客户能够获得来自广泛的 ARM 社区的支持,以补充他们从飞思卡尔获得的支持。” Vybrid器件适用于多种应用,包括家用电器和工业机床应用中的简单HMI、基础设施和制造设备的安全控制、能源转换应用,如电机驱动和功率逆变器、可靠的有线和无线连接以及移动电池供电系统的控制,如机器人和工业车辆。 Vybrid控制器解决方案:丰富的实时应用 Vybrid F 系列VF3xx、VF5xx 和 VF6xx 设备的样品现已上市。Vybrid VF3xx 系列是单核(ARM Cortex ® -A5)解决方案,具有 1.5 MB 片上 SRAM、双 XiP 四 SPI 存储器接口、XGA 显示控制器、带 PHY 的双高速 USB、双以太网和 L2 交换机。Vybrid VF5xx 系列提高了性能并增加了 DDR2/3 内存接口。Vybrid VF6xx 系列增加了 ARM Cortex-M4 处理器和模拟视频 ADC。 Vybrid器件还具有片上加密、安全引导、防篡改和防克隆功能,为智能电网或工业控制等的敏感和关键的基础设施应用提供安全保障。 通过结合 ARM Cortex-A5 和 Cortex-M4 处理器,Vybrid VF6xx 设备无需外部微控制器 (MCU) 或现场可编程门阵列 (FPGA)。通过这种架构,系统开发人员可以创建具有用户友好型应用程序 HMI 的复杂控制系统。这种集成有助于减少开发工作量、元件数量、电路板面积和功耗,每个系统可节省高达 5 美元。 ARM 系统设计部 DS-5 产品经理 Guilherme Marshall 表示:“新型飞思卡尔 Vybrid 控制器非常适合需要实时可预测性和丰富操作系统 (OS) 功能的嵌入式系统。”“ARM 的 DS-5 工具链使工程师能够在单一开发环境中使用一流的代码生成、调试和分析工具,更高效地开发和优化 Vybrid 控制器中两个内核的软件。DS-5 带来出色的 Linux 支持和 MQX RTOS 感知,从而简化下一代智能嵌入式设备的开发。” 多家飞思卡尔合作伙伴已同时将 ARM DS-5 集成到其 Vybrid 控制器解决方案中。Timesys 提供一体化解决方案,使客户能够轻松使用 gcc 开发 BSP,并使用 ARM DS- 5开发 Linux 应用程序。Timesys Eclipse IDE 插件已移植到 ARM DS-5 工具链,以便在 ARM Cortex-M4 和 Cortex-A5 内核上更轻松地进行设置并更方便地进行交叉开发。嵌入式板解决方案合作伙伴PHYTEC已将 ARM ® CMSIS-DAP 调试单元集成到支持其基于 Vybrid 的系统级模块 (SOM) 的低成本套件中。这种集成与 PHYTEC 的现成 Linux 和 MQX BSP 一起,为 ARM DS-5 工具链提供了强大的开箱即用体验。 要查看 ARM DS-5 在 Vybrid 控制器解决方案环境中工作的分步演示,请访问 http://blogs.arm.com/software-enablement/878-debugging-multicore-devices-via-usb-with-arm-ds-5/ 发推文: @Freescale 让设计更简单!Vybrid 解决方案现已推出其专属定制版 @ARMEmbedded DS5。 ARM DS-5 适用于 Freescale Tower System 的主要特性和优势 •     灵活的集成开发环境,可同时调试两个内核 •     端到端开发支持,从 SoC 启动到系统范围调试和功率优化 •     适用于 ARM Cortex-A5 和 Cortex -M4 处理器的行业标准 ARM 编译器,针对最佳代码大小和性能平衡进行了优化 •     直观的 DS-5 调试器,将集成嵌入式开发工具(包括 MQX RTOS 感知)的便利性和生产力与 Linux OS 开源工具的强大功能和灵活性融为一体 •     ARMStreamline ™性能分析器,通过事件时间线和分析报告实现 Linux 和 Android ® 系统的系统级性能和功耗优化 •     由 ARM 处理器技术专家开发和维护 满足各种设计需求的解决方案 飞思卡尔为 Vybrid 控制器解决方案提供广泛的开发支持。飞思卡尔塔式系统为评估和原型设计提供了一个模块化、可扩展的开发平台。TWR-VF65GS10 模块是用于 Vybrid 设备的开发工具,可作为独立调试工具或组装的 Tower System 开发平台的一部分运行。飞思卡尔还提供了另外三个基于 TWR-VF65GS10 MCU 模块的塔式系统套件(TWR-VF65GS10-KIT、TWR-VF65GS10-PRO、TWR-VF65GS10-DS5),以进一步协助开发人员使用 Vybrid 控制器解决方案。ARM 和飞思卡尔合作开发了适用于 Vybrid 控制器解决方案塔式系统模块的定制解决方案:适用于 Vybrid 控制器塔式系统模块的 ARM DS-5 入门套件和 ARM DS-5 Vybrid 控制器版。 ·        适用于 Vybrid 控制器塔式系统模块的 ARM DS-5 入门套件 哦  TWR-VF65GS10(建议零售价:199.00美元) TWR-VF65GS10 模块、USB 线缆、快速入门指南 适用于 Vybrid 控制器塔式系统模块的 ARM Development Studio 5 (DS-5) 入门套件(代码大小限制为 256KB) 哦  TWR-VF65GS10-KIT(建议零售价:269.00美元) TWR-VF65GS10 模块、USB 线缆、快速入门指南 适用于 Vybrid 控制器塔式系统模块的 ARM Development Studio 5 (DS-5) 入门套件(代码大小限制为 256KB) TWR-ELEV升降模块 TWR-SER serial module 哦  TWR-VF65GS10-PRO(建议零售价:399.00美元) TWR-VF65GS10 模块、USB 线缆、快速入门指南 适用于 Vybrid 控制器塔式系统模块的 ARM Development Studio 5 (DS-5) 入门套件(代码大小限制为 256KB) TWR-ELEV升降模块 TWR-SER2增强串行模块 TWR-LCD-RGB图形液晶模块 ·        ARM DS-5 Vybrid 控制器版 o  TWR-VF65GS10-DS5 (MSRP: $1,500.00 USD) 与 TWR-VF65GS10-PRO 相同,但包含 ARM Development Studio 5 (DS-5) Vybrid Controller Edition 的一年期许可证(独立于硬件平台,代码大小限制为 1 MB) 供货情况 Vybrid 控制器解决方案现已上市,可从飞思卡尔及其分销合作伙伴处购买。欲了解更多信息,请访问: www.freescale.com/vybrid 。 采用 ARM DS-5 的 Vybrid 控制器解决方案的 Tower System 开发平台现已推出。欲了解更多信息,请访问: www.freescale.com/TWR-VF65GS10和www.freescale.com/TWR-VF65GS10-DS5 。 关于飞思卡尔半导体 飞思卡尔半导体公司(纽约证券交易所代码:FSL)是嵌入式处理解决方案领域的全球领导者,提供推动汽车、消费、工业和网络市场发展的行业领先产品。从 MPU 和 MCU 到传感器、模拟集成电路和连接,我们的技术是创新的基础,使我们的世界更环保、更安全、更健康、更互联。我们的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗设备、消费电器和智能移动设备。该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀,在全球拥有设计、研发、制造和销售业务。freescale.com #
View full article
使用 SDK 的低功耗应用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,Kinetis 用户!   我认为这是分享此代码的最佳场所。附件是如何在 Kinetis SDK 1.0.0 版本中使用电源管理器的示例。它本质上是移植到 SDK 的传统低功耗演示。现在,SDK 不提供取消初始化引脚的功能,因此其中一些有点混乱,但它仍然有助于向您展示如何使用电源管理器以及如何进入和退出低功耗模式。   支持的平台有:   FRDM-K22F FRDM-K64F TWR-K22F120M TWR-K64F120M TWR-KV31F120M   要安装演示,只需将文件解压缩到 SDK 安装的“demos”文件夹即可。演示中的所有链接都是相对的,因此您不会遇到任何问题。但是,如果您确实遇到任何问题,请告诉我,以便我可以纠正这些问题。   要运行演示,只需构建并下载应用程序(有关如何执行此操作的指南,请参阅 SDK 安装中设备特定的用户指南)。然后执行开机重置(使用低功耗应用程序时总是希望这样做)并使用以下设置连接终端实用程序:   - 19200波特率 - 8个数据位 - 无奇偶校验 - 1个停止位 - 无流量控制   然后按照屏幕上的说明进行操作。   对于那些希望进一步了解低功耗操作和 Kinetis 设备的人,我们有一个应用说明来帮助解释低功耗操作:AN4503 Kinetis 和 ColdFire+ MCU 的电源管理。本应用说明正在更新 Kinetis SDK 信息,并计划于今年某个时候重新发布。   尽情享受! Chris <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好,Kinetis 用户!   我认为这是分享此代码的最佳场所。附件是如何在 Kinetis SDK 1.0.0 版本中使用电源管理器的示例。它本质上是移植到 SDK 的传统低功耗演示。现在,SDK 不提供取消初始化引脚的功能,因此其中一些有点混乱,但它仍然有助于向您展示如何使用电源管理器以及如何进入和退出低功耗模式。   支持的平台有:   FRDM-K22F FRDM-K64F TWR-K22F120M TWR-K64F120M TWR-KV31F120M   要安装演示,只需将文件解压缩到 SDK 安装的“demos”文件夹即可。演示中的所有链接都是相对的,因此您不会遇到任何问题。但是,如果您确实遇到任何问题,请告诉我,以便我可以纠正这些问题。   要运行演示,只需构建并下载应用程序(有关如何执行此操作的指南,请参阅 SDK 安装中设备特定的用户指南)。然后执行开机重置(使用低功耗应用程序时总是希望这样做)并使用以下设置连接终端实用程序:   - 19200波特率 - 8个数据位 - 无奇偶校验 - 1个停止位 - 无流量控制   然后按照屏幕上的说明进行操作。   对于那些希望进一步了解低功耗操作和 Kinetis 设备的人,我们有一个应用说明来帮助解释低功耗操作:AN4503 Kinetis 和 ColdFire+ MCU 的电源管理。本应用说明正在更新 Kinetis SDK 信息,并计划于今年某个时候重新发布。   尽情享受! Chris 概述
View full article
RDSPIMC56F8023:采用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Overview 特性 结构框图 设计资源 Overview NXP ®太阳能电池板逆变器参考设计展示了 16 位数字信号控制器 MC56F8023 控制整个逆变器功能的能力。 该逆变器将太阳能电池板的输入电压转换为隔离的单相AC输出电压 此应用包括所有用于功率转换、控制和测量的电路 主电源板提供标准的64引脚PCI Express®连接器,作为子卡控制板的接口。该选项也可通过其他数字信号控制器控制该逆变器。 特性 从太阳能电池板流入的DC输入电压额定值为36V 可串联使用一个36V或两个18V 太阳能电池板 所采用的控制软件内具有最大功率点跟踪特性 包括用于3个串联在一起的12V铅酸累加器的电池充电器 Galvanic隔离输出电压230V, 频率50Hz,高达400W的输出功率 真正的正弦波形输出电压 用于外部通信的RS-485隔离接口 内部低功率DC电源可保持适当的功能,无需连接电池 实施过压、过电流和过热保护 提供离网嵌入式软件实例 结构框图 设计资源 传统设计 回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 您能分享硬件/原理图链接吗? 回复:RDSPIMC56F8023:使用 MC56F8023 的太阳能电池板逆变器参考设计 尊敬的先生, 请尽快分享硬件链接以获取更多帮助 谢谢 由 vengu
View full article
S32K314 HSE_FW_0.2.55.0 HSE_FW_0.2.55.0 リリース ノートでは、0.2.55.0 バージョンで次の問題が修正されました: SHE KEY をキー カタログ内の正しいグループに揃える。 私はSHEキーを使用しているので、この問題の影響が何であるかを知りたいです。また、ECUのhseを0.2.40.0から0.2.55.0にアップデートしたい場合、この問題はSHEキーの使用に影響しますか?[ECUにHSE(0.2.40.0)がインストールされ、init catelogがあり、SHEキーが書き込まれ、HSEサービス業者によってのみHSEバージョンが更新されます]。 S32K3 Re: S32K314 HSE_FW_0.2.55.0 こんにちは、ジアユさん SHE キー グループのキー サイズ数が 1 を超える場合、HSE FW 0.2.55.0 フル メモリ更新後に RAM キー カタログ フォーマット サービスが失敗しました。HIS-SHE 仕様には RAM キーが 1 つしかないため、K1 CSEc にも RAM キーが 1 つあります。 クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
使用直接内存寻址进行 CRC 评估 大家好 我使用的是 S32K358 MCU、MBD Toolbox v1.6.0 和 Matlab R2024a。 我知道工具箱不支持 Crc 模块,所以我配置了 .mex然后,我编写了一个 Matlab 函数,以便作为自定义代码手动调用"Crc_SetChannelCalculate" 函数。 这样做效果很好,我可以正确评估数组等数据流的 CRC。 现在我想做的是,直接使用内存地址作为数据输入,对内存区域进行 CRC 评估。如果我使用 S32DS IDE(在 Matlab 之外)手动编写代码"" ,代码看起来像这样: //--- 代码开始 uint32 CrcResult; uint8 *data; data = (uint8 *)0x40A1F0; // 为开始计算而选择的任意地址 CrcResult = Crc_SetChannelCalculate(CRC_LOGIC_CHANNEL_2, data, 16, 0, TRUE); //用这种方式我计算 16 字节的 CRC,起始值 = 0,直接从地址 0x40a1f0 开始在闪存中读取 //--- 当然,在此之前,我用适合我的应用的属性初始化了逻辑通道 CRC_LOGIC_CHANNEL_2。 这段代码运行良好,但我无法在 Matlab 上已翻译 " 它,因为我没有找到合适的方法来进行直接内存寻址(而且,如果我没错的话,Matlab 不支持这种可能性)。" 请问谁有办法解决这个问题? 感谢您的帮助和支持。 丹尼尔
View full article
フリートスK5ステータスに関する質問 こんにちはチーム フリートスのK5ステータスについてお聞きしてもよろしいでしょうか? 私はIDEs(DS3.6.4)にfreertosを追加しました。RTD0.8.0 CD3(K5用) しかし、私の側では機能していないようです。 以下のようにデモを呼び出しました。 ただし、以下のエラーは修正されませんでした... 「アップデート」後、freertos のフォルダが見つかりませんでした。 K5フリートステータスについてお尋ねしてもよろしいでしょうか? 私のアプローチが間違っている場合は、修正方法を教えてください。 ありがとう。 RTOS S32_CONFIG_TOOL 出典: 直接お客様 出典: NXP社内 Re: Question about freertos K5 status はい、debug_flash はコードが MRAM からロードされ実行されることを意味します。すべて正常に動作するはずですが、問題が発生した場合はお知らせください。 Re: Question about freertos K5 status はい、debug_flash はデフォルトで有効になっています。つまり、コードは MRAM からロードされ、実行されます。 すべて正常に動作するはずですが、何か問題が発生した場合はお知らせください。 Re: Question about freertos K5 status こんにちは@Nguyen_Duy_Dat ご返信ありがとうございます。 うまく動作しているようです。 そして、debug_flash と Clock 構成が正常に動作していることを確認しました。 これは正しいですか? ありがとう。 Re: Question about freertos K5 status こんにちは@Luke_Chun 、 最新の freeRTOS 0.8.0 バージョンを使用しているようですが、これは RTD 0.8.0 CD3 とは 互換性がありません 。代わりに RTD 0.8.0 (2025 年 12 月リリース) をインストールしてください。 よろしくお願いいたします。 ダット
View full article
iMX6ULL 控制台 UART 与其他使用 RS-485 的 UART 相互干扰 iMX6ULL 系统,内核为 lf-6.6.52-2.2.1。控制台设置为 ttymxc3 上的 RS-485 串行端口 ttymxc0。收发器"驱动使能" 连接到 SNVS_TAMPER7,我们有一个 DTS: &iomuxc_snvs { pinctrl_rs485_snvs: rs485grp_snvs { fsl,pins = < MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07 0x1b0b1 /* RS485.DE as RTS */ >; }; }; &uart4 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_rs485>, <&pinctrl_rs485_snvs>; fsl,dte-mode; rts-gpios = <&gpio5 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; linux,rs485-enabled-at-boot-time; status = "okay"; label = "rs485"; }; 我注意到,如果向控制台打印数据,会干扰 RS-485 串行端口:RTS/DE 信号有时会延迟 5-10 毫秒。该值在 9600 bps 时超过 3.5 个字符,这意味着由于主机仍在驱动总线,因此来自设备的响应将出现乱码。可以用以下方法复制: while true;do echo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >/dev/kmsg;done 这是一个已知的问题吗? i.MX6UL 疑似软件缺陷 Yocto Project Re: iMX6ULL console UART interferes with other UART using RS-485 你好@astrand 这似乎是 Linux 内核中的一个常见问题。以下是 LWN.NET 中的讨论。 printk/console 是一个速度慢的设备。当遇到大量日志时,内核必须同步向控制台写入信息。在这一过程中,它持有相关锁并消耗 CPU 时间,从而延迟其他任务调度和中断处理。即使您的控制台不同于 RS-485 串行端口,系统的整体调度/软中断/任务队列仍然会被拖慢。这将延迟 UART 传输完成事件到达驱动器并随后拉低 DE 位所需的时间。更多详情,请参阅该讨论。 https://lwn.net/Articles/909980/ 您可以尝试在运行时设置较低的控制台日志级别,或定义 rs485-rts-delayin dts. echo "4 4 1 7" > /proc/sys/kernel/printk 致敬, Zhiming
View full article
IMX8mini Yocto Linux 的 rootfs 大小 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 对不起,我必须在这里提出这个问题。 [我的情况]: imx8mini,8G emmc,运行 Yocto Linux,Linux 4.14.98 电路板支持包。 [问题]: 默认情况下,Yocto Linux 版本的 rootfs 大概是 1.3GB,当我把它刷到 EVK 时,整个系统显示的只有 1.3GB,这绝对不合理,因为我的 emmc 是 8GB。 [我目前得到的解决方案] 在上网搜索 Yocto 之后,我知道可以使用 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE=" xxxxxx" 或IMAGE_ROOTFS_SIZE="xxx" 来扩展整个大小。 [我的问题] 但是,如果这样做,我发现我的 rootfs 也会被强制放大到文件大小以上。 e,g,如果我将 IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE= " xxxxx " 设置为 8GB,那么版本 rootfs 图像大小也是 8GB!!!!!!!!!!!! 真糟糕,rootfs 添加了这么多无用的零填充,真正的 rootfs 只有 800MB,为什么要添加这么多无用的数据,强行放大到无用的 8GB?????!!!!!!!!!!!这导致我花了太多无用的时间将无用的 8GB 数据闪存到 EMMC!!!!!!!! 这既浪费了闪存图像时间,也浪费了我的硬盘存储!!!!!!!!! 为什么 Yocto 的设计如此糟糕??????? 为什么不使用 Android 的智能方式?????对于 Android,整个 system.img 只有大约 800MB,闪存到 EVK 后,整个系统(/)仍然显示 8GB emmc,而不是 800MB。 有谁能帮助我解决这个令人沮丧的问题?非常感谢。 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus Linux Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux 嗨,@Yuri、 我们使用的是 i.MX8M Plus EVK,它有 32 MB QSPI 闪存。 我们的目标是完全从 QSPI 闪存启动 U-Boot、Linux 内核、设备树和 initramfs (rootfs.img)。 我们能够成功启动: U-Boot(来自 flash.bin) Linux 内核(Image.gz) 设备树 (imx8mp-evk.dtb) 但是,我们在从 QSPI 闪存加载和使用 initramfs/rootfs 映像时遇到了问题。内核启动成功,但内核在 Waiting for removable media(等待可移动媒体)处挂起....,请参阅下面附带的日志。 -----Flash 布局和图像大小---------------- QSPI 闪存大小:32 MB flash.bin (U-Boot + SPL) ~2.3 MB Image.gz (内核) ~13.5 MB imx8mp-evk.dtb ~86 KB rootfs.img ~12.6 MB ----QSPI 偏移布局---------- flash.bin @ 0x00000000 Image.gz @ 0x00240000 imx8mp-evk.dtb @ 0x01000000 rootfs.img @ 0x01080000 ------ 将文件编入 QSPI(来自 SD 卡)--------- sf probe 0 sf erase 0x0 0x2000000 fatload mmc 1${loadaddr} flash.bin sf 写${loadaddr} 0x0${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} Image.gz sf 写${loadaddr} 0x240000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} imx8mp-evk.dtb sf 写${loadaddr} 0x1000000${filesize} fatload mmc 1${loadaddr} rootfs.img # initramfs (cpio.gz) sf 写${loadaddr} 0x1080000${filesize} ------闪烁后,重启板------------------ 从 u-boot 启动后,为 Linux 内核 (Image.gz)、设备设置环境变量树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img。 sf probe 0 setenv loadaddr 0x40480000 // 核心 setenv fdt_addr 0x43000000 //dtb setenv initrd_addr 0x43800000 //rootfs setenvkernel_comp_addr_r 0x50000000 setenv kernel_comp_size 0x04000000 sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2 sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360 sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0 setenv bootargs"console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 rw" setenv bootcmd 'sf probe 0; sf read${loadaddr} 0x240000 0xCD3CE2; sf read${fdt_addr} 0x1000000 0x14360; sf read${initrd_addr} 0x1080000 0xC04DB0; booti${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr} ' saveenv ----------------------------------------------------------------------- 1. 使用 SD 卡 Wic 文件在分区(启动/根目录)上运行良好。 2.We genarated Two yocto images ==> 1.bitbake core-image-minimal-initramfs (generated initramfs.cpio.gz)这个 cpio.gx 使用这个 cmd mkimage-A arm-O linux-T ramdisk-d (来自 linux 用户指南)== > 2. 还从 yocto 中生成了使用 bitbake core-image-tiny 生成的微小 rootfs。 core-image-tiny-imx8mp-evk.tar.zst,该 tar 已解压缩到 SD 卡中的 EXT4 分区,并成功加载了微小的 rootfs。 3.但正如第二点所说,rootfs.img 也被放入了 SD 卡的 EXT4 根分区,但却无法加载 rootfs。 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 这是启动 initramfs (rootfs.img) 的正确方法吗从 QSPI 直接连接 i.MX8M Plus EVK? ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 有没有推荐的恩智浦参考镜像用于在 i.MX8MP(Linux 内核 (Image.gz)、设备上完全从 QSPI 启动内核和 initramfs树 (imx8mp-evk.dtb),rootfs.img)? 4.如何在 I.MX8MP 上从 QSPI 闪存加载 rootfs.img? Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> [email protected] 你好 以下是文档,描述了如何版本和使用分区。 分区用户手册 也许使用大尺寸图片会更容易些:-( 此致, 尤里。 Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,尤里、 谢谢您的帮助。但对于 此外,还可以使用parted之类的实用程序来版本小尺寸的 文件系统并调整部分大小。 如何做到这一点?我很难理解这一点。这是否意味着有一种名为"parted" 的工具可以做到这一点?还是别的什么? 我用"Yocto + parted 谷歌了一下,没有得到任何有用的信息。" 谢谢! Re: rootfs size for IMX8mini Yocto Linux <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 无论如何,使用 Yocto 方法生成 Linux 系统需要 大量主机资源。如恩智浦Linux文档中所述,客户只需版本一次 文件系统,然后在没有Yocto环境的情况下重新编译U-启动和/ 或内核。此外,还可以使用parted之类的实用程序来构建小尺寸的 文件系统并调整部分大小。 此致, 尤里。
View full article
S32K312:如何设置芯片的低电压检测 你好,NXT 团队   我只能找到 LVRBLPEN,描述如下   LVRBLP 在 LPM 期间启用位控制 VD D_HV_B 功率域上的低压 RESET 检测 (LVRBLP) 在 LPM 中处于活动状态还是非活动状态   然而,312 引脚上没有 VDD_HV_B,这让我很困惑   顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复 我能这样理解吗,低压检测只能在 LPM 模式下关闭? 如果不能关闭,能否配置这个阈值? 我目前正在测试RESET将在2.8V左右触发信号 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 请问我是否要禁用低电压RESET功能,我需要操作哪个寄存器? 您无法在此设备上禁用低压检测。它会导致意想不到的行为,最后肯定会RESET。 我也认为没有理由这样做,因为我们只保证 uC 的运行符合规范。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复请 问我是否要禁用低电压RESET功能,我需要操作 哪个寄存器? 看来将LVRBLPEN寄存器设置为0将阻止MCU在LPM模式下RESET,在其他模式下应该控制 哪个寄存器? 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 LVRBLPEN 控制 VDD_HV_B 功能域的低电压 RESET 检测在电源模式 (LPM) 期间是否保持活动状态。 术语 VDD_HV_B 是指内部电源功能域,而不是物理引脚。它是 MCU 内部高压功能域的一部分,为某些外设和逻辑模块供电。 以下是 S32K312 的功率域: 和 S32K312 的耗材表: 该手册在 S32K3xx 系列中很常见。因此,通常所有功能都是笼统描述的,然后有必要注意哪些功能对您的设备衍生产品真正有效。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好,彼得 感谢您的回复 我目前的检测结果是 该芯片将直接在2.8V左右RESET,这是预期的 但是 5.8V 无法RESET 此中断必须配对,并且必须在中断本身内调用RESET函数 请问高低压RESET的不同表现是否归因于芯片的特殊设计 顺祝商祺! 赵 Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 我能这样理解吗,低压检测只能在 LPM 模式下关闭?如果无法将其关闭,我们可以配置这个阈值吗? 我目前正在测试RESET将在2.8V左右触发信号 不能配置其阈值。恩智浦工厂对其进行了微调。 请遵守数据表中规定的操作条件。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 即使禁用了 LVDIE,设备仍将 RESET 为相同的 2.8 V 阈值。 这种行为(没有 ISR 输入并在低电压跳闸点立即 RESET)是预期的操作,还是低压检测应该能够在 RESET 之前执行其中断处理程序? 这是意料之中的行为。我不清楚 S32K3 是如何实现的,但通常有两套 LVD。一种触发信号中断,另一种在电压下降时触发信号RESET。 这就是你的 2.8 伏电压。因为中断没有意义。因为你的内存、内核执行、寄存器设置可能已经损坏。你也不会因为故障而中断任何操作。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 请问高低压RESET的不同表现是否归因于芯片的特殊设计 我不明白这个问题。 您可以在低压检测或 HVD 支持的标志上配置中断: 但是 5.8V 无法RESET 但是为什么要RESET呢?高电压不会像低电压一样导致设备故障。 1* - 最高 6.0 伏,使用寿命 10 小时;最高 7.0 伏,使用寿命 60 秒。 甚至可以在 7V 电压下运行。 请遵守数据表的绝对最大额定值。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 Peter 谢谢你的回复,抱歉,我之前可能没有明确我的问题。 当我启用高压检测中断启用 (HVDIE) 时,调试器可以在中断服务例程的电压约为 5.8 V 时停止。 但是,当我启用低压检测中断启用 (LVDIE) 时,MCU 会立即 RESET 于 ≈ 2.8 V,我永远无法进入 ISR。 即使禁用了 LVDIE,设备仍会在相同的 2.8 V 阈值处触发 RESET。 这种行为(没有 ISR 输入并在低压检测低电压跳闸点立即 RESET)是预期的操作,还是低压检测应该能够在 RESET 之前执行其中断处理程序? 致以最崇高的敬意 Zhao Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好 对于 RESET 级别的低压检测(在我的测试中以 2.8 V 跳闸的那个),数据表中是否列出了任何允许我移动其阈值的用户可见的微调位、寄存器字段或出厂配置选项,还是固定、不可屏蔽的电压监测? 客户看不到。此外,每个芯片都有自己的调节器校准值,这些校准值在恩智浦工厂进行修整,以满足规范要求。 对于中断级低压检测(应该更早触发的那个,在 3 V—4 V 左右),手册是否提供了可编程的寄存器场(例如LVDVSEL、LVDSEL 或类似),让我选择其确切的跳变点,如果可以,允许的步长/分钟-最大范围是多少? S32K3 (PMC‑LVDSC1) 上的中断级低压检测不提供 LVDVSEL 或 LVDSEL 等可编程阈值场。其跳闸点在出厂前已校准,无法通过软件进行调整。 如果两个阈值都有记录,请注明寄存器名称和位域;如果其中一个是硬接线,请说明哪一个是固定的 两者都无法让用户访问。 两个跳闸点都是硬接线。 顺祝商祺! Peter Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 你好, 我将 VDD 从 5 V 慢慢降低, 我预计中断电平低压检测将会在更高的阈值(3 V,3.2 V,不管配置如何)下触发,这样我的 ISR 才能在电源变得临界之前运行,只有在导轨最终达到 2.8 V 硬复位跳闸点时,MCU 才会 RESET。 对于 RESET 级别的低压检测(在我的测试中以 2.8 V 跳闸的那个),数据表中是否列出了任何允许我移动其阈值的用户可见的微调位、寄存器字段或出厂配置选项,还是固定、不可屏蔽的电压监测? 对于中断级低压检测(应该更早触发的那个,在 3 V—4 V 左右),手册是否提供了可编程的寄存器场(例如LVDVSEL、LVDSEL 或类似),让我选择其确切的跳变点,如果可以,允许的步长/分钟-最大范围是多少? 如果两个阈值都有文件记录,请注明寄存器名称和位字段;如果其中一个是硬连线,请说明哪个是固定的 最佳问候, Zhao Re: S32K312:How to set low voltage detection for chips 您好 以HVD为例,电压调节至6V,根据MCAL配置项的描述,PMC中断会在HVDAF寄存器被置1时触发,我在触发POWER_IP_E_ISR_HIGH_VOLTAGE事件后在McuErrorIsrNotification回调函数中执行了复位操作,复位后看到HVDAF寄存器被清0,但不会再被置1,所以PMC中断只会触发一次,只执行了一次复位操作,请问这个现象是正常的吗 顺祝商祺 liao
View full article
What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? I am using the S32K3X4EVB-T172 for development. I tried using Sbc_fs26_PerformAbist2Check to check: SBC_FS26_MOR_VPRE = 0 SBC_FS26_MOR_VCORE = 1 SBC_FS26_MOR_LDO1 = 2 SBC_FS26_MOR_LDO2 = 3 SBC_FS26_MOR_TRK1 = 4 SBC_FS26_MOR_TRK2 = 5 SBC_FS26_MOR_VREF = 6 SBC_FS26_MOR_VEXT = 7 However, I found that only Sbc_fs26_PerformAbist2Check(SBC_FS26_MOR_VEXT) makes ABIST2_PASS of FS_DIAG_SAFETY1 show as 0 / ABIST2 Fail or not executed, but I don't know why? Could the issue be due to an incompatible OTP configuration of the FS26 part number PFS2613AMDA2AD used in the S32K3X4EVB-T172, or is it a faulty FS26 IC? Re: What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? I confirmed on EVB that it's the OTP that's causing it, same as I said before. If the OTP turns off the VMON behind it, you don't need to configure the bit of the corresponding channel. Re: What could be the reason for the ABIST2_EXT self-test failure of the S32K3X4EVB-T172? Yes, when executing ABIST2 self-tests, only ABIST2_EXT fails and shows ABIST2_PASS = 0, which may be a failure or not executed, but I can't think of a reason, but all other ABIST2 self-tests work and show 1 for PASS = ABIST2_PASS.
View full article
Scarthgap 6.6.52 上的 iMX6ULL 以太网 我已经迁移到使用 6.6.52 内核的 Yocto 版本,我正在努力让以太网正常运行。在迁移时,我注意到 TX_CLK 线路是一个恒定值,而不是正弦时钟。我曾尝试从元第三方层构建多个板,但是我一直看不到时钟信号。 如果我的配置需要更改,请告知: pinctrl_enet1:enet2grp { fsl、引脚 =< MX6UL_PAD_GPIO1_IO07__ENET1_MDC 0x1b0b1 MX6UL_PAD_GPIO1_IO06__ENET1_MDIO 0x1b0b1 MX6UL_PAD_ENET1_RX_EN__ENET1_RX_EN0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_RX_ER__ENET1_RX_ER 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_RX_DATA0__ENET1_RDATA000x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_RX_DATA1__ENET1_RDATA01 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_TX_EN__ENET1_TX_EN 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_TX_DATA0__ENET1_TDATA000x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_TX_DATA1__ENET1_TDATA01 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK1 0x4001b031 > ; }; &fec1 { pinctrl-names ="default"; pinctrl-0 =<& pinctrl_enet1>; phy-mode ="rmii"; phy-handle =<& ethphy2>; status ="okay" ; mdio { #address-cells =<1>; #size-cells =<0> ; ethphy2: ethernet-phy @2 {cl ocks = < & clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF >; 时钟名称 = " rmii-ref "; reg = <1>;};};相同配置在 5.5.15 版上运行,没有这些行:时钟 = < & clks imx6UL_CLK_ENET2_REF >; clock-names = " rmii-ref "; 此外,在查看更改时,我注意到 Yocto 版本之间的 imx6ul.dtsi 文件发生了以下变化:fec2:以太网 @20b4000 {兼容 = " fsl,imx6ul-fec ", " fsl, imx6q-fec "; reg = <0x020b4000 0x4000>;中断 名称 = " int0 "," pps ";中断 = ,< GIC_SPI 121 IRQ_TYPE_LEVEL_HIG H > ; 时钟 = < & clks IMX6UL_CLK_ENET >, < & clks imx6UL_CLK_ENET_AHB >, < & clks imx6UL_CLK_CLK_ENET_PTP >, < & >, < & 点击 IMX6UL_CLK_ENET2_REF_125M >; 时 钟名称 = " ipg ", " ahb ", " ptp ", " enet_clk_ref ", " enet_out "; fsl, num-tx-queues = <1>; fsl,num-rx-queues = <1>; fsl,停止模式 = < & gpr 0x10 4 >;fsl,magic-packet; fsl,wakeup_irq = <0>;状态 = " 禁用 ";};变成: fec2:以太网@ 20b4000 { 兼容 = " fsl,imx6ul-fec "," fsl,imx6q-fec ";reg = <0x020b4000 0x4000>;中断名称 = " int0 "," pps ";中断 = < GIC_SPI 120 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH >, ; 时钟 = < & clks imx6UL_CLK_ENET >, < & clks imx6UL_CLK_CLK_ > < &ENET_PTP >, 86> & clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF_SEL >; 时 钟名称 = " ipg ", " ahb ", " ptp ", " enet_clk_ref "; fsl, num-tx-queues = <1> <1> fsl,num-rx-queues = ; fsl,停止模式 = < & gpr 0x10 4 >;fsl,magic-packet; fsl,wakeup_irq = <0>; 状态 = " 已禁用 ";};感谢您的提前帮助。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 以太网行为, 根 @imx6ul:~# ifconfig eth0:flags=4099 < UP、BROADCAST、MULTU 1500 inet6 fe80:: 230:64 ff: fe3f: f7ff prefixlen 64 scopeid 0x20 eth er 00:30:64:3 f: f7: ff txqueuelen 1000(以太网)RX 数据包 0 字节 (0.0 B) RX 错误 0 已丢弃 0 溢出 0 帧 0 TX 数据包 12 字节 1558 (1.5 KiB) TX 错误 0 丢弃 0 超限 0 载波 0 载波 0 碰撞 0 > lo:flags=73 mtu 65536 inet 127.0.0.1 网络掩码 255.0.0.0 inet6:: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10 loop txqueuelen 1000(本地 环回) RX 数据包 93320 字节 7092320 (6.7 MiB) RX 错误 0 丢弃 0 帧 0 个 TX 数据包 93320 字节 70320 字节 7092320 (6.7 MiB) RX 错误 0 丢弃 0 帧 0 个 TX 数据包 93320 字节 92320 (6.7 MiB) TX 错误 0 掉落 0 超支 0 载波 0 次碰撞 0 root @imx6ul:~# ethtool eth0 eth0 的设置: 支持的端口:[TP MII] 支持的链接模式:10BaseT/Half 10BaseT/Full 100BaseT/Half 1000BaseT/全 1000BaseT/全部 1000BaseX/完全支持暂停帧使用:对称 支持自动协商:未报告广告链接模式:10BaseT/Half 10BaseT/Full 100BaseT/Half 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 100BaseT/Full 全部 1000BaseX/Full 广告暂停帧使用情况:对称 广告自动协商:是 广告的 FEC 模式:未报告速度:未知! 双工:未知! (255) 自动协商:开启 主从 cfg:首选从机 主从状态:从机 端口:双绞线 PHYAD:0 收发器:外部 MDI-X:开启(强制) 支持唤醒:g Wake-on:检测到了 d Link:否 在所有情况下,以太网电缆和硬件均使用先前的电路板支持包版本进行了正确测试。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 你好 nxp, 我们在将 imx6ul 电路板支持包 从 gatesgarth(5.10)升级到 scarthgap(6.6.52)时遇到了同样的问题。使用的 dts 和 dtsi 已附上,对旧的 电路板支持包(5.10)的 pinctrl 和 reg 属性的微小改动也同样适用。 启动后主板能够分配 ipv6 但是 dmesg 会出现以下紧急情况(忽略除 fec 以外的任何其他消息) [27.822747] Micrel KSZ8081 或 KSZ8091 2188000.ethernet-1:00:attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL) [ 28.170432] flexcan 2094000.can can1: bit-timing not yet defined [ 29.624259] flexcan 2090000.can can0: bit-timing 尚未定义 [ 29.929672] FEC 2188000.Ethernet eth0: Link is Up - Unknown/Unknown - flow control off [ 30.969118] FEC 2188000.ethernet eth0: Link is Down [ 34.840743] weston[580]: memfd_create() 被调用,但未设置 MFD_EXEC 或 MFD_NOEXEC_SEAL [ 37.241251] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - Unknown/Unknown - flow control off [ 38.249410] FEC 2188000.ethernet eth0: Link is Down [ 39.290339] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet-1:00:主/从解析失败 [ 39.290406] ------------[ cut here ]------------ [ 39.290429] WARNING: CPU:0 PID: 126 at /drivers/net/phy/phy.c:1259 phy_state_machine+0xb0/0x2e8 [ 39.290546] phy_check_link_status+0x0/0xc0: returned: -67 [ 39.290614] 链接到的模块: caam_jr caamkeyblob_desc caamhash_desc caamalg_desc crypto_engine authenc libdes caam secvio error 8021q [ 39.290858] CPU:0 PID: 126 Comm: kworker/0:5 Not tainted 6.6.52-lts-next-gcec723603de8-dirty#1 [39.290911] 硬件名称:飞思卡尔 i.MX6 Ultralite(设备树)[39.290943] 工作队列:events_power_efficience phy_stack_machine [39.291050] unwind_backtrace 来自 show_stack+0x14 [39.291144] 来自 dump_stack_lvl+0x40/0xx14 [39.291144] show_stack 4c [39.291252] 来自 __warn+0x94/0xc0 [ 39.291357] __ 的 dump_stack_lvl 来自 warn_slowpath_fmt+0x130/0x1bc [39.291443] warn_slowpath_fmt 来自 phy_state_machine+0xstate_machine +0x140/0x290x290 8 [39.291634] process_one_w orkfrom worker_ thread+0x27c/0x4ac [39.291712] worker_thread 来自 kthread+0x110/0x12c [39.291819] kthread 来自 ret_from_fork+0x14/0x28 [39.291915] 异常堆栈 (0xa0d05fb0 到 0xa0d05ff8) [39.291966] 5fa0:00000 0000 00000000 00000000 00000000 [39.292021] 5fc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [39.292069] 5fe0:00000000 00000000 00000000 [39.292099]---[结束跟踪 00000000000000]---注意:imx6ul.dtsi 未作任何更改并用作比如来自 evk。 对此有任何见解将不胜感激。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 我在配备 i.MX6 双处理器的 Digi CC6[N] SBC 上从 Thud / DEY-2.6 / 4.9.212 迁移到 Scarthgap / DEY-5.0 / 6.6.52 时遇到了完全相同的问题。 我已验证了所有其他嵌入式系统功能(GPIO、USB、串行等),但 FEC 以太网没有出现。和你一样,我怀疑其中的设备树和/或时钟树出了点问题。这个帖子似乎还表明,可能还有一个与 RGMII(?)时钟有关的驱动程序问题。但是,我已经测试了 “fec_probe” 和 “fec_enet_init”,两者都没有被调用,所以主要的假设是设备树,因为看来至少会在匹配的 DTB 条目上调用 “fec_probe”。 我进行的一项实验是将 Thud / DEY-2.6 / 4.9.212 的 DTB 与 Scarthgap / DEY-5.0 / 6.6.52 内核结合使用,但这项实验毫无结果。结果系统只运行到 "启动内核...... "就挂起了。 我的下一个实验是运行find /sys/kernel/debug/clk/ -type f -print -exec cat {}\;` 在 4.9.212 和 6.6.52 系统上比较时钟树。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 @Manuel_Salas 我使用了调整后的 IMX6ULL 和 IMX6UL dtsi 文件,以便与之前的 dtsi 基本文件保持一致。两台设备的以太网连接都无法正常工作。反转 fdt 文件后,我们的以太网节点基本相同,但功能没有改变。设备确实会接收 fec,但是它无法获取 IP 地址。此外,当使用ethtool时,两个设备看起来相同。 以下是两个以太网节点(我删除了两个片段中的 mac 地址) 工作以太网(6.1.15内核) : 以太网@20b4000{ 本地计算机地址 = []; 兼容 = "fsl、imx6ul-fec", "fsl,imx6q-fec"; 注册 =<0x20b4000 0x4000>; 中断名 = "中断名", "pps"; 中断 =<0x00 0x78 0x04 0x00 0x79 0x04>; 时钟 =<0x01 0x90 0x01 0x91 0x01 0x30 0x01 0x2e 0x01 0x2e>; 时钟名 = "ipg", "ahb", "ptp", "ENET_CLK_REF", "enet_输出"; fsl,num-tx-queues =<0x01>; fsl,num-rx-queues =<0x01>; fsl,停止模式 =<0x0b 0x10 0x04>; fsl、magic-packet; fsl,唤醒 IRQ =<0x00>; 状态 = "好的"; pinctrl-names = "默认"; pinctrl-0 =<0x0d>; 网络模式 = "rmii"; phy-handle =<0x0e>; phy-reset-gpios =; phy-reset-duration =; mdio{ #address-cells =<0x01>; #size-cells =<0x00>; 以太网-phy@1{ 兼容 = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; 注册 =<0x00>; phandle =<0x0e>; }; }; }; 以太网无法在 yocto 内核 6.6.52 上运行(使用了之前内核中的 dtsi 定义,该内核可在 6.1.15 上运行): 以太网@20b4000{ 本地计算机地址 = [2A A8 1C A9 84 C7] ; [2A A8 1C A9 84 C7] ; [2A A8 1C A9 84 C7]; 兼容 = "fsl、imx6ul-fec", "fsl,imx6q-fec"; 注册 =<0x20b4000 0x4000>; 中断名 = "中断名", "pps"; 中断 =<0x00 0x78 0x04 0x00 0x79 0x04>; 时钟 =<0x01 0x90 0x01 0x91 0x01 0x30 0x01 0x2e 0x01 0x2e>; 时钟名 = "ipg", "ahb", "ptp", "ENET_CLK_REF", "enet_输出"; fsl,num-tx-queues =<0x01>; fsl,num-rx-queues =<0x01>; fsl,停止模式 =<0x0c 0x10 0x04>; fsl、magic-packet; fsl,唤醒 IRQ =<0x00>; 状态 = "好的"; pinctrl-names = "默认"; pinctrl-0 =<0x0d>; 网络模式 = "rmii"; phy-handle =<0x0e>; phy-reset-gpios =; phy-reset-duration =; mdio{ #address-cells =<0x01>; #size-cells =<0x00>; 以太网-phy@1{ 兼容 = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; 注册 =<0x00>; phandle =<0x0e>; }; }; }; Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 @Manuel_Salas 我很抱歉,这是从 6.1.55 迁移过来的。(mickledore) to 6.6.52 (scarthgap) 好的,我明白了,那么更新后的 fec 配置应该是这样的: &fec1 { pinctrl-names ="default"; pinctrl-0 =<& pinctrl_enet1>; phy-mode ="rmii"; phy-handle =<& ethphy2>; status ="okay" ; mdio { #address-cells =<1>; #size-cells =<0> ; ethphy2: ethernet-phy@2 { clocks =<& clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF_125M>; clock-names ="rmii-ref"; reg =<1>; }; }; }; 我曾尝试在 dtsi 文件中使用较早的 imx6ul 和 6ull 配置文件,但也没有成功。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 你好@Rashaad 希望你一切都好。 我对你正在使用或不使用的版本有点困惑,但我能看出主要区别在于使用了设备树 5.15.y: <&clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF_125M>; 在较新的版本中,如您在设备树 6.6. y 上看到的那样使用: <&clks IMX6UL_CLK_ENET2_REF_SEL>; 你可以尝试将旧配置添加到新的设备树版本中。 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 此外,版本为 6.5.15 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 我很抱歉,针脚配置是正确的: pinctrl_enet2: enet2grp{ fsl,pins =< MX6UL_PAD_GPIO1_IO07__ENET2_MDC 0x1b0b0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO06__ENET2_MDIO 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_RX_EN__ENET2_RX_EN 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_RX_ER__ENET2_RX_ER 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_RX_DATA0__ENET2_RDATA00 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_RX_DATA1__ENET2_RDATA01 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_TX_EN__ENET2_TX_EN 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_TX_DATA0__ENET2_TDATA00 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_TX_DATA1__ENET2_TDATA01 0x1b0b0 MX6UL_PAD_ENET2_TX_CLK__ENET2_REF_CLK2 0x4001b031 >; };   &fec2{ pinctrl-names = "默认"; pinctrl-0 =<&pinctrl_enet2>; 网络模式 = "rmii"; phy-handle =<&ethphy1>; //phy-reset-gpios = < & gpio5 8 GPIO_ACTIVE_LOW >; //phy-reset-duration = <200>; 状态 = "好的"; mdio{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; ethphy1: 以太网-phy@1{ 兼容 = "ethernet-phy-ieee802.3-c22"; 时钟 =<&clks imx6ul_clk_enet2_ref>; 时钟名 = "rmii-ref"; reg =<0>; }; }; }; Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 您好, 我也遇到了同样的问题。你找到解决办法了吗? 此致敬礼, Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 您好, 我也遇到了同样的问题。你找到解决办法了吗? 此致敬礼 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 Hi tojo, 我们也遇到了同样的问题,但设法解决了。恩智浦建议我们首先检查时钟正弦波(没问题),还要验证i.MX6UL参考手册中的IOMUXC_GPR_GPR1寄存器,以确保其设置符合预期值。 在我们的案例中,问题与时钟无关,但排除它很有帮助。真正的问题是,在最新的电路板支持包中,PHY的RESET时间变得更加严格。我建议在板上启动后手动 PHY RESET 然后看看。 请注意,我们的板是使用基于 GPIO 的 PHY RESET 的自定义板,而 EVK 使用基于 SPI 控制器的 PHY RESET。 Re: iMX6ULL Ethernet on Scarthgap 6.6.52 嗨,Shanga,感谢您的回复。我会调查的。
View full article
支持 S32K344 的 MATLAB 和 S32DS 您好,先生, 我正在尝试为 S32K344 制作一个简单的版本模型,并使用 S32 配置工具对其进行配置。但是,它并没有像预期的那样工作,我觉得我可能遗漏了一些步骤。 我已经查看了恩智浦网站上的论坛和视频,但仍然无法解决这个问题。 我附上了一些我的工作截图,供您审阅。 我恳请您就正确的程序或我可以遵循的任何文件提供指导。非常感谢你们的支持。 谢谢! Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我检查了您所附的图片,似乎您正确地将 PTB26 配置为输出引脚。 您遇到的问题是,在应用程序刷新到板后,PTB26 的逻辑电平仍然很低。我说得对吗? 为了更好地理解这个问题,你能告诉我你正在使用的开发板的确切模型吗?您安装的是什么版本的 S32K3?您使用的是哪个版本的 MATLAB? 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我昨天漏查了一件事。 除了引脚和 DIO 元器件外,您还需要将端口元器件配置为使用指定的引脚。由于您使用的是旧版本的工具箱,端口引脚不会根据引脚配置自动更新(这也是它能在 S32DS 中工作的原因)。 总而言之 1。打开配置项目并导航到 Port 元器件。 2.在Dio 端口容器中,添加一个新的端口引脚 ,其 MSCR 为所需引脚的 MSCR(在本例中,对于 PTB28,MSCR 为 60)。 如果这能解决你的问题,请告诉我。 顺祝商祺! 索林-伊万尼德-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 感谢您的回复。 所需的详细信息请参见下文: MATLAB 版本:R2022a 开发板:S32K344-172 S32K3 软件包版本:1.6 与此同时,我们还使用 PTA27 进行了测试,但观察到了相同的行为。这让我们怀疑在 DIO 配置和引脚配置之间可能缺少一个环节。我们恳请就正确的程序提供指导,以确保不遗漏任何配置步骤。 关于我前面提到的一点:当我说它可以使用"嵌入式代码时," ,我的意思是我们通过 S32DS 平台使用嵌入式 C 代码测试了相同的逻辑,在这种情况下,引脚的表现与预期完全一致。该问题仅在使用 MATLAB/Simulink 生成的代码时出现。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 是的,现在 Dio 的问题已经解决,而且工作正常。 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好 我们刚刚发布了 S32K3 工具箱的新版本 (1.8.0)。如果你想升级到最新版本,请前往 MATLAB 中的插件管理器并搜索 nxp_support_package_s32K3。安装支持软件包后,你可以运行 GettingStarted.mlx 脚本,该脚本将指导你安装最新版本。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 您好,感谢您的回复。 您提到的是旧版本的软件。为了便于配置,你能否与我们联系应该使用哪个版本? Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 你好,@chaudharimohit73、 如果建议的解决方案解决了您的问题,请告诉我。 顺祝商祺! 索林-班奇拉 Re: Support on MATLAB and S32DS for S32K344 您好, DIO 配置成功后,我现在正试图配置 CAN。我想使用混合标准报文和扩展报文的 CAN。 能否请您指导我完成配置步骤?
View full article
[S32K311][MultiPartition]:在 S32K311 上设置多分区时 SPI 初始化失败 你好,团队、 李尔的问题如下 ------------------------------------------------------------------------------------- 我们正在单核 ECU (S32K311) 上实施多分区,在 SPI 驱动程序初始化过程中遇到了一个问题。 观察结果: SPI 驱动程序调用 OsIf_timer.c 中的 OsIf_GetPartitionID(),以获取当前分区 ID 并将其用作 SpiID。但是,该 ID 与 SpiCorePartitionUse 中的值不匹配,尽管两者都是为同一个 ECUC 分区配置的。由于这种不匹配,驱动程序会触发信号 DET 错误,无法初始化外围设备。 调试时发现的问题: 函数 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 返回一个 SPI 驱动程序不期望的值。这似乎是造成不匹配的原因。 初步分析表明,该问题可能与 Vector DaVinci/Tresos 工具的配置生成有关。 影响 SPI 在多分区模式下无法完成初始化,导致通信功能受阻。 ------------------------------------------------------------------------------------- BR Stefano RTD Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 因为他们提到了OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig,所以我认为他们使用的是 ASR OS。 那么,在这种情况下,函数 GetApplicationID() 返回的是什么值? 请将它们的配置发送给我,包括EcuC、Os、Spi、BaseNXP。 生成以下结构的输出 他们使用的是什么软件包? 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 请帮助我读取 SPI_Init() 函数中的以下参数: - SpiId? - 他们向函数 Spi_Init() 传递了什么配置? 像这样: 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 您好 Nhi_Nguyen, 请告诉我附件是否足够。 BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 您好 Nhi_Nguyen, 李尔回答道: Spi_Init(&Spi_Config_EcucPartition_C0_B); 这是我们在 Init 函数中传递的信息,SPI_ID 从分区 ID api 中读取,但没有正确链接到操作系统应用程序 ID。 BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 这是他们申请中的操作系统: 他们将Spi_Config_EcucPartition_C0_B传递给了Spi_Init(),因此 SPI_ID 必须是下面的值: 在这种情况下,u32AppId 必须为 1 才不会出现 Det 错误。但 OS_GetApplicationID() 函数属于 RTOS 而非 RTD,因此请标记 RTOS,以便有人能帮助获取该函数。 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 您好 Nhi_Nguyen, 下面是李尔的答复: 在我们的案例中,SPI ID 和操作系统应用程序不匹配。我们认为,就 ASIL 而言,它应该返回 1,但它却返回 0,导致配置不匹配。请看下面的快照。 如果你愿意,我们可以开个短会,我可以向你详细介绍。 BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 我不知道 RTOS 是如何工作的,也不知道在 RTOS 中如何从函数 GetCurrentApplicationID() 返回值。但如果想保持 u32AppID = 0 为当前值,避免出现 Det 错误,则可以按下面的方法操作: 然后,生成的文件是 这意味着,如果 u32AppId = 0,SpiID = 0; u32AppId = 1,SpiID = 1; 在 SPI 中,生成的文件是 这意味着 Spi_Config_EcucPartition_C0_QM->u32SpiCorePartitionUse = 1; Spi_Config_EcucPartition_C0_B->u32SpiCorePartitionUse = 0; 在另一种情况下,他们想将 u32AppID 更改为其他值,那么@StefanoGattazzo请添加 RTOS 标记并移除 RTD 标记,以便 RTOS 的人员可以帮助您。 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 抱歉,我对此一无所知。 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 HI Nhi_Nguyen, 我能问谁? BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 请删除 RTD,我看到您添加了 RTOS 标签,我们团队会有人回答您的问题。 顺祝商祺! Nhi Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 您好 Nhi_Nguyen, 如果您认识某个人,我可以直接询问--现在情况紧急。 BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好,团队、 李尔正在写作: 不,我们使用的不是恩智浦操作系统,而是矢量操作系统。OSIF 参考来自基础元器件。 我们目前正在开发一个 POC,其中 SPI 驱动程序被分区,这样 LPSPI2 是专用的,用于质量管理应用程序,而其余的 LPSPI 模块则用于 ASIL B 应用程序。 根据 RTD 用户手册,这要求每个分区分别调用两次 Spi_Init()。因此,我们首先从 ASIL B Os Application 调用 Spi_Init()函数,然后再从 QM Os Application 调用 Spi_Init()函数,并为每个函数传递正确的配置指针。 我们看到,在 Spi_Init()函数中调用了 Spi_GetID(),然后又调用了 GetCurrentApplicationID()(如下截图所示) 下面是 Os 生成的枚举。ASIL B Os 应用程序调用 GetCurrentApplicationID() 时,返回 0。 QM Os 应用程序调用 GetCurrentApplicationID() 时,返回 1。 在 OsIf_GetPartitionID 中,Os 返回的值用于获取在数组 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 中配置的分区编号。 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 中的值如下 当 QM 应用程序调用 Spi_Init()时,Spi_GetID() 返回的值为 1(GetCurrentApplicationID() 返回 1,OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 的索引 1 也是 1)。 但生成的 SPI 配置不符合预期值,Det 会收到错误报告。 是什么影响了 MCAL 在 Spi_Config 和 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 中生成的值? BR Stefano Re: [S32K311][MultiPartition] : SPI initialization fails in MultiPartition setup on S32K311 你好@StefanoGattazzo、 以下是我从您所附项目中获得的配置 Spi、Ecu、Os。 EcuC 用于定义分区 ID,例如在他们的配置中,QM 是 0 分区,C0_B 是 1 分区,System 是 2 分区。 然后,Os 选择从 EcuC 获取分区 ID 的分区。例如 SPI:C0_B 为分区 1,C0_M 为分区 0。 操作系统:结构 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig 也指 EcuC 中的分区 ID。例如,在他们的配置中: 应用程序 0 - 系统 - 分区 2; 应用 1 - C0_B - 分区 1; 应用 2 - C0_M - 分区 0; 因此,如果要将 C0_B 传递给 Spi_Init(),也就是将分区 1 传递给 Spi_Init(),那么 OsIf_apxMultiPartitionPredefinedConfig[x] = 1; 或者 x = 1; x = GetCurrentApplicationID(); 所以,有了他们在最新回复中展示的照片: 在 Spi 中,C0_B 是分区 1; C0_M 是分区 2; 这意味着,在 EcuC 中,索引 0 是系统分区;索引 1 是 C0_B 分区;索引 2 是 C0_M 分区。 总之,根据 Os、Spi、EcuC 的上述定义,他们可以调整分区配置以避免 Det 错误。 顺祝商祺! Nhi
View full article
S32K344 - LPUART 发送硬故障 您好, 我正在使用 FreeRTOS 开发 S32K 平台。我有两个任务(UartTask1 和 UartTask2)经常调用 debug_log(),通过 UART 发送信息。 记录结构: debug_log() 会格式化信息并将其排入 FreeRTOS 队列。 专用的 uart_log_task() 使用 Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend() 出队并发送每条消息。 UART TX 的完成是通过设置 uart_tx_done 标志的回调来确认的。 在日志任务的 UART 传输后添加了一个小的 vTaskDelay() - 没有观察到队列溢出。 问题: 每次 UART 开始发送时,只能打印几个字符,有时是垃圾字符,然后系统就会出现 硬故障。 在 UART 传输过程中,而不是在传输之前, 。 主要发现: 当我隔离 UART 并在日志系统 (无队列、无多任务)之外测试 时, ,工作正常。因此,UART 驱动程序本身似乎没有问题。 问题 是什么原因导致多任务日志设置崩溃? 是否可能是共享/静态缓冲区(如 tx_data)在 TX 完成之前被覆盖或访问? 在 FreeRTOS 和多个任务中使用 Lpuart_Uart_Ip_AsyncSend(),是否有特定的注意事项? 如有任何帮助或建议,我们将不胜感激。 提前感谢! 我附上了代码片段和 lpuart 配置。 Re: S32K344 - LPUART Tx Send Hard Fault 您好, 尝试找出硬故障的原因。你可以参考:如何在 ARM Cortex-M (V7M) 微控制器上调试故障异常 (S32K3XX) 也许只是增加堆栈,堆大小会有所帮助。 BR, Petr
View full article
揭开Linux中PCIe和CPU地址空间转换的神秘面纱 lspci output on iMX95EVK as PCIe RCiMX95EVK作为PCIe RC时的lspci输出 请仔细观察上述片段。它取自iMX95的控制台,在对特定PCIe设备[iMX8MM即PCIe EP]执行“lspci”后,此设备已枚举为BDF[总线设备功能]01:00.0。 本博客试图揭开围绕lspci输出内存地址信息的神秘面纱。 我们将探讨这一地址的定义、用途及其在PCIe领域的重要性。本博客将重点讨论以下议题:- 1. Linux设备树中的PCIe对应关系 2. 什么是CPU和PCIe地址空间,以及地址空间转换的必要性? 3. 在Linux中为PCIe设备分配资源 4. 如何在Linux PCI子系统中进行地址空间转换?   Linux设备树中的PCIe对应关系 在Linux设备树中,PCIe对应关系可定义PCIe根复合体和端点在系统中的位置。设备树中的PCIe父节点代表PCIe控制器(根复合体/主机桥)。 参考imx95设备树源中的PCIe节点:- pcie@4c300000 {                         compatible = "fsl,imx95-pcie"; reg = <0x00 0x4c300000 0x00 0x10000 0x00 0x4c360000 0x00 0x20000 0x00 0x60100000 0x00 0xfe00000>;                         reg-names = "dbi\0atu\0config";                         #address-cells = <0x03>   …  } pcie@4c300000代表Designware PCIe控制器根复合体,它将作为与其连接的设备/桥的父节点。 -- “compatible”属性则用于标识特定的PCIe控制器。其对应的驱动程序位于drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c -- “reg”属性可指定PCIe控制器的内存映射寄存器。 PCIe RC下的子节点代表PCIe总线上的设备。它们可以是固定功能设备,例如Wi-fi、以太网、NVMe,也可以是PCIe桥,后者可进一步连接设备。 参考“arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95.dtsi” pcie_4ca00000: pcie@4ca00000 { compatible = "pci-host-ecam-generic"; reg = <0x0 0x4ca00000 0x0 0x100000>;                         /* 必须为3。*/              …              …              enetc_port0: ethernet@0,0 { 兼容 = "fsl,imx95-enetc"; reg = <0x000000 0 0 0 0>; clocks = <&scmi_clk IMX95_CLK_ENET>,                                          <&scmi_clk IMX95_CLK_ENETREF>;                                 clock-names = "ipg_clk", "enet_ref_clk"; nvmem-cells = <&eth_mac0>;                                 nvmem-cell-names = "mac-address"; 状态 = "disabled";                         }; }   ethernet@0,0是位于总线0、设备0、功能0的PCIe设备。它是PCIe RC的子设备,内存映射位置为0x4ca00000 这些子设备/桥既可以借助PCI枚举动态发现,也可以在设备树中静态描述,如上文中设备树片段所示,其中“ethernet@0,0”条目以静态方式向RC声明与其连接的以太网子设备。如上例所示,这些子节点嵌套在设备树的PCI父节点中。   什么是CPU和PCIe地址空间,以及地址空间转换的必要性? CPU地址空间是处理器所能查看的系统物理内存映射。 Cortex-A55在iMX95上查看的CPU物理地址空间示例:   起始地址      结束地址    模块 0x48000000       0x4812FFFF    GIC编程寄存器 0x4AA00000      0x4AAFFFFF    Neutron SRAM 0x4AC10000      0x4AC1FFFF    摄像头域块控制 0x4E080000       0x4E08FFFF    DDR控制器 此地址空间是由系统固件/操作系统管理的全局系统视图。这些地址均由硬件设计固定。 另一方面,PCIe地址空间是PCI总线的本地空间,由PCIe子系统管理。该空间中的地址采用动态分配模式。 PCIe地址空间的示例如下:- 0x00000000   -    0x0FFFFFFF 0x10000000-0x1FFFFFFF 0x20000000   -    0x2FFFFFFF 由上文说明可知,CPU和PCIe地址空间运行在各自独立的地址域中。因此,除非部署转换机制,否则CPU无法访问PCIe设备的地址空间。我们将在后续章节中讨论这一内容,但请花几分钟时间来思考以下问题: 问:为什么CPU和PCIe需要独立的地址空间? 答:主要考量因素之一是模块化。我们采用独立的空间设计,确保PCIe设备独立于CPU架构进行设计。同一张卡可以在不同的系统中运行。CPU可以根据需要随时重新映射PCIe空间,从而始终保持灵活性。 此外,不同的地址空间会阻止设备访问任意系统内存。 根据本节的讨论内容,PCIe地址空间显然与CPU地址空间存在本质差异,而事实上——这种差异恰恰赋予其独特优势。因此,我们需要一个能在地址空间之间实现双向转换的实体。 接下来,我们将介绍“iATU”,即内部地址转换单元。在iMX SoC中,这些硬件单元负责执行地址转换。它们是Synopsys DesignWare PCIe控制器的组成部分,可为入站和出站事务提供可编程的地址转换窗口。 对于不熟悉PCIe入站和出站事务的读者,请花些时间阅读这篇技术博客 - 通过用例了解PCIe出站/入站窗口 - 恩智浦网络社区 注意:地址转换仅确保CPU可访问PCIe设备的内存,反之亦然。 到目前为止,读者应对PCIe地址转换形成基本认知。在深入研究Linux PCI子系统中的转换操作之前,让我们先讨论一下如何为PCIe设备分配资源。   在Linux中为PCIe设备分配资源 PCIe设备并未配置直接的CPU指令接口,因此其通过内存映射区域进行通信。设备需要内存来执行DMA操作或MSI/MSIX中断。不同的设备有不同的需求,因此PCIe中的资源可以是映射设备寄存器的MMIO,也可以是DMA传输所需的内存区域。 在Linux中,PCI子系统的pci_assign_resource函数负责在系统初始化期间为PCIe设备分配IO和内存资源,此操作将在枚举PCIe设备后执行。PCI总线上的所有设备均可调用此函数,并根据PCI设备的资源需求进行分配。 但是,Linux中的PCI子系统如何确定PCIe设备需要什么资源? - 每台PCIe设备都设有由PCIe规范定义的配置空间。这包括   BAR[基地址寄存器] - 用于指示设备所需资源的类型[IO/Mem]和规模。 功能 - 用于广播设备功能,例如MSI中断、ASPM低功耗状态等。 通过从PCIe设备读取BAR,我们可以了解设备所需资源的类型和规模。 // 从PCIe设备的BAR中确定资源规模:- 步骤-1:将所有1写入目标BAR寄存器。 步骤-2:读回该值并清除低4位(对于内存BAR)或2位(对于I/O BAR),因为这些状态位并不参与大小的计算 步骤-3:对该值执行按位取反后加1。 步骤-4:返回值表示大小。 举例说明:- 假设在读回上述步骤-2中的值后,BAR返回0xFFFFF000。低4位已清零。 步骤-3:对该值执行按位取反 -> ~(0xFFFFF000) = 0x00000FFF 加1:0x00000FFF + 1 = 0x00001000 得到的值0x1000 = 4096字节表示大小,即BAR需要4KB的内存区域。 // 从PCIe设备的BAR中确定资源类型:-   PCI 配置空间中的基地址寄存器(BAR): 位 0 → 资源类型: 1 = I/O 空间 0 = 内存空间 对于内存BAR: 00 = 32位 10 = 64 位 位1–2 → 寻址类型: 位 3 → 可预取标志 解释值0xFFFFF000,我们得到:   位 0 = 0 → 内存空间 位 1–2 = 00 → 32位地址 位 3 = 0 → 可预取 高位 → 基址(屏蔽后)   pci_read_bases [drivers/pci/probe.c]在Linux PCI子系统中负责确定设备枚举期间的BAR内存大小和类型需求。 毋庸置疑,上述向端点的BAR写入数据并确定资源类型与规模的操作流程,均在PCIe RC上执行。我们的设置如下:- iMX95<------> iMX8MM[RC]                     [EP] 在PCIe RC确定所需的BAR大小后,pci_assign_resource函数会分配一个内存范围,然后设置从该内存范围向PCIe地址空间的转换。 我们以一个lspci日志片段为切入点来撰写这篇博客文章,具体片段如下:- 综上所述,请注意RC驱动程序已分配以下资源: 0x910100000 - 0x910110000作为不可预取的内存地址范围,大小=64KB 上述内存地址范围位于iMX95 SoC上映射的PCIe 1出站空间内存中:-   范围0x910100000 - 0x910110000将映射到端点的PCIe地址空间。这实际上意味着,如果CPU生成此范围内的任何地址[包括起始和结束地址],PCIe控制器则会在RC上向总线中的端点发送PCIe TLP。它可能是对端点内存的读取/写入操作。写入/读取地址将根据地址空间转换来决定。 我们将在下一节详细探讨如何在Linux内核中实现这一转换。   在 Linux PCI 子系统中如何进行地址空间转换?   我们先从部分关键问题入手:- 如何指定0x910100000-0x910110000的范围?内核如何确认其必须映射PCIe 1出站空间,而非PCIe2出站空间或其他地址空间? -- 正如Linux 中的所有优秀设计,这同样始于“设备树二进制”。Uboot会将dtb传递给内核,以便其获取我们的板硬件描述。由于我们使用Torradex的Verdin iMX95 EVK板作为根复合体,因此我们使用的dtb为 imx95-19x19-verdin-adv7535.dtb 我会附上可用的dtb,供读者按需使用。 该dtb包括 -arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95.dtsi 让我们重点关注特定的pcie节点:-   “ranges”属性正是本节先前所提问题的答案。  - 此属性可定义父地址空间和子PCI地址空间之间的地址转换规则。   注意:此博客仅关注“ranges”属性,因为它与我们的讨论内容相关。因此,如果读者想了解PCIe节点的其他设备树属性,建议查阅其他资料。  让我们解码“ranges”属性: 具体格式如下:-      3个单元               2个单元             2个单元             因此,一个条目将配置7个单元。我们的dtsi设有2个条目。第一个条目用于IO空间转换,第二个条目则用于内存空间转换。请参考第二个条目:-   0x82000000 0x0 0x10000000 0x9 0x10000000 0 0x10000000 |------PCI地址---------------| |-CPU地址-| |---PCI大小---|   根据上文,我们获得以下信息:- 内存空间可预取 <   0x82000000 0x00 0x10000000 // PCIe 地址:0x10000000   0x09 0x10000000              // CPU/系统地址:0x910000000 0x00 0x10000000 // 大小:256MB >; 0x82000000 = 1000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000   位 31-30 (10) → 配置空间类型:这表示内存空间。 位29(0) → 不可重定位 位 28 (1) → 可预取 = 否(0 表示不可预取) 位 27–24 (0010) → 地址空间类型 = 内存 因此,0x82000000表示: PCI 内存空间 不可预取 32 位地址空间 注意:- 对于想了解lspci输出为何显示[size=64K]而dts256 MB的人,这是因为256MB是PCIe设备可用的最大地址空间。端点设备根据自身所需地址空间的大小,向系统申请分配。 同样,IO空间转换也是根据“ranges”中的第一个条目创建的:- < 0x81000000 0x00 0x00 → PCI I/O 地址:0x00000000 0x00 0x6ff00000 → CPU/系统地址:0x6ff00000 0x00 0x100000 → 大小:1MB >;   我们在iMX95 Verdin EVK Linux控制台的dmesg输出中也观察到类似情况:-   因此,内存空间映射已从 CPU地址0x910000000 - 0x091fffffff转换为PCIe地址0x10000000 - 0x1fffffff 我们有必要说明使用“ranges”属性的驱动程序。“ranges”属性在“pci_parse_request_of_pci_ranges -> devm_of_pci_get_host_bridge_resources”中进行解析,具体路径是“drivers/pci/of.c” 每个范围中的devm_of_pci_get_host_bridge_resources会自动管理这些资源的内存分配。它能确保在设备断开连接或驱动程序移除时释放这些资源。 我们已确定CPU和PCI地址范围的定义和原因。但是在lspci中,您观察到的是0x910100000,而非0x910000000,后者才是根据dtb指定的起始范围。这是为什么呢? 要回答这个问题,我们需要回溯PCIe设备枚举过程。 如上文所述,在PCIe枚举过程中,Linux PCI驱动程序会确定BAR资源,随后PCI核心驱动程序可能会遵循对齐要求分配地址。正因如此,系统会为EP的BAR0分配PCI总线地址0x10100000,且与0x10000000存在1MB[0x100000]的偏移量。 同时,您还需关注设备树PCI转换窗口:- 0x10100000转换为0x910100000 这一转换并非自动完成。设备树二进制仅指定转换窗口的具体信息,例如目标CPU地址空间和源PCI 地址空间之间的转换关系。实际转换是由iATU完成的。 此操作可在drivers/pci/controller/dwc/pcie-designware-host.c的dw_pcie_iatu_setup函数中完成,具体方式是使用dw_pcie_prog_outbound_atu函数创建出站窗口。 RC上的转换已成功配置,但部分环节仍需完善。 .. .. 入站窗口!! 如果端点(如iMX8MM)上并未配置入站窗口,对0x910100000的读取/写入操作将毫无意义。我们在iMX8MM上使用的是PCI端点测试驱动程序,该驱动程序是Linux社区中的热门选择。如果读者需要了解更多信息,建议访问此页面:- 9. PCI端点框架 — Linux内核文档 pci_epc_map_addr函数(位于drivers/pci/endpoint/pci-epc-core.c中)通过将PCI地址[0x10100000]映射到EP内存中的物理地址来创建入站窗口。读取和写入操作就是通过这种方式进行的。 如果未配置入站窗口,进行读取操作时将出现以下情况:-   现在,一切准备就绪。转换窗口已在PCI驱动程序中配置,且处于Linux控制台环境中。当CPU发起内存读取请求时,将按以下顺序执行:-   对于内存写入操作:- 端点上会出现以下情况:- 最妙的是,整个转换过程由硬件以透明的方式完成 - 您的驱动程序只需读取/写入CPU地址,PCI主机控制器就会自动处理所有转换! —— 我们如何测试地址映射?   要测试读取和写入操作,我们可以针对驱动程序本身作出一些改动,或者使用devmem5用户空间二进制。我们将对iMX8MM进行驱动程序方面的细微修改,并在RC上使用devmem5。 iMX8MM是PCIe端点,我们使用端点测试驱动程序对其进行相应配置。如果您需要实现相同配置,请参照此博客的指引操作 - 在iMX95 torradex板和iMX8MM EVK上启用PCIe端点框架 - 恩智浦网络社区 相反,如果您想将iMX95设为RC并将iMX8MM设为端点,请随时关注此博客 - 如何将iMX95EVK配置为PCIe端点并使用PCIe端点测试框架进行测试 - 恩智浦网络社区 接下来,我们需要完成两个任务:- 1. 在iMX8MM EP中,我们将写入部分随机值 在drivers/pci/endpoint/pci-epf-core.c中,对pci_epf_alloc_space函数进行以下修改:-     “space”是虚拟地址,“phys_addr”是连续的物理地址。 请注意,这是测试转换的初步方式,还有更合适的方案。 在修改后编译内核并用其启动开发板。使用PCI端点测试框架将iMX8MM设为端点。 2. 在iMX95 Verdin EVK [PCIe RC]上,我们将使用devmem5读取地址0x910100000,以验证能否在RC上观测到相同的数据。   以上就是本期的全部内容。此博客篇幅较长,如果您对其中的细节感到困惑,请随时通过私信或评论留言,我将尽力为您解答。 下次再见! Gaurav Sharma IMX95EVK
View full article
NTAG 424 DNA 你好,我迫切需要ntag424 dna的网络安全和不可复制性。我想知道如何才能在这类标签上安全地书写。nxp 应用程序的 nfc 标签写入器能保证这一点吗?有没有办法避免使用恩智浦应用程序的 nfc TagWriter 但具有同样的网络安全? Re: ntag424 dna 我有 RFID Discover 工具,但现在要使用它,我们需要恩智浦的 PEGODA 阅读器,而我没有。我主要使用 DENSO 和 KEONN 扫描 NFC。 那么,RFIDDiscover 如何帮助我开发安全的 NFC 读取器呢?现在我被 SDM 卡住了,因为它不允许我配置 NTAG424 DNA 标签文件。 Re: ntag424 dna 你好@zahra2023 是的,RFID Discover(完整版)可以实现这些功能,我们一直在使用它。 此外,如果您使用的是恩智浦的阅读器,请参考此示例(Examples\NfcrdlibEx3_NFCForum),它可能会对您有所帮助。 BR 凯利 Re: ntag424 dna RFID 发现工具是我们唯一需要的吗?您是否有任何文档或内置的API服务用于在服务器上检查经过身份验证的标签?我很好奇网络安全以及UID、SUN等如何确保标签的安全,但是TagWriter nxp并不令我满意(至少是当前版本)。您能向我保证使用 RFID 发现工具是个好建议吗? 谢谢! Re: ntag424 dna 这个问题又是怎么回事?标签是否应该支持 PICC 以获得安全标签(安全唯一 Nfc 信息功能)?我们有一些 ntag424 DNA,但它们显然不支持 PICC。 我附上了两个文件。它们是标签的信息。 谢谢! Re: ntag424 dna 你好@zahra2023 是的,这是可能的。以下是一些建议: 1.请仔细阅读应用文档,其中详细描述了如何开发 NTAG424:NTAG 424 DNA 和 NTAG 424 DNA TagTamper 功能和提示 (nxp.com)。 2。请登录 EdgeVerse™ NFC 阅读器 | 恩智浦半导体,选择与您的应用程序相匹配的阅读器。 3.RFID Discover Tool 是一款功能齐全的开发和调试工具,建议您使用它。 BR 凯利 Re: ntag424 dna 你好@zahra2023 tagWriter 的功能有限,必须根据您的应用要求使用 RFID Discover。因此,请通过以下网址与恩智浦签订保密协议 https://www.nxp.com/support/support:SUPPORTHOME 并选择"申请 NDA" BR 凯利 Re: ntag424 dna 除了文件,您还有其他来源吗?GitHub 仓库还是示例代码? 谢谢! Re: ntag424 dna 很遗憾,我们没有这样的合同。如果我使用 nxp 标签写入器,应该在哪里设置密钥以获得安全标签?我看到过 tagXplorer(旧版桌面版),在那里我们可以设置一些键,但在 tagWriter nxp 上我没有看到过这样的配置!标签是否应该支持 PICC,以确保标签的安全性?我们有一些 ntag424 DNA,但它们显然不支持 PICC。 附注:我附上了 2 个文件。 在此先表示感谢。 Re: ntag424 dna @zahra2023如果你想开发自己的应用程序,这些 PDF 将是你的圣经: NT4H2421Gx和 AN12196. Re: ntag424 dna 你好@zahra2023 感谢您联系我们并使用恩智浦产品。 是的,有一种工具可以对您有所帮助。但是它是根据保密协议提供的,如果你已经有了有效的保密协议,你可以登录 RFIDDiscover | 恩智浦半导体下载以下文档。 BR 凯利 Re: ntag424 dna 我们想开发我们的应用程序标签写入器。可能吗? 附注:在我们的项目中,有 2 个小组:1)标签编写者;2)标签阅读者。
View full article