2266573_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2266573_ja-JP

2266573_ja-JP

フリートスK5ステータスに関する質問

こんにちはチーム


フリートスのK5ステータスについてお聞きしてもよろしいでしょうか?


私はIDEs(DS3.6.4)にfreertosを追加しました。RTD0.8.0 CD3(K5用)

しかし、私の側では機能していないようです。



以下のようにデモを呼び出しました。

Luke_Chun_0-1766127640226.png



ただし、以下のエラーは修正されませんでした...

Luke_Chun_1-1766127659876.png


「アップデート」後、freertos のフォルダが見つかりませんでした。


Luke_Chun_2-1766127693071.png



K5フリートステータスについてお尋ねしてもよろしいでしょうか?

私のアプローチが間違っている場合は、修正方法を教えてください。


ありがとう。





RTOSS32_CONFIG_TOOL出典: 直接お客様出典: NXP社内Re: Question about freertos K5 status

はい、debug_flash はコードが MRAM からロードされ実行されることを意味します。すべて正常に動作するはずですが、問題が発生した場合はお知らせください。

Re: Question about freertos K5 status

はい、debug_flash はデフォルトで有効になっています。つまり、コードは MRAM からロードされ、実行されます。
すべて正常に動作するはずですが、何か問題が発生した場合はお知らせください。

Re: Question about freertos K5 status

こんにちは@Nguyen_Duy_Dat


ご返信ありがとうございます。

うまく動作しているようです。



そして、debug_flash と Clock 構成が正常に動作していることを確認しました。

これは正しいですか?


ありがとう。

Re: Question about freertos K5 status

こんにちは@Luke_Chun 、

最新の freeRTOS 0.8.0 バージョンを使用しているようですが、これは RTD 0.8.0 CD3 とは 互換性がありません 。代わりに RTD 0.8.0 (2025 年 12 月リリース) をインストールしてください。

よろしくお願いいたします。
ダット

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-20-2025 02:28 AM
更新者: