Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
Wi-Fi + 蓝牙 Zephyr 演示 本指南的目的是通过使用 FRDM-RW612 结合 Zephyr 资源库中的 Wi-Fi 外壳和蓝牙外设示例的功能,演示 RW61x MCU 利用 Wi-Fi 和蓝牙功能生成示例应用程序的能力。 该演示可通过串行终端控制多项 Wi-Fi 功能,同时还能通过恩智浦的物联网工具箱应用程序测试蓝牙外设的多项 GATT 服务。 环境 用于 Visual Studio Code 的 MCUXpresso。 Zephyr v4.3.0。 Zephyr SDK v0.17.4。 FRDM-RW612。 首先,需要将 Wi-Fi Shell 和蓝牙外设示例导入工作区: 在快速启动面板中选择"从资源库导入示例" 。 选择 Wi-Fi 外壳示例,然后单击"Import" 按钮: 选择蓝牙外设示例,然后单击"Import" 按钮: 将示例导入工作区后,将外设示例主文件中的内容复制到 Wi-Fi shell 示例的主文件中,以便在 Wi-Fi 示例中添加蓝牙功能和所需的初始化。 在此步骤中,您可以覆盖集成项目主文件中的内容,因为它只包含一个空的主结构。 然后从"prj.conf中复制配置"外围示例的文件到"prj.conf"文件,以启用蓝牙功能和服务。 重要: 注意 不要删除修改后示例的 prj.conf 文件中的设置,只需添加下面的新设置即可。 按下生成按钮或右键单击 " Build Project " 来构建示例,如下所示: 闪存或调试示例。要闪存它,请右击项目名称并选择"闪存所选目标" ,然后选择"zephyr.elf"锉刀 如果你想调试项目,请点击之前使用的版本按钮旁边的绿色箭头。 刷新项目后,打开串行终端,配置如下: 波特率115200 停止位1 数据8 位 奇偶校验:无 在终端中,重置后应获得以下输出,其中打印了蓝牙和Wi-Fi的初始化日志: 如蓝牙日志所示,集成外设示例开始做广告,要测试此功能,您可以使用恩智浦物联网工具箱 " Heart Rate " 工具,该工具允许与主板配对,如下图所示: 要开始配对,请点击 " 设置 PHY " 框并选择首选 PHY。一旦配对成功,您就可以看到心率指示如图所示增减: 与手机配对后,您可以在串口终端上看到以下日志: 要测试 Wi-Fi 外壳功能,可通过在终端" nxp_wifihelp" 以及" wifihelp" 中编写命令来显示所有 NXP-Wi-Fi 功能,以使用默认 Wi-Fi 功能扫描/连接网络。 要测试与接入点的连接,请执行" wifiscan" 以显示可用网络,确定要加入的网络后,写入" wificonnect..." 并输入加入网络所需的其他属性,然后就会得到类似下面的输出: 请注意,您可以在通过蓝牙与移动应用程序中的心率工具连接的同时执行此操作,这表明 Wi-Fi 和蓝牙连接可以同时工作。
View full article
S32G274A マルチコアシナリオの場合、fip.bin の最初の 0x9100 バイトは無視できますか? BSP42 用の ATF イメージを作成すると、次のような情報が得られます。 ブートコア: A53_0 IVTの場所: QSPI ロードアドレス: 0x342f8f00 エントリポイント: 0x34302000   エントリポイント - ロードアドレス = 0x9100 fip.bin のオフセット 0x9100 にあるのは BL2 です。SO、「エントリーポイント」とはBL2のことを指しているのでしょうか?   マルチコア シナリオの場合、MCU はブートローダを実行して A53 の BL2 をロードします。 BL2 がエントリ ポイントである場合、ブートローダは fip.bin(BL2) のオフセット 0x9100 から RAM スペースの 0x34302000 にコピーするだけですか(最初の 0x9100 バイトは無視します)? ゴールドVIP Re: For S32G274A multi-core scenario, can the first 0x9100 bytes of fip.bin be neglected? こんにちは、 @wansp ご投稿ありがとうございます ブートローダはデータを QSPI からロード アドレス (SRAM) に移動するため、無視されることはありません。 BR チェイン
View full article
SPT 限制:无法为 RT1189 添加多个可执行图像 您好, 我正在使用 i.MX RT1189 EVK,有一个由引导加载程序和在 CM7 内核上运行的应用程序组成的两阶段设置。由于 RT1189 bootROM 在 CM33 内核上执行,所以我使用 CM33 触发器应用程序来启动 CM7 内核并启动引导加载程序。使用安全配置工具 (SPT),我最初只加载了CM33触发器应用程序作为主可执行文件,并在 “其他映像” 选项卡下添加了引导加载程序。签署图像后,该设置如期运行。 不过,当我试图将应用程序固件作为附加可执行文件加入时,却发现该工具不支持多个可执行文件映像。将应用程序二进制视为 “数据” 是可行的,但我担心的是数据条目不带有可执行签名,我们需要安全、经过身份验证的执行。有没有使用 SPT 添加多个可执行图像的方法?另外,如果应用程序作为数据添加,是否可以附加签名?我知道合并图像是一种选择,但这种方法并不适合我们目前的实施。 SPT-TOOLKIT#iMXRT1189 #CM7 Re: SPT Limitation: Unable to Add Multiple Executable Images for RT1189 嗨,Kan、 我使用的是 SPT v25.12。我期待您的答复,并感谢您的支持。 Re: SPT Limitation: Unable to Add Multiple Executable Images for RT1189 你好@anand_s、 您使用的是哪个 SPT 版本?请具体说明一下好吗? 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: SPT Limitation: Unable to Add Multiple Executable Images for RT1189 你好@anand_s、 感谢您提供的信息!对于 SPT 来说,它只会在添加多个图像时对第一张图像进行签名,如果你需要对它们全部签名,也许你必须首先在 nxpimage 工具的帮助下将它们合并为一个图像,例如 nxpimage utils 二进制图像导出。 祝您愉快, Kan ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请打开一个新主题并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
边缘人工智能应用中恩智浦 MCU 的功率优化策略 大家好 我目前正在设计一款基于恩智浦微控制器的低功耗边缘计算设备,并想从社区获得一些建议。该系统执行间歇性传感器采样和本地推理,然后将汇总结果发送到主机系统进行进一步分析。 在开发和测试期间,我使用一台支持人工智能的笔记本电脑来分析性能、验证推理输出并监测长时间运行的功耗模式。我面临的主要挑战是优化 MCU 的功耗,同时保持可接受的推理任务响应时间。 MCUXpresso 中是否有推荐的低电源模式、时钟缩放技术或 SDK 功能可以很好地应对此类工作负载?如果您有任何关于平衡恩智浦 MCU性能和功耗的实际经验,将非常有帮助。预先感谢您的真知灼见。
View full article
MC33772B's EPAD On the bottom side of the MC33772B, there is a 5.4 mm × 5.4 mm exposed metal area. However, the PCB design guide recommends a solder mask opening of only 3.7–3.8 mm, which suggests an EPAD size of about 3.7 mm. In actual inspection, the exposed metal area on the IC bottom is 5.4 mm, which is larger than the recommended PCB opening. According to the datasheet, the region from 3.7 mm (min) to 5.4 mm (max) is specified as a PCB routing keep-out area. If 3.7 mm is the recommended EPAD size and the 3.7–5.4 mm region is defined as a PCB routing keep-out area, what is the reason that this whole region is designed as exposed metal on the bottom side of the package? Re: MC33772B's EPAD You can read more PCB design for exposed pad from page 12 below link file. AN4388: Quad Flat Package (QFP) – Application Note 5.2 Solder stencil and solder paste Re: MC33772B's EPAD I already know your answer, but what I really want to understand is why the opened metal area on the bottom side of the MC33772 is 5.4 mm. According to the application note, the solder opening area is 3.7 mm, but the device’s bottom-side metal area is 5.4 mm. Why is there a difference? According to the datasheet, the 3.7 mm to 5.4 mm region is specified as a routing keep-out zone. Given that, I would like to understand why this same 3.7–5.4 mm area is exposed as open metal on the bottom side of the device.
View full article
S32K148 回路図ドキュメント (SCH-29643 REV C) こんにちは、NXP チームの皆様、 S32K148 評価ボードを使用しており、ボードの回路図ドキュメント SCH-29643、リビジョン C を探しています。 利用可能なリソースを検索しましたが、Rev C の回路図を見つけることができません。 S32K148 EVB の SCH-29643 Rev C 回路図ドキュメントを共有していただけますか (または適切なダウンロード リンクを提供していただけますか)? サポートいただきありがとうございます。 Re: S32K148 schematic Document (SCH-29643 REV C) こんにちは、 添付したものを見つけました。 BR、ペトル
View full article
iMX RT700 EVK accessing SDIO Card Trying to access 1.8V SDIO card on RT700 EVK. Set jumpers JP65 and JP66 to 1-2 using a sample enhanced with debug statements. SDCARD fatfs freertos example. Card inserted. SDCARD fatfs freertos example. Card inserted. --- SD Card Init --- SD card init failed! Status: 1834 Possible causes: - Card doesn't support 1.8V signaling - Voltage switch failed - Card communication error Trying basic card detection... OCR: 0x 0 Flags: 0x 0 Re: iMX RT700 EVK accessing SDIO Card Hi @MikeAtPhantom , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. Please carefully check the readme file. I did a test for you, the SDK demo runs okay. HW: MIMXRT700-EVK    JP65 1-2 connected SW:  mimxrt700evk_sdcard_fatfs_freertos_cm33_core0 SD:    SanDisk  Ultra   32G Please use Recommend SD Cards , and try to run the example again. Best Regards MayLiu
View full article
i.MX RT1060 API の LPSPI_MasterTransferEDMA は 24 ビットのフレーム サイズをサポートしていませんか? LPSPI を使用して DMA 経由で 24 ビット フレームを書き込もうとしています。アプリケーションは重要ではありませんが、私の例では、メモリから外部 DAC にデータを送信することです。私はこれを DMA で動作させたいと思っています。なぜなら、最終的には TCD のリンク リストを PIT と一緒に使用して、CPU オーバーヘッドなしで DAC を継続的に更新するためです。これは外部 ADC および DAC を使用する一般的なアプリケーションです。16 ビット DAC/ADC には 24 ビットのフレーム要件があることも一般的です (上位バイトはコマンド用、下位バイトはデータ用)。uint8_t データを使用して転送を 3 バイトに分割するのではなく、uint32_t データを使用して 24 ビットのフレーム サイズで送信し、先頭バイトを無視します。 さて、LPSPI と DMA の構成に移ります。 1.imxRT1060 SDK の API LPSPI_MasterInit 関数の lpspi_master_config_t 構造を使用すると、 bitsPerFrame を 24 に設定できます。DMA を使用せずに標準転送を行う場合、これは問題ではありません。 2. ただし、API の LPSPI_MasterTransferEDMA 関数で DMA を使用する場合、24 ビット フレーム サイズのケースは eDMA ハードウェアによって処理またはサポートされませんか?LPSPI_MasterTransferEDMALite では、DMA 転送幅は edma_transfer_config_t 構造体で設定されます。具体的には、srcTransferSize フィールドと destTransferSize フィールドは、SPI フレーム サイズ (bytesPerFrame) から導出される bytesEachRead 値と bytesLastWrite 値に基づいて構成されます。 /* LPSPI_MasterTransferPrepareEDMALite */ uint32_t bytesPerFrame = ((base->TCR & LPSPI_TCR_FRAMESZ_MASK) >> LPSPI_TCR_FRAMESZ_SHIFT) / 8U + 1U; if (bytesPerFrame <= 4U) { handle->bytesEachWrite = (uint8_t)bytesPerFrame; // for 24bit frames = 3 handle->bytesEachRead = (uint8_t)bytesPerFrame; // .... handle->bytesLastRead = (uint8_t)bytesPerFrame; // .... } /* now back in LPSPI_MasterTransferEDMALite */ switch (handle->bytesEachRead) //bytes each transfer { case (1U): transferConfigRx.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize1Bytes; transferConfigRx.minorLoopBytes = 1; if (handle->isByteSwap) { addrOffset = 3; } break; case (2U): transferConfigRx.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize2Bytes; transferConfigRx.minorLoopBytes = 2; if (handle->isByteSwap) { addrOffset = 2; } break; case (4U): transferConfigRx.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize4Bytes; transferConfigRx.minorLoopBytes = 4; break; default: transferConfigRx.srcTransferSize = kEDMA_TransferSize1Bytes; transferConfigRx.minorLoopBytes = 1; assert(false); break; } デフォルトのケースが発生し、3 バイトのケースは処理されないためエラーが発生します。EDMAハードウェアは3バイト転送をサポートしていますか?基本的に、uint32_tのデータとフレームを3バイトとして扱い、最上位バイトを無視してDMA転送を行いたいのですが、可能ですか? Re: i.MX RT1060 API's LPSPI_MasterTransferEDMA does not support 24bit framesize? こんにちは@azoneさん、 弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。 次のリンクを確認してください。eDMA は 1、2、4、8、16、32、64 バイトの転送サイズをサポートしており、24 ビット (3 バイト) の転送サイズはサポートしていないことが説明されています。 MCUXpresso SDK APIリファレンスマニュアル: EDMA: 拡張ダイレクトメモリアクセス (eDMA) コントローラドライバ よろしくお願いいたします。 メイリュー Re: i.MX RT1060 API's LPSPI_MasterTransferEDMA does not support 24bit framesize? わかりました。確認してくれてありがとう。これで、動作させるために時間を無駄にすることがなくなりました。したがって、唯一の方法は、すべてをuint8_tデータとしてkLPSPI_MasterPcsContinuousで3バイトとして送信することです。これは他のすべてのペリフェラルでも同じ方法で実行しているので問題ありませんが、16ビットDAC実装の場合は不要なオーバーヘッドが発生します。ありがとうございます。
View full article
S32 Design Studio for Vision v2.0(Windows/Linux)发布! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />         产品发布公告 汽车微控制器和处理器 S32 Vision 设计工作室 v2.0          Austin, Texas, USA 2017年9月15日 NXP 半导体公司的汽车微控制器和处理器嵌入式工具团队很高兴地宣布发布S32 Design Studio for Vision v2.0。 S32 设计工作室的支持简化并加速了汽车、交通和工业应用中 ADAS 视觉和神经网络解决方案的部署。 版本内容 Eclipse Neon 4.6 框架 适用于 ARM ®嵌入式处理器的 GNU 工具(启动板)构建(4.9.3 20150529) ARM64: Linaro GCC 4.9-2015.05 包含的库:newlib、newlib-nano 和 ewl2(ewl 和 ewlnano) NXP阵列处理器单元(APU)编译器 P&E Multilink/Cyclone/OpenSDA (带有P&E GDB服务器) 完全集成的 Vision SDK 版本 v.1.0.0。(有关 SDK 功能集的详细信息,请参阅参考手册) 新的项目向导可为支持的设备创建应用程序、库和可视化图形项目 Visual Graph工具支持ISP和APU/APEX2程序开发 外设寄存器视图 DDR配置和验证工具 新项目向导支持 Lauterbach 调试器 针对 FreeRTOS、OSEK 的内核感知调试。 支持的设备: S32V234 完整的 S32 Design Studio for Vision v2.0 发行说明可在此处获取。 安装 要下载安装程序,请访问 S32 Design Studio 产品页面下载部分或单击此处的直接链接。 安装程序要求输入激活 ID。安装包开始下载后,您应该会收到一封包含激活 ID 的通知电子邮件。 有关产品安装的更多信息,请参阅S32DS Vision 2.0 安装手册。   技术支持 S32 Design Studio 问题通过 S32DS 公共 NXP 社区空间进行跟踪。 https://community.nxp.com/community/s32/s32ds  
View full article
Homebrew RF 设计挑战赛获胜者 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 描述 第一名 第二名 第三名 结束语 描述 今年早些时候,恩智浦为业余无线电爱好者组织了一次促销机会,让他们发挥创造力,构建自己的功率放大器设计。 NXP 在这次竞争激烈的 Homebrew RF 设计挑战赛中收到了大量富有创意的作品。我们感谢社区的奉献和热情,使这次比赛取得了成功。 第一名 MRF101AN 宽带放大器设计,具有 1 W 输入、100 W 输出 1.8-54 MHZ 放大器平台。(更多信息请访问: NXP MRF-101 - RFPowerTools ) 该放大器带宽为1.8MHz至54MHz。最大输出功率在30MHz时为100W,在50MHz时为70W。 最大电源50V至4A,电压驻波比最大为1.5:1。 PCB 的设计尺寸为 5x5 厘米(2x2 英寸)。包括风扇和散热器在内重量为310克。 第二名 采用经济实惠的 LDMOS 器件的 600W 宽带 HF 放大器(更多信息请访问: https ://qrpblog.com/2019/10/a-600w-broadband-hf-amplifier-using-affordable-ldmos-devices/) 该项目旨在展示 MRF300 晶体管作为 2-50MHz 范围内的线性宽带设备的能力,并供无线电爱好者用作中高功率放大器的起点。这也是我参加 2019 年 NXP Homebrew RF 设计挑战赛的作品。 为了实现 600W 输出的目标,同时最大限度地降低偶次谐波的水平,使用了两个晶体管的“推挽”配置。幸运的是,制造商提供了两个具有镜像引脚排列的版本(MRF300AN 和 MRF300BN),从而可以轻松设计此类产品的 PCB 布局。采用常见的TO-247封装,源极接极耳。 每个 MRF300 LDMOS 晶体管的额定输出功率为 330W,工作频率范围为 1.8-250MHz,最大增益为 28dB,效率超过 70%。建议的电源范围是 30-50Vdc。通过研究规格,看起来通过正确的宽带匹配和一些操作安全裕度,我们可以在相当大的带宽上以大约 45V 的电压获得接近 600W 的输出;目标是覆盖 1.8 至 54MHz。 设计该放大器时的主要挑战是在整个频率范围内实现良好的输入和输出匹配以及保持高而平坦的增益。良好的线性度和低水平的谐波产物是必需的。由于 TO-247 不是专门为高功率射频设计的封装,因此在热设计和 PCB 布局方面也存在一些挑战。 信息取自获奖者的文章。 第三名 用于立方体卫星等离子推进器的高效开关模式射频放大器,采用 MRF101AN LDMOS 器件(更多信息请访问:研究 - SuperLab@Stanford ) E 类放大器利用有源器件作为开关,仅在截止(关闭)和饱和(打开)条件下工作。这最大限度地减少了电压和电流的重叠,减少了有源器件的损耗。为了进一步减少损耗,E 类放大器利用电感调谐谐振网络实现零电压开关,在开启之前将开关两端的电压降至零,从而消除有源器件输出电容中存储的否则会耗散的能量。这是通过电感调谐串联谐振输出滤波器实现的。 在 E 类放大器中,损耗几乎完全由有源器件传导的电流决定,因此需要较高的漏极阻抗来最大限度提高效率。漏极阻抗最终受开关额定电压的限制。对于我们期望的 40W 输出功率和 MRF101AN 的最大额定电压 133V,该阻抗仍然小于 50 欧姆,因此使用 L 匹配电路将漏极阻抗匹配至 50 欧姆。我们设计中的负载网络提供了15.4+12.8j的漏极阻抗。 由于 MRF101AN 将在饱和状态下运行,因此需要较高的驱动水平。为了消除对前置放大器的需求并允许数字控制,我们使用开关模式电源中通常使用的高速栅极驱动芯片 LMG1020 来驱动 MRF101AN,而不是 RF 前置放大器。谐振网络用于提供基波和三次谐波的电压增益,在栅极上提供准方波,有助于确保器件保持饱和状态。 结束语 这是一场惊险刺激且竞争非常激烈的比赛!每位参与者都以自己富有创意、独特且令人印象深刻的方式展示这些新部件的功能。 NXP 始终致力于迎接新的设计挑战。 准备好迎接下一个挑战了吗? 汽车电子 工业控制 移动设备 回复:自制射频设计挑战赛获胜者 展示设备实际用户的应用程序是一个非常好的主意。
View full article
飞思卡尔 MQX ™ 4.0.2.2 补丁发布 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 新的 Freescale MQX ™ 4.0.2.2 补丁版本现已在www.freescale.com上发布。 ·         可用文件 # 名称 描述 1 飞思卡尔 MQX RTOS 4.0.2.2 补丁 此补丁版本基于 MQX ™ RTOS 4.0.2 版本,并提供了发布版本中发现的软件问题的解决方案。此补丁版本适用于所有 BSP。 ·         补丁说明 此补丁提供了针对 MQX 4.0.2 中发现的以下问题的软件解决方法发布: o   ENGR00278434 §  Vybrid ARM Cortex ® -A5:当任务被阻止时,浮点上下文未正确保存。 §  受影响的 BSP:TWR-VF65GS10、AutoEVB Vybrid o   ENGR00273581 §  当系统内存不足时,就会出现内存分配问题。 §  影响所有 BSP o   ENGR00276466 §  事件有时会在添加后立即触发。 §  影响所有 BSP o   ENGR00279275 §  RTCS 通过戴尔路由器连接失败 §  影响所有 BSP ·         已知问题 哦   有关已知问题和限制,请参阅发行说明文档。
View full article
安装和更新 S32K144 MCU 的 SDK 我安装了 S32 Design Studio 是为了从 S32K144 MCU 的 SDK 示例中创建项目我找不到用于配置示例项目的 SDK 文件夹我已经安装了下面 S32 K144 设备的 SDK 我已经分享了我关于图像的问题请提前参考 谢谢 Re: install and updating the SDK for the S32K144 MCU HI 请安装另外两个软件包,然后你会找到 S32K1 RTD。 我记得以前,我只需要选择其中一个,与 S32K1 RTD 相关的依赖软件包就会自动安装。 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 祝好, Robin ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
S32K144 MCUのSDKsのインストールとアップデート S32K144 MCUのSDKsサンプルからプロジェクトを作成するためにDesign Studioをインストールしましたが、サンプルプロジェクトを構成するためのSDKsフォルダが見つかりません。以下にS32 K144デバイスのSDKsをインストールしましたが、画像に関する問題を共有します。 よろしくお願いします Re: install and updating the SDK for the S32K144 MCU ハイ 他の 2 つのパッケージをインストールすると、S32K1 RTD が見つかります。 以前は、そのうちの 1 つを選択するだけで、S32K1 RTD 関連の依存パッケージが自動的にインストールされたことを覚えています。 クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします、 ロビン --------------------------------------------------------------------------------- 注記: - この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう! - Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。 後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。 ---------------------------------------------------------------------------------
View full article
Wi-Fi Easy Connect (DPP) Between Two MediaTek Genio-510 Boards Hi NXP Community, Problem Statement I am trying to connect two MediaTek Genio-510 EVK boards using Wi-Fi Easy Connect (DPP). Board A → AP + DPP Configurator (hostapd) Board B → STA + DPP Enrollee (wpa_supplicant) DPP authentication succeeds, but configuration fails with the error: DPP-FAIL Configurator rejected configuration DPP-CONF-FAILED I would like to understand what is causing the configurator to reject the configuration, even though DPP authentication completes successfully. Board Configuration Details 🔹 Board A (AP + DPP Configurator) hostapd version: v2.10 Interface: wlp1s0 Mode: AP Security: DPP only /etc/hostapd_nxp3.conf ctrl_interface=/var/run/hostapd interface=wlp1s0 driver=nl80211 ssid=DPP_AP111 hw_mode=g channel=1 country_code=IN ieee80211n=1 ieee80211w=2 wmm_enabled=1 auth_algs=1 # ---- DPP CONFIG ---- wpa=2 wpa_key_mgmt=DPP rsn_pairwise=CCMP dpp_connector=1 Start command: hostapd /etc/hostapd_nxp3.conf -B AP verification: iw dev # Interface wlp1s0 # type AP # ssid DPP_AP111 # channel 1 (2412 MHz) 🔹 Board B (STA + DPP Enrollee) wpa_supplicant version: v2.10 Mode: Managed (STA) /etc/wpa_supplicant_nxp.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1 pmf=2 dpp_config_processing=2 Start command: wpa_supplicant -i wlp1s0 -D nl80211 -c /etc/wpa_supplicant_nxp.conf -B DPP Procedure Followed On Board A (Configurator) hostapd_cli Commands executed: dpp_configurator_add dpp_bootstrap_gen type=qrcode chan=81/1 mac=a8:41:f4:89:a2:5d dpp_bootstrap_set 1 conf=sta-dpp ssid=DPP_AP111 configurator=1 dpp_bootstrap_get_uri 1 dpp_listen 2412 Result: DPP Authentication → SUCCESS DPP Configuration Sent → ✅ Relevant logs: DPP-AUTH-SUCCESS init=0 DPP-CONF-REQ-RX DPP-CONF-SENT On Board B (Enrollee) wpa_cli Commands executed: DPP_QR_CODE dpp_auth_init peer=1 role=enrollee Logs observed: DPP-AUTH-SUCCESS init=1 GAS-QUERY-DONE result=SUCCESS DPP-FAIL Configurator rejected configuration DPP-CONF-FAILED Questions Why does the configurator reject the configuration even though authentication succeeds? Should the configurator send PSK/SAE credentials instead of sta-dpp? Is this a driver or firmware limitation on MediaTek Genio-510 for full DPP support? Any guidance or working reference configuration for Genio-510 DPP AP ↔ STA would be very helpful.
View full article
FormatKeyCatalog 返回不同的错误代码 你好@lukaszadrapa 我在 S32K344 上运行 HSE 的同一个项目有 2 种不同的版本配置,我遇到了一个奇怪的问题,那就是我的 FormatKeyCatalog API 在项目 A 中返回 HSE_SRV_RSP_OK,而在项目 B 中它在同一硬件上返回 HSE_SRV_RSP_NOT_SUPPORTED。 我还附上了两个方案的 SS。两种配置均在禁用 D-Cache 的情况下运行。 Re: FormatKeyCatalog returns different error codes 请注意,在圣诞假期期间,我们的支持响应时间可能会比平时长。在某些情况下,您的请求可能会在新年后得到处理。感谢您的理解。 Re: FormatKeyCatalog returns different error codes 你好@R_S002 " 同一个项目的 2 种不同的版本配置 " 是什么意思? 两个项目的目录是否相同?或者有什么区别?我需要更多的详细信息,以便提供一些帮助。 此致, Lukas
View full article
使用 jLink Segger 探针 RESET MIMXRT1176-EVKB 您好, 我正试图使用 Segger JLink 探头对评估套件(MIMXRT1176-EVKB,修订版"55139 REV C3" )进行编程。 为此,我在 JP5 上添加了一个跳线,以断开嵌入式 MCU 链接,从而使探针能够对闪存编程。 尝试对二进制文件进行编程后,探测器似乎无法正确RESET CPU。编程完成后,CPU无法RESET,我必须手动RESET。 这让我觉得探头和 CPU 之间有问题,可能缺少了什么东西(跳线?其他?) 这是一个已知问题吗?我是否遗漏了文件中的某些内容? 感谢您的帮助、 布伦丹 Re: Reset MIMXRT1176-EVKB with JLink Segger Probe 嗨,@BrendanLT、 您是否还短接了 JP4?正如 MIMXRT1170-EVKB 板硬件用户指南中所述: BR, Edwin.
View full article
HSE_ReadAdkp 返回 HSE_SRV_RSP_INVALID_ADDR 你好,团队、 我正在尝试为 S32K314 平台设置 ADKP。 虽然我可以使用以下功能确认 HSE 标记已启用和 HSE FW 版本: HSEFwFlg = checkHseFwFeatureFlagEnabled();   (void)HSE_GetVersion_Example(&gHseFwVersion);   在调用 HSE_ReadAdkp() 的 check_DebugPasswordProgrammed_Status() 函数中,我检测到 HSE_SRV_RSP_INVALID_ADDR (0x55A5A26AUL)。我猜 ADKP 未编程时的预期响应是 HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED。   请为我指点迷津。   谢谢!   布尚 Re: HSE_ReadAdkp returning HSE_SRV_RSP_INVALID_ADDR 你好@Bhushan1312 是的,我确认 当 ADKP 尚未编程时,读取 HSE_APP_DEBUG_KEY_ATTR_ID 将返回错误代码 HSE_SRV_RSP_NOT_ALLOWED。 尝试禁用数据缓存,看看是否会有影响。用于与 HSE 通信的所有数据对象都必须强制使用非高速缓存内存,这是一个相当常见的根本原因。 还注意到 HSE 无法看到位于 0x2000_0000 的 DTCM 内存。该地址范围只对核心可见。HSE 只能看到 0x2100_0000 的 DTCM 后门地址。我的建议是只使用普通 RAM 与 HSE 通信,而不是 DTCM。 Autosar Crypto 驱动程序中有一个启用 DTCM 支持的选项。然后,驱动程序会检查所有使用过的地址,并在必要时添加相应的偏移量。如果不使用 Crypto 驱动程序,则由用户自行决定。最好的选择是:不使用 DTCM 与 HSE 通信。 此致, Lukas Re: HSE_ReadAdkp returning HSE_SRV_RSP_INVALID_ADDR 感谢@lukaszadrapa... 我将与 HSE 相关的数据变量移到了非高速缓存 SRAM 中,结果成功了。
View full article
What`s the meaning of the 'P1' in the type of "LPC1769FBD100/P1" Hi All, Recently, I received a pack of LPC1769 chips. The strange thing is that the number at the end of it is P1, which seems a little special, and I have not been able to find out the specific meaning and manual of LPC1769 as a P1. Therefore, I came here specially to consult everyone and hope to get your help. Thanks~~~ LPC1769FBD100  大家好, 最近我收到一包LPC1769芯片,奇怪的是它的末尾编号是P1,似乎有些特殊,而且未能查到有关于LPC1769这款P1的具体含义以及手册。 所以,特地前来,咨询大家,希望得到大家的帮助。谢谢大家。 LPC1769FBD100  Note: Attached image was removed. LPC17xx Re: What`s the meaning of the 'P1' in the type of "LPC1769FBD100/P1" Hi @Kuroky_Rasum, P1 is an internal identifier and does not impact the functionality of the MCU. You can find more details in the following community post. Difference between LPC1769FBD100, 551 / LPC1769FBD100K / LPC1769FBD100/P1K - NXP Community Best Regards, Pablo
View full article
MCXW716Cの高温動作 こんにちは、 私は #mcxw71 を使用していますが、データシートによると動作温度範囲は–40 °C ~ +125 °Cです。無線と CAN PHY の両方を含むテストを実行しましたが、約 85 °C を超えると安定した動作を実現できません。マイクロコントローラは保護モードに入るか、またはその機能を制限しているようです。 また、SDKs API には、内部温度を NBU に送信する関数があることに気付きました。 私の質問は、NBU は温度調節を実行したり、適切なシステム動作を維持するために温度情報を必要とするのかということです。 より一般的には、MCXW716C が最大定格温度まで適切に動作することを保証するために必要な特定の手順 (構成、キャリブレーション、必要な API 呼び出しなど) はありますか? ご協力をよろしくお願いいたします。 開発ボード Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。 FRDM ボードとカスタム ボードのどちらを使用していますか?どのようなテストを実行し、どのような動作を観察しましたか? どの SDKs を参照しているのかも教えていただけますか?特定の例またはアプリケーションに取り組んでいますか? よろしくお願いします、 アナ・ソフィア。 Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは@sofiauruetaさん、 参照番号 #MCXW716CMFTAT のカスタム ボードを使用しています。私のテストと設定について説明します ワイヤレス アプリケーション用に、MCXW716CMFTAT を使用して PCB を設計しました。私はソフトウェアを作成し、「connectivity_test」というサンプル プログラムのロジックを使用して無線プロトコルを使用しました。 私は SDK SDK_2.X_MCXW716CxxxA バージョン 25.09.00 を使用しています。 2 つのボードが連携して動作しています。すべてのモジュールを実装しました。テストではヒートガンを使用し、80℃の温度を加えました。15 秒後、マイクロコントローラは動作を停止しました。ブロックされたようで、GPIO がロックされ、通信バスがデータの送信を停止しましたが、30 秒後、温度が下がると、マイクロコントローラは通常の動作に戻りました。 SO、私は、問題を理解するために温度を監視する機能について調査しました。SDK の fwk_platform_sensors ファイルから関数 PLATFORM_StartTemperatureMonitor() を使用しました。 私の目標は、マイクロコントローラがブロックされる正確な温度を知ることでしたが、驚いたことに、これで問題は解決しました。今では +120 °C でテストを実行でき、マイクロコントローラは完璧に動作します。問題がソフトウェア関連であるかどうかを確認するためにこの機能を削除してみましたが、確かに問題は再発しました。 CAN説明していただけますか?この機能を使用して温度を読み取ると、データがさまざまなコアに配布され、特定のパラメータが調整されますか? Re: MCXW716C operation at high temperature こんにちは、 この動作が FRDM ボードを使用した場合にも発生するかどうかを確認できますか?何も変更せずに connectivity_test の例を実行すると問題が発生しますか? また、PLATFORM_StartTemperatureMonitor 関数を呼び出した後は変化しますか? よろしくお願いいたします アナ・ソフィア。
View full article
多層スタック上のCLRC663レイアウト 皆さんこんにちは。 私は#CLRC663 を使用して 6 層 PCB を設計しています。アプリケーション ノート AN11019 (rev 1.5) を読むと、第 3.2 章「レイアウト推奨事項」に、CLRC663 評価ボードの下の GND プレーンに関する説明があります。GNDプレーンは基板の中間層にあります SW4301 - CLEV6630B v2.0 PCB では、マッチング回路の下に銅がありません。 前に述べたように、私は多層基板を持っており、マッチングコンポーネント(マッチングコンポーネントレイヤー1 - GNDレイヤー2)の下にGNDプレーンを配置CANかどうかを知りたいです。他のレイヤーの一致するコンポーネントの下にトレースを配置CANか?たとえばレイヤー 3 かレイヤー 6 でしょうか? それとも、スタックのすべての層で、対応するコンポーネントの下の銅をすべて削除する必要がありますか? コメントありがとうございます。 デビッド 接触型スマートカードリーダーIC Re: CLRC663 layout on a multilayer stack こんにちは、トーマス。 まず初めにご返信ありがとうございます。 マッチング回路の下に EMI 制御用の GND プレーンを配置する場合、残りの層の銅領域を削除する必要がありますか? 私のCASEでは 6 層スタックを使用していますが、マッチングが最初の層にあり、GND が 2 番目の層にある場合、他の 4 つの層の銅は削除しないほうがよいと思います。デモボードはそのように作られておらず、その理由は理解できません。 最善の手順について何かアイデアはありますか? 皆様に感謝 デビッド Re: CLRC663 layout on a multilayer stack こんにちは@dramos 通常、以下に示すように、最初の GND レイヤーをマッチング状態に維持します。これは主に EMI の理由によるものです。 BR トーマス
View full article