2315088_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2315088_ja-JP

2315088_ja-JP

S32G274A マルチコアシナリオの場合、fip.bin の最初の 0x9100 バイトは無視できますか?
BSP42 用の ATF イメージを作成すると、次のような情報が得られます。
ブートコア: A53_0
IVTの場所: QSPI
ロードアドレス: 0x342f8f00
エントリポイント: 0x34302000
 
エントリポイント - ロードアドレス = 0x9100
fip.bin のオフセット 0x9100 にあるのは BL2 です。SO、「エントリーポイント」とはBL2のことを指しているのでしょうか?
 
マルチコア シナリオの場合、MCU はブートローダを実行して A53 の BL2 をロードします。
BL2 がエントリ ポイントである場合、ブートローダは fip.bin(BL2) のオフセット 0x9100 から RAM スペースの 0x34302000 にコピーするだけですか(最初の 0x9100 バイトは無視します)?
ゴールドVIPRe: For S32G274A multi-core scenario, can the first 0x9100 bytes of fip.bin be neglected?

こんにちは、 @wansp

ご投稿ありがとうございます

ブートローダはデータを QSPI からロード アドレス (SRAM) に移動するため、無視されることはありません。


BR

チェイン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-11-2026 05:22 AM
更新者: