2269254_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2269254_ja-JP

2269254_ja-JP

S32K144 MCUのSDKsのインストールとアップデート

S32K144 MCUのSDKsサンプルからプロジェクトを作成するためにDesign Studioをインストールしましたが、サンプルプロジェクトを構成するためのSDKsフォルダが見つかりません。以下にS32 K144デバイスのSDKsをインストールしましたが、画像に関する問題を共有します。

よろしくお願いします

Re: install and updating the SDK for the S32K144 MCU

ハイ

他の 2 つのパッケージをインストールすると、S32K1 RTD が見つかります。

S32DS Extensions and Updates install S32K1 RTD300 QLP03.pngS32DS Extensions and Updates install S32K1 RTD300 QLP03.png

以前は、そのうちの 1 つを選択するだけで、S32K1 RTD 関連の依存パッケージが自動的にインストールされたことを覚えています。

クリスマス休暇期間中は、サポートの応答時間は通常より長くなる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、ご要望への対応が新年以降になることもあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。


よろしくお願いします、
ロビン
---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!

- Threadは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいThreadを開いて、閉じたThreadを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-30-2025 02:28 AM
更新者: