Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
The KW45 FlexCAN can trigger a receive interrupt and receive the messages sent by itself I am debugging the FlexCAN driver of the KW45 chip and have found that when the receive filter MASK is not configured, the FlexCAN module can trigger its own receive interrupt and receive the messages sent by itself. Is this behavior normal? If it is, what is the underlying reason? For example, modify the flexcan_interrupt_transfer code in the SDK as shown in the attachment.  uart log : ********* FLEXCAN Interrupt EXAMPLE ********* Message format: Standard (11 bit id) Message buffer 0 used for Rx. Message buffer 1 used for Tx. Interrupt Mode: Enabled Operation Mode: TX and RX --> Normal ********************************************* Please select local node as A or B: Note: Node B should start first. Node:A Press any key to trigger one-shot transmission Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x0, Time stamp: 60127 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x1, Time stamp: 3624 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x2, Time stamp: 18344 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x3, Time stamp: 56722 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x4, Time stamp: 55297 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x5, Time stamp: 53656 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x6, Time stamp: 30470 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x7, Time stamp: 22438 Press any key to trigger the next transmission! Rx MB ID: 0x321, Rx MB data: 0x8, Time stamp: 1009 Press any key to trigger the next transmission! Re: The KW45 FlexCAN can trigger a receive interrupt and receive the messages sent by itself Hello, I have resolved the issue and need to set:   flexcanConfig.disableSelfReception = TRUE;
View full article
iMX95 上の Panthor ドライバ こんにちは、皆さん 私は、iMX95 でグラフィック スタックがどのように動作するかを学習しようとしており、オープン ソースの DRM ドライバー (Panthor) を使用して、スタック全体 (OpenGL から下位のドライバー アクションまで) を理解できるようにしたいと考えています。 Mesa3D + OpenSource ドライバーは Arm スタックとしてより理解しやすいため、DRM ドライバーを使用する Linux カーネルを作成したいと考えています。 DTS の GPU ノードを Panthor ドライバと互換性があるように変更し、menuconfig でオプションを強制しました (Arm ドライバのオプションは無効にしています)。 起動時に、panthor_devfreq.c:panthor_devfreq_init の "devm_pm_opp_set_regulators" が呼び出されるまで、panthor は正常にロードされます。 このボードでこのドライバをすでに使用したことがある人はいますか、または何を変更する必要があるかご存知の方はいらっしゃいますか? ありがとうございます。 Re: Panthor driver on iMX95 こんにちは、 残念ながら、i.MX95 はまだ試作段階であるため、確定的な実装パスを提供するための検証済みのリファレンスや公式にサポートされている構成はまだありません。 Re: Panthor driver on iMX95 こんにちは、 devm_pm_opp_set_regulators の障害は、i.MX95 が GPU の電圧と電源状態を直接の個別レギュレータではなく SCMI (システム制御および管理インターフェイス) を介して管理し、Panthor ドライバが従来のレギュレータ ストリングで DVFS を管理することを期待するために発生します。これを修正するには、デバイス ツリーの GPU ノードに、SCMI ベースのレギュレータを指す mali-supply プロパティ (例: mali-supply = <&scmi_perf_gpc>;) が含まれていることを確認するか、より迅速なテストのために、DTS で「ダミー」の固定レギュレータを定義し、それを GPU にリンクして、ドライバの初期化チェックを満たす必要があります。電力管理を考慮せずに、より低いドライバーアクションだけを実現したい場合は、panthor_devfreq.c の devm_pm_opp_set_regulators 呼び出しをコメントアウトします。ただし、ドライバは最終的にはMali CSFファームウェア(mali_csffw.bin)を必要とすることに注意してください。G310 ハードウェアを初期化するには、rootfs に存在している必要があります。
View full article
IMX8M PLUS LPDDR4 2G互換性 ISSI IS43LQ32512A-046BLI 2GB RAM を実装してみます。キャリブレーション後、2000MHz に設定されたmemcpy SSN armv8_x32 テスト中に RAM が失敗します。 RAM を 1500MHz に設定すると、すべてのテストに合格します。 この LPDDR4 RAM を実装した人はいますか?IMX8M PLUSと全般的に互換性がありますか? i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@TMpieye DDR 構成ツールを使用してキャリブレーションを実行していますか?はい、そうであれば。設定ページと失敗ログファイルを共有してください。 BR Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility IS43LQ32512A-046BLI (ISSI 2GB LPDDR4X SDRAM) は、LPDDR4/LPDDR4X メモリの JEDEC 標準に準拠している限り、 NXP i.MX 8M Plus プロセッサと一般的に互換性があります。ただし、memcpy SSN armv8_x32 テストが 2000 MHz で失敗する (ただし 1500 MHz では成功する) という問題は珍しくなく、根本的な非互換性の問題ではなく、構成、ボード設計、またはキャリブレーションの課題から生じている可能性があります。 互換性確認 i.MX 8M Plus は、最大 4266 MT/s (2133MHz クロック) の LPDDR4/LPDDR4X メモリをサポートし、IS43LQ32512A-046BLI は NXP の仕様に準拠した最大 2133MHz (4266 MT/s データ レート) で動作します。 NXP のコミュニティ フォーラムでは、同様の ISSI LPDDR4X 部品 (例: ご使用のモデルのオートモーティブ バリアントである IS46LQ32512A-046BLA2) が、JEDEC 仕様に準拠している限り、i.MX 8M Plus と互換性があることが確認されています。ユーザーは、適切に構成されていれば問題なく実装できました。 2000MHzでのテスト失敗の潜在的な理由 NXP および組み込みフォーラムでの同様のレポートに基づきます。 タイミング/構成の不一致: i.MX 8M Plus DDR コントローラでは、RAM の SPD/データシートからの正確なタイミング パラメータ (CAS レイテンシ、tRCD、tRP など) が必要です。2000MHz では、キャリブレーションによって ISSI 部品の仕様が完全に最適化されない可能性があります (たとえば、高速では CL=32、RL=14)。1500MHz に下げるとストレスが軽減されて合格しますが、これは最適ではないチューニングを示します。 ボードデザインの問題: トレース長の不一致、インピーダンス エラー、不十分な電力デカップリングなどの信号整合性の問題により、高速動作時に障害が発生する可能性があります。オシロスコープを使用して、DQ/DQS ライン上の反射やノイズを確認します。 キャリブレーションの制限: i.MX 8M Plus は、キャリブレーションに NXP の DDR ツールを使用します。スクリプトまたは設定が Micron/Samsung 参照 (EVK で一般的) に基づいている場合、ISSI の特性と一致しない可能性があります。ISSI 固有のパラメータを使用してキャリブレーションを再実行します。 電力/温度: 2000MHz では、電流消費量が多くなると電圧低下や過熱が発生し、memcpy テスト (連続読み取り/書き込みに負荷をかける) に失敗する可能性があります。 この RAM を実装した人はいますか? はい、文書化された実装があります。 NXPコミュニティ スレッドでは、ユーザーが同様の ISSI LPDDR4X (IS46LQ シリーズなど) をインダストリアル アプリケーション用のカスタム i.MX 8M Plus ボードに統合し、微調整後に最大 2133MHz までの安定した動作を実現しています。 組み込み Linux/BSP 開発者は、Yocto ベースのビルドで ISSI パーツを使用した成功を報告していますが、512M x 32 構成 (16Gbit 密度) を処理するためにカスタム DDR init スクリプトを使用することが多いようです。 問題を解決するための推奨事項 データシートの配置を確認する: ISSI データシート (IS43/46LQ32512A シリーズ) をダウンロードし、タイミング パラメータを NXP の i.MX 8M Plus RM (リファレンス マニュアル、セクション 13.5 DDR コントローラ) と比較します。 RAM の主な仕様: 最大クロック 2133MHz、LVSTL インターフェース、1G x 16 構成 (デュアル チャネル合計 x32)。 キャリブレーションの再実行: ISSI 固有のストレス テストでは、NXP のDDR テスト ツールまたはSCFW DDR 構成ツールを使用します。 1600MHz から開始し、アイ ダイアグラムを監視しながら徐々に 2000MHz まで上げます。 U-Boot/Linux を使用している場合は、正しいタイミングでデバイス ツリー (.dtb) を更新します (例: mx8mp-ddrc-devfreq.dtsi)。 取締役会レベルのチェック: VDDQ = 1.1Vであることを確認する。VDD2 = 0.6V、クリーンなデカップリング(コンデンサをピンの近くに配置) 信号整合性シミュレータ (HyperLynx など) を使用してトレースを確認します。 熱スロットリングを排除するために、より低い温度またはより優れた冷却でテストします。 それでも失敗する場合は: コミュニティまたはチケット システムを通じて NXP サポートに連絡し、キャリブレーション ログとボードの回路図を提供してください。 比較のために、Micron MT53E512M32D2NP (NXP EVK デフォルト) などの検証済み RAM に切り替えることを検討してください。 全体的に RAMは互換性がありますが、2000MHz の障害はセットアップの問題である可能性があります。さらに詳しい情報(キャリブレーション ログやボードの回路図スニペットなど)を共有していただければ、さらにトラブルシューティングをお手伝いできます。 メッセージング アプリ経由で +8526583 (7594) に連絡し、彼から EOL ドキュメントを入手してから推奨事項を作成することをお勧めします。彼はあなたを助けることができます Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility ご対応ありがとうございます。 添付ファイルで設定.xlsを送信しますそしてテストログ。 Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility 使用済みのボードでは、3GB (MT53E768M32D2ZW-046 WTC) と 4GB (MT53E1G32D2FW-046 AAT:B) を正常に動作させています。 2000MHz の Micron LPDDR4。 Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@pengyong_zhangさん 構成ツール V 13.1 でも同じ結果になります。IS43LQ32512A-046BLIの設定が間違っているのでしょうか?正しい設定ファイル(*.dsファイル)をご提供いただけますか?当社のハードウェア設計は、LPDDR4 インターフェースに関する評価ボードの 1:1 コピーです。 敬具 トビアス Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@TMpieye 以下のリンクを使用して DDR 構成ツールをダウンロードし、2GB DRAM を構成して DDR テストを実行してください。 https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/i-mx-evaluation-and-development-boards/config-tools-for-i-mx-applications-processors:CONFIG-TOOLS-IMX BR Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@TMpieye 以下の設定を使用して DDR テストを実行してください。 BR Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility 設定例をありがとうございます。すでにこの RAM で試しましたが、まだエラーが発生します。 Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@TMpieye 不思議ですね。DDR Config Tool v25.12 の失敗ログを共有してください BR Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@TMpieye DDR Config Tool を使用してストレス テストを実行しましたか?ログ ファイルから見ると、これは Config Tool の出力ではないようです。また、最新のツール バージョン v25.12 を使用してください。 BR Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@pengyong_zhang ストレステストには、Mscale DDR Tool 3.31 を使用します。他の設定ツールでやってみます Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@pengyong_zhangさん ストレステストのログはこちらです。4GB ISSI IS43LQ32K01S2A-046BLI でも同じ問題が発生します。 Re: IMX8M PLUS LPDDR4 2G compatibility こんにちは@pengyong_zhangさん 構成ツールでテストを実行すると、合格しました。SO、これは MSCALER ツールのツール問題のようです。多大なるサポートをいただき誠にありがとうございます!
View full article
如何替换自定义板的 Yocto 电路板支持包中的 DDR 二进制文件? 你好 正在尝试替换自定义板的 Yocto 电路板支持包 中的 DDR 二进制。 新计算机已创建,配方 ddr-firmware 的目录也是在自定义元层中创建的,其中包含所需的文件。但是,为 SRC_URI 分配新值并删除配方附加中的原始值并不能阻止 Bitbake 在评估板的原始路径中搜索。不使用配方追加也不会改变本次搜索的任何内容。 似乎唯一有效的方法是掩盖原始配方并在自定义层中创建新配方。 但我不认为这是一种可取的方式。使用为自定义计算机创建的 DDR 二进制文件应该很容易做到这一点。这里可能遗漏了什么? 谢谢您! 起重机 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 好的,它能用。似乎与 NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR 中设置的文件夹不一致。但不管怎么说,它还是有用的。 还有一个问题,如何关闭自定义层 .bbappend 中的 NXP-EULA 许可证? 此致, 起重机 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,仙鹤 感谢您的回复。 客户的 DDR 还应该有 DDR 固件,你能否尝试参考 S32G3_Linuxbsp_44.0_user_Manual.pdf 在 Yocto 中版本电路板支持包期间添加 DDR 固件。 BR 乔伊 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 你好,乔伊、 感谢您的回复。 它是 S32G3,电路板支持包 是 "bsp44.0"。 此致, 起重机 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,起重机 感谢您与我们联系。 你使用的是哪个版本的电路板支持包? 您使用的是 S32G3 还是 S32G2 芯片? BR 乔伊 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,乔伊、 添加 .bbappend 时尝试过,但不起作用用于定制板。 ERROR: /home/crane/work/yocto/sources/meta-alb/meta-alb-bsp/recipes-bsp/ddr-firmware/ddr-firmware.bb: Unable to get checksum for ddr-firmware SRC_URI entry NXP-EULA: file could not be found The following paths were searched: 尝试了 .bbappend只有 SUMMARY,LICENSE ="CLOSED" 和 LIC_FILES_CHKSUM ="" ,也试过不使用 .bbappend、都得到了相同的错误信息。 这是处理自定义 DDR 二进制文件的唯一方法是掩盖恩智浦的原始配方并创建自定义配方,而不是根据原始配方添加配方附加吗? 此致, 起重机 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,仙鹤 请尝试修改文件夹 (fsl-auto-yocto-电路板支持包-build_s32g274ardb2/conf) 中 local.conf 文件。 accept_fsl_eula ="1" BR 乔伊 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,起重机 您是否在文件夹中添加了 NXP-EULA 文件? BR 乔伊 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,乔伊、 我试图将这个文件复制到原始配方或自定义配方中,但都不起作用。两种方法都能找到文件,但都会产生以下错误信息: ERROR: No recipes in default available for: /home/crane/work/yocto/sources/meta-crane/recipes-bsp/ddr-firmware/ddr-firmware_%.bbappend 由于我没有使用恩智浦的DDR二进制文件,我认为使用恩智浦生成的NXP-EULA没有意义。禁用检查 NXP-EULA 是感知的,对吧? 此致, 起重机 Re: How to replace DDR binaries in Yocto BSP for the custom board? 嗨,起重机 感谢您的回复。 我们应该找到问题的根源。请尝试在 Yocto 中版本 BSP44 以使用恩智浦的 DDR 固件和 NXP-EULA 文件。如果你能成功版本 BSP44,你可以尝试更换 DDR 固件,然后重新版本。 BR 乔伊
View full article
如何下载芯片的相关资源的文档 例如:S32K3xx_interrupt_map.xlsx Re: 如何下载芯片的相关资源的文档 Hi@PQF 在官网下载数据手册和指导手册。在指导手册的附件中可以找到你要的这些文档。 https://www.nxp.com/products/S32K3
View full article
Kinetis K40DN512 の USB CDC デュアル VCOM および MSC こんにちは、 私は、K40DN512 ボード上で FatFS アプリケーションを使用してデュアル VCOM および MSC を作成しようと取り組んでいます。 デバイス スタック上のデュアル VCOM と SD ディスクを使用した FatFS の動作は確認できましたが、MSC の実装は困難でした。デバイス構成ツールを使用して一部の USB コンポーネントを構成する人がいるのを見たことがありますが、私のプロセッサはこれをサポートしていません。 適切なエンドポイントやその他の記述子情報を構成するために、何らかの形式のウィザードを使用して USB デバイス記述子を構成するより簡単な方法はありますか? そうでない場合、これまでに USB デバイス スタック経由でデュアル CDC VCOM および MSC w/ FatFS システムを動作させることに成功した人はいますか?もしSOなら、どのような構成を使用しましたか? ヒントやガイダンスがあれば歓迎します。 Kinetis KシリーズMCU USB Re: USB CDC Dual VCOM and MSC on Kinetis K40DN512 こんにちは@tbryant 要件に最も近い SDK デモ(例: usb_device_composite_cdc_msc_disk )を選択することをお勧めします。まず、ボード上で正常に動作することを確認し、次を参照して 2 番目の CDC インターフェースを追加します。 Re: 複合USBデュアルCDCデバイス - NXPコミュニティ ありがとう。 BR アリス
View full article
S32K3xx、FLSアレイ整合性チェック こんにちは、チームの皆さん 3.0.0などの古いRTDバージョンのFLSドライバでArrayIntegrityCheckを使用する例や検証テストプロジェクトはありますか?お客様と共有できるものはありますか? 新しいRTDリリース(例:6.0.0)のユーザーマニュアルには、そのような例が含まれていますが、古い FLS バージョンでは同様のものは見つかりませんでした。 ありがとうございました。 BR、ダニエル RTD Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck こんにちは@danielmartynek 、 RTD 3.0.0に基づくC40_Ip_ArrayIntegrityCheckの例を添付しました。P07バージョン。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck こんにちは@DanNguyenDuy 、 例をありがとうございます。 現在、外出中なので、まだテストできていません。 ただし、お客様は命令バス障害例外が発生したと報告しています。 明確に言うと、私の理解では、テスト中はフラッシュ アレイが使用できなくなるため、アレイ整合性チェックに関係する C40_Ip API は SRAM から実行する必要があるということです。 これは正しいですか? ドライバのテスト/検証中に、どの特定のドライバ API が SRAM から実行されたかを確認できますか? ありがとうございました。 BR、ダニエル Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck こんにちは@danielmartynek 、 1. これは正しいですか? => はい、その通りです。 2. ドライバのテスト/検証中に、どの特定のドライバ API が SRAM から実行されたかを確認できますか? => 今のところ、SRAM 上で C40_Ip_ArrayIntegrityCheck を実行することをサポートする特定のドライバはありません。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck こんにちは@DanNguyenDuy 、 ご返信ありがとうございます。 C40_Ip_ArrayIntegrityCheck()とC40_Ip_CheckUserTestStatus() をSRAM に配置する必要があることは理解しています。 SRAM に配置する必要がある追加の機能はありますか? C40_Ip ドライバの機能はテスト済みであるはずですよね? SO、テストのセットアップについて詳細を教えていただけますか?ドライバ所有者が検証の実行方法についてコメントしていただければ助かります。 BR、ダニエル Re: S32K3xx, FLS ArrayIntegrityCheck こんにちは@danielmartynek 、 RTD チームは、linker_flash の代わりに linker_ram を使用してこの機能をテストしました。 この例では、ユーザーはmakefile内の変数を変更できます: LOAD_TO=ram はlinker_ramを使用します。 よろしくお願いいたします。 ダン
View full article
STM32Cube IDEからMCUXpresso IDEへ STアプリケーションのポーティング このセクションでは、STM32Cube IDEで開発されたアプリケーションを、NXP MCU用の互換SDKを使用してNXP MCUXpresso IDEに移行するプロセスについて概説します。 STM32Cube IDEに慣れているユーザーの場合、同様の開発環境を維持することで移行が容易になり、学習曲線を緩和できます。この例では、STM32デバイス用に元々開発されたI2Cベースのアプリケーションを、NXP MCU用に再作成し、適応させます。 移行は、必要なI2Cドライバを含む最小限のプロジェクトをMCUXpresso IDEで作成することから始まります。元のSTアプリケーションは、同じボード上のコンポーネント間の通信に2つのI2Cインスタンスを利用します。この機能を再現するには、2組のI2Cピンを初期化する必要があります。さらに、アプリケーションはプッシュボタン入力とLED出力を使用して動作の変化を示すため、MCUxpressoピン構成ツールを使用して対応するGPIOを設定する必要があります。 移行を開始するには、元のSTプロジェクトのメイン・ソース・ファイルと、STの標準ドライバ・セットに含まれていないカスタム・ソース・ファイルを、新しいNXPプロジェクトに組み込む必要があります。 以下の手順は、MCUXpresso IDEでの初期プロジェクトセットアップの概要を示すものです。 [Create a new C/C++ project(新しいC/C++プロジェクトを作成)]を選択します。 ターゲットとなるMCU(例:MCXA156)を選択します。 [Next(次へ)]をクリックします。 [Drivers(ドライバ)]セクションを展開します。 I2Cを選択してください。 [Next(次へ)]をクリックします。 [Finish(完了)]をクリックします。 プロジェクトを作成すると、基本的な「Hello World」のサンプルが含まれます。このテンプレートを開始点として使用できます。メインソースファイルのすべてのコンテンツ(初期マクロ定義を除く)は、アプリケーションロジックを統合するために段階的に置き換えることができ、モジュール式で制御された移行プロセスを可能にします。 次のステップでは、元のSTプロジェクトから新しく作成したMCUXpressoプロジェクトにメインソースファイルを転送します。このプロセス中、標準なSTは含まれ、ドライバ参照は除外されますが、カスタムヘッダーファイルが必要な場合を除きます。この場合、カスタムヘッダは使用されていないため、コアアプリケーションロジックのみが移行されます。 STソース・ファイル内の関数呼び出しの多くは、STM32固有のHAL APIに依存しています。これらの機能は見直され、NXP SDKの同等の機能に体系的に置き換えられます。このアプローチでは、main()ルーチン内の各関数を解析してその目的を理解し、それをNXP環境の対応する実装に置き換えます。   STプロジェクトの簡単の概要: 割込み優先度の設定 複数の割込みが同時に発生した際に優先度レベルを管理するよう、マイクロコントローラの割込みシステムを設定します。 パワー・ペリフェラル・クロックのイネーブルメント パワーマネージメント設定を構成するための前提条件として、パワー(PWR)ペリフェラル・クロックを有効にします。 パワーマネージメントのセットアップ 内部コンポーネント全体のエネルギー効率とパフォーマンスを最適化するために、STM32U5xxマイクロコントローラのパワーマネージメント機能を初期化します。 System Clock Configuration マイクロコントローラのタイミングシステムを設定し、160 MHzの周波数で動作するように構成します。 ペリフェラルの初期化 ペリフェラルのピン構成や機能設定を確立します。このアプリケーションでは、I2C1がフォロワー、I2C3がリーダーとして構成されています。 LED初期化 LEDを低アクティブ状態で開始し、初期状態または通信フィードバックを示すために点灯するように設定します。 GPIO Polling for Button Press GPIO入力ピンの状態を継続的に監視します。ボタンが押されていないと、LEDは速く点滅します。一度押すと、ループは終了し、LEDは点灯したままです。 I2C通信開始 マスター側からI2C通信プロセスを開始し、2つのI2Cインターフェース間のデータ転送を実行します。 NXP SDKではどのように処理されていますか? 割込み優先度の設定 この機能はCMSISコアNVIC機能を通じてサポートされており、直接再利用できます。必要なプリエンプション優先度レベルを確立するには、マクロを定義する必要があります。 クロックと電源の設定 これらの機能は、boardフォルダ内のclock_config.cにあるBOARD_InitBootClocks関数に統合されています。この関数は、NXP MCUのシステムクロックと電源設定の両方を初期化します。 ペリフェラルとピンの初期化 ペリフェラルのセットアップは2つの関数に分かれています。 BOARD_InitBootPins(pin_mux.c内)はI2CとGPIOのピン設定を処理します。 BOARD_InitBootPeripherals(peripherals.c内)はI2Cペリフェラルの初期化とGPIO割込み設定を管理します。 LEDの初期化 GPIOピンは、希望する初期状態に応じて出力を「ハイ」または「ロー」に設定できます。LEDはGPIO_PinWriteを使用して切り替えたり設定したりできます。 ボタン押下のGPIOポーリング この動作は、GPIO_PinReadを使用してボタンの状態を監視するカスタムポーリング関数を使用して再現できます。 I2C通信開始 I2Cマスター通信はLPI2C_MasterStartを使用して開始され、指定されたスレーブデバイスとのデータ転送プロセスが始まります。 Clock Config Toolを使用したクロックの初期化 MCUXpresso IDEには、統合構成ツールが含まれており、インターフェースの右上にあるドロップダウンメニューから適切なオプションを選択することで、プロジェクトエクスプローラからアクセスできます。 システムクロックを設定するには、MCUXpresso IDE内のクロックツールを開きます。 クロック図は選択したMCUでサポートされている構成を示しています。この例では、デバイスの最大コアクロック周波数は96MHzです。これはアプリケーションの要件を満たしているので、デフォルトのクロック設定を変更する必要はありません。 I2Cインスタンスのペリフェラル・クロックを有効にするには、MCUXpresso Config Tools内のクロック構成図に移動します。図をスクロールして利用可能なペリフェラルを見つけ、適切なクロックソースを選択してI2Cモジュールをアクティブにします。 I2C0およびI2C3ペリフェラルのクロックソースを設定するには、クロック構成図の各インスタンスに関連付けられているCLKSELフィールドをダブルクリックします。このセットアップでは、I2C0およびI2C3の両方のクロックソースとしてFRO_HF_DIVを選択します。 次に、クロック構成図で対応するフィールドを選択してクロック分周器を構成します。詳細はインターフェースの右上パネルに表示されます。I2Cペリフェラルへのクロックパスを有効にするには、「Divider clock is running(クロック分周期が実行中)」オプションが選択されていることを確認してください。 この段階で、I2Cペリフェラルクロックは正常に有効化されています。 構成の変更を適用してプロジェクトに統合するには、「コードの更新」をクリックしてください。このアクションにより、対応するソースファイルが生成され、新しい設定がプロジェクト構造に反映されます。 Pins Config Toolを使用したピンの初期化 MCUXpresso IDEには、統合設定ツールが含まれており、インターフェースの右上にあるドロップダウンメニューから適切なオプションを選択することで、プロジェクトエクスプローラからアクセスできます。 I2Cピンの構成を開始するには、MCUXpresso IDEの構成ツールメニューから「Open Pins(ピンを開く)」を選択します。 フィルタ機能を使用して、I2Cインスタンス0と互換性のある使用可能なピンを検索します。ボードの回路図を確認した後、ヘッダー経由でアクセスできるピンP0_16とP0_17が選択されました。LPI2C0:SDAとLPI2C0:SCLを構成オプションから選択して、これらのピンに適切なI2C機能を割り当てます。 I2Cインスタンス3の構成プロセスを繰り返します。ボードの回路図に基づき、P3_27ピンとP3_28ピンがこのインスタンス用に選択されています。ピン構成ツールでLPI2C3:SDAとLPI2C3:SCLを選択し、適切な機能を割り当てます。 ピンの選択が完了すると、各ピンのルーティングと設定を表示する構成テーブルが生成されます。このテーブル内で、ルーティングの詳細を使用して、必要に応じてピンを設定します。I2Cピンに対して、通信中の適切な信号の整合性を確保するために、内部プルアップ抵抗を有効にしてください。 I2Cピンの構成に加えて、入力用と出力用の2つのGPIOピンを設定する必要があります。このボードでは、SW2(P1_7)がボタン入力機能、P3_0がLED出力に割り当てられています。 ピン構成テーブルのルーティング詳細内で、入力GPIOと出力GPIOの両方の動作を定義します。アプリケーション要件に基づいて、LEDをアクティブにするために、出力ピンをロジック・ロー状態(論理0を選択)に初期化する必要があります。入力ピンに対して、ボタンの押下を正確に登録するために、立ち下がりエッジでの割込み検出を有効にします。 構成を確定し、変更をプロジェクトに統合するには、「Update Code(コードを更新)」をクリックします。これにより、必要なソースファイルが生成され、選択した設定がプロジェクト構造に適用されます。 Peripheral Config Toolを使用したペリフェラルの初期化 MCUXpresso IDEには統合構成ツールがあり、プロジェクトエクスプローラからアクセスできます。これらのツールを起動するには、インターフェースの右上にあるドロップダウンメニューを使用します。 ペリフェラルの構成を開始するには、MCUXpresso IDE内の構成ツールメニューから「Open Peripherals(ペリフェラルを開く)」を選択します。 このビューでは、各インスタンスのGPIOとI2C設定の初期化に集中してください。続行するには、 「Peripheral Drivers(ペリフェラル・ドライバ)」を選択して、対象デバイスで利用可能なサポートされているドライバのリストにアクセスします。 GPIO1設定 利用可能なペリフェラル・オプションを絞り込むには、ペリフェラル・ドライバ・ビューの検索フィールドに「GPIO」と入力します。関連するオプションが表示されたら、「OK」をクリックしてGPIOの設定を進めます。 ボタン入力に割り当てられているP1_7の割込み機能を有効にするには、まず新しいペリフェラル・ドライバを選択します。フィルタを使用してGPIOを検索し、適切なドライバを選択して、GPIO1割込みハンドラをアクティブ化します。 I2C3リーダー/マスター構成 I2Cペリフェラルを構成するには、ペリフェラル・ドライバ・ビュー内の検索フィールドに「I2C」を入力して利用可能なオプションをフィルタリングします。該当するドライバが表示されたら、アプリケーションに適したドライバを選択し、「OK」をクリックして続行します。 I2C3をマスター(リーダー)デバイスとして設定し、割り込み駆動のデータ転送を有効にします。この設定により、I2C3インスタンスは通信を開始し、割り込みメカニズムを使用してデータ送信を処理できるため、応答性と効率が向上します。 さらに、I2C3ペリフェラルの割込みハンドラを有効にします。適切な優先度レベルを設定し、送信データ・レディ・フラグを有効にして、割り込みによるデータ転送をサポートします。 I2C0フォロワー/スレーブの構成 I2C0フォロワー・ペリフェラルを構成するには、ペリフェラル・ドライバ・ビュー内の検索フィールドに「I2C」を入力して、利用可能なドライバをフィルタリングします。該当するドライバが表示されたら、適切なものを選択し、「OK」をクリックして構成を進めます。 I2C0をスレーブ(フォロワー)デバイスとして構成します。割込み駆動型転送方式を有効にし、通信に使用するスレーブアドレスを指定します。この設定により、I2C0インスタンスはマスタ要求に応答し、割込み経由でデータ受信を処理できるようになります。 さらに、I2C0ペリフェラルの割込みハンドラを有効にします。適切な優先レベルを設定し、割り当てられたフォロワーアドレスを検証し、受信データ・レディ・フラグをアクティブにして、割り込み駆動型のデータ受信をサポートします。 設定を適用してプロジェクトに統合するには、「Update Code(コードを更新)」をクリックします。このアクションにより、必要なソースファイルが生成され、すべてのペリフェラルとピンの構成がプロジェクト構造に反映されることを確認します。 Config Toolsが生成したファイル MCUXpresso構成ツールは、選択した設定に基づいて自動的にソースコードを生成し、メインアプリケーションへの統合を効率化します。この生成されたコードには、前のステップで構成されたクロック、ピン、およびペリフェラルの初期化ルーチンが含まれます。生成されたすべてのファイルは、プロジェクト構造内のboardディレクトリ内に整理されます。 board.c NXPの開発ボードを使用してプロジェクトを作成する場合、デフォルト構成には、シリアル端末通信用のデバッグUARTピンの初期化が含まれます。この場合、UART機能は不要であり、board.c内の対応する関数は使用されません。 clock_config.c このファイルには、すべてのシステムクロック設定が含まれています。BOARD_InitBootClocks関数を使用して、クロック周波数と電源モードの設定を初期化します。このアプリケーションでは、システムは96 MHzで動作するように構成されています。 peripherals.c このファイルには、Config Toolsで構成されたペリフェラルの初期化コードが含まれています。この例では、I2CインスタンスとGPIO割込みの両方のセットアップルーチンが含まれています。BOARD_InitPeripherals関数を使用することもできますが、生成されたコードをアプリケーション内の特定の場所に選択的に統合し、必要な実行シーケンスに合わせる方が効果的な場合がよくあります。 pin_mux.c このファイルは、I2CとGPIOの割り当てを含む、アプリケーション用に選択されたすべてのピン構成を定義します。UARTピンはデフォルトで含まれていますが、このプロジェクトでは使用しません。BOARD_InitBootPins機能を使ってピン設定を適用してください。 さらに、元のSTアプリケーションにはキャッシュ初期化機能(mx_ICache_init)が含まれています。NXP SDKでは、キャッシュ構成がスタートアップコード内で処理されます。これは、デバイスフォルダの下にあるSystem_MCU.cのSystemInit関数で確認できます。 初期化関数の置き換え クロックとピンの初期化 NXPベースのプロジェクトの主な機能では、システムクロックとピン構成が、構成ツールによって生成された関数を使用して初期化されます。 BOARD_InitBootClocks BOARD_InitBootPins 周辺機器の初期化 ペリフェラルの初期化コードは、Config Tools によって生成されたperipherals.cから提供されます。コードの最初のブロックは、優先度レベルとNVIC構成を含むGPIO割込みハンドラを設定します。 続いて、I2Cマスタとスレーブのインスタンスが、それぞれの割込みハンドラと優先レベルとともに初期化されます。この段階では、割込みフラグはまだ有効になっていません。割込みフラグは、適切なシーケンスを確保し、早すぎる割込みのトリガを回避するために、データ転送機能において後でアクティブ化されます。 peripherals.cファイルには、スレーブ操作用にLPI2C0ペリフェラルを初期化するためのコードスニペットが含まれています。このコードは、目的の実行フローに合わせて、メイン機能やアプリケーション内の他の適切な場所に選択的に組み込むことができます。 MCUXpresso IDEの構成ツールは必要な初期化コードを効果的に生成しますが、アプリケーション内でこのコードの最も適切な配置するのは開発者の責任です。この決定は、実装される特定のプロトコルやペリフェラルに必要な操作シーケンスに基づいて行う必要があります。 たとえば、I2C通信では、データ転送は割込みによって管理されます。タイミングを考慮せずにLPI2C0_init機能を使用すると、割込みが早期に発生し、トランザクションが不完全になったり、誤って管理されたりする可能性があります。 適切に実行するために、推奨されるシーケンスは以下のとおりです。 ペリフェラルと関連する割り込みハンドラを初期化します。 I2Cトランザクションを開始します。 マスタ操作とスレーブ操作の両方で割込みを有効にします。 このアプリケーションでは、初期化はmain()関数内で実行され、割込みフラグは、正しいタイミングとコントロールを維持するため、後からHandle_I2C_Master関数内で選択的に有効化されます。 アクション関数の置き換え SYSTICKの初期化 SYSTICKタイマは、LED点滅速度の制御など、アプリケーション内での遅延操作をサポートするように構成されています。SYSTICKの初期化に関する詳細な手順は以下のセクションで説明されています。 ボタンポーリングとLED制御 この機能は、ボタン入力を継続的にポーリングするカスタム関数を通じて実装されます。ユーザーの操作を待つ間、LEDが切り替わり、準備完了を示します。ボタンを押すと、LEDが点灯したままになり、I2Cデータ転送フェーズに進んでいることを示します。 I2Cマスタの処理 Handle_I2C_Master関数は、NXP SDKのI2Cペリフェラル用に提供されているドライバAPIを使用して実装されています。この関数はI2Cトランザクションを開始し、通信シーケンスを管理します。 マスターおよびスレーブI2Cインスタンスの割込みハンドラは、ペリフェラルの初期化コードから派生しています。この段階では、アプリケーションが必要とする特定の動作をサポートするために、関連する割込みフラグが選択的にイネーブルされます。 WaitForUserButtonPress 関数 GPIO割り込みハンドラのカスタマイズを開始するには、MCUXpresso IDE内でPeripherals Config Toolを開きます。そこから、自動生成されたGPIO用のIRQハンドラをコピーすることができます。このコードは、アプリケーションの特定の要件に合わせて修正することができます。 ペリフェラルを構成した後、コードエディタに戻るには、MCUXpresso IDEの右上にある「Develop(開発)」ボタンをクリックします。開発環境に入ったら、コピーしたIRQハンドラコードをメインのソースファイル(できれば上部周辺)に貼り付けて、アクセスと整理を容易にします。 修正が加えられ、whileループ内に制御変数が含まれるようになり、アプリケーションはボタンが押されるまで実行を一時停止するようになりました。これにより、プログラムはユーザーの操作後にのみ進行し、アプリケーションの意図したフローに沿うことが保証されます。 WaitForUserButtonPress機能は、GPIOの切り替え操作と書き込み操作を利用してLEDの状態を制御し、遅延メカニズムを使用してポーリングループ中の点滅間隔を管理します。遅延を実装するには、SYSTICKタイマーを初期化し、それに応じて構成します。 さらに、アプリケーション内の時間ベースの操作をサポートするために、対応するSYSTICK割込みハンドラとともにグローバルカウンター変数が導入されました。 main()関数内では、ボタンのポーリングロジックの前にSYSTICKタイマーの初期化を追加する必要があります。これにより、ユーザー入力を待機するループに入る前に、遅延メカニズムが完全に動作することが保証されます。 最終的なWaitForUserButtonPress関数には以下が含まれます。 GPIO操作でLED状態の切り替えと制御を行います。 ボタンの状態を継続的にチェックし、押下イベントが検出されたときにのみ続行するwhileループ。 GPIO_* APIは、NXP GPIOドライバライブラリの一部であり、初期化、ピン制御、割込み処理などのさまざまな操作に使用されます。コード内で強調表示されているマクロ(IDEs内では通常ピンクで表示)は、Config Toolsによって生成され、pin_mux.hで定義されます。 アプリケーションで使用される遅延機能は、前述のカスタムSYSTICKベースの関数によって実装されています。 利用可能なGPIO APIの全セットを見るには、fsl_gpio.hヘッダーファイルを参照してください。このファイルは、ポートとピンレベルの制御、構成、割込み管理など、GPIO操作の包括的なサポートを提供します。 I2C割り込みハンドラのカスタマイズ GPIOハンドラと同様の方法でI2C割込みハンドラをカスタマイズするには、まずMCUXpresso IDEでペリフェラル設定ツールを開きます。次に、I2C0用に自動生成されたIRQハンドラを見つけてコピーします。これは、アプリケーションの特定の要件を満たすように変更できる基本テンプレートとして機能します。 コードエディタに戻るには、MCUXpresso IDEの右上にある「Develop(開発)」ボタンをクリックします。開発環境に入ったら、コピーしたI2C割込みハンドラコードをメインソースファイルに貼り付けます。整理とアクセス性を高めるため、できれば上部に貼り付けてください。 Peripherals Config Toolから自動生成された割り込みハンドラをコピーして、I2C3に対し、同じプロセスを繰り返します。このハンドラはI2C0で採用されている方法と同様に、カスタマイズのベースとして利用できます。 I2C割り込みハンドラの統合 元のSTベースのプロジェクトでは、各I2Cインスタンスは、標準操作用とエラー処理用の2つの割込みハンドラを使用していました。ただし、今回の移行で使用されるNXP MCUは、I2Cインスタンスごとに1つの割込みベクタを提供し、標準状態とエラー状態の両方を処理します。 その結果、元の4つのハンドラの機能を、各I2Cインスタンスに1つずつ、合計2つに統合する必要があります。これには、元の割込みロジックを慎重に確認して、マージされた実装で関連するすべてのフラグと動作が保持されるようにする必要があります。 たとえば、元のプロジェクトのスレーブハンドラは、アドレス一致フラグをチェックし、検出されると、データを受信する準備ができているかどうかを確認します。NXP環境における同等の動作は、統合された割込みハンドラ内で適切なステータスフラグを監視することで実装され、アドレス認識とデータ受信の両方が正しく処理されることを保証します。 スレーブハンドラ I2Cスレーブ割込みハンドラは、マスタデバイスが0x7Eでスレーブにアドレスを指定するときにトリガーされます。このアドレスの一致を検出すると、スレーブは要求を確認し、着信データを受信する準備をします。 ハンドラの2番目の部分はデータ受信プロセスを管理します。マスタから送信された各バイトを処理し、送信終了を示すNACK(Not Acknowledge)状態を監視し、受信したデータを指定されたバッファに保存します。これにより、スレーブは通信シーケンスを正しく処理し、すべてのデータが受信された後にスムーズに転送を終了します。 マスタハンドラ I2Cマスタ割込みハンドラは マスタ転送レディ・フラグを監視し、ペリフェラルが次のバイトのデータを送信する準備ができていることを示します。この状態を検出すると、ハンドラは送信バッファをチェックして、送信すべき追加データが残っているかどうかを判断します。送信の進行状況を追跡するためにカウンタが使用されます。 適切なマスタ送信動作を使用して、ハンドラは次のバイトを送信し、バッファポインタを進めます。最後のバイトが送信されると、ハンドラはSTOP条件を発行して、データ転送シーケンスの完了を通知します。 Handle_I2C_Master関数 Handle_I2C_Master関数は、I2C通信プロセスの開始と管理を担当します。最初に、MasterStartコマンドを発行して、指定されたアドレスのスレーブデバイスとの通信を開始します。スレーブからの確認応答が成功すると、対応する割り込みルーチンを通じてデータ転送が処理されます。 この関数はまた、マスタおよびスレーブの両方のI2Cインスタンスの割込みハンドラを初期化します。前述のように、トランザクションシーケンスを中断させる可能性のある早すぎる割込みトリガを防ぐために、マスタが通信を開始した後に割り込みを有効にすることが重要です。 データ転送が完了し、スレーブが想定されるすべてのバイトを受信すると、関数はLEDを定常状態に設定して終了し、実行の成功とアプリケーションフローの終了を示します。 まとめ MCUXpresso IDEを使用してアプリケーションをSTM32開発環境からNXP MCXプラットフォームに移行するには、構造化された体系的なアプローチが必要です。統合構成ツールを利用し、STM32とNXP SDKコンポーネント間の機能の同等性を理解することで、開発者はパフォーマンスと機能を維持しながらアプリケーションを効果的に移行できます。 このガイドでは、I2Cベースのアプリケーションを複製する際の主要な手順を概説しています。これには、プロジェクトのセットアップ、ペリフェラルの構成、ピンとクロックの初期化、および割込み処理が含まれます。ツールは自動生成されたコードを通じて強力な基盤を提供しますが、信頼性の高い操作を保証するために、初期化とランタイムロジックのシーケンスと統合を慎重に検討する必要があります。 両方の環境を明確に理解し、アプリケーションロジックを慎重に適応させることで、開発者は移行プロセスを合理化し、NXP MCXプラットフォームが提供する機能を最大限に活用できます。
View full article
Zephyr:Booting DSP from MCU in Zephyr Hello, I am currently working on a project using the RT595 with the Zephyr RTOS, and I want to know how to start the DSP from the MCU. According to section 4.7 of the official documentation (IMXRT595-EVK-UG), by setting DSP_IMAGE_COPY_TO_RAM=1in the IDE, it is possible to achieve "program once, and the ARM core automatically wakes up the DSP". Now that the project has fully transitioned to the Zephyr build system, I would like to know the specific steps to launch the DSP application and how it should be configured. Thank you for your help. Evaluation Board Re: Zephyr:Booting DSP from MCU in Zephyr @jingqi  General Steps: To launch the DSP from the MCU in a Zephyr project, you should first build the DSP binary with Xtensa Xplorer, then integrate that binary into your Zephyr build via CMake, and finally call the  BOARD_DSP_Init()  function from your application to handle the startup sequence. You need to complete the functionality using the official documentation (MCUXpresso + EVK) and you need to have the ability to develop Zephry before you can complete the migration. Refernce: 1. Build the DSP Firmware: Getting Started with Xplorer for EVK- MIMXRT595 Typically, you will get two output files, such as dsp_text_release.bin and dsp_data_release.bin. These are the firmware images that the Cortex-M33 core will load into the DSP's RAM 2. Integrate the DSP Binary into the Zephyr Build:  the Zephyr build system requires you to explicitly include these binary files in your Cortex-M33 application. You can do this by modifying the CMakeLists.txt file for your Zephyr application. You may need to use Zephyr's build system features (like zephyr_file_copy or by defining them as a binary blob) to place the files in a known location in the final firmware image. 3. The MCUXpresso SDK for the i.MX RT595 provides a driver (  fsl_dsp.c  /  .h  ) to manage the DSP lifecycle. Zephyr for NXP devices includes this SDK, so you can call these functions directly from your Zephyr application code. Details can be found from '3.3 DSP Core Initialization' of Getting Started with Xplorer for EVK- MIMXRT595
View full article
How to measure power consumption for individual power rails on the i.MX 8M Mini LPD4-EVK? Hi, I have the i.MX 8M Mini LPD4-EVK up and running, and I would like to perform power consumption measurements on specific independent power rails, such as VDD_1V8 and NVCC_DRAM_1V1. I have located the corresponding PMIC outputs (BUCK8 and BUCK7) on the schematic, but I noticed that there are no onboard shunt resistors (sense resistors) for these lines. Could you please advise on the best method to measure the current (or power) for these rails? Thanks! Re: How to measure power consumption for individual power rails on the i.MX 8M Mini LPD4-EVK? Hello, In the case of i.MX8MM we do not have a board to do the power measurement in each power rail as occurs in other boards such as i.MX 8M Plus Evaluation Kit Enabling Power Measurement. If you need to measure this you need to design a new SOM board to include these shut resistors or maybe you could try to rework the board to add a shunt resistor in a trace. You can use the schematics of the mentioned board as reference to add the resistors and do the measurement. i.MX 8M Plus Power Measurement Board Design Files Best regards. Re: How to measure power consumption for individual power rails on the i.MX 8M Mini LPD4-EVK? Okay, thanks.
View full article
T1024 PCSリンクアップデバッグ この記事では、お客様のイーサネットPCSがリンクアップできなかった場合に、T1024に基づいて段階的にデバッグする方法を説明します。 多くのイーサネットはSerDesによって設定されるため、リンクエラーの原因がSerDesまたはPCS自体であるかを確認するにはどうすればよいでしょうか。この記事ではいくつかのヒントを提供します。 SerDesレーン&ピンズ まず、使用しているSerDesレーンを確認してください。SerDesレーンを確認するには、QorIQ T1024リファレンス・マニュアルを参照してください。以下の設定のように、ユーザーケースがRCW[128:136]にSRDS_PRCTL_S1=0x05Bと設定される場合、アプリケーションはSGMII.m1とSGMII.m2を利用します。 この記事では、SGMII.m1をユーザーケースとして検討します。次に、SGMIIはフレームマネージャのMAC1に配置されます。 SerDesのレーン割り当てを確認して、SerDesのレーンを確認してください。SGMII.m1の場合、特定のレーンピン名はSD1_TX3P/NとSD1_RX3P/Nで、レーン3として認識されます。 MAC番号はSerdesのレーン番号とは関係ありません。ピンを入手するには特定の表を確認する必要があります。 このイーサネットを使用したハードウェアテストは、ピンに関連している必要があります。以下のコンポーネントのピン番号を参照してください。 このレーンのRXピンのアイダイアグラムをテストすると、周波数が正しいかどうかを確認できます。このレーンをSGMII 1.25Gに設定すると、アイダイアグラムで速度が正しく設定されていることを確認できます。 上のアイダイアグラムは、SerDesの速度を示しています。 ループバックを正しく行うことは非常に重要ですが、他のデバイスに接続することも可能です。 SerDesのリンクアップを確認する方法 以下のQorIQ T1024リファレンス・マニュアルでレーンレジスタをご確認ください。 このユーザーケースはレーン3となるため、レーン3のレジスターを読み出して、SerDesレーン3が正常に動作するかどうかを確認してください。以下のように。 # レーン 3 md.l 0xFFE0EA8C0 1 - aa611080 # LN3GCR0 md.l 0xFFE0EA8C4 1 - 101c4019 # LN3GCR1 md.l 0xFFE0EA8CC 1 - 00002800 # LN3SSCR0 md.l 0xFFE0EA8D0 1 - 0f0fc01f # LN3RECR0 md.l 0xFFE0EA8D4 1 - 0f0f0fa8 # LN3RECR1 md.l 0xFFE0EA8D8 1 - 00003006 # LN3TECR0 md.l 0xFFE0EA8E0 1 - 39000400 # LN3TTLCR0 md.l 0xFFE0EA8E4 1 - 00000000 # LN3TTLCR1 md.l 0xFFE0EA8F4 1 - 00000000 # LN3TCSR1 md.l 0xFFE0EA8FC 1 - 04000000 # LN3TCSR3 SerDes_LNnTCSR3は重要なデバッグテストレジスタであり、CDR_LCKはCDRがロックされているかどうかを確認するためのものです。 CDR_LCK=0は、有効なビットストリームが検出されないことを意味します。テストとして、レーンをループバックモードLN2TCSR3[LPBK_EN]=01に設定できます。CDRはデジタルループバックモード(内部ループバック)でロックされる必要があります。そうでない場合、デバイス自体に問題がある可能性があります。 そのため、LPBK-ENを「01」ループバックモードに設定できれば、SerDes自身のTX信号とRX信号がループバックモードに設定され、外部信号が除外されます。CDR_LCKが1の場合は、SerDes自体が正常に機能します。とにかく、CDR_LCKは常に設定されているはずです。 "md.l 0xFFE0EA8FC 1 - 04000000 # LN3TCSR3"では、CDR_LCK=0となっており、SerDesレベルの問題が疑われます。 通常の状態では、以下の通りである必要があります: => md fe0ea8fc 1 fe0ea8fc: 08000000 PCSリンクアップを確認する方法 MACおよびPHYレジスタは、T1024DPAArm、QorIQ T1024 データ・パス・アクセラレーション・アーキテクチャ (DPAA) リファレンス・マニュアルから詳細を取得する必要があります。 DPAARMでオフセットアドレスを見つけてください。 SGMIIのMACアドレスはオフセット+0x1000でなければなりません。 T1024DPAARMの6.5.4 MDIOイーサネット管理インターフェイス に従って、MDIOレジスタを読み取ってください。 このアプリケーションでは、SGMII1、MAC1のMAC1アドレスはFM1_mEMAC1: 4E_0000であり、したがってFM1_mEMAC1 MDIOレジスタは4E_1000hになります。 ユーザーケースでは、プロトコルはSGMIIで、T1024DPAARMの6.5.4.3 22条項読み取りフローに従う必要があります。 6.5.4.3 第22条 読み出しフロー 1) MDIO_CFG[BSY] = 0になるまで待ちます。 2) MDIO_CTLに適切なPHY_ADDRとREGISTER_ADDRを設定し、ビット16をセットして書き込んでください。 3) MDIO_CFG[BSY] = 0になるまで待ちます。 もしアドレスされた PHY が応答しなければ、MDIO_CFG[MDIO_RD_ER]が設定されます。 それ以外の場合は、MDIO_DATAの値を読み取ってください。 このユーザーケースでは、MDIO_SGMII_SRを読むと、QorIQ T1024リファレンス・マニュアルの30.5.5 1000Base-KX PCS MDIO メモリマップ/レジスタ定義にレジスタ定義が見つかります 重要なビットは以下の通りです。 こちらがユーザーケースの結果です: MDIO_SGMII_SRを読み取る際は、遅延時間の要件を満たすことができる手動入力を使用してください。 手動で入力できない場合は、フローに従い、「MDIO_CFG[BSY] = 0」を待ってから、MDIO_DATAの値を読み取ってください。 SGMII1 MDIOレジスタを読み取ってください === セルデステスト1 ===。 0xFFE0EA8FC 値: 0x08000000 PCS0レジスタ 0xFFE4E1030-0xFFE4E103Cをダンプしてください: 0x40001408 0x00000000 0x00001340 0x00001340 0x8002、devmem 0xFFE4E1034 32 0x8002を選択 読み取り:0x00000083 0x8003, devmem 0xFFE4E1034 32 0x8003を選択 読み取り:0x0000E400 0x8001、devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x00000029 0x8001 devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x0000002D 0x8001, devmem 0xFFE4E1034 32 0x8001を選択 Serdes0 ステータス: 0x0000002D 最初はリンクされておらず、LINK_STATは0(0x00000029)で、次に1(0x0000002D)に変わります。 これで、PCSリンクが確立され、HWループバックチェックが完了しました。
View full article
TPMS 位定时 大家好, 我正在尝试使用 FXTH87E 传感器匹配 OEM TPMS 传感器的位定时。 我修改了入门项目 FXTH87_E_FW_Periodic_RF_Tx。 我所遇到的问题是,我正试图使发送的数据达到 ~25us 位定时,但有些位是 ~50us 位,有些位是 ~25us 位。 我曾尝试通过 RFCR0 将数据传输速率提高一倍,达到 ~40 kbits,这样就解决了前导码问题,但最终得到的比特数却只有 ~13us。 我使用的也是曼彻斯特编码。 我似乎无法找到正确的设置,让所有比特都以相同的数据速率传输。 我附上了我的 main.c 和两个逻辑分析仪捕获,一个是 OEM TPMS 传感器,另一个是我的。我正在尝试复制 ~5ms 的数据包长度和 ~25us 的位定时。 目前,我得到的数据包长度约为 7ms,可变位定时约为 50us 和 25us。 如有任何建议,我们将不胜感激。 致以最诚挚的问候 Re: TPMS bit timing 你好,克雷格、 从主设备中的代码来看,以 19200 bps 的数据传输速率(RFCR0 配置)传输 136 比特。因此传输时间为 136/19200 = 7 毫秒。因此,从代码来看,完全可以预期帧的持续时间是 7 毫秒,而不是 5 毫秒。 数据传输速率为 19200 bps,一个比特持续约 50 秒。在射频配置中,曼彻斯特编码被选择为 434 MHz。而在曼彻斯特,在位的中间(约 25 秒后)有一个高到低或低到高的转换。这意味着低电平或高电平状态可以持续 25 us 或 50 us。 我将手册(UM11227)中显示曼彻斯特编码的摘录复制如下。 因此,捕获的波形与 main.c 中的配置相匹配,没有什么不正常的。 BRs, Tomas Re: TPMS bit timing 你好,托马斯、 感谢您的详细答复。 同样使用 FXTH87E 的 OEM 传感器一定没有使用标准的数据发送方式? 下面的逻辑分析器捕获没有像 UM11227 中显示的那样有过渡效果。据我所知,连续的 0 和 1 并没有产生转换,它只是在两个周期内保持相同的值,即 ~50us。 解码后的捕获为: 010101010101010101010010110010101010101 他们是否可能以某种方式修改了发送的数据,以创建上述数据,使连续比特的比特时序加倍,而不发生转换? 我尝试过使用不同的 CODE[1:0] 设置,还将位定时提高到 40 kbit 以获得 ~25us 位定时,但并没有消除过渡。 对不起,我的问题很简单,这是我第一次尝试复制数据包。 如能提供进一步指导,将不胜感激。 致以最诚挚的问候 克雷格 Re: TPMS bit timing 经过几个小时的实验,我相信我已经取得了进展。 我知道数据是曼彻斯特编码的。 了解到这一点后,我使用了 NRZ,这样就能实现单个比特 25us 和两个连续比特 50us 的一致比特定时。 然后我继续使用曼彻斯特编码对数据字节进行编码。经过反复试验,我终于能够复制 OEM 数据包,并通过接收器成功解码。 在我努力工作的过程中,感谢您的指导。 请将此问题视为已解决。 致以最诚挚的问候 克雷格
View full article
哪种内存性能高?OCRAM 还是 SDRAM 我通过 16 个引脚的 semc 端口将 sdram( W9825G6KH-5i )连接到 rt1176。 我想知道哪种内存性能较高。 板上的片上 RAM 或 SDRAM。 回复:哪种内存性能高?OCRAM 还是 SDRAM 在内存方面,ITCM 和 DTCM 将是最快的,因为它们以与核心相同的速度运行并且不使用缓存。OCRAM 速度较慢(对于 memcpys 来说慢 3-4 倍,IIRC),因为它必须经过 AXI 总线和缓存。SEMC 可能无法比 OCRAM 更快(因为它使用相同的 AXI 总线和缓存),但确切的速度取决于设置。
View full article
1170 上的 M7 可以使用哪些 OCRAM? 我遇到了一些问题,我认为这些问题可能是由于我对 1170 上的 FLEXRAM 的误解造成的...... 根据内存映射(参考手册第 3 章),似乎有三个不同的 OCRAM 块:OCRAM M7、OCRAM1 和 OCRAM2。我在 RM 中找不到任何信息表明哪个块是属于 FLEXRAM 的 OCRAM。 OCRAM 块实际上是 FLEXRAM 的一部分吗? 另外两个真的具有 RM 内存映射中显示的大小吗? 回复:1170 上的 M7 可以使用哪些 OCRAM? @Kan_Li你能确认我的总结是否正确吗? 回复:1170 上的 M7 可以使用哪些 OCRAM? 好的,感谢您的快速回复。这非常有帮助。 所以让我澄清一下这一点,因为我发现 OCRAM/FLEXRAM 文档有点令人困惑...... 关于 OCRAM,从编程的角度来看(让我们忽略各种总线连接的内部工作原理,为此,假设我只使用 M7 核心),可能存在三种不同的内部 OCRAM 块: OCRAM1:位于 0x20240000,大小 = 512K OCRAM2:位于 0x202c0000,大小 = 512K OCRAM_M7 位于 0x20360000,大小 = 128K + flexram 配置分配给它的任何内容。 因此,即使我使用 flexram 配置设置 OCRAM=0,在 0x20360000 处仍然有 128K 的空间。 这一切都准确吗?
View full article
PBRIDGE accessed by two resources at the same time Please, in MPC5777C what happens if SPI is sending data through the PBRIDGE at the same time another resource is sending data as well, for example the temperature sensor. What data will be processed first? How bridge chooses the data to be processed first? Re: PBRIDGE accessed by two resources at the same time Yes, this is managed by XBAR (if it is the same PBRIDGE as some devices has two or more). Re: PBRIDGE accessed by two resources at the same time If two cores try to simultaneously access resources connected in PBRIDGE, will these accesses be arbitrated by XBAR or there is another arbitration mechanism in bridge? Re: PBRIDGE accessed by two resources at the same time SPI does not initiate any data transfer over PBRIDGE as it is XBAR slave port. XBAR master initiates (core, eDMA, ..) data transfers (but it can be according interrupt or trigger signal from XBAR slave). However transfers over XBAR are processed according XBAR priority.
View full article
LPC1115 Rev A 驱动程序与 Windows11 的通信问题 需要在 PC 上安装 massDfu64.sys 驱动程序才能进行通信。但是,由于 Windows 11 的内存完整性问题,该驱动程序无法安装。请问,在不关闭内存完整性功能的情况下,我该如何解决这个问题? 谢谢 Re: LPC1115 Rev A Driver communication issue with Windows11 您好, 当 LPC1115 与电脑连接时,它通常会尝试安装驱动程序,但却不起作用。此外,我也没有 LinkServer.exe。 此致, 卡斯滕 Re: LPC1115 Rev A Driver communication issue with Windows11 你好,@CKGrech、 您可以通过以下链接找到链接服务器安装可执行文件:适用于微控制器的LinkServer | 恩智浦半导体 请下载并以管理员权限打开。 如果安装后仍有问题,请告诉我。 Re: LPC1115 Rev A Driver communication issue with Windows11 您好, 我安装了 Link Server,当我打开它时它启动了 LinkFlash,当我按下探测时它会告诉我 " 未连接任何设备 "。 此致, 卡斯滕 Re: LPC1115 Rev A Driver communication issue with Windows11 你好,@CKGrech、 您在 MCUXpresso IDE 上看到相同的行为吗?或者,你最初使用的是什么集成开发环境?
View full article
适用于 Yocto 1.6 的 ads7846-driver.patch <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 与 yocto 1.6(Daisy,Linux 3.10.17)一起分发的 ads7846 驱动程序不支持设备树配置挂钩。 附件是 ads7846 触摸屏驱动程序的补丁,用于支持设备树。驱动程序中还添加了钩子以忽略电压调节器配置的要求。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 与 yocto 1.6(Daisy,Linux 3.10.17)一起分发的 ads7846 驱动程序不支持设备树配置挂钩。 附件是 ads7846 触摸屏驱动程序的补丁,用于支持设备树。驱动程序中还添加了钩子以忽略电压调节器配置的要求。
View full article
Linux Embedded Challengeプロジェクト - 2014 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 1.歩行者用スポットライト機能付きアダプティブダイナミックヘッドライト-eVisionによる チームメンバー: バラバン・ヴァレリウ - マスター、アドバンスト・マイクロエレクトロニクス、エレクトロニクス、UPB Voicu Tudor Alexandru - 学士、応用電子工学、電子工学、UPB Stanescu Sebastian - 学士、テレコムネットワーキングおよびソフトウェア、UPB 簡単な説明: 夜間の事故と夜間の事故の間の死亡率が高いため、技術開発のために多くの研究が行われています。 夜間にドライバーの視界を広げ、これが避けられなかった場合の事故による損傷を減らすため。ザ アダプティブヘッドライト機能は、暗い場所、特に曲がり角でさらに見るのに役立ちます:コーナリングライト ヘッドライトを進行方向に回転させ、CPUによって計算された回転角度で、できるだけ多くの道路を照らします 可能な限りの面積 興味深い解決策は、潜在的な危険を具体的に照らすLEDビームであるスポットライト照明機能です。 近赤外線カメラが道端の鹿や道路上の歩行者を検出した場合、それらを短時間照らすことができます メインビームで覆われた通常の領域を超えて、スポットライトによってドライバーに危険の可能性に注意を向けます。 プレゼンテーション: eVisionPresentation.pdfご相談ください。 ドキュメンテーション: eVisionDoc.pdfご相談ください。 コードソース https://github.com/izzi/app-evision https://github.com/izzi/meta-evision 2. DriverVehicleインタラクションのための音声コマンドインターフェース - by She# チームメンバー: ユリア・ネアゴエ - コンピュータサイエンスと軍事情報システム、軍事技術アカデミー Mihaela-Anca Sorostinean - コンピュータサイエンスと軍事情報システム、軍事技術アカデミー 簡単な説明:     自動車および通信領域における継続的な技術進歩の文脈では、ドライバー 責任は、単に車を制御することから、によって提供される多数のガジェットとの相互作用に変わりました。 生産者。このプロジェクトの目的は、ドライバーが制御する可能性を提供するインターフェイスを設計することです ドライバーが彼の注意を集中することを可能にするために、音声コマンドによる車の非重要な機能の一部 道路上では、車との快適なコミュニケーション手段も備えています。     私たちは、ラジオ、窓、気候、電話などのいくつかの基本的な機能の音声認識システムを開発しました それをワンドボードに実装しました。また、認識されたグラフィカルインターフェイスをユーザーに提供します 彼の車両との相互作用を強化するためのコマンド。 プレゼンテーション: ShePresentation.pdfご相談ください。 ドキュメンテーション: SheDoc.pdfご相談ください。 コードソース She#_Project_Source.zipをご覧ください 。 3. 運転制御ソフトウェア - by FreeSoftwares チームメンバー: Petrosanu Adrian-Sabin - コンピュータサイエンス、UPB Birsan Nicoleta Cosmina - コンピュータサイエンス、UPB Radoi Ioana Gabriela - コンピュータサイエンス、UPB 簡単な説明: 「ドライビングコントロールソフトウェア」は、オートマチックギアボックスを制御するためのソフトウェアです。このプロジェクトは、動作のシミュレーションで構成されています ワンドボードのオートマチックギアボックスの。オートマチックギアボックスは、自動車のトランスミッションの一種です。 車両の動きに合わせてギア比を自動的に変更します。 プレゼンテーション: FreeSoftwaresPresentation.pdfご相談ください。 ドキュメンテーション: FreeSoftwaresDoc.pdfご相談ください。 コードソース Freesoftwares_Project_Source.zipをご覧ください 。 4. 自動駐車場 - ATM利用 チームメンバー: Mihai Coca - コンピュータサイエンスと軍事情報システム、軍事技術アカデミー グルジアのアンドレイ - コンピュータサイエンスと軍事情報システム、軍事技術アカデミー Hiji Iulian - コンピュータサイエンスと軍事情報システム、軍事技術アカデミー Shortの説明: 多くの企業が、 その分野での作業を 特定の使用例:駐車場。この目的 プロジェクトは、ドロップオフできるコンセプトカーを設計することです その所有者によって縁石で 、スポットパークに入るために独自のデバイスに残されました。このプロセスを逆にすることさえできます 所有者が行く準備ができているとき、車はスポット公園を離れて、そのを満たすために自分自身で 縁石に再びキーホルダー。 ドキュメンテーション: ATMにご相談くださいDoc.pdf コードソース ATM_Project_Source.zipをご覧ください 。 5.衝突検出-Beer2.0による チームメンバー: Nitu Adrian - コンピュータサイエンス、UPB 簡単な説明: 私たちのプロジェクトの目的は、車に前方の道路の感覚を提供し、予防策を講じることができるようにすることです 衝突;このようにして、道路での事故を減らしたいと考えています。さまざまなハードウェアから信号と情報を収集します ドライバーに警告するか、ドライバーを保護するために重要な操作を行うために車を即座に制御します 生命を脅かす出来事から。 フリースケールのカップカーには、ワンドボードと2台のUSBカメラが装備され、環境を追跡できます。初期処理後 オブジェクトトラッキングは、リモートコントロールによるヒューマンインタラクションを組み込みます。このプロジェクトでは、単純な警告システムを信じています および/またはブレーキングは、概念の証明として十分です。 プレゼンテーション: ご相談くださいBeer20Presentation.pdf ドキュメンテーション: ご相談くださいBeer20Doc.pdf コードソース https://bitbucket.org/adriannitu92/freechallenge 6.サブバンド正規化filtered-X LMSアルゴリズムを使用したフィードフォワード適応型ノイズキャンセリング - Brainiacsによる チームメンバー: Cristian Monea - 電気通信および情報技術、エレクトロニクス、UPB Madalin Zaharia - 電気通信および情報技術、エレクトロニクス、UPB 簡単な説明 このプロジェクトでは、サブバンド正規化フィルタリングX LMS(NFXLMS)に基づくフィードフォワード適応型ノイズキャンセレーション(ANC)アルゴリズムを提案します。 適応アルゴリズムの使用には、固定FIRやIIRフィルターなどの単純なフィルタリングアルゴリズムよりも利点があります。また、ノイズは 車の環境は、スペクトル分布、平均、分散など、その特性の一部を保持するため、静止していると見なすことができます。 車の騒音キャンセリングアプリケーションで適応フィルターを使用できるようにします。 フィードフォワードシステムは、フィードバックシステムよりも効率的である必要があります。この場合、コヒーレントなリファレンスノイズ入力がその前に検出されます キャンセルスピーカーを通過して伝播します。 したがって、アルゴリズムは2つのセンサー(マイク)をシミュレートします:キャンセルされる一次ノイズを測定する基準センサー。 とエラーセンサー。 プレゼンテーション: ご相談くださいBrainiacsPresentation.pdf ドキュメンテーション: ご相談くださいBrainiacsDoc.pdf Linux Embedded Challenge 2014 (英語)
View full article
The Android Booting process Some questions arise when we think about the Android boot sequence. What is the Zygote, init.rc, what is the difference between the linux kernel and the android linux kernel?. This document is intended to explain how the booting process runs. Consider the following graph: Step 1: Power On and System Startup When we press the power button, the Boot ROM code starts executing from a pre-defined location which is hardwired in ROM. It loads the Bootloader into RAM and starts executing. Step 2: Bootloader The bootloader is a small program which runs before Android does. This is NOT part of the Android operating system. The bootloader is the place where manufacturer puts their locks and restrictions. The bootloader executes in two stages. In the first stage it detects external RAM and loads a program which helps in the second stage. In the second stage, the bootloader setups the network, memory, etc, which requires to run kernel. The bootloader is able to provide configuration parameters or inputs to the kernel for specific purposes. The bootloader can be found at: /bootable/bootloader/legacy/usbloader This legacy loader contains 2 important files: 1- Init.s :: Initializes stacks, zeros the BSS segments and  call_main() in main.c 2- Main.c :: Initializes hardware (clocks, board, keyboard, console) and creates linux tags. Step 3: Kernel The Android kernel starts in a similar way as the linux kernel.  As the kernel launches, is starts to setup cache, protected memory, scheduling and loads drivers. When the kernel finishes the system setup, it looks for “init” in the system files. What is the difference between the linux and android kernels?, here's a list of changes/addons that the Android Project made to the Linux kernel: Binder: It is an Android specific interprocess communication mechanism and remote method invocation system. ashmem:  "Android Shared Memory". It is a new shared memory allocator, similar to POSIX SHM but with a different behavior and sporting a simpler file-based API. pmem: "Process memory allocator": It is used to manage large (1-16+ MB) physically contigous regions of memory shared between userspace and kernel drivers. logger:  This is the kernel support for the logcat command. wakelocks: It is used for power management files. It holds the machine awake on a per-event basis until wakelock is released. oom handling: It kills processes as available memory becomes low. alarm manager: It lets user space tell the kernel when it would like to wake up. RAM_CONSOLE: Allows to save kernel printk messages to a buffer in RAM, so that after a kernel panic they can be viewed in the next kernel invocation. USB gadget driver for ADB yaffs2 flash filesystem Step 4: init process Init is the very first process, we can say it is a root process, or the grandfather of all processes. The init process has two responsibilities.      1- Mounts directories like /sys , /dev    or /proc      2- Runs init.rc script - The init process can be found at /init :: /system/core/init - Init.rc file can be found at :: /system/core/rootdir/ Android has specific format and rules for init.rc files. More information about this rules can be found in: What is inside the init.rc and what is it used for. At  this stage, you can finally see the Android logo in your screen. Step 5: Zygote and Dalvik In Java, we know that a separate Virtual Machine instance will popup in memory for separate per app, but in the case of Android, the VM should run as quick as possible for an app. But what happens if you have several apps thus launching several instances of the Dalvik (VM)?, it would consume an immense amount of memory. To overcome this problem, the Android OS has a system called “Zygote”.  The Zygote enables code sharing across the Dalvik VM, achieving a lower memory footprint and minimal startup time.  Zygote is a virtual machine process that starts at system boot. The Zygote preloads and initializes core library classes. The Zygote loading process: Load Zygote Init class: /frameworks/base/core/java/com/android/internal/os/ZygoteInit.java registerZygoteSocket() :: It registers a server socket for zygote command connections. preloadClasses() :: Is a simple text file that contains a list of classes that need to be preloaded, you can find the file at /framework/base preloadResources()  :: Everything that is included in the android.R file will be loaded with this method (themes and layouts). At this time, you can see the boot animation. Step 6: System service After the above steps are completed,  Zygote launches the system services.  The Zygote forks a new process to launch the system services. Core services: Starting power manager Creating the Activity Manager Starting telephony registry Starting package manager Set activity manager service as system process Starting context manager Starting system contact providers Starting battery service Starting alarm manager Starting sensor service Starting window manager Starting Bluetooth service Starting mount service Other services: Starting status bar service Starting hardware service Starting NetStat service Starting connectivity service Starting Notification Manager Starting DeviceStorageMonitor service Starting Location Manager Starting Search Service Starting Clipboard Service Starting checkin service Starting Wallpaper service Starting Audio Service Starting HeadsetObserver Starting AdbSettingsObserver Now we have finally completed the booting process (system service are up and running in memory). Need to analyze the Android Bootup? The logcat ::  Use adb to get the booting process events from the logcat. ‘adb logcat –d –b events | grep “boot” ‘adb logcat –d | grep preload’ More information about ADB can be found here: Using ADB with your Sabre Board Re: The Android Booting process Good Document, I get answers for some of my questions. Really appreciate for the simplicity and the way you expressed.SergioSolis Re: The Android Booting process Important to understand is the fact that "Android" alone is not entirely an Operating System, it is rather the User Space of Linux Kernel. Android is based on the Linux Operating System, the GNU Linux kernel. Boot Process is Architecture dependent i.e. X86 and ARM (e.g A8 Cortex) have differences, ARM requires a signed first stage loader so there is a two stage boot process as the article says but does not clearly say its for ARM, Android now runs on x86 as well. If you are interested reading upon the x86 boot process see my white paper: "https://sites.google.com/site/weqaar/Home/files/bootSector_code.pdf?attredirects=0&d=1" On ARM the boot process looks like: 1) X Loader (ARM specific) 2) Boot strapper (i.e. uBoot) - jumps to kernel entry point (head.s) 3) Kernel loads init (i.e. /sbin/init) 4) /sbin/init then reads /etc/inittab, then "si::sysinit:/etc/init.d/rcS" (systemV init) 5) rcS creates device files (i.e. using mtab, mounts important fs i.e. /sys), forks daemons or demons whatever 6) getty is then attached to virt terminals, bash is then executed on user login by getty Dalvik is a Register VM, a user space process for most of the part, JAVA eh. I forked an embedded Linux distro, that is not based on any other distro i.e. Debian, its a good starting point for anybody wanting to learn boot stuff (for ARM specially), runs in QEMU, here is the doc: "https://sites.google.com/site/weqaar/Home/files/DaaS-Embedded-Linux-v1.03.pdf?attredirects=0&d=1" I can make the sources with toolchain available if anybody wants, good stuff it is I can tell you that. Books I wold recommend: ISBN 10: 0-8493-4058-6 ISBN 10: 0-137-01783-9 The diagram shows daemons coming off the Kernel which is not entirely true, Kernel processes or Kernel Daemons e.g. kswapd are forked by the Kernel whereas Init forks user-space processes or daemons e.g. ssh Re: The Android Booting process This is really good document. Thanks for posting.
View full article
2015 年飞思卡尔杯 EMEA 球队名单 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 截至 2014 年 11 月 17 日,已有 159 支球队注册参加 2015 年飞思卡尔杯欧洲、中东和非洲赛区比赛 (见附件) 团队名称以 INNOV 开头的团队为创新挑战团队 未举办飞思卡尔杯资格赛的国家的队伍可以自由选择参加比赛的地点。请联系Flavio Stiffan以确保您的选择被记录在案。
View full article