Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32K388 ADC VREH こんにちは、 私はS32K388をアプリケーションに使っています。チップのADCを使ってアナログ電圧を測定したいと思っています。私はVDD_HV_AとVDD_HV_Bに3.3Vを供給し、通常、ADCの基準電圧には2.5Vの高精度電圧リファレンスを使用します(専用のADC ICを使用する場合)。可能であれば、同じ電圧基準を引き続き使用したいと考えています。 S32K388のデータシートを見ると、VREFHは2.97V~5.5V(p20)の範囲である必要があり、常にVREFH≦VDD_HV_Aである必要があることがわかります。 表38に示されている精度値は、VDD_HV_A - 1.5V >= VREHF >= VDD_HV_A + 0.1V の場合に有効であることがわかります。 この目的で2.5Vの基準電圧を使えず、私のアプリケーションに最低でも3.0Vの基準値を見つける必要があることを確認していただけますか?または、VREFH = 2.5V、VDD_HV = 3.3Vの場合私は大丈夫でしょうか? よろしくお願いいたします。 ジュールズ Re: S32K388 ADC VREH こんにちは、 データシートによると、VREFHは最低2.97Vに制限されているため、それは仕様外となります。 ご指摘のとおり、指定された最低限の基準を満たす参考文献を見つける必要があります。 データシートの注記[5]はVDD_HV_A = 5Vの場合に有効であると思われます。 BR、ペトル Re: S32K388 ADC VREH VREFH ADC高基準電圧[1][6] 最小2.97標準値3.3または 5.0 最大5.5V VREFL ADC低基準電圧[1] -0.10 0.1V VREFH ADCの高基準電圧に2.5Vを設定した場合、その値は2.97V~5.5Vの範囲外であることを意味します。ADC機能が失敗します
View full article
请求提供 FRDM-MCXA156 的 LIN 示例 NXP社区的各位, 我目前正在使用 FRDM-MCXA156 开发板,想实现 LIN(本地互连网络)通信。 我已经查看了现有的 SDK 示例,但未能找到专门针对 FRDM-MCXA156 的完整 LIN 主/从节点示例。 请问有人能分享一下吗: 适用于 FRDM-MCXA156 的 LIN 主站或 LIN 从站示例项目。 关于配置 LPUART 外设以支持 LIN 模式的指南。 任何 SDK 示例、应用笔记或可适用于 MCXA156 的参考项目。 有关最新 MCUXpresso SDK 中 LIN 支持的信息。 任何代码片段、配置提示或文档参考将不胜感激。 我附上了从下载的 SDK 中提取的 LIN 驱动程序。 感谢您的支持。 此致, Akshay FRDM 培训 MCXA Re: Request for LIN Example on FRDM-MCXA156 你好,阿克谢, 很抱歉这可能给您带来的不便,MCXA156 的连接功能中没有提及完全支持的 LIN,仅通过 LPUART 外围设备提供基本的 LIN 支持,例如断开检测 [MCXA-156 参考手册] 第 39.2.2 章;未提供完整的 LIN 协议堆栈;MCXA156 SDK 中没有 LIN 示例。 在这个 AN 在 i.MX RT 系列 MCU 上使用 FlexIO 模拟 LIN 主/从机中,描述了使用 FlexIO 来模拟 LIN;MCXA156 有一个 FlexIO 可供你研究 [参考手册第 36 章], 重要提示:此处对 FlexIO 的用法尚未针对 MCXA156 进行测试或确认其功能,因此没有示例。 最诚挚的问候,路易斯
View full article
how many P3T1084UK are allowed on a single i3c bus? For P3T1084UK, what is the maximum number of devices allowed per i3c bus?  P3T1084UK supports i3c dynamic address allocation, however, according to table 5 I3C provisional ID composition and table 6, PID bits seems to be a fixed value that associated with address pin config. Does that mean on a single i3c bus, max 4  P3T1084UK are allowed? If I need 8  P3T1084UK, they need to reside on 2 i3c interfaces? Re: how many P3T1084UK are allowed on a single i3c bus? It's depended by the A0 configuration.
View full article
T1042 DIFF_SYSCLK/DIFF_SYSCLK_B Termination Resistor Does DIFF_SYSCLK/DIFF_SYSCLK_B on the T1042 require an external termination resistor when used as an LVDS pair? The datasheet does not explicitly state it and only gives "Figure 11. LVDS receiver". AN4825 seems to show that it is internal, but this does not look to be consistent with the datasheet. Clocking Re: T1042 DIFF_SYSCLK/DIFF_SYSCLK_B Termination Resistor For T1042, you should treat the 100 Ω differential termination on DIFF_SYSCLK/DIFF_SYSCLK_B as internal , so you do not add another external 100 Ω resistor across the pair when the internal termination is enabled.
View full article
FRDM-IMX93 预制图像 大家好, 以下图片有何不同?我找不到更新日志文件。我需要将我的 FRDM-imx93 主板恢复为出厂设置。 谢谢! Re: FRDM-IMX93 prebuilt images 您好 ,它们之间的变化微乎其微,我建议您使用 Linux 电路板支持包 版本,因为 FRDM 版本是我们在集成之前获得的初始软件支持。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for-i-mx-applications-processors:IMXLINUX 此致, 阿尔多。
View full article
i.MX8DXL: SC_R_SECO_MU_4 を介した M4-direct SECO HSM セッションが拒否されました (評価 0x04) こんにちは、   Cortex-M4 (スタンドアロン、非対応) から SECO HSM API を直接実行したい Linux / A-core) で HSM を開いて RSA-3072 PKCS#1 v1.5 署名/検証を行う M4パーティション(SC_R_SECO_MU_4)に割り当てられたMU上でのセッション。   M4はsec_mu4を介してSECOとSABメッセージを交換できます(SECOは受信します) 応答はありますが、SAB_SESSION_OPEN は常に 0x29 の指示で拒否されます。 (失敗)、評価0x04、試行するすべてのdid / mu_idに対して。   環境 - ボード: i.MX8DXL EVK (imx8dxlb0-lpddr4-evk) - SOC_REV: A0 - SCFW: ポートキット 1.18.0、ビルド5665、コミット654907b6 (imx_scfw_2025q1) - SECO FW: バージョン 0x00050094、コミット 0x419D9030 - ライフサイクル: 0x20 (NXP クローズ) - チップUID: 0x2007080E8296C311 - M4: FreeRTOS、SC_R_SECO_MU_4を所有、XRDC DID = 3 - MUベース: sec_mu2=0x31560000、sec_mu3=0x31570000、sec_mu4=0x31580000   現在の状況(輸送は確認済み) - SC_R_SECO_MU_4 は M4 パーティション (DID = 3) に割り当てられています。MUドメイン SCFW側での設定はエラーなく完了しました。 - M4 は 0x31580000 の sec_mu4 を読み書きします (注: 0x315A0000 はマップされていません)。 バスを吊るす)。 - M4はSAB_SESSION_OPEN(コマンド0x10、3ワード、ヘッダー0x17100306)を送信し、その後 CR.GIR0 を引き上げます。このドアベルが鳴った後のみ、SECOはTXをドレインして応答します。   送信後:SR = 0x00100200(TR0~2が満杯で、SECOによって読み取られません) GIR0 リング後: SR = 0x8EF00200 (TE ビットが 1111 に戻り、SECO が TX を放電しました。 GIP設定済み、SECOが返信) 受信: 0xE1100306 0x00000429 0x00000000 表示 = 0x29 (失敗)、評価 = 0x04、ハンドル = 0   - ペイロード内のすべての did (0-3) および mu_id (0-4) に対して応答は同じです。 つまり、拒否はそれらの項目に依存しないということです。   質問 1. M4-direct SECO HSM (非SCU MU を介して HSM セッションを開く) は、 SC_R_SECO_MU_4) は i.MX8DXL でサポートされている使用例ですか?はいの場合、 M4ドメインを認証するために必要な/サポートされている構成シーケンス HSMセッションユーザーですか? 2. SECO MUリソースをM4パーティションに割り当て、その構成を行う ドメイン所有権で十分ですか、それとも追加のSECOプロビジョニングまたは セッションを開始する前に、登録手順(APIまたはSABメッセージ)が必要ですか? 3. ここで表示されるSAB_SESSION_OPENの評価0x04は何を意味し、どのように解決すればよいのでしょうか? 0x20 (NXP-closed) ライフサイクルに関連していますか: デバイスは まずOEMクローズド(SRKプログラム済み)に進みましたか? 4. CR.GIR0 GP割り込みドアベルは、意図されたホスト側シグナリングですか? SECO MUでしょうか、それとも別のメカニズムが想定されていますか? 5. 正しい SAB_SESSION_OPEN フィールド値 (mu_id、interrupt_idx、 要求元が sec_mu4 上の M4 の場合、tz、did、priority、operating_mode) は使用されますか?   ご要望があれば、M4側のプローブの詳細とコンソールログ全体を共有いたします。 よろしくお願いします!   宜しくお願いします、 ジェイソン・リー i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Security Re: i.MX8DXL: M4-direct SECO HSM session over SC_R_SECO_MU_4 rejected (rating 0x04) こんにちは、 SECOがGIR0の後にTXレジスタをドレインし、適切な形式のSAB応答を返すため、M4からSECOへのMU伝送は有効であると思われる。しかし、SAB_SESSION_OPENがすべてのDID/MUの組み合わせに対してハンドル0で0x29/評価0x04を返すということは、SECO HSMファームウェアがXRDCまたはMUトランスポートレベルではなく、HSMポリシー/ルートレベルでセッションを拒否していることを示しています。 SC_R_SECO_MU_4をM4パーティションに割り当てることは、SABメッセージの交換には十分ですが、必ずしもそのMU/DIDをHSM APIクライアントとして認可するものではありません。公開のi.MX8DXL HSMリファレンスフローは、seco_libs/セキュアエンクレイブライブラリとLinux MUプラットフォーム層を通じてSECO HSM APIスタックを使用しています。SC_R_SECO_MU_4 を介した M4 ベアメタル直接 HSM セッションオープンは、ドキュメント化されたサポート構成ではありません。 まずは、サポートされているLinux HSM例を使って同じSCFW/SECOのFWイメージでHSMセッションオープンを検証し、その後作業パスで使われるMUとセッションオープンペイロードを比較することをお勧めします。Linuxが成功してもM4 over sec_mu4が失敗した場合、一般的なSABトランスポートは動作しますが、SECO FWがHSMセッションエンドポイントとしてSC_R_SECO_MU_4を有効にしていない可能性が高いです。 よろしくお願いいたします。 アルド。
View full article
HID(W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 早安 ! 我正在试用 FRDM i.MX 93 入门指南:指南 我下载了FRDM-IMX93 演示镜像(尝试了 REV.1.0 和 REV4.0),但一直收到相同的错误信息。 尝试了指南中的命令:.\uuu.exe -b sd_all imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst 用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序) -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 版本 in config: Pctl Chip Vid Pid BcdVersion Serial_No ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb 运行内置脚本: uuu_version 1.4.149 # @_flash.bin | 引导加载程序,可从 wic 映像中提取 # @_image [_flash.bin] | wic 映像刻录到 emmc。 # 此命令将在 i.mx6/7 i.mx8MM、i.mx8MQ SDP: 启动-f imx-image-full-imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/*-scanlimited 0x 800000 时运行 # 此命令将在 ROM 支持直播模式时运行 # i.MX8QXP, i.MX8QM SDPS: 启动 -scanterm -f imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* -scanlimited 0x800000 # 这些命令将在使用 SPL 时运行,如果不使用 SPL,则跳过这些命令。 # SDPU 将被弃用,请使用 SDPV 代替 SDPU # { SDPU: delay 1000 SDPU: write -f imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* -offset 0x57c00 -scanlimited 0x800000 SDPU: jump -scanlimited 0x800000 # } # 使用 SPL 时将运行这些命令,如果不支持,则跳过这些命令。 # 如果(SPL 支持 SDPV) # { SDPV:延迟 1000 SDPV: write -f imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* -skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV: 跳转 -scanlimited 0x800000 # } FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev${sd_dev} FB: ucmd mmc dev${sd_dev} FB: flash -raw2sparse all imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 引导加载程序 imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* FB: 已完成 等待已知的 USB 设备出现... 4:2-23 连接新的 USB 设备 F11C6A09B54230 4 :2-23 F11C6A09B54230 > 启动 cmd: SDPS:boot-scanterm-f imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/*-scanlimited 0x800000 解压缩文件:> imx-image-full-imx9 3frdm.rootfs.wic.zst 14%4:2-23F11C6A09B54230>Fail HID(W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)(20.15s) 然后我试了一下。\ uuu.exe-v-b emmc_all。\ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot。\ imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst,但也得到了同样的错误信息: 用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序) -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 版本 in config: Pctl Chip Vid Pid BcdVersion Serial_No ================================================== SDPS: MX8QXP 0x1fc9 0x012f [0x0002..0xffff] SDPS: MX8QM 0x1fc9 0x0129 [0x0002..0xffff] SDPS: MX8DXL 0x1fc9 0x0147 SDPS: MX28 0x15a2 0x004f SDPS: MX815 0x1fc9 0x013e SDPS: MX865 0x1fc9 0x0146 SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014a SDPS: MX8ULP 0x1fc9 0x014b SDPS: MX93 0x1fc9 0x014e SDPS: MX91 0x1fc9 0x0159 SDPS: MX95 0x1fc9 0x015d SDPS: MX95 0x1fc9 0x015c SDPS: MX943 0x1fc9 0x0027 SDPS: MX952 0x1fc9 0x0028 SDP: MX7D 0x15a2 0x0076 SDP: MX6Q 0x15a2 0x0054 SDP: MX6D 0x15a2 0x0061 SDP: MX6SL 0x15a2 0x0063 SDP: MX6SX 0x15a2 0x0071 SDP: MX6UL 0x15a2 0x007d SDP: MX6ULL 0x15a2 0x0080 SDP: MX6SLL 0x1fc9 0x0128 SDP: MX7ULP 0x1fc9 0x0126 SDP: MXRT106X 0x1fc9 0x0135 SDP: MX8MM 0x1fc9 0x0134 SDP: MX8MQ 0x1fc9 0x012b SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x0525 0xb4a4 [0x0500..0x9998] SDPV: SPL1 0x1fc9 0x0151 [0x0500..0x9998] SDPU: SPL 0x0525 0xb4a4 [0x9999..0x9999] SDPU: SPL 0x3016 0x1001 [0x0000..0x04ff] SDPV: SPL1 0x3016 0x1001 [0x0500..0x9998] FBK: 0x066f 0x9afe FBK: 0x066f 0x9bff FBK: 0x1fc9 0x0153 FB: 0x0525 0xa4a5 FB: 0x18d1 0x0d02 FB: 0x3016 0x0001 FB: 0x1fc9 0x0152 FB: 0x0483 0x0afb 运行内置脚本: uuu_version 1.4.149 # @_flash.bin | 引导加载程序,可从 wic 映像中提取 # @_image [_flash.bin] | wic 映像刻录到 emmc。 # 此命令将在 i.mx6/7 i.mx8MM、i.mx8MQ SDP: 启动-f 时运行 。 \ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-Scanlimited 0x800000 # 此命令将在 ROM 支持直播模式时运行 # i.mx8QXP,i.mx8QM SDPS:启动-scanterm- f。\ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-Scanlimited 0x800000 # 这些命令将在使用 SPL 时运行,如果不弃用 spl # SDPU,则将跳过 这些命令。请使用 SDPV 代替 SDPU # { SDPU: delay 1000 SDPU: write-f。 \ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-offset 0x57c00 SDPU:jump-scanlimited 0x800000 #} # 这些命令将在使用 SPL 时运行,如果没有 spl 则会跳过 # if(SPL 支持 SDPV) # { SDPV: delay 1000 SDP V: write-f。 \ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-skipspl-scanterm-scanlimited 0x800000 SDPV:跳跃-scanlimited 0x800000 #} FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev${emmc_dev} FB: flash -raw2sparse all .\imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst/* FB:flash-scanterm-scanlimited 0x800000 引导加载程序。 \ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot FB: 如果环境存在 ucmd emmc_ack;那么;否则 setenv emmc_ack 0;fi; FB:ucmd mmc partc onf${emmc_dev}${emmc_ack} 1 0 FB:完成 等待已知的 USB 设备出现... 在 4:2-4:2 连接新的 USB 设备- > 启动 Cmd:SDPS: 启动-scanterm-f。 \ imx-boot-imx93frdm-sd.bin-flash_singleboot-scanlimited 0x800000 4:2-> 失败 HID (W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) (20.02s) 我使用的是最新的 uuu.exe 版本。 Windows上还有新的驱动程序。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 我也一样。我尝试使用 Ubuntu 20.04,也出现了同样的错误。 sudo ~/uuu-ubuntu20.04 -lsusb uuu(通用更新实用程序),用于 nxp imx 芯片 -- libuu_1.5.243-0-g230f1b1 已连接的已知 USB 设备 路径芯片 Pro Vid Pid BCD 版本序列号_否 ===================================================================================== 8214D79A2FFA4708 sudo ~/uuuu-ubuntu20.04-b emmc_all imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singlebootimx-image-core-imx93-11x11-lpddr4x-frdm.rootfs-20260608162024.wic.zst 用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序) -- libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 成功 0 失败 1 1:3-8214 D79A 1/ 1 [HID (W):LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7)] SDPS:启动-scanterm-f imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash... 我尝试了 MACHINE=imx93frdm 和 MACHINE=imx93-11x11-lpddr4x-frdm,结果相同。我刚刚在 UART 上看到了这个日志 DEBUG: U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0(Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: Over Drive Voltage Mode DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 prepare ok 没有任何解决方案,也没有人提供帮助。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 你好, 请从这里尝试使用标准电路板支持包版本: https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/i-mx-software/embedded-linux-for-i-mx-applications-processors:IMXLINUX 另外,我建议不要使用压缩的 rootfs,请解压缩(un-zst)后再试一次。 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 嗨, ,我也遇到了同样的问题。 板从 emmc 启动正常,但是当我尝试以任何方式刷新 SD 卡时它都不起作用。 我试过刷新 imx93 FRDM 主页上的一张预建图像(压缩和未压缩) 使用uuu 我也用过dd: zstd -d imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic.zst -c | sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M status=progress conv=fsync 然后当我从 SD 卡启动主板时它无法完全启动并停在那里 U-Boot SPL 2024.04+gde16f4f1722+p0 (Sep 02 2024 - 10:44:35 +0000) SOC: 0xa1009300 LC: 0x2040010 PMIC: PCA9451A PMIC: Over Drive Voltage Mode DDR: 3733MTS DDR: 3733MTS M33 prepare ok 当我尝试使用 flex-installer 用基于 Debian 的镜像刷新 SD 卡时,启动后我遇到了同样的输出。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 另外,请更新我在第一篇帖子中链接的指南,以便帮助其他人 :)。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 你好!! 关于第一个问题,请注意,您不仅需要 rootfs,还需要引导加载程序,因此您需要运行类似以下的命令: ./uuu-b emmc_all flash.bin imx-image-full-imx93frdm.rootfs.wic 关于它使用 dd 这一问题,情况相同,请不要使用压缩的 rootfs(un-zst) 此致, 阿尔多。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 嗯,我觉得用你提供的最新软件和以下命令应该能行:.\uuu.exe -v uuu.auto-imx93-11x11-lpddr4x-frdm 但我不知道这是否是最好的解决方案,因为现在我的主板自称是 " imx93evk " 不是 imx93frdm。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 你好, 很高兴它现在可以运行了,我会仔细检查脚本,也许它使用了不同的引导加载程序,是的,我们正在改进 FRDM 板的文档,感谢你的评论。 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 正如我之前所说,这行不通,请查看我上面的评论。 要让它正常运行的唯一方法是:.\uuu.exe -v uuu.auto-imx93-11x11-lpddr4x-frdm Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 你好, 我在试用 i.MX 93 FRDM 开发板时也遇到了这个问题。我找到的培训指南是错误的,具有误导性;演示固件包包含大量文件,但没有任何信息说明每个文件是什么;即使阅读了手册,‘uuu’实用程序的用法也几乎无法理解(至少对我来说是这样!)。 以下是我弄明白的情况。如果我理解有误,请指正。 我下载了演示固件包“ LF_v6.18.20-2.0.0_images_IMX93EVK.zip ”。我想测试将固件映像写入 uSD 卡和/或内置 eMMC 的过程。 以下方法奏效了: 我认为名称类似“ imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot ”的文件是特定板卡和不同配置的引导加载程序镜像。我选择这个是为了向我板上的uSD卡写入数据。 我认为“ imx-image-full-imx93evk.wic ”是Linux镜像(rootfs等)。只有一个,所以我猜所有支持的开发板都一样? * 根据以上评论,请勿尝试使用压缩版本“imx-image-full-imx93evk.tar.zst”? 写入uSD卡: * 关闭板电源 * 插入uSD卡 * 通过 USB-C 线缆将板的“USB1_C”端口连接到笔记本电脑。 * 将启动开关设置为[3:0] 0001以进入串行下载模式 * 使用固件文件夹中的uuu命令: # 仅将引导加载程序复制到 SD 卡: uuu -b sd imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot 或者:复制引导加载程序和 Linux 镜像: uuu -b sd_all imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singlebootimx-image-full-imx93evk.wic * 板上电源。UUU 应该会自动检测主板并开始下载。 要将文件写入 eMMC,您可以使用以下命令: # 仅限引导加载程序: uuu -b emcc imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singleboot # 或者:引导加载程序和镜像: uuu -b emmc_all imx-boot-imx93-11x11-lpddr4x-frdm-sd.bin-flash_singlebootimx-image-full-imx93evk.wic 我不知道各种启动加载程序文件之间有什么区别。 @Kapixxx你的方法可能确实奏效了。我认为所有板都使用相同的 Linux 根文件系统,所以它们的主机名都是“imx93evk”。然而,我还没有弄明白如何使用 uuu 脚本(例如)。" uuu.auto-imx93-11x11-lpddr4x-frdm ")写入到uSD卡而不是eMMC。提供的命令行参数、内置脚本和提供的脚本文件之间的关系尚不明确。 Re: HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) FRDM i.MX 93 我的情况也一样,以下是我尝试过的所有方法(我用 Claude 让格式更整齐了)。就连这个帖子里的其他建议也行不通。我使用的是 Ubuntu 22.04 LTS,不知道这有没有影响。 LIBUSB_ERROR_TIMEOUT 启动 FRDM-IMX93 时出错,使用 lkss.py boot / uuu 董事会/环境 板: FRDM-IMX93 芯片/协议: MX93 SDPS(视频 ID 0x1FC9,进程 ID 0x014E,Bcd 版本 0x0001) 主机:裸机 Ubuntu 22.04(双系统启动,非虚拟机) uuu版本: libuuu_1.5.243-0-g230f1b1 启动开关状态: 1000(串口下载/USB启动模式,根据课程文档) USB 连接: 启动 板载 USB-C 端口 → 直接连接主机 USB 端口,无需集线器 线缆:开发板原装线缆(约两周前购买) 症状 ./scripts/lkss.py boot(以及手动 uuu -b scripts/boot/uuu_script ...)始终在同一位置失败(在 SDPS 启动传输 flash.bin 的 14-20% 左右)。和: 1:9- 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_TIMEOUT (-7) ] SDPS: boot -scanterm -f /path/to/flash.bin -scanlimited 0x800000 Failed to boot the board 板通过 USB 正确枚举(已通过 lsusb 和 dmesg 确认),并且已被 uuu -lsusb 识别: Connected Known USB Devices Path Chip Pro Vid Pid BcdVersion Serial_no ==================================================================== 1:9 MX93 SDPS: 0x1FC9 0x014E 0x0001 dmesg 显示连接时只有一个干净的枚举事件,传输失败期间没有断开连接/重新枚举/xHCI 错误: [ 1070.013188] usb 1-9: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd [ 1070.224213] usb 1-9: New USB device found, idVendor=1fc9, idProduct=014e, bcdDevice= 0.01 [ 1070.224223] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1070.224227] usb 1-9: Product: OO Blank 93 [ 1070.224230] usb 1-9: Manufacturer: NXP SemiConductor Inc [ 1070.246463] hid-generic 0003:1FC9:014E.0010: hiddev4,hidraw10: USB HID v1.10 Device [NXP SemiConductor Inc OO Blank 93] on usb-0000:02:00.0-9/input0 scripts/启动/uuu_script 内容 # This script can be used to boot the FRDM-IMX93 board using eMMC. # What this does is it writes the rootfs to eMMC and then places # the kernel image and DTB in RAM. # # Parameter list: # # @_flash.bin => boot container # @_rootfs => Rootfs (EXT2) # @_Image => Linux Kernel Image # @_dtb => Linux Kernel DTB # boot into u-boot proper SDPS: boot -scanterm -f _flash.bin -scanlimited 0x800000 # write rootfs to eMMC FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB: flash all _rootfs # write kernel image to RAM FB: ucmd setenv fastboot_buffer ${loadaddr} FB: download -f _Image # write DTB to RAM FB: ucmd setenv fastboot_buffer ${fdt_addr} FB: download -f _dtb # overwrite bootargs FB: ucmd setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0 rootwait FB: acmd booti ${loadaddr} - ${fdt_addr} FB: done, 文物转移 flash.bin(启动容器,来自 lkss-buildroot 的 imx9-boot-sd.bin)- 未压缩 根文件系统(来自 lkss-buildroot 的 rootfs.ext2)- 未压缩 图像(8.9M)- 内核图像 imx93-11x11-frdm.dtb (37K) 所有传输的文件均未压缩(.zst/.gz格式)。排除转运过程中减压的可能性。 已尝试过的所有方法(均失败,错误代码均为 LIBUSB_ERROR_TIMEOUT) 默认的 lkss.py 启动调用(未修改的 uuu_script) 已确认启动开关处于正确的 1000(串行下载)位置 已确认使用的是启动 USB 端口(而非电源或调试端口)。 尝试在通电前和通电后连接电缆进行电源循环(两种顺序都试过了) 已确认路径中没有 USB 集线器 - 直接主机连接 已确认以 root 用户身份运行(lkss.py 内部调用 sudo uuu ...) 传输过程中检查了 dmesg -w live 命令,结果显示只有一个枚举值,没有丢包/断开连接事件。 在 SDPS: 启动行中添加了 -scanterm -scanlimited 0x800000 标志(与 NXP 社区论坛中针对同一板卡/错误报告的解决方法一致) - 无变化 多次连续重试,每次重试之间均对主板进行断电重启。 直接手动调用 uuu 二进制文件(绕过 lkss.py 包装器),并使用 -v verbose 标志,仍然出现相同的故障点/错误。 通过 uuu -lsusb -BcdVersion 0x0001 检查了芯片版本,与其他地方报告的已知可用版本相符。
View full article
S32K344 WBの「s32k3_wb_can」プロジェクトを実行すると、CANボックスがCAN信号を検出できません。 こんにちは、 私はS32K344 WBの「s32k3_wb_can」プロジェクトのコードを自分のプロジェクトに移植しています。CAN0のTXピンとRXピンはWBの設計と同じです(CAN0_RX:PTA6、CAN0_TX:PTA7)。CAN0はCANクラシックモードで動作しますが、CANBoxはCAN信号を検出できません。 「s32k3_wb_can」プロジェクトのデバッグを試みたところ、「CAN0_ISRCallback」関数が一度も呼び出されていないことがわかりました。s32k144のデモコードを確認したところ、「CAN0_Callback_Func」関数が「CAN_InstallEventCallback(&can_pal0_instance,&CAN0_Callback_Func,(void*)0);」で呼び出されてインストールされているようですが、S32K344の「s32k3_wb_can」プロジェクトにはそのようなインストール手順がないようです。 私はS32K344 WBボードを持っていないため、WBの実際の動作状況を確認できません。「s32k3_wb_can」プロジェクトでcan0を実行させる方法を知りたいです。 添付ファイルは私のプロジェクトファイル「s32k3_wb_can.zip」です。プロジェクトのサイズを小さくするために、「Debug_FLASH」サブフォルダを削除します。私のCANは8ピンCANチップのサンプルで、STBはデフォルトでローレベルなので、CAN0_RX/CAN0_TXのみを操作します。何が問題なのか確認するのを手伝ってください。ありがとう。 Re: Can box can' t detect can signal when runing S32K344 WB's "s32k3_wb_can" project こんにちは、 @Jimmybai さん。 CAN0はCANクラシックモードで動作しますが、CANBoxはCAN信号を検出できません。 これはどういう意味でしょうか?もう少し詳しく説明していただけますか?CAN Classicは動作しているのに、CAN FDは動作していないということでしょうか?あるいは、CAN Classicの機能を確認するにはどうすればよいでしょうか。 「s32k3_wb_can」プロジェクトのデバッグを試みたところ、「CAN0_ISRCallback」関数が一度も呼び出されていないことがわかりました。s32k144のデモコードを確認したところ、「CAN0_Callback_Func」関数が呼び出され、インストールされているようです。 FlexCANのIRQとハンドラを有効にするには、以下のAPIを使用できます。 IntCtrl_Ip_EnableIrq(FlexCAN0_1_IRQn); IntCtrl_Ip_InstallHandler(FlexCAN0_1_IRQn, CAN0_ORED_0_31_MB_IRQHandler, NULL_PTR); しかし、これは既に実行中のIntCtrlドライバの初期化によって有効になっているはずです。 retCode = IntCtrl_Ip_Init(&IntCtrlConfig_0); retCode = IntCtrl_Ip_ConfigIrqRouting(&intRouteConfig); コールバックのインストールは、FlexCANの初期化処理内で、宣言したコールバックに対して行われます。 コールバックがトリガーされないもう一つの理由は、有効なRxフレームが受信されていないことです。オシロスコープを使ってCANバスの波形を観測してみましたか? wb_canのサンプルをテストする代わりに、RTDパッケージに含まれているFlexCAN_Ip_Example_S32K344を使ってみましたか? あるいは、コミュニティで共有されている例をいくつか挙げると次のようになります。 例:S32K344 FlexCAN_Ip TX/RX/EnhanceRXFIFOテストS32DS3.4 RTD200 [RTD600 MCAL & IP] S32K3X4EVB-T172 FlexCAN 割り込みのサンプル / ポーリング よろしくお願いします、 ジュリアン Re: Can box can' t detect can signal when runing S32K344 WB's "s32k3_wb_can" project ちなみに、サンプルプロジェクトはS32K344 WBのサンプルフォルダ---S32K344_Whiteboard_Example(LLD)_RTM_1.0.0から取得しました。
View full article
Configure WDOG within 128 Bus Clocks Clarification I am experiencing unexpected WDOG behavior according to my understanding of the reference manual in regard to the following: "All watchdog control bits, timeout value, and window value are write-once after reset within 128 bus clocks. This means that after a write has occurred they cannot be changed unless a reset occurs." My initial interpretation of this is that you must configure the WDOG within the first 128 bus clocks after reset, or it will use the default configuration with UPDATE=0. This will then prevent you from re-configuring the WDOG again. I however am experiencing something different. Since the KE1 out of reset runs the Bus and Core clock at the same frequency, I decided to look at the CYCLECOUNTER in the IAR debugger when I reconfigure the WDOG, as I thought it would tell me how many bus clocks have also passed since reset. It showed 144 cycles had passed since release from reset. So I started adding longer and longer delay loops at the start of the function to see if it would still allow me to reconfigure well past 144 cycles. No matter how long the delay, as long as it was below the default 8ms timeout of the WDOG, it would successfully reconfigure the WDOG. I observed this behavior with, and without the debugger, just to ensure the debugger did not play any role. I was also able to confirm timing via strobing the reset signal with Oscope. So now my understanding of the reference manual is that you can reconfigure the WDOG once out of reset. And once you perform the first write to the WDOG, you get 128 bus clocks to reconfigure the remaining register fields. For example, lets say I wait 1000 bus clocks out of reset and then configures the WDOG_CS register. I then get 128 bus clocks after configuring the WDOG_CS to configure the WDOG_TOVAL. Once TOVAL is configured, the new configuration takes effect. Is this the correct interpretation of the reference manual? Or is my previous interpretation correct where you get 128 bus clocks out of reset, or the default configuration takes effect? Re: Configure WDOG within 128 Bus Clocks Clarification Hello @sean_dvorscak , Thanks for you post. You may refer to section "30.4.3.2.1 Unlocking the Watchdog" and section "30.5.2 Configure Watchdog" in KE1xFP100M168SF0RM. The correct interpretation appears to be as follows: After reset, the WDOG is enabled and operates with its reset-default settings. The WDOG configuration registers are still available for an initial configuration sequence. Once the watchdog is unlocked , the remaining configuration registers must be written within 128 bus clocks . If UPDATE=0, then after that initial configuration is completed, the WDOG configuration cannot be changed again until the next reset. If UPDATE=1, the WDOG can be unlocked and reconfigured again later, with the same 128 bus clock window applying after each unlock. This interpretation is consistent with your measurements: even when more than 128 bus clocks had elapsed since reset, the WDOG could still be reconfigured successfully, provided this happened before the default watchdog timeout expired. In other words, the 128 bus clock configuration window is associated with the unlock sequence, not simply with the elapsed time since reset release. If no new configuration is completed, the WDOG continues operating with its reset default settings. Hope it helps. BR Celeste ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Note: If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Re: Configure WDOG within 128 Bus Clocks Clarification There are certain command sequence need to follow in order to update WATCHDOG setting.I dont know where the 128 bus clocks come from but take the K80 Sub-Family Reference Manual, Rev. 4, 09/2015 for example: As long as ALLOW_UPDATE in the watchdog control register is set, you can unlock and modify the write-once-only control and configuration registers: 1. Write 0xC520 followed by 0xD928 within 20 bus clock cycles to a specific unlock register (WDOG_UNLOCK). 2. Wait one bus clock cycle. You cannot update registers on the bus clock cycle immediately following the write of the unlock sequence. 3. An update window equal in length to the watchdog configuration time (WCT) opens. Within this window, you can update the configuration and control register bits. These register bits can be modified only once after unlocking.If none of the configuration and control registers is updated within the update window,the watchdog issues a reset, that is, interrupt-then-reset, to the system. Trying to unlock the watchdog within the WCT after an initial unlock has no effect. Re: Configure WDOG within 128 Bus Clocks Clarification Thank you for the clarification. Glad to know I have more than 128 bus clocks out of reset to configure WDOG. If they ever make a new revision of KE1xFP100M168SF0RM, I'd like to suggest removing the "... within 128 bus clocks." from the first sentence of section 30.4.3.1. Appreciate the suggestion might be silly, but I only suggest it because I found some misinformation online citing that wording to suggest you only get 128 bus clocks to configure WDOG out of reset. It also unfortunately makes the Google AI overview regurgitate the same misinformation (... gotta love the future 🙂 ). Which is why I had to ask the question here myself. Re: Configure WDOG within 128 Bus Clocks Clarification Understood. Unfortunately, to the best of my knowledge, there is no new roadmap for the Kinetis family. We have recently introduced the MCX family, which you may consider exploring if you’re interested. MCX Arm Cortex-M Industrial and IoT MCUs | NXP Semiconductors
View full article
TJA1055/3 FT canbus 为了将带有 twai 的 ESP32-P4 连接到容错 canbus 系统,我已经苦恼了一段时间。TJA1055/3 已安装在试验板上并连接起来,我可以测量芯片的 Rx 输出,该输出本应发送到 ESPGPIO,但是看来这个电压输出在 HI 上达到大约 3.2V,LO的电压输出仅达到大约 1.8V,ESP32 GPIO 的 LO 需要看到 0.8V,因此无法解码这些脉冲和读取接收到的数据。我试过在 TJA1055 的 Rx 输出上使用不同大小的上拉电阻,但效果甚微。我还试过改变针脚 8 和针脚 9 与 CAN H 和 CAN L 信号之间的终端电阻,也有一些效果,但还不够。有谁能告诉我如何从芯片中获取可用信号,或者我是否需要在 TJA1055 和 ESP GPIO 之间添加额外的信号调节器? Re: TJA1055/3 FT canbus 你好,唐纳德-皮特 日安 如下图所示,您可以通过减少 Iol 来降低 Vol 值。 您在 Iol 有什么职位? 如果需要保持相同的电流且无法降低电流,我建议添加一个 MOSFET 晶体管作为缓冲器,选择最适合您需求的晶体管。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你愉快,好运连连。 Re: TJA1055/3 FT canbus 感谢您的宝贵意见,我将在未来几天内尝试这样做,并向您汇报。我们已经决定使用施密特触发器来调整输出以使其适应需求,但是如果我可以在不添加其他元器件的情况下获得 ESP32 GPIO 的正确输出,那么我会张开双臂拥抱它。我不是电子工程师,而是自动化专家,所以虽然我了解这些事情,但我通常不明白为什么,而且如果文件没有 "一勺烩",我就会迷失方向。 Re: TJA1055/3 FT canbus 你好,拉法 我对您的建议的理解是否正确? 谢谢! 唐纳德-P Re: TJA1055/3 FT canbus 你好,唐纳德-皮特 日安 是的,您的电路图似乎是正确的。试试看,然后告诉我你的结果。 另外需要注意的是:你在 RTH 和 RTL 上的电阻值有点高,但如果这样就能工作,那就继续吧。如果总线上有任何损耗,请尝试降低电阻。 希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。 祝你愉快,好运连连。 Re: TJA1055/3 FT canbus 你好,拉法 所以我又对它进行了基准测试,并背靠背使用了两个 TJA1055/3 芯片,效果非常好,当我回到车辆上时,这个电路中内置的收发器关闭了 Can L 并杀死了所有导致总线故障的脉冲,这促使我再次检查了你对终止电阻器主题和规格表的回应,在那里我发现推荐的尺寸介于 500 到 16K 欧姆之间,但你建议使用 100 欧姆 m 可能太大了,相信那是手指错误,因为规格表中显示的更大的电阻器对我来说是合理的对外部 canbus 段的影响较小。我今天将进行试验,看看结果如何,但希望您能就此发表意见,以防其他地方的其他人也像我一样在考虑这种对话和战斗。 此致问候 唐纳德-P
View full article
SE051 OpenSSL 3.0 プロバイダを Node.js で使用する / URI と参照 PEM の受け渡し (チケットのフォローアップ) NXPサポートチームの皆様、こんにちは。 以前のスレッドで提起された同様の問題についてフォローアップしています。https ://community.nxp.com/t5/Secure-Authentication/OpenSSL-doesn-t-handle-refpem-key-correctly-nxp-scheme-is/mp/1866179 そのチケットで、 @Kan_Li は@tksecに .refpem について説明しました。このキーフォーマットは、主に従来のOpenSSLエンジンで使用されます。しかし、OpenSSL 3.0プロバイダーとNode.jsの統合に関する疑問は未解決のままだった。 当社は、#SE051セキュアエレメントを使用したiWaveボード上で開発を行っています。私たちは、Node.jsアプリケーションと最新のOpenSSLプロバイダーを使用して、mTLS(クライアント認証)接続を確立しようとしています。 私たちの環境: セキュアエレメント: SE051バリアントC ミドルウェア/SDK: Plug & Trust MW v4.7.1 ハードウェアプロトコル:バージョン7(SCP03有効) Node.js バージョン: v16.11.1 OpenSSL バージョン: 3.0.x OpenSSL 3.0ではエンジンが非推奨になったため、最新のse05x OpenSSLプロバイダ(libsssProvider.so)を使用する必要があります。従来のe_sssエンジンの代わりに。 根本的な問題:前のスレッドで@tksec が指摘したように、Node.js アプリケーションは PEM_read_bio_PrivateKey のような関数を使用しますが、これらの関数は厳密に標準の PEM 形式の文字列/バッファを期待しています。 最新の OpenSSL 3.0 sssProvider では、キーをダイレクト プロバイダー URI (例: "nxp:0x7D000002" または "nxp:/path/to/tls_client_key_ref.pem") として渡す必要があります。 このURIをNode.jsのhttps.Agentに渡そうとすると、TLSハンドシェイクが始まる前にアプリケーションがクラッシュします。 JavaScript   const https = require('https'); const agent = new https.Agent({ cert: fs.readFileSync('device_cert.pem'), key: "nxp:0x7D000002", // Fails: Node.js expects a raw PEM buffer here rejectUnauthorized: true }); // Error: ERR_OSSL_PEM_NO_START_LINE Node.jsは、キーパラメータをOpenSSLに渡す前に検証します。「nxp:」には -----BEGIN PRIVATE KEY----- ヘッダーがないため、すぐに処理が中断されます。 私たちの質問: Node.jsをアップデート(例えば、OpenSSL 3.0をネイティブに統合したv18/v20にアップデート)すれば、このURI解析の問題は自動的に解決されるのでしょうか?それとも、NodeのTLSレイヤーは依然としてプロバイダURIを拒否するのでしょうか? この問題を解決するには、NXPプロバイダーの設定を変更する必要がありますか?プロバイダーコードを改善して、従来の.refpemファイルを解析できるようにするための計画や既存の解決策はありますか?ファイルを直接ダウンロードしますか?Node.jsのような高水準言語がダミーのPEMバッファを渡すことを許可すれば、URIクラッシュの問題を完全に回避できるだろう。 お時間とご指導をいただき、ありがとうございました。 オートモーティブ スマートカード スマート・カード Re: Using SE051 OpenSSL 3.0 Provider with Node.js / Passing URIs vs Reference PEMs (Follow-up to Tic v20のリリースノート/変更履歴を見る限り、node.jsはまだOpenSSL 3.0プロバイダーをサポートしていないようです。彼らは現在、ドキュメントでエンジンコンセプトに依存していることを明確にしています( https://github.com/nodejs/node/pull/53329/changes )。 当時、私は最終的にnode.jsにキーIDをサポートするパッチを適用することになりました。主にOSSL_STORE API( https://docs.openssl.org/3.0/man7/ossl_store/ )を使用することで実現します。https://github.com/nodejs/node/blob/3b19867caaef6b85c65e44dc60274dce2b240d22/src/crypto/crypto_context.cc#L1699の PEM 関数の代わりに。これにより、あらゆる種類のキーを読み込むことが可能になった。 もちろん、データ型などを一致させるために、呼び出し元や設定構造体にもいくつかの変更が必要でした。
View full article
由于未找到访问令牌,FRDM-RW612 上的 KNX iot 下载 ETS 失败 你好 我按照以下链接中的步骤进行了操作,但在 ETS 下载时受阻 https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-zephyr-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus 详细日志显示,原因是找不到访问令牌。我的问题是如何获取访问令牌并写入设备。谢谢 开发板 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好,@Shawn_LSQ。 能否请您详细说明下载 ETS 配置的步骤? 通常,下载的第一部分包括通过 SPAKE2+ 协议建立安全通道,在当前 Zephyr 版本的 RW612 中,这可能需要长达 30 秒的时间。出现这种情况时,您应该可以看到类似的日志记录: 203418 : INF : oc_knx.c 1586 : oc_core_knx_spake_separa... > oc_core_knx_spake_separate_post_handler - start 加密计算部分完成后,流程将继续进行,您应该可以看到 ETS 方面的流程仍在继续。 BR、 米哈伊 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好,米哈伊 OTBR 也使用 FRDM-RW612,并遵循以下链接 https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-zephyr-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus/blob/main/docs/otbr_support.md 已附上 uart 日志 I。请检查一下,谢谢! Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好 我注意到 ETS 通过 ETS 消息启动了 PASE 请求,是我的 ETS 版本太新了吗?我使用 ETS V6.4.1 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好,@Shawn_LSQ。 你的 ETS 版本应该没问题,我也在使用 ETS 6.4.1 版本 8718,我认为没有问题。 你能否提供你正在使用的 OpenThread Border 路由器以及 OTBR 设备的配置的详细信息? 谢谢。 米哈伊 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好,米哈伊、 谢谢您的答复!所有步骤均按照恩智浦的官方步骤进行。 我附上了 usart 日志信息供您分析,但没有看到您所说的内容。 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 乌萨尔特日志 Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find 你好,@Shawn_LSQ。 对不起,时间太长了。由于优先调用的原因,我目前无法进行进一步的调试,但从快速概览来看,我可以建议尝试使用 FreeRTOS OTBR 固件作为变通办法,因为我怀疑 Zephyr OTBR 可能存在问题。 RW612 FreeRTOS OTBR 编译说明可在此处获取。我从另一个主题中了解到,您在 Windows 上使用 CLI 构建时遇到了问题。我做了一个简单的测试设置,发现在 Git 安装过程中,需要选择几个选项,请看下面的图片。 这样就可以通过命令提示符 (CMD) 进行构建。 您仍然需要通过命令行启用环境: sdk\repo\mcuxsdk\mcux-env.cmd 能否请您尝试这些说明并反馈意见? 我们还将在自述文件中更新适当的说明。 BR、 米哈伊     
View full article
如何使用 IFC-或非 启动模式在 LS2088ARDB 上启用/访问 QSPI 闪存设备。 HI 1) LS2088ARDB 可以使用 IFC-或非 启动或 QSPI 启动启动。 2) IFC-或非 和 QSPI 是混合的,因此一次只能启用其中一个。 3) 我相信选择 IFC / QSPI 的多路复用器配置是由引导程序根据 RCW 数据完成的。 4) 我的要求:使用 IFC-或非 启动模式启动后需要在 Linux 中访问 QSPI 闪存。这可能吗?如果是,能否提供 QSPI Linux 源代码。 5) 我们能否重新配置多路复用器选择(考虑 IFC-或非 启动模式)以在 Linux 级别启用 QSPI?如果是,请提供源代码。 谢谢。 Re: How to enable/access QSPI flash device on LS2088ARDB with IFC-NOR bootmode. 你好 不是 — 在 LS2088ARDB 上,如果你以 IFC-或非 模式启动,则不应指望以后会从 Linux 启用和使用 QSPI。可用的LS2088a/LayerScape文档表明,由于引脚多路复用,IFC和QSPI是相互排斥的,并且这种多路复用是在RESET期间在RCW中配置的,而不是在运行时动态重新配置。具体到 LS2088A,恩智浦指出,只有在 RCW 中才能实现引脚多路复用,"根据设计,在运行时不可能改变引脚多路复用"。, 你对启动的理解是正确的: RCW 源由复位时采样的复位配置引脚选择。 然后,预启动加载程序从 cfg_rcw_src 指定的源加载 RCW。 在 LS2088 级主板上,开关启动源可能需要更改 RCW 和不同的主板开关/跳线设置。 对于LS2088/LS2044的家庭行为,恩智浦明确证实: “当使用 QSPI 时,只能在 IFC 上使用 与非 控制器。所有其他 IFC 机器......都不能使用,因为它们的信号都经过混搭,以便在 QSPI 接口上使用"。 对于 LS2088A,必须在 RCW 中实现引脚多路复用,而且 "不可能在运行时更改引脚多路复用"。 因此,对你们问题的直接回答是 使用 IFC-NOR 启动模式启动后 Linux 能否访问 QSPI 闪存? 不,不在正常的 LS2088ARDB IFC 启动配置中。IFC 和 QSPI 是多路复用的,选择由 RCW/PinMux 在 RESET 时修复。, Linux 能否在运行时重新配置多路复用器选择以启用 QSPI,同时保持 IFC-或非 启动模式? 不。检索到的文件说,这种引脚复用只限于 RCW,不能在运行时更改。 我能得到 Linux 源代码来实现这种多路复用器切换吗? 我找不到任何 LS2088A/Linux 源代码或运行时 IFC↔QSPI 多路复用器开关的文档机制,而且硬件行为表明不支持这样的 Linux 实现。, 一个细微差别:Layerscape Linux 指南显示,可以使用不同的开关/跳线设置将 LS2088ARDB 配置为从 NOR 或 QSPI 启动,并指出更改引导设备配置可能需要更改 RCW 或其他映像。这支持了这样的结论,即这是启动/RESET 时的硬件配置选择,而不是 Linux-time 交换机   此致 Re: How to enable/access QSPI flash device on LS2088ARDB with IFC-NOR bootmode. 谢谢。这澄清了我的疑惑。
View full article
linux-imx:include/uapi/linux/ipu.h 重新定义了标准整数类型 您好, 我正在使用 Toradex 电路板支持包。主分支为 Verdin iMX8mm 进行构建。该电路板支持包使用元飞思卡尔层来支持恩智浦的SoC。那里的内容正在更新以遵循恩智浦BSP 6.18.2的要求。其中,imx-gst1.0-plugin 现在的版本是"MM_04.10.03_2512_L6.18.2" ,linux-imx 和 linux-imx-headers 现在的版本是 lf-6.18.y。 构建 imx-gst1.0-plugin 时使用 verdin-imx8mm 的 Yocto/OE 时,我注意到了以下编译错误:machine=verdin-imx8mm bitbake imx-gst1.0-plugin: | In file included from ../sources/imx-gst1.0-plugin-4.10.3+git/libs/v4l2_core/gstimxv4l2.c:29: | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:42:17: error: two or more data types in declaration specifiers | 42 | #define uint8_t unsigned char | | ^~~~~~~~ | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:42:26: error: two or more data types in declaration specifiers | 42 | #define uint8_t unsigned char | | ^~~~ | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:41:18: error: two or more data types in declaration specifiers | 41 | #define uint16_t unsigned short | | ^~~~~~~~ | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:41:27: error: two or more data types in declaration specifiers | 41 | #define uint16_t unsigned short | | ^~~~~ | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:40:18: error: two or more data types in declaration specifiers | 40 | #define uint32_t unsigned int | | ^~~~~~~~ | /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot/usr/include/imx/linux/ipu.h:40:27: error: two or more data types in declaration specifiers | 40 | #define uint32_t unsigned int | | ^~~ [...] | ninja: build stopped: subcommand failed. | INFO: autodetecting backend as ninja | INFO: calculating backend command to run: /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/recipe-sysroot-native/usr/bin/ninja -j 64 -v | WARNING: exit code 1 from a shell command. NOTE: recipe imx-gst1.0-plugin-4.10.3+git-r0: task do_compile: Failed ERROR: Task (/workdir/oe/build/../layers/meta-freescale/recipes-multimedia/gstreamer/imx-gst1.0-plugin_git.bb:do_compile) failed with exit code '1' NOTE: recipe gstreamer1.0-plugins-bad-1.26.6.imx-r0: task do_package: Succeeded NOTE: Tasks Summary: Attempted 10003 tasks of which 8796 didn't need to be rerun and 1 failed. NOTE: Writing buildhistory NOTE: Writing buildhistory took: 6 seconds Summary: 1 task failed: /workdir/oe/build/../layers/meta-freescale/recipes-multimedia/gstreamer/imx-gst1.0-plugin_git.bb:do_compile log: /workdir/oe/tmp/work/armv8a-mx8mm-tdx-linux/imx-gst1.0-plugin/4.10.3+git/temp/log.do_compile.827805 Summary: There was 1 WARNING message. Summary: There was 1 ERROR message, returning a non-zero exit code. 出现这种情况是因为"include/imx/linux/ipu.h" 正在重新定义类型,而这些类型已经在"linux/types.h" 中设置为类型定义,并被 ipu.h 包括在内。由于包含顺序不同,此错误很可能不是由以前使用此标头的用户空间程序触发的。 在我看来,解决方案相对简单:删除 uint*_t 的宏定义,因为这些宏定义已经存在。我的假设是,这些只是历史发展遗留下来的,但在 Linux 环境中应该是没有理由的。 除了 lf-6.18.y 之外,我还附上了一个我认为不错的解决方案的补丁,它修复了我的版本问题。如果您有任何反馈意见或希望整合此补丁,我们将不胜感激。 谢谢, Ernest - Toradex Linux Yocto Project Re: linux-imx: include/uapi/linux/ipu.h redefines standard integer types 你好,@dbaluta、 您所附的补丁看起来也很合理,我仔细检查了一下,可以确认这个补丁也能解决问题。 我非常感谢恩智浦查看了这里提交的补丁。如果我们有办法在主要版本发布之前找到这样的补丁,那当然会对我们向后移植它们非常有帮助 😉 谢谢,并致以诚挚的问候、 欧内斯特 Re: linux-imx: include/uapi/linux/ipu.h redefines standard integer types @ernest_tdx 你好, 我们的 lf-6.18 分支中计划在 2026 年第二季度发布一个类似的补丁。能否请您测试一下,看看是否能解决您的问题?
View full article
有关 SJA1110 SDK 上 Qbv 配置的问题 亲爱的 我目前正在研究 S32 Design Studio SJA1110 SDK RTM 1.0.2 上时间感知整形器 (802.1Qbv) 的配置。 虽然我已经了解了基本设置,但有些地方我还不太清楚。 例如,AH617501 号文件第 122 页提供了一个 Qbv 示例,其中八个栅极(栅极 0 ... 栅极 7)各打开 8 秒钟一个周期的 1/8(12.5% )。因此,每扇门的开启时间为 1 秒钟。 第一个困惑来自参数表,其中 ADMINCYCLETIME = 500000000(1 秒) ADMINCYCLETIMEEXT = 62500000(允许 12.5% 周期时间(以时钟周期为单位) 那么,根据文件 um549820-UM11107 Software User Manual for SJA1110(2.0) 所给出的定义、第 1185 页: ADMINCYCLETIME:一个计划周期持续时间的管理值,以系统时钟周期的整数表示。 admincycletimeext:管理值,用于在安装新配置时延长相应端口计划周期的最大系统时钟周期数。 但 500000000 如何映射到 1 秒呢?难道不应该是示例描述中的 8 秒吗? - 周期时间 8s - 每扇门打开 1s 另一个问题与闸门的 TRIGGER_TIME 有关。根据《SJA1110 软件用户手册》第 1186 页: TRIGGER_TIME(触发时间):该字段表示执行计划表中下一个条目之前的剩余时间。在下一个事件发生之前,GATES 的当前状态一直有效。2.5 Gbit/s 端口速度的粒度为 80 ns,1 Gbit/s 端口速度的粒度为 200 ns,100 Mbit/s 端口速度的粒度为 2 μs,10 Mbit/s 端口速度的粒度为 20 μs。如果 TRIGGER_TIME 设置为 0,则假定值为 1。 根据我的理解,TRIGGER_TIME 可以通过以下方式计算: TRIGGER_TIME = gate_open_time / granularity 因此,如果门打开 1 秒钟且链路速度为 100 Mbps,则表示粒度为 2 μs: TRIGGER_TIME = 1 / 2e-6 = 500000 如示例所示。 另一方面,如果链路速度为 1000 Mbps,则表示粒度为 200 ns: TRIGGER_TIME = 1 / 2e-7 = 5000000 我的理解正确吗? 然后,我的最后一个问题与验证我的配置是否正确有关。一些工具(例如iperf3)旨在测量带宽,无法在确定性网络方面得出有用的结果。 我可以执行哪些测试来验证 Qbv 配置是否按预期配置?如何定义具有特定优先级的流量? 谢谢,并致以最崇高的敬意、 吉列尔梅 Re: Questions regarding Qbv configuration on SJA1110 SDK 你好@GuilhermeS32G、 你的理解是正确的。 不过,请允许我澄清一下 "ADMINCYCLETIME"。计划时钟的有效频率为 125 MHz,因此,ADMINCYCLETIME = 500,000,000 相当于 ~4 秒(500e6 / 125e6)。正如本主题所讨论的,已解决:SJA 1110 Qbv 的配置 - NXP Community.我还从其他渠道进行了反复核实。 Qbv 验证有几种可能性: 生成映射到特定优先级/队列的流量,然后在 Wireshark 的出口端口上捕获并确认帧仅在预期的打开窗口期间离开(当大门关闭时,您将看到 “突发” 传输+间隙)。从概念上讲,这正是 TAS 的工作原理:帧被保留,直到其闸门打开。 如果您使用 Linux,TSN 802.1Qbv 演示使用 i.MX 8M Plus展示了标准方法。 您也可以使用专用的硬件解决方案,例如DS-Spirent-TSN-Test-Solutions_RevF.pdf 顺祝商祺! 帕维尔 Re: Questions regarding Qbv configuration on SJA1110 SDK 你好@PavelL、 再次感谢您的支持。 是的,您的回答澄清了与 ADMINCYCLETIME 有关的困惑。 关于使用 i.MX 8M Plus 的 TSN 802.1Qbv 演示文档,是否有一个可以检索第 6 节表 3 中所列 Python 脚本的存储库? 顺祝商祺! 吉列尔梅 Re: Questions regarding Qbv configuration on SJA1110 SDK 你好@GuilhermeS32G、 我是在这里找到它们的: GitHub-nxp-imx-support/nxp-demo-experience-demos-list:适用于 i.MX 应用程序处理器的 GoPoint 应用程序包示例·GitHub 如果您需要有关本主题的进一步帮助,请在 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Forums/ct-p/imx-processors 中创建专门的查询 顺祝商祺! 帕维尔 Re: Questions regarding Qbv configuration on SJA1110 SDK 非常感谢!
View full article
Support OV5640 in i.MX95 Android OV5640 can output YUV format and RAW RGB format. i.MX95 supports both formats. The following sections describe the required steps and patches for Android 16.0.0_1.2.0. 1. OV5640 YUV Output YUV is the default format used on i.MX6 and i.MX8. To enable this format on i.MX95, follow the steps below. 1.1 Apply patch in android_build/vendor/nxp-opensource/kernel_imx 0001-linux-support-ov5640-in-mx95-android.patch 1.2 Apply patch in android_build/device/nxp 0001-device-nxp-add-ov5640-to-imx95-config.patch 1.3 Apply patch in android_build/vendor/nxp-opensource/libcamera 0001-neo-pipeline-init-fallback-to-yuv-mode-if-there-is-n.patch Make sure there is no ov5640.yaml under /vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/. If the file exists, delete or rename it. 1.4 Build and flash the Android image onto the board After booting, update the OV5640 dtbo image using fastboot: fastboot flash dtbo dtbo-imx95-15x15-ov5640.img 1.5 In the U-Boot console, append the only-ov5640 layout setenv append_bootargs androidboot.camera.layout=only-ov5640 After this, the camera app should be able to open the OV5640 in YUV mode. 2. OV5640 RAW RGB Output Since the i.MX95 integrates an internal Image Signal Processor (ISP), the OV5640 RAW RGB output is supported in i.MX95 Android. To enable RAW mode, apply all patches listed in Section 1, and additionally apply the following patch to kernel_imx: 0002-linux-support-ov5640-raw-mode-in-mx95-android.patch Then push ov5640.yaml to the libcamera config folder: adb push ov5640.yaml /vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/ To switch back to YUV mode, remove or rename: /vendor/etc/configs/libcamera/nxp/neo/ov5640.yaml 3. Camera Recording If video recording does not work, check your app’s resolution or frame rate settings. For example, in the opencamera app, set Video frame rate = 30 fps under “Video Settings”. After adjusting this value, camera recording should work correctly. i.MX Processors
View full article
关于 IW416 (maya-w166-01b) 驱动程序固件下载失败的问题 大家好, 我目前正在使用基于 IW416 的模块(ublox maya-w166-01b),该模块连接到 rk3568 SoC(自定义板)。 操作系统是基于内核 4.19.232 的 Android 11。 模块工作正常,但如果我进行软重启(通过 adb 键入重启),模块就不再工作了,而且会收到以下信息 : [5.871345] wlan:正在加载 MWLAN 驱动程序 [5.872108] wlan:注册到总线驱动程序... [5.872480] vendor=0x02DF device=0x9159 class=0 function=1 [5.872693] Attach moal handle ops,卡片接口类型:0x108 [5.872716] rps 从模块参数 [5.903276] SDIW416:初始化模块参数 cfg [5.903324] card_type:SDIW416,配置块:0 [5.903339] cfg80211_wext=0xf [5.903351] sta_name=wlan [5.903356] uap_name=uap [5.903362] wfd_name=p2p [5.903366] max_vir_bss=1 [5.903372] cal_data_cfg=无 [5.903377] ps_mode = 1 [5.903381] auto_ds = 1 [5.903390] host_mlme= 启用 [5.903414] fw_name=nxp/sdiouartiw416_combo_v0.bin [ 5.903445] SDIO: max_segs=256 max_seg_size=4096 [ 5.903451] rx_work=1 cpu_num=4 [ 5.903460] Enable moal_recv_amsdu_packet [ 5.903639] Attach mlan adapter operations.card_type is 0x108. [ 5.904989] wlan:启用 TX SG 模式 [ 5.905022] wlan:启用 RX SG 模式 [ 5.935012] 请求固件:nxp/sdiouartiw416_combo_v0.bin [ 5.943278]WLAN FW 已在运行!跳过 FW 下载 [ 5.943357] WLAN FW 处于活动状态 [ 5.943364] on_time is 5938521312 我认为根本原因是没有RESET模块(我无法从SoC访问PdN引脚)。 有重置 IW416 的软件命令吗? 我还尝试卸载 moal.ko 模块并重启主板,但我遇到了同样的问题。 在此先表示感谢、 EK Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 你好,@Engkyr 能否提供完整的 dmesg 日志和 logcat 日志,说明成功和失败的情况? 以及您使用的 Wi-Fi 驱动程序/FW 版本。 顺祝商祺! Christine。 Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 你好@Christine_Li、 我附上了所需的文件。 FW 版本是 wlan: version = SDIW416---16.92.21.p84.128-MM6X16423.p6-GPL-(FP92) 提前谢谢您。 顺祝商祺! EK Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 嗨,@Christine_Li、 您对该主题有任何反馈意见吗? 提前谢谢您。 BR、 EK Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 你好,@Engkyr 很抱歉迟迟没有回复。 我被其他更优先的案件挡住了。下周将检查这个问题。 一旦有任何更新,我会通知你们。 顺祝商祺! Christine。 Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 你好,@Engkyr 很抱歉我迟迟没有回复,因为我被其他更优先的案件挡住了。 我检查了你的日志,从日志中,当你进行软复位(比如 adb 重启)时,固件不会再次下载,因为它没有检测到任何功率级变化。因此,内存不会删除或清除先前的 FW 状态。这就是你看到以下日志的原因: [ 5.834427] 请求固件:nxp/sdiouartiw416_combo_v0.bin [ 5.840189] WLAN FW 已经运行!跳过 FW 下载 [ 5.840336] WLAN FW 处于活动状态 [ 5.840350] on_time 为 5832766385 为了解决这个问题,我建议你在软复位之前拉下 PdN 引脚,这样 IW416 就可以重新下载固件。 此外,还必须钳位 pdN 至少 100 毫秒才能正确 RESET。 请参阅 MAYA-W1 系列数据表 2.6 上电顺序时序 向 3V3/1V8/VIO/VIO_SD 电源引脚施加相应电压并断开 PDn(逻辑电平 1),即可启动模块上电顺序。每次钳位 pdN 信号时都需要下载固件。 顺祝商祺! Christine。 Re: Issue with IW416 (maya-w166-01b) Driver Firmware Download Failure 你好@Christine_Li, 很遗憾,正如第一条评论所述,我无法从 SoC 访问 PDn 引脚。 我是否可以只对 BT_RESET 和 WLAN_RESET 信号进行处理? 在此先表示感谢。 致以最崇高的敬意, EK
View full article
S32K148 FlexCAN2 不工作 你好 我正在尝试启用 S32K148 上的 FlexCAN2,同时使用 Eclipse OpenBSW 项目。 FlexCAN0 正常工作,但 FlexCAN2 无法传输有效帧。 配置: MCU: S32K148 CAN 实例:FlexCAN2 别针 PB12 → CAN2_RX (ALT4) PB13 → CAN2_TX(ALT4) 外部收发器:以 5V 电压供电的 MCP2551 总线终端:总计 ~60 Ω 比特率500 kbps(经典 CAN) 观察到的行为 总线上只能观察到错误帧 发生位填充错误 未收到 ACK 问题 MCP2551 (5V 收发器)与 S32K148 FlexCAN I/O 电平兼容吗? PB12/PB13 ALT4 是 FlexCAN2 的正确引脚吗? FlexCAN0 和 FlexCAN2 之间是否存在需要考虑的特定时钟或配置差异? 如能得到任何指导,将不胜感激。 谢谢! Re: S32K148 FlexCAN2 not working 嗨,@sousou54、 1.我认为 MCP2551 的兼容性没有问题。 2.是的。 3.无需额外配置。CAN0/1/2 的时钟频率相同。 您可以尝试按步骤测试您的节点... 尝试在不使用收发器的情况下将 TX/RX 引脚连接在一起并发送信息。您应该会看到由于缺少 ACK 而反复出现的信息。TX 错误计数器为 0x80,模块处于错误被动状态。如果出现其他情况,则说明针脚设置有误。 将 TX/RX 引脚正常连接到收发器,并使其与总线断开连接。发送信息您应该会看到与上面相同的内容。如果没有,收发器可能被禁用或未终止。 我从 MCP2551 数据表中看到,您必须通过将 Rs 引脚连接到 Vss 来选择高速模式。 使用其他节点将收发器连接到总线(例如CAN 工具),发送/接收信息。如果检测到任何错误,很可能是 CAN 位定时不正确。确保所有节点使用相同的比特率和采样点。 您可以使用以下工具:MPC5xxx/S32Kxx/LPCxxxx:CAN / CAN FD 位定时计算。 最后,这是定制板,还是你在使用 S32K148EVB?如果这是定制板,请按照 AN5426:S32K1xx 硬件设计指南中的说明检查连接。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
加密实现 密码块链接(CBC)-aes-tee 修改了提供给它的密钥。 你好 我看到内核加密实现密码块链接(CBC)-aes-tee(来自恩智浦OP-TEE)与其他密码块链接(CBC)-aes实现(密码块链接(CBC)-aes-ce、密码块链接(CBC)-aes-neonbs、密码块链接(CBC)-aes-generic)的行为有所不同。我使用的是 iMX93 和 linux-imx 6.12.20-2.0.0,yocto walnascar 和 optee 4.6。 我在尝试使用 RAUC 安装加密更新捆绑包时遇到了这个问题。RAUC 能够使用 openSSL 解密更新捆绑包,但无法使用 dm_crypt 加载捆绑包。我在 RAUC Github 页面上发现了一个问题,描述了这个问题。(第 1833 期,链接:https://github.com/rauc/rauc/issues/1833) 我确认这就是我面临的问题。问题在于 密码块链接(CBC)-aes-tee 不直接使用来自内核驱动程序的密钥传递,而是将其视为派生新密钥的盐。这与内核的预期(特别是 crypto_skcipher_setkey)背道而驰,也与其他 密码块链接(CBC)-aes 实现(密码块链接(CBC)-aes-ce、密码块链接(CBC)-aes-neonbs、密码块链接(CBC)-aes-neonbs、密码块链接(CBC)-aes-generic)不同。RAUC 的其他用户已经解决了这个问题,他们降低了 OP-TEE 对称密钥加密技术在内核加密 API 中的优先级,这样内核就会优先使用其他实现。这可以通过在 tee_skcipher.h 中将 TEE_CRYPTO_CRA_PRIORITY 设置为较低值来实现。这会导致内核在我的板上使用 cbc-aes-ce 而不是 cbc-aes-tee,这确实解决了 RAUC 和 dm_crypt 的直接问题。但是,我的同事认为这有点严厉,这并不能解决密码块链接(CBC)-aes-tee的问题。 我编写了一个小程序来演示这个问题。该程序使用 OpenSSL 加密消息,然后使用 密码块链接(CBC)-aes-ce、密码块链接(CBC)-aes-neonbs、密码块链接(CBC)-aes-generic,最后使用 密码块链接(CBC)-aes-tee 对其进行解密。密码块链接(CBC)-aes-tee 实现是唯一不起作用的实现,因为它不直接使用密钥。我附上了程序源代码、编译后的程序二进制文件(gzipped 这样我就可以上传了),以及程序在我的板上运行后的输出。 我很想修复这个问题,这样 密码块链接(CBC)-aes-tee 的行为与其他实现相同。如果我能帮上什么忙,请告诉我。 Re: Crypto implementation cbc-aes-tee modifies the key given to it. 与 AE 团队讨论。 Re: Crypto implementation cbc-aes-tee modifies the key given to it. 根据 R&D 团队的答复,这是一种预料之中的行为。 这种 TEE 卸载不是为了实现互操作性,即加密由 TEE 卸载完成,而相应的解密则由非 TEE 完成。 我已经筹集了一张 jira 票证 LF-17796 来建议 R & D 可以降低 "密码块链接(CBC)-aes-tee" 驱动程序的默认优先级。 让我们等待反馈吧。 Re: Crypto implementation cbc-aes-tee modifies the key given to it. 感谢您的反馈。 如果密码块链接(CBC)-aes-tee不打算与其他 密码块链接(CBC)(aes)实现兼容,那么我认为内核加密API不应该选择它作为密码块链接(CBC)(aes)的实现。 Re: Crypto implementation cbc-aes-tee modifies the key given to it. 谢谢,如果团队有任何反馈,请告诉我。 Re: Crypto implementation cbc-aes-tee modifies the key given to it. 该补丁https://github.com/rauc/rauc/issues/1833#issuecomment-3632067956 正在审查中。 客户可以使用此补丁来解决问题。该问题将在以后的 电路板支持包 版本中修复。
View full article
S32K314のLIN通信問題について こんにちは。現在、S32K314 チップの LIN ドライブに取り組んでいます。どのように進めればよいか教えてください。NXPチップの取り扱いは初めてです。S32K314 の LIN の初期化コードと送受信コードはどうすれば見つかりますか?ペリフェラルを設定した後、初期化関数と送信関数を呼び出す「RTD」フォルダが内部にあることがわかりました。しかし、通信は失敗しました。開発のための提案をいくつかいただけませんか?これは私にとって非常に重要です。ありがとう。 Re: Regarding the LIN communication issue of S32K314 こんにちは、 どのような RTD を使用しているかはわかりませんが、RTD ドライバーのみ、または LIN スタック (適切にインストールされている場合) を使用した、参照できる LIN デモ例がいくつかあります。デモは直接 S32K314 用ではありませんが、参考として使用できます。 「ファイル > 新規 > 例からのS32DSプロジェクト」からインポートできます。 BR、ペトル Re: Regarding the LIN communication issue of S32K314 こんにちは。S32KDS のピン構成およびペリフェラル構成ツールを使用して LIN を構成しました。ペリフェラルの設定では、ドライバの Lpurat_Lin を使用して設定を行いました。コードを設定して更新した後、RTD フォルダーに LIN 関連のファイルがあることがわかりました。構成から取得したパラメータを使用して、Lpuart_Lin_Ip.cのLpuart_Lin_Ip_Init関数とLpuart_Lin_Ip_SendFrame関数に渡しました。開発用のファイル。しかし、バスは LIN データを検出せず、デバッグに Debug を使用すると、Lpuart_Lin_Ip_SendFrame 関数の関連ブレークポイントに到達できない状況も発生しました。 Re: Regarding the LIN communication issue of S32K314 こんにちは、 フレームが実際に送信されていることを確認するために、スコープ/アナライザーを使用して TX/RX/LIN ラインを測定できますか? LIN トランシーバが正しく接続され、電源が供給され、アクティブになっていることを確認してください。このCASEの場合、フレームを公開するだけで、完全なLINフレームが表示されるはずです。 そうでない場合、問題は割り込み処理に関連している可能性があるので、LPUART割り込みが適切に有効になっていることを確認してください。 BR、ペトル Re: Regarding the LIN communication issue of S32K314 Lpuart_Lin_Ip_HwSetIntMode(Base, LPUART_LIN_IP_INT_BREAK_DETECT, TRUE); こんにちは。この機能はモードの初期化中にのみ見つけました。オシロスコープを使用してバスをチェックしましたが、波形は検出されませんでした。さらに、私のチップは通常の電源環境で動作しています。 私が作成したコードの流れによると、この関数は割り込みを有効にし、同期間隔セグメントの検出を実行します。同期間隔セグメントが検出された場合、割り込みが発生し、同期セグメントの検出が行われ、続いてPID検出が行われます。
View full article