2363159_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2363159_zh-CN

2363159_zh-CN

由于未找到访问令牌,FRDM-RW612 上的 KNX iot 下载 ETS 失败

你好

我按照以下链接中的步骤进行了操作,但在 ETS 下载时受阻

https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-zephyr-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus

详细日志显示,原因是找不到访问令牌。我的问题是如何获取访问令牌并写入设备。谢谢

Shawn_LSQ_0-1778480616410.pngShawn_LSQ_0-1778480616410.png


开发板Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好,@Shawn_LSQ

能否请您详细说明下载 ETS 配置的步骤?

通常,下载的第一部分包括通过 SPAKE2+ 协议建立安全通道,在当前 Zephyr 版本的 RW612 中,这可能需要长达 30 秒的时间。出现这种情况时,您应该可以看到类似的日志记录:

203418        : INF : oc_knx.c            1586 : oc_core_knx_spake_separa...   > oc_core_knx_spake_separate_post_handler - start

加密计算部分完成后,流程将继续进行,您应该可以看到 ETS 方面的流程仍在继续。

BR、

米哈伊

Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好,米哈伊

OTBR 也使用 FRDM-RW612,并遵循以下链接

https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-zephyr-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus/blob/main/docs...

已附上 uart 日志 I。请检查一下,谢谢!

Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好

我注意到 ETS 通过 ETS 消息启动了 PASE 请求,是我的 ETS 版本太新了吗?我使用 ETS V6.4.1

Shawn_LSQ_0-1778829436673.pngShawn_LSQ_0-1778829436673.png


Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好,@Shawn_LSQ

你的 ETS 版本应该没问题,我也在使用 ETS 6.4.1 版本 8718,我认为没有问题。

你能否提供你正在使用的 OpenThread Border 路由器以及 OTBR 设备的配置的详细信息?

谢谢。


米哈伊

Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好,米哈伊、

谢谢您的答复!所有步骤均按照恩智浦的官方步骤进行。 我附上了 usart 日志信息供您分析,但没有看到您所说的内容。

Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

乌萨尔特日志

Re: KNX iot download ETS failed on FRDM-RW612 due to access token not find

你好,@Shawn_LSQ

对不起,时间太长了。由于优先调用的原因,我目前无法进行进一步的调试,但从快速概览来看,我可以建议尝试使用 FreeRTOS OTBR 固件作为变通办法,因为我怀疑 Zephyr OTBR 可能存在问题。

RW612 FreeRTOS OTBR 编译说明可在此处获取。我从另一个主题中了解到,您在 Windows 上使用 CLI 构建时遇到了问题。我做了一个简单的测试设置,发现在 Git 安装过程中,需要选择几个选项,请看下面的图片。


git_screenshot2.pnggit_screenshot2.png

git_screenshot1.pnggit_screenshot1.png

这样就可以通过命令提示符 (CMD) 进行构建。

您仍然需要通过命令行启用环境:

sdk\repo\mcuxsdk\mcux-env.cmd

能否请您尝试这些说明并反馈意见?

我们还将在自述文件中更新适当的说明。


BR、

米哈伊

  

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-21-2026 03:32 AM
更新者: