Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
缺少 K5 Crypto 的某些功能 嗨,团队、 我的客户 PATAC 发现当前的 Crypto 和 HSE FW 中缺少某些功能。 请报告给 SW 团队,以便添加这些功能。   1。辅助算法系列无法支持 CRYPTO_ALGOFAM_SHA1   2. 原始算法模式不支持CRYPTO_ALGOMODE_CUSTOM_FAST_CMAC,3.   此致, Liek     元器件:HSE 固件 元器件:网络安全 Crytpo 优先级:高 类型询问 Re: Missing some features for K5 Crypto Hi Cuong、 我想你现在不需要关注这张票了。我已经与 HSE 团队取得了联系。我们正在讨论如何在 HSE 和 Crypto 中添加新功能。这张票据只是用来跟踪状态的。 Re: Missing some features for K5 Crypto 嗨 @LiekLi 此版本已使用 HSW FW 版本 1.0.26.0 进行了测试。 由于 HSE FW 的限制,加密功能可能会受到限制。 我想让 HSE 团队的@DhvaniSinghal参与进来,以确认 HSW FW 版本存在哪些限制。 Re: Missing some features for K5 Crypto 您好@LiekLi, 根据邮件中关于此票的讨论结论是 : SHE 规范(V1.1)和增编 问题只涉及增编: Liek 从 PATAC 带回了通用汽车的规格(CYS2300),但 MVP 中肯定没有同意(只有原始请求第 4 点中的项目) 支持,这需要不同的 OEM/GM 特定固件,在所需的时间框架内是不可行的(我们早些时候将其排除在 MVP 之外)。 我们的建议是继续执行我们在 MVP 中达成的协议,而不考虑全球机制的规定。 SHE v1.1,以及 "SHE - 功能规范 v1.1,修订版 439 "的勘误和修正 SHA-1 在 MVP 的定义中,我们错过了美国政府 NIST 不推荐使用 安全散列算法(SHA)-1 的情况 https://www.nist.gov/news-events/news/2022/12/nist-retires-sha-1-cryptographic-algorithm 在团队中查看更多详情澄清 PATAC HSE March 申请技术细节 | 会议聊天 | Microsoft Teams 因此,我们决定不实施该功能,甚至 CryptoLib 也不支持该功能。 该提案是在应用程序端使用 安全散列算法(SHA)-3 或 安全散列算法(SHA)-2 或实现 安全散列算法(SHA)-1。 FAST_CMAC 这没有问题,一旦实现就可以使用,只是要提醒客户注意,快速 CMAC 和普通 CMAC 运行速度相同(还有其他加速器、ACE+、MSC),这在 MVP 中已有说明。 在团队中查看更多详情澄清 PATAC HSE March 申请技术细节 | 会议聊天 | Microsoft Teams 考虑到这些提案,我们将再次审查是否可能推出包含所需功能的更早(工程版本)版本。 请将与 HSE FW 团队的结论和讨论情况一并更新到本票上。 敬上, Himanshu Kumar Re: Missing some features for K5 Crypto 嗨,希曼舒 非常感谢你的调整。
View full article
[S32K324] 核心 0 通过 MC_ME 启动核心 1 - 臭氧"将" 连接到核心 1 立即失败 环境: -设备:恩智浦 S32K324(双核 Cortex-M7_0 + M7_1)-IDE:S32 设计工作室,调试器:Segger Ozone + J-Link -项目:引导加载程序 (M7_0) + 应用程序 (M7_0 + M7_1),多图像模式,FreeRTOS --- 背景/我们改变了什么: 我们的引导加载程序在所有编译配置中都定义了 CM7_1_ENABLE,我们 从引导加载程序和 Core 0 应用程序版本中删除了 CM7_1_ENABLE。 为了在需要时仍能启动核心 1,我们在核心 0 应用程序中添加了以下基于 MC_ME 的启动功能: int MultiCoreBoot_StartCore1(void) { /* 如果 Core1 已经运行,则跳过 */ if ((MC_ME_PRTN0_CORE1_STAT& MC_ME_CORE_STAT_CCS) != 0U) { return 0; } /* 步骤 1:设置 M7_1 向量表地址 */ MC_ME_PRTN0_CORE1_ADDR = M7_1_VECTOR_TABLE_ADDR; // 0x00600000 /* 第 2 步:启用 Core1 时钟 */ MC_ME_PRTN0_CORE1_PCONF = MC_ME_CORE_PCONF_CCE; /* 第 3 步:触发器更新 */ MC_ME_PRTN0_CORE1_PUPD = MC_ME_CORE_PUPD_CCUPD; /* 第 4 步& 5:解锁键序列 */ MC_ME_CTL_KEY = MC_ME_KEY; // 0x5AF0 MC_ME_CTL_KEY = MC_ME_INV_KEY; // 0xA50F /* 等待核心 1 时钟激活 */ while ((MC_ME_PRTN0_CORE1_STAT& MC_ME_CORE_STAT_CCS) == 0U) {} return 0; } 该函数在系统初始化后由 Core 0 应用程序调用。 --- 当前问题: 我们正试图使用"Attach to Running Program" 在 Ozone 中调试 Core 1(第二个 Ozone 实例,单独的 .jdebug)。项目指向 Core 1 ELF,地址为 0x00600000)。然而,Ozone 在连接时立即出错。 问题: 1.上面的 MC_ME 启动代码对于 S32K324 是否正确? 2。在不 RESET Core 0 的情况下连接到 Core 1 的正确的 Ozone/J-Link 配置是什么?       Re: [S32K324] Core 0 starts Core 1 via MC_ME — Ozone "Attach" to Core 1 fails immediately 你好@Julián_AragónM、 感谢您的支持和参考材料——它们对缩小问题范围非常有帮助。我们已成功解决核心 1"Attach" 故障。以下是简要介绍: MPU/Startup:已按要求验证;配置正确,不是原因。 根本原因:当第二个臭氧会话连接时,默认的 S32K324.jlinkScript 会触发 ECC RAM 初始化(写入 0xDeadBeef)。这无意中覆盖了运行中的 Core 0(FreeRTOS)正在使用的 SRAM 区域,导致系统崩溃。 修复方法我们在自定义 J-Link 脚本中重写了 SetupTarget(),以跳过"热连接期间的 RAM 初始化。" 现在,我们可以同时稳定地调试两个内核。希望这一发现对您的团队也有帮助。 顺祝商祺! 常玉科 Re: [S32K324] Core 0 starts Core 1 via MC_ME — Ozone "Attach" to Core 1 fails immediately 嗨,@Changyuke、 启动核心 1 的程序似乎没有问题。请检查 CM7_0 启动代码,并验证地址 0x00600000 的 MPU 区域属性。确认表基是否为有效的 VTOR。 至于臭氧,我想这是世纪佳缘自己的问题。请尝试联系他们:Ticket | SEGGER - 嵌入式专家。 我们提供了一些文档,但这些文档是基于 PEmicro 的,我不确定 Ozone 是否需要任何特定的配置: 方法:在 S32 Design studio 中调试多核项目 S32K324 双核调试与 P&E multilink 最后,SEGGER 提供了多核调试的维基页面:多核调试 - 西格知识库。那里似乎显示了所需的配置。 致以最诚挚的问候, Julián
View full article
S32k322 RTD 7.0.0 および IDE 3.6.6 こんにちは、 RTD 7.0.0 への移行により周波数の変化が発生しました。同じ構成値を使用しているにもかかわらず、eMIOS と BCTU のタイミングが正しくありません。新しい RTD バージョンの基礎となるクロック ツリーまたは PLL 設定が以前のベースラインと異なると思われます。 主な問題は、BCTU のタイミングが設定された周波数と一致しないことです。これは、正確な100µs実行サイクルを必要とするモーター制御アプリケーションにとって重要です。   Re: S32k322 RTD 7.0.0 and IDE 3.6.6 助けてくれてありがとう。私のミスでした。問題は解決しました。 Re: S32k322 RTD 7.0.0 and IDE 3.6.6 こんにちは、 eMIOS/BCTU は CORE_CLK からクロックされます。共有したクロック設定は似ているように見えるため、Clock Init が適切に実行されていれば、モジュールは同じ周波数でクロックされるはずです。 異なって見えるのは、PWM チャネルに使用されるモードです。 RTD300: ローカルカウンタバスを選択したOPWMB。このカウンタバスは使用されるPWM周波数を表します。 RTD700: 内部カウンタを使用したOPWFMB、独自の周期を指定 期間設定が異なるため、タイミングも異なるはずです。 BR、ペトル
View full article
[S32K324] コア0がMC_ME経由でコア1を起動 — コア1へのOzoneの「アタッチ」はすぐに失敗する 環境: - デバイス: NXP S32K324 (デュアルコア Cortex-M7_0 + M7_1) - IDE: S32 Design Studio、デバッガ: Segger Ozone + J-Link - プロジェクト: ブートローダー (M7_0) + アプリケーション (M7_0 + M7_1)、MULTIPLE_IMAGE モード、FreeRTOS --- 背景 / 変更点: ブートローダーはすべてのビルド構成でCM7_1_ENABLEを定義していたので、 ブートローダーと Core 0 アプリケーション ビルドの両方から CM7_1_ENABLE を削除しました。 必要に応じて Core 1 を起動できるようにするために、Core 0 アプリケーションに次の MC_ME ベースの起動関数を追加しました。 int MultiCoreBoot_StartCore1(void) { /* Core1 がすでに実行されている場合はスキップします */ ((MC_ME_PRTN0_CORE1_STAT & MC_ME_CORE_STAT_CCS) != 0U) の場合 { 0を返します。 } /* ステップ1: M7_1ベクターテーブルアドレスを設定する */ MC_ME_PRTN0_CORE1_ADDR = M7_1_VECTOR_TABLE_ADDR; // 0x00600000 /* ステップ2: Core1クロックを有効にする */ MC_ME_PRTN0_CORE1_PCONF = MC_ME_CORE_PCONF_CCE; /* ステップ3: 更新をトリガーする */ MC_ME_PRTN0_CORE1_PUPD = MC_ME_CORE_PUPD_CCUPD; /* ステップ4と5: キーシーケンスのロック解除 */ MC_ME_CTL_KEY = MC_ME_KEY; // 0x5AF0 MC_ME_CTL_KEY = MC_ME_INV_KEY; // 0xA50F /* Core1クロックがアクティブになるまで待機 */ ((MC_ME_PRTN0_CORE1_STAT & MC_ME_CORE_STAT_CCS) == 0U) の場合 {} 0を返します。 } この関数は、システムの初期化後に Core 0 アプリケーションから呼び出されます。 --- 現在の問題: Ozoneで「実行中のプログラムにアタッチ」を使用してCore 1をデバッグしようとしています(2番目のOzoneインスタンス、別の.jdebugCore 1 ELFを指すプロジェクト 0x00600000)。ただし、Ozone は接続するとすぐにエラーをスローします。 質問: 1.上記の MC_ME 起動コードは S32K324 に適していますか? 2. Core 0 をリセットせずに Core 1 に接続するための正しい Ozone / J-Link 構成は何ですか?       Re: [S32K324] Core 0 starts Core 1 via MC_ME — Ozone "Attach" to Core 1 fails immediately こんにちは@Julián_AragónM 、 あなたのサポートと参考資料に感謝します。それらは問題を絞り込むのに非常に役立ちました。Core 1 の「Attach」障害を正常に解決しました。簡単に要約すると次のようになります。 MPU/スタートアップ: 要求どおりに検証されました。構成は正しく、原因ではありません。 根本原因: デフォルトの S32K324.jlinkscript は、2 番目の Ozone セッションが接続されたときに ECC RAM の初期化 (0xDEADBEEF の書き込み) をトリガーします。これにより、実行中の Core 0 (FreeRTOS) で使用されている SRAM 領域が誤って上書きされ、システムがクラッシュする原因となります。 修正: カスタム J-Link スクリプト内の SetupTarget() をオーバーライドして、「ホット アタッチ」中の RAM 初期化をスキップしました。 両方のコアを同時に安定してデバッグできるようになりました。この発見があなたのチームにとっても役立つことを願っています。 よろしくお願いいたします。 チャンユケ Re: [S32K324] Core 0 starts Core 1 via MC_ME — Ozone "Attach" to Core 1 fails immediately こんにちは@Changyukeさん Core 1 を起動するルーチンは問題ないようです。CM7_0 のスタートアップコードをチェックして、アドレス 0x00600000 の MPU 領域属性を確認していただけますか?テーブルベースが有効な VTOR であることを確認するためです。 オゾンに関しては、これはSEGGER自身に質問すべきことだと私は思います。代わりに次の連絡先にお問い合わせください:チケット | SEGGER - The Embedded Experts 。 ドキュメントはいくつか提供していますが、PEmicro に基づいているため、Ozone に必要な特定の構成があるかどうかはわかりません。 HOWTO: S32 Design Studio でマルチコア プロジェクトをデバッグする方法 S32K324 デュアルコア デバッグ(P&E マルチリンク付き) 最後に、SEGGER はマルチコア デバッグに関する wiki ページを提供しています:マルチコア デバッグ - SEGGER ナレッジ ベース。必要な構成がそこに表示されているようです。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
ls1028aのセキュアデバッグ こんにちは、 ls1028a ベースのカスタム ボードで Secure Debug をテストしたいと思います。今のところ、次の手順を実行しました。 1. fuse_fipと次のinput_fuse_fileを使用してレジスタをヒューズする /* * 著作権 2018 NXP */ --------------------------------------------------- プラットフォーム= LS1028 --------------------------------------------------- POVDD_GPIO = --------------------------------------------------- OTPMK_FLAGS =0010 OTPMK_0 =11111111 OTPMK_1 =22222222 OTPMK_2 =33333333 OTPMK_3 =44444444 OTPMK_4 =aab702d7 OTPMK_5 =f9506757 OTPMK_6 =cfb3b401 OTPMK_7 =b5462445 --------------------------------------------------- SRKH_0 =9f05646d SRKH_1 =eb7e034b SRKH_2 =a5c8da66 SRKH_3 =0215ce65 SRKH_4 =34bec8dd SRKH_5 =500d48bb SRKH_6 =665582c0 SRKH_7 =8b826a4f --------------------------------------------------- OEM_UID_0 =11223344 OEM_UID_1 =55667788 OEM_UID_2 =99001122 OEM_UID_3 =33445566 OEM_UID_4 =77889900 --------------------------------------------------- DCV_0 =68686868 DCV_1 =67676767 DRV_0 =6168745f DRV_1 =5f726e6e --------------------------------------------------- DBG_LVL =001 --------------------------------------------------- WP = ITS = NSEC = ZD = K0 = K1 = K2 = K3 = K4 = K5 = K6 = FR0 = FR1 = --------------------------------------------------- OUTPUT_FUSE_FILENAME =fuse_scr.bin --------------------------------------------------- gen_drv_drbg で作成された DRV λ ./gen_drv_drbgA2 6168745f5f726e6e #-----------------------------------------------------# #------- -------- -------- -------# #------- CST (コード署名ツール) バージョン 2.0 -------# #------- -------- -------- -------# #-----------------------------------------------------# ハミングコード後のDRV[63:0]は次のようになります。 6168745f5f726e6e 名前 | ビット | 値 _______ __|__ __________ __|__ __________ ドライブ 0 | 63 - 32 | 6168745f ドライブ 1 | 31 - 0 | 5f726e6e ブートしてU-Bootシェルから確認することで、それらが正しく融合されていることを確認できます。 ハミングコードエラーなし 0x1e80024 1 01e80024: 00000000 .... dblev が 1 に設定され、dcvr も融合されています => md 0x1e80204 3 01e80204: 00000001 68686868 67676767 ....うぅうぅううう drvr を 1 に設定 => md 0x1e80210 2 01e80210: ffffffff ffffffff ........ しかし、接続できません。コード ウォリアー (バージョン: 11.5.12;) で試してみると、ビルドID: 221209)、ターゲット接続構成で「セキュアデバッグキー:」を設定し、そこにキー「0x6e6e725f5f746861」(逆エンディアン)を指定して検査しようとすると、情報でエラーが発生しました。 [CCS: マルチコア動作中のサブコアエラー] 私はSecure_boot.pptxプレゼンテーション(リンク: https://community.nxp.com/t5/Layerscape-Knowledge-Base/Secure-boot-Fuse-Provisioning-Secure-debug/ta-p/1988564 )に従ってCCSからテストしようとしましたが、次のようになりました。 (ビン)54%すべて削除 (bin) 55 % config cc cwtap:192.168.0.32 (ビン)56%ccを表示 0: コードウォリアーTAP (cwtap:192.168.0.32)CC ソフトウェア バージョン{0.0} (ビン)57% (bin) 57 % ccs::config_chain {ls1028a dap} SAP2: セキュアデバッグ違反 (bin) 58 % ccs::get_config_chain を表示 チェーン位置0: LS1028A チェーンポジション1: DAP チェーン位置2: SAP2 (ビン)59% (bin) 59 % ccs::config_chain {ls1028a dap sap2} LS1028A: std::bad_alloc (bin) 60 % ccs::config_chain {ls1028a dap} SAP2: セキュアデバッグ違反 (bin) 61 % ccs::get_config_chain を表示 チェーン位置0: LS1028A チェーンポジション1: DAP チェーン位置2: SAP2 (bin) 62 % ディスプレイ ccs::read_reg 0 sdcr 1 8 SAP2 エラー - SAP_STATUS を読み取ります SAP2 エラーとは何ですか?それに関していかなる情報も見つけることができません。 何か間違ったことをしているのでしょうか? QorIQ LS1デバイス Re: Secure Debug on ls1028a 他に試せることはありますか?あるいは、チャレンジ/レスポンス手順は ls1028a では実行できないのでしょうか?現時点では、JTAG を閉じたように動作しますが、input_fuse_file で使用される IIUC 構成では、通知なしで条件付きで閉じるように設定する必要があります。また、U-Boot シェルから読み取られたレジスタも同じ情報を伝えます。 Re: Secure Debug on ls1028a @LFGP私はhttps://www.nxp.com/part/LS1027AXE7NQAを使用していますSO、そこには E という文字があります。 Re: Secure Debug on ls1028a @LFGP 私の記憶では、部品番号に E が付いている SoC は、セキュリティがオンになっていることを意味しますか?明日確認しますが、セキュア ブート手順を実行できるため、E が搭載されているはずだとほぼ確信しています。 デバッグレベルに関しては..元の投稿で書きましたが、私は現在レベル001です。 # 001 -> 通知なしで、チャレンジレスポンスを介して条件付きで開きます。 以下は U-Boot シェルからの出力です。 => md 0x1e80204 3 01e80204: 00000001 68686868 67676767 ....うぅうぅううう したがって、0x1e80204 は 00000001 -> DB_LVL は 001 に設定されます。 @LFGP他に何が間違っているのでしょうか?これをさらにデバッグするにはどうすればいいでしょうか? Re: Secure Debug on ls1028a 親愛なる@tomzy_0様、 デバイスの部品番号命名法に文字 E が含まれていることを確認してください。 一方、「デバッグレベル」レジスタが閉じられていないことを確認してください。以下を参照してください。 -------------------------------------------------- # デバッグ レベルをバイナリ形式で指定します。[オプション] # 000 -> 完全にオープン: デバッグ ポータルは無条件に有効になります。 # 001 -> 通知なしで、チャレンジレスポンスを介して条件付きで開きます。 # 01x -> 通知付きでチャレンジレスポンス経由で条件付きで開きます。 # 1xx -> クローズしました。すべてのデバッグ ポータルが無効になっています。 DBG_LVL= ---------------------------------------------------   よろしくお願いいたします LFGP Re: Secure Debug on ls1028a @LFGP素早い返信ありがとうございます。残念ながら、あなたが言及したスレッドで提供されている手順にすでに従いました。私の投稿でリンクしたプレゼンテーションにも同じ手順が書かれていました。このようなコマンドを実行した結果も投稿しました。返される印刷エラー ログで DCV を CCS として読み取ることもできません。 @yipingwangこんにちは。直接言及して申し訳ありませんが、Threadに返信したのはあなただとわかりました。私が間違っていなければ、セキュア ブートのプレゼンテーションの作成も担当されていましたね。 お手伝いいただけますか?プレゼンテーションと私のケースの違いは、私が ls1028a を使用していることです。 チェーンは異なる構成にする必要があります ({ls1028a dap/sap2} と {ls1043a dap sap2})。しかし、これが本当に問題であるかどうかを判断するのは困難です。CCS ドキュメントというものは存在しないと思います。これがなければ、さらにデバッグを行うことさえ困難です。 質問の一つに戻ります。セキュアデバッグが動作するために追加の条件が必要ですか?ITSは設定されていますか?SB_ENだけで十分でしょうか?RCWの他のビットを設定する必要があるでしょうか? Re: Secure Debug on ls1028a 親愛なる@tomzy_0様、 SAP2 の意味は何ですか?回答:セキュア アクセス ポートです。   デバイスが JTAG ポートを開くように設定されている場合、チャレンジ/レスポンス イベントによって認証されるまで SAP2 はロックされたままになります。 チャレンジ/レスポンス イベントを通過する前に列挙またはアクセスを試みると、 「セキュア デバッグ違反」が発生します。そのため、CCS ログ メッセージ「セキュア デバッグ違反」および「SAP2 エラー - SAP_STATUS を読み取り」が表示されます。   次のケースを確認してください。それはあなたのケースに関連しています。 https://community.nxp.com/t5/CodeWarrior-for-QorIQ/JTAG-デバッグチャレンジ応答-in-CodeWarrior-connection-server/mp/1281386   BR LFGP Re: Secure Debug on ls1028a セキュア デバッグが機能するための追加条件はありますか?セキュアブートで起動する必要がありますか?何らかの SECMON 状態にありますか? Re: Secure Debug on ls1028a 親愛なる@tomzy_0様、 SB_EN = 1に設定し、 IT_S =0 SECリファレンス・マニュアルをダウンロードする https://www.nxp.com/webapp/sps/download/preDownload.jsp?render=true 次のアプローチを試すことができます(LS1028aに合わせて調整してください)。 SecMon_HP ステータス レジスタ (位置 0x1e90014) をチェックして、ビット OTPMK_ZERO、OTMPK_SYNDROME、および PE が 0 になっていることを確認してください。そうでない場合は、ユーザーが切断した OTPMK ヒューズに何らかのエラーがあります。 b.OTMPK ヒューズが正しい場合 (手順 1 を参照)、SCRATCHRW2 (0x1ee0204) レジスタにエラーがないか確認します。 紀元前手順 b のエラー コードが 0 の場合は、HPSR のシステム セキュリティ モニターの状態フィールドを確認します。 システムセキュリティモニターの状態 (0x9) ITS ヒューズ = 1 の場合、ISBC コードがボードをリセットしたことを意味します。これには次の理由が考えられます。 ESBC u-boot の署名に使用された公開鍵のハッシュが SRK Hash Fuse の値と一致しません または 画像の署名検証に失敗しました。 SSM_STATE (0xd) または非セキュア状態 (0xb) ESBC ヘッダーのエントリ ポイント フィールドを確認します。 エントリ ポイントが正しい場合は、u-boot イメージが必要なセキュア ブート構成でコンパイルされていることを確認します。 BR LFGP Re: Secure Debug on ls1028a @LFGP こんにちは、返信が遅くなって申し訳ありません。以下はU-Bootシェルからの出力です。 「`」 => md 0x1e90014 1 01e90014: 80002900 .).. 「`」 つまり、SecMonの状態は「チェック」に設定されます。OTPMK_ZEROは0です。OTPMK_SYNDROMまたはPEが何なのか分かりません。 「`」 => md 0x1ee0204 1 01ee0204: 00000000 .... 「`」 SCRATCHRW2 を 0 に設定することで、エラーは発生しません。ちなみに、ハミング符号もゼロなので、すべて問題ないはずです。 「`」 => md 0x1e80024 01e80024: 00000000 .... 「`」 セキュアモニターは別の状態であるべきでしょうか? Re: Secure Debug on ls1028a CodeWarrior GUIからCCSログをDEBUGに設定して接続を確認したところ、以下のことが分かりました。 ccs_get_config_chain serverh = 0 デバイスリスト: (サイズ = 3) ccs_get_config_chain; ccs_error = 0 ccs_get_config_chain serverh = 0 デバイスリスト: (サイズ = 3) device[0]:: core_type=LS1028A(301) device[1]:: core_type=DAP(232) device[2]:: core_type=SAP2(272) ccs_get_config_chain; ccs_error = 0 ccs_read_register coreh = [serverh:0;cc_index:0;chain_pos:0] インデックス = 8192 カウント = 1 サイズ = 8 値: (サイズ = 😎 00000000 00000000 ccs_read_register; ccs_error = 56 エラーメッセージ: SAP2 エラー - SAP_STATUS の読み取り ccs_get_config_chain serverh = 0 デバイスリスト: (サイズ = 3) ccs_get_config_chain; ccs_error = 0 ccs_get_config_chain serverh = 0 デバイスリスト: (サイズ = 3) device[0]:: core_type=LS1028A(301) device[1]:: core_type=DAP(232) device[2]:: core_type=SAP2(272) ccs_get_config_chain; ccs_error = 0 ccs_write_register coreh = [serverh:0;cc_index:0;chain_pos:0] インデックス = 8193 カウント = 1 サイズ = 8 値: (サイズ = 😎 6168745F 5F726E6E ccs_write_register; ccs_error = 56 エラーメッセージ: SAP2 エラー - SAP_STATUS の読み取り チャレンジ値を読み取るとすべて0が返され、SAP2エラーが発生するようです。本来であれば、U-Bootシェルから読み取れるチャレンジ値が返されるはずです。なぜそのようなことが起こるのでしょうか?
View full article
Flexbuild 出现错误 你好,当我按照下面文档中的操作执行"bld -m ls1028ardb" 时,出现了以下错误。下载失败是因为我没有在 Ubuntu 中正确设置 https 服务代理吗?如果是,我是否需要在中国购买 https 服务代理才能下载?如果不是,请告诉我如何解决这个问题? ----------------------------- root @fbdebian:~/flexbuild# bld-m ls1028ardb 获取仓库时间:太平洋标准 时间 2026 年 2 月 12 日星期四 22:35:14 Flexbuild HEAD 提交:bc1c9ec 每次地精更新存储库 构建时间:太平洋标准时间 2026 年 2 月 12 日星期四 22:35:14 [信息] 正在下载 linux_lf-6.12.20-2.0.0.tar.gz 发生错误:下载失败:HTTPSConnectionPool(host='codeload.github.com'、port=443):使用 url 时已超过最大重试次数:/nxp-imx/linux-imx/tar.gz/refs/tags/lf-6.12.20-2.0.0 (Caused by NewConnectionError(' :建立新连接失败:[Errno 111] Connection refused')) Downloading without md5 failed, fallback to clone [INFO] Cloning linux (with submodules) 4^[[A^Z [13]+ Stopped bld -m ls1028ardb root@fbdebian:~/flexbuild# echo $http_proxy $https_proxy root@fbdebian:~/flexbuild# --------------------------------- QorIQ LS1设备 QorIQ LS2 设备 回复: Flexbuild Error occurred 你好 该错误表明存在网络限制,可能是因为无法访问 GitHub (codeload.github.com)从中国境内连接,导致连接被拒绝 .这几乎可以肯定是因为缺少正确配置的 HTTP/HTTPS 代理, echo $http_proxy $https_proxy 的空输出证实了这一点。  解决步骤: 配置代理:您必须在终端配置允许访问 github.com 的代理。 敲击 export http_proxy=http://your_proxy_address:端口 export https_proxy=http://your_proxy_address:端口 验证连接: 在再次运行 bld 之前,确保能通过 curl -I https://github.com 连接到 GitHub。 替代方法:中国人通常使用 clash 或设置本地 HTTP 代理(通过 VPN 路由)等工具来规避这一问题,而不是购买商业代理。 您不一定需要购买专门的"HTTPS 服务代理" ,但您确实需要一个能让流量通过受限网络的工作代理服务器。在环境变量中正确设置,如步骤 1 所示,应该可以解决问题   此致 回复: Flexbuild Error occurred 如果需要使用 https 代理,是否可以直接下载相应的项目并将其放在相应的目录中?例如,名为 linux_lf-6.12.20-2.0.0.0.tar.gz 的例程、我可以直接在外面下载。您能告诉我具体应该放在哪里吗?把它放进去能使项目正常编译吗? 回复: Flexbuild Error occurred 你好,我使用 Clash 添加了一个代理,并按照以下方法连接到了 GitHub:curl -Ihttps://github.com。日志中的输出是否被视为成功连接?我还在容器中安装了 Clash,并按照你的方法进行了连接,但还是出现了错误。问题出在哪里? 回复: Flexbuild Error occurred 你好,我使用 Clash 添加了一个代理,并按照以下方法连接到了 GitHub:curl -Ihttps://github.com。日志中的输出是否被视为成功连接?我还在容器中安装了 Clash,并按照你的方法进行了连接,但还是出现了错误。问题出在哪里? 回复: Flexbuild Error occurred 你好,我找到了一个解决方案。以前,我使用的是 Ubuntu 20.04,但在构建过程中遇到了不正确的 SSL 证书的问题。即使使用人工智能工具来排除故障也无济于事。不过,在切换到 Ubuntu 22.04 之后,我成功地构建了,bld -m ls1028ardb。我使用此工具进行冲突代理: https://sparkle.pics/
View full article
从 A53 侧访问 HSE 时发现重启问题 您好, 客户:博世 HSE FW 版本 - HSE_FW_S32G3XX_9_2_63_0 我们发现,从 A53 一侧进入 HSE 时存在重新启动问题。以下是 MU 分配详情: - MU0 & MU3 分配给 M7侧 - MU1 & MU2 分配给 A53侧 M7 端程序: 1.通过将 MU 设置为激活将其启用并将功能域分配为 0 2.通过 mu0 发送的激活其他 MU 的请求 测试结果:能够从 M7 端顺利访问所有 MU。 A53 侧边程序: 1.启用 HSE 驱动程序,MU2 位于主机虚拟机,MU1 位于客户虚拟机 s32-hse -v -i200 -m1 -o16 -c16& -> A53 Guest VM s32-hse -v -i200 -m2 -o32 -c16& -> A53 Host VM 2.在主机虚拟机上创建示例测试应用程序,通过 MU2 通道 /dev/hse/32 读取 HSE fw 版本 测试结果:每当尝试从示例应用程序中打开 HSE 接口 (/dev/hse/32) 时,板就会重新启动。 他们尝试将 sharedMemChunkSize 不设为 0(如果所有 MU 接口的 sharedMemChunkSize 字段都等于 0,那么 XRDC 将被禁用),并在 sharedMemChunkSize = 0 的情况下重新进行了测试。 附上日志以供参考: BSSM: 有效 HSE_FW 优先权:紧急 Re: Restart issue observed while accessing HSE from A53 side 暂时关闭该问题。我们代表博世向 QNX 团队提出了这个问题。不过,该小组表示,该问题与 HSE 固件有关。
View full article
FRDM-MCXA153 上手操作:心率传感器 目标 在本实验室中,您将学到 如何使用 MCUXpresso 安装程序获取 NXP 软件 (FreeMASTER) 如何使用应用程序代码中心将示例导入 VS 代码工作区 如何构建、清理、调试和运行示例。 如何连接适用于 UART 控制台的串行监测 如何将 FreeMaster 用作实时调试监测和数据可视化工具 硬件要求 个人电脑 FRDM-MCXA153 板 心率 4 CLICK 模块(MIKROE 5547) USB Type-C 电缆 软件要求 用于 VS 代码的 MCUXpresso FreeMASTER v3.2 或最新版本 frdm-mcxa153 SDK 应用代码中心 应用代码中心 (ACH) 存储库使工程师能够轻松查找恩智浦内部专家开发的微控制器软件示例、代码片段、应用软件包和演示。该空间为查找微控制器应用提供了快速、简便和一致的方法。更多信息,请访问www.nxp.com/ach。 安装前提条件 -启动适用于 VS Code 的 MCUXpresso -从快速启动面板启动 MCUXpresso 安装程序 - 安装MCUXpresso SDK Developer、LinkServer 和 FreeMASTER 心率监测实验室 恩智浦应用程序代码中心提供了如何在心率和 SPO2 监测应用程序中使用 MCXA-153 微控制器的完整示例。本实验将逐步完成导入、版本、编程和调试示例的步骤。实验的最后一部分展示了如何使用 FreeMASTER 作为数据可视化工具,用于在 FRDM-MCXA153 开发板上获取的传感器数据。 1.进入快速启动面板 2.选择应用代码集线器 3.筛选可见示例(MCX + 传感器) - 进入搜索栏旁边的筛选器部分,选择两个筛选器。 -在过滤器的 “设备系列” 部分中选择 “MCX”,在 “类别” 部分选择 “传感器” 4.在示例中搜索关键字 - 搜索关键字 "心率"。 - 选择演示版"frdm mcxa153 freemaster heart rate" 。 5.阅读心率演示概述 应用程序代码中心为每个项目提供一致的阅读概述。点击应用卡后可预览 FreeMASTER 心率演示概览。滚动阅读自述文件,熟悉可用内容,如所需硬件、软件和设置说明。 6.为项目选择目的地 向导会自动提示浏览到所需的目标文件夹。创建目标 C:\NXP_ACH,在此存储项目。或者您也可以指定一个自定义位置。 7.将项目导入工作区 在输入所需位置后选择导入项目。 如果有效的项目不可用,则向导仅显示 “导入存储库”,以允许将没有项目的代码仓库添加到工作区。 8。选择 “检测到 的项目” 导入向导将扫描示例仓库并列出已发现的有效项目。这样,用户就可以只选择他们想要创建的项目。选择 VS 代码窗口顶部列出的mcuxpresso项目。 9.关联工具链 最后一个选择是确定项目要使用的编译器工具链。本项目将使用 GCC。 选择 Arm GNU Toolchain 12.3.Rel1(或 MCUXpresso Installer 预备工作中提供的最新版本)扫描可能会找到与 MCUXpresso IDE 相关的编译器。验证所列编译器之间的路径和版本。 此时,向导将完成项目导入。屏幕底部会显示 "成功转换 "通知。必须认识到,所选的心率示例是 MCUXpresso IDE(基于 Eclipse)中的一个工作项目。 10. 在VS Code中浏览项目 MCUXpresso for VS Code 扩展包含一个 "项目 "部分,帮助用户访问有用的项目信息。用户可以通过以下步骤查看和修改项目信息。 查看项目详细信息 项目详细信息显示在 MCUXpresso 扩展导航窗格项目部分的下拉菜单中。 - 设置:针对项目的工作区设置 • MCU:目标设备。 • 版本配置:从可用列表中选择版本配置(即调试或版本)。 - 调试配置 - 存储信息 - 项目文件 11.处理源文件 有两种方法可以查看和修改项目文件: - 点击 VS 代码左侧导航窗格顶部的资源管理器图标。 - 从项目视图中展开项目文件部分 12。版本应用程序 MCXA153 FreeMaster Heart Rate 项目需要版本应用程序映像。在无任何错误地生成代码后,应用程序可以在 FRDM 板上运行。 以下步骤需要点击活动栏中的 MCUXpresso for VS Code X 图标,返回 MCUXpresso 视角 单击 “生成选定项” 图标生成项目。 成功版本后,终端控制台会显示内存使用情况(或编译器错误,如果有)。 13。将串行监测连接到板 要使用集成到 VS Code 中的串行监测: -将 USB-C 电缆连接到 J15,为 FRDM 板供电。板载调试器提供了一个 USBUART 桥接器,用于连接串行监视器。 -单击 VS Code 窗口底部终端窗口中作为选项卡找到的串行监测。 注意:默认 COM 设置对恩智浦评估板有效:" 115200,无..." -单击 “开始监控” 将监测连接到 FRDM 板自动检测的 COM 端口。 轻型主题中的 VS 代码 14。刷新/调试应用程序 本节使用板上调试器连接到 MCU 并对闪存 进行编程。恩智浦的LinkServer管理用于与恩智浦McuLink板载调试器通信的GDB服务器。它还支持闪存编程。 -单击 “播放” 图标调试应用程序:应用程序 将闪存到 FRDM 板上,VS Code 切换到调试视角。返回 “终端” 下的 “串行监视器” 选项卡。启动调试会话时,它会切换到 OUTPUT 终端。 轻型主题中的 VS 代码 - 执行将在断点处暂停。 单击 "继续/播放 "图标继续执行。 应用程序将前进到 main() 的起始位置。 -第二次单击 “继续/播放” 图标,心率应用程序将在 main () 中用上市。 15.通过串行终端查看心率值 心率程序使用串行端口显示信息。 main () 启动后,以下内容应显示在 “串行监视器” 选项卡中。 将手指放在 Heart Rate 4 点击板上丝印的心脏附近的传感器上。将手指放在传感器上后,以下内容应显示在 “串行监视器” 选项卡中: 之后将计算并显示心率值。 16。FreeMaster数据可视化 FreeMaster是恩智浦提供的独立应用程序,可帮助开发人员可视化、监测和操作其项目中可用的数据。心率示例包括一个/freemaster文件夹,可帮助用户开始使用该工具。 应用程序代码集线器中的设置是为基于 MCUXpresso IDE 的项目设置的。将项目转换为 VS Code 项目后,需要进行一些更改。 以下步骤将正确配置 FreeMASTER 以与心率示例项目配合使用: 用上市 FreeMASTER 应用程序 有两种用上市 FreeMASTER 的选择。 - 使用文件资源管理器点击 heart_rate.pmpx。FreeMASTER 应用程序应与 .pmpx文件扩展名。这也会自动加载包含的项目设置。 • 通过搜索 Windows 应用程序启动 FreeMASTER。 - 这将不会加载项目设置。如图所示,您需要使用 FreeMaster 菜单打开项目。打开 .pmpx项目文件。 - 验证项目选项 FreeMASTER 在打开项目后有几个关键设置需要验证。用户应检查是否正确设置了调试探针类型和项目输出文件的位置。 - 单击菜单栏中的项目 -> 选项。 -验证与板通信的方法是否设置正确。FRDM-MCXA153 的板上调试探针默认随恩智浦 CMSIS-DAP 固件一起提供。对于插件模块,选择 “通信” 选项卡下的 FreeMASTER CMSIS-DAP 通信插件: - 验证 VS 代码项目的目标默认符号文件是否正确。VS 代码项目中的符号文件在 /armgcc 文件夹下输出。在 VS Code 项目 MAP Files 选项卡中选择 /armgcc 文件夹。该窗口将自动检测二进制 ELF 文件,并将其显示在 “文件格式” 下: - 可视化心率项目数据 恩智浦软件团队为心率项目提供了默认可视化。该演示展示了项目数据的不同显示风格。 心率项目预设了以下可视化设置: 欢迎 HTML 页面:HTML 页面(选项下)指向 welcome.html 文件。这为显示元素提供了结构化的网络视图。超出了本实验室的范围,但 .html可以查看文件以查看 html 中如何引用目标值/图表。 示波器可视化:查看项目变量的示意图。绘制坐标轴的比例和颜色均已配置。配置了心率、SPO2 和心电图。 变量观察表:在配置好要跟踪的变量后,可将它们添加到此表视图中。 确保调试探针不在集成开发环境或 VS 代码的活动调试会话中。 点击菜单栏上的 GO 图标,启动项目数据可视化!FreeMASTER 输出突出了以下几点。 1.点击 "项目树 "下列出的元素可将视图更改为特定的示波器可视图。 2。在 “表” 视图中查看变量的捕获值。 3.根据 Welcome.html 中定义的布局组织数据的可视化。 FRDM-MCXA FRDM 培训 实践培训 单片机
View full article
What is the model number of the pin-to-pin replacement chip for the iMX93EVK wired network PHY (RTL8211FDI-VD-CG)? Ask the technical experts at NXP. I designed the board based on the iMX93EVK, but the wired network PHY (RTL8211FDI-VD-CG, which is the model used in the EVK board) chip, is not in stock, what is the model number of its pin-to-pin replacement chip? What type of pin-to-pin replacement chip is it? B.R. Re: iMX93EVK 有线网络 PHY(RTL8211FDI-VD-CG)的pin对pin替换芯片是什么型号? Hi, Thank you for your interest in NXP Semiconductor products, It would depend on your Ethernet PHY distributor and of course, the portfolio of Realtek. You can use almost every RTL8211, changes include temperature grade but keep the same package and pinout. If you have a part suggested I can confirm it. Regards Re: iMX93EVK 有线网络 PHY(RTL8211FDI-VD-CG)的pin对pin替换芯片是什么型号? Shouldn't that be a question for Realtek? Re: iMX93EVK 有线网络 PHY(RTL8211FDI-VD-CG)的pin对pin替换芯片是什么型号? @hamisi I'd just tell @OscarLi you're an asshole.
View full article
S32K344 ADC は差動入力モードをサポートしていますか? リファレンスマニュアルにこれについての説明はありますか?マニュアルには関連情報が見つかりませんでした。 Re: Does the S32K344 ADC support differential input mode? こんにちは@yanyanwan S32K3 デバイスは差動入力をサポートせず、シングルエンド入力のみをサポートします。したがって、差動入力読み取りを実行するには外部回路が必要です。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
密钥延期 S32编译器 3.4和2.2版本 Re: 密钥延期 S32编译器 3.4和2.2版本 你好、 如果您指的是 S32DS 的激活密钥,那么看起来两个许可证都有效。您使用的激活密钥正确吗? F4DA-AC30-917F-C0B1 用于 S32DS v3.4,FCF9-575D-D74C-E86D 用于 v2.2
View full article
Porting I am trying to port code from cosmic compiler to code warrior 5.2 for HCS12 controller, when I am calling a function which is inside another function , the value passed to the first function is not updated correctly, eg. void Update_Display(uint8_t update) { LCD_srWriteToDisplay(string1,SCREEN_LINE_WIDTH,20,0); } inside  LCD_srWriteToDisplay function, the arguments are not having the same value which I have passed.  Re: Porting Hi @Aswin_5232, TN234, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/TN234.pdf explains this issue in the section “Porting non‑ANSI‑C Keywords”, where it shows that Cosmic’s @near/@far must be replaced with CodeWarrior’s __near/__far, including for functions, because CW uses different calling conventions for near vs. far calls. If a function ends up in banked code but is not declared __far, CW will generate a near call, causing the function to read wrong parameters. Regards, Daniel
View full article
i.MXRT1176は外付けQuadSPI NORフラッシュIS25WP256では起動しません こんにちは、 カスタム ボード上の QuadSPI NOR Flash IS25WP256 で i.MXRT1176 ブートを作成しようとしています。MIMXRT1170EVK 評価ボードと同じ方法でメモリを接続しました (ピン GPIO_SD_B2_05 ~ 11)。ブート ピンも評価ボードと同じ状態に設定します。 M7 コア上で実行されるシンプルな「Hello world」アプリケーションを作成しました。このアプリケーションは評価ボードでは正常に起動しますが、カスタム ボードでは起動しません。2 つのボードの唯一の違いはメモリで、カスタム ボードでは 32 MB、評価ボードでは 16 MB です。 そこで、私は FCFB (フラッシュ メモリの 0x400 にプログラム) を次のように変更しました。 フラッシュ サイズを 32MB に変更し、LUT 内の読み取りコマンドを、評価ボード上のフラッシュ メモリに十分な 24 ビット アドレスではなく 32 ビット アドレスの読み取りコマンドを使用するように変更しました。 これらの変更にもかかわらず、i.MXRT はカスタム ボード上で起動しません。 そこで、バスの信号を調べてみました。 ブート ROM はフラッシュ メモリから FCFB (512 バイト) を正しく読み取り、いくつかの構成 (書き込みの有効化、読み取りパラメータの設定、ステータス レジスタの読み取り) を実行します。これは、RM に記載されているように、30MHz のクロックで実行されます。 この後、ブート ROM は 133MHz のクロックで、それぞれ 64 バイトの読み取りアクセスを 4 回実行します (これにより、ブート ROM が FCFB を読み取り、設定を適用したことが確認されます)。ただし、アドレス 0x0000、0x0040、0x0080、0x00C0 のメモリを読み取ります。これらはブート ROM が行う最後のアクセスであり、M7 コアは起動しません。JLink プローブを M7 コアに接続したところ、ブート ROM が 0x223104 で無限ループに陥っていることがわかりました。 ブート ROM が 0x1000 にある IVT テーブルを読み取り、アプリケーション コードをロードして実行を開始できると予想しました。 クロック周波数を 133MHz ではなく 30MHz に変更してみました。ブート ROM は最後の 4 回の読み取りアクセスを 30 MHz で実行しますが、アプリケーションはまだ起動しません。 何が間違っているのでしょうか? 行き詰まっています。助けていただけると嬉しいです 😉 デビッド Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 こんにちは@davidjaouen 、 このページのリセットセクションで参照されているアドレス 0x223104 で実行が停止しているため、この問題はデバッガーに関連している可能性があります。デバッグ セッションを終了し、プロジェクトをクリーンアップして再構築してください。その後、デバッグ モードに入らずにアプリケーションを実行して、結果をお知らせください。 BR ハビブ Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 こんにちは、ハビブさん。 ご回答ありがとうございます。 残念ながら、デバッガー プローブをボードから取り外し、ハードウェア リセットを実行しましたが、i.MXRT はまだフラッシュ メモリから起動しません。 他に何かアイデアはありますか? よろしくお願いいたします。 デビッド Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 こんにちは、ハビブさん。 ついに、カスタム ボードを QSPI フラッシュで起動できるようになりました。問題はBOOT_CFG1[1]ピンがローレベルではなくハイレベルになっていたことです。つまり、ブート ROM は暗号化されたイメージを起動しようとしましたが、イメージは暗号化されていません。 ご助言ありがとうございます。 デビッド Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 スレッドを乗っ取らないでください。自分で新しいスレッドを立ててください。 Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 こんにちは、 @Habib_MS さん。 リセット/デバッグ起動後、ターゲットが0x002231FCのままになるという同じ問題に直面しています。ただし、ボードの電源を入れ直すと、アプリケーションはQSPIフラッシュから正常に起動して実行されます。 私は以下を使用しています: MCU: i.MX RT1176 IDE: MCUXpresso IDE デバッグプローブ: MCULink 私の観察によると、この問題はデバッガーのリセット/デバッグ起動時にのみ発生し、スタンドアロン起動時には発生しません。 この問題を解決するための適切なリセット/デバッグ設定、または回避策をご提案いただけますでしょうか? ご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 ナゲンドラ・クマールS
View full article
i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Hi, We are trying to make an i.MXRT1176 boot on a QuadSPI NOR Flash IS25WP256 on a custom board. We connected the memory the same way it is done on the MIMXRT1170EVK eval board (pins GPIO_SD_B2_05 to 11). We also set the boot pins in the same state as on the eval board. I wrote a simple "Hello world" application running on the M7 core. This application boots correctly on the eval board, but it does not boot on our custom board. The only difference between the 2 boards is the memory which is 32MB on our custom board, 16MB on the eval board. So, I modified the FCFB (programmed @ 0x400 in Flash memory) this way: I changed the Flash size to 32MB and the read command in the LUT to use the read command with 32-bit address (instead of 24-bit address sufficient for the Flash memory on the eval board). Despite those changes, the i.MXRT does not boot on our custom board. So, I had a look to the bus signals. The boot ROM reads the FCFB (512 bytes) correctly from the Flash memory and does some configuration (write enable, set read parameter, read status register). This is done with a clock at 30MHz as documented in the RM. After this, the boot ROM does 4 read accesses of 64 bytes each with a clock at 133MHz (this confirms the boot ROM read the FCFB and applied the settings). But, it reads the memory at addresses 0x0000, 0x0040, 0x0080 and 0x00C0. These are the last accesses the boot ROM does and the M7 core does not boot. I connected a JLink probe to the M7 core and saw the boot ROM is stuck in an infinite loop at 0x223104. I expected the boot ROM read the IVT table located at 0x1000 so it can load the application code and start its execution. I tried to change the clock frequency to 30MHz (instead of 133MHz). The boot ROM does the 4 last read accesses at 30MHz, but the application still not boot. What am I doing wrong? I'm getting stuck, any help will be appreciated 😉 David Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Hello @davidjaouen, It seems the issue may be related to the debugger, as execution is getting stuck at address 0x223104, which is referenced in the Reset section of this page. Please terminate the debug session, then clean and rebuild the project. After that, try running the application without entering debug mode and let me know your results. BR Habib Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Hi Habib, Thanks for your answer. Unfortunately, I disconnected the debugger probe from the board and did a hardware reset but the i.MXRT still does not boot from Flash memory. Any other ideas? Regards, David Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Hi Habib, We finally made our custom board boot on QSPI Flash. The problem was the BOOT_CFG1[1] pin that was high level instead of a low level. So, the boot ROM tried to start an encrypted image but our image is not encrypted. Thanks for your help. David Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Don't hijack threads - start your own. Re: i.MXRT1176 does not boot on external QuadSPI NOR Flash IS25WP256 Hi @Habib_MS , I am facing the same issue where the target stays at 0x002231FC after reset/debug launch. However, if I power-cycle the board, the application boots and runs normally from QSPI flash. I am using: MCU: i.MX RT1176 IDE: MCUXpresso IDE Debug Probe: MCULink From my observations, the issue appears only during debugger reset/debug startup and not during standalone boot. Could you please suggest the proper reset/debug configuration or workaround to resolve this issue? Awaiting your response. Regards, Nagendra Kumar S
View full article
MMA8451 运动和瞬态检测 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好。 是否可以将 MMA8451 配置为同时检测运动和瞬态? 我可以将 MMA8451 配置为运动检测或瞬态,但如果同时配置这两种功能,并将中断分配给 int1 和 int2,则不起作用。 感谢您的期待! 加速度传感器 Re: MMA8451 motion and transient detection <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,塔德乌什 运动检测和瞬态检测功能不能同时使用。 不过,瞬态检测和运动检测功能相似,只是在瞬态检测中比较的是高通滤波数据。可以选择禁用高通滤波器(0x1D:TRANSIENT_CFG 寄存器),在这种情况下,瞬态功能的行为将与运动检测相同,从而实现两种运动检测功能。为此,请查看数据表和应用笔记 AN4071 的第 6.5 节。 希望这些信息能有所帮助。 祝你愉快 保利娜 ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题,并参考已关闭的主题。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
How to not have MPL115A2 brick so easily. Hello, Our intent is to create our own PCB with an array of the MPL115A2 barometric sensors. We followed the documentation and set up the correct circuit support, but upon attaching the sensors to our board and supplying a voltage of 5V we have bricked through the majority of our sensors. We think that they are bricked because the power source senses a short and will not supply anything. We have had only one success and I am able to ping the sensor for I2C communications. Those of you who have created your own PCB with these sensors, have you had a similar problem. I know the issue could be anything from our physical circuit, our attachment of the sensors to how we are initially power cycling them. Any insight that you can provide would be greatly appreciated. Attached is our schematic, we have only gotten as far as what is highlighted in blue (no ATtiny or AVR header attached); right now we are just attaching a sensor and having them powered and communicate through their own I2C lines through the 4 pins on the side. Essentially, our current board is just mimicking that of the Adafruit MPL115A2 breakout board (https://www.adafruit.com/product/992 ). We need a smaller footprint with more of the sensors, that is why we are creating our own board. Pressure Sensors Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. Hi Lisa, Glad to know that now you can read values different from 0 or FFFF. I’m confused about your comment “number did not fluctuate with applied finger pressure or increased air pressure”, I’m not sure how you bare applying the pressure here, finger pressure should not be a determinant test to read pressure from this device. However, you are correct, if number does not fluctuate with applied pressure, then most likely, board have a hardware problem. Regards, Jose NXP Semiconductors Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. When I did the above code for specifically reading the pressure register, I was able to read a number, not 0 or FFFF.F but that number did not fluctuate with applied finger pressure or increased air pressure. That leads me to think that this is a board hardware problem. Would that be correct? Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. Hello, Sorry for the long delay, life hit and I was distracted. So, right off the bat I changed the delay time from 5ms to your specified 3ms. That did not change anything.  But thanks for the tip anyways. I implemented ( or tried to) the dummy read sequence specified, and now all the registers are reading FFFFFFFF which I know is the max hex for a 16 bit number so still no real success. The code that I used just to read two bytes (the first coefficient) can be seen below:  _wire->beginTransmission(_i2caddr);                                                                // start   i2cwrite(_wire, (uint8_t)MPL115A2_REGISTER_A0_COEFF_MSB);            // write address and register  _wire->endTransmission();                                                                              // does not work with or without this line  _wire->beginTransmission(_i2caddr);                                                                    // repeat start       // Wait a bit for the conversion to complete (3ms max)   delay(3);     _wire->requestFrom(_i2caddr, (uint8_t)2);   dummy_b = (((uint8_t)i2cread(_wire) << 4) | i2cread(_wire));                        // IIC "read address dummy read   a0coeff= (((uint16_t)i2cread(_wire) << 😎 | i2cread(_wire));     Serial.print("A0= "); Serial.println(a0coeff, HEX);   Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. Hi Lisa, Thanks for the clarification about why you are using the MPL115A instead of the MPL3115A. About the issue, there is a need on the MPL311A2 to make a dummy read which is not a true read of the I2C bus, but is a read of the IICD register in the IIC block., more details about this can be seen in section 2.1 of the Application note AN4481: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4481.pdf Let’s check if this solves the problem you are seen. I also recommend you to set a delay (about 3ms delay) before trying to read, if you check Table 10 on page 13 of the datasheet, you will find it as “Conversion Time”, which is the delay needed between start convert command and data available in the Pressure and Temperature registers. The typical wait time is 3 ms associated with each conversion type, otherwise you may have some errors in your reads or read 0s as in your case. MPL115A2 datasheet: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPL115A2.pdf Regards, Jose NXP Semiconductors Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. Hello, We have been testing with only one sensor on the board, so we are not trying to swap between multiple of the same addressed sensors yet, we are just testing a singular sensor. The new issue, is upon freshly made boards, without powering it on with a voltage supply of 5V ( this might be causing a voltage spike that bricked our other boards) we are testing right away with an Arduino Mega, knowing that it has circuit protection against such power spikes. We are able to ping the sensors (to sense that there is a sensor at address of 0x60) but upon reading any of the registers (pressure, temperature or hard coded coefficients) the readings return 0.  I have been using Adafruit_MPL115A2 library and getpressure.ino code. Most people ( when searching for only reading 0 from registers) associate this issue to code rather than poor circuitry. Thank you for the help,   Lisa Re: How to not have MPL115A2 brick so easily. Hi, I have never heard of a similar problem. In the part of the schematic you sent, you did not included the source of the voltage rail VDD where the 5V are originated. Do you have any protection circuit for the VDD voltage rail to avoid spikes? You have 4 MPL115A in your system, and you mentioned that you can only communicate with one, did you swap the sensor, try to use a failing one with a good one and check if you can communicate with it. Regards, Jose
View full article
UART communication with KIT9Z1J638EVM Evaluation Board I'm working on KIT9Z1J638EVM Evaluation Board. It is mentionned in the kit user guide that LIN bus can be used as SCI (UART). I need to connect  the evalboard to PC via serial cable and establish half duplex communication. Is it possible? if yes, any help of how to do that? I tried to connect the LIN bus configured as SCI to the RXD pin of RS232 cable but I can't have a correct communication. Battery Sensors Re: UART communication with KIT9Z1J638EVM Evaluation Board Hello Souha, The connection is done through the SCI module of the MM9Z1_638 and the OSBDM port that will add a virtual COM port on the PC when connected. The LIN is not involved there. This is explained in the KIT9Z1J638EVM User‘s Guide within the following note: GPIO pins might also be connected to OSBDM to set Serial to the USB port. This is done by connecting: TxD from SCI to one pin out of PTB[3…1], then the selected PTB to JP4-2. RxD from SCI to one pin out of PTB[4…1], then the selected PTB to JP4-1. Insure that the two selected PTB pins have no other setting (voltage sensing external divider, external temperature sensing setup), which might conflict with the 5.0 V digital IO setup. So there you have to connect wires from selected PTBs to the right position on JP4. Please refer to the KIT9Z1J638EVM User‘s Guide. I hope it helps. Regards, Tomas
View full article
FXOS8700CQ 和 FXAS21002 一起运行时出现的问题 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 大家好, 我设法让两个传感器都能产生数据就绪中断,这些中断分别路由到每个传感器的 INT2 引脚,极性为低电平有效。 我使用的是 TM4C123 处理器,I2C3 连接陀螺仪传感器,I2C0 连接加速度传感器。 下面是我的 ISR: // 陀螺仪中断服务例程 void gyro_isr(void) { MAP_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_2); if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTD_BASE, true)& GPIO_PIN_3) { GPIOIntClear(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_3); gyro_data_ready = true; } GPIOIntStatus(GPIO_PORTD_BASE, false); MAP_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00); } // accelmag 中断服务例程 void accelmag_isr(void) { MAP_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3); if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTB_BASE, true)& GPIO_PIN_5) { GPIOIntClear(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_5); accelmag_data_ready = true; } GPIOIntStatus(GPIO_PORTB_BASE, false); MAP_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3, 0x00); } 而在我的主循环中 while(1) { if(gyro_data_ready) { GyroGetData(FXAS21002C_ADDRESS,&gyroRD); gyro_data_ready = false; } if(accelmag_data_ready) { AGGetData(FXOS8700_ADDRESS,&accelRD,&magRD); accelmag_data_ready = false; } } 系统正常工作,产生中断,触发 ISR 并读取数据。但过了一会儿,加速度传感器又无法断开中断。因此再也没有读过。 下面是故障的扫描图: 最上面的 4 个(D0 至 D3)是陀螺仪传感器,D0: 中断 D1:PA2,D2:SCL3,D3:SDA3 最下面 4 个(D4 至 D7)是加速度传感器,D4:中断,D5:PA3,D6:SCL3,D7:SDA3 这正是 accelmag 传感器停止响应的地方,接近尾声时,中断线落在 D4 处,您会在 D5 处看到峰值,I2C 数据传输发生了,但中断线再也不会被取消钳位。 尖峰表示进入和退出 ISR。 我的目标是使传感器同步。在使用扩展卡尔曼滤波法计算陀螺仪和加速度计的方位时,dt 不会抖动非常重要。起初,我读取陀螺仪的 data_ready 中断,然后读取加速度传感器,但后来我尝试了双中断方法,它起作用了,但只持续了几分钟,然后就出现了这个错误。在 400 赫兹等较高速度下,几秒钟内就会崩溃。 如果您对这些传感器的系统化有任何意见,或对问题有任何想法/帮助,我们将不胜感激。 顺祝商祺! CAN 加速度传感器 陀螺仪 磁力传感器
View full article
gPTP example not running on S32g399 Hello, I have built gPTP_S32G_1.1.0 with: S32 RTD version SW32G_RTD_4.4_5.0.0_QLP03_D2505 S32G PFE MCAL driver PFE_DRV_MCAL_S32G_RTM_1_6_0_D2505 S32G PFE Firmware PFE-FW_S32G_1.11.0 I ran make generate and then make which created elf in /output_AED-E_RDB3 I have loaded this elf as a project from executable in S32 DS which created a DEBUG_RAM configuration. I have noticed that the application does not go beyond  and Mcu_GetPllStatus() call in DriversInitialization(). Upon pausing the execution I found out that the execution is stuck on PLL lock in Clock_Ip_CompletePlldigRdivMfiMfnSdmenSsscgbypSpreadctlStepnoStepsize() I have made no changes of my own other than fixing the makefile to pick correct paths. It built without errors and I just flashed it with S32 Debugger. Please let me know how to fix this and how to validate gPTP application in AED-E mode. Thanks, Re: gPTP example not running on S32g399 @Joey_z  I am using a GLDBOX3: https://www.nxp.com/part/S32G-VNP-GLDBOX3 If there are changes required to get this application run on this board then please describe those changes that I can try. Alternatively if there is an application note to adapt the gPTP application for this board, that should also work. Thanks! Re: gPTP example not running on S32g399 Hi,rizwan_at_disru ptdotcom Do you use the RDB3 board or customer board? BR Joey Re: gPTP example not running on S32g399 Hello @Joey_z  We don't have a lauterbach debugger and only use the S32 debug probe, which works fine with our other applications on this board. I notice that the cmm is clearing sram sectors, if this is the issue then can you please let me know how to do the same with s32 debug probe? The example does not create an IVT, but and elf that we are directly trying to flash using DEBUG_RAM configuration. Rizwan Re: gPTP example not running on S32g399 hi,rizwan_at_disruptdotcom Could you try to use IVT Image or the .cmm file for your testing? BR Joey Re: gPTP example not running on S32g399 Hello @Joey_z , I did not make any changes to the application, only updated the makefile to enable build on my machine. I have uploaded the EBT folder zip to drive. Please access here: https://drive.google.com/file/d/1_3vj19gXmwHmqs20aAPOWAjENRCYusfg/view?usp=sharing Re: gPTP example not running on S32g399 I have also opened a support case: 00959194 Re: gPTP example not running on S32g399 hi,rizwan_at_disru ptdotcom Thank you for your reply. How do you generate the code and build your project? Do you have any modify about the application configuration? Could you send your .elf file to me thought the link of https://support.nxp.com? I will help you to check it. BR Joey
View full article
MMA8652 与 MMA8451 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 我正在选择新的加速器。 我最终选择了两款芯片:MMA8652 和 MMA8451。 除了一个是12位和另一个14位,而且它们有不同的封装,它们的复杂性相似之外,我的想法是否正确?我的意思是,一种芯片并不比另一种芯片更容易编程和配置。 另外,从低功耗电池供电产品的设计角度来看,INT 引脚是上拉好还是下拉好? 最后看看 MMA8652 的数据表,电路图显示了芯片周围的极化电容,我认为这些电容不应该是极化的。我说的对吗? 谢谢! 加速度传感器 Re: MMA8652 vs MMA8451 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,戴维、 感谢您的回复。 再次确认一下,数据表显示所有4个电容均为极化电容,我认为这是一个错字。使用 4 个无极化电容可以吗? 谢谢。 Re: MMA8652 vs MMA8451 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 1。基本上,上述设备之间的主要区别在于分辨率和封装选项。 2。关于你提到的复杂性,这两个设备都使用I2C接口。 您可以在此处找到软件示例,以便对所需的设备进行编程和配置。 3.INT 引脚上是上拉还是下拉取决于您的应用。 中断引脚可配置为推挽式或漏极开路式,并可配置为高电平有效或低电平有效。如果在漏极开路设置的中断引脚上使用了上拉电阻,则应将加速度计配置为低电平有效。如果使用下拉电阻,则中断引脚应配置为高电平有效。这在寄存器 0x2C (MMA8451,2,3Q)中完成。 欲了解更多详情,请查看应用笔记 AN4077: AN4077-MMA845xQ 设计清单和板安装指南 4。最后,应将 BYP 引脚上的电容器放置在那里,以保证内部稳压器的稳定性,而其余的则是去耦电容器。 希望这些信息对你有用。 如果我误解了你的问题,请随时告诉我。 我很乐意提供帮助。 祝您有美好的一天。 戴维-迪亚兹
View full article