Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
无法在 TRIG_OUT 引脚上看到 TRGMUX 输出 - LCU 输出可通过 SIUL 工作,但无法通过 TRGMUX 或 eM 工作 您好, 我试图通过TRGMUX将LCU-0的输出路由到TRIG_OUT引脚,但在该引脚上看不到任何输出。 LCU 的输入配置是正确的--我可以确认这一点,因为LCU_out信号的功能符合预期。 然而,当我尝试通过TRGMUX将该信号路由到TRIG_OUT 时,却看不到任何输出。 我还尝试通过eMIOS路由,但遇到了同样的问题。 有趣的是,当我通过SIUL 对输出进行路由时,它也能正常工作,但由于 SIUL 的响应时间较短,对我的应用来说并不可行。 我的TRGMUX 或引脚配置是否有问题? 或者是否有推荐的方法,使用TRGMUX或其他外设/多路复用器将LCU-0 输出路由到不同的引脚? 如有任何帮助或建议,我们将不胜感激! 先行致谢。 Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o 是的,我之前检查过这个问题,但我可以观察到其他输出,没有问题。针对这个具体问题,我将其路由到一个特定的 PIN 码,现在问题已经解决。谢谢您的帮助! Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o Hi@GaneshBhagwat 你可以在参考手册中找到下面的亮点文件。 TRGMUX 可以理解为一个路由器,它可以将每个外设模块的输入路由到外设模块的输入。它可以将一个输入路由到多个输出! 如果需要观察 TRGMUX 的输出,可以将其路由到 PIN(当然,许多外设模块本身也可以输出到 PIN,例如 emios-pwm)。 Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o 你好@Senlent、 感谢您之前的回复。我确认它能在OUT10 上工作。 我还想检查一下有关 TRIGMUX 的情况。例如,我们有 TRIGMUC_IP_OUTPUT_LCU0_2_INP_8。我的理解是否正确,只有通过 SIUL 路由,才能在物理引脚上看到 TRIGMUX 输出? 是否有任何路由方法(例如通过 TRIGMUX 从 eMIOS 到 LCU)可以将 TRIGMUX 输出显示为物理引脚?如果是,哪个 trig_out_x 对应 TRIGMUC_IP_OUTPUT_LCU0_2_INP_8? 再次感谢--你之前的解释帮了大忙。 谨致 Ganesh Bhagwat Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o Hi@GaneshBhagwat 谢谢你的照片,我现在明白你的意思了。 1.您无法观察到该信号,这在意料之中。 2.在您的配置中,trgmux_out10 用于查看。 但在您的引脚配置中,使用的是 trgmux_out0 而不是 trgmux_out10 Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o Hi@Senlent, 感谢您的回复。 我想,大家可能对我面临的问题有一点误解。 是的,从产生信号的 eMIOS 模块直接路由信号时,输出工作正常。不过,我的情况有些不同: 我正在通过 TRGMUX 将 LCU_out 的信号路由到另一个 eMIOS 实例(即 eMIOS 本身不产生 PWM,而是通过 TRGMUX 接收)。 当我尝试观察TRGMUX 输出或将其路由到另一个引脚(通过另一个 eMIOS 或 TRIG_OUT)时,没有看到任何信号。 这表明问题可能出在 TRGMUX 或输出路由路径上,而不是原始 eMIOS 或 LCU 输出本身。 如果您能提供任何见解或确认 TRGMUX 输出路由(从 LCU)到另一个模块或引脚在这种情况下是否有效,我们将不胜感激。 *我附上了一张图片供参考 再次感谢! 加内什-巴格瓦特 Re: Unable to See TRGMUX Output on TRIG_OUT Pin – LCU Output Works via SIUL but Not Through TRGMUX o Hi@GaneshBhagwat 我只添加了两个引脚进行测试,结果在我这边工作正常。
View full article
关于使用 Yocto 为 i.MX93 的 SquashFS RootFS 加密的文档请求 我正在尝试在版本期间为 imx93 加密我的 squashfs rootfs。 我正在使用 yocto 我试过获取下面的文档但我无法 获取 https://community.nxp.com/docs/DOC-342300 能否帮我找到与加密 rootfs 的 squashfs 相关的正确文档? Yocto Project Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 你好, 我们没有这方面的文档,但你可以使用我们的合作伙伴针对此类用例的实现作为参考: https://github.com/toradex/meta-toradex-security/blob/kirkstone-6.x.y/docs/README-encryption.md 你可以按照他们使用的方式创建层,所以确实有可能 https://github.com/toradex/meta-toradex-security/tree/kirkstone-6.x.y 此致/Saludos,Aldo。 Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 我已经查看了第 10.5.5 节,想实施类似的加密方法。我们的要求是在版本期间在 Yocto 中加密生产就绪的 SquashFS 镜像。但是,使用 /dev/mapper 是不可行的,因为它需要根权限。 是否有任何方法或文档可以将基于 dm-crypt 的加密直接内置到 Yocto 配方中? Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 你好, 我忘记提过你也可以查看我们的 Linux 文档, 即 i.MX Linux 用户指南第 10 章网络安全 & 10.5.5 在没有 CAAM 硬件 IP 的 i.MX 平台上使用 DM-Crypt 由于 i.MX93 没有启用 CAAM 硬件 IP。 最诚挚的问候/致敬,Ald o。 Re: Request for Documentation on Encrypting SquashFS RootFS with Yocto for i.MX93 您好, 对此,您可以参考 Linux 内核文档: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/Documentation/security/keys https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/Documentation/security/keys/trusted-encrypted.rst https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/Documentation/security/keys/ecryptfs.rst 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。
View full article
MC33774A 上的电池平衡在约 4 小时后意外停止 您好,恩智浦技术支持、 我目前正在使用 MC33774A,遇到了一个与电池平衡稳定性有关的问题。 配置-设备:MC33774A,平衡计时器配置为:86,000 秒,此设置中仅连接 5 个单元 问题描述 在运行电池平衡数小时(通常超过 ~4 小时)后,一些电池通道会意外停止平衡,但不会报告任何错误标记或故障状态。 一旦某个小区信道突然停止,即使重新发出小区平衡 (CB) 命令,也无法再重新激活该小区的平衡。 日志摘录 首次出现(平衡激活,然后意外停止): 时间 SWITCH_MON_CFG0 BAL_STAT0 14808.679 0xAAAA 0x1F 14808.771 0xAAAA 0x1F 14808.865 0xAAAA 0x1F 14808.967 0x5555 0x1F 14809.069 0x5555 0x1F 14809.171 0xAAA0 0x15 => 意外停止 0x2 和 0x8 14809.273 0xAAA0 0x15 14809.375 0xAAA0 0x15 14809.477 0x5555 0x15 14809.579 0x5555 0x15 14809.681 0x5555 0x15 14809.783 0xAAA0 0x15 14809.885 0xAAA0 0x15 14809.987 0xAAA0 0x15 重新尝试启动平衡(受影响的通道无法重新启用): 时间 SWITCH_MON_CFG0 BAL_STAT0 4080.373 0x0 0x0 4080.475 0xAAA0 0x1F => 应该是 0xAAAA 而不是 0xAAA0 4080.577 0xAAA0 0x1F 4080.679 0x5555 0x1F 4080.781 0x5555 0x1F 问题 能否请您帮忙澄清一下: 为什么即使平衡计时器设置为 86,000 秒,某些电池单元平衡通道仍会在数小时后意外停止? 为什么停止时不会生成错误或故障标记? 为什么受影响的频道一旦停止就无法重新启动? 如果能就可能的错误配置、额外寄存器设置或已知限制提供指导,我们将不胜感激。 感谢您的支持。 Mark Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 若 IC 內部 even/odd switch 本身發生錯誤??这个应该怎么理解? MC33774相比MC33771和MC33775,采用了内部硬件以奇/偶通道以各自250ms定时器进行交替开启均衡,即一次奇/偶切换周期为500ms。 此500ms周期为固定值,无法更改 ◆ 奇/偶均衡切换的具体表现为: ➢ 在软件下发开启均衡指令后,不论下发的软件指令要求哪些通道开启均衡,内部硬件会先开启偶通道均衡(如果软件没有下发偶通道均 衡开启,此时均衡不会有动作),这里的偶通道是指第2/4/../18电芯电压通道。 ➢ 内部偶通道均衡计时器达到250ms后,才会切换到250ms的持续奇通道均衡,以此往复直到均衡停止 Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A Hi,     我們在串接 2 顆 MC33774A(CMU1、CMU2) 進行長時間 Cell Balancing(CB) 測試時,串接 18 cell.    現象摘要     CMU1 出現 1 次 fault:MC33774_BAL_SWITCH_FLT_STAT = 0xAAA8     CMU2 出現 2 次 fault:MC33774_BAL_SWITCH_FLT_STAT = 0xAAA8    read and clear fault, CB 繼續正常動作.    ven/Odd switch 由 33774A 內部交錯驅動;若 IC 內部 even/odd switch 本身發生錯誤,是否可能導致此型態(僅雙數通道)之 fault? Best regards, Mark     Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 还是跟之前一样的建议CB测试全部都要mount 上18个cell,然后看测试结果。 Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A Hi, 感謝您的回信, 我在進行 Cell Balancing (CB) 的過程中,遇到 BAL_SWITCH_FLT_STAT0 報告 Fault 的情況。 依照 Application Note 中 Missing Cell Case 的建議,我已經將以下相關寄存器設定為符合5個電芯的連接方式: PRMM_VC_OV_UV_CFG0, PRMM_VC_OV_UV_CFG1, BAL_SWITCH_MON_CFG0,BAL_SWITCH_MON_CFG1 不過,即使在這些設定下,仍然會發生 Switch Fault。 在 CB 過程中讀取到 Fault 後,會清除 Fault flag。 清除後,再次重新啟動 Cell Balancing,功能就可以恢復正常動作。 想請教的問題: 在上述情況下,發生 Switch Fault 是否屬於正常行為? 是否有其他建議的方法或配置,可以 避免此 Fault 的發生? 以上,還請協助確認,感謝! Best regards, Mark Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 1:我的建议是装配上所有的cells 不要只用5个cell测试 2:基于时间的CB测试步骤你参考下面 3:在正常采样+均衡的流程中,一般将BAL_GLOB_TO_TMR设置为较大值(FFFF),然后将BAL_TMR_CH时间设置为想要均衡的时长。 或者将两个时间都设置为较大值,根据采样结果手动关闭/重新开启均衡。 希望能对您有所帮助! Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A Hi,      請參考一下附件, 我們的設計是接5個cell.外部c5p到c18p會接起來.      關於CB的測試 我這邊另外用了兩個對照組.       1. 是連接外部c5p到c18p      2.沒有外接c5p到c18p 也就是完整的18cell      相同的設定5cell CB 38600秒,  但是 讀取 BAL_SWITCH_FLT_STAT0 1012h      1. 0xaaaa, 0x5555 切換      2. 0xa, 0x15 切換      經過2個多小時,       1. 0xaaaa, 0x5540, CB_status 0xa, cell 1,3,5 CB不動作了      已經超過5小時       2. 0xa, 0x15 切換 都正常.      對於我們5cell 連接的電路 是否需要修正?還是其他的建議                     Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 建议您不要用5个cell是去做测试,因为原理图上画的是全部的cell,我还是建议您使用全部的cells安装上去测试,看看测试结果。 Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 1:我还是要先看原理图      基本上是參考貴司提供的設計, 如附件 2:您的CB 测试是基于timer做的吗?如果是基于timer做的话我可以给你一个寄存器设置的示例,另外你有没有激活其他的CB设置?       是基於timer做的, 其他的CB设置指的? 原則上我們啟動CB的流程如下.       1.  enable 相對應的MC33774_BAL_CH_CFG0_OFFSET/ MC33774_BAL_CH_CFG1_OFFSET 1002h 1003h        2. enable CB - time 設定 0x2000 = 86000秒           a. 寫入 MC33774_BAL_GLOB_TO_TMR_OFFSET           b. 相對應的 MC33774_BAL_TMR_CH0_OFFSET           c.  MC33774_BAL_GLOB_CFG_OFFSET 寫入 0x1 | 0x2       3. diasble  CB           time 設定 0 寫入 相對應的 MC33774_BAL_TMR_CH0_OFFSET           邏輯上 是否正確?       3:当CB测试失败以后MC33774处于什么工作模式?          1. 維持 每100ms 讀取電池電壓 - application mode - enable auto pause          2. 以CMU1 為例 第二個跟第四個電池 無預警停止CBㄝ但是其他 1,3,5還繼續CB Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A 1:我还是要先看原理图 2:您的CB 测试是基于timer做的吗?如果是基于timer做的话我可以给你一个寄存器设置的示例,另外你有没有激活其他的CB设置? 3:当CB测试失败以后MC33774处于什么工作模式? Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A Hi,     實際上是每片板子都會發生在已組裝好的電池模組, 上面的現象是我寫一個測試程式測試出來的結果, 電路圖提供需要內部申請,  我們的設計是接5個電池,       CB 的步驟 CMU1對每個cell 執行下面的程式  , CMU2 第一個cell  , 只執行一次 if (enable) {     cbtimer = 0x2000;        status |= Bcc_774a_COM_WriteRegisters(drvConfig, devaddr, MC33774_BAL_GLOB_TO_TMR_OFFSET, &cbtimer, PHY_665A_ONE_REGISTER);        status |= Bcc_774a_COM_WriteRegisters(drvConfig, devaddr, MC33774_BAL_TMR_CH0_OFFSET + cellIndex, &cbtimer, PHY_665A_ONE_REGISTER);     cbxCfgVal = MC33774_BAL_GLOB_CFG_BALEN_ENABLED_ENUM_VAL | MC33774_BAL_GLOB_CFG_TMRBALEN_U16(MC33774_BAL_GLOB_CFG_TMRBALEN_STOP_ENUM_VAL)  | MC33774_BAL_GLOB_CFG_CHUV0BALEN_MASK;         status |= Bcc_774a_COM_WriteRegisters(drvConfig, devaddr, MC33774_BAL_GLOB_CFG_OFFSET, &cbxCfgVal, PHY_665A_ONE_REGISTER);     }else {     cbtimer = 0;     status |= Bcc_774a_COM_WriteRegisters(drvConfig, devaddr, MC33774_BAL_TMR_CH0_OFFSET + cellIndex, &cbtimer, PHY_665A_ONE_REGISTER);     }     其中 每100ms 會讀取 cell電壓, 附件為Freemaster log 1. 時間 2. CMU1 BAL_SWITCH_STAT0 3. CMU2 BAL_SWITCH_STAT0 4. CMU1 BAL_SWITCH_FLT_STAT0 5. CMU2 BAL_SWITCH_FLT_STAT0 6. CMU1 Fault status 7. CMU2 Fault status 8. CMU1  BAL_STAT0 9. CMU2  BAL_STAT0 以上,在實際電池上做CB的測試, 基本上也是前四個小時都正常, 四個小時後就會發生上述有的通道無預警的停止CB.  有勞幫忙確認一下問題. 感謝. Mark Re: Cell Balancing Stops Unexpectedly After ~4 Hours on MC33774A Hi 能否提供您的电路原理图 能否提供您的CB funciton的完整的配置,您是选择的哪种CB 功能,另外cells的电压有没有实时的监控?有没有数据? 您一共发现了多少块板子有这个现象,失效率多少?
View full article
如何找到可靠的中国屋顶材料制造商 在将传统优雅与现代耐用性融为一体的屋面解决方案方面, 中式屋面材料脱颖而出 。在川亚大厦,我们专注于提供各种装饰瓷砖,这些瓷砖既能捕获中国古典建筑的精髓,又能发挥当代材料的优点 。 美学魅力 我们的装饰瓷砖可为任何结构增添精致感。无论是寺庙、凉亭还是住宅建筑,这些瓷砖都能增强项目的视觉吸引力。复杂的设计和鲜艳的色彩可确保您的建筑脱颖而出,反映出中国建筑丰富的文化遗产。 耐用性和性能 我们的装饰瓷砖由 PP 树脂、PVC 树脂和沥青碎石等优质材料制成,可承受各种环境条件。这些材料具有出色的耐候性,可确保您的屋顶解决方案长期保持其完整性和外观。无论暴露在强烈的阳光、暴雨或其他恶劣条件下,我们的瓷砖都能经久耐用。 应用多样性 我们的装饰瓷砖用途广泛,可用于各种场合。它们适用于墙壁、庭院、欧式建筑,甚至室内墙壁装饰。这种多功能性使您可以将中国传统美学融入项目的不同方面,创造出和谐统一的设计。 定制选项 我们了解每个项目都有独特的要求,因此我们提供定制选项,以满足您的特定需求。从颜色选择到设计图案,我们的团队都会与您密切合作,确保装饰瓷砖符合您的愿景和建筑的整体主题。 可持续发展承诺 在川雅建筑,我们致力于可持续发展。我们的装饰瓷砖采用环保工艺和材料生产,最大限度地减少了项目对生态环境的影响。选择我们的产品,您可以在不影响质量和美观的前提下,为绿色建筑实践做出贡献。 如需更详细地了解中式屋顶材料,您可以点击此处查看这份综合指南: https://www.chuanyabuilding.com/news/industry-news/chinesestyle-roofing-materials-all-you-need-to-know.html 通信基础设施
View full article
S32K388 PIT MCR[FRZ] 完全冻结计数器运行 设置位 PITx MCR[FRZ] = 1 将使计数器在调试模式下完全停止运行(例如,也可在运行时停止,但不能在断点处停止)。 我曾尝试通过代码以及使用 S32DS 中的外设寄存器视图设置 PIT MCR[FRZ] 位,但没有任何效果。 我正在使用 S32K388EVB-Q289 和板载 PEMicro 调试器接口。 根据我的理解,MCR[FRZ] = 1 应该在断点时停止计数器操作,而在 uC 运行时继续计数。 我错过了什么? Re: S32K388 PIT MCR[FRZ] freezes counter operation completely 我已经使用 S32K3 设备进行了测试,PIT FRZ=1 使用我们的无断点在调试会话中停止计数器。 我想到的是在断点前后冻结和解冻。 Re: S32K388 PIT MCR[FRZ] freezes counter operation completely 感谢您的回复。 为了澄清我的理解,"1b - 定时器在调试模式下停止" 是指定时器在整个调试会话期间被冻结,而不仅仅是在遇到断点时? 根据我使用其他微控制器(MPC5xxx 等)的经验,只有在遇到断点时,设置"Freeze 位" 才能停止定时器或外设。 只要微控制器在运行,定时器或外设也在运行。 我在 S32K388 上看到的行为有所不同。 设置"Freeze(冻结)位" 会停止整个调试会话的定时器,而不仅仅是在遇到断点时。 这似乎有点多余,因为我可以通过使能位启用/禁用定时器来达到同样的效果。 在调试会话中,这两个位都显示相同的行为。 这真的是人们期望的行为吗? Re: S32K388 PIT MCR[FRZ] freezes counter operation completely 感谢您联系我们的技术支持团队。 你的问题是一种预期行为。 如果启用了 FRZ,则当您停止调试会话并 RESET MCU 时,计数器将运行。 希望这些信息对您有所帮助。
View full article
在 TBB 模式下,PF5020 上的低压差线性稳压器出现问题 亲爱的恩智浦支持团队 我们目前正在使用 PF5020 电源管理单元 IC,并已将设备配置为 TBB 模式(购买前试用),以验证和微调我们的自定义加电配置。 我们遇到一个问题,即通过 I²C 成功写入并读回LDO1 RUN 电压寄存器,但LDO1OUT 引脚 电压 没有更新为编程值。寄存器中可以看到变化,但输出引脚上没有反映。 谢谢! Shivani e. Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 我已与应用工程师讨论了进入 TBB 模式时 UM11377 中 PWRON 与 GND 的连接问题。应用工程师证实,这是一个错误。请让 PWRON 保持浮空,移除 J34 跳线,以实现全面的 MCU 控制。请参见下文。 说明 如果 PWRON 连接到接地,则所有稳压器都不会输出。 从 TBB 脚本来看,TBB 脚本的最后一句是 : SET_DPIN:PF5020:TBBEN:low SET_DPIN:PF5020:PWRON:high 另外,你是否检查过其他监管机构?是否可以改变?您有客户的 TBB 脚本吗? 这句话不应该有任何意义,因为 J34 应该是打开的,以实现 MCU 的完全控制,不需要上拉。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的约瑟夫 根据UM11377 文档,在TBB 模式下,PWRON 引脚连接至 GND。 不过,您在之前的回复中提到,如果PWRON = GND,PMIC 将不会启用任何稳压器,而应将其拉高或通过 MCU 控制。 请说明在 TBB 模式下如何通过 MCU 控制 PWRON 引脚, 另外,如果 MCU 要处理 PWRON,请确认正确的连接和控制顺序。 感谢您的支持和澄清。 致以最诚挚的问候, Shivani e. Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 感谢您提供更多信息。我发现 PWRON 引脚连接有问题。如果全局 POWERON 引脚为低电平,PMIC 将不会启用任何稳压器输出。在您的布线中:PWRON = GND → 这将强制 PMIC 进入待机模式,与 I²C 写入无关。 修复方法: 将 PWRON 拉高(至 VIN 或 VDDIO)或通过 MCU 控制。建议使用 MCU 控制 PWRON 引脚。 每个稳压器还需要将 EN 引脚置高。如果 EN 引脚绑至 GND,即使设置了 RUN 位,稳压器也会保持关闭状态。请确保 EN4 被拉高。 硬件方面,是的,我们有 Kitpf502 xSKTEVM 编程板。与 KITPF502XSKTEVM 通信的推荐微控制器板是 FRDM-KL25Z,包含在套件中。请参阅随附的 UM11377。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 你好,约瑟夫、 感谢您的支持。以下是我方的详细情况和我们的观察结果。 1) 我们修改的寄存器(写入值) 0xC6 = 0x00 → 将低压差线性稳压器配置为可编程稳压器(不是负载开关)。 0x71 = 0x06 →2.8 V 的电压设置。 0x6F = 0x02 → 运行位设置为启用输出。 2) 问题范围 所有稳压器的输出引脚都没有反映配置的输出电压。 我们能够通过 I²C 正常写入和读回寄存器,但电压变化对任何稳压器输出都不起作用。 3) 板/模式接线 3) 板/模式接线 TBBEN 引脚上拉至 V1P5D。 VDDOTP =GND(TBB 模式)。 POWERON 引脚连接至接地。 4) 此外,我们还想知道是否有任何 编程套件或基于图形用户界面的工具PF5020 PMIC(MPF5020CMMACES)的配置和编程。如果有这样的工具,请详细说明其可用性、推荐的硬件接口和实施步骤。 Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 请分享您的示意图,包括电压等级和部件值。请回答应用工程师的问题。 说明 1.客户修改了哪个寄存器? 2.是否可以表现其他特征? 3.是否有客户的详细连接信息,并检查 PF5020 是否处于 TBB 模式。 请让客户更改 0x71 地址。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的约瑟夫 感谢您之前的答复和提供的指导。 我已经按照你的说明将LDO稳压器配置为 2.8 V 的输出电压,并设置了相应的上电顺序。但是,输出电压仍未反射到LDO输出引脚上。 您能否告知可能需要哪些额外的检查或配置来确保低压差线性稳压器(LDO)输出处于活动状态? 如果你能确认任何特定的依赖关系,例如 VSNVS、OTP_PWRON _MODE或TBB模式 设置,是否会影响低压差线性稳压器(LDO)的操作,我也将不胜感激。具有 2.8 输出的低压差线性稳压器(LDO)的完整配置。 感谢您一如既往的支持。 致以最诚挚的问候, Shivani e. Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 请看下面应用工程师的回答。请尝试建议的方法,看看是否有帮助。 说明 请客户检查并按照 UM11360 中的第 7.2 节再次检查。请确保客户会在上电后修改功能寄存器。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的约瑟夫 感谢您的回复,并将我的问题转给了申请团队。 感谢您的支持,我将等待他们的反馈。 Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 请看下面应用工程师的回答。请尝试建议的方法,看看是否有帮助。 说明 请客户检查并按照 UM11360 中的第 7.2 节再次检查。请确保客户会在上电后修改功能寄存器。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 我已经联系了一个申请团队,请他们就您的问题提供建议。一旦收到答复,我一定会给您回复。 感谢您的耐心等待。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的 jozefkozon 感谢您的反馈, 在稳压器模式下 ,我们为LDO1IN 引脚 提供5V 电压 (1.5 V-5.0 V)。V 可编程)。 我们希望将LDO1 输出配置为 2.8V。你能否分享在TBB模式下将低压差线性稳压器(LDO)输出设置为1.8V所需的 顺序或寄存器配置步骤 ? 如果您能就正确的配置程序提供指导,将非常有帮助。 顺祝商祺! Shivani e. Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 PF5020 LDO1 可在两种模式下工作: 稳压器模式(1.5 V-5.0 VV 可编程)。 负载切换模式(输出跟随输入)。 如果 OTP/TBB 配置目前将 LDO1 设置为负载开关,则写入 RUN 电压寄存器不会影响输出--它将始终通过输入电压(≈5 V)。如果输出电压始终略低于输入电压(在您的情况下为 5V),则 LDO1 处于负载开关模式。 请分享您的示意图,包括电压等级和部件值。 请确保 EN4 引脚被拉高。 推荐寄存器顺序(I²C) 将 LDO1 模式设为稳压器(禁用负载开关)。 向 LDO1 运行电压寄存器写入所需的电压(1.8 V)。 启用 LDO1: 设置 LDO1 控制寄存器中的 RUN 位。 通过 PGOOD4 确认 LDO1 处于激活状态。 致以最崇高的敬意 约瑟夫 ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的 jozefKozon 谢谢您的答复。 需要说明的是,我们提供给LDO1IN的输入电压为5 V,而我们希望LDO1 的输出电压为 1.8 V。 请与我们联系,告知我们,在我们的 TBB 模式设置中是否需要任何其他配置或寄存器设置来实现此输出。 顺祝商祺! Shivani e. Re: ISSUE in LDO regulator on PF5020 in TBB mode 亲爱的希瓦妮 请分享您的示意图,包括电压等级和部件值。 请确保 EN4 引脚被拉高。 所需的 LDO1 输出电压是多少?提供给 LDO1IN 的电压是多少? 致以最崇高的敬意 约瑟夫
View full article
Even if I specify a project in a folder, when I restart it, it says that the project does not exist. Hi. Create a new project in any folder. After creating source files, etc., close the project. When I start Presso and specify the project folder, it displays "No project selected" and all the source files are not displayed. I have repeated this process many times. Is it okay to use anything other than the default? Best regared. Re: Even if I specify a project in a folder, when I restart it, it says that the project does not ex Hello @tamotsu , Please refer to the screen recording attached. I conducted the following tests but failed to reproduce the issue you encountered. I am using MCUXPresso v25.6. 1.Create a new workspace. 2.Create a new project and add a source folder/source file to it. 3.Close MCUXpresso and reopen it. Everything works normally. You can also refer to the attached MCUXpresso user guide. Hope it helps. BR Celeste Re: Even if I specify a project in a folder, when I restart it, it says that the project does not ex Hello Celecte. This is the iMX7D M4. At first, I wanted to create a unique directory, so I specified it as "Original_Dir.pnp". In this case, when I restart MCUXpresso, I will get the error "No project select" after clicking IDE. Strangely enough, when I set it to the default, "Default_Dir.pnp", it displayed correctly. I don't know what the correct way to do it is actually. Best regards. Re: Even if I specify a project in a folder, when I restart it, it says that the project does not ex Hello @tamotsu , Thanks for your post.  Could you tell me which MCU you are using? Additionally, to better reproduce and resolve your issue, could you help provide some screenshots or screen recordings? BR Celeste
View full article
如何为 s32g-vnp-rdb3 创建 u-boot 启动映像? 你好 如果不使用 Yocto 版本,是否有工具可以生成 bootroM 可以识别的 u-boot 启动映像? 谢谢您! 起重机 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 你好 感谢您的回复。 所以不需要 import_ddr_drv 规则,对吧。 使用 S32DS 时,创建项目并单击 ConfigTools->DDR 后,没有弹出视频中所示的 DDR 配置。工具栏就像下面这样,没有 DDR 图标: 安装的代码包如下所示: 有文件说要安装 SW32_RTD_4.4_4.0.0_DS_updatesite_D2210.zip,但到处都找不到。我不确定是否真的需要。 谢谢您! 起重机 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 你好,@cranes、 我很高兴我之前的回答是有用的。要生成 DDR 文件,需要使用 S32 Design Studio 中的 DDR 工具,如需了解更多信息,请访问:https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/Getting-Started-DDR-Tool/ta-p/1130390。 根据您使用的 S32 Design Studio 版本不同,界面可能会有些变化,但一般步骤应该是相同的。 如果您有更多问题,请告诉我。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 感谢您的答复。这很有帮助。 现在,下一个问题来了。如何为自定义主板生成 DDR 二进制文件? 查看电路板支持包用户手册中的第 11.1 节时,提到了两个操作: 1. 使用 DDR 工具 2. 使用 make,调用 import_ddr_drv 目标。 它们是独立的生成方式,还是两者需要结合? 使用 import_ddr_drv 规则时,似乎需要一些文件。它们是如何产生的? 谢谢您! 起重机 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 你好,@cranes、 谢谢您的帮助。关于你的问题,是的,你可以手动构建 U-启动 二进制文件并将其闪存到 QSPI 或 SD 卡中。你可以查看电路板支持包手册,视版本而定,章节可能有所不同,例如,在 BSP44 中,你可以查看 3.2.2 设置和构建 U-Boot 启动加载程序 和 3.2.4 构建 Arm 可信固件。这样你就可以构建 ATF+启动 二进制文件了。 如果您有更多问题,请告诉我。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 我找到了第二个问题的答案。是的,定制板的处理方式与评估板不同。定制板使用源代码,而评估板使用二进制文件。 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 感谢您的回复。 我确实找到了 M core 的示例项目。我认为 A 核心的 DDR 配置是一样的。下面的另一个帖子提出了新问题: https://community.nxp.com/t5/S32G/How-to-find-an-example-project-for-S32G399A-DDR-configuration/m-p/2252701/emcs_t/S2h8ZW1haWx8bWVudGlvbl9zdWJzY3JpcHRpb258TUlPMEFQSkNFOVhYRDF8MjI1MjcwMXxBVF9NRU5USU9OU3xoSw#M15599 谢谢您! 起重机 Re: How to create an u-boot image for s32g-vnp-rdb3? 你好,@cranes、 很抱歉这么晚才回复,这几天我不在办公室。 需要说明的是,您可以使用 S32DS 中的任何示例作为引脚配置的基础,您可以使用以下选项打开这些示例: 然后在外设视图(右上角的 USB 小图标)中添加所需的MCAL(自动搜索驱动程序)和驱动程序(恩智浦的 SW 栈): 然后,您可以使用顶部中心的 "更新代码 "按钮更新配置,但这与在DDR视图中生成的 DDR 代码不同。 如果您今后有更多问题或困难,请创建一个新的帖子,我们会帮助您。 谢谢!
View full article
i.MX95 启动提示 本文描述了 i.MX95 板调试过程中的一些启动技巧,包括硬件和软件方面。
View full article
Stepper motor control based on KE02 1 Abstract Stepper motor can be controlled by the electrical pulse signal with the open loop system, it use the electrical pulse signal realize the angular movement or linear movement.  The speed and position of the stepper motor is determined by the pulse frequent and the pulse number. Stepper motor can be used in the low speed area application, with higher work efficiency and low noise. KE02 is the 5V kinetis E series MCU, it is based on ARM Cortex M0+ core, KE series are designed to maintain high robustness for complex electrical noise environment and high reliability application. For these advantages, KE02 is fit the Stepper motor control application. This document is mainly about how use the KE02 realize the Stepper motor speed, step and direction control. It can use the UART in the PC to control the Stepper motor speed. The following picture is the control diagram.                                                                              Fig.1 2. Motor control parameter calculation      Just as Fig.1 shows, KE02 should control the EN, DIR, PWM signal to the motor driver, then realize the stepper motor control. EN is the motor driver enable signal, 0 is enable, 1 is disable; DIR is the stepper motor direction control, 0, clockwise, 1 anticlockwise; PWM is the pulse signal to control the step and speed for the stepper motor.       Stepper motor is 1.8’, it means a round have 360’/1.8’= 200 steps. But because the Motor driver have the divider, it is 32, so one stepper motor round should have 200*32 = 6400 steps.       KE02 system, it use the external 10Mhz crystal, and configure both core and bus frequent to 20Mhz,  it use FTM0 module as the motor pulse generate module, bus clock with 32 prescale used as the FTM0 clock source, choose up counter. If need to change the motor speed and control step, just control the FTM PWM frequent and PWM counter. For Stepper motor, one FTM period means one motor step. From the reference manual of KE02, we get that, the FTM period in up counting mode is: (MOD-CNTIN+1)*period of the FTM counter clock, if want to change the frequent of motor, just calculate the MOD of FTM is ok, then count the number of the FTM cycle, now assume CNTIN =0, then: Tftm= (32/20Mhz)*(MOD+1) From the Stepper Motor and it’s driver, we get that one step time is : Tmstep= 60/(V*6400) V is the speed of Motor, the unit is round/minute. Because Tftm=Tmstep, then we know: MOD= (60/(V*6400))*(20Mhz/32)-1                     (F1) In this document, we calculate the speed of 150 round/minute, 110 round/minute, 80 round/minute, 50 round/minute and 0.1 round/minute, according to (F1), we can get the MOD for each speed as the following: 150 round/minute   MOD=38 110 round/minute   MOD=52 80 round/minute     MOD=72 50 round/minute     MOD=116 0.1 round/minute    MOD=58592 If each speed need to do 10 Stepper motor round, then just control the speed counter number to: 10*6400=64000. 3. MCU pin assignment PTF0 : DIR PTF1 : EN PTA0 : PWM PTC6 : UART1_RX PTC7 : UART1_TX 4. code writing (1)FTM initial code void STEEPMOTOR_PWM_Init(uint16 MODdata) {                    SIM_SCGC |= SIM_SCGC_FTM0_MASK;                 FTM0_SC = 0;                 FTM0_C0SC = 0 ;                 FTM0_C0SC = FTM_CnSC_MSB_MASK |FTM_CnSC_ELSA_MASK ;                 FTM0_C0V = 0;                 FTM0_C0V = MODdata>>1;                 FTM0_MOD=MODdata;                 FTM0_SC |=FTM_SC_CLKS(1) | FTM_SC_PS(5) | FTM_SC_TOIE_MASK                 enable_irq(17); //enable interrupt } MODdata can choose the different Stepper motor speed, eg, 150 round/minute, MODdata is 38. (2) interrupt service function void FTM0_IRQHandler(void) {                                 FTM0_SC  &= ~FTM_SC_TOF_MASK;//clear the TOF flag. roundcount++;                 if(roundcount >= 64000) {FTM0_C0SC = 0x00; FTM0_SC &= ~(FTM_SC_TOIE_MASK);} } It can used for the step counter, and when reach the 10round, then stop the motor( stop the FTM output). (3)Speed choose with UART input void Motor_Speed_GPIO_CTRL_30round(void) {                 char motormode=0;                 uint32 COMPDATA=0;                                 printf("\n 1 for 150 round/minute\n\r");                 printf("\n 2 for 110 round/minute\n\r");                 printf("\n 3 for 80 round/minute\n\r");                    printf("\n 4 for 50 round/minute\n\r");                    printf("\n 5 for 0.1 round/minute\n\r");                 motormode = UART_getchar(PC_TERM_PORT);                                     switch(motormode)                                 {                                    case '1':                                                       STEEPMOTOR_PWM_Init(38);//150 round/minute                                                         break;                                   case '2':                                                       STEEPMOTOR_PWM_Init(52);//110 round/minute                                                         break;                                   case '3':                                                                       STEEPMOTOR_PWM_Init(72);//80 round/minute                                                          break;                                   case '4':                                                                       STEEPMOTOR_PWM_Init(116);//50 round/minute                                                         break;                                   case '5':                                                                       STEEPMOTOR_PWM_Init(58592);//0.1 round/minute                                                         break;                                                                                default: break;                                 }                                 while( roundcount < 64000 ) {} //10 round                                 Disable_PWM;                                 printf("\n %c 10round PWM is finished ", motormode);                                 roundcount=0; } 5 DEMO About the test code, please find it from the attachment. Kinetis E Series MCUs
View full article
Open-CMSIS-Packs: EmSA Example GOAL Learn how to import CMSIS packs into existing projects. In this particular project, CMSIS packs from EmSA will be used alongside the lpcxpresso55s16_mcan_interrupt_transfer example obtained from the LPCXpresso55s16 SDK. ENVIRONMENT This guide requires MCUXpresso IDE v11.9.1 or latest. PROCEDURE 1. Import the lpcxpresso55s16_mcan_interrupt_transfer example into the workspace. In this example, SDK drivers, startup and board interface files are readily available. CAN pins are already routed and enabled.     2. Launch Config Tools to configure the clock for the CAN peripheral 3. Configure the clock for the CAN peripheral. I. Set up the main clock so that it is generated from crystal or oscillator, and it is evenly dividable by 40 MHz.   II. Change the PLL configuration an even multiple of 40 MHz   III. Set the CAN divider to get a 40 MHz clock. 4. Update the code.   5. Add Open-CMSIS Packs to the project.   6. Project set-up I. Add the watchdog driver.   II. Exclude the fsl_mcan.c module from the build. A dedicated version is included in the EmSA packs. III. Add the main.c module from CMSIS template   IV. Exclude or remove the original main source code mcan_interrupt_transfer.c file. 7. Save and build the project.     Open-CMSIS-Packs
View full article
RDDSCSHSSR: Sensorless High-Speed SR Motor Drive for Vacuum Cleaners Reference Design using an MC56F8013 Overview Features Block Diagram Design Resources Overview The Sensorless High-Speed SR Motor Control Reference Design based on the NXP® low-cost MC56F8013 digital signal controller (DSC) deals with a 2-phase switch reluctance (SR) motor sensorless drive for vacuum cleaners and other air movement applications. The application is a speed-open loop SR drive without any position or speed sensor needs Uses a sensorless control method based on current peak detection and a patented start-up algorithm (Patent No. US6448736 B1) The control technique allows the SR motor more than 100 000 RPM The application is primarily for vacuum cleaners, although it can be used for any application with a high-speed drive (50 000 RPM) Features High-speed 2-phase SR motor sensorless control based on a current peak detection Designed for vacuum cleaner applications Capable of running SR motors at more than 100.000 RPM (tested with SR motor designed for 60 000 RPM) Single direction rotation enabled by asymmetric of 2-phase SR motor Speed open loop Start-up from any position using alignment and patented algorithm (Patent No. US6448736 B1) Start-up time and maximum speed depends on SR motor parameters Manual interface and FreeMASTER control page for monitoring, control and tuning Block Diagram Design Resources Legacy Designs
View full article
KW35_36 蓝牙 LE 功率配置文件计算器工具 本文档提供了与 Kinetis 设置相关的蓝牙低功耗计算。 功率分布计算器用于提供您的应用程序的功耗。它是电压和温度实际测量值的混合。该过程未被考虑,因此可能会产生一些变化。 免责声明:此 Excel 工作簿作为 NXP 客户的估算工具提供,并基于对一组随机选择的部件进行的功率分布测量。特定部件可能会与该工具上使用的标称测量值存在偏差。 本文档是 NXP 网页上提供的AN12180 功耗分析 - FRDM-KW36中所有信息的摘要。 可以填写几个参数: 降压或旁路模式 (DCDC) 电源电压(2.4V至3.6V) 温度(-40°C 至 +105°C) 处理器配置(20MHz、32MHz 或 48MHz) 2 种不同的深度睡眠模式(LLS3 或 VLLS2) 不同的 Tx 输出功率(0dBm、+3.5dBm 或 +5dBm) 可以设置广告间隔、连接间隔、扫描间隔和活动扫描窗口持续时间 修复广告和连接 Tx/Rx 有效载荷中的蓝牙数据包大小。 一个可选信息是提供有关典型电池寿命的概念。 千瓦 KW35 | 36
View full article
外出先でイーサネットを利用 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> イーサネットは、ADASやインフォテインメントシステムなどの高帯域幅アプリケーション向けの主要なテクノロジーになりつつあります。このプレゼンテーションでは、車両における車載イーサネットの主なユースケースについて説明し、AVBやTSNなどのトレンドと今後の新しい規格を確認し、最後にNXPから入手できるソリューションについて説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> イーサネットは、ADASやインフォテインメントシステムなどの高帯域幅アプリケーション向けの主要なテクノロジーになりつつあります。このプレゼンテーションでは、車両における車載イーサネットの主なユースケースについて説明し、AVBやTSNなどのトレンドと今後の新しい規格を確認し、最後にNXPから入手できるソリューションについて説明します。
View full article
SMI-N1949 Kinetis Vシリーズ電力変換ライブラリを使用したデジタル電源の簡易化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、最新のKinetis Vマイクロコントローラ、ソフトウェア・ライブラリ、ハードウェア・プラットフォームを使用して、アナログ制御からデジタル制御への飛躍を実現し、長期的な効率と性能の向上を実現する方法をご紹介します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、最新のKinetis Vマイクロコントローラ、ソフトウェア・ライブラリ、ハードウェア・プラットフォームを使用して、アナログ制御からデジタル制御への飛躍を実現し、長期的な効率と性能の向上を実現する方法をご紹介します。 スマートマシナリー&インダストリアルオートメーション
View full article
例 MPC5777C-1b+2b_FLASH_ECC_error_injection GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * 例の目的は、マルチビットまたはシングルビットの生成方法を示すことです *内部フラッシュのECCエラー(ユーザーは、最後のオプションで選択する必要があります *主な機能)。 * フラッシュのオーバープログラミングは、修正不可能な (またはシングルビット) を生成するために使用されます * FLASHのECCエラー。その後、不正なデータにアクセスするため、IVOR1 例外 (または ※ERM複合割り込みサービスルーチン)を生成してハンドリングします。 * Example は、EIM および ERM モジュール用の便利なマクロも提供します。 ※この例では、ターミナルウィンドウ(USBtoUARTブリッジJ21)に通知を表示します *(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし)。 ※他の外部接続は不要です。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし * EVB接続:eSCI_AはUSBtoUARTブリッジ(コネクタJ21) * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * 例の目的は、マルチビットまたはシングルビットの生成方法を示すことです *内部フラッシュのECCエラー(ユーザーは、最後のオプションで選択する必要があります *主な機能)。 * フラッシュのオーバープログラミングは、修正不可能な (またはシングルビット) を生成するために使用されます * FLASHのECCエラー。その後、不正なデータにアクセスするため、IVOR1 例外 (または ※ERM複合割り込みサービスルーチン)を生成してハンドリングします。 * Example は、EIM および ERM モジュール用の便利なマクロも提供します。 ※この例では、ターミナルウィンドウ(USBtoUARTブリッジJ21)に通知を表示します *(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし)。 ※他の外部接続は不要です。 * * ------------------------------------------------------------------------------ ※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし * EVB接続:eSCI_AはUSBtoUARTブリッジ(コネクタJ21) * ******************************************************************************** 全般
View full article
飞思卡尔通用内容 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 飞思卡尔公司概况 模拟和传感器概述 汽车 MCU AMPG 概述 数字网络概述 i.MX 6系列产品概述 飞思卡尔汽车简介 传感器产品组合介绍 未来互联网 - 解决方案和安全 Kinetis MCU 产品组合概述 安全嵌入式处理概述 单芯片系统模块
View full article
FRDM Trainings and resources Keep Learning with FRDM – Explore Training & Resources to Power Your Development This section provides a helpful overview of the available resources designed to support your journey with FRDM Development Boards. Whether you're just getting started or looking to expand your knowledge, you'll find tools, guides, hands-on training, and more.  Explore FRDM Development Boards  Platform Overview  Visit nxp.com/FRDM to explore the scalability of FRDM boards and compare supported MCUs and MPUs.  New to FRDM? Start with:  Getting Started with the FRDM Development Platform: A Complete Beginner’s Guide.  Board Categories   General Purpose Microcontrollers  FRDM-MCXC041  FRDM-MCXC242  FRDM-MCXC444  FRDM-MCXA153  FRDM-MCXA156  FRDM-MCXA346  FRDM-MCXE247  FRDM-MCXN236  FRDM-MCXN947  Wireless Microcontrollers  FRDM-MCXW71  FRDM-MCXW23 FRDM-RW612  i.MX Application Processors  FRDM-IMX91  FRDM-IMX93  FRDM-IMX8MPLUS    For board positioning and comparison, refer to:  Design without bounds with FRDM  and nxp.com/FRDM  FRDM Video Resources  Enhance your learning experience with a curated selection of FRDM video content, including:  🎬 Live Demos – See FRDM boards in action with ready-to-use, open-source examples.  📘 Board Introductions – Get familiar with the features and capabilities of various FRDM Development Boards.  🎓 Educational Videos – Access tutorials and walkthroughs to support your development journey.  These videos offer practical insights and visual guidance to help you get the most out of your FRDM tools.    FRDM Blog Resources  Dive into a rich collection of blog articles that explore:  ✅ Real-world use cases featuring FRDM boards  🛠️ Tool support and integration tips  💬 Developer experiences and insights  📱 Application examples and technical guidance  These blogs offer valuable perspectives and practical knowledge to help you make the most of your FRDM development journey.   Highlighted Content:  Boost Performance: 5 Reasons to Migrate to 32-Bits MCUs with MCX C  From Frustration to Flow: How GUI Guider Transformed Embedded Interface Development    FRDM Hubs   Each "Hub" file is a gateway to deeper content for your specific product, including board overview, expansion boards and accessories, hands-on guidance and technical insights.  FRDM Product-Specific  FRDM-IMX91   FRDM-RW61   FRDM-IMX93   FRDM-IMX8MPLUS   FRDM-MCXN  FRDM-MCXW   Software, Tools Related Trainings & Communities   Category  Tool / Resource  MCU Training Hub  MCUXpresso Training Hub. Central location for tool trainings, hands-on labs, software tutorials, and developer resources for both microcontrollers and processors IDE Trainings  MCUXpresso IDE.  MCUXpresso IDE for integrated development, debugging, and optimization MCUXpresso for Visual Studio Code  MCUXpresso for VS Code for a modern, extensible development experience using Visual Studio Code   Software Packs & Libraries  MCUXpresso SDK  includes drivers, middleware, RTOS support, and examples. Open CMSIS Packs provide reusable software components and device support packages. Configuration Tools  MCUXpresso Config Tools simplify pin muxing, clock configuration, peripherals, memory settings, and security configuration, helping accelerate board bring-up and custom hardware developmen Provisioning  MCUXpresso Secure Tool Provisioning enables secure boot setup, key generation, device provisioning, and deployment of secured applications Debug Tools  FreeMaster . provides real-time monitoring, control, tuning, data logging, and visualization for embedded applications Open Source Application Code  Application Code Hub. Dashboard to easily find software examples, code snippets, application software packs and demos developed byPartners and our in-house experts.  Explore demo videos based on FRDM. GoPoint is an intuitive interface that provides developers with easy access to application-specific demos for i.MX processors .  Learn about GoPoint in a 2 min video:  Power Up FRDM with GoPoint Demos: AI, Vision, Graphics and More Machine Learning Environment  eIQ.  Machine Learning Software Environment enables deployment of machine learning workloads on EdgeVerse MCUs and MPUs and integrates with MCUXpresso SDK and Yocto environments. Zephyr RTOS Develop with Zephyr RTOS on supported FRDM boards, including MCX and i.MX platforms. Access board support, samples, documentation, and open-source workflows for scalable embedded development.      Explore Software code examples, Application notes and code snippets by most popular use case: ML / AI Motor Control Security Wireless Connectivity Sensing Graphics Explore all demos supported by FRDM Development Platform here. Use filters in the left side of the dashboard to filter by board, use case and more. Operating System Support  Zephyr OS  Run Zephyr on A55 with FRDM-IMX93 and FRDM-IMX91 Zephyr OS for MCX FRDM Development boards   Hardware Accessories   FRDM Board Enclosures  MCX Microcontrollers FRDM Boards Enclosures (3D Print)    #FRDM-Training #Hands-On Training FRDM Training and Resources This article provide a guide of available resources for FRDM Development boards to help you to find and use available resources (Boards, Guides, Hands-On Trainings and more) FRDM-IMX8 FRDM-IMX8MP FRDM-IMX9 FRDM-IMX91 FRDM-IMX93 FRDM-MCXA FRDM-MCXC FRDM-MCXE FRDM-MCXE24 FRDM-MCXE31 FRDM-MCXL FRDM-MCXN FRDM-MCXW23 FRDM-RW612 FRDM-Training Hands-On Training i.MX Application Processors MCU MCX W23 Wireless
View full article
i.MX25 PDK 板闪存 SPI NOR <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您可以按照以下步骤从 SPI NOR Flash 启动:      1——下载 ATK 版本 1.7。ATK 1.7 版本可以在这里下载。 2 - 将文件 iMX_AdvancedToolKit_R170.zip 解压缩到“C:\Program Files\freescale\AdvancedToolKit-STD\image\”。      3 - 打开文件“C:\Program Files\freescale\AdvancedToolKit-STD\config\ADSToolkit.cfg”并添加以下行: [MX25_TO11] MMC/SD::image\mx25_mmc.bin:0x(未知) NAND::image\mx25_nand.bin:0x(未知) SPI::image\mx25_spi.bin:0x(未知) [MX31] 4 - 在 MX25PDK 上设置 SPI 启动配置:   SW22:无影响 SW21[1-8]: 11110010 BT_MEM_CTL[0:1] = 11(扩展) BT_MEM_TYPE[0:1] = 11(通过 SPI 的串行 ROM) BT_PAGE_SIZE[0:1] = 无影响 BT_BUS_WIDTH[0:1] = 10(3 地址 SPI(24 位)注:BT_BUS_WIDTH[0]=1,BT_BUS_WIDTH[1]=0 在调试板上,红色开关: (SW5-SW10)= 000011(0=关闭) 个性板上的启动配置开关(SW21,SW22)没有影响。 5 - 连接主机 PC 和 PDK 之间的 USB 或串行电缆并执行 ATK 6 - 在 MX25PDK 上选择 USB/UART 串行启动并打开电路板电源 7-配置ATK如下: 设备 = i.MX25_TO1.1 设备内存初始=DDR2 通信通道:COMn(选择您PC上的COM端口) 或 通讯通道:USB 如果您选择 COM(串行 UART 连接),则必须断开 i.MX25 PDK 上 OTG 连接器上的 USB 电缆。 8-配置ATK“Flash工具”如下: 勾选“程序” 勾选“阅读回执” 闪存型号 = SPI 地址 = 0x0 图像 = mx25_3stack_redboot_TO1_1.bin(与 NAND 启动相同的文件)。 同样适用于 U-boot。 注意:SPI NOR Boot 需要内部启动模式。调试卡上的所有红色开关必须关闭 (SW5-SW10)= 000000(0=关闭)。 注意:如果从 SPI NOR 启动,Redboot 需要大约 2 秒钟才能在控制台上显示消息。 i.MX2x 回复:i.MX25 PDK 板闪存 SPI NOR <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 谢谢 Fabio! 这里的问题是 SD 卡启动在这个板上不起作用,我们正在调试以了解原因。 回复:i.MX25 PDK 板闪存 SPI NOR <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 我发现该图像仅支持 CP(连续编程)模式,但是我的 spi flash 不支持它。并且源代码中有很多错误
View full article
Zephyr のモジュール、サブシステム、および機能のリソース これらのリソースに関するご質問や問題がございましたら、新しい質問をお寄せください。そちらで NXP サポートチームが対応いたします。 ブートローダー Zephyrには、オープンソースの MCUboot ブートローダがモジュールとして含まれており、Zephyrアプリケーションのブートローダとして簡単に使用できます。 NXP i.MX RTシリーズでのMCUbootとZephyr MCUboot と Sysbuild を使用したサンプルのビルド VS Code の MCUboot を搭載した Zephyr アプリ ゼファーMCUBoot + TF-M プロセッサ間通信(IPC)とマルチコア Zephyrには IPC サブシステムが含まれています。Zephyrは、RPMsgプロトコルを使用してコア間の通信を行うためのオープンソースの OpenAMP フレームワークも統合しています。 Zephyr OpenAMP マルチコア サンプル RT1170 デュアルコア イメージの構築 マルチコア性能 パワーマネジメント(PM) Zephyrには、多くのNXP SOCでサポートされている 電源管理 サブシステムが含まれています。 ウェビナー: Zephyr OSの機能とモジュールによる開発の加速 NXP SmartWatchのデモとウェビナー:i.MX RT500の消費電力を最小化 PSAとトラステッドファームウェア(TF-M) FRDM-RW612でのTF-M PSA暗号の例 ゼファーMCUBoot + TF-M スタートアップ コードとプロセス 移植性のために、Zephyrはアプリケーションに含まれていないスタートアップコードを管理します。SOC、メモリ、デバイスドライバー、および一部のサブシステムは main () の前に初期化されます。 ウェビナー: Zephyr OSとNXPでアプリケーションの移植性が簡単に カスタムスタートアップコードを追加する Zephyr Knowledge Hub に戻る
View full article