1111885_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1111885_zh-CN

1111885_zh-CN

KW35_36 蓝牙 LE 功率配置文件计算器工具

本文档提供了与 Kinetis 设置相关的蓝牙低功耗计算


功率分布计算器用于提供您的应用程序的功耗。它是电压和温度实际测量值的混合。该过程未被考虑,因此可能会产生一些变化。


免责声明:此 Excel 工作簿作为 NXP 客户的估算工具提供,并基于对一组随机选择的部件进行的功率分布测量。特定部件可能会与该工具上使用的标称测量值存在偏差。


本文档是 NXP 网页上提供的AN12180 功耗分析 - FRDM-KW36中所有信息的摘要。


可以填写几个参数:

  • 降压或旁路模式 (DCDC)
  • 电源电压(2.4V至3.6V)
  • 温度(-40°C 至 +105°C)
  • 处理器配置(20MHz、32MHz 或 48MHz)
  • 2 种不同的深度睡眠模式(LLS3 或 VLLS2)
  • 不同的 Tx 输出功率(0dBm、+3.5dBm 或 +5dBm)
  • 可以设置广告间隔、连接间隔、扫描间隔和活动扫描窗口持续时间
  • 修复广告和连接 Tx/Rx 有效载荷中的蓝牙数据包大小。

一个可选信息是提供有关典型电池寿命的概念。

千瓦KW35 | 36
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:38 AM
更新者: