BL2のバージョン管理 NXPコミュニティの皆様、こんにちは。 私はYocto BSP 43を使用しており、ブートローダーからBL2のカスタム ユーザー定義バージョン入力を読み取る必要があります。 アイデアとしては、このバージョン情報をSRAM内の定義済みのオフセットに保存し、後でその固定アドレスを使用してアクセスできるようにすることです。 これを実現するために、次のことを試みました。 バージョン情報用の新しいセクションをbl2.ldに追加しました。 bl2main.cで変数を定義しましたそしてそのセクションにリンクしました。 ただし、変数はbl2.mapファイルには表示されません。 更新されたファイル[bl2_main.c、bl2.ld.S] とスクリーンショット [bl2_main_chang.png 、bl2.ld.change.png]それぞれ、変更が行われた場所を正確に示します。 質問: このバージョン変数を固定 SRAM オフセットに適切に配置して、ブートローダーからアクセスできるようにするにはどうすればよいでしょうか? Re: BL2 versioning こんにちは@ashwini2024さん、
プライベート チケットで公開した回答を確認してください。送信したマップ ファイルに変数とセクションが存在することがわかりますが、提案された名前と同じ名前は使用していませんので、必要に応じてパッチを変更してください。
ありがとうございます。 Re: BL2 versioning こんにちは 情報ありがとうございます。 私はあなたの手順に従いました。 サポートチケットを開き、マップファイルを添付しました。ご覧ください。 https://support.nxp.com/s/case/500Tg00000OR5ijIAD/bl-versioning?language=en_US Re: BL2 versioning こんにちは@ashwini2024さん、
ATF で試してみたところ、volatile が使用されていても変数が最適化されるようです。回避策として、コード内で変数を使用してメモリ内にスペースを確保する必要がありました。さらに、セクションが固定アドレスにあるようにリンカー記述子も変更しました。これが私のパッチです:
diff --git a/bl2/bl2.ld.S b/bl2/bl2.ld.S
index db83a0c50..1784a6ac4 100644
--- a/bl2/bl2.ld.S
+++ b/bl2/bl2.ld.S
@@ -12,7 +12,8 @@ OUTPUT_ARCH(PLATFORM_LINKER_ARCH)
ENTRY(bl2_entrypoint)
MEMORY {
- RAM (rwx): ORIGIN = BL2_BASE, LENGTH = BL2_LIMIT - BL2_BASE
+ RAM (rwx): ORIGIN = BL2_BASE, LENGTH = BL2_LIMIT - BL2_BASE - 0x200
+ MY_RAM (rwx): ORIGIN = BL2_BASE + BL2_LIMIT - BL2_BASE - 0x200 + 1, LENGTH = 0x00000200
}
SECTIONS {
@@ -86,6 +87,15 @@ SECTIONS {
__RO_END__ = .;
} >RAM
+
+ /* Custom RAM section for user-defined variables */
+ .my_section : ALIGN(8) {
+ __MY_SECTION_START__ = .;
+ KEEP(*(.my_seccion))
+ __MY_SECTION_RAM_END__ = .;
+ } >MY_RAM
+
+
#endif /* SEPARATE_CODE_AND_RODATA */
__RW_START__ = .;
diff --git a/bl2/bl2_main.c b/bl2/bl2_main.c
index 923a554fb..4d4b1c758 100644
--- a/bl2/bl2_main.c
+++ b/bl2/bl2_main.c
@@ -84,6 +84,13 @@ void bl2_setup(u_register_t arg0, u_register_t arg1, u_register_t arg2,
* next BL. The memory occupied by BL2 will be reclaimed by BL3x stages. BL2
* runs entirely in S-EL1.
******************************************************************************/
+#define DATE_LENGTH 11 // date + NULL terminator
+#define DATE_SIZE DATE_LENGTH + 1// DATE_LENGTH + 1 to add a dummy byte
+#define DATE_LAST_INDEX DATE_SIZE - 1
+
+__attribute__((section(".my_seccion"))) char bl2_ver[DATE_SIZE] = "2025-08-21";
+
+
void bl2_main(void)
{
entry_point_info_t *next_bl_ep_info;
@@ -95,6 +102,11 @@ void bl2_main(void)
NOTICE("BL2: %s\n", version_string);
NOTICE("BL2: %s\n", build_message);
+ /* ensure bl2_ver is not optimized */
+ /* just modify the dummy byte */
+ bl2_ver[DATE_LAST_INDEX] = 0xAA;
+
+
/* Perform remaining generic architectural setup in S-EL1 */
bl2_arch_setup();
本質的に私がやったことは次のとおりです:
- RAM セクションから 0x200 バイトを削除し、長さ 0x200 の MY_RAM セクションを作成しました。
- 地域を追加しました
- 「my_section」にbl2_ver変数を作成しました
- 変数が最適化されないように、bl2_main にダミーの使用を追加しました
これで、マップ ファイル内の変数を確認できるようになりました。bl2_main.c の変更は任意のファイルに追加できるはずです。
それがあなたにとってうまくいくかどうか教えてください。 Re: BL2 versioning こんにちは 情報ありがとうございます。 ご提供いただいた情報を確認しましたが、私の意図は、特定のアドレス位置を変数に静的に割り当てて、FUTUREのビルドでもアドレスが変更されないSOにすることです。したがって、特定のアドレスを使用してカスタム セクションを作成し、その変数をカスタム セクションにリダイレクトしたいと考えています。私の懸念を理解していただければ幸いです。 前もって感謝します。 Re: BL2 versioning こんにちは@ashwini2024さん、
再度ご連絡いただき、また問題を詳しくご説明いただきありがとうございます。
S32G3 の簡単な点滅の例を使用して、次のコードを追加しました。
main.cへ
__attribute__((section(".my_seccion")))
volatile const char my_array[20];
linker_ram.ldへ
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.my_mem))
それは、次のセクションの内部と末尾にあります。
.non_cacheable :
{
...
...
...
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.my_mem))
} > int_sram_no_cacheable
これら2つの変更により、.mapで次のことが確認できました。ファイル:
*(.my_mem)
.my_mem 0x34540000 0x14 ./src/main.o
0x34540000 my_array
変更内容で私が確認した主な違いは、セクションを作成せず、既存のセクションを使用して、そこにカスタム範囲を配置したことです。また、コード内で変数が呼び出されないCASEにコンパイラが変数を最適化しないようにするために、volatile を使用してください。
行動が変わったら教えてください
View full article