2145657_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2145657_ja-JP

2145657_ja-JP

カスタム PCB での imax8 quadplus DDR4 メモリのトレーニング。

私たちは、imax8 QP チップセットを使用してカスタム シングル ボード コンピュータを開発しています。

私の質問は、DDRストレステストスクリプトを使用する代わりに何か方法があるかどうかです。

つまり、Linux の memtester と U-Boot 構成を使用して DDR4 をトレーニングできるでしょうか?

(このツールの実行に必要な UART と USB の配置を複製しなかった場合)


B。

Re: imax8 quadplus DDR4 memory training on custom PCB.

こんにちは、

いいえ、DDR テストを実行するための代替ツールはありません。

利用可能なオプションは、RPA を備えたスタンドアロン DDR ツールと、i.MX 用 Config ツールの DDR ストレス ツールです。

よろしくお願いいたします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 03:45 PM
Updated by: