2200705_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2200705_zh-CN

2200705_zh-CN

S32K14 MCAL 功能安全合规

1。S32K148 的 MCAL 代码包是否符合 ASIL 标准,是否包含功能安全案例和功能安全手册,以证明符合特定 ASIL 等级?

2.如果我们有文件 S32K1_RTD_4.4_Safety_Manual、它是作为 MCAL 功能安全手册吗,还是我们还需要一份专门针对我们正在使用的 MCAL 版本的单独文档?

Re: S32K14 MCAL safety Compliance谢谢你,彼得!
你的解释非常清楚,涵盖了我需要的所有要点。我很感谢您花费时间和精力让事情变得通俗易懂。
Re: S32K14 MCAL safety Compliance

你好

根据您的解释,S32K1_RTD_4.4_Safety_Manual 是否是完全涵盖了 RTD 中包含的 MCAL 模块的功能安全方面,还是针对独立组网 (SA) 的 MCAL 版本还有单独的 MCAL 专用功能安全手册?

RTD 功能安全手册旨在涵盖 RTD 代码包内的所有元器件,包括 MCAL 模块。

如果有人在 RTD 环境之外使用 MCAL,RTD 功能安全手册是否仍然有效,还是需要专用的 MCAL 功能安全手册?


RTD 功能安全手册假定与 RTD 架构和工作流程相集成。

如果在 RTD 之外使用 MCAL,RTD 手册可能并不完全适用,因为:

  • 它参考了特定于 RTD 的初始化和集成指南。
  • 功能安全假设可能有所不同。

在这种情况下,建议使用专用的 MCAL 功能安全手册进行合规和审计。

petervlna_0-1762771577484.png


查找您正在使用的特定 MCAL 版本(如 S32K14X_MCAL4_3_RTM_1_0_1)。

下载该代码包,其中通常包括:

  • SafetyManual.pdf(专用的 MCAL 功能安全手册)
  • FMEDA.xlsx
  • 版本说明.pdf
  • 源代码和配置文件

另一种选择:公开提供的 MCU 级功能安全手册

如果您正在寻找微控制器级别(非软件专用)的一般功能安全信息,恩智浦还提供了 S32K1xx 系列功能安全手册,其中包括 S32K148。

这些文件可在产品网页的安全文件下找到。



有什么推荐的方法可以确认特定的 MCAL 代码包版本是否与《功能安全手册》中提到的 RTD 版本相对应?

是的,您可以检查:

  • MCAL 和 RTD 代码包的发行说明(它们列出了包含的版本)。
  • RTD 文档中通常有 "包含的 MCAL 模块和版本 "这样的部分。

最后,对于以ASIL A/B为目标的功能安全项目,恩智浦通常会建议通过RTD软件包使用MCAL而不是作为独立组网吗?

是的,恩智浦强烈推荐将 RTD 用于 ASIL 项目,因为

  • RTD 将 MCAL 与额外的功能安全功能内置,符合 AUTOSAR 标准。
  • 它简化了配置并提供了整合的功能安全文档。
  • 与独立组网 (SA) MCAL 相比,它降低了集成风险。

但是,如果您的计算能力/内存空间不足,则可以编写自己的功能安全处理程序,这些处理程序完全针对您的需求。这将需要对功能安全机制和认证有深入的了解。

顺祝商祺!

Peter










Re: S32K14 MCAL safety Compliance

你好,彼得、

谢谢你刚才的详细解释,这确实有助于澄清全局。
我还有一些小的后续问题,以确保我完全理解文件的范围:

  1. 根据您的解释,S32K1_RTD_4.4_Safety_Manual 是否是完全涵盖了 RTD 中包含的 MCAL 模块的功能安全方面,还是针对独立组网 (SA) 的 MCAL 版本还有单独的 MCAL 专用功能安全手册?
  2. 如果有人在 RTD 环境之外使用 MCAL,RTD 功能安全手册是否仍然有效,还是需要专用的 MCAL 功能安全手册?
  3. 有什么推荐的方法可以确认特定的 MCAL 代码包版本是否与《功能安全手册》中提到的 RTD 版本相对应?
  4. 最后,对于以ASIL A/B为目标的功能安全项目,恩智浦通常会建议通过RTD软件包使用MCAL而不是作为独立组网吗?

再次感谢您的支持和耐心,这是我第一次使用恩智浦功能安全交付成果,希望确保我们正确解释所有内容。


敬上,
Yogesh

Re: S32K14 MCAL safety Compliance

你好

是的,S32K148 的 MCAL(微控制器抽象层)符合 ISO 26262 ASIL B 标准。恩智浦提供 AUTOSAR MCAL 作为其 S32K1 系列(包括 S32K148)软件生态系统的一部分。这项合规工作得到了以下方面的支持

  • 安全手册
  • 故障模式、影响和诊断分析(FMEDA)
  • 内核自测库
  • 符合 ASIL 标准的产品级实时驱动 (RTD)

这些元器件旨在支持功能安全应用并帮助客户满足 ASIL B

2.如果我们有文件 S32K1_RTD_4.4_Safety_Manual、它是作为 MCAL 功能安全手册吗,还是我们还需要一份专门针对我们正在使用的 MCAL 版本的单独文档?

S32K1_RTD_4.4_Safety_Manual 是实时驱动程序 (RTD) 软件包的一部分,该软件包内置了 MCAL 和 SDK 环境。它确实涵盖了MCAL的功能安全方面,尤其是在基于AUTOSAR的应用程序中使用时。


  • 如果您使用的是纯 MCAL(没有 RTD 或不在 RTD 集成范围内),则可能需要针对您的版本的特定的 MCAL 功能安全手册。
  • 如果你的MCAL是RTD代码包的一部分(这在较新的设置中很常见,例如集成了EB tresos的S32设计工作室),那么RTD功能安全手册就足够了。

顺祝商祺!

Peter


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-20-2025 10:12 PM
更新人: