Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
imx-smw ele バックエンドを複数のプロセスで同時に使用する プラットフォーム: iMX8ULP imx-smw: lf-6.6.52-2.2.0 imx-セキュア・エンクレーブ: lf-6.6.52-2.2.0 mbedts の暗号ドライバとして、imx-smw ライブラリによって公開されている PSA 暗号 API を使用しています。HSM ELE で秘密鍵を生成します。私たちのアプリケーションは、mbedtls で秘密鍵を不透明鍵としてロードして使用します。異なるプロセスで実行されている複数のアプリケーションは、同時に同じキーを使用できる必要があります。一例として、HSM でラップされたキーを秘密キーとして使用する Web サーバーが挙げられます。 私たちの知る限り、2 つの異なるプロセスが imx-smw ライブラリを使用して同時に同じキーを使用することはCANません。これは、各プロセスがキーにアクセスするために同じ (ele) キーストア サービスを開く必要があり、HSM ドキュメントに記載されているように、同じキーストアを同時に開くことができないためです。複数のプロセスが同じキーを同時に使用するCASEはサポートされていないようです。 この問題をどうしたら克服CANでしょうか? 考えられる解決策としては、imx-smw ライブラリの上にデーモンを作成し、キーにアクセスするための単一のエントリ ポイントを作成することです。しかし、もしかしたら私たちは何かを見逃しているのかもしれませんし、それに対処する別の方法があるかもしれません。 i.MX8ULP Security Re: use imx-smw ele backend in multiple processes simultaneously こんにちは@GiacomoDS このCASEについては社内チームと相談させていただきますが、その前にNXPについて名を教えていただけますか?プライバシーに関するCASEは、内部チケットを発行することもCAN。ここからアクセスして、NXP サポート プロフェッショナルによる機密のサポートを受けてください。 よろしくお願いします。 Harvey
View full article
S32K3 EB Tresos 上の CAN-RX WakeUp の構成エラーを解決するにはどうすればよいですか? APチームの皆さん、こんにちは。 EB-Tresos 上の CAN-RX WakeUp の設定エラーを解決したいと思います。 私の理解する限りでは、CAN-RX WakeUp の 1 つのポートに対して 2 種類のパターンを設定する必要があります。 1.CAN RX(例:CAN0-RX) 2.起床(例:WKPU[15]) しかし、両方のポート(CAN0-RXとWKPU[15])にPortPin Mscr:6があるため、エラーが発生しました。 図1を参照してください。 設定方法を教えてください。 EB-Tresos のバグでしょうか? RTD 5.0.0 と RTD2.0.0 には同じ問題があります... 図1.EB Tresos のエラーが設定されました。 敬具、 ふみ 優先度: 高 RTD 出典: NXP社内 Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 ご確認いただきSOありがとうございます! BR、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん 実際、この例では追加のウェイクアップポートは意味がありません。これは、以下の画像のように生成されたコードで確認できます(ウェイクアップポートはPTA6ピンの設定には変更されず、ALT2 - CAN_RXのままです)。SO、この例ではウェイクアップポートを削除できます。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 本当にありがとうございました! プロジェクトに基づいて設定する方法を理解しています。 このプロジェクトは K3 コミュニティと共有されていないと思います... CAN WakeUp RTD MCAL の次のプロジェクトは、追加のウェイクアップ ポートが原因でビルド エラーが発生します... https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/S32K3-Low-Power-Management-AN-and-demos/ta-p/1527724 ありがとう、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん EB構成を添付しました。 よろしくお願いいたします。 ダン Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@DanNguyenDuy 、 迅速なサポート誠にありがとうございます! EB-Tresos の CAN-RX WakeUp プロジェクトを共有していただけますか? RTD バージョンは何でもいいです。 EB-Tresos でどのように設定すればよいか想像できません...S32DS で設定する方法は知っています。 心から、 ふみ Re: S32K3 How to solve configuration error of CAN-RX WakeUp on EB Tresos? こんにちは@Fumihiko_Satoさん WKPU[15]のMSCR[SSS]の値が定義されていないためである。SO、PortPin_1 を構成する必要はありません。ポート構成では、PortPin_0 を保持し、PortPin_1 を削除するだけです。 よろしくお願いいたします。 ダン
View full article
CAN FD メッセージ用の S32k118q048 EVB SBC プログラミング。 こんにちは、 NXP S32k118q048 EVB を持っており、これを使用して CAN FD メッセージを送信したいと考えています。CANoe Vector トランシーバーのメッセージを確認したいです。ただし、次のことを確認したかったのです。CAN メッセージを送信する前に、通信をアクティブにするために SBC をプログラムする必要がありますか。それとも、SBC はすでにデフォルトで CAN メッセージの送信に使用できる状態になっているのでしょうか? Re: S32k118q048 EVB SBC programming for CAN FD messages. こんにちは@yousefdessouki123さん、 ボード出荷時には、SBCは強制ノーマルモードに設定されており、CANトランシーバは有効になっています。設定は不要です。このモードの詳細については、UJA1169製品データシートの第7章をご覧ください。 また、 UJA1169トランシーバには12V電源が必要です。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
S32G3 PFE fci デモ のソース コードはどこで入手できますか?ドキュメントから直接コードをコピーしようとしましたが、一部のヘッダー ファイルが欠落しているためコンパイルできません。   Re: S32G3 PFE fci demo こんにちは、 @pmboat 投稿ありがとうございます。 詳細については、 https://github.com/nxp-auto-linux/pfeng/tree/release/linux_1.9.0/sw/libfci_cliのサンプルを参照することをお勧めします。 BR チェイン
View full article
Qt/QML での i.MX8M CMA メモリリーク 私はYoctoシステムを搭載したVariscite iMX8Mをベースにしたデバイスを持っています。OS が動作している場合、単一の Qt/QML アプリケーションがマルチメディアの再生に応答します。GStreamer 用のパイプラインを準備します。マルチメディア側からのアプリケーションは非常にシンプルです。QML の MediaPlayer コンポーネントに特定のパイプラインを提供します。最終テストを実施しているのですが、長時間の 4K ビデオの再生中に CMA メモリ リークが発生していることに気付きました。ビデオがループ再生され、30 分ごとに次のビデオに切り替わります。約 15 時間後、ビデオの再生が停止し、CMA 空きメモリは 0kB になりました。(1 分後にビデオを変更することで、より速く繰り返すCAN)。ジャーナルには、GStreamer によるメモリ割り当ての問題に関する情報もCAN。U-Boot とカーネルのカスタマイズは単純なものに限定されており、そのようなものには影響しないはずです。これはおそらく gstreamer か vpu ドライバ、あるいは Qt のシステムのバグのようです。興味深いのは、アプリケーションを閉じた後、メモリが元の値 (アプリケーションを実行する前の値) に戻らないことです。 私のシステムは最新のカーネル5.15-2.0を搭載したKirkstoneをベースにしています。(ブランチ: 5.15-2.0.x-imx) および U-Boot (ブランチ: lf_v2022.04)。システムには983.04がありますCMA メモリの合計 MB。 bash ループでビデオを再生するテストを実行しましたが、ここでは問題は発生しませんでした。私の結論は、Qt と Gstreamer の間、または VPU ドライバにあるということです。 解決策はあるでしょうか?他にCANテストはありますか? 添付: - ブートログ - ビデオの変更中にカーネルエラーが発生しました - メモリリークチャート Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 現時点では、Yocto Scarthgap (カーネル 6.6.52) と Qt 6.8.1 を使用しています。Qt6 から H.265 4K ビデオを再生する方法について詳しく教えていただけますか?公式の例を試してみましたが、私のCASEでは、そのようなビデオでは機能しません。 Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 正しい! Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 理解しました。QML MediaPlayer を使用するアプリケーションからこのようなビデオを再生しているときに、journalctl にカーネル警告が表示されず、CMA メモリは良好に見えます。それは本当ですか? Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML こんにちは、 これはバグのように見えますが、6.12 ではこのようなことは起こりません。EVK で同様のビデオをテストしたところ、すべてがスムーズに動作しました。確認してください。問題が解決しない場合は、Variscite にお問い合わせください。 よろしくお願いします。
View full article
Qt/QML での i.MX8M CMA メモリリーク 私はYoctoシステムを搭載したVariscite iMX8Mをベースにしたデバイスを持っています。OS が動作している場合、単一の Qt/QML アプリケーションがマルチメディアの再生に応答します。GStreamer 用のパイプラインを準備します。マルチメディア側からのアプリケーションは非常にシンプルです。QML の MediaPlayer コンポーネントに特定のパイプラインを提供します。最終テストを実施しているのですが、長時間の 4K ビデオの再生中に CMA メモリ リークが発生していることに気付きました。ビデオがループ再生され、30 分ごとに次のビデオに切り替わります。約 15 時間後、ビデオの再生が停止し、CMA 空きメモリは 0kB になりました。(1 分後にビデオを変更することで、より速く繰り返すCAN)。ジャーナルには、GStreamer によるメモリ割り当ての問題に関する情報もCAN。U-Boot とカーネルのカスタマイズは単純なものに限定されており、そのようなものには影響しないはずです。これはおそらく gstreamer か vpu ドライバ、あるいは Qt のシステムのバグのようです。興味深いのは、アプリケーションを閉じた後、メモリが元の値 (アプリケーションを実行する前の値) に戻らないことです。 私のシステムは最新のカーネル5.15-2.0を搭載したKirkstoneをベースにしています。(ブランチ: 5.15-2.0.x-imx) および U-Boot (ブランチ: lf_v2022.04)。システムには983.04がありますCMA メモリの合計 MB。 bash ループでビデオを再生するテストを実行しましたが、ここでは問題は発生しませんでした。私の結論は、Qt と Gstreamer の間、または VPU ドライバにあるということです。 解決策はあるでしょうか?他にCANテストはありますか? 添付: - ブートログ - ビデオの変更中にカーネルエラーが発生しました - メモリリークチャート Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 現時点では、Yocto Scarthgap (カーネル 6.6.52) と Qt 6.8.1 を使用しています。Qt6 から H.265 4K ビデオを再生する方法について詳しく教えていただけますか?公式の例を試してみましたが、私のCASEでは、そのようなビデオでは機能しません。 Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 正しい! Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML 理解しました。QML MediaPlayer を使用するアプリケーションからこのようなビデオを再生しているときに、journalctl にカーネル警告が表示されず、CMA メモリは良好に見えます。それは本当ですか? Re: i.MX8M CMA memory leak with Qt/QML こんにちは、 これはバグのように見えますが、6.12 ではこのようなことは起こりません。EVK で同様のビデオをテストしたところ、すべてがスムーズに動作しました。確認してください。問題が解決しない場合は、Variscite にお問い合わせください。 よろしくお願いします。
View full article
iMX8M Plus 热启动或热RESET 您好, 我们想对 imx8M Plus MPU 进行 "warm-RESET" 或 "warm-启动"。 我们的意思是让 MPU 重新启动,重新加载所有固件和操作系统,但保留部分外部 DDR 内存内容。 我们对这项任务进行了试验,并在论坛上找到了以下主题: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/i-MX8M-POR-when-reboot/m-p/1309342/highlight/true 看来PMIC在NWdG信号下被RESET了,从而禁用了DDR的电源并损坏了内存。我们的实验支持这一点,当从 u-boot RESET 唯一运行的 CPU 内核时,我们会丢失数据。 u-boot 似乎缺少对 iMX8M Plus 平台的热启动支持,有支持此功能的计划吗? 我们意识到,让它起作用意味着在 u-boot 中实现对热启动的支持。 在我们为此花费大量精力之前,我们现在面临的问题是: - 是否可以在不重新训练 DDR 的情况下在 imx8M Plus 平台上触发和执行热启动。我们知道这并不支持,但能做到吗? 此致 Martin i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus PMIC Re: iMX8M Plus warm boot or warm reset 我得出的结论是无法进行热RESET。 我想,两年来没有人回答这个问题,也就证实了这一点!
View full article
为外部通道添加 Mux 延迟后,Adc 组转换停止工作 你好 一位客户在 Adc 转换方面遇到了问题。在 Adc 组中添加额外通道并为外部通道添加AdcMuxDelay时,Adc 转换停止工作。(当 ADC 时钟预分频器为 4 时 ADC 外部通道转换异常 - NXP Community) 我试着从我这边复制这个问题,结果发现当向组中添加另一个通道时,Adc 组的转换确实停止工作了。如果我将AdcMuxDelay设置为 0,两个通道都能正常转换,但如果我将延迟设置为 15,转换就会停止。如果我从频道组中删除该频道,转换就会重新开始工作。我查看了 RTD 文档,没有关于在配置工具中为AdcMuxDelay功能启用额外设置的信息。我还查看了 RTD 文档中的驱动程序限制部分,其中并没有关于启用AdcMuxDelay选项后在组内使用多个通道的限制。 我正在使用: 设计工作室DS3.6.1 RTD 版本:S32K3_RTD_5_0_0_D2408_ASR_REL_4_7_REV_0000_20241002 MCU:S32K344 在 S32K344EVB-R172 板上对其进行测试 我附上该项目作为参考。 我的配置有问题吗? 感谢您的支持。 祝您愉快 此致, 海梅 RTD S32_CONFIG_TOOL S32DS Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 能否请您提供 ERRATA ID? 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 今天我收到了 HW 团队关于此限制的反馈 这已被确认为勘误表: 勘误表标题: ** [S32K3][ADC] 在组转换期间,ADC 模块不能正确指示外部通道的转换结束,因为转换值仅写入最后一个外部通道寄存器 (ECDRn) 勘误说明: 当选择两个外部 ADC 通道进行转换时,转换值只写入最后一个外部通道 ECDRn 对应的寄存器。 尽管设置了转换结束中断状态(ISR[EOC])和链式转换结束中断状态(ISR[ECH]),但第一个转换的外部通道寄存器(ECDRn)没有收到预期值。 此外,所选外部通道的外部输入通道转换结束标志 (CEOCFR2) 已正确设置,表明转换已完成。不过,只有最后选定的外部通道才会在各自的 ECDRn 寄存器中接收转换结果。 勘误工作法: 为减少这一问题,请按以下设置配置 ADC: ADC0_CLK = 40 MHz,预分频器值 = 2 (ADC_clk = 40/2 =20 MHz),ADC MUX 延迟 = 15 这些设置可确保 ADC 时钟与内部信号传播延迟之间的正确同步,从而实现准确的转换。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 我收到了 HW 团队的反馈: 在参考手册中,不允许除以 4。 因此,不应使用此设置。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 您好@jacmxo ,我想为您更新此票据。目前我们正在联系 S32K3 设备的设计/硬件团队进行进一步调查,这似乎是硬件问题。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 这是票据:https://jira.sw.nxp.com/browse/ARTD-190492 我不仅遇到过 160Mhz 的问题,在频率为 80Mhz 的情况下,我也能重现这个问题 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 能否请您分享一下您向 RTD 团队提出的票号? 我认为这不可能是硬件的限制。我在 RM 上找不到任何说明,表明外部多路复用器的延迟不能使用 160MHz 时钟。 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo ,我检查了原始问题,也做了很多测试。 我看到,根据参考手册和实践中,设置 ADC_CLK 频率和 ADC 多路复用器延迟之间存在关系。但我感到奇怪的是: 1. 设置 ADC0_CLK =160Mhz,ADC 预分频器 =4-> 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns-> ADC无法完成转换,只有第一个通道完成了转换 2. 设置 ADC0_CLK = 80Mhz,ADC 预分频器 = 2 - 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns- ADC 完成了转换。设置 ADC0_CLK =80Mhz,ADC 预分频器 =2-> 15 个 ADC 复用延迟周期 =375ns-> ADC完成转换。 在恩智浦的文档中,根本没有提到这种关系的限制(据我所知) ,我会向 RTD 团队提出这个问题,请他们继续研究,如果需要,我们会在用户手册中记录。看来这是硬件的限制。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels @jacmxo 让我进一步检查一下,我只关注了当前的主题,所以没有意识到上面社区链接中的讨论。 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好,我是@cuongnguyenphu、 我知道更改预分频器的值可以解决问题,客户之前也意识到了这一点,这也是我将客户的社区帖子附到本票的原因(我再次附上以防万一):[S32K324]当 ADC 时钟预分频器为 4 时,ADC 外部通道转换异常 - NXP 社区)。 正如我之前在此问题单上解释的那样,我做了一些测试,发现使用预分频器为 4 的 ADC 和在一个组中有多个通道时,ADC 无法在启用 AdcMuxDelay 选项后完成转换。 客户需要将预分频器设置为 4,还需要在组上设置一个以上的通道,多路复用延迟为 15。 在所有这些条件下,为什么不能使用 4 的预分频器? RTD 文档未显示任何有关此配置的驱动程序限制。 此致, 海梅 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels @jacmxo 我检查了你的项目,问题可能出在预分频器的设置上,当我尝试更改它时,你的项目正常工作了: 更多详情,请参阅我更新的项目 Re: Adc Group Conversion stops working after adding a Mux Delay for external channels 你好@jacmxo 我正在检查这个问题,很抱歉因为要处理其他几张单子而耽搁了。 我将尽快提供反馈意见。
View full article
在关闭硬件之前,可以在 imx93 中对熔丝进行多次编程吗? 您好, 我是加密和安全启动的新手。我正在尝试在 imx93 中安全启动。我的问题是,在我关闭硬件之前(在uboot中使用ahab_close工具关闭硬件之前)是否可以多次熔丝硬件? 如果不是,在开发阶段,我怎样才能验证当前的映像是否遵循安全启动直到开发达到生产级别?还有其他方法可以在不熔丝的情况下验证安全启动吗?我已经按照 doc/imx/ahab/guides (nxp uboot) 的要求安装了 imx93。 Re: Is fuse can be programmed multiple time in imx93 before close the hardware? 你好@vikki、 我认为,虽然@JorgeCas 的回答是正确的,但它缺少了一些信息,而这些信息对我,我想对你也会有帮助。 我按照本指南签署了我的 AHAB 容器,并使用 uuu 将其部署到我的 SoM 上,结果在ahab_status 中得到了相同的输出: > ahab_status Lifecycle: 0x00000008, OEM Open 0x0287fad6 IPC = MU APD (0x2) CMD = ELE_OEM_CNTN_AUTH_REQ (0x87) IND = ELE_BAD_KEY_HASH_FAILURE_IND (0xFA) STA = ELE_SUCCESS_IND (0xD6) 0x0287fad6 IPC = MU APD (0x2) CMD = ELE_OEM_CNTN_AUTH_REQ (0x87) IND = ELE_BAD_KEY_HASH_FAILURE_IND (0xFA) STA = ELE_SUCCESS_IND (0xD6) 我相信你对 ELE_BAD_KEY_HASH_FAILURE_IND 的解释是正确的:ELE 无法确认密钥哈希值是否正确,因为 SRK 的 SHA256 哈希尚未闪存到熔丝上。 我接着使用 nxpele 和 nxpimage 生成的.bc f 脚本刷新了熔丝。 ((.venv) )$ nxpele -p /dev/ttyUSB0 \ -d uboot_serial \ -f mimx9352 \ -t 1 \ -v \ batch ahab_output/ahab_oem0_srk0_hash_nxpele.bcf 完成此操作后,启动与之前完全相同的 AHAB 容器不会显示任何事件: > ahab_status Lifecycle: 0x00000008, OEM Open No Events Found! > 因此,我认为下面的句子稍有不妥: 如果您在关闭设备之前收到了 HAB 事件,则说明您的流程出现了问题 在我看来,正确的版本应该是 如果你在关闭设备之前收到 HAB 事件,在闪烁熔丝之后,你的进程出现了问题 Re: Is fuse can be programmed multiple time in imx93 before close the hardware? 你好 如果您在关闭设备之前收到了 HAB 事件,则说明您的流程出现了问题。一旦你能够在没有任何 HAB 事件的情况下启动,设备就应该关闭。 如有遗漏,请检查。 顺祝商祺! Re: Is fuse can be programmed multiple time in imx93 before close the hardware? 感谢您的回复。 如 u-boot/doc/imx/ahab 中提到的那样,我已经手动签署了镜像,但没有对熔丝进行编程。目前我正在收到以下事件 [没有 m33 容器的单启动映像] u-boot= > ahab_status 生命周期:0x00000008,OEM Open 0x0287fad6 IPC = MU APD (0x2) CMD = ELE_OEM_CNTN_AUTH_REQ (0x87) IND = ELE_BAD_KEY_HASH_FAILURE_IND (0xFA) STA = ELE_SUCCESS_IND (0xD6) 0x0287fad6 IPC = MU APD (0x2) CMD = ELE_OEM_CNTN_AUTH_REQ (0x87) IND = ELE_BAD_KEY_HASH_FAILURE_IND (0xFA) STA = ELE_SUCCESS_IND (0xD6) u-boot= > 它看起来像由于缺少哈希熔丝编程而导致的事件。希望如果我对熔丝进行编程,它会消失(我现在不会这样做)。我的理解正确吗?如果我说错了,请指正 注: 签名前的错误是"ELE_NO_AUTHENTICATION_FAILURE_IND (0xEE)" Re: Is fuse can be programmed multiple time in imx93 before close the hardware? 你好 熔丝一旦烧坏,就无法更换。 在开发过程中,用户应在设备关闭之前检查事件。使用在加载期间不会生成事件的签名对图像进行签名后,签名的图像应该能够在封闭的设备上启动而不会出现问题。这应该是开发的目标,因为在封闭平台上调试需要使用 JTAG 或 USB 串行下载协议来获取事件调试信息。 您可以查看接下来的应用笔记以获取更多信息: 在支持 AHAB 的设备上安全启动 Edgelock 安全隔区 (ELE) API 参考指南 在支持 AHAB 的设备上进行 i.MX 加密启动 顺祝商祺!
View full article
MCIMX93-EVK 工具链无法添加版本工具 请帮助解决这个问题,谢谢! 应用程序提示ERROR:please select a toolchain(请选择工具链),我正在制作截图视频,我选择的文件对吗? Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool 谢谢!丹尼尔 Re: MCIMX93-EVK toolchain could not add build tool 你好@Zack8 我建议您参考 AN14120 AN14120:在 i.MX 8M、i.MX 8ULP 和 i.MX 9 上使用 VS Code 调试 Cortex-M | 恩智浦半导体 请根据 AN14120 安装 Arm GNU 工具链和 Segger J-Link 此致 丹尼尔
View full article
看门狗无法在 RDB3 上使用 BSP44 映像触发重启 您好, 我用 RDB3 板上的 BSP44 镜像测试了看门狗的状态,但它失败了: s32g399ardb3 login: root root@s32g399ardb3:~# echo V> /dev/watchdog root@s32g399ardb3:~# echo X> /dev/watchdog root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# dmesg | grep -i watch [ 0.355630] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 1.128811] s32cc-wdt 4010c000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.139008] s32cc-wdt 40200000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.148260] s32cc-wdt 40204000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.157517] s32cc-wdt 40208000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.166787] s32cc-wdt 40500000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.176040] s32cc-wdt 40504000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.185300] s32cc-wdt 40508000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 1.194554] s32cc-wdt 4050c000.watchdog:S32CC 看门狗定时器已注册。timeout=30s (nowayout=0) [ 5.012870] s32cc-dwmac 4033c000.ethernet:通过硬件看门狗定时器启用 RX 缓解功能 [ 6.407310] systemd[1]:Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch. [ 6.435274] systemd[1]:Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 320.459240] 看门狗:看门狗 0:看门狗未停止! root@s32g399ardb3:~# root@s32g399ardb3:~# ...... 几分钟后板没有重启。 完整的日志附后。 能否请您帮忙检查一下这个问题? 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 我已收到内部团队的更新,该行为与您在最新回复中指出的问题有关,以下是所有必要的详细信息: ” BSP44 中的这种行为是意料之中的。默认情况下,监视程序无法触发功能重置,因为 reaction 设置为 S32CC_FCCU_REACTION_NONE 。 它支持以下反应: #define S32CC_FCCU_REACTION_NONE 0 #define S32CC_FCCU_REACTION_ALARM (1<< 1) #define S32CC_FCCU_REACTION_FUNC_RESET (1<< 2) #define S32CC_FCCU_REACTION_NMI (1<< 3) #define S32CC_FCCU_REACTION_EOUT (1<< 4) 如果您打算启用功能RESET,则应在 S32CC_FCCU_REACTION_FUNC_RESET DTS 中将其配置为 。然后,重建 DTS 并将其部署到板上。您将看到监视程序功能按预期运行 。 -------------- 为什么在 BSP43 中可以正常工作? 在 BSP43 中,FCCU 驱动程序中存在软件错误(如提交问题 ALB-12478 中参考)。由于此错误,即使在 S32CC_FCCU_REACTION_NONE 监视程序超时期间 将反应 设置为 ,系统仍然可以触发RESET 。此错误已在 BSP44 中修复,现在系统只会触发与 DTS 中指定的配置一致的反应。你可以在 BSP44 版本说明中看到这一点: ” 总之,处理此问题的更正确方法是更新设备树节点以使用所需的反应类型。 如果这些信息解决了您的问题,请告诉我。 很抱歉耽误了您的时间,希望没有给您造成任何麻烦。 谢谢! Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 要解决这个问题,我们可以按以下方式对 fccu 节点进行 udpate: diff --git a/arch/arm64/启动/dts/freescale/s32cc.dtsi b/arch/arm64/启动/dts/freescale/s32cc.dtsi 索引 cbdd4493d25c.. b154098103b4 100644 — a/arch/arm64/启动/dts/freescale/s32cc.dtsi +++ b/arch/arm64/启动/dts/freescale/s32cc.dtsi @@ -873,7 +873,7 @@ fccu:fccu@4030c000 { nxp,ncf_fault_list =<0 10 35 36 37 38> ; nxp,ncf_actions = S32CC_FCCU_REACTION_ALARM - S32CC_FCCU_REACTION_NONE + S32CC_FCCU_REACTION_FUNC_RESET S32CC_FCCU_REACTION_NONE S32CC_FCCU_REACTION_NONE S32CC_FCCU_REACTION_NONE> ; 然后就可以解决问题了。 我不确定上述更改是否是解决问题的最佳方法,您可以尝试与内部开发团队分享。 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 非常感谢你的分析,我测试了还原该提交,我可以确认,如果不做该更改,看门狗功能就能按预期运行。我将与相关团队分享这些信息,并告知您任何相关的最新情况。 再次感谢 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 我发现看门狗问题应该是由以下提交引起的: From a565a2439fce7c9ad6c0a41d12c1353928838be4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From:Ciprian Marian Costea 日期: Tue, 4 Feb 2025 10:55:56 +0200Tue, 4 Feb 2025 10:55:56 +0200 Subject:[PATCH 941/977] s32cc: fccu:修复反应设置和启用 commit a565a2439fce7c9ad6c0a41d12c1353928838be4 from https://github.com/nxp-auto-linux/linux RESET 反应列表中每个元素(故障)的反应计数器。 否则,当启用一个反应时,即使使用 "S32CC_FCCU_REACTION_NONE "作为 操作,也会错误地启用后面的其他 。 发行:ALB-12478 签收人:Ciprian Marian Costea 能否请您帮忙检查并解决这个问题? 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 我确实在驱动程序/看门狗目录中看到了几处更改,但似乎都与恩智浦产品无关。 尽管如此,我的测试结果还是正确的。澄清一下,我使用了预编译的 BSP44 sdcard 映像,然后我将 " Image " 文件(即内核)更改为 BSP43 中的文件(也在预编译的二进制文件中),当将 sdcard 连接到 Windows 计算机时,它显示在唯一的工作分区中: 我没有更改 DTB 或 PFE FW。 在这次测试中,看门狗 Linux 设备使用你之前共享的两个命令可以按预期运行。 如果您能看到同样的行为,请告诉我、 谢谢  Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 您可以比较 BSP43 和 BSP44 中的看门狗驱动程序,驱动程序没有任何变化。 因此,这应该不是驱动程序的问题。 为了清楚起见,你说你只是将内核映像从 BSP44 替换为 BSP43,然后继续使用 atf、uboot 映像进行测试? 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 我进行了一些测试,得出的结论是问题出在内核上。如果闪存整个 BSP44 sdcard 映像并更改 BSP43 的内核映像,看门狗就能正常工作。您有可能通过这种变通办法继续工作吗?我仍在等待内部团队的正式答复。 谢谢! Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 我注意到在 BSP44 版本中,atf 更新了很多,其中一些更改了电源和 psci 相关的代码,但我没有发现哪个补丁或提交导致了问题,可能不是由一两个补丁引起的。 我试着恢复了其中一些,但问题依然存在。 还需要做更多的工作,才能找到解决的办法。 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 您能否分享与看门狗功能相关的 ATF 提交?我没有发现任何似乎与看门狗有关的提交,至少不是专门针对 BSP44 的。 谢谢您! Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 感谢您的回复。 是的,我检查了内核和 atf 的相关代码,似乎 BSP44 中的一些 atf 提交可能会影响看门狗状态。 我也在努力解决这个问题。 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 我使用 BSP43 测试了该行为,并对该问题进行了进一步调查,发现 BSP44 中对 /drivers/watchdog 文件夹的一些提交可能导致了该问题。我将在内部检查这个问题,并在有任何相关更新时通知您。 感谢您的耐心等待。 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@alejandro_e、 看门狗将在系统崩溃时重新启动板,并使用 BSP43 镜像执行相同的命令: echo V> /dev/watchdog echo X> /dev/watchdog 将触发信号主板重启,因此您可以对其进行检查和比较。 BSP44 是否有问题? 谢谢! 展涛 Re: watchdog failed to trigger reboot with BSP44 image on RDB3 你好@hittzt、 感谢您联系我们。我查看了有关 NXP-AUTO-Linux 的公开和内部文档,但没有找到任何使用示例。 请分享您对 Linux 看门狗的期望和使用案例,以便我为您提供更多帮助。 谢谢!
View full article
MPC5748G FLASH書き込みプロセス電源中断 こんにちは。MPC5748G-176 を使用して FLASH プログラムを書き込んでいたときに、誤って電源を切ってしまい、その後 FLASH を書き込めなくなってしまいました。チップはロックされていますか?ロックを解除または強制消去するにはどうすればいいですか? 回复: MPC5748G FLASH write process power interruption 私はPKGPPCNEXUSSTARTERでフラッシュを消去することでこの問題を解決しました
View full article
SPI 闪存从 16M 扩展到 64M 字节时,读取的数据与原始数据不一致。 在恩智浦 RT1172 MCU 内置 16MByte SPI 闪存环境中,使用恩智浦图形用户界面指南生成 " Image to C File " 数据,屏幕通常使用恩智浦图形用户界面指南的图像功能或以编程方式将图像数据加载到绘图应用程序中来显示。 此外,读写绘图应用程序加载的图像数据(如日志信息所示)与"Image to C File" 数据正确对应。但是,当内存扩展到 64MBytes 时,一旦超过 16MByte 地址空间,为什么在 NXP MCUXpresso IDE 窗口中使用强制寻址写入方法 (.ld)或直接寻址方法 (NXP GUI Flash Tool) 时,"Image to C File" 数据不能正确对应? 以下是相关信息: 恩智浦 MCUXpresso IDE Windows 版本:v11.8.0 [Build 1165] [2023-07-26] 恩智浦 GUI 指南版本:GUI-GUIDER-1.6.1-GA MCU:NXP RT1172 MCU SDK 版本:2.14.0 管理链接器脚本:evkmimxrt1170_lvgl_guider_cm7_v8_Debug.ld (原文:已选中、未选中和寻址设置在 16MB 字节之外) 屏幕尺寸:728x1280 图像数据:PNG 文件,720x1280,24 位数据 转换设置:Bin 或 C,ARGB8565 或 ARGB8888,或 CF_TRUE_COLOR 或 CG_TRUE_COLOR_ALPHA ,只要能正确显示,任何设置都可以。 LVGL 相关设置:#define LV_COLOR_DEPTH 16(颜色深度:1(每像素 1 字节)、8(RGB332)、16(RGB565)、32(ARGB8888))i.mx-RT1170 回复: SPI Flash expansion from 16M to At 64Mbytes, the read data is inconsistent with the original dat 遗憾的是,没有这方面的范例,但我可以为您提供指导。除了在链接器文件中定义更大的闪存大小外,还必须考虑到 FCB 也会增加闪存大小,这可以在 flexspi_nor_config 文件中进行更新,只有当闪存之间只有该参数不同时,才会增加闪存大小。 如果出现错误,并且似乎无法擦除闪存以恢复正常操作,则需要进入串行下载模式,以便擦除闪存。 遗憾的是,没有这方面的例子。 BR, Omar 回复: SPI Flash expansion from 16M to At 64Mbytes, the read data is inconsistent with the original dat 我已经知道如何禁用自动 .ld模式,并切换到手动编辑,我已经在运行程序了。 不过,将 SPI 闪存从 16MB 字节转换为 64MB 字节似乎存在很多问题。 首先,您能否提供有关以下方面的建议或信息: 1.是否有任何示例程序可将恩智浦 RT1172/RT1176 的 16MBytes 大小扩展到 64MBytes? 2.如果初始 SPI 闪存环境设置和 void BOARD_ConfigMPU(void) 内部配置出现错误,则在编程过程中可能会出现错误中断消息。在此期间,即使使用调试模式,我也无法清除 SPI 闪存并使系统恢复正常运行。还有其他方法可以避免这个问题吗? 3.在建立 64 兆字节的 SPI 闪存环境和构建 SPI 闪存编程格式(启动和程序内容)方面,是否有任何示例程序或实用帮助? 以下是预期的版本。64MByte SPI 闪存项目的主要阶段包括 第一阶段包括初始化 SPI 闪存环境。 第二阶段包括配置 .ld文件和 void BOARD_ConfigMPU(void) . 第三阶段包括如何分配 64MB 字节的内存。 Re: SPI Flash expansion from 16M to At 64Mbytes, the read data is inconsistent with the original dat 如果要手动编辑链接器脚本,则需要取消选中"managed linker script" 复选框,这样 .ld 上的修改值就会被删除。不会被覆盖。 BR, Omar
View full article
MPC5746C 中的时钟监控单元 我想在运行期间测量 FIRC& SIRC 时钟监控,如果我使用while(CMU.CSR.B.SFM ==1U){} 因此,考虑到单片机的老化因素和使用寿命,完成 SIRC 和 FIRC 测量的预期时间是多少?在此,我添加了每 10ms 运行一次的逻辑。     uint8 时钟监控运行时间(void) { 静态 ClockMonitorSt at e 状态 = FIRC_MONITOR_INIT; /* 两台监测的状态变量 */ 静态 uint32 时间 = 0U; /* 超时时间跟踪器 */ 静态 uint32 测量时间 = 0U; /* 测量持续时间 */ 静态 uint8 结果 = CLK_IN_RANGE; /* 表示进度的默认结果 */ 开关(状态)     { 案例 firc_monitor_init: 测量时间 = 0x8FFFU;/* 设置 FIRC 测量持续时间 */ CMU.CSR.B.CKSEL1 = 0x00U;/* 选择 FIRC 时钟或 CLKMT0_RMN */ CMU.MDR.B.MD = 测量时间;/* 设置测量持续时间 */ CMU.CSR.B.SFM = 0x01U;/* 开始 FIRC 测量 */ elapsed_time = 0U; /* 重置经过的时间 */ 状态 = firc_monitor_wait; 打破; 案例 firc_monitor_wait: 如果(CMU.CSR.B.SFM == 0U) { /* 完成 FIRC 测量 */ FIRC_MeaFreq = CMU.FDR.B.FD; Firc_MonitoredClk =((float32)FXOC_CLK /(float32)FIRC_MeaFreq) *(浮点32)测量时间; 如果((Firc_MonitoredClk >=(float32)Min_FIRC_Freq) && (Firc_MonitoredClk <=(float32)Max_FIRC_Freq)) { 结果 = CLK_IN_RANGE;/* FIRC 时钟在范围内 */ 状态 = sirc_monitor_init;/* 移至 SIRC 监控 */          } 不然 { 结果 = CLK_OUT_RANGE;/* FIRC 时钟超出范围 */ 状态 = firc_monitor_init;/* 再次进入 FIRC 监控 */          }                        } 不然       { /* 递增已用时间(每次调用 10 毫秒) */ 经过时间 += 10U; 如果(时间 >= 100U)/* 100 毫秒后超时 */ { 结果 = CLK_OUT_RANGE;/* 发生超时 */ 状态 = MONITOR_DONE;/* 跳转到完成状态 */          }        } 打破; } Re: Clock Monitoring unit in MPC5746C 你好 没有记录CMU_MDR的严格最小值,但是: 太小的值(如< 0x1000)可能会导致测量不稳定或不准确,特别是对于 SIRC 这样的低频时钟。 为确保可靠的频率检测,建议 SIRC 的最小值通常≥ 0x2000,FIRC 的最小值通常≥ 0x8000。 请仔细阅读 AN 对 CMU 的解释: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12080.pdf 顺祝商祺! Peter Re: Clock Monitoring unit in MPC5746C 可以在 CMU_MDR(测量持续时间寄存器)中配置用于时钟监控的最小值是否有任何限制? 具体来说,我配置了以下测量持续时间: FIRC:CMU_MDR = 0x8FFF SIRC:CMU_MDR = 0x2020 这些值对准确可靠的频率测量有效吗? 或者说,是否有一个推荐的最低阈值需要遵循,以确保测量的稳定性和正确性? Re: Clock Monitoring unit in MPC5746C 你好 完成 SIRC 和 FIRC 测评预计需要多长时间? CMU 使用测量持续时间寄存器 (CMU_MDR) 来定义测量所需的时间。 该持续时间以 IRCOSC 时钟周期(通常为 16 MHz)为单位。 寄存器宽 20 位,最大持续时间可达 1 048 575 个周期 典型测量时间: 如果设置 CMU_MDR = 0xFFFFF(最大值),则测量持续时间为 对于较短的持续时间(例如 CMU_MDR = 0x10000),时间将是: 顺祝商祺! Peter
View full article
PTN5150はIEC規格に基づくDFPおよびESD機能を備えています PTN5150 CC ラインと VDD は、IEC 規格に基づいて 8kV 接触放電および 15kV 空中放電による ESD 電圧に耐えることができますか。それとも外部 TVS を追加する必要がありますか。 Re: PTN5150 as DFP and ESD capability based on IEC standard 分かりました。 @TomasVaverka さん、ありがとうございます。 Re: PTN5150 as DFP and ESD capability based on IEC standard こんにちは、ユージン。 PTN5150 は、CC1、CC2、VBUS_DET ピンで最大 7000V (HBM)、VDD を含むその他のピンで最大 2000V (HBM) の ESD 保護を提供します。しかし、これは 8kV お問い合わせ放電および 15kV 空中放電の IEC 61000-4-2 規格の要件を満たしていません。したがって、IEC ESD 規格への準拠を保証するために、CC ラインと VDD に外部 TVS ダイオードを使用することをお勧めします。 BRs、トーマス
View full article
i.mx95 M33 内核上的免费实时操作系统 请建议我在 i.mx95 的 M33 内核上使用免费 RTOS。还请帮我找到 m33 核心调试控制台的端口。因为我在设备管理器(Windows PC)下只看到一个 COM 端口。还需要帮助来访问 m33 的调试控制台,以便验证在 i.mx95 主板的特定 m33 内核中运行的免费 rtos Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 您好, 如果使用基于 Yocto Project 的电路板支持包,我发现应设置以下变量以使基于 M7 远程处理的加载按照 UG10163 指南中的规定正常运行: IMXBOOT_VARIANT = "rpmsg" SYSTEM_MANAGER_CONFIG:forcevariable = "mx95evkrpmsg" IMXBOOT_TARGETS_SD:forcevariable = "${IMXBOOT_TARGETS_BASENAME}_lpboot_sm_a55" 虽然第一个应该足够了,但meta-freescale和meta-imx之间的冲突(具体而言,两层中都存在相同的 imx95-evk.inc 包含文件这一事实)会导致其无效。 此致, 弗朗西斯科 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@arshad_embedded DART-MX95 来自我们的合作伙伴,可能对 SM/UBOOT 做了一些改动,但我不知道细节。 我建议您从以下链接获取支持 DART-MX95:恩智浦 iMX95 模块化系统 (SoM) /计算机模块 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 您好@danielchen ,感谢您的回复,并对迟来的回复表示歉意。 我没有对 SM 和 Uboot 做任何更改。图片直接取自 Variscite 网站上基于 i.mx95 的 DART-MX95。 请帮助我们将 hello world 免费 rtos 样本加载到 M7 内核。 谢谢& 、 阿尔沙德 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@arshad_embedded 您在 SM 和 UBOOT 中做了哪些更改? 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@danielchen 感谢您详细而实用的答复。 对我来说,这种方式并不奏效。我使用的是Variscite's DART MX95 的imx95,相信 i.mx95 也是一样的。 ,请帮助我提出其他建议/意见,以便在 M7 内核上使用免费 rtos。 谢谢& 、 阿尔沙德 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@arshad_embedded 我在我的 imx95 EVK 板上试过这个,它对我有用。 然后在 M7 控制台中,我可以看到 UBOOT 版本为 202504。 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@danielchen,非常感谢你的详细介绍,我真的很感激。 我刚刚按照UG10163 文档中的相同说明进行了操作,但仍然出现了下面记录的问题: 普通启动 按任意键即可停止自动启动:0 u-boot= > ext4load mmc 1:1 0x90400000 rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin 在 2 毫秒内读取 34856 字节 (16.6 MiB/s) u-boot= > cp.b 0x90000000 0x203c0000 ${filesize} " 错误 " 处理器,esr 0xbe000011 elr:00000000902a97a8 lr:00000000902a989c (reloc) elr:00000000ff5a47a8 lr:00000000ff5a489c x0:00000000203c0000 x1:0000000090000000 x2:0000000000008828 x3:0000000000000040 x4:000009a1000009a1 x5:0000000000000000 x6:00000000203c0000 x7:0000000000000044 x8:0000000000000010 x9:0000000000000008 x10:0000000000000000 x11:00000000fd516880 x 12:0000000000000002 x13:0000000000000200 x14:00000000ffffffff x15:00000000fd4ef328 x16:00000000ff515540 x17:0000000000000000 x18:00000000fd4fad40 x19:0000000000000001 x20:00000000fd50fda0 x21:00000000203c0000 x22:0000000090000000 x23:0000000000000000 x24:0000000000000000 x25:0000000000000000 x26:0000000000000000 x27:0000000000000000 x28:00000000fd514190 x29:00000000fd4ef 190 代码:eb03005f 540001e1 d65f03c0 f8636824 (f8236804) RESET CPU... 正在RESET... 然后还尝试更改地址,以便在范围内,以下是相关日志: 普通启动 按任意键即可停止自动启动:0 u-boot= > ext4load mmc 1:1 0x90400000 rpmsg_lite_pingpong_rtos_linux_remote.bin 在 1 毫秒内读取 34856 字节 (33.2 MiB/s) u-boot= > cp.b 0x90400000 0x9400000 ${filesize} u-boot= > 启动aux 0 1 ## 辅助内核已经启动 u-boot= > 请帮忙登陆 M7 核心并在其上运行免费的 RTOS。 谢谢& 、 阿尔沙德 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@arshad_embedded 关于将 .bin 文件闪存/加载到 i.MX95 的 cortex M7 内核,请参阅 UG10163,i.MX Linux 用户指南。 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@danielchen,感谢你的快速回复和建议。 能否请您帮我定位/给出 ITCM 或 DDR 保留内存地址(M7),以便 "freeRTOS hello world".bin。可加载到 i.MX95 的 M7 内核中。 或者,请帮助我找到闪存/加载 .bin 的指南。文件到 i.MX95 的 cortex M7 内核中。 谢谢& 、 阿尔沙德 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好,阿沙德 imx95 中的 CM33 是系统管理器。 我建议你在 Cortex-M7 内核中运行 FreeRTOS。 我们在 SDK 中提供了示例。 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 感谢@danielchen的回复。 请帮我处理 .dts 文件m33 内核的 i.mx95 文件。由于手动复制 RTOS .elf文件无法导入 u-boot(将空闲的 RTOS 加载到 m33core 中)。 请帮助我 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@arshad_embedded 根据恩智浦的 AN14120 i.MX95 通过 FT4232H USB 至 UART 桥接器(通过 USB-C 端口 J31 连接)拥有 4 个 COM 端口 端口映射: COM1 → Cortex-M7 COM3 → Cortex-A55 COM4 → Cortex-M33 我建议你刷新最新固件,然后再试一次。 此致 丹尼尔 Re: Free RTOS on M33 core of the i.mx95 你好@danielchen,我在使用 iMX95verdin 时遇到了与@arshad_embedded同样的问题。即使我尝试简单地从 A55 的 U-Boot(使用 md)读取 M7 的 TCM 内存区域,它也会导致同样的异常并导致 A55 重置。您对解决这个问题有什么建议吗?我怀疑这可能与 TRDC 配置有关。
View full article
S32K5 RTD 配置不允许在某些引脚中设置初始值 你好 下面列出的一些引脚在配置时不允许设置初始值。有什么原因吗? 此致 RTD Re: S32K5 RTD configuration does not allow to set initial value in some pins 你好,我是@nxp52415、 正如我所说,您选择的引脚不支持此功能。因此,这些引脚无需"初始值" 。默认情况下,RTD 驱动程序禁用" " 引脚上的初始值" 不支持 RCVR" ,这些引脚将生成"初始值" 为 0。即使驱动程序允许用户为这些引脚配置 RCVR,也不会产生任何影响,因为它不支持 RCVR。 顺祝商祺! 丹 Re: S32K5 RTD configuration does not allow to set initial value in some pins 嗨,丹、 我说的是初始值,而不是 RCVR。您能解释一下为什么不能在这些引脚中设置初始值吗? 此致敬礼 Re: S32K5 RTD configuration does not allow to set initial value in some pins 你好,我是@nxp52415、 这是有关 S32K5 RM 中"Receiver Select" 位的信息: 您可以在 S32K56x_IOMUX.xlsx(S32K5RM 中的附件)中的"IO 信号表" 表中找到支持 RCVR 的引脚。 根据这些文件,您显示的针脚不支持 RCVR。 顺祝商祺! 丹
View full article
S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 背景:我们使用S32K312主控芯片做了整车控制器,D-data falsh区域大小为128KB,我们自己前期使用的FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S014和FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S015总共2*8KB总工16KB作为数据flash模拟EEPROM的存储区域,后续根据公司要求,需要再增加两个扇区16KB作为新增存储区域,我这边FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S000和FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S001作为新增的两个扇区,配置完之后,更新源代码,程序里面再调用读写函数进行操作的时候,原来的扇区和新增的扇区都输入可以写入,执行了数据保存后,重新上电后无法正确读出原来扇区及新增后扇区的数据。麻烦社区相关人员可以提供支持,如需更详细的描述,我这边及时补充及提供,非常感谢。 Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 你好@米化、 遗憾的是,在 S32DS IDE 中只能找到默认的 FEE 示例。 Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 你好 我这边使用的RTD版本为S32K3XX Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 P07 您那边看下有没有demo程序给予借鉴下 Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 你好@米化、 我们只有默认 RTD 示例。 您使用的是哪种 RTD 修订版? Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 你好 请问您这边有没有增加多个扇区的配置Demo程序? 发给我参考下 谢谢了(我这边主要的原因为新增加了扇区出现的问题) Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存 你好@米化、 能否使用 FeeBlockAlwaysAvailable = 1 进行测试。 这样可以确保在RESET后立即访问费用区块。 你也可以将 FeeImmediateData 设置为 1,这样可以降低 RESET 期间数据丢失的风险。 请参阅 RTD 驱动程序安装目录下的 FEE 用户手册。 此致, 丹尼尔
View full article
S32 Design Studio 中 S32K311 的 CDD_Bcc_774a 你好 我试图为 S32K311 项目添加 CDD_Bcc_774a,但在 S32 Design Studio 中遇到以下错误。 问题:在工具链/IDE 项目中找不到 CDD_Bcc_77a。项目将无法编译! 水平:错误 类型验证 工具:工具链/IDE 项目 原产地外围设备 目标:工具链/IDE 项目:M7_0_0 资源: platform.driver.cdd_bcc_774a 有人能解释一下为什么在为 S32K311 添加 MCAL 层时会出现这个问题,以及修复或配置它的正确方法是什么? 谢谢! Re: CDD_Bcc_774a for S32K311 in S32 Design Studio @Karthik_R 当前的 S32K3 电池管理系统 GEN1 SDK 是围绕 S32K344/K358 作为其基础 MCU 版本。目前,没有官方指南或其他资源可以将其与其他MCU集成。 BR、VaneB
View full article
能否使用 fls_write 将数据从闪存复制到闪存? 你好, ,我想把代码闪存中的数据复制到代码闪存的另一个地方,这可能吗,还是说我需要先复制 ram 中的数据? Fls_Write(AREA_1_LOGICAL_ADDR, (const uint8_t *)AREA_2_LOGICAL_ADDR, AREA_SIZE); AREA_1_LOGICAL_ADDR = 0x0 AREA_2_LOGICAL_ADDR = 0x100000 AREA_2_LOGICAL_ADDR = 0x10000 闪存配置确定,并完成 EB tresos。 Sophie S32K3 Re: is it possible to copy data from flash to flash using fls_write ? 你好@sobo S32K3 设备支持 “边读边写” (RWW) 功能,该功能允许同时进行读写操作,但前提是这些操作发生在不同的闪存块中。 不支持通过指针直接访问闪存。闪存的读取、写入和擦除需要特定的顺序,这些顺序由 PFlash 控制器管理。该控制器执行对齐规则,并包含防止直接访问区域的保护机制。因此,闪存操作必须使用相应的应用程序接口,而不是原始指针取消引用。 BR、VaneB
View full article