2174200_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2174200_ja-JP

2174200_ja-JP

imx-smw ele バックエンドを複数のプロセスで同時に使用する

プラットフォーム: iMX8ULP

imx-smw: lf-6.6.52-2.2.0

imx-セキュア・エンクレーブ: lf-6.6.52-2.2.0


mbedts の暗号ドライバとして、imx-smw ライブラリによって公開されている PSA 暗号 API を使用しています。HSM ELE で秘密鍵を生成します。私たちのアプリケーションは、mbedtls で秘密鍵を不透明鍵としてロードして使用します。異なるプロセスで実行されている複数のアプリケーションは、同時に同じキーを使用できる必要があります。一例として、HSM でラップされたキーを秘密キーとして使用する Web サーバーが挙げられます。

私たちの知る限り、2 つの異なるプロセスが imx-smw ライブラリを使用して同時に同じキーを使用することはCANません。これは、各プロセスがキーにアクセスするために同じ (ele) キーストア サービスを開く必要があり、HSM ドキュメントに記載されているように、同じキーストアを同時に開くことができないためです。複数のプロセスが同じキーを同時に使用するCASEはサポートされていないようです。

この問題をどうしたら克服CANでしょうか?
考えられる解決策としては、imx-smw ライブラリの上にデーモンを作成し、キーにアクセスするための単一のエントリ ポイントを作成することです。しかし、もしかしたら私たちは何かを見逃しているのかもしれませんし、それに対処する別の方法があるかもしれません。

i.MX8ULPSecurityRe: use imx-smw ele backend in multiple processes simultaneously

こんにちは@GiacomoDS

このCASEについては社内チームと相談させていただきますが、その前にNXPについて名を教えていただけますか?プライバシーに関するCASEは、内部チケットを発行することもCAN。ここからアクセスして、NXP サポート プロフェッショナルによる機密のサポートを受けてください。


よろしくお願いします。

Harvey

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 06:18 AM
更新人: