2177108_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2177108_zh-CN

2177108_zh-CN

S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存

背景:我们使用S32K312主控芯片做了整车控制器,D-data falsh区域大小为128KB,我们自己前期使用的FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S014和FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S015总共2*8KB总工16KB作为数据flash模拟EEPROM的存储区域,后续根据公司要求,需要再增加两个扇区16KB作为新增存储区域,我这边FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S000和FLS_DATA_ARRAY_0_BLOCK_2_S001作为新增的两个扇区,配置完之后,更新源代码,程序里面再调用读写函数进行操作的时候,原来的扇区和新增的扇区都输入可以写入,执行了数据保存后,重新上电后无法正确读出原来扇区及新增后扇区的数据。麻烦社区相关人员可以提供支持,如需更详细的描述,我这边及时补充及提供,非常感谢。

Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存

你好@米化

遗憾的是,在 S32DS IDE 中只能找到默认的 FEE 示例。

Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存你好 我这边使用的RTD版本为S32K3XX Real-Time Drivers AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0 P07 您那边看下有没有demo程序给予借鉴下
Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存

你好@米化

我们只有默认 RTD 示例。

您使用的是哪种 RTD 修订版?

Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存你好 请问您这边有没有增加多个扇区的配置Demo程序? 发给我参考下 谢谢了(我这边主要的原因为新增加了扇区出现的问题)Re: S32K312芯片的FEE存储新增扇区后数据无法写入保存

你好@米化

能否使用 FeeBlockAlwaysAvailable = 1 进行测试。

这样可以确保在RESET后立即访问费用区块。

你也可以将 FeeImmediateData 设置为 1,这样可以降低 RESET 期间数据丢失的风险。


请参阅 RTD 驱动程序安装目录下的 FEE 用户手册。


此致,

丹尼尔

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:23 PM
更新者: