2187512_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2187512_ja-JP

2187512_ja-JP

CAN FD メッセージ用の S32k118q048 EVB SBC プログラミング。

こんにちは、
NXP S32k118q048 EVB を持っており、これを使用して CAN FD メッセージを送信したいと考えています。CANoe Vector トランシーバーのメッセージを確認したいです。ただし、次のことを確認したかったのです。CAN メッセージを送信する前に、通信をアクティブにするために SBC をプログラムする必要がありますか。それとも、SBC はすでにデフォルトで CAN メッセージの送信に使用できる状態になっているのでしょうか?

Re: S32k118q048 EVB SBC programming for CAN FD messages.

こんにちは@yousefdessouki123さん

ボード出荷時には、SBCは強制ノーマルモードに設定されており、CANトランシーバは有効になっています。設定は不要です。このモードの詳細については、UJA1169製品データシートの第7章をご覧ください。

また、 UJA1169トランシーバには12V電源が必要です。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:35 AM
更新者: