1109317_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1109317_zh-CN

1109317_zh-CN

MakerFaire 上的炫酷科技<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

创客嘉年华,我们来了!

本周末我们将在圣马特奥分享一些超酷的项目,九月份我们将去纽约。

经过大量工作,我们的团队已经整合了一些基于 Kinetis mcus、i.MX 6 处理器、Freedom 开发平台构建的超酷项目,以及以UDOORiotboard.org为特色的热门社区项目,诺维娜CuBox-iWandboard.orgWunderbar 、ZumoBots 等。以下是我们计划的一些事情。

谁不喜欢闪烁、耀眼的灯光?PJRC的工作人员制作了一个 LED 显示屏(准确地说是 4320 个),全部由一块Teensy3.1板控制,该板大约有一块口香糖那么大。Paul 制作了一些特殊的 Teensyduino 草图库,利用 Kinetis K20 MCU 的直接内存访问引擎 (DMA) 功能来实现此演示中显示的视频和音频。Paul 不仅管理了困难的 LED 时序,而且还为 SDCard 接口的所有视频提供服务。我们是否提到过它也可以播放音频?!

https://community.nxp.com/docs/DOC-100844

一旦您从标志上获得足够的光线,您就可以使用我们破解的 Wii-Fi(是的,它是 WII + WiFi)Nerf Swarmfire 测试您的技能。添加一些伺服器、一些重新布线和一个定制的 WiFi 遥控器,然后……立即享受乐趣!为了实现这一点,我们在 Nerf 本身(底座)上使用两个 FRDM-KL64F,并使用一个作为无线遥控器。基板处理来自遥控器的数据并相应地控制伺服器。

遥控板的行为有点像 Wii,用户必须移动遥控器,然后板载加速度计将其转换为运动,然后通过 WiFi 传递到基本控制器。最重要的是,我们只需要 3D 打印一个塑料控制器就可以将所有东西放进去。

https://community.nxp.com/docs/DOC-100845

这些是基于我的 Kinetis MCU 的演示。现在让我们来谈谈多媒体,也就是 i.MX 应用处理器。

当你到达该地区时,一定要和马里奥打个招呼。马里奥是一个自制的安卓机器人,拥有语音识别和Twitter连接功能。马里奥的心脏是一个运行 Android 4.3 的 UDOO Quad 加上一个 Arduino Motor Shield,它可以控制 2 个伺服器(马里奥的手臂)和 4 个转动 4 个轮子(马里奥的腿)的电机。为了展示他可爱的脸,马里奥有一个 7 英寸 LVDS 显示屏,而他的嘴是一个小扬声器。为了让他说话,我们利用了 Google API 的语音识别和文本转语音功能,赋予他生命。我们还使用了 Twitter API,通过 Twitter 控制马里奥,让他可以阅读推文,还可以通过简单的鸣叫向马里奥发送指令。


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 02:11 PM
更新人: