Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue Hello, I’m working with LPSPI and using LPSPI_MasterTransferBlocking. Since this is a blocking function, I expect the LPSPI peripheral to be free once the transfer is complete. However, I observed something different. After the blocking transfer, I read the SR (Status Register) using LPSPI_GetStatusFlags, and the returned value was 0x1001101. Do you have any suggestions? Ideally, after the blocking transfer, the LPSPI should be idle. I’m sharing a code snapshot below for reference.  if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag) { ret = STATUS_BUSY; PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count); } else { masterXfer.txData = SpiTxData; masterXfer.rxData = SpiRxData; masterXfer.dataSize = spiTransferSize; masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous; status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer); ret = STATUS_SUCCESS; staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF); PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag); count++; //sw_asm_delay_us(2U); } Re: ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue Hi @chandan_uv , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. Question:  After the blocking transfer, I read the SR (Status Register) using LPSPI_GetStatusFlags, and the returned value was 0x1001101. Answer: I check your LPSPI SR register value is 0x1001101, that is 0b0001 0000 0000 0001 0001 0000 0001, the TCF (Transfer Complete Flag) is 0,which means Transfer  Not complete. From IMXRT1170RM,  we can see the detail SR status TCF  description. In Master mode, indicates that all transfers have completed and that LPSPI has returned to Idle state and the transmit FIFO is empty. Question: Do you have any suggestions? Ideally, after the blocking transfer, the LPSPI should be idle. I’m sharing a code snapshot below for reference.  Answer: I suggest you can develop your project based on SDK demo. Please Verify the frame format configuration:  Make sure that the LPSPI settings (For example: Data Length, CPOL, CPHA) of the master device are exactly same to the slave device. Wish it helps you. If you still have question about it, please kindly let me know. Wish you a nice day! Best Regards MayLiu Re: ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue BTW LPSPI1 and IMU_SPI_IF is same.
記事全体を表示
MKL03 从 VLSS3 唤醒后崩溃。 您好,NXP 支持人员。   我正在调试为 MKL03Z32VFK4R 制作的应用程序。 该系统由 3 伏电池供电,大部分时间保持 VLSS3 低功耗模式。 LLWU_P4 引脚(在该 MCU(微控制器)中为 PTB0)配置为在上升沿唤醒。 有一个开关连接到 PTB0,按下时会产生上升沿,从而唤醒 MCU。 唤醒后,执行一些任务,最后返回VLLS3模式。   应用程序运行正常,但有时会间歇性崩溃。 我使用 Nordic Semiconductors 的 PPK2(Power Profiler Kit 2)进行了一些捕获。   我连接了配置为 3 伏电源的 PPK2 来代替电池。 这样我就排除了电池电量低的可能性。 我还连接了 PPK2 的第二个 USB,以保证高达 1000 mA 的供电能力。 我还将 MCU 的 I/O 引脚连接到 PPK2 上的数字输入 D0。 我对 I/O 引脚进行了编程,以切换每行执行的代码,最初的目的是找出它卡在了哪里。   下面我给出一组数字:   图 1:显示连续成功的 PTB0 开关按压循环;   图 2:详细显示了有效的循环。   图03:显示停止的循环,观察时间线,在这种情况下,停止需要5分28秒多一点的时间;   图04:显示崩溃循环,但MCU已恢复;   图 5:放大显示几乎停止的循环的最后部分。注意,D0 开始显示出 toogle 动态,显然与图 04 类似。   我做了几次测试,发现该问题是间歇性的。 有时崩溃会在最初几个周期内发生,有时会持续很长时间,就像本例一样,崩溃发生在 5 分钟以上之后。 我想到了几个假设: 1 - 我认为可能是 VLLS3 唤醒后 ACKISO 标志未被“清除”。 但 MCU 继续崩溃,甚至无条件“清除” ACKISO 标志。 我注释掉了清除 ACKISO 的行,只是为了看看是否会导致 MCU 崩溃。 令人惊讶的是,MCU 并没有崩溃,并且像没有造成任何影响一样正常工作。   2 - 最初,程序调用函数“InitLLWU”,该函数配置LLWU以检测引脚LLWU_P4(PTB0)上的正边沿并启用LLWU中断。 然后调用函数“enter_vlls(3)”进入VLSS3模式。 我尝试将“InitLLWU”函数放在“enter_vlls(3)”函数中,在这种情况下,我在调用__WFI之前放置了“InitLLWU”一行。 我认为崩溃的原因是在 MCU 进入 VLSS3 模式之前发生的 LLWU 中断,但即使在这一改变之后,崩溃仍然发生。   3-一开始我以为图03所示的崩溃表示MCU被唤醒,重启损坏并导致MCU崩溃。 还有一些情况,例如图 04 和 05 中所示的情况,看起来像是崩溃的情况,但 MCU 设法恢复了。 尽管图 04 的初始部分没有出现切换,但在图 05 所示的最终部分中,切换动态与图 02 所示的非常相似。 起初我以为问题可能是由于进入 VLLS3 之前的设置不当造成的。 尽管循环无效,但 MCU 设法恢复,所以我认为问题发生在唤醒之后,可能是部分重置不成功,或者某些初始化失败。   这些是我迄今为止进行的测试和得出的结论。 如果有人有过类似的经历并能给我任何建议,我将不胜感激。   此致。 回复:从 VLSS3 唤醒后 MKL03 崩溃。 你好 Celeste_Liu,抱歉这么晚才回复。 我设法发现了这个问题。 问题与低功耗模式无关,而是与 MKL03Z32VFK4R 的第 19 个引脚有关。 我发现,在唤醒后发生部分复位后,引脚 19 恢复为默认配置,即 NMI(不可屏蔽中断)功能。 我使用引脚 19 作为 GPIO 输入,即作为 PTB5 来读取开关的状态。 我相信重置后,在将引脚配置为 PTB5 之前,一些噪音会激活 NMI 处理程序。 由于我不使用 NMI 函数,我看到默认的 NMI 处理程序是一个锁定处理器的 while(1){} 循环。 根据我在帖子中找到的指导,我通过禁用 NMI 选项解决了该问题: https://community.nxp.com/t5/MCUXpresso-General/debug-problem-on-KL03Z8/mp/949741 我将Flash_Config word4改为0xFFFF3BFE,并做了多次测试,确认问题已经解决。 我感谢你们的支持。 回复:从 VLSS3 唤醒后 MKL03 崩溃。 你好 Celeste_Liu,非常感谢你的反馈。 我在我的项目中没有使用 CMP 比较器模块。 您是否认为即使如此,ERR008010 勘误表仍然有意义? 无论如何,您能向我展示解决方法所建议的代码是什么样的吗? 此致。
記事全体を表示
MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... これは、低レベルの(Linuxではない)マルチコアデバイスでの私の最初の経験なので、これは愚かな質問かもしれません... 「Getting Started with MCUXpresso SDK for MIMXRT1170-EVKB」のセクション 6.4 と 6.5 (Rev.0 — 31 December 2022)、これはSDKTOP/boards/evkbmimxrt1170/multicore_examples/hello_worldを指します。私はSDK-2-16-100_MIMXRT1170-EVKBを使用しています。また、EVKBの20ピンヘッダーにJLinkプログラマーを取り付けています。 私は初めてcm4 / cm7アプリケーションをビルド/ロード/実行することができましたが、指示が私には意味をなさないため、指示に完全には従わなかった(両方のコアでgdb / loadを実行する必要がありました)。 セクション 6.4 では、各アプリケーションを "ビルド" すると述べています。いいです;しかし、セクション6.5には次のように書かれています。プライマリ コア デバッガーは、プライマリ コア アプリケーションと補助コア アプリケーションの両方の SoC フラッシュ メモリへのフラッシュ処理を処理します。".それでよろしいですか。私は、何かを動作させるために、各コアに対して「ロード」操作(gdbを使用)を実行する必要があることがわかりました。 また、CM4のコードにマイナーチェンジをしてみましたが、プログラミングにはなっていないようです。gdbの "load"もプログラミング前にすべてを消去しますか? ここでのご意見はいただければ幸いです。 ありがとうございます Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... さて、今はわかったと思います... @Pavel_Hernandez、PDFは非常に便利でしたが、スレッドはIDEで押すべきボタンを指示する一連の命令にすぎません。物事を本当に理解しようとすると、あまり良くありません。 CM4の画像は、実際には「.core1_code」と呼ばれるセクションとしてCM7の画像に組み込まれていることがわかりました。CM7 のビルドは、以前にビルドされた CM4 イメージに依存するため、CM7 のビルド手順の 1 つは、CM4 イメージを CM7 のメモリ マップに組み込むことです。これは、cm4を使用してgdbで「ロード」を行うときに、実際のSPIフラッシュスペースにプッシュされていなかった理由を説明しています。私はこれが行われる方法があまり好きではありませんが、それは問題ありません。少なくとも今は理解しています。 どうもありがとう、大きな助け! Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... こんにちは、私の名前はPavelです、そして私はあなたのケースをサポートします、私はこれがデュアルコアプロセスについての詳細を理解するのに役立つことができるこのアプリのノートを見つけました、章2.1.2を参照してください詳細なブートフロー。 似たような議論がいくつかあり、理解するのに役立つかもしれません。 "..プライマリ コア デバッガーは、プライマリ コア アプリケーションと補助コア アプリケーションの両方の SoC フラッシュ メモリへのフラッシュ処理を処理します。" i.MX RT1170 デュアルコアアプリケーション たぶん、この他のスレッドはあなたがIDEでそれをテストするのを助けるかもしれません。 JLINKを使用してRT1170デュアルコアをデバッグする方法 - NXP Community よろしくお願いいたします パベル Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... まあ、これで問題が解決したとは言いたくありませんが、両方のコアでコードを実行することができました... 私はgdbがJLINKにフラッシュに書き込むように指示する方法に疑問を持っていたので、jlink gdbサーバーにフックされたgdbを使用する代わりに、各セクションを手動でロードする単純なjlinkスクリプトを作成しました(下記参照)。そのためには、 .elf から読み込み可能な各セクションを抽出する必要がありましたファイルを独自のバイナリファイルに入れます。 作成された各ファイルで、次のスクリプトを実行することができました。 EOEの1 デバイス=MIMXRT1176DVMAA_cm7 スピード4000 si SWDの r h ロードビン elfsect_.flash_config.bin,0x30000400 ロードビン elfsect_.ivt.bin,0x30001000 ロードビン elfsect_.core1_code.bin,0x33fc0000 ロードビン elfsect_.interrupts.bin,0x30002000 ロードビン elfsect_.text.bin,0x30002400 loadbin elfsect_。ARM.bin,0x30008d00 ロードビン elfsect_.init_array.bin,0x30008d08 ロードビン elfsect_.fini_array.bin,0x30008d0c ロードビン elfsect_.data.bin,0x30008d10 行く 出口 CM7をロードすると、うまくいきました。jlinkサーバーはダウンロードを確認したと言っていましたが、検証は失敗していたようです。 誰かが(NXPサポート)これを説明できますか? Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... 詳細情報... gdbで「load」を実行した後、JLinkGDBServerCLExeウィンドウに次のエラーが表示されることに気づきました... エラー:ターゲットの準備中にタイムアウトしました。RAMCodeは時間内に応答しませんでした。 RAMCode 側の Prepare() を実行できませんでした フラッシュ情報の決定中にエラーが発生しました (Bank @ 0x30000000)
記事全体を表示
AN12214モーター制御ソフトウェアをMcuXpressoにインポートする RT1060のソースコードをAN12214にインポートしようとしています。 AN12214SW.exeを実行してソースコードを抽出し、File->Import、既存のプロジェクトをワークスペースに使用しました。ネストされたプロジェクトの検索とプロジェクトをワークスペースにコピーするを選択しました。 RT1060にはAN12214SWとpmsm_ref_solを選択しました。 AN12214SWは問題なくインポートできます。 pmsm_ref_solはそうではありません。ファイルのディレクトリ構造は正しくインポートされますが、すべてのファイルに小さな黄色の!アイコン。ディレクトリにコピーされたファイルはありません。空白のディレクトリに同じ名前のファイルを置いても、McuXpressoはそれを見ることを拒否します。ディレクトリに別の名前のファイルを配置すると、プロジェクトエクスプローラーに表示され、McuXpressoから開くことができます。 McuXpressoにプロジェクトを正しくインポートさせるにはどうすればよいですか? 私はMCUXpresso IDE v24.9 [ビルド25]を実行しており、SDK_2.x_EVK-MIMXRT1060インストール Re:AN12214モーター制御ソフトウェアをMcuXpressoにインポートする 解決策を見つけました。「プロジェクトをワークスペースにコピーする」を選択しない場合、ビルドできます。
記事全体を表示
S32K310 CAN MessageBuffer and HwObjectCount 我在使用EB配置S32K310的MCAL的CAN模块时产生一些疑问: 1.我在手册中看到S32K310的MessageBuffer大小是64,那么HwObjectCount的最大配置数是否与MessageBuffer相关,如果不相关的话,我想知道HwObjectCount的最大配置数收什么因素的限制?MessageBuffer的最大个数64又会影响什么配置?(在我个人的理解中,FIFO的大小应该是由HwObjectCount决定的,且HwObjectCount不应该超过MessageBuffer的大小) 2.CAN模块是否一定要搭配CANIF组件使用,MailBox是在使用CANIF时才会用到的概念吗?MailBox的大小与什么有关? 感谢帮助!
記事全体を表示
S32K344:IO 引脚的 VOH 和 VOL 最小值和最大值 大家好, 我们正在使用S32K344 MCU。数据表中没有 IO 引脚的 VOH、VOL 最小值和最大值。 请提供相同的信息。 仅存在 VIH 和 VIL 最小最大细节。 回复:S32K344:IO引脚的VOH和VOL最小值和最大值 好的,谢谢! 回复:S32K344:IO引脚的VOH和VOL最小值和最大值 显然你可以这样使用它。 回复:S32K344:IO引脚的VOH和VOL最小值和最大值 著名的! 我可以考虑这个典型的 VOH/VOL 来进行分析,而不是考虑 VOH/VOL 的最小值/最大值, VOH >= VDD_HV_A/B - 0.7V 音量 <= 0.7V 我是对的嗎?请确认 回复:S32K344:IO引脚的VOH和VOL最小值和最大值 VOH/VOL 在 IOH 和 IOL 规范中间接声明为该电流测量的条件。 例如,对于 IOH_33 条件是 VOH >= VDD_HV_A/B - 0.7V 输出焊盘的 VI 特性可以通过点和 和 <0mA; VDD_HV_A/B> 之间的线性近似来估算。 同样,IOL_33 条件是 VOL <= 0.7V。 这意味着 VI 特性为 < IOL_33 ; 0.7V > 和 < 0mA ; 0V > 您可以按照我上面描述的方式估计 VI 特性,也可以使用 IBIS 仿真模型。
記事全体を表示
RT1170 VDD_USB_1P8用電源 私のアプリケーションでは、R1170 の USB 機能は使用しないSO、VDD_USB_3P3 を電源に直接接続する予定です。 VDD_USB_3P3 を DCDC_ANA に接続しても問題ありませんか?それとも、代わりに外部の 1.8V 電源に接続する必要がありますか? Re: RT1170 Power supply for VDD_USB_1P8 こんにちは@Omar_Anguiano よろしくお願いします。 DCDC_ANA 出力電力が 150mA 未満の場合、 DCDC_ANA を使用しても問題ないことがわかりました。 Re: RT1170 Power supply for VDD_USB_1P8 DCDC_ANA の出力電力が 150mA であることを考慮することが重要です。この接続によって DCDC_ANA がこれを超えて駆動する場合は、受け入れられません。 よろしくお願いします、 オマール
記事全体を表示
eiq でトレーニングしたオブジェクト検出モデルを imx8mp ボードまたは PC で使用するにはどうすればよいでしょうか? こんにちは、 私は以下のルーチンに従って「eIQ_Toolkit_UG.pdf」に従ってモデルをトレーニングしました。 データセットをインポート -> モデルを選択 -> 検出 -> バランス -> NPU -> トレーナー -> 検証 -> デプロイ -> モデルをエクスポート -> Tensorflow Lite モデルを保存しました。 以下は検証結果です。 以下は輸出モデルの概要です。 モデルプロパティは以下のようになります。 上部のプロパティに表示されているように、このモデルの出力名はStatefulPartitionedCall、型はfloat32[1,2034,7]です。しかし、output_dataの定義はどこで入手できますか?このモデルを推論プログラムでどのように使用すればよいでしょうか? 私の推論プログラムでは、推論結果を取得するために以下のコードを使用しましたが、正しくないようです。   output_data =インタープリタ.get_tensor( output_details [ 0 ][ 'index' ])   印刷(出力データ)   i が範囲内( output_data .shape[ 1 ] )の場合:         スコア=出力データ[ 0 ][ i ][ 0 ]         クラスID =出力データ[ 0 ][ i ][ 1 ]         x_min =出力データ[ 0 ][ i ][ 2 ]         y_min =出力データ[ 0 ][ i ][ 3 ]         x_max =出力データ[ 0 ][ i ][ 4 ]         y_max =出力データ[ 0 ][ i ][ 5 ]         その他=出力データ[ 0 ][ i ][ 6 ]   eiq検出モデルの推論実現についてアドバイスをお願いします。   よろしくお願いします! ワン・タオタオ Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? こんにちは@Zhiming_Liu eIQ ドキュメントではこの情報は見つかりませんでした。 imx8mp NPU 用の mobilenet ssd v3 を使用して object_detection モデルをトレーニングするために eiqtool を使用します。 eIQ_Toolkit_v1.16.0\workspace\モデル\mobilenet_ssd_v3\mobilenet_ssd_v3.ipynbに示されている例 推論は RTview と tensorflow を使用して行われますが、imx8mp には含めません。Tensorflow Lite推論を使用したいと思います。 テンソルの出力が得られます(クラスが1つあるため) 名前: StatefulPartitionedCall:0 テンソル: float32[1,2034,6] 位置: 392   (1, 2034, 2)、(1, 2034, 4)のスコアと境界ボックスに分割することにより、 そして、mobilenet_ssd_v3.ipynbと同じ出力処理に従います。境界ボックスとスコアが期待どおりに得られません。 SO、出力形式のシグネチャとは何でしょうか? 推測することはできます( https://community.nxp.com/t5/eIQ-Machine-Learning-Software/How-to-interpret-the-output-from-a-mobilenet-V3-correctly/より) モデルはクラスごとに2034個の検出を予測します。[1,2034,4]テンソルは、検出されたオブジェクトのボックスの位置(ピクセル単位[上、左、下、右])に対応します。 そして[1,2034,2]テンソルは私たちのクラスと背景のスコアに対応します。 eiq ツールでトレーニングしたモデルからは、正しく意味のある出力を取得できませんでした。このモデルは、出力の境界ボックスを組み合わせる独自の方法に従っているようで、rtview エンジンでのみ解釈できます。しかし、出力の詳細な説明をCANますか。rtview または tensorflow ライブラリを使用せずに表示する例はありますか? ありがとうございます。 Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? HELP-->eIQ Documentationで eIQ ドキュメントを参照してください。
記事全体を表示
如何在 imx8mp 板或电脑上使用 eiq 训练的物体检测模型? 你好 我根据"eIQ_Toolkit_UG.pdf" 按照以下步骤训练了一个模型。 import my dataset -> select model -> detection -> balanced -> npu -> trainer -> validate -> deploy -> export model -> tensorflow lite model saved. 以下是验证结果。 下面是出口模式 sumarry。 样板房如下。 在上部属性显示中,该模型的输出名称是StatefulPartitionedCall,类型是 float32[1,2034,7] ,但我从哪里可以获得 output_data 的定义? 如何在推理程序中使用该模型? 在我的推理程序中,我用下面的代码得到了推理结果,但似乎并不正确。 输出数据= 解释器.get_tensor(output_details[0]['索引]) 打印(输出数据) 为 i 在 范围(输出数据.shape[1]): 得分= 输出数据[0][i][0] class_id= 输出数据[0][i][1] x_min= 输出数据[0][i][2] y_min= 输出数据[0][i][3] x_max= 输出数据[0][i][4] y_max= 输出数据[0][i][5] 其他= 输出数据[0][i][6]   请给我一些关于 eiq 检测模型推理实现的建议。   谢谢您! 王涛涛 Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? 你好@刘志明 在eIQ 文档中找不到这一信息。 我们使用 eiqtool 在 imx8mp NPU 上使用 mobilenet ssd v3 训练对象检测模型。 eIQ_Toolkit_v1.16.0\workspace\models\mobilenet_ssd_v3\mobilenet_ssd_v3.ipynb 中给出的示例 推理是通过使用 RTview 和 tensorflow 来完成的,而我们的 imx8mp 并不想包含这些功能。我们希望使用 tensorflow lite 推理。 我们将得到张量的输出结果(因为我有 1 个类别) 名称:StatefulPartitionedCall:0 张量: float32[1,2034,6] 地点: 392   通过对每个 (1, 2034, 2), (1, 2034, 4) 分割成分数和边界框 然后按照 mobilenet_ssd_v3.ipynb 中的输出处理、我们没有得到预期的边界框和分数。 我想知道输出格式签名是什么? 我们可以猜测(来自 https://community.nxp.com/t5/eIQ-Machine-Learning-Software/How-to-interpret-the-output-from-a-mobilenet-V3-correctly/) 该模型预测每类有 2034 次检测。1,2034,4]张量对应于以像素表示的方框位置[...上、左、下、右] 的方框位置。 而 [1,2034,2] 张量则对应于我们班级和背景的分数。 我们无法从 eiq 工具训练的模型中获得有意义的正确输出,它似乎遵循一种独特的方式来组合输出边框,而这种方式只能由 rtview 引擎来解释。但我们能否得到有关输出的详细解释。不使用 rtview 或 tensorflow 库的示例? 谢谢。 Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? 请参阅 eIQ文档(带HELP)-->eIQ文档
記事全体を表示
LS1028ARDB I2C eeprom:如何加载 RCW 和引导加载程序 你好,我想知道如何在 I2C eeprom 中加载 RCW 和 BL,以便从这个源头启动主板。 我找到了这个主题:https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1028-RCW-generation-to-boot-from-I2C-EEPROM-to-NOR-Flash/m-p/1455702、但我也被卡住了。 我想知道需要加载哪个版本的 BL2,bl2_emmc、bl2_sd......但在我的 Yocto 编译中,并没有出现 bl2_i2c。 我需要修改什么才能生成这个吗?还是没有必要? 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 我知道这是个老话题,但我遇到的问题与这张票类似。 我按照步骤使用可启动的 SD 卡中的 u-boot 将 rcw 和 bl2 垃圾箱编程到 eeprom 中,并验证了数据存在于 EEPROM 中。当我将交换机重新配置为从 EEPROM 启动并捕获 j26 上的 i2c 流量时,我看到了: 看来 EEPROM 没有响应。 您能帮我弄明白如何让它像宣称的那样工作吗? Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 又见面了 我已经很久没有试过这个了,但它不起作用。 我一直在检查连接器 J26 上的 I2C 信号。当我启动板时,我只看到一个 I2C 命令。该命令是对 0x50 地址的写入请求。它没有来自 EEPROM 的 ACK: 这意味着 I2C 多路复用器的配置不正确,它没有连接到连接 EEPROM 的总线 0... 我相信 CPLD 应该配置这个设备以启用从 LS 到 EEPROM 的路径。 有什么变通办法可以让它正常工作吗?这是一个已知的问题吗? 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 请检查能否将 RCW 映像写入 i2c eeprom。 => tftp 0xa0000000 nxa22585/ls1028ardb/rcw_1500_gpu600.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0.2 0x10c = > 重置 => i2c read 0x50 0.2 0x10c 0xc0000000 => md 0xc0000000 c0000000: aa55aa55 80100000 3c004010 00000030 U.U......@.<0... c0000010:00000000 00000000 00000000 018f0000 ................ c0000020: 0030c000 00000000 020031a0 00002580 ...0......1...%... c0000030: 00000000 00003296 00000000 00000010 .....2.......... c0000040: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000050: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000060: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000070: 200e705a 00000000 bb580000 00000000 Zp.......X..... c0000080: 00000000 00000000 458ca4b5 334008bc ...........E..@3 c0000090: 00000001 33400154 47474747 33400158 ....T.@3GGGGX.@3 c00000a0: 47474747 334008bc 00000000 335008bc [email protected] c00000b0: 00000001 33500154 47474747 335008bc ....T.P3GGGG..P3 c00000c0: 00000000 33400890 00800401 33500890 [email protected] c00000d0: 00800401 33400098 00000000 33500098 [email protected] c00000e0: 00000000 31e00900 00000004 31e00400 .......1.......1 c00000f0: 1800d000 8000000a 00000400 1800d000 ................ => Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders ping@yipingwang Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 你好@yipingwang 在编写 bl2.bin 的过程中,板被冻结了,我相信加载不正确... 以下是捕获: 查看 LS1028ARDB 原理图,我认为 sw_cfg_wp 引脚应为 "0",以允许写入 eeprom: 我也设置了,但是写入过程冻结了,之后,一旦我切换到eeprom的启动选项,我就看不到任何打印的字符。 知道可能出了什么问题吗? 此致, 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 请尝试 https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1028-RCW-generation-to-boot-from-I2C-EEPROM-to-NOR-Flash/m-p/1455702中所附 i2c_ls1028a.zip 中的图像。 => tftp 0xa0000000 rcw_1500_gpu600.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0.2 10c => tftp 0xa0000000 bl2.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0x400.29431 请在与非闪存器上以 0x100000 的速度闪烁 fip 图像。 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 平@yipingwang,知道发生了什么吗? 此致, 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 您好, 感谢你的支持 看起来就像我执行时的样子: => i2c 写 0xa0000000 0x50 0x400.20x13431 处理器挂机了,所以我不确定 eeprom 中是否正确刷新了 bl2 二进制文件... 我已经在i2c写入命令中以十六进制格式写了大小。看起来已经完成了,我已经更换了启动开关,但在串行会话中什么也没打印... 我还有一个问题,是否需要重新刷新 fip?就我而言,我想用与非作为存储 uboot/kernel/rtfs 的地方。 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 以下是更新后的步骤: $ bitbake rcw -c cleansstate $ bitbake rcw -c patch 进入 RCW 源代码文件夹 build_ls1028ardb/tmp/work/ls1028ardb-fsl-linux/rcw/git-r0/git/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/,在 rcw_1500_gpu600.rcw 文件 .pbi的末尾添加以下命令 写 0x01e00400,0x1800d000 blockcopy 0xa,0x400,0x1800d000,0x9435 .结束 CCSR 写入命令: 在 DCFG 中存在的 启动位置指针低阶地址 (BOOTLOCPTRL) 寄存器中将启动位置指针 设置为 0x1800d000 。 区块复制命令: blockcopy 0x0a,0x400,0x00100000,0x9400 来源: I2C EEPROM = 0xa 源地址:0x400 目标地址:OCRAM (0x100000) 区块大小:B L2 二进制文件的大小(以字节为单位) $ bitbak rcw $ bitbake atf -c cleansstate $ bitbake atf 获取 build_ls1028ardb/tmp/deploy/images/ls1028ardb/atf/ 中的 atf 映像 bl2_flexspi_nor.pbl 和 fip_uboot.bin。 在 LS1028ARDB 的 U-Boot 启动上使用 I2C 编程 EEPROM = > i2c 探测器 有效芯片地址:00 50 52 53 57 66 67 77 7C = > i2c 写入 0xa0000000 0x50 0.2 0x11c = > i2c 读取 0x50 0.2 0x114 0x114 0x0000000 = > i2 c 写入 0xa0000000 0x50 0x400.2
記事全体を表示
ADCチャネル割り当てについて <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは、コミュニティの皆様 データシートの表99のADC1_IN0~ADC1_IN3に割り当てられます。 一方、リファレンスマニュアルのADCメモリマップでは、ADC1にはCH_AからCH_Dがあります。 以下をサポートするために、チャネル 0 を CHA_SEL、チャネル 1 を CHB_SEL、チャネル 2 を CHC_SEL、チャネル 3 を CHD_SEL に割り当てることは可能ですか? IN0-CH_A IN1-CH_B IN2-CH_C IN3-CH_D よろしくお願いいたします www.freescale.comのサイトに入って下さい i.MX7Dual About ADC channel assignment こんにちは、igorpadykovさん。 解決策なのですが、理解できないSO質問があります。 データシートのピン割り当てによると、ADC1_IN0 から ADC2_IN3 までの 8 つの物理入力があります。 リファレンスマニュアルでは、ADCx_CH_A_CFG1 の CHA_SEL の範囲は 0 ~ 15 です。 ADC1_INx と Channelx は何に対応していますか? それとも無関係でしょうか? ADC2_IN0はどのように設定すればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: About ADC channel assignment <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> こんにちは後藤 はい、可能です。14.1.1節で説明したように概要 i.MX 7デュアルアプリケーションプロセッサリファレンスマニュアル 「ADCは最大5つのロジックグループ(ChA / ChB / ChC / ChD / SW)をサポートします。各グループは1つのチャンネルを選択できます 0 〜 15 の物理チャネル。 よろしくお願いします イゴール ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注: この投稿で質問が解決した場合は、「正解」ボタンをクリックしてください。ありがとう! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
記事全体を表示
s32k144 aips の使い方は? ハイ フラッシュメモリを動的に保護したり保護解除したりする必要があります。 SO、MPU とフラッシュ保護レジスタ、AIPS について勉強しました。 MPU およびフラッシュ保護レジスタは解決できません。 また、AIPS(ペリフェラルアクセス保護)の説明は、RM で使用するには不十分です。 OPACR の wp ビットは関連していると思います。 しかし、各 wp ビットがどこを示しているのかわかりません。 AIPSの使い方を詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは@minsky 、 新しいThreadを作成していただけますか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは。周辺機器のアクセス制御では、どのレジスタとどのスロットにあるかをどのように決定するのでしょうか? Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 「X」は、S32K1 派生製品にペリフェラル アクセス制御が存在することを意味します。 FTFC の周辺アクセス制御は、OPACRA のスロット 0 にあります。 要件によって異なりますが、FTFCレジスタを書き込みから保護する場合は、OPACRA[WP0] = 1を設定します。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、ダニエル 「x」は何を意味していますか? どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? : FTFC を書き込み禁止にしたいです。 SO OPACR Slot1 が該当します。 でもどうやってCAN? よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 フィリップ Re: How to use s32k144 aips? こんにちは、フィリップ。 どのペリフェラルレジスタを書き込み保護しますか? RM に添付されているS32K1xx_Mamory_Map.xlsxを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ダニエル
記事全体を表示
ウォッチドッグタイマーMIMXRT1042XJM5Bのピン構成 親愛なるチームの皆様、 今後のプロジェクトでMIMXRT1042XJM5Bを使用する予定です。ウォッチドッグタイマーのピン配置を探しています。設定できる場所を教えてください。 ご連絡をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 バヴェシュ Re: Pin configuration for Watch Dog timer MIMXRT1042XJM5B こんにちは@bhaveshtirex 、 弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。 「今後のプロジェクトで MIMXRT1042XJM5B を使用する予定で、ウォッチ ドッグ タイマーを設定 CAN ピン配置を探しています」に関して、IMXRT1040RM には WDOG 外部信号に関する説明がいくつかあります。 ピンの設定方法については、MCUXPresso IDEsのピンツールを使用することができます。 お役に立てれば幸いです。 まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。 素敵な一日をお過ごしください! よろしくお願いします メイリュー
記事全体を表示
i.MX 8X 安全启动-两方而不是一方的密钥-Yocto Linux 通常如何处理以下安全启动/信任链场景?有什么先例? 在大多数文档/示例中,场景很简单:同一家公司创建设备和应用程序软件,出售带有应用程序软件的设备,只需要存放密钥。 但是,就我们而言:我们生产基于i.MX 8X的设备。我们的客户为设备开发软件应用程序,然后将带有软件的设备出售给客户。 我们的钥匙在 AHAB SRK。但是,我们还需要在某个地方为客户提供密钥,以便他们可以签署软件更新... 我们为客户提供 Yocto 开发的 SDK 和 Linux rootfs。我们的客户不会自己执行 Yocto 版本。他们使用 SDK 版本应用程序软件。 就安全启动以及谁的密钥存储在哪里而言,通常如何处理这种情况有哪些先例?各方的术语是什么? 谢谢 Peter 安全 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 如果您还没有收到,请通知我。 此致 哈维 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 嗨,@Harvey021。谢谢。请问在哪里可以找到内部系统邮件?我查看了 "私人信息"/"收件箱",但里面是空的? Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 你好@petero5 我已向您发送了内部系统邮件。 此致 哈维 Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux 你好@Harvey021谢谢,是的,我们使用的是带有 HSM 的 CST。 但我们仍在寻找最佳实践,即涉及两家公司而不是一家公司的信任链: A 公司制造该设备,构建 Yocto SDK 和 FIT 映像、U-启动、Linux 内核和 rootfs。 B 公司收到上述内容并开发应用程序(并创建应用程序分区)。 如果 A 写入 SRK 并关闭设备,则 B 可以相信设备和图像在发往它们的途中没有被篡改。 但是否需要一种方法来为应用分区注册 B 的公钥,或者将其纳入信任链? 谢谢 Peter Re: i.MX 8X secure boot - keys for two parties rather than one - Yocto Linux <7.3将 CST 与 CST 用户指南的硬件网络安全模块 > 一起使用可以作为参考。 您可以从IMX_CST_TOOL下载指南。 此致 哈维
記事全体を表示
如何更改默认 U-Boot 启动画面 (Yocto 电路板支持包 imx-6.12.20-2.0.0) 我使用的是 Yocto 电路板支持包 imx-6.12.20-2.0.0。在当前版本中,U-Boot 在启动时显示默认的 4 企鹅启动画面。 你能告诉我这个默认 U-Boot 启动映像是从哪里挑选的吗? 另外,作为 Yocto 版本的一部分,我怎样才能用自定义启动画面替换这个图像? 如果能就哪些源文件或 Yocto 配方需要修改提供任何指导,我们将不胜感激。 图形与显示 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 您好, 您的应用程序没有现成的修补程序,但需要您参照之前的提交修改源代码。 致敬, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 在提交中只提到要显示"logo_linux_clut224.ppm", ,但我的要求是在全屏(1920 x1080)中以单张图片而不是 4 张图片的形式显示logo_linux_clut224.ppm。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 你好, ,请参考此提交: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 Best Regards, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 谢谢,我可以更改默认日志, ,但像 4 张企鹅图片一样,它将我的自定义图片显示为 4 张图片 ,我们能否将其显示为 1920x1080 的单张图片? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 谢谢,我可以更改默认日志, ,但像 4 张企鹅图片一样,它将我的自定义图片显示为 4 张图片 ,我们能否将其显示为 1920x1080 的单张图片? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 您好, 您的内核不包含此提交:https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51,因此不会使用logo.ppm。 您可以将logo.ppm重命名为 log_linux_clut224.ppm,这样就可以替换原来的 logo_linux_clut224.ppm ,谢谢您的支持, Zhiming。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 仍然可以看到 logo_linux_clut224.ppm 显示原始企鹅图像。 我正在尝试替换 Yocto 映像上内核启动时显示的默认企鹅启动徽标。 根据https://variwiki.com/index.php/Yocto_Linux_logo的指示 , 我创建了一个 linux-imx_%.bbappend文件位于: > meta-freescale/recipes-kernel/linux/ 在那个 bbappend 里面,我添加了我的自定义 logo.ppm 并将图像放在 bbappend 旁边的文件目录下。 然后我重建了内核和镜像: $bitbake-c cleanall linux-imx $bitbake linux-imx $bitbake imx-imx $bitbake imx-image-full 但是,即使在重建之后,企鹅徽标仍在 启动时显示。 我查看了内部版本: > 内核源代码/驱动程序/视频/徽标/ 注意:在构建之前,我手动从驱动程序/视频/徽标中删除了 logo_linux_clut224.ppm,希望它能被替换——但它仍然会回来并且徽标没有改变。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 你好@binil 更换徽标需要修改内核源代码,徽标文件是 .ppm在此存档。您可以参考本指南。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/drivers/video/logo 对于 yocto 层,请参阅 yocto 指南来创建自定义层。 https://docs.yoctoproject.org/next/dev-manual/layers.html 致敬, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 我找到了 "sources/meta-openembedded/meta-oe/配方-kernel/linux/linux.inc" if [ -e${UNPACKDIR}/logo_linux_clut224.ppm ]; then install -m 0644${UNPACKDIR}/logo_linux_clut224.ppm drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm 我认为"logo_linux_clut224.ppm " 显示的是默认的企鹅图像, 如果是这样,能否请你帮我用我的"logo_linux_clut224.ppm" 文件修改一下?
記事全体を表示
复制: S32K314_324 RTD FLS 和 MemInFLS 有关读取和写入参数验证的问题 本帖复制自 此处 K3 团队, 我们的客户(SWS)希望恩智浦审查并验证以下 4 种闪存驱动程序参数的配置值是否在 CPU 负载和处理速度之间实现了最佳平衡。 因为该评估对于确保当前配置不会导致性能瓶颈或不必要的 CPU 开销非常重要。 Q1。您能检查一下吗? 我认为这很难估计性能...... 1.flsMaxRead 快速模式 — 256 字节 2. flsmaxReadNormalMode — 128 字节 3. flsmaxWrite 快速模式 — 256 字节(默认)4. flsmaxWriteNormalMode — 128 字节 他们使用的是 RTD2.0.1 D2207 但它们将更新到 RTD 5.0.0D2410 很快就到了。 -S32K3 实时驱动程序版本 2.0.1_D2207 -s32k3_s32m27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 5.0.0_D2410 尽管这些参数是 AUTOSAR 规范,但我无法在使用 RTD 2.0.1 和 5.0.0 的 S32DS 和 EB-Tresos 上找到这些参数... Q2.这些参数(包括正常和快速模式参数)在恩智浦 RTD(图 1)上可用吗? Q3.该 FlsTotalSize 参数在恩智浦 RTD(图 2)上可用吗? 我在 2025/09/10th 的客户&评审会议上获得了以下信息。 图 1.Davinch 展示了这一点。 图 2.Davinch 展示了这一点。 亲切的问候, Fumi 优先级:高 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 您好@Nhi_Nguyen, 非常感谢! 真诚的, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Fumihikoo_Sato、 1.驱动程序不使用FlsTotalSize。 2。因为这个代码包 4.0.0P24 遵循 AUTOSAR 4.4,使用 Fls,因此存在这些参数,且与 201 相同。 顺祝商祺! Nhi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Nhi_Nguyen, 非常感谢你的快速支持! 即使 FlsTotalSize 在 RTD 2.0.1 中作为"只读",RTD 是否使用该值? 因为客户告诉我们该值不正确。 你能内部检查一下吗? Q2.对不起,我犯了一个错误... 客户将升级 S32m27x 实时驱动程序 AUTOSAR 4.4 版本 4.0.0P24. 据我查看,FLS DRV 有 5 种参数。 您能否再检查一下 RTD4.4 P24 上是否存在这些参数? 问候您, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Fumihikoo_Sato、 如果用户将 RTD2.0.1 切换为 RTD5.0.0,则 RTD5.0.0 不存在这些参数(图 1-1)。 1.FlsMaxRead快速模式 2.FlsMaxReadNormalMode(最大读取正常模式 3.FlsMaxWrite快速模式 4.FlsMaxWriteNormalMode(最大正常写入模式 5.FlsTotalSize 总大小 => 是,因为 RTD500 只支持 Mem 驱动程序,不支持 Fls。这些参数只是在 ASP 规范中为 Fls 定义的。因此,这些参数不存在于 RTD500 中,也不会对 RTD500 中的 Mem 驱动程序产生影响。 如果用户将 FlsTotalSize 的值设置为 RTD 2.0.1,则不会产生影响(图 1-2) => 实际上,该节点是只读节点,因此用户无法对其进行配置。 顺祝商祺! Nhi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 您好@Nhi_Nguyen, 非常感谢您的支持! 如果用户将 RTD2.0.1 切换为 RTD5.0.0,则 RTD5.0.0 不存在这些参数(图 1-1) 1.FlsMaxReadFastMode 2.FlsMaxReadNormalMode 3.FlsMaxWriteFastMode 4.FlsMaxWriteNormalMode 5. FlsTotalSize 如果用户在 RTD 2.0.1 中设置了 FlsTotalSize 的值,则不会对其产生影响(图 1-2)。 是否正确? 图 1.Nhi Ans 致以最诚挚的问候, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Luis_Garabo、 关于 4 个参数 FlsMaxReadFastMode 、FlsMaxReadNormalMode、 FlsMaxWriteFastMode 、FlsMaxWriteNormalMode 的 说明 如下: 在快速/正常模式下,闪存驱动程序的任务处理功能在一个周期内读取/写入的最大字节数。 因此,如果 4 个参数的值越大,在长度相同的情况下,主函数的循环次数就越少。这也有助于提高性能。 如果我们将 Fls_u32MaxRead/Write 称为闪存驱动程序一个周期内要读取/写入的最大字节数,则它是根据这 4 个参数和默认模式计算得出的。例如 如果 Fls 默认模式为MEMIF_MODE_SLOW,则从FlsMaxReadNormalMode、FlsMaxWriteNormalMode获取 Fls_u32MaxRead/Write。 如果 Fls 默认模式为 MEMIF_MODE_FAST,则会从FlsMaxWriteFastMode、FlsMaxReadFastMode获取 Fls_u32MaxRead/Write。 在 S32K3 实时驱动 版本 2.0.1_D2207 的代码包中,支持 Fls 驱动程序。 在 S32K3_S32M27x 实时驱动 ASR R21-11 版本 5.0.0_D2410 的代码包中,支持 Mem 驱动程序。 它们遵循不同的 ASR 规范。因此,这些参数只存在于 RTD201 中,而不是 RTD500 中。 Q1. 在 2.0.1 中,是的。 Q2.是,但无法配置 顺祝商祺! Nhi
記事全体を表示
I2C 快速模式上升/下降时间下限 I2C 标准 (UM10204) 规定了快速模式下上升/下降时间的下限。 这是否是为了管理欠调和防止 EMS? 如果不是这些问题,是否就没有必要遵守下限? 这是另一家处理 I2C 的制造商的意见。 Re: I2C Fast Mode Rise/Fall Time Lower Limit 你好,托马斯、 感谢您的快速回复。 这很有帮助。 然而,既然如此,为什么快速模式增强版的上升时间更快,却没有最短限制呢? Re: I2C Fast Mode Rise/Fall Time Lower Limit Hi Keitaro、 定义下限不仅是为了管理电磁敏感度和下冲,也是为了确保符合I²C的设备之间强大的信号完整性和互操作性。 以下是制定这一规范的主要原因: - 信号完整性:过快的转换会导致反射、振铃和时序违规,尤其是在具有较长迹线或较高电容的系统中。下限有助于保持通信稳定。 - EMS 和欠冲:快速边缘会增加高频辐射,并可能因电感效应导致欠冲。时间限制有助于降低这些风险。 -设备兼容性:I²C 总线专为多设备、多供应商环境而设计。遵守定时规格可确保在所有兼容设备上可靠运行。 虽然在不担心 EMS 和欠冲的受控环境中,在下限之外运行在技术上是可行的,但这样做意味着偏离 I²C 标准。这可能会影响兼容性和长期可靠性。 总之,即使 EMS 和欠调不是直接问题,我也建议遵守规定的时序限制,以保持合规性并确保性能的一致性。 BRs, Tomas
記事全体を表示
GMAC0 クロックが s32g2 カーネルで動作しない - Linux BSP-43 こんにちは、皆さん。 私たちは、カスタム ボードで gmac0 が MII モードで PHY とインターフェースしている Linux BSP-43 の問題を解決しようとしています。 問題の詳細は下記のチケットに記載されています。このチケットを調査している NXP の担当者は休暇中です。誰か解決を手伝ってもらえませんか。私たちはすでにこれを優先して取り組むために多くの時間を費やしてきました。 https://community.nxp.com/t5/S32G/GMAC0-in-MII-mode-on-s32g2-not-getting-the-clk/mp/2170925#M14910 よろしくお願いいたします。 ミスバ Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43 こんにちは@khan_misbahさん、 私の理解では、GMAC を MII モードで設定する必要があるということです。BSP は RDB2 ボード用であり、MII イーサネット PHY がないため、MII を構成するための簡単な手順はありません。このリクエストについては社内チームにお問い合わせする必要がありますが、祝日のためほとんどのメンバーが不在であることをご了承ください。彼らからのフィードバックを得るまでに時間がかかることをお詫び申し上げます。 できるだけ早くご連絡させていただきます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43 こんにちは、 @khan_misbahさん、 緊急性は理解しておりますが、ご参照の投稿を確認し、問題と現在の状況を把握するために少し時間をください。 よろしくお願いします。
記事全体を表示
H265 解码占用 iMX8M Plus 更多的 CPU 负载 大家好, ,我正在尝试获取 vpu 的 clk_summary。我的 vpu_g1 设置为 "Y",但 vpu_g2 设置为 "N"。是不是因为这个原因,当我解码 H265 时,CPU 负载增加到 85% ,而解码 H264 时 CPU 负载仅为 7% 。 H265 解码命令: ./g2dec -tbs encoded.hevc -Oout.yuv H264 解码命令: /hx170dec-arm- otest_hxdec.yuv DOP_Animation_W_.H264 c at /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vpu vpu _g1 0 0 0 800000000 0 0 0 0 800000000 0 0 0 800000000 N 38300000.vpu_g1clk_hantro vpu_pll_ref_sel 0 0 0 24000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_bypass 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_out 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_idno_connection_id vpu_pll_out 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 700000000 0 0 50000Ndeviceless no_connection_id vpu_g2_root_clk 0 0 700000000 0 0 50000 N 38310000.vpu_g2clk_hantro 谢谢、 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 你好,在用上市 gst-launch 之前 我没有使用任何其他命令。 致敬, Zhiming Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 你好,你是 怎么在执行 gst-launch 命令时运行最高命令的。 谢谢, Hariharan Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 您好, 使用 gstreamer 的 i.MX8MP EVK 不存在 CPU 负载问题。 root@imx8mpevk:~# gst-launch-1.0 filesrc location=test_MediaCoder_HEVC_demo_video.mp4 typefind=true ! video/quicktime ! aiurdemux ! h265parse ! queue max-size-time=0 ! v4l2h265dec ! autovideosink Setting pipeline to PAUSED ... ====== V4L2DEC: 1.26.0 build on May 7 2025 08:46:20. ====== Pipeline is PREROLLING ... ====== AIUR: 4.10.0 build on May 10 2025 01:33:22. ====== Core: MPEG4PARSER_06.22.14 build on Apr 28 2025 08:50:53 file: /usr/lib/imx-mm/parser/lib_mp4_parser_arm_elinux.so.3.2 ------------------------ Track 00 [video_0] Enabled Duration: 0:00:59.958333000 Language: und Mime: video/x-h265, parsed=(boolean)true, alignment=(string)au, stream-format=(string)hev1, width=(int)1920, height=(int)800, framerate=(fraction)24/1, codec_data=(buffer)01016000000080000000000078f000fcfdf8f800000f03a00001001840010c01ffff0160000003008000000300000300789dc090a100010021420101016000000300800000030000030078a003c080321659de491b6bc0400800a2000100064401c173d189 ------------------------ ------------------------ Track 01 [audio_0] Enabled Duration: 0:01:01.347120000 Language: und Mime: audio/mpeg, mpegversion=(int)4, channels=(int)1, rate=(int)22050, bitrate=(int)28992, stream-format=(string)raw, codec_data=(buffer)138856e5a54880 ------------------------ Redistribute latency... Redistribute latency... Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... Redistribute latency... New clock: GstSystemClock ^Chandling interrupt. (37.5 %) Interrupt: Stopping pipeline ... Execution ended after 0:00:23.068026502 Setting pipeline to NULL ... Total showed frames (556), playing for (0:00:23.067971879), fps (24.103). Freeing pipeline ... root@imx8mpevk:~# cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vpu vpu_vc8000e 0 0 0 500000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_vc8ke_root_clk 0 0 0 500000000 0 0 50000 N 38320000.vpu_vc8000e clk_hantro_vc8000e vpu_bus 0 0 0 800000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_root_clk 0 0 0 800000000 0 0 50000 N 38320000.vpu_vc8000e clk_hantro_vc8000e_bus 38310000.vpu_g2 clk_hantro_bus 38300000.vpu_g1 clk_hantro_bus vpu_g1 0 0 0 800000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_g1_root_clk 0 0 0 800000000 0 0 50000 N 38300000.vpu_g1 clk_hantro vpu_pll_ref_sel 0 0 0 24000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll 0 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_bypass 0 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_out 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2_root_clk 0 0 0 700000000 0 0 50000 N 38310000.vpu_g2 clk_hantro 问题应该来自您的g2dec 应用程序。 致敬, Zhiming
記事全体を表示
K82マイクロコントローラのQSPIエイリアス領域の使い方 皆様、 現在、FRDM-K82F 評価ボード上の led_demo_qspi_alias デモ プロジェクトに取り組んでおり、デバッグ目的で K82 マイクロコントローラ上の QSPI エイリアス領域を活用する方法をより深く理解したいと考えています。 MBOOTQSPIUG ドキュメントに記載されている手順を慎重に実行しましたが、残念ながら期待どおりの結果は得られませんでした。参考までに、NXPコミュニティフォーラムの「frdmk82のled_demo_qspi_aliasサンプルプロジェクト使用時のトラブルシューティング」というトピックで私の問題も説明しました。 ここで、J-Link デバッガーと MCUXpresso を使用してプロジェクトをロードしてみることにしました。次のような動作が観察されました。 起動時に、プログラム カウンターがブートローダー領域で停止しているように見えます。 しかし、プログラムカウンタをmain()のアドレス(.mapから取得)に手動で設定すると、ファイル) の場合、デバッグ セッションが正常に開始されます。 この動作の原因は何なのか明確にしていただけますか?特に、MBOOTQSPIUG ドキュメントの手順が私のCASEでは機能しないと思われることを考慮すると、この起動の問題を回避するための推奨される方法はありますか? サポートをよろしくお願いいたします。 敬具、 ウラジミール・ジトリ Re: How use QSPI Alias region in K82 microcontroller こんにちは@Vladimir_Zitoli お問い合わせいただきありがとうございます。 - MBOOTQSPIUG ドキュメントの「第 8 章 QuadSPI エイリアス領域で実行されるアプリケーション」を参照しましたか?この章では、エイリアス メモリ領域からアプリケーションをダウンロードして実行する方法について説明します。手順の説明は IAR IDEs に基づいていることに注意してください。MCUXpresso IDE を使用している場合は、リンカー ファイルを設定するときに特に注意してください。 以下はその例です。 - MCUXpresso IDEで「led_demo_qspi_alias_a000」デモをデバッグするだけであれば、以下に示すように、リセット処理設定をSOFTに変更してください。 搭載デバッグ プローブを CMSIS-DAP に変更します。 BR アリス
記事全体を表示