2034319_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2034319_ja-JP

2034319_ja-JP

AN12214モーター制御ソフトウェアをMcuXpressoにインポートする

RT1060のソースコードをAN12214にインポートしようとしています。

AN12214SW.exeを実行してソースコードを抽出し、File->Import、既存のプロジェクトをワークスペースに使用しました。ネストされたプロジェクトの検索とプロジェクトをワークスペースにコピーするを選択しました。

RT1060にはAN12214SWとpmsm_ref_solを選択しました。

AN12214SWは問題なくインポートできます。

pmsm_ref_solはそうではありません。ファイルのディレクトリ構造は正しくインポートされますが、すべてのファイルに小さな黄色の!アイコン。ディレクトリにコピーされたファイルはありません。空白のディレクトリに同じ名前のファイルを置いても、McuXpressoはそれを見ることを拒否します。ディレクトリに別の名前のファイルを配置すると、プロジェクトエクスプローラーに表示され、McuXpressoから開くことができます。

McuXpressoにプロジェクトを正しくインポートさせるにはどうすればよいですか?

私はMCUXpresso IDE v24.9 [ビルド25]を実行しており、SDK_2.x_EVK-MIMXRT1060インストール


Re:AN12214モーター制御ソフトウェアをMcuXpressoにインポートする

解決策を見つけました。「プロジェクトをワークスペースにコピーする」を選択しない場合、ビルドできます。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:47 PM
更新者: