2131637_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2131637_ja-JP

2131637_ja-JP

RT1170 VDD_USB_1P8用電源

私のアプリケーションでは、R1170 の USB 機能は使用しないSO、VDD_USB_3P3 を電源に直接接続する予定です。

VDD_USB_3P3 を DCDC_ANA に接続しても問題ありませんか?それとも、代わりに外部の 1.8V 電源に接続する必要がありますか?

Re: RT1170 Power supply for VDD_USB_1P8

こんにちは@Omar_Anguiano

よろしくお願いします。

DCDC_ANA 出力電力が 150mA 未満の場合、 DCDC_ANA を使用しても問題ないことがわかりました。

Re: RT1170 Power supply for VDD_USB_1P8

DCDC_ANA の出力電力が 150mA であることを考慮することが重要です。この接続によって DCDC_ANA がこれを超えて駆動する場合は、受け入れられません。

よろしくお願いします、
オマール

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:52 PM
更新者: