2146764_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2146764_ja-JP

2146764_ja-JP

ウォッチドッグタイマーMIMXRT1042XJM5Bのピン構成

親愛なるチームの皆様、

今後のプロジェクトでMIMXRT1042XJM5Bを使用する予定です。ウォッチドッグタイマーのピン配置を探しています。設定できる場所を教えてください。

ご連絡をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

バヴェシュ

Re: Pin configuration for Watch Dog timer MIMXRT1042XJM5B

こんにちは@bhaveshtirex

弊社の製品にご興味をお持ちいただき、またコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

「今後のプロジェクトで MIMXRT1042XJM5B を使用する予定で、ウォッチ ドッグ タイマーを設定 CAN ピン配置を探しています」に関して、IMXRT1040RM には WDOG 外部信号に関する説明がいくつかあります。

mayliu1_2-1754451892871.png

ピンの設定方法については、MCUXPresso IDEsのピンツールを使用することができます。

mayliu1_4-1754452054949.png

お役に立てれば幸いです。
まだ質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。

素敵な一日をお過ごしください!

よろしくお願いします
メイリュー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:15 PM
更新者: