Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
TJA1103の正誤表 TJA1103の正誤表はありますか? Re: Errata document for TJA1103 こんにちは、ナウモワさん 良い一日! はい、訂正書はありますが、それはセキュアファイルとして分類されています。したがって、アクセスするには当事務所とNDAに署名する必要があります。 公式ウェブサイトを訪問し、「サポート」セクションから「サポートチケット」を選択してください。そこでCASEを開いてアクセスを申請でき、適切なチームに案内されます。 ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
查看全文
NXP Config Tools 26.06 for i.MX 无法加载已保存的配置 你好, 在评估 i.MX95 的新版 DDR 配置时,我发现配置工具中似乎存在一个错误。 以下是我具体的操作步骤,以便可以重现该问题: 1. 安装了该工具的Linux版本。 2. 创建了一个新配置。 3. 选定处理器 MIMX9596xxxxN。 4. 将预设更改为“LPDDR4X EVK / FRDM 15x15 4000MTs 配置”。 5. 保存配置,然后关闭工具。 6. 重新打开工具并加载已保存的配置。 此时根本不显示DDR配置信息。 至少 26.03 版本启动时 MCU 未被选中(手动选择即可解决问题),现在这个问题无法解决。 非常感谢您的帮助。 此致, 埃马努埃莱 Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration 该工具的 Windows 版本也存在同样的问题。 附图。 Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration 你好, 感谢您报告该工具的这个漏洞。 我能看出我这边的问题所在。 我会将此事上报给内部团队,以便尽快解决。 顺祝商祺! Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration 是否有更新或变通方法?它根本无法使用。 Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration 我刚刚安装并测试了 26.09 版本。按照 Emanuele 列出的步骤进行操作,但针对的是 MIMX9529xxxxx。 错误行为相同,无法加载先前创建的配置文件。 已在 Ubuntu 24.04 上测试。 顺祝商祺!
查看全文
[i.MX8MQ] MIPI-DSI SSC(スペクトラム拡散クロッキング)はデフォルトで有効になっていますか、それとも無効になっていますか? こんにちは、 i.MX8MQプラットフォーム上で、MIPI-DSI SSCのデフォルト設定が何なのか確認したいのですが、オンかオフか? Re: [i.MX8MQ] Is MIPI-DSI SSC (Spread Spectrum Clocking) enabled or disabled by default? こんにちは、 当社のテスト環境では、SSCは無効(OFF)になっています。 有効(ON) CASEがテストされたかどうかは不明です。 以下の議論が参考になるかもしれません。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/iMX8M-Mini-Spread-Spectrum/mp/1024187 . よろしくお願いします。
查看全文
NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration Hello, While evaluating the new version of the DDR configuration for the i.MX95, I came across what looks like a bug in the configuration tool. Here is exactly what I did, so the behavior can be reproduced: 1. Installed the Linux version of the tool. 2. Created a new configuration. 3. Selected processor MIMX9596xxxxN. 4. Changed the preset to "LPDDR4X EVK / FRDM 15x15 4000MTs Configuration". 5. Saved the configuration, then closed the tool. 6. Reopened the tool and loaded the saved configuration. At that point the DDR configuration is not displayed at all. At least the 26.03 version was starting with MCU unselected (selecting it manually solves the problem), now there is no way to solve the problem. Thank you very much for your help. Best regards, Emanuele Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration Also the windows version of the tool shows the same problem. Attached screenshots. Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration Hello, Thank you for report this bug in the tool. I was able to see the issue on my side. I will report it with internal team to solve it as soon as possible. Best regards. Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration Is there an update or a workaround? It is impossible to use it Re: NXP Config Tools 26.06 for i.MX not loading saved configuration I've just installed and tested version 26.09. Followed the same steps that Emanuele listed but for MIMX9529xxxxx. The incorrect behavior is the same, impossible to load previously created config files. Tested on Ubuntu 24.04. Best regards,
查看全文
监狱 DTS 适用于 9x9 imx.93 您好 - 请问你们提供适用于 9x9 imx.93 的 jailhouse 的 DTS 文件吗?我只能找到11x11尺寸的。 谢谢! 大卫 Re: jailhouse DTS for 9x9 imx.93 你好, 该设备树将包含在下一个 电路板支持包。 版本中。 // SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT) /* * Copyright 2023 NXP */ /dts-v1/; #include / { model = "NXP i.MX93 9x9 QSB"; compatible = "fsl,imx93-9x9-qsb", "fsl,imx93"; interrupt-parent = <&gic>; #address-cells = <2>; #size-cells = <2>; aliases { mmc0 = &usdhc1; serial1 = &lpuart2; }; cpus { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; A55_0: cpu@0 { device_type = "cpu"; compatible = "arm,cortex-a55"; reg = <0x0>; enable-method = "psci"; #cooling-cells = <2>; }; }; psci { compatible = "arm,psci-1.0"; method = "smc"; }; gic: interrupt-controller@48000000 { compatible = "arm,gic-v3"; reg = <0 0x48000000 0 0x10000>, <0 0x48040000 0 0xc0000>; #interrupt-cells = <3>; interrupt-controller; interrupts = ; interrupt-parent = <&gic>; }; timer { compatible = "arm,armv8-timer"; interrupts = , , , ; clock-frequency = <24000000>; }; clk_dummy: clock-dummy { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <0>; clock-output-names = "clk_dummy"; }; clk_400m: clock-400m { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <200000000>; clock-output-names = "200m"; }; osc_24m: clock-osc-24m { compatible = "fixed-clock"; #clock-cells = <0>; clock-frequency = <24000000>; clock-output-names = "osc_24m"; }; pci@fd700000 { compatible = "pci-host-ecam-generic"; device_type = "pci"; bus-range = <0 0>; #address-cells = <3>; #size-cells = <2>; #interrupt-cells = <1>; interrupt-map-mask = <0 0 0 7>; interrupt-map = <0 0 0 1 &gic GIC_SPI 227 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>, <0 0 0 2 &gic GIC_SPI 228 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>, <0 0 0 3 &gic GIC_SPI 229 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>, <0 0 0 4 &gic GIC_SPI 230 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>; reg = <0x0 0xfd700000 0x0 0x100000>; ranges = <0x02000000 0x00 0x10000000 0x0 0x10000000 0x00 0x10000>; }; soc@0 { compatible = "simple-bus"; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ranges = <0x0 0x0 0x0 0x80000000>, <0x28000000 0x0 0x28000000 0x10000000>; aips1: bus@44000000 { compatible = "fsl,aips-bus", "simple-bus"; reg = <0x44000000 0x800000>; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ranges; lpuart2: serial@44390000 { compatible = "fsl,imx93-lpuart", "fsl,imx8ulp-lpuart", "fsl,imx7ulp-lpuart"; reg = <0x44390000 0x1000>; interrupts = ; status = "disabled"; }; }; aips3: bus@42800000 { compatible = "fsl,aips-bus", "simple-bus"; reg = <0x42800000 0x800000>; #address-cells = <1>; #size-cells = <1>; ranges; usdhc1: mmc@42850000 { compatible = "fsl,imx93-usdhc", "fsl,imx8mm-usdhc"; reg = <0x42850000 0x10000>; interrupts = ; fsl,tuning-start-tap = <20>; fsl,tuning-step= <2>; status = "disabled"; }; }; }; }; &lpuart2 { clocks = <&osc_24m>; clock-names = "ipg"; status = "okay"; }; &usdhc1 { clocks = <&clk_dummy>, <&clk_dummy>, <&clk_400m>; clock-names = "ipg", "ahb", "per"; bus-width = <8>; non-removable; status = "okay"; }; 顺祝商祺! Re: jailhouse DTS for 9x9 imx.93 您是否也有适用于 9x9 上 qsb jailhouse 的匹配根单元配置文件? 谢谢
查看全文
i.MX8DXL CAAM COVER 对 P-384 私钥/黑斑用例的限制 您好,NXP团队: 我们正在评估 i.MX8DXL CAAM 对 ECDSA P-384 黑键/blob 的支持情况。 观察到的结果 P-256 从外部提供的明文 P-256 私钥开始: 明文密钥 → 封面 → 黑键斑点 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:通过 P-384(CAAM 生成的黑键) 生成 ECDSA 私钥,颜色为 KEY_COLOR_BLACK 无需 COVER 操作即可从私钥生成黑块 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:通过 P-384(外部明文私钥) 从外部提供的明文 P-384 私钥(48 字节)开始: 明文密钥 → 封面 → 黑键斑点 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:失败 补充观察 我们在NXP的补丁中注意到以下注释: https://github.com/nxp-imx-support/imx_sec_apps/blob/master/caam-ecdsa-blackkey/patch/0002-caam-black-key-blob-feature.patch /* * KEY 命令似乎限制为 32 字节,因此我们应该使用加载方式。 * 改为使用最多可加载 64 字节的命令。 * * TODO:KEY 命令表明它应该能够加载更大的密钥。 * 小于 32 字节,但实际上行不通 * * TODO:LOAD 命令表明它应该能够加载最多 96 个文件 * 字节键在实践中不起作用,并且限制为 64 字节。 */ 我们观察到了类似的行为。 使用 LOAD 命令而不是 KEY 命令,我们可以处理大于 32 字节的密钥,包括 48 字节的 P-384 私钥。 然而,这并不能解决上述问题。虽然可以将密钥覆盖并存储在一个块状物中,但恢复后的黑密钥不能成功用于 ECDSA 签名/验证。   我们的疑问: CAAM COVER 操作对于大于 32 字节的 ECC 私钥是否存在任何已知限制? 通过 COVER 导入外部 P-384 明文私钥,然后将其用作 ECDSA 黑密钥,这是否是支持的用例? 观察到的这种现象是否是由于 CAAM 硬件限制造成的? 是否有推荐的 CAAM 方法可以导入外部生成的 P-384 明文私钥并将其用作 ECDSA 操作的黑密钥? 任何指导都将不胜感激。 谢谢,并致以最诚挚的问候! 霍詹姆斯。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 补充说明:   我们关注的重点不仅限于 ECDSA 用例。   即使通过 COVER 导入外部 P-384 私钥不是 ECDSA 支持的工作流程,我们仍然想了解 COVER 操作本身的局限性。   在我们的应用中,COVER 操作不仅可以用于保护 ECDSA 私钥,还可以用于保护一般敏感数据。因此,支持大于 32 字节的有效载荷大小是一个重要的考虑因素。 根据我们的测试,使用 LOAD 命令变通方法可以处理大于 32 字节的有效载荷。小于约 80 字节的有效载荷似乎可以正常工作,而更大的有效载荷则表现出不稳定的行为。我们想了解这些观察结果反映的是 CAAM 的实际局限性还是实施问题。 NXP能否也澄清一下,COVER 操作本身是否存在任何已记录的大小限制,而与 ECDSA 用例无关?   谢谢! Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 我们需要搭建测试CAAM功能的环境。一旦有了结果,我们会立即通知您。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 王一平您好, 谢谢回复。 >>对于这一部分,您观察到了什么CAAM错误? >>请提供错误代码? 我们对所有与 ECDSA 相关的操作都使用以下代码补丁: " https://github.com/nxp-imx-support/imx_sec_apps/blob/master/caam-ecdsa-blackkey/patch/0001-linux-imx-4.14.78_1.0.0_ga-ecdsa-primitives-using-caam.patch " 当调用 caam_ecdsa_verify() 进行签名验证时, 它返回“ECDSA_VERIFY_FAIL (0)”。 仅当使用“P-384(外部明文私钥)”时才会出现错误。 >> 应用笔记“AN12838-使用 CAAM 安全密钥加强公钥密码学”描述了使用黑密钥的 ECDSA 签名演示,您是否正在使用类似的实现进行测试? 对于我们成功的案例,是的,它们很相似。 但对于我们失败的案例“P-384(外部明文私钥)”, 情况略有不同:密钥来自外部。 顺祝商祺! Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case “明文密钥 → 封面 → 黑键斑点 从黑斑中恢复黑键 ECDSA 签名/核实 结果:失败 在这一部分,你观察到了什么CAAM错误?能否提供错误代码?应用笔记“AN12838-使用 CAAM 安全密钥加强公钥密码学”描述了使用黑密钥的 ECDSA 签名演示,您是否正在使用类似的实现进行测试?谢谢。 关于KEY命令的限制,目前仍在调查中。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 对于失败的案例,您是否使用“KEY”命令和“FIFO STORE”命令根据明文私钥生成黑密钥?您能否提供故障案例中使用的 CAAM 描述符(十六进制单词)?检查命令和参数会更容易些。谢谢。 Re: i.MX8DXL CAAM COVER limitation for P-384 private key / black blob use case 王一平您好, >>对于失败的案例, >>您是否使用了“KEY”命令和“FIFO STORE”命令? >>如何根据明文私钥生成黑密钥? 不,我们使用的是 LOAD 命令而不是 KEY 命令。 在这种情况下,密钥为 48 字节 (P384)。 如 < https://github.com/nxp-imx-support/imx_sec_apps/blob/master/caam-ecdsa-blackkey/patch/0002-caam-black-key-blob-feature.patch > 中所述 “KEY 命令似乎限制为 32 字节,因此我们应该使用加载 * 改为使用最多可加载 64 字节的命令。 如果使用 KEY 命令输入 48 字节的密钥,则会报告 DECO 错误: 作业环状态:0x40000106 DECO,06h - 无效的 KEY 命令 因此,我们修改了代码,使其使用与上述补丁代码相同的 LOAD 命令。 谢谢,并致以最诚挚的问候!
查看全文
PEmicro GDB Launch Failure in S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 Hi, The board I am testing is MTRCKTSPS5744P (3-Phase PMSM Motor Control Development Kit with MPC5744P MCU). For some reason, the download process doesn't go well. This window pops up after failure in downloading when I click debug button. eunwoo_lee_0-1789496057004.png An window pops up showing this error message. Error in services launch sequence PEmicro GDB Launch Failure : The GDB Server was not able to establish a connection to the target processor. Please check your connections and power. Verify that the launch settings in the Debug Configuration are accurate. Console panel displays this message. Connection from "127.0.0.1" via 127.0.0.1. Connection from port "53438" to 7224 PE-ERROR: Warning. Can't read registers while part is running. PE-ERROR: Warning. Can't read memory while part is running. @0 (4 bytes) PE-ERROR: Warning. Can't read memory while part is running. @0 (4 bytes) PE-ERROR: Warning. Can't read registers while part is running. PE-ERROR: Warning. Can't read memory while part is running. @0 (4 bytes) PE-ERROR: Warning. Can't read memory while part is running. @0 (4 bytes) PE-ERROR: Warning. Can't Write Binary while part is running. 40001000 - Length of: 0 - Value of: Binary Data PE-ERROR: Warning. Can't Write Binary while part is running. 40001000 - Length of: 460 - Value of: Binary Data PE-ERROR: Warning. Can't Write Binary while part is running. 40001460 - Length of: 460 - Value of: Binary Data PE-ERROR: Warning. Can't Write Binary while part is running. 400018c0 - Length of: 460 - Value of: Binary Data PE-ERROR: Warning. Can't Write Binary while part is running. 40001d20 - Length of: 2e0 - Value of: Binary Data PE-ERROR: GDB Client Processing : Exception Occured : PROGRAM EXCEPTION! EXCEPTION CLASS: EIDCONNCLOSEDGRACEFULLY MESSAGE: CONNECTION CLOSED GRACEFULLY. ADDRESS 0X0046EA89 Disconnected from "127.0.0.1" via 127.0.0.1. Disconnection by port "53438" from 7224 Target Disconnected. Is there any solution you know for this problem? Thanks. Re: PEmicro GDB Launch Failure in S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 Hello, Is there any solution you know for this problem? As the message explains you cannot write/read registers on the fly. First stop the execution of the code in debugger and then you can modify the registers, memory, etc... The MPC5744P is running user code and the P&E probe is unable to halt the device, therefore all memory/register accesses fail and the download operation aborts. This looks less like a flash programming problem and more like a debugger failing to halt the MPC5744P before download. Is there for example SW with SWT0 enabled in the microcontroller? Or is it a fresh sample with no SW running? Best regards, Peter Re: PEmicro GDB Launch Failure in S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 I solved this problem by replacing the flat ribbon cable. Although the cable seems good in terms of connection, it fails to connect the debugger. I guess the cable is susceptible to crosstalk or line-to-line noise. I ended up making it work by creating shorter cable.
查看全文
在ubuntu上,如何使用mcuxpresso-secure-provisioning软件来固件加密加密并烧写到芯片 首先,我使用的芯片是 MCXN947。 我已经在我的Ubuntu系统中下载并安装了mcuxpresso-secure-provisioning-26.09-1_amd64-ubuntu26.deb软件包。 那么如何使用该软件生成已签名和加密的sb格式文件呢? 我已经观看了视频,对 bin 文件进行了签名和加密,并在 Windows 系统中成功地将 sb 文件写入了芯片。 Ubuntu系统上有视频操作软件吗?是否有关于签名和加密bin文件的命令行的相关文档? 谢谢! Re: 在ubuntu上,怎样使用 mcuxpresso-secure-provisioning 软件给固件签名加密并烧写到芯片 嗨@justdomyself 文档: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/ 描述 MCXN 设备工作流程的章节: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/06_processor_specific_workflow.html#n23x-n24x-n52x-n53x-n54x-n94x-device-workflow 命令行支持: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/08_command_line_operations.html 另请参阅 securep.exe 打印 - cli - 示例 Ubuntu 和 Windows 上的用户体验非常相似。如果遇到任何问题,请参阅故障排除部分: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/09_troubleshooting.html
查看全文
MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification Hi Team, We are currently working on the MIMXRT700 EVK and need clarification regarding battery connection and external board power-up. We observed that the PMIC IC has a VBAT input, but we are unable to identify the exact connector/header on the EVK where a battery can be connected directly. Could you please help us with the following: Please point us to the official battery connector/header available on the RT700 EVK. Exact connector/header location on the board Supported battery type/specification Recommended connector/part number We would also like to understand the correct procedure to power up the RT700 EVK using an external power adapter while still supporting flashing and debugging. Currently, we are powering and debugging the board through the USB debug port. We want to know: What changes/setup are required when powering the board externally for battery and adapter Whether flashing and debugging through USB/J-Link will continue to work in this setup. Thanks & Regards, Suhas Evaluation Board Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification Hi @suhas1503 , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! The PMIC supports battery power, but on the EVK, it is set to DNP by default. You can locate J37 on the schematic. A detailed description can be found in the “MIMXRT700-EVK Board User Manual[UM12188]”. Please take a look. Gavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.png Gavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.png For the RT700, there is no specific requirement regarding the choice of battery for the PMIC; you can select one based on the PCA9422 datasheet. In addition, the RT700-EVK supports powered by an external power adapter and supports a 5V power supply. It is connected via J45, and the power source is selected by shorting pins 1 and 2 on J2. The details is in “MIMXRT700-EVK Board User Manual[UM12188]” Section 2.2 . The on-board debugger continues to function normally when powered by an external power source. Best regards, Gavin Re: MIMXRT700 EVK Battery Connection and External Power Up Clarification Hi, I am using the MIMXRT700-EVK with a Murata 2EL M.2 module connected to the M.2 socket on the RT700-EVK. I am testing different examples from the MCUXpresso SDK. Hardware setup: - Board: MIMXRT700-EVK - M.2 module: Murata 2EL M.2 module - Murata 2EL module is connected to the M.2 socket - Power is supplied through JP37 using a battery - MCUXpresso SDK: SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK Observed behavior: When the RT700-EVK is powered through JP37 using a battery: 1. The hello_world example works correctly. 2. The xaf_record example works correctly. 3. The edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example builds and flashes successfully, but the application fails during runtime initialization. The UART log is: BLE Peripheral HT demo start... [sdio] Error: Card initialization failed [wifi_io] Error: SDIO driver init failed. ASSERT ERROR " API_SUCCESS == result ": file "middleware/wireless/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c" Line "120" However, when I use the same edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example with the J54 USB debug port and J45 port with the adapter, the example works correctly. Therefore, the EdgeFast Bluetooth example works correctly with the J54/J45 configuration but fails when the board is powered through JP37 using a battery. The hello_world and xaf_record examples work correctly with the JP37 battery configuration. Expected behavior: I expect the edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example to initialize the Bluetooth controller successfully when the RT700-EVK is powered through JP37 using a battery and the Murata 2EL M.2 module is connected. Questions: 1. Is the JP37 power configuration supported for running the EdgeFast Bluetooth examples with the Murata 2EL M.2 module? 2. Does the Murata 2EL M.2 module require any additional jumper, switch, or power configuration when JP37 is used with a battery? 3. Why does the application report the following errors when using the JP37 battery configuration? [sdio] Error: Card initialization failed [wifi_io] Error: SDIO driver init failed. 4. Is there any required power sequencing or M.2 power-enable configuration for the wireless module when using battery power through JP37? 5. Is there a recommended RT700-EVK jumper and power configuration for using the Murata 2EL M.2 module with the EdgeFast Bluetooth examples and battery power? Please let me know if you need any additional information, such as the complete UART log, jumper configuration, SDK configuration, schematic details, or power measurements. Thank you. Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP37 Hi, I am using the MIMXRT700-EVK with a Murata 2EL M.2 module connected to the M.2 socket on the RT700-EVK. I am testing different examples from the MCUXpresso SDK. Hardware setup: - Board: MIMXRT700-EVK - M.2 module: Murata 2EL M.2 module - Murata 2EL module is connected to the M.2 socket - Power is supplied through JP37 using a battery - MCUXpresso SDK: SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK Observed behavior: When the RT700-EVK is powered through JP37 using a battery: 1. The hello_world example works correctly. 2. The xaf_record example works correctly. 3. The edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example builds and flashes successfully, but the application fails during runtime initialization. The UART log is: BLE Peripheral HT demo start... [sdio] Error: Card initialization failed [wifi_io] Error: SDIO driver init failed. ASSERT ERROR " API_SUCCESS == result ": file "middleware/wireless/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c" Line "120" However, when I use the same edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example with the J54 USB debug port and J45 port with the adapter, the example works correctly. Therefore, the EdgeFast Bluetooth example works correctly with the J54/J45 configuration but fails when the board is powered through JP37 using a battery. The hello_world and xaf_record examples work correctly with the JP37 battery configuration. Expected behavior: I expect the edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht example to initialize the Bluetooth controller successfully when the RT700-EVK is powered through JP37 using a battery and the Murata 2EL M.2 module is connected. Questions: 1. Is the JP37 power configuration supported for running the EdgeFast Bluetooth examples with the Murata 2EL M.2 module? 2. Does the Murata 2EL M.2 module require any additional jumper, switch, or power configuration when JP37 is used with a battery? 3. Why does the application report the following errors when using the JP37 battery configuration? [sdio] Error: Card initialization failed [wifi_io] Error: SDIO driver init failed. 4. Is there any required power sequencing or M.2 power-enable configuration for the wireless module when using battery power through JP37? 5. Is there a recommended RT700-EVK jumper and power configuration for using the Murata 2EL M.2 module with the EdgeFast Bluetooth examples and battery power? Please let me know if you need any additional information, such as the complete UART log, jumper configuration, SDK configuration, schematic details, or power measurements. Thank you. Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 Hi @suhas1503 , I think the most likely reason is that the power required for the M.2 on the EVK comes from other components rather than VBAT. I suggest you take a look at the schematic. In particular, Sheet 5 and Sheet 6. In Sheet 5, identify all jumper caps similar to JP33 and switch them from SYS_5V0 to VBAT. In Sheet 6, identify all jumper caps similar to JP11 and switch them from PMIC to DCDC_3V3. The ultimate goal is to enable VBAT to power the corresponding modules. From what I’ve quickly glanced at, the key is to ensure that the power sources for MCU_3V3 and WL_3V3 are correctly configured. (If you have a new question, please feel free to submit a new ticket or post. Updates in closed threads are easily overlooked. Thank you for your understanding and cooperation!) Best regards, Gavin Re: Bluetooth Example Fails with SDIO/Wi-Fi Initialization Error When Powered by Battery Through JP3 Hi, I followed the jumper changes you suggested and tested the RT700-EVK with the battery supply. I changed the jumper settings as follows: JP33 → 2–3 JP34 → 2–3 JP36 → 2–3 JP11 → 2–3 JP7 → 2–3 I connected the 3.7 V, 500 mAh Li-Po battery to JP37. With these changes, the BLE Peripheral HT demo initialises successfully, and BLE starts advertising as expected. However, after running for some time, the RT700-EVK starts resetting continuously. After each reset, the application starts again, BLE initialises, and advertising starts again. So, the jumper changes have enabled the BLE functionality on battery power, but the continuous reset issue is still present. Could you please suggest what could be causing this repeated reset during battery-powered operation and what I should check next?
查看全文
I.MX6ULLのENET1は物理からデータを受信できません I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb  この機器は現場に300台配備されています。ほとんどの場合、それらは正常に稼働し、事業やサービスは期待どおりに機能します。しかしながら、時折、サービスにアクセスできなくなることがあります。調査の結果、eth1(ENET1)のLINK LEDは点灯したままで、ACT LEDが時々点滅しているにもかかわらず、eth1がパケットを受信しなくなることが確認されました。 さらに、ENET1のイーサネットケーブルを一度抜き差しすると、ネットワークが正常に戻ることも確認しました。デバイスを再起動することでも復元されます。根本原因の分析を手伝ってもらえますか?それはPHYにあるのかMACなのか? そこから読み取られるレジスタ値は以下のとおりです。 読み取るレジスタのリストには、MACレジスタとPHYレジスタの両方が含まれます。かなり長いため、次のページに掲載しています。 コマンド: phy eth1 0x1は PHY レジスタ 1 を読み取ります。 memtool i.MX6UL Linux Re: I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy こんにちは、@240697273 読み取るレジスタのリストには、MACレジスタとPHYレジスタの両方が含まれます。かなり長いため、次のページに掲載しています。 >>>これらのレジスターが見つからなかった。もう一度送ってください。 B、R
查看全文
KW45B41Z EVKが搭載デバッガーMCUリンクでプログラムされていないこと。 こんにちは、 kw45b41zevk_hello_world SDKのサンプルコードを使ってKW45B41Z-EVKをプログラムしようとしています。デバッグを開始すると、オンボードデバッガーは検出されますが、その後、次のエラーが発生します。 検出された利用可能なSWDデバイスは0個です。 デバイスを接続して、もう一度お試しください。 USBケーブルは J14 に接続し、 JP22はオン ボードデバッガでプログラムするために開いたままにしています。また、 KW45UMで述べられているように、 JP28のピン1と2は短絡されています。しかし、その後もサンプルプログラムをプログラミングしたりデバッグしたりすることができません。 kw45b41zevk_led_blinky SDKの例も試しましたが、同じように動作します。 KW45UMで説明されているように、外部デバッガを使用してJP22をショートさせてボードのデバッグも試みましたが、同じ問題が発生します。 発生している問題のスクリーンショットを添付しました。 セキュアプロビジョニングツールを使用して、フラッシュメモリを消去してイメージを書き込むことも試しました。まず、 JP25をショートさせてSW4を有効にし、次にSW4とリセット(SW3)を長押ししてISPモードに入りました。接続テストが成功した後、フラッシュメモリ(位置0x00000000 、サイズ0x100000 )の消去に成功しました。次に、以下の画像を使用しました。 ${SPT_INSTALL_BIN} \data\sample_data\targets\KW45B41Z8\source_images\kw45b41zevk_led_blinky.s19 画像の構築とプログラムは無事にでき、意図した RGB LED1 も点滅しており、KW45B41Z マイクロコントローラが正常に動作していることを示しています。しかし、それでもなお、基板のプログラミングやデバッグができません。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. こんにちは、 @kaif1 どのIDEを使っていますか? MCUXpresso IDEまたはMCUXpresso for VS Code? 私の方で試してみて、デフォルトのジャンパー設定をお知らせします。 よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. こんにちは、 @kaif1 ジャンパーの設定を参照してください。ローカル側で確認済みで、hello_world例をボードに正常にフラッシュできます。 そして、MCUXpresso IDEとSDK 25.12.00を使っています。 私のジャンパー設定を試してみて、うまくいくかどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。 Christine。 Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. Secure Provisioning Toolはチップ上でコードを正常にフラッシュ・実行できるため、物理ハードウェアは完全に問題ありません。つまり、「0 SWD デバイスを検出」というエラーは、IDEのデバッグプローブサーバーとオンボードのMCU-Linkファームウェア間の通信ミスマッチに起因しています。これは通常、MCU-LinkファームウェアをIDEs対応の最新バージョンに更新するか、接続中に手動でリセットボタンを押し続けることで解決し、低消費電力のアプリケーション状態がデバッグインターフェースをロックしないようにします。
查看全文
Experience with vendor's tools Hi guys, I am wondering what's your experience with using vendor's tools while working on their hardware? Let's say we talk about something like Layerscape series from NXP or STM32MP1 series. I've been working on a board based on one of the NXP's Layerscape SoC and I can't wrap my hand around the fact that the only tool they provide to bringup and verify eg. DDR is **bleep**ty IDE based on Eclipse. I mean, given the quality of this tool I wouldn't complain if they provided it for free but they charge hell a lot of money for a license. Want to learn how to do this or that using their IDE? Good luck, "best I can do" is, mostly not 100% accurate outdated, partial documentation, forum where you will always get an answer, that somebody will handle this and 240p video where you can barely see what's on the screen. I hope that I will only use it for DDR bringup and validation and will manage to do the rest without this tool. What's your experience with other vendors? How about TI? I've seen some tools from ST and they really looked much simpler but I don't have any practical experience. Re: Experience with vendor's tools Hello, The Eclipse base is aging, the DDR tooling (DDR Stress Test Tool) is functional but clunky, and the licensing cost vs. quality ratio is a common complaint in embedded communities. The documentation gap is real — AN (Application Notes) are often the better resource than the official tool docs. Many engineers use it purely for DDR PHY init/training as you plan, then move on.   Practical Tips for NXP Layerscape DDR Bringup Since you're stuck with it for now: The DDR Stress Test Tool standalone binary (separate from CodeWarrior) is sometimes available and lighter to use. NXP's i.MX/Layerscape community on GitHub has reference DDR configurations that can shortcut a lot of the tool-guided work. LSDK (Layerscape SDK) scripts sometimes expose DDR init parameters more transparently than the IDE. Regards
查看全文
Lx2160a用のIbisモデル こんにちは、みんな LX2160A用のIBISモデルをどうやって手に入れられるのか知りたいです。どなたか助けていただけませんか? どうもありがとうございます 元 Re: Ibis model for Lx2160a IBISモデルは公開されていません。こちらでケースを作成してください: https://support.nxp.com/s/?language=en_US  そして、秘密保持契約書(NDA)の内容を共有してください。 よろしくお願いします。
查看全文
freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) 我的项目项目程序按照规程建立后,发现freertos 系统 无法跑通 (已经调查过不是内存不足问题,应该 也不是优先级的问题),我的S32DS编译器版本如下图  任务直接建立失败,这个版本不支持freertos 吗?还是配置有什么特殊要求吗? Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) 你好@sunshine88 , 应用程序实际上并不是因为 sys_msleep(5000) 调用本身而卡住的。该行为表明 sys_now() 使用的时间基准没有递增。因此, sys_msleep() 中的超时条件永远不会达到。 在 OSIF 配置截图中, OsIfUseSystemTimer 已启用,操作系统类型设置为 FreeRTOS。但是, OsIfCounterConfig_0 下的引用(包括计数器和系统定时器时钟引用)似乎不完整或为空。仅添加 PIT 组件并不能保证 OSIF 时基已正确配置和初始化。 目前请不要修改 TCP/IP 协议栈源代码或实现其他延迟解决方法。我建议如下: 从已安装的 TCP/IP 协议栈软件包中导入原始的 lwip_FreeRTOS_s32K358 示例。 构建并运行原始示例,无需任何修改。 检查原示例中 sys_now() 是否递增。 将 FreeRTOS、BaseNXP/OSIF、PIT、时钟、中断和 TCP/IP 协议栈配置与您的自定义项目进行比较。 验证生成的初始化序列是否包含所需的 BaseNXP/OSIF 和定时器初始化。 我们仍然需要之前请求的信息才能正确分析定制项目: MCU 的确切零件编号; 精确的评估板或定制板; 用作起点的原始示例或项目类型; 未修改的 lwip_FreeRTOS_s32K358 示例是否能在相同的硬件上运行; 生成的 sys_now() 实现; xTaskGetTickCount() 返回的 FreeRTOS tick 计数是否增加。 请先检查 xTaskGetTickCount() 。如果 sys_now() 保持不变而它增加,则说明 FreeRTOS 调度程序和滴答中断正在运行,问题具体出在 OSIF 时基配置或初始化中。如果 xTaskGetTickCount() 也保持不变,则问题更加根本,必须调查 FreeRTOS 滴答中断或调度程序配置。 如果可以,请提供完整的项目存档,而不仅仅是配置截图。如果没有生成的配置和初始化代码,就无法确定 sys_now() 实际使用的是哪个定时器或时钟源。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) 你好,现在我建立了一个LWIP程序例程,但是以太网mainLoopTask任务却卡在 sys_msleep(5000); 无法延时,我单步进入此函数,发现 startTime = sys_now(); sys_now()函数无法计数,现在我的配置页如下,是什么原因造成的那?感觉很迷惑。 Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) 你好@sunshine88 , 您截图中显示的版本应该支持 FreeRTOS。S32 设计工作室 3.5 更新 14,RTD 4.0.0FreeRTOS 4.0.0 和 TCP/IP 协议栈 1.0.4看起来是预期的软件包组合,所以这似乎不是一般的版本兼容性问题。 根据所示代码,故障直接发生在 xTaskCreate() 中。请您提供以下信息? 具体的MCU部件号以及所使用的评估板或定制板。您之前提到过 S32K358,但请确认具体的器件型号和主板型号。 用作起点的原始示例的名称。 xTaskCreate() 返回的值。 xPortGetFreeHeapSize() 在调用 xTaskCreate() 之前和之后打印的值。 配置的 configTOTAL_HEAP_SIZE、configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION 的值,以及选定的 FreeRTOS 堆实现,例如 heap_4.c。 应用程序停止的确切位置,包括调试器调用堆栈(如果它进入断言、异常或 HardFault 处理程序)。 请注意,MCU 总 RAM 充足并不一定意味着 FreeRTOS 堆内存充足。xTaskCreate() 从 FreeRTOS 堆中动态分配任务控制块和任务堆栈。此外,1024U 堆栈深度参数通常表示堆栈元素而不是字节,因此在 Cortex-M7 上实际分配的内存大于 1024 字节。 作为基准测试,我建议导入并运行原始的 lwIP FreeRTOS 示例,不要做任何修改。一旦原始示例运行正常,请添加一个带有小堆栈、普通优先级和循环内 vTaskDelay() 调用的附加任务。这将有助于区分环境或电路板配置问题与额外任务引入的问题。 我还注意到,您的 xTaskCreate() 调用使用了 1024U 的堆栈深度,而原始工作示例使用了 256U。请恢复原始值 256U,并先测试未修改的示例。请注意,此参数指定栈元素的数量,而不是字节数,因此使用 1024U 需要更多的 FreeRTOS 堆空间。   此致, 帕维尔
查看全文
熟悉供应商的工具 大家好,我想了解一下你们在使用厂商提供的工具来维护他们硬件时的经验如何?假设我们谈论的是 NXP 的 Layerscape 系列或 STM32MP1 系列之类的产品。我一直在开发一款基于 NXP Layerscape SoC 的电路板,但我无法理解他们提供的唯一用于启动和验证例如 SoC 的工具是什么。DDR 是一个基于 Eclipse 的垃圾 IDE。我的意思是,考虑到这个工具的质量,如果他们免费提供,我不会抱怨,但他们的许可证费用却高得离谱。想学习如何使用他们的 IDE 来完成这个或那个操作吗?祝你好运,“我能做的最好的就是”提供一些不太准确、过时、不完整的文档,以及一个你总能得到答案的论坛,保证有人会处理这个问题,还有一段240p的视频,你几乎看不清屏幕上的内容。我希望我只会用它来启动和验证 DDR,其余工作无需这个工具就能完成。你与其他供应商的合作经验如何?TI 的产品怎么样?我见过 ST 的一些工具,看起来确实简单得多,但我没有任何实际经验。 Re: Experience with vendor's tools 你好, Eclipse 基础架构已经老化,DDR 工具(DDR 压力测试工具)虽然功能齐全但笨拙,而且许可成本与……相比。质量与比例失衡是嵌入式社区普遍抱怨的问题。文档缺失是真实存在的——应用笔记通常比官方工具文档更有价值。许多工程师仅将其用于 DDR PHY 初始化/训练,然后按照计划进行下一步。   NXP Layerscape DDR启动实用技巧 既然你现在只能接受它了: DDR压力测试工具的独立二进制文件(与CodeWarrior分开)有时可用,而且使用起来更轻便。 NXP在 GitHub 上的 i.MX/Layerscape 社区提供了参考 DDR 配置,可以简化许多工具引导的工作。 LSDK(Layerscape SDK)脚本有时比 IDE 更透明地公开 DDR 初始化参数。 此致
查看全文
FreeRTOS system cannot run (cannot run immediately after creation) After my project program was built according to the specifications, I found that it could not run on the FreeRTOS system (I have investigated and it is not a memory shortage issue, nor should it be a priority issue). My S32DS compiler version is shown in the image below. The task failed to be created. Does this version not support FreeRTOS? Or are there any special configuration requirements? Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) Hello @sunshine88 , The application is not actually stuck because of the sys_msleep(5000) call itself. The behavior indicates that the time base used by sys_now() is not incrementing. Therefore, the timeout condition inside sys_msleep() can never be reached. In the OSIF configuration screenshot, OsIfUseSystemTimer is enabled and the operating system type is set to FreeRTOS. However, the references under OsIfCounterConfig_0 , including the counter and system timer clock references, appear to be incomplete or empty. Adding the PIT component alone does not guarantee that the OSIF time base is correctly configured and initialized. Please do not modify the TCP/IP Stack source code or implement another delay workaround at this point. Instead, I recommend the following: Import the original lwip_FreeRTOS_s32K358 example from the installed TCP/IP Stack package. Build and run the original example without any modifications. Check whether sys_now() increments in the original example. Compare the FreeRTOS, BaseNXP/OSIF, PIT, clock, interrupt, and TCP/IP Stack configurations with your custom project. Verify that the generated initialization sequence includes the required BaseNXP/OSIF and timer initialization. We still need the information requested previously to analyze the custom project correctly: the exact MCU part number; the exact evaluation board or custom board; the original example or project type used as the starting point; whether the unmodified lwip_FreeRTOS_s32K358 example works on the same hardware; the generated implementation of sys_now() ; whether the FreeRTOS tick count returned by xTaskGetTickCount() is increasing. Please first check xTaskGetTickCount() . If it increases while sys_now() remains constant, the FreeRTOS scheduler and tick interrupt are running, and the problem is specifically in the OSIF time-base configuration or initialization. If xTaskGetTickCount() also remains constant, the problem is more fundamental and the FreeRTOS tick interrupt or scheduler configuration must be investigated. If possible, please also provide the complete project archive rather than configuration screenshots only. Without the generated configuration and initialization code, it is not possible to determine which timer or clock source is actually used by sys_now() . Best regards, Pavel Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) Hello, I have created an LWIP program routine, but the Ethernet mainLoopTask task is stuck at sys_msleep(5000); unable to delay. When I step into this function, I find that startTime = sys_now(); the sys_now() function cannot count. My current configuration page is as follows. What could be causing this? I'm very confused. Re: freertos 系统跑不通问题(创建即跑不通) Hello @sunshine88 , The versions shown in your screenshots should support FreeRTOS. S32 Design Studio 3.5 Update 14, RTD 4.0.0, FreeRTOS 4.0.0, and TCP/IP Stack 1.0.4 appear to be the expected package combination, so this does not look like a general version compatibility issue. According to the code shown, the failure occurs directly in xTaskCreate(). Could you please provide the following information? The exact MCU part number and evaluation board or custom board being used. You previously mentioned S32K358, but please confirm the exact device and board. The name of the original example used as the starting point. The value returned by xTaskCreate(). The value printed by xPortGetFreeHeapSize() before and after the xTaskCreate() call. The configured values of configTOTAL_HEAP_SIZE, configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION, and the selected FreeRTOS heap implementation, for example heap_4.c. The exact point where the application stops, including the debugger call stack if it enters an assertion, exception, or HardFault handler. Please note that sufficient total MCU RAM does not necessarily mean that sufficient FreeRTOS heap is available. xTaskCreate() dynamically allocates both the task control block and the task stack from the FreeRTOS heap. Also, the 1024U stack-depth argument normally represents stack elements rather than bytes, so the actual allocation is larger than 1024 bytes on the Cortex-M7. As a baseline test, I recommend importing and running the original lwIP FreeRTOS example without modifications. Once the original example works, please add the additional task with a small stack, a normal priority, and a vTaskDelay() call inside its loop. This will help distinguish an environment or board configuration problem from an issue introduced by the additional task. I also noticed that your xTaskCreate() call uses a stack depth of 1024U, while the original working example uses 256U. Please restore the original value of 256U and test the unmodified example first. Note that this parameter specifies the number of stack elements, not the number of bytes, so using 1024U requires significantly more FreeRTOS heap.   Best regards, Pavel
查看全文
Replacement of MIMX8QM6AVUFFAB with MIMX8QP6AVUFFAB Can we replace MIMX8QM6AVUFFAB with MIMX8QP6AVUFFAB Re: Replacement of MIMX8QM6AVUFFAB with MIMX8QP6AVUFFAB The replacement is practical if the design does not use the QuadMax-only compute/DSP resources and the QP-specific software and hardware checks pass.
查看全文
I.MX6ULL ENET1 无法从物理层接收数据 I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb  我们现场部署了300台这种设备。大多数情况下它们都能正常运行,业务/服务也能按预期运作。然而,我们偶尔会发现服务无法访问。经调查,我们发现 eth1 (ENET1) 停止接收数据包,即使其 LINK LED 指示灯常亮,ACT LED 指示灯有时闪烁。 此外,我们还验证了在 ENET1 上拔下并重新插入以太网电缆一次后,网络恢复正常。重启设备也能恢复它。请您帮忙分析一下可能的根本原因——是在物理层(PHY)还是媒体访问控制层(MAC)? 从该寄存器读取的值如下: 我们读取的寄存器列表包括 MAC 寄存器和 PHY 寄存器。由于篇幅较长,全文列于下一页。 命令: phy eth1 0x1读取 PHY 寄存器 1。 内存工具 i.MX6UL Linux Re: I.MX6ULL ENET1 can't recv data from phy 你好@240697273 我们读取的寄存器列表包括 MAC 寄存器和 PHY 寄存器。由于篇幅较长,全文列于下一页。 我找不到这些登记簿。请重新发送。 B,R
查看全文
KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. Hi, I am trying to program the KW45B41Z-EVK using the kw45b41zevk_hello_world SDK example code. When I start debugging, the onboard debugger gets detected, but then I get the following error: 0 Available SWD Devices detected. Connect a device and try again. I have connected the USB cable to J14 and left JP22 open (to program using the onboard debugger itself). Also, JP28 pins 1 and 2 are shorted, as mentioned in the KW45UM. However, even after that, I am unable to program and debug the example. I have also tried the kw45b41zevk_led_blinky SDK example, but it behaves in the same way. I also tried using an external debugger to debug the board by shorting JP22, as mentioned in the KW45UM, but I am getting the same issue. I have attached a screenshot of the issue I am facing. I also tried to erase the flash and write the image using the Secure Provisioning Tool. First, I entered ISP mode by shorting JP25 to enable SW4, then long-pressed SW4 and Reset (SW3). Once the Test Connection passed, I erased the flash (location 0x00000000, size 0x100000) successfully. Then I used the following image: ${SPT_INSTALL_BIN}\data\sample_data\targets\KW45B41Z8\source_images\kw45b41zevk_led_blinky.s19 I was able to build and program the image successfully, and the intended RGB LED1 is also blinking indicating that KW45B41Z microcontroller is working fine. However, even after this, I am still unable to program or debug the board. Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. Hi, @kaif1  Which IDE are you using?  MCUXpresso IDE or MCUXpresso for VS Code? Let me have a try on my side, then let you know the default jumper settings. Best regards, Christine. Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. Hi, @kaif1  Please refer to my jumper settings, and I verified on my local side, I can flash hello_world example into the board successfully. And I am using MCUXpresso IDE with SDK 25.12.00. Please have a try with my jumper settings and then let me know whether it works for you . Best regards, Christine. Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link. Since the Secure Provisioning Tool can successfully flash and run code on the chip, the physical hardware is completely fine, meaning the "0 SWD Devices detected" error stems from a communication mismatch between your IDE's debug probe server and the onboard MCU-Link firmware. This is usually resolved by updating the MCU-Link firmware to the latest version compatible with your IDE, or by manually holding down the reset button during the connection sequence to prevent a low-power application state from locking out the debug interface.
查看全文
how to read lpddr5's mr with imx95 HI experts:      As title , how to read LPDDR5's MR register with imx95 ?  I have reference to the BSP of imx8mp and imx9,  and found the code " lpddr4_mr_read"  . But I found that they are difference, and there is no mention of how to read MR in reference manual. Best Regards. Yocto Project Re: how to read lpddr5's mr with imx95 HI db16122: I want to read the "manufacturer id" in imx-oei for difference DDR compatible.   Re: how to read lpddr5's mr with imx95 please refer to User Guide for Config Tools for i.MX.-Which MR is most important? Re: how to read lpddr5's mr with imx95 IMX95 DDR initialized in the oei/ddr. An only MR write is used, no read examples. DDRC->DDR_SDRAM_CFG |= DDRC_DDR_SDRAM_CFG_MEM_EN_MASK; Thanks
查看全文