你好,
在评估 i.MX95 的新版 DDR 配置时,我发现配置工具中似乎存在一个错误。
以下是我具体的操作步骤,以便可以重现该问题:
1. 安装了该工具的Linux版本。
2. 创建了一个新配置。
3. 选定处理器 MIMX9596xxxxN。
4. 将预设更改为“LPDDR4X EVK / FRDM 15x15 4000MTs 配置”。
5. 保存配置,然后关闭工具。
6. 重新打开工具并加载已保存的配置。
此时根本不显示DDR配置信息。
至少 26.03 版本启动时 MCU 未被选中(手动选择即可解决问题),现在这个问题无法解决。
非常感谢您的帮助。
此致,
埃马努埃莱
该工具的 Windows 版本也存在同样的问题。
附图。
你好,
感谢您报告该工具的这个漏洞。
我能看出我这边的问题所在。
我会将此事上报给内部团队,以便尽快解决。
顺祝商祺!
是否有更新或变通方法?它根本无法使用。
我刚刚安装并测试了 26.09 版本。按照 Emanuele 列出的步骤进行操作,但针对的是 MIMX9529xxxxx。
错误行为相同,无法加载先前创建的配置文件。
已在 Ubuntu 24.04 上测试。
顺祝商祺!