2398068_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2398068_ja-JP

2398068_ja-JP

KW45B41Z EVKが搭載デバッガーMCUリンクでプログラムされていないこと。

こんにちは、

kw45b41zevk_hello_world SDKのサンプルコードを使ってKW45B41Z-EVKをプログラムしようとしています。デバッグを開始すると、オンボードデバッガーは検出されますが、その後、次のエラーが発生します。

検出された利用可能なSWDデバイスは0個です。
デバイスを接続して、もう一度お試しください。

USBケーブルは J14 に接続し、 JP22はオン ボードデバッガでプログラムするために開いたままにしています。また、 KW45UMで述べられているように、 JP28のピン1と2は短絡されています。しかし、その後もサンプルプログラムをプログラミングしたりデバッグしたりすることができません。

kw45b41zevk_led_blinky SDKの例も試しましたが、同じように動作します。

KW45UMで説明されているように、外部デバッガを使用してJP22をショートさせてボードのデバッグも試みましたが、同じ問題が発生します。

発生している問題のスクリーンショットを添付しました。

セキュアプロビジョニングツールを使用して、フラッシュメモリを消去してイメージを書き込むことも試しました。まず、 JP25をショートさせてSW4を有効にし、次にSW4とリセット(SW3)を長押ししてISPモードに入りました。接続テストが成功した後、フラッシュメモリ(位置0x00000000 、サイズ0x100000 )の消去に成功しました。次に、以下の画像を使用しました。

${SPT_INSTALL_BIN} \data\sample_data\targets\KW45B41Z8\source_images\kw45b41zevk_led_blinky.s19

画像の構築とプログラムは無事にでき、意図した RGB LED1 も点滅しており、KW45B41Z マイクロコントローラが正常に動作していることを示しています。しかし、それでもなお、基板のプログラミングやデバッグができません。

Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link.

こんにちは、 @kaif1

どのIDEを使っていますか?

MCUXpresso IDEまたはMCUXpresso for VS Code?

私の方で試してみて、デフォルトのジャンパー設定をお知らせします。


よろしくお願いいたします。

Christine。

Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link.

こんにちは、 @kaif1

ジャンパーの設定を参照してください。ローカル側で確認済みで、hello_world例をボードに正常にフラッシュできます。

そして、MCUXpresso IDEとSDK 25.12.00を使っています。

私のジャンパー設定を試してみて、うまくいくかどうか教えてください。


よろしくお願いいたします。

Christine。

Re: KW45B41Z EVK not programming over on board Debugger MCU Link.

Secure Provisioning Toolはチップ上でコードを正常にフラッシュ・実行できるため、物理ハードウェアは完全に問題ありません。つまり、「0 SWD デバイスを検出」というエラーは、IDEのデバッグプローブサーバーとオンボードのMCU-Linkファームウェア間の通信ミスマッチに起因しています。これは通常、MCU-LinkファームウェアをIDEs対応の最新バージョンに更新するか、接続中に手動でリセットボタンを押し続けることで解決し、低消費電力のアプリケーション状態がデバッグインターフェースをロックしないようにします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: