I.M6ULL + 4.19.35 + KSZ 8081rnb
この機器は現場に300台配備されています。ほとんどの場合、それらは正常に稼働し、事業やサービスは期待どおりに機能します。しかしながら、時折、サービスにアクセスできなくなることがあります。調査の結果、eth1(ENET1)のLINK LEDは点灯したままで、ACT LEDが時々点滅しているにもかかわらず、eth1がパケットを受信しなくなることが確認されました。
さらに、ENET1のイーサネットケーブルを一度抜き差しすると、ネットワークが正常に戻ることも確認しました。デバイスを再起動することでも復元されます。根本原因の分析を手伝ってもらえますか?それはPHYにあるのかMACなのか?
そこから読み取られるレジスタ値は以下のとおりです。
読み取るレジスタのリストには、MACレジスタとPHYレジスタの両方が含まれます。かなり長いため、次のページに掲載しています。
コマンド: phy eth1 0x1は PHY レジスタ 1 を読み取ります。