Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
KW47ナレッジハブ KW47 ファミリでは、96 MHz Arm® Cortex®-M33コアをBluetooth LEサブシステムとカップリングしています。この無線サブシステムは独立しており、コアやメモリも専用で、メインCPUの負荷を軽減するので、プライマリ・アプリケーションの分が保持され。また、ファームウェア・アップデートによる将来のワイヤレス標準のサポートも可能です。EdgeLock® Secure Enclave Core Profileを統合した高度なセキュリティのKW47は、NXPのEdgeLock 2GOクラウド・サービスによるサポートで認証情報の共有にも対応します。 KW47ファミリにはBluetoothのチャネル・サウンディング機能が搭載されており、オンチップの専用Localization Compute Engineで測距遅延を短縮します。アプリケーション固有のコード、コネクティビティ・スタック、OTA(Over-The-Air)ファームウェア・アップデートをサポートするための追加メモリも搭載されています。これにより、無線のリアルタイム動作がアプリケーションとは別のコアで実行されるため、信頼性の高いワイヤレス性能が得られます。 オートモーティブ・ソリューションを提供してきたNXPの豊富な経験に基づくKW47ファミリは、-40°C~125°Cの幅広い動作温度範囲と、車載アプリケーション向けペリフェラルを備えるほか、KW47は、長期使用をサポートするNXPの15年間の長期製品供給プログラムの対象ともなっています。 KW47シリーズは、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされ、組込みシステム開発の最適化、簡素化、迅速化に役立ちます。 KW47は製造開始前ですが、開発者はピンやソフトウェアの互換性があるKW45なら今すぐ使用を開始できます。       早期アクセスプログラム KW47早期アクセスプログラムはこちらKW47 Early Accessから参加できます。 アクセスのリクエストはNXPセールスチームまでご連絡ください。   チャネル・サウンディング チャネル・サウンディングご紹介プレゼンテーション CCC CS消費電力計算ツールあり(Excelファイル添付)   Bluetooth仕様 Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview Bluetooth_5.2_機能_概要 Bluetooth_5.3_機能_概要 Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview   トレーニング Bluetooth Low Energy 6.0 NXPご紹介 RFスイッチの比較 吸収型と反射型 規格の比較 ETSI/FCC/ARIB要件 BLEチャネルサウンディング - 概要 BLEチャネル・サウンディング - RFハードウェア BLEチャネル・サウンディング - ANSYSモデリング・ツール BLEチャネル・サウンディング - アンテナのプロトタイプの検証測定 機器 ワイヤレス機器:この記事には、プロジェクト策定に役立つ機器へのリンクが掲載されています。 便利なリンク リファレンスデザイン - NXP Community KW45/KW47/MCXW71/MCXW72でのSignal Frequency Analyzer(SFA)モジュールを使用したクロック測定 - NXPコミュニティ:このコミュニティでは、Signal Frequency Analyzerの使用方法に関する手順を提示しています。 [MCUXSDK]KW4x、MCXW7x、MCXW2xにGitHub SDKを使用する方法 - NXPコミュニティ GitHub SDKの使用方法をステップ別に紹介しています。 [MCUXSDK]GitHub SDK - Bluetooth LEプラットフォームのドキュメント - NXPコミュニティ BLEプラットフォーム用ドキュメントを提供しています。  KW47(オートモーティブ)またはMCXW712(IIoT)を使用してPCBを初めて正しく構築するための最適な方法 - コミュニティ:このコミュニティには、KW45またはK32W148/MCXW71を使用してPCBを構築するための重要なリンクと、無線性能、低電力、無線認証(CE/FCC/ICC)に関するあらゆる情報があります。 HCI_bbをKinetisファミリ製品で使用してDTMモードにアクセスする方法:この記事は次の2つの部分に分かれています。 HCI_bbバイナリを Kinetis製品へフラッシュする方法。 R&S CMW270を使用してRF測定を行う BLE HCIアプリケーションによるトランスミッタ/レシーバテストコマンドの設定:この記事では、ユーザーはどのようにすればシリアルコマンドをデバイスに送信できるかを示す手順を説明します。 Bluetooth LE HCI Black Boxクイックスタートガイド:この記事では、ユーザーが無線をシリアルコマンドで制御できるようにするためのシンプルなプロセスを説明します。 Kinetis(K32/38/KW45およびK32W1/MCXW71)パワー・プロファイル・ツール:Kinetis(KW35/KW38/KW45)およびMCX W7x(MCX W71)パワー・プロファイル・ツールに的を絞ったページです。お使いのアプリケーション(自動車またはIoT)での電力消費量を試算したり、ソリューションのバッテリ寿命を評価したりするのに役立ちます。  
View full article
KW47 知识中心 KW47 系列具备 96 MHz Arm® Cortex®-M33 内核,并搭载蓝牙低功耗(LE)子系统。独立的无线子系统具有专用核心和存储器,可减轻主CPU的负载,将其留给主要应用,并允许固件更新以支持未来的无线标准。KW47 还通过集成的 EdgeLock® 安全飞地核心配置文件提供高级安全性,并将由 NXP 的 EdgeLock 2GO 云服务支持凭证共享。 KW47 系列具备蓝牙信道探测功能,以及专用的片上定位计算引擎,可降低测距延迟。它集成了额外的内存,可支持特定应用代码、连接协议栈和无线固件更新。这意味着无线电子系统的实时活动在能够与应用程序不同的核心上运行,实现可靠的无线性能。 基于 NXP 在汽车解决方案领域的深厚历史,KW47 系列提供从 -40 °C 到 125 °C 的宽操作温度范围以及用于汽车应用的外围设备。KW47 将成为 NXP 15 年产品寿命计划的一部分,以支持长期使用。 KW47 系列配备 MCUXpresso Developer Experience 支持,可优化、简化和加速嵌入式系统的开发工作。 KW47 处于试生产阶段,开发人员可以立即开始使用与其引脚和软件兼容的 KW45。       早期访问计划 立即加入KW47早期访问计划:KW47 Early Access 您可以通过联系 NXP 销售团队来申请访问权限。   信道探测 信道探测简介 演示文稿 CCC CS 功率估算工具可用(附有 Excel 文件)   蓝牙规范 蓝牙 5.0 功能概述 蓝牙 5.1 功能概述 蓝牙 5.2 功能概述 Bluetooth_5.3_功能概述 Bluetooth_5.4_功能概述 Bluetooth_6_Feature_Overview   培训 蓝牙低能耗 6.0 NXP 简介 射频开关比较 吸收型/反射型 ETSI / FCC / ARIB 标准比较与要求 BLE 信道探测  - 概述 BLE 信道探测 - RF 硬件 BLE 信道探测 - ANSYS 建模工具 BLE 信道探测 - 天线原型验证测量 设备 无线设备: 本文提供了有助于项目开发的设备链接  有用链接 参考设计 - NXP 社区 使用 KW45/KW47/MCXW71/MCXW72 的信号频率分析仪 (SFA) 模块进行时钟测量 - NXP 社区:该社区提供了如何使用信号频率分析仪的步骤 [MCUXSDK] 如何使用 GitHub SDK 适用于 KW4x、MCXW7x、MCXW2x - NXP 社区此社区帖子逐步介绍了如何使用 GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - 蓝牙 LE 平台文档 - NXP 社区此社区帖子提供了 BLE 平台的文档。  首次正确构建 PCB 的最佳方法,使用 KW47(汽车)或 MCXW712(IIoT)…… 社区:在此社区中,提供了使用 KW45 或 K32W148 和 MCXW71 构建 PCB 的重要链接,以及所有关于无线性能、低功耗和无线认证(CE/FCC/ICC)的内容。 如何在 Kinetis 系列产品上使用 HCI_bb 并进入 DTM 模式:本文分为两部分: 如何将HCI_bb二进制文件烧录到Kinetis产品中。 使用 R&S CMW270 进行射频测量 BLE HCI 应用程序用于设置发射机/接收机测试命令:本文提供了步骤,展示用户如何向设备发送串行命令 。Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide:本文介绍了一个简单的过程,用户可以通过串行命令控制无线电。 Kinetis (K32/38/KW45 & K32W1/MCXW71)功率配置工具: 此页面专门介绍 Kinetis (KW35/KW38/KW45) 和 MCX W7x (MCX W71) 功率配置工具。它将帮助您估算您的应用程序(汽车或物联网)的功耗,并评估您解决方案的电池寿命。  
View full article
KW47 Knowledge Hub KW47 family features a 96 MHz Arm® Cortex®-M33 core coupled with a Bluetooth LE subsystem. The independent radio subsystem, with a dedicated core and memory, offloads the main CPU, preserving it for the primary application and allowing firmware updates to support future wireless standards. The KW47 also offers advanced security with an integrated EdgeLock® Secure Enclave Core Profile and will be supported by NXP's EdgeLock 2GO cloud services for credential sharing. The KW47 family includes Bluetooth Channel Sounding capabilities, with a dedicated on-chip Localization Compute Engine to reduce ranging latency. It incorporates additional memory to support application-specific code, connectivity stacks and over-the-air firmware updates. This delivers reliable wireless performance, as the real-time activities of the radio run on a separate core from the application. Building on NXP's strong history of providing automotive solutions, the KW47 family offers a wide operating temperature range from -40 °C to 125 °C and peripherals for automotive applications, KW47 will be part of NXP's 15-year Product Longevity program to support long-term use. The KW47 series is supported by the MCUXpresso Developer Experience to optimize, ease and help accelerate embedded system development.   KW47 boards KW47-EVK Getting Started with the KW47 EVK KW47-EVK Board User Manual KW47-M2 Board User Manual  KW47-EVK Quick Start Guide KW47-M2 Quick Start Guide   KW47-LOC Getting Started with the KW47-LOC KW47-LOC Board User Manual KW47-LOC Quick Start Guide KW47: Bluetooth Channel Sounding MCU with On-Chip Localization Compute Engine the KW47 Security Certifications  PSA Certified Level 2 SESIP Level 2 Security Target  SESIP Level 2 KW47/MCXW72 SESIP certificate and ST are on TrustCB website  Regulatory Certifications European Union Declaration of Conformity - KW47-EVK MIC Radio Certificate - KW47-EVK European Union Declaration of Conformity - KW47-LOC MIC Radio Certificate - KW47-LOC  Bluetooth Qualifications Qualified Products | Bluetooth® Technology Website Q360996: KW47 / MCX W72 Bluetooth LE 6.0 (Channel Sounding) Controller Q332147: KW47 / MCX W72 Bluetooth LE 6.0 (Channel Sounding) Host Documents  KW47 Product Family Data Sheet KW47 Reference Manual Errata for KW47 KW47 Hardware Design Guide Bluetooth Interested in Bluetooth technology? Bluetooth® Low Energy Primer – Essential reading for understanding BLE fundamentals. Bluetooth® Specifications – Full list of standards, protocols, and technical documents. Awards and Recognition - Every year, the Bluetooth Special Interest Group (SIG) celebrates the hard work and commitment of working groups, committee members, and contributors who have been recognized by their peers as making a difference in advancing Bluetooth technology, like NXP! 2024: Channel Sounding 2025: Channel sounding amplitude-based attack resilience, LE test mode enhancements and Ranging profile and service.  Bluetooth AI Assistant - Amber   Bluetooth Feature Overview Bluetooth_5.0_Feature_Overview  Bluetooth_5.1_Feature_Overview  Bluetooth_5.2_Feature_Overview Bluetooth_5.3_Feature_Overview Bluetooth_5.4_Feature_Overview Bluetooth_6_Feature_Overview Bluetooth_6.1_Feature_Overview Bluetooth_6.2_Feature_Overview Bluetooth_6.3_Feature_Overview Bluetooth_7.0_Feature_Overview - (HDT not supported in KW47) Bluetooth Core Specification Core Specification 4.0 Core Specification 4.1 Bluetooth 4.1 FAQ Core Specification 4.2 Bluetooth 4.2 FAQ Core Specification 5.0 Core Specification 5.1 Core Specification 5.2 Core Specification 5.3 Core Specification 5.4 Core Specification 6.0 Core Specification 6.1 Core Specification 6.2 Core Specification 6.3 Core Specification 7.0 - (HDT not supported in KW47, TAK supported) Application Notes Software, Hardware and Peripherals: AN14884 32kHz Cristal-less mode on KW47: This application note provides information on the 32 kHz Crystal-less mode on the KW47 device. This mode allows you to reduce the cost of the system, without compromising the 32 kHz clock accuracy.  AN14846 Boosting Application Performance with the KW47 Dual-Core Architecture: This application note describes how to use the dual-core architecture in the KW47 microcontroller to improve performance in generic embedded applications AN14796 Migration Guide from the KW45 to the KW47:  This document describes the procedure to migrate from KW45B41Z to KW47 with emphasis on the connectivity software. The document is intended for software engineers, software testers, software integrators, and customers designing their own hardware. Power Management: AN14709 Power Management Hardware for the KW47: This application note describes the usage of the different modules dedicated to power management in the KW47microcontroller. TheKW47integrates a DC-DC buck converter, a couple of low-dropout regulators, and a programmable solid-state switch to turn on/off theKW47power domains AN14684 Features, Usage, and Capabilities of Smart Power Switch on the KW47 Microcontroller: This application note describes the use of the smart power switch in the KW47 microcontroller. The KW47 integrates a programmable solid-state switch that turns connected components on or off, including KW47 power domains AN14664 Coincell Hardware Recommendations for Kinetis BLE Applications: his document describes some hardware and software solutions to minimize the peaks of current at the coin cell level AN14554 KW47 Bluetooth Low Energy Power Consumption Analysis:  This document provides the power consumption analysis of the Kinetis KW47 (automotive) wireless MCU using the KW47-EVK board RF: AN14719 Integrating the OTAP Client Service into a KW47 BLE Peripheral Device: This application note outlines the use of the NXP Over the Air Programming (OTAP) custom Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) service to upgrade software on a Microcontroller Unit (MCU) without using physical cables. AN14940 KW47 Coexistence with RF System Evaluation Report for the Bluetooth LE Applications: This document provides the coexistence RF evaluation test results of the KW47-EVK for Bluetooth LE applications (2FSK modulation). It includes the test setup description and the tools used to perform the tests on your own. For the KW47 radio parameters AN14461 KW47-EVK RF System Evaluation Report for Bluetooth LE Applications: This document provides the RF evaluation test results of the KW47-EVK board for Bluetooth LE (2FSK modulation) applications. It includes the test setup description and the tools used to perform the tests. AN14826 KW47-LOC System Evaluation Report for BLE Applications: This document provides the RF evaluation test results of the KW47 Localization board (KW47-LOC) for Bluetooth LE (2FSK modulation) applications. It includes the test setup description, and the tools used to perform the tests on your own. AN14696 Loadpull Test Report for KW47: This document explains the purpose of measuring the supply current, the transmit power, and the harmonics level. These measurements are monitored while the complex output load seen by the device under test (DUT) is tuned in amplitude and phase. AN14628 KW47 CCC Channel Sounding Power Profile Analysis:  this document explains power consumption measurement at each step of the full distance measurement procedure, changing of the code to set the different option in the SDK software, and usage of the associated power profile estimator tool. AN14865 Channel Sounding Fundamentals for the KW47 and MCX W72: This document provides an overview of the fundamentals for CS technology and how it can be used for custom solutions and applications. AN14832 Fundamental Steps to Design a Channel Sounding Board - Creating a Simple PCB without Diversity: In this document, an example of a minimalistic CS subsystem is presented. Attention is paid to the Radio-Frequency (RF) path, since RF circuitry strongly influences the properties of the whole CS application. AN14779 Printed Channel Sounding Antennas for the KW47 and MCX W72: his application note is focused on printed antennas implemented on printed-circuit boards (PCB), designed by NXP for the KW47 and MCX W72 controllers AN14720 Creation of Firmware Update Image for KW47 using Over the Air Programming Tool: This document outlines the steps to create and upgrade the image on the KW47–EVK board AN14868 RF Modeling of Channel Sounding in ANSYS: focuses on techniques for simulating and analyzing channel sounding in wireless communication systems using ANSYS tools AN14855 Channel Sounding Tests in Different Environments: This application note is about Bluetooth Channel Sounding (CS), a technique for measuring the distance between two devices in the Bluetooth frequency band. It explains key factors affecting accuracy AN14869 Fundamental Steps to Design a Complex Channel Sounding Board:  It focuses on creating hardware that supports advanced CS features, including antenna diversity and optimized RF paths, to improve accuracy and mitigate issues like multipath propagation. AN2731 Compact Planar Antennas for 2.4 GHz Communication: This document is not an exhaustive inquiry into antenna design. It is instead focused on helping the customers understand enough board layout and antenna basics to select a correct antenna type for their application, as well as avoiding typical layout mistakes that cause performance issues that lead to delays Security: AN14727 KW47 Flash Encryption using NPX: There is an increasing requirement to protect the application code and data stored in flash memories in an encrypted form due to security reasons. The NVM PRINCE XEX (NPX) is a module inside the Flash Memory Controller (FMC) that allows customers to protect the contents of flash regions (up to four regions). It performs on-the-fly, low-latency encryption and decryption of flash contents, and it is transparent to the developer and to the Cortex-M33 platform. No special handle is needed from the perspective of the developer. AN14607 KW47 Secure Boot using SEC tool: The KW47 is a low-power, highly secure, single-chip wireless MCU, the contents of flash memory can be saved as encrypted data, which can be decrypted instantly. It helps in protecting the sensitive data and algorithms. AN14647 KW47-LOC In-System Programming Utility: The document provides steps to boot the KW47 MCU in ISP mode and establish various serial connections to communicate with the MCU AN14653 Debug Authentication on KW47: This application note describes the steps for debug authentication using the MCUXpresso Secure Provisioning Tool (SEC). AN14649 KW47-EVK In-System Programming Utility: This document provides steps to boot the KW47 MCU into ISP mode and establish various serial connections to communicate with the MCU. AN14643 KW47 Managing Lifecycles: This document describes the following: Lifecycle stages that are available to the user, how to access the lifecycles, limitations of the lifecycles, how to transition to the next lifecycle AN15038 EdgeLock 2GO Provisioning MCUs via Product Type using Secure Provisioning (SEC) Tool:  This document offers an outline of the EdgeLock 2GO platform and discusses the "Device provisioning via product type" flow. The document focuses on the initial device provisioning using secure objects from the EdgeLock 2GO cloud server. Training Bluetooth Low energy 6.0 NXP Introduction KW4x: Automotive Bluetooth Low Energy MCUs for Secure Car Access RF Switch Comparison Absorptive/Reflective Standards Comparison ETSI / FCC / ARIB requirements BLE Channel Sounding  - Overview BLE Channel Sounding - RF Hardware BLE Channel Sounding - ANSYS Modeling Tools  BLE Channel Sounding - Antenna Prototypes Validation Measurements   Equipment Wireless Equipment: This article provides the links to the Equipment that helps to the project development  Useful Links How to run KW47-M2 standalone - NXP Community How to generate a Standalone IAR toolchain project from MCUXSDK application example - KWX/MCWX  Debug probe firmware installation for the KW47-EVK and FRDM-MCXW72 This post will cover how to install the CMSIS-DAP/SEGGER J-link firmware for the KW47-EVK and FRDM-MCXW72 using NXP’s MCU-LINK installer. Updating NBU for Wireless Examples on KW47/MCXW72This post will cover how to update the NBU firmware How to import and run demo examples with MCUXpresso for Visual Studio Code: This article gives information on how to import and run demo examples from the new SDK with ARM GCC toolchain, in MCUXpresso for Visual Studio Code. [MCUXSDK] How to use GitHub SDK for KW4x, MCXW7x, MCXW2x - NXP Community this community post provides step by step how to use GitHub SDK [MCUXSDK] GitHub SDK - Documentation for Bluetooth LE platforms - NXP Community this community post provides the documentation for BLE platforms.  The best way to build a PCB first time right with KW47 (Automotive) or MCX W72 (IoT/Industrial) - NXP Community : In this community provides the important link to build a PCB using a KW47 and MCX W72 and all concerning the radio performances, low power and radio certification (CE/FCC/ICC). Workaround implementation for DCDC failure during drive strength change a DCDC failure can occur infrequently during a drive strength change to low, and the DCDC output voltage becomes greater than or equal to the current output voltage. How to use the HCI_bb on Kinetis family products and get access to the DTM mode:  This article is presenting two parts: How to flash the HCI_bb binary into the Kinetis product. Perform RF measurement using the R&S CMW270 BLE HCI Application to set transmitter/receiver test commands: This article provides the steps to show how user could send serial commands to the device. Bluetooth LE HCI Black Box Quick Start Guide : This article describes a simple process for enabling the user controls the radio through serial commands. Using HCI_VENDOR_CONFIG_TX_POWER on KW47 and MCXW72 Bluetooth LE Devices Kinetis (../45/47/43;MCX W71/72/70) & MCX W23 Power Profile Tools (including Localization):  This page is dedicated to the Kinetis (KW35/KW38/KW45/KW47/KW43) and MCX W7x (MCX W71/W72/W70) Power Profile Tools. It will help you to estimate the power consumption in your application (Automotive or IIoT) and evaluate the battery lifetime of your solution. One Wireless Connectivity Power Profile Tool KW47/MCXW72 32MHz & 32kHz Oscillation margins: this article provides the properly configuration for the Oscillation margins for the circuit. Changing CAN interface configuration on KW47-EVK while using serial terminal:Most available example applications use UART as the serial interface for terminal communication. This approach is commonly chosen because a terminal provides a simple and efficient method for interacting with the application during development and debugging. Errata ERR053377: Use Cases for Different Message Buffer ConfigurationsThis article discusses the different use cases and configuration of the errata "ERR053377: FlexCAN: Message Buffer (MB) and Enhanced RX FIFO Filter Element (ERFFEL) Memory Corruption" CAN-FD maximum baud rate on KW47 and MCXW72 This article describes the clock accuracy requirements and FlexCAN configuration needed to achieve the maximum supported CAN FD data rate of 6 Mbps on KW47 and MCXW72 devices. It explains how to use the FRO192 clock in closed-loop trim mode with a 32 MHz crystal reference and provides example code for clock and CAN FD configuration. Reference Designs Bluetooth Ranging Access Vehicle Enablement System - NXP Community Blue Ravens (Bluetooth Ranging Access Vehicle Enablement System) is a system solution developed by NXP to assist customers in designing their own BLE-based car access solutions using NXP products. Videos NXP Channel Sounding technology interfacing with Google Pixel 10 This is a demo showing the MCX W72 LOC board interacting with Google Pixel 10 phone using channel sounding KW47
View full article
General Recommendations for NFC Antenna Design General recommendations for NFC (connected) Tags antennas  Track width -> 0.3 mm  Track spacing -> 0.15 mm / 0.2 mm (Dependent on the manufacturing process.) Copper thickness -> 35 µm Number of turns  Typically, the antenna inductance shall be lower than the maximum value determined by the IC's internal input capacitance. For example, with an internal capacitance of 50 pF, the maximum allowable inductance at 13.56 MHz is approximately 2.7 µH. If a 4-turn antenna results in 2 µH and a 5-turn antenna results in 3 µH, the 4-turn design should be selected. The antenna can then be accurately tuned to resonance using an external capacitor, providing sufficient tuning margin and compensating for component and manufacturing tolerances. Note: Based on practical experience, distributing the antenna turns across multiple PCB layers can increase the effective antenna area. For example, a 4-turn antenna may be implemented as 2 turns on the top layer and 2 turns on the bottom layer, which can improve coupling performance while maintaining the target inductance.  See the impact of the number of turns on the antenna Q factor:  General recommendations for NFC Controllers/Frontends  Track width -> 0.5 mm  Track spacing -> 0.15 mm / 0.2 mm (Dependent on the manufacturing process.) Copper thickness -> 35 µm Number of turns NXP typically recommends selecting the number of turns to achieve an antenna inductance of approximately 1 µH to 1.5 µH. Together with the trace geometry, the inductance determines the antenna Q factor. However, the exact Q factor is generally not critical, as it is typically adjusted using damping resistors during the matching process to achieve the required bandwidth Note: Distributing NFC Reader antenna turns across multiple PCB layers typically offers only marginal performance benefits, except in highly space-constrained designs such as miniature NFC or wireless charging antennas.
View full article
I Tested 10 Data Removal Services: Here Are the Best Data Removal Services for 2026 My 10-Month Experiment: Finding the Best Data Removal Services in 2026 A few months ago, I had a massive wake-up call. I typed my name into a random search engine and was horrified to find my current home address, phone number, and even my relatives' names listed on dozens of sketchy people-search sites. After spending weeks getting targeted spam calls and worrying about AI-powered identity theft, I decided to take action. I spent the last 10 months personally testing the leading data removal services on the market to see which ones actually deliver on their promises. After wasting countless hours trying to do it manually and burning through multiple subscriptions, I found the tools that genuinely protect your digital footprint. If you want to skip my trial and error, here are my top recommendations right out of the gate: 👉 Try Incogni — My #1 overall pick. It’s fully automated, incredibly affordable (~$6.49/mo), and handles the legal heavy lifting globally. 👉 Try DeleteMe — My premium pick. If you have a common name or a complex privacy situation, their human-assisted team and massive 750+ broker database are unmatched. The Wake-Up Call: Why I Started This Journey Let me be real with you: a decade ago, having your data on a data broker site just meant you got a few extra telemarketing calls. In 2026, the stakes are terrifyingly high. Malicious actors are now scraping these exact sites to feed generative AI models. I realized that my exposed biographical data was essentially a blueprint for voice cloning, deepfake impersonation, and hyper-personalized phishing attacks. Privacy is no longer just about avoiding spam; it’s a fundamental layer of personal security. The "Boomerang Effect": Why One-Time Opt-Outs Failed Me When I first started, I tried the DIY route. I found the opt-out pages, submitted my requests, and watched my data disappear. I thought I was safe. But exactly 74 days later, my information was right back up. This is what I call the "Boomerang Effect." Data brokers use automated crawlers that continuously re-scrape public records. A single removal request is practically useless. This harsh reality is exactly why I now exclusively recommend automated data removal services that feature continuous, aggressive re-monitoring. How I Evaluated These Data Protection Services I didn't just read their marketing copy; I put my own data on the line. Over a 10-month period, I graded each data broker removal service on four strict criteria: Long-Term Suppression: Did my data stay hidden, or did it quietly reappear without the service noticing? Scan Frequency: I heavily penalized services that only checked my status once a month. Weekly or real-time scanning is mandatory in 2026. Database Quality: I didn't just count the number of brokers; I checked if they were actually targeting the high-risk, high-traffic people-finder sites. Transparency: Did the dashboard actually show me proof of removal, or just a vague "processing" spinner? My #1 Pick: Incogni (The Set-It-and-Forget-It Champion) My Rating: ★★★★★ 5.0 / 5.0 Cost: ~$6.49/month (Annual Plan) Best For: 90% of users who want maximum protection with zero daily effort. Incogni, built by the cybersecurity veterans at Surfshark, completely blew me away. The setup took me less than three minutes. I essentially gave them power of attorney to act as my legal agent under GDPR and CCPA frameworks. From that moment, their system started firing off legally binding deletion requests to over 180 of the most aggressive data brokers. What I love most about Incogni is the dashboard. It’s clean, real-time, and shows me exactly which brokers had my data and when it was successfully purged. At roughly $6.49 a month, it is hands-down the best value in the industry. It completely neutralizes the "Boomerang Effect" by automatically re-filing requests the second a broker tries to re-list me. My Pros: Unbeatable price-to-performance ratio. True global reach (leverages strict EU GDPR laws even if you are outside the EU). Zero manual effort required on my end. My Cons: The broker list (180+) is highly curated but smaller than DeleteMe’s. No dedicated human case manager for highly unusual edge cases. 👉 Check out my Incogni setup here My #2 Pick: DeleteMe (The Heavyweight for Complex Cases) My Rating: ★★★★★ 4.8 / 5.0 Cost: ~$10.75/month (Annual Plan) Best For: Users with common names, multiple past addresses, or high-risk profiles. If Incogni is a highly efficient sniper, DeleteMe is a full tactical squad. They cover a staggering 750+ data brokers—the largest network I’ve seen. But the real reason I keep DeleteMe in my arsenal (and recommend it to my family members with very common names) is their hybrid approach. They use automation, but they also employ actual human privacy experts who manually fight with stubborn brokers that try to reject automated requests. Every quarter, I get a detailed, documented report showing exactly what my dedicated team did. It’s more expensive, but for complex digital footprints, that human oversight is worth every penny. My Pros: Massive 750+ broker database. Real humans handle the stubborn, hard-to-remove sites. Excellent family plans to cover your spouse and kids. My Cons: Noticeably more expensive than Incogni. Reporting is quarterly, so you don't get that instant dopamine hit of real-time dashboard updates. Review DeleteMe's plans here The Best Incogni Alternatives I Tested While Incogni and DeleteMe took the top spots, I know everyone has different needs. Here are my quick takes on the other major players if you are looking for Incogni alternatives: Optery (#3): I loved their transparency. They actually show you screenshots of your exposed profiles before they remove them. Great for visual learners on a budget (~$3.99/mo). Aura (#4): If you want to kill two birds with one stone, Aura bundles data privacy services with a top-tier VPN, antivirus, and credit monitoring. Privacy Bee (#5): This is for the privacy nerds. It offers incredibly granular control over what data types are targeted, though the learning curve is a bit steep. OneRep (#6): Fast and aggressive automation. A solid runner-up for speed, though their customer support isn't quite as responsive as Incogni's. The DIY Approach: How I Tried to Remove My Data for Free (And Failed) People always ask me how to remove personal information from internet databases without paying. I tried it. Here is what my weekend looked like: I searched my name on Spokeo, Whitepages, BeenVerified, and MyLife. I hunted for the "Do Not Sell My Info" links, usually hidden in tiny font at the bottom of the page. I uploaded my ID, verified my email, and filled out CAPTCHAs. I set a calendar reminder to do it all again in 60 days. It took me 14 hours. Two months later, 80% of my data was back online. Unless your risk profile is incredibly low and you value your free time at less than $2 an hour, paying a data removal service like Incogni is an absolute no-brainer. Your time is worth more than the cost of a couple of coffees a month. Frequently Asked Questions (From My Inbox) Do data broker removal services actually work? Yes, but only if they include continuous re-monitoring. My 10-month test proved that one-and-done services are a scam. Brokers re-scrape public records constantly. Tools like Incogni and DeleteMe work because they act as relentless legal watchdogs, suppressing your data on an endless loop. Is Incogni better than DeleteMe? For the vast majority of my readers, yes. Incogni offers a better price, global legal reach, and a real-time dashboard. I only tell people to upgrade to DeleteMe if they have a highly complex digital footprint (multiple marriages, lots of past addresses) or if they specifically want human agents fighting on their behalf. What happens if I cancel my subscription? This is a common fear. If you cancel a service like Incogni or DeleteMe, they stop sending new suppression requests. Because of the "Boomerang Effect," data brokers will eventually re-scrape your info from public records and re-list you within a few months. Think of these services like a gym membership for your privacy—you have to keep it active to stay protected. My Final Verdict on Protecting Your Digital Footprint Living in 2026 means accepting that the data broker economy is relentless. Your personal information is being packaged and sold right now, feeding AI scams and social engineering attacks. Doing nothing is an active choice to remain vulnerable. After hundreds of hours of testing, my advice is simple: Start with Incogni to automate your baseline protection globally. If your situation is messy or you want the absolute widest net cast across 750 brokers, upgrade to DeleteMe. Pair your chosen service with a good password manager, enable hardware-key 2FA, and stop letting the internet treat your private life like public property. Take back control today. Re: I Tested 10 Data Removal Services: Here Are the Best Data Removal Services for 2026 Hi Jakyz Thank you for reaching out to NXP and for your interest in our products. Could you please let us know if your inquiry is related to any specific NXP product or device? We would be happy to assist you further if so. Pls review our NXP website to find which part do you need:  https://www.nxp.com/ If your question is not related to NXP products, we’re afraid we may have limited ability to provide detailed support in this case. We truly appreciate your understanding. Please feel free to share more details if applicable — we’re always glad to help where we can. BR Lina 
View full article
我测试了 10 款数据清除服务:以下是 2026 年最佳数据清除服务 我的十个月实验:寻找2026年最佳数据清除服务 几个月前,我经历了一次巨大的觉醒。我随便在一个搜索引擎里输入了自己的名字,结果惊恐地发现,我的家庭住址、电话号码,甚至我亲戚的名字都列在几十个可疑的寻人网站上。在连续几周接到针对性的垃圾电话,并担心人工智能驱动的身份盗窃后,我决定采取行动。过去 10 个月,我亲自测试了市场上领先的数据删除服务,看看哪些服务真正兑现了承诺。 在浪费了无数时间尝试手动操作并消耗了多种订阅服务后,我终于找到了真正能够保护您的数字足迹的工具。如果你不想经历我的摸索过程,以下是我开门见山的最佳建议: 👉 试试 Incogni——我的首选。它完全自动化,价格极其实惠(每月约 6.49 美元),而且可以处理全球范围内的繁琐法律事务。 👉 试试 DeleteMe——我的首选高级服务。如果您的名字很常见,或者您的隐私情况比较复杂,他们专业的客服团队和超过 750 家经纪公司的庞大数据库绝对是您的最佳选择。 觉醒时刻:我为何踏上这段旅程 说实话,十年前,把你的数据放在数据经纪网站上,只意味着你会接到一些额外的电话推销。2026年,形势将变得异常严峻。恶意行为者现在正在抓取这些网站的数据,以训练生成式人工智能模型。我意识到,我泄露的个人信息实际上成了语音克隆、深度伪造冒充和高度个性化网络钓鱼攻击的蓝图。隐私不再仅仅是避免垃圾邮件;它是个人网络安全的基本层。 “回旋镖效应”:为什么一次性退出机制对我无效 我刚开始的时候,尝试过自己动手做。我找到了退出页面,提交了请求,然后眼睁睁地看着我的数据消失了。我以为自己很安全。但74天后,我的信息就恢复了。 这就是我所说的“回旋镖效应”。数据经纪商使用自动爬虫程序不断重新抓取公共记录。单个删除请求几乎毫无用处。正是由于这种残酷的现实,我现在只推荐具有持续、积极的重新监控功能的自动化数据删除服务。 我如何评估这些数据保护服务 我不仅阅读了他们的营销文案,我还投入了自己的数据进行验证。在 10 个月的时间里,我根据四个严格的标准对每个数据经纪商删除服务进行了评分: 长期抑制:我的数据是否一直被隐藏,还是在服务提供商未察觉的情况下悄悄重新出现? 扫描频率:我严厉处罚了那些每月只检查一次我状态的服务。2026年起,每周或实时扫描将成为强制性要求。 数据库质量:我不仅统计了经纪人的数量,还检查了他们是否真的瞄准了高风险、高流量的寻人网站。 透明度:控制面板是否真的向我显示了移除的证明,还是仅仅显示了一个模糊的“正在处理”的旋转图标? 我的首选:Incogni(一劳永逸的冠军) 我的评分: ★★★★★ 5.0 / 5.0 费用:约 6.49 美元/月(年付计划) 最适合: 90% 的用户,他们希望获得最大程度的保护,而无需任何日常操作。 由 Surfshark 的网络安全资深人士打造的 Incogni 让我彻底惊艳。安装过程不到三分钟。我实际上授予了他们代理权,让他们根据 GDPR 和 CCPA 框架作为我的法律代理人。从那一刻起,他们的系统开始向 180 多家最激进的数据经纪商发出具有法律约束力的删除请求。 我最喜欢 Incogni 的地方就是它的仪表盘。它干净、实时,并准确地向我显示哪些经纪商拥有我的数据以及何时成功清除这些数据。每月大约只需 6.49 美元,绝对是业内性价比最高的选择。它通过在经纪人试图重新挂牌出售我的产品时立即自动重新提交请求,完全消除了“回旋镖效应”。 我的优点: 无与伦比的性价比。 真正的全球覆盖(即使您身处欧盟以外,也能利用严格的欧盟 GDPR 法规)。 我这边无需任何人工操作。 我的缺点: 经纪人列表(180+)经过精心筛选,但比 DeleteMe 的经纪人列表要小。 对于极其特殊的极端案例,没有专用的人工个案经理。 👉 点击此处查看我的隐身设置 我的第二个选择:DeleteMe(处理复杂案例的重量级选手) 我的评分: ★★★★★ 4.8 / 5.0 费用:约 10.75 美元/月(年度计划) 最适合:姓名常见、曾居住过多个地址或高风险我的。 如果说 Incogni 是一个高效的狙击手,那么 DeleteMe 就是一个完整的战术小队。他们覆盖了超过 750 家数据经纪商——这是我见过的最大的网络。但我之所以一直使用 DeleteMe(并向名字很常见的家人推荐它),真正的原因是它采用的混合方法。他们使用自动化技术,但也雇佣真正的隐私专家,手动与试图拒绝自动化请求的顽固经纪人作斗争。 每个季度,我都会收到一份详细的、有据可查的报告,其中详细列出了我的专用的团队具体做了哪些工作。虽然成本更高,但对于复杂的数字足迹而言,这种人工监管绝对物有所值。 我的优点: 庞大的经纪商数据库,包含超过750家经纪商。 那些顽固难除的黑点都由真人处理。 优秀的家庭保险计划,可保障您的配偶和子女。 我的缺点: 比 Incogni 贵得多。 报告是按季度发布的,所以你无法获得实时仪表盘更新带来的那种即时多巴胺刺激。 点击此处查看DeleteMe的计划 我测试过的最佳 Incogni 替代方案 虽然 Incogni 和 DeleteMe 位居榜首,但我知道每个人的需求都不同。如果您正在寻找Incogni 的替代方案,以下是我对其他主要参与者的简要看法: Optery(#3):我喜欢它们的透明度。他们会在删除你的个人资料之前,先给你看泄露资料的截图。非常适合预算有限(每月约 3.99 美元)的视觉学习者。 Aura(#4):如果您想一举两得,Aura 将数据隐私服务与顶级 VPN、防病毒软件和信用监控服务捆绑在一起。 Privacy Bee(#5):这是为隐私爱好者准备的。它对目标数据类型提供了极其精细的控制,但学习曲线有点陡峭。 OneRep(排名第6):快速高效的自动化。速度方面表现出色,位列第二,不过他们的客户支持响应速度不如 Incogni。 DIY方法:我是如何尝试免费删除数据(但失败了)的 人们总是问我如何才能免费从互联网数据库中删除个人信息。我试过了。这就是我周末的安排: 我在 Spokeo、Whitepages、BeenVerified 和 MyLife 上搜索了我的名字。 我到处寻找“请勿出售我的信息”链接,它们通常以很小的字体隐藏在页面底部。 我上传了我的身份证件,验证了我的邮箱,并填写了验证码。 我设置了日历提醒,60天后再重复一遍。 我花了14个小时。两个月后,我的数据有 80% 恢复在线。除非你的风险承受能力极低,而且你认为你的空闲时间价值低于每小时 2 美元,否则付费使用像 Incogni 这样的数据删除服务绝对是明智之举。你的时间比一个月几杯咖啡的钱更有价值。 常见问题解答(来自我的收件箱) 数据经纪商移除服务真的有效吗? 是的,但前提是它们包含持续的再监测。我历时 10 个月的测试证明,一次性服务都是骗局。经纪人会不断地重新抓取公共记录。Incogni 和 DeleteMe 等工具之所以有效,是因为它们就像无情的法律监督者,不断地压制你的数据。 Incogni 比 DeleteMe 更好吗? 对于我的绝大多数读者来说,答案是肯定的。Incogni 提供更优惠的价格、全球法律服务范围和实时仪表盘。我只建议那些拥有非常复杂的数字足迹(多次婚姻、很多过去的住址)或者特别希望由人工代理人代表他们争取权益的人升级到 DeleteMe。 如果我取消订阅会怎样? 这是人们普遍的担忧。如果您取消 Incogni 或 DeleteMe 等服务,他们将停止发送新的屏蔽请求。由于“回旋镖效应”,数据经纪人最终会在几个月内从公共记录中重新抓取你的信息,并重新将你列入名单。把这些服务想象成保护隐私的健身房会员卡——你必须保持会员资格才能受到保护。 关于保护你的数字足迹的最终结论 生活在 2026 年意味着要接受数据经纪经济的残酷现实。您的个人信息现在正被打包出售,为人工智能诈骗和社会工程攻击提供资金。什么都不做就等于主动选择让自己处于弱势地位。 经过数百小时的测试,我的建议很简单:从 Incogni 开始,实现全球基础防护的自动化。如果你的情况很混乱,或者你想在 750 家经纪商中进行最广泛的筛选,请升级到 DeleteMe。 将您选择的服务与一款优秀的密码管理器搭配使用,启用硬件密钥双因素身份验证,并停止让互联网将您的私生活当作公共财产。今天就重新掌控自己的命运。 Re: I Tested 10 Data Removal Services: Here Are the Best Data Removal Services for 2026 嗨Jakyz 感谢您联系恩智浦半导体并对我们的产品感兴趣。 请问您的咨询是否与恩智浦的任何特定产品或设备有关?请与我们联系。 如果您需要进一步的帮助,我们很乐意效劳。 请访问我们的恩智浦(NXP)网站,查找您需要的零件: https://www.nxp.com/ 如果您的问题与恩智浦产品无关,恐怕我们在这方面提供详细支持的能力有限。非常感谢您的理解。 如有需要,请随时分享更多详情——我们非常乐意尽我们所能提供帮助。 BR 莉娜
View full article
10種類のデータ削除サービスをテストしました:2026年版、最高のデータ削除サービスはこちら 私の10ヶ月間の実験:2026年に最高のデータ削除サービスを見つける 数ヶ月前、私は大きな衝撃を受けた。自分の名前を適当な検索エンジンに入力すると、現在のホーム住所、電話番号、さらには親戚の名前までもが、怪しい検索サイトに何十もの登録されているのを見て愕然としました。数週間も標的型スパム電話を受け続け、AIを利用した個人情報盗難を心配していた私は、行動を起こすことにした。私は過去10ヶ月間、マーケットにある主要な データ削除サービスを 自らテストし、どれが約束を果たすかを見極めました。 手作業で何時間も無駄にし、複数のサブスクリプションを浪費した後、ようやく自分のデジタルフットプリントを真に保護してくれるツールを見つけました。私の試行錯誤を省きたいなら、まず最初に私のおすすめを以下に挙げます。 👉 Incogniを試してみてください。私の一番のおすすめです。完全自動化されていて、驚くほど手頃な価格(月額約6.49ドル)で、世界中の法務手続きを代行してくれます。 👉 DeleteMeを試してみてください — 私のプレミアムピックです。共通の名前や複雑なプライバシー状況をお持ちでも、彼らの人間支援チームと膨大な750+のブローカーデータベースは比類なきものです。 目覚めのきっかけ:私がこの旅を始めた理由 正直に言うと、10年前は、データブローカーのサイトに自分のデータが掲載されるということは、せいぜいテレマーケティングの電話が少し増える程度だった。2026年、事態は恐ろしいほど深刻だ。悪意のある者たちは、これらのサイトをスクレイピングして生成AIモデルに提供しています。私の露出した伝記データは、実質的に音声クローン、ディープフェイクなりすまし、超パーソナライズされたフィッシング攻撃の設計図であることに気づきました。プライバシーはもはやスパムを避けるだけのものではありません。それは個人のセキュリティの根本的な層です。 「ブーメラン効果」:なぜ一度限りのオプトアウトは私には効果がなかったのか 最初に始めた頃は、自分で全てをやってみようと試みました。私はオプトアウトページを見つけ、リクエストを送信し、自分のデータが消えていくのを見守った。私は安全だと思っていた。しかし、ちょうど74日後、私の情報はすぐに元に戻った。 これが私が「ブーメラン効果」と呼ぶものです。データブローカーは、公開されている記録を継続的に収集する自動クローラーを使用する。削除依頼が1件だけでは、ほとんど意味がありません。こうした厳しい現実があるからこそ、私は現在、継続的かつ積極的な再監視機能を備えた自動データ削除サービスのみを推奨しているのです。 これらのデータ保護サービスをどのように評価したか 私は彼らの宣伝文句を読んだだけではなく、自分のデータも投入して検証した。私は10ヶ月間にわたり、各データブローカーの削除サービスを4つの厳格な基準に基づいて評価しました。 長期的なデータ隠蔽:私のデータは隠されたままだったのか、それともサービス提供者が気づかないうちにひっそりと再出現したのか? スキャン頻度:月に一度しかステータスを確認しないサービスには、厳しいペナルティを課しました。2026年には、週次またはリアルタイムのスキャンが義務付けられる。 データベースの品質: 単にブローカーの数を数えただけでなく、彼らが実際に高リスクでアクセス数の多い人探しサイトをターゲットにしているかどうかも確認しました。 透明性: ダッシュボードは実際に削除の証拠を示していたのでしょうか、それとも漠然とした「プロセッシング」スピナーだけだったのでしょうか? 私のイチオシ:インコグニ(設定したらあとはお任せの王者) 私の評価: ★★★★★ 5.0 / 5.0 費用: 月額~$6.49(年間プラン) 最適: 日々の努力ゼロで最大限の保護を求めるユーザーの90%。 Surfsharkのサイバーセキュリティのベテランたちが開発したIncogniは、私を完全に驚かせた。セットアップには3分もかかりませんでした。私は基本的に、GDPRおよびCCPAの枠組みの下で、彼らに私の法的代理人として行動する権限を与えました。その瞬間から、彼らのシステムは、最も攻撃的なデータブローカー180社以上に対し、法的拘束力のある削除要求を次々と送信し始めた。 Incogniで一番気に入っているのはダッシュボードです。これはクリーンでリアルタイムであり、どのブローカーが私のデータを保持していたか、そしていつデータが正常に削除されたかを正確に示してくれます。月額約6.49ドルという価格は、間違いなく業界で最もお得な価格です。ブローカーが私の物件を再掲載しようとした瞬間に自動的に再申請を行うことで、「ブーメラン効果」を完全に無効化します。 私の長所: 比類のない価格性能比。 真のグローバル展開(EU域外にいても、厳格なEU一般データ保護規則(GDPR)を活用できます)。 私の側では一切の手作業は必要ありません。 私の短所: ブローカーリスト(180以上)は厳選されているが、DeleteMeのリストよりは少ない。 非常に特殊な例外CASEに対して専任の人間のCASEマネージャがいないこと。 👉 私のIncogniの設定はこちらをご覧ください 私の#2のおすすめ:DeleteMe(複雑なCASE向けのヘビー級) 私の評価: ★★★★★ 4.8 / 5.0 費用:月額約10.75ドル(年次計画) 最適な対象: 共通名、複数の過去住所、または高リスクプロファイルのユーザー。 インコグニが非常に効率的なスナイパーだとすれば、デリートミーは完全な戦術部隊だ。彼らは750社以上のデータブローカーを網羅しており、私がこれまで見た中で最大のネットワークだ。しかし、私がDeleteMeを武器庫に置き続け(そして非常に一般的な名前を持つファミリにも勧める)本当の理由は、彼らのハイブリッドなアプローチにあります。彼らはオートメーションを利用していますが、実際の人間のプライバシー専門家も雇い、頑固なブローカーが自動リクエストを拒否しようと手作業で戦っています。 毎四半期、専任チームが何をしたかを詳細に文書化した報告書を受け取ります。費用は高くなりますが、複雑なデジタルフットプリントに関しては、人間の監視による確認は費用に見合う価値があります。 私の長所: 750社以上のブローカーを擁する大規模なデータベース。 頑固で除去しにくい部位は、実際に人間が対処します。 配偶者や子どもをカバーする優れたファミリプラン。 私の短所: Incogniよりも明らかに高価です。 報告は四半期ごとに行われるため、リアルタイムのダッシュボード更新による即座のドーパミンの刺激はありません。 DeleteMeの計画はこちらでご確認ください 私が試した中で最高のIncogni代替アプリ IncogniとDeleteMeがトップの座を獲得しましたが、人それぞれニーズが異なることは承知しています。Incogniの代替となる主要なサービスをお探しの方のために、他の主要サービスについて簡単に紹介します。 Optery(#3):彼らの透明性が気に入りました。彼らは、あなたの公開されたプロフィールを削除する前に、実際にスクリーンショットを見せてくれます。予算を抑えたい視覚学習者に最適です(月額約3.99ドル)。 Aura (#4): 一石二鳥を狙うなら、Auraはデータ プライバシーサービス に最高級のVPN、ウイルス対策、クレジットモニタリングを組み合わせて提供しています。 プライバシービー2: これはプライバシーオタクのためのものだ。対象となるデータタイプを非常に細かく制御できるという利点があるが、習得にはやや時間がかかる。 OneRep (#6): 迅速かつ積極的なオートメーション。スピード面では堅実な次点ですが、カスタマーサポートはIncogniほどの対応は良くありません。 DIYアプローチ:無料でデータを削除しようと試みた方法(そして失敗した方法) 人々はいつも私に、お金を払わずにインターネット上のデータベースから個人情報を削除する方法を尋ねてきます。試してみました。私の週末はこんな感じでした。 Spokeo、Whitepages、BeenVerified、MyLifeで自分の名前を検索しました。 私は「個人情報の販売を拒否する」というリンクを探したが、それはたいていページの最下部に小さな文字で隠されていた。 私は身分証明書をアップロードし、メールアドレスを確認し、CAPTCHAを入力しました。 60日後に同じことをもう一度行うように、カレンダーにリマインダーを設定しました。 14時間かかりました。2か月後、私のデータの80%が復旧した。リスク許容度が極めて低く、自由時間を時給2ドル未満と評価するのでない限り、Incogniのようなデータ削除サービスに料金を支払うことは、全く迷う必要のない選択です。あなたの時間は、月にコーヒー2杯分の値段よりもずっと価値があります。 よくある質問(受信箱から) データブローカーによるデータ削除サービスは本当に効果があるのか? はい、ただし継続的な再監視が含まれている場合に限ります。10ヶ月間のテストの結果、一度きりのサービスというのは詐欺であることが証明されました。ブローカーは公的記録を絶えず再収集している。IncogniやDeleteMeのようなツールが機能するのは、それらが執拗な法的監視役として働き、あなたのデータを際限なく抑制するからです。 IncogniはDeleteMeより優れていますか? 私の読者の大多数にとって、答えはイエスです。Incogniは、より優れた価格、グローバルな法的サービス範囲、そしてリアルタイムのダッシュボードを提供します。私がDeleteMeへのアップグレードを勧めるのは、デジタルフットプリントが非常に複雑な場合(複数回の結婚歴、多数の過去の住所など)か、あるいは人間のエージェントに自分の代わりに戦ってもらいたい場合のみです。 定期購読を解約するとどうなりますか? これはよくある不安です。IncogniやDeleteMeのようなサービスを解約すると、新たな配信停止リクエストの送信が停止されます。「ブーメラン効果」のため、データブローカーは数ヶ月以内に公開記録からあなたの情報を再び収集し、あなたを再びリストに掲載するでしょう。これらのサービスはプライバシーのためのジム会員権のようなものだと考えてください。保護のためには有効にしておく必要があります。 デジタルフットプリントの保護に関する私の最終的な結論 2026年に生きるということは、データブローカー経済が容赦なく続くことを受け入れることを意味する。あなたの個人情報は今まさにパッケージ化され販売されており、AI詐欺やソーシャルエンジニアリング攻撃の餌となっています。何もしないということは、脆弱な状態に留まることを積極的に選択しているのと同じだ。 数百時間に及ぶテストの結果、私の助言はシンプルです。まずはIncogniを使って、グローバルなベースライン保護を自動化することから始めましょう。状況が複雑な場合や、750社のブローカーに最大限にアプローチしたい場合は、DeleteMeにアップグレードしてください。 選んだサービスを良いパスワードマネージャーと組み合わせ、ハードウェアキーの2段階認証を有効にし、インターネットがあなたの私生活を公共の所有物のように扱うのをやめましょう。今日こそ主導権を取り戻そう。 Re: I Tested 10 Data Removal Services: Here Are the Best Data Removal Services for 2026 こんにちは、 Jakyzさん NXPにご連絡いただき、また当社の製品にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。 ご質問が特定のNXP製品やデバイスに関連していれば教えていただけますか? もしSOであれば、さらにお手伝いいたします。 必要な部品については、NXPのウェブサイトをご確認ください。 https://www.nxp.com/ もしご質問がNXP製品に関係ない場合、このCASEに関して詳細なサポートは限られている可能性があります。ご理解いただき、誠にありがとうございます。 もし詳細があれば、ぜひお気軽に共有してください。できる限りお手伝いできることをいつでも喜んでいたします。 BR リナ
View full article
恩智浦微控制器 - MCX 概览页面(日语博客) 介绍   在开发工业和物联网设备时,不仅需要处理能力,还需要模拟性能来精确捕获传感器信号、实时控制、通信接口、安全性、功耗以及允许长期产品部署的开发环境。 NXP 的 MCX 是一款基于 Arm Cortex-M 内核的微控制器产品组合,可满足从通用控制到高性能边缘处理、低功耗运行、功能安全和无线通信等各种嵌入式设备需求。 本页面概述了MCX的各项特性、基于其功能性选择MCX的原因、各系列产品之间的区别,以及帮助您入门开发的资源。请以此作为产品选择的起点。   目录   1. 从功能角度选择MCX的原因 2. MCX系列简介 3. 评估和发展入门资源 4. 结论     1. 从功能角度选择MCX的原因   我们汇总了已采用MCX的用户对其功能的反馈!我们将介绍其规格以及相关文章。 功能 专题文章及精选文章 安全 根据产品和系列的不同,可能包含安全启动、安全更新、Arm TrustZone、加密加速器、密钥管理和生命周期管理等功能。 ✓提供安全功能,为遵守网络安全法规(如CRA )和国家/地区认证/标签系统(如日本的JC-STAR)奠定基础。 ✓使用 MCX N,信任根可以在硬件(内部 ROM)中实现,从而使安全启动更加安全。 ✓ MCX A5 还具有PQC(后量子密码学)功能。 ✓部分产品已获得 SESIP 等第三方认证,可作为证据使用。 NXP Security - 摘要页面(日语博客) 16位ADC 部分产品配备 16 位 ADC、多个 ADC、差分输入和内部/外部触发。 ✓高分辨率地捕获传感器信号、电机电流、位置信息等,减少了对外部组件的需求。 [MCX A153] ADC模块基础知识及使用方法 FlexIO 一款灵活的外设,可用于通用串行通信、定时生成等。 ✓您可以选择您喜欢的通信接口:UART、SPI 或 I²C。 ✓还可以进行定时设置和自定义专有协议。 内容发布计划于2026年11月进行。 边缘人工智能 MCX N 系列中的某些产品配备了 eIQ Neutron NPU。 ✓ EdgeAI 的入门级型号。 ✓ 通过使用 eIQ 工具 ,我们支持从转换推理模型到在微控制器上实现 图像 识别 、 异常检测 和其他推理过程的一切操作。 【简介】MCX N947:AI/ML图像识别示例代码实现 eIQ时间序列工作室(时间序列模型开发工具)概述及使用方法 其他显著特点 电机控制、I3C、CAN FD、以太网、USB、功能安全、低功耗、开发环境等。 “FRDM 会议室”内提供各种内容。   *并非所有MCX产品都具备安全特性、16位ADC、FlexIO和边缘AI功能。购买前请查看适用系列和型号的规格说明。 返回页面顶部   功能以外的特性 除了上述功能外,它还具有以下特点: ✓产品线丰富——您可以根据性能、内存、外设和包装等方面的需求,选择最合适的产品。 ✓支持长期设计——稳定供应和长期产品供应—— ✓共享开发经验– 从产品选择到开发,以及早期实施实际设备测试 –       2. MCX系列简介   MCX系列针对每种应用都具有独特的功能,并提供多种型号。请参考以下内容选择合适的系列。   系列 主要特点和功能 易于考虑的用途 MCX N 高性能/人工智能 配备人工智能加速器(NPU) 双核Cortex-M33处理器,最高频率可达150MHz 高达 2 MB 的闪存,512 KB 的 SRAM,184 个引脚 eIQ Neutron NPU,高安全性,摄像头,显示器,音频等。 边缘人工智能、图像、音频、人机交互、高安全性 MCX A 通用电机控制 通用微控制器 Arm Cortex-M33,最高频率可达 240MHz 高达 1 MB 的闪存,256 KB 的 SRAM,144 个引脚 模拟、ADC、运算放大器、PWM、USB、CAN FD、I3C 等。 传感、控制、电机、人机界面 MCX L 超低功耗 低功耗运行 双核 Arm Cortex-M33 处理器,最高频率 96 MHz + Arm Cortex-M0+ 处理器,频率 10 MHz 高达 512 KB 的闪存,128 KB 的 SRAM,184 个引脚。 适用于连续传感和始终开启应用的配置 传感器节点、智能电表、电池设备 MCX C 适合初学者且价格低廉 成本效益 Arm Cortex-M0+,最高频率可达 48MHz 高达 256 KB 的闪存和 32 KB 的 SRAM,64 针连接器。 低功耗、模拟、USB、段式液晶显示等。 基本控制,低成本设备 MCX E 安全可靠 5V兼容微控制器 Arm Cortex-M4F/M7,最高频率可达 160MHz 高达 4 MB 的闪存,128 KB 的 SRAM,172 个引脚 功能安全、CAN FD、以太网、TSN、电机控制等。 工业控制、电机、运输、医疗 MCX W 短距离无线 低功耗微控制器,具备短距离无线功能 Arm Cortex-M33,最高频率可达96MHz 最高 2 MB 闪存,256 KB SRAM Bluetooth LE、Matter、Thread、Zigbee 等(因产品而异) 智能家居、传感器、智能能源 RW612 具备 Wi-Fi 功能 兼容 Wi-Fi 6 的微控制器 Arm Cortex-M33,最高频率可达 260MHz 四路 FlexSPI 闪存接口,1.2MB SRAM 集成了 Wi-Fi 6、蓝牙 LE 5.4 和 802.15.4。 Wi-Fi 设备、工业和智能家居   *虽然 RW612 不属于 MCX W 系列,但它在这里被列为支持 Wi-Fi 的 MCU。 返回页面顶部     3. 评估和发展入门资源 所有用于启动评估和开发的资源都汇总在“ FRDM 会议室”中。如果您希望继续进行评估和开发,请参阅该会议室。 资源示例 说明 FRDM开发板 负责评估和开发MCX产品的委员会。 价格低廉,并且与 Arduino 和 PMOD 等外形尺寸兼容。 开发环境 MCUXpresso 开发者体验 使用 SDK 创建、构建和调试项目。 SDK/RTOS 使用 NXP SDK 示例和 Zephyr OS 进行软件开发。 应用渠道中心 搜索与目标设备兼容的示例代码和应用程序示例。 返回页面顶部     4. 结论 MCX 是一个产品组合,可满足工业和物联网设备的广泛需求,从通用控制、传感和电机控制到边缘人工智能、功能安全、超低功耗和无线通信。 首先,请查看产品页面,找到最符合您需求的系列产品,然后使用 FRDM 开发板和 MCUXpresso 开始您的实际评估。有关如何使用各项功能和评估流程的具体说明,我们将陆续发布在 NXP 社区技术博客上,您也可以在“FRDM 开发板专区”中找到相关信息。 查看MCX产品组合 查看“FRDM 会议室” 返回页面顶部     ========================== 我们目前无法回复此帖子“评论”部分留下的评论。 对于由此造成的不便,我们深表歉意,但在进行咨询时,请参考“ NXP 技术问题 - 如何联系我们(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有合作关系,您可以直接咨询您的代表。) NXP 的 MCX 是一款基于 Arm Cortex-M 内核的微控制器产品组合,可满足从通用控制到高性能边缘处理、低功耗运行、功能安全和无线通信等各种嵌入式设备需求。 本页面概述了MCX的各项特性、基于其功能性选择MCX的原因、各系列产品之间的区别,以及帮助您入门开发的资源。请以此作为产品选择的起点。 MCX 日本博客
View full article
NXP Microcontrollers - MCX Summary Page (Japanese Blog) Introduction   In developing industrial and IoT devices, not only processing power is required, but also analog performance to accurately capture sensor signals, real-time control, communication interfaces, security, power consumption, and a development environment that allows for long-term product deployment. NXP's MCX is a microcontroller portfolio based on the Arm Cortex-M core, addressing a wide range of embedded device requirements, from general-purpose control to high-performance edge processing, low-power operation, functional safety, and wireless communication. This page summarizes the features of MCX, the reasons why it's chosen based on its functionality, the differences between each series, and resources to get you started with development. Please use this as a starting point for product selection.   table of contents   1. Reasons why the MCX is chosen from a functional standpoint 2. Introduction to the MCX Series 3. Resources for getting started with evaluation and development 4. In conclusion     1. Reasons why the MCX is chosen from a functional standpoint   We've compiled feedback from users who have adopted MCX regarding its functionality! We'll introduce not only the specifications but also related articles. function Features & Featured Articles security Depending on the product and series, features such as secure boot, secure updates, Arm TrustZone, cryptographic accelerators, key management, and lifecycle management are included. ✓ Provides security functions that serve as a foundation when considering compliance with cybersecurity regulations such as CRA , and national/regional certification/labeling systems such as Japan's JC-STAR . ✓ With MCX N, the Root of Trust can be implemented in hardware (internal ROM) , making secure boot more secure. ✓ The MCX A5 also features PQC (Post-Quantum Cryptography) functionality. ✓ Some products have obtained third-party certifications such as SESIP, and can be used as evidence. NXP Security - Summary Page (Japanese Blog) 16-bit ADC Some products feature 16-bit ADCs, multiple ADCs, differential inputs, and internal/external triggers. ✓ Captures sensor signals, motor current, position information, etc. with high resolution , reducing the need for external components. [MCX A153] Basics and Usage of the ADC Module FlexIO A flexible peripheral that can be used for general-purpose serial communication, timing generation, and more. ✓ You can choose your preferred communication interface: UART, SPI, or I²C. ✓ Timing settings and customization to proprietary protocols are also possible. Content release scheduled for November 2026. Edge AI Some products in the MCX N series are equipped with the eIQ Neutron NPU. ✓ An entry-level model of EdgeAI. ✓ By using eIQ tools , we support everything from converting inference models to implementing them on microcontrollers for image recognition , anomaly detection , and other inference processes. [Introduction] MCX N947: AI/ML Image Recognition Sample Code Implementation Overview and usage of eIQ Time Series Studio (time series model development tool) Other notable features Motor control, I3C, CAN FD, Ethernet, USB, functional safety, low power consumption, development environment, etc. Various content is available in the "FRDM Board Room".   *Security features, 16-bit ADC, FlexIO, and Edge AI are not common to all MCX products. Please check the specifications of the applicable series and model number when considering your purchase. Return to top of page   Features other than functionality In addition to its functionality, it also has the following features: ✓ Extensive lineup – Choose the product that best suits your needs in terms of performance, memory, peripherals, and packaging. ✓Supporting long-term design – stable supply & long-term product supply – ✓ Shared Development Experience – From Product Selection to Development, Early Implementation of Actual Device Testing –       2. Introduction to the MCX Series   The MCX series has unique features for each application and is offered in various forms. Please use the following as a starting point for selecting a series.   series Main features and functions Easy-to-consider uses MCX N High performance/AI Equipped with an AI accelerator (NPU) Dual Arm Cortex-M33 @ up to 150 MHz Up to 2 MB of flash memory, 512 KB of SRAM, 184 pins eIQ Neutron NPU, high security, camera, display, audio, etc. Edge AI, images, audio, HMI, high security MCX A General-purpose motor control General-purpose microcontroller Arm Cortex-M33 @up to 240MHz Up to 1 MB of flash memory, 256 KB of SRAM, 144 pins Analog, ADC, op-amp, PWM, USB, CAN FD, I3C, etc. Sensing, control, motors, HMI MCX L Ultra low power consumption Low power operation Dual Arm Cortex-M33 @ up to 96 MHz + Arm Cortex-M0+ @ 10 MHz Up to 512 KB of flash memory, 128 KB of SRAM, 184 pins. Configuration for continuous sensing and always-on applications Sensor nodes, smart meters, battery devices MCX C Beginner-friendly and low-cost Cost efficiency Arm Cortex-M0+ @up to 48MHz Up to 256 KB of flash memory and 32 KB of SRAM, 64-pin connector. Low power consumption, analog, USB, segment LCD, etc. Basic control, low-cost equipment MCX E Safe and robust 5V compatible microcontroller Arm Cortex-M4F/M7 @up to 160MHz Up to 4 MB of flash memory, 128 KB of SRAM, 172 pins Functional safety, CAN FD, Ethernet, TSN, motor control, etc. Industrial control, motors, transportation, medical MCX W short range wireless Low-power microcontroller with short-range wireless capabilities Arm Cortex-M33 @up to 96MHz Up to 2 MB of flash memory, 256 KB of SRAM Bluetooth LE, Matter, Thread, Zigbee, etc. (varies depending on the product) Smart home, sensors, smart energy RW612 Wi-Fi enabled Wi-Fi 6 compatible microcontroller Arm Cortex-M33 @up to 260MHz Quad FlexSPI flash interface, 1.2MB SRAM Integrates Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, and 802.15.4. Wi-Fi devices, industrial and smart home   *Although the RW612 is not part of the MCX W series, it is listed here as a Wi-Fi enabled MCU. Return to top of page     3. Resources for getting started with evaluation and development All resources for starting evaluation and development are compiled in the " FRDM Board Room ." Please refer to this if you wish to proceed with evaluation and development. Resource examples explanation FRDM development board A board for evaluating and developing MCX products. Inexpensive and compatible with form factors such as Arduino and PMOD. Development environment MCUXpresso Developer Experience Project creation, building, and debugging using the SDK. SDK / RTOS Software development using NXP SDK samples and Zephyr OS. Application Channel Hub Search for sample code and application examples compatible with the target device. Return to top of page     4. In conclusion MCX is a portfolio that addresses a wide range of requirements for industrial and IoT equipment, from general-purpose control, sensing, and motor control to edge AI, functional safety, ultra-low power consumption, and wireless communication. First, check the product page for the series that best suits your needs, and then begin your hands-on evaluation with the FRDM development board and MCUXpresso. Specific instructions on how to use the features and evaluation procedures are being published sequentially on the NXP Community Tech Blog, which is also introduced in the "FRDM Board Room." View the MCX product portfolio View the "FRDM board room" Return to top of page     ========================== We are currently unable to respond to comments left in the "Comment" section of this post. We apologize for the inconvenience, but please refer to " Technical Questions to NXP - How to Contact Us (Japanese Blog) " when making inquiries. (If you are already an NXP distributor or have a relationship with NXP, you may ask your representative directly.) NXP's MCX is a microcontroller portfolio based on the Arm Cortex-M core, addressing a wide range of embedded device requirements, from general-purpose control to high-performance edge processing, low-power operation, functional safety, and wireless communication. This page summarizes the features of MCX, the reasons why it's chosen based on its functionality, the differences between each series, and resources to get you started with development. Please use this as a starting point for product selection. MCX Japanese Blog
View full article
NXPマイコン - MCXまとめページ (日本語ブログ) はじめに   産業機器やIoT機器の開発では、処理性能だけでなく、センサ信号を正確に取り込むアナログ性能、リアルタイム制御、通信インターフェース、セキュリティ、消費電力、そして長期的に製品を展開できる開発環境が求められます。 NXPのMCXは、Arm Cortex-Mコアをベースに、汎用制御から高性能なエッジ処理、低消費電力動作、機能安全、無線通信まで、さまざまな組込み機器の要件に対応するマイコン・ポートフォリオです。 本ページでは、MCXの特長、機能面から選ばれる理由、各シリーズの違い、開発を始めるためのリソースをまとめます。製品選定の入口として、ぜひご活用ください。   目次   1.機能面からMCXが選ばれる理由 2.MCXシリーズの紹介 3.評価・開発を始めるためのリソース 4.さいごに     1.機能面からMCXが選ばれる理由   MCXの機能面で、採用いただいたユーザー様からの声をピックアップしました!単なる仕様だけでなく、関連する記事も併せて紹介します。 機能 特長 & ピックアップ記事 セキュリティ 製品・シリーズに応じて、セキュアブート、セキュアアップデート、Arm TrustZone、暗号アクセラレータ、鍵管理、ライフサイクル管理などを搭載。 ✓ CRAなどのサイバーセキュリティ規制や、日本のJC-STARのような各国・地域の認証/ラベリング制度への対応を検討する際の基盤となるセキュリティ機能を提供。 ✓ MCX Nでは、Root of Trustをハードウェア(内部ROM)で持たせることができ、セキュアブートがより安全に。 ✓ MCX A5からPQC(耐量子暗号)の機能も備えています。 ✓ SESIP等の第3者認証を取得した製品もあり、エビデンスとしても活用可能。 NXPのセキュリティ ~まとめページ~ (日本語ブログ) 16ビットADC 一部製品に16ビットADC、複数ADC、差動入力、内部・外部トリガなどを搭載。 ✓ センサ信号、モータ電流、位置情報などを高い分解能で取り込み、外付け部品を削減。 [MCX A153] ADCモジュールの基本と使い方 FlexIO 汎用のシリアル通信やタイミング生成などに利用できる柔軟なペリフェラル。 ✓ UART、SPI、I²C好きな通信インターフェースとして選択可。 ✓ タイミング設定や独自プロトコルへのカスタマイズ対応も可能。 コンテンツ公開予定 (2026年11月) Edge AI MCX Nシリーズの一部製品にeIQ Neutron NPUを搭載。 ✓ EdgeAIのエントリーモデル。 ✓ 画像認識、異常検知などの推論をeIQツールを使用することで、推論モデルの変換からマイコンにインプリまでを支援。 [入門]MCX N947: AI/ML画像認識サンプルコード実装 eIQ Time Series Studio(時系列モデル開発ツール)の概要と使い方 その他 注目機能 モータ制御、I3C、CAN FD、Ethernet、USB、機能安全、低消費電力、開発環境等々。 「FRDMボードの部屋」に各種コンテンツを準備   ※セキュリティ機能、16ビットADC、FlexIO、Edge AI、はMCX全製品に共通するものではありません。検討時に、対象シリーズ・型番の仕様をご確認ください。 ページ上部へ戻る   機能面以外の特長 機能面以外にも下記のような特長があります。  ✓ 豊富なラインアップ ~必要な性能/メモリ/ペリフェラル/パッケージから製品を選択~  ✓ 長期設計を支援 ~安定供給 & 長期製品供給~  ✓ 共通の開発体験 ~製品選定から開発まで、早期に実機検証を開始~       2.MCXシリーズの紹介   MCXは用途ごとに特長を持ち、シリーズ展開しています。以下はシリーズ選定の入口としてご利用ください。   シリーズ 主な特長・機能 検討しやすい用途 MCX N 高性能・AI AIアクセラレータ(NPU)搭載 デュアルArm Cortex-M33 @最大150 MHz 最大2 MBのフラッシュ、512 KBのSRAM、184ピン eIQ Neutron NPU、高セキュリティ、カメラ、ディスプレイ、オーディオなど Edge AI、画像、音声、HMI、高セキュリティ MCX A 汎用・モータ制御 汎用マイコン Arm Cortex-M33 @最大240 MHz 最大1 MBのフラッシュ、256 KBのSRAM、144ピン アナログ、ADC、オペアンプ、PWM、USB、CAN FD、I3Cなど センシング、制御、モータ、HMI MCX L 超低消費電力 低消費電力動作 デュアルArm Cortex-M33 @最大96 MHz + Arm Cortex-M0+ @10 MHz 最大512 KBのフラッシュ、128 KBのSRAM、184ピン 常時センシング、Always-on用途向けの構成 センサノード、スマートメータ、バッテリ機器 MCX C 入門・低コスト コスト効率 Arm Cortex-M0+ @最大48 MHz 最大256 KBのフラッシュと32 KBのSRAM、64ピン 低消費電力、アナログ、USB、セグメントLCDなど 基本制御、低コスト機器 MCX E 安全・堅牢 5V対応マイコン Arm Cortex-M4F / M7 @最大160 MHz 最大4 MBのフラッシュ、128 KBのSRAM、172ピン 機能安全、CAN FD、Ethernet、TSN、モータ制御など 産業制御、モータ、輸送、医療 MCX W 近距離無線 省電力の近距離無線対応マイコン Arm Cortex-M33 @最大96 MHz 最大2 MBのフラッシュ、256 KBのSRAM Bluetooth LE、Matter、Thread、Zigbeeなど(製品により異なる) スマートホーム、センサ、スマートエネルギー RW612 Wi-Fi対応 Wi-Fi 6対応マイコン Arm Cortex-M33 @最大260 MHz Quad FlexSPIフラッシュI/F、1.2MBのSRAM Wi-Fi 6、Bluetooth LE 5.4、802.15.4を統合 Wi-Fi機器、産業・スマートホーム   ※RW612はMCX Wシリーズの一製品ではないですが、Wi-Fi対応MCUとして紹介しています。 ページ上部へ戻る     3.評価・開発を始めるためのリソース 評価・開発を始めるためのリソースはすべて「FRDMボードの部屋」にまとめています。評価、開発を進めたい方はこちらをご参考ください。 リソース例 説明 FRDM開発ボード MCX製品の評価・開発をするためのボード。 安価で、Arduino, PMODなどにフォームファクターに対応。 開発環境 MCUXpresso Developer Experience SDKを用いたプロジェクト作成、ビルド、デバッグ。 SDK / RTOS NXP SDKのサンプルやZephyr OSを利用したソフトウェア開発。 Application Code Hub 対象デバイスに対応するサンプルコードやアプリケーション例の検索。 ページ上部へ戻る     4.さいごに MCXは、汎用制御、センシング、モータ制御、Edge AI、機能安全、超低消費電力、無線通信まで、産業機器・IoT機器のさまざまな要件に対応するポートフォリオです。 まずは用途に近いシリーズの製品ページを確認し、FRDM開発ボードとMCUXpressoで実機評価を始めてみてください。具体的な機能の使い方や評価手順は、「FRDMボードの部屋」内でも紹介しているNXP CommunityのTech Blogで順次公開しています。 MCX製品ポートフォリオを見る 「FRDMボードの部屋」を見る ページ上部へ戻る     =========================​ 本投稿の「Comment」欄にコメントをいただいても、現在返信に対応しておりません。​ お手数をおかけしますが、お問い合わせの際には「NXPへの技術質問 - 問い合わせ方法 (日本語ブログ)」をご参照ください。​ (既に弊社NXP代理店、もしくはNXPとお付き合いのある方は、直接担当者へご質問いただいてもかまいません。) NXPのMCXは、Arm Cortex-Mコアをベースに、汎用制御から高性能なエッジ処理、低消費電力動作、機能安全、無線通信まで、さまざまな組込み機器の要件に対応するマイコン・ポートフォリオです。 本ページでは、MCXの特長、機能面から選ばれる理由、各シリーズの違い、開発を始めるためのリソースをまとめます。製品選定の入口として、ぜひご活用ください。 MCX 日本語ブログ
View full article
i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0:H.264エンコーダーは、ランダムな左側クロップを追加します(1920x1080 > 1906x1080)。 プラットフォーム:i.MX8M Mini、BSP LF6.18.20_2.0.0(Yocto wrynose)、imx-vpu-hantro 1.40.0、 imx-vpuwrap MM_04.11.00_2605_L6.18.20 (49adeca5)、GStreamer 1.28 vpuenc_h264。 症状 vpuenc_h264 からのすべての H.264 ストリームは 14 ピクセル幅です: 1920x1080 入力は 1906x1080、1280x720は1266x720になります。SPSは frame_crop_left_offset = 7 を持ちます。 つまり、写真の左14列は切り取られています。UYVY、NV12でも同じ結果 そしてRGBx入力。 再現(カメラ不要) gst-launch-1.0videotestsrc num-buffers=60 !video/x-raw、幅=1920、高さ=1080 !\ vpuenc_h264 !h264parse !video/x-h264,stream-format=byte-stream !filesink location=t.h264 ffprobe t.h264 -> 幅=1906 ストックライブラリ: 1920x1080 → 1906x1080、1280x720 → 1266x720 (両方ともframe_crop_left_offset = 7)。 原因 openmax_il/source/encoder/encoder_h264.c(917行目付近): H264EncPreprocessingCfg pp_config;/* クリアされていません */ ret = H264EncGetPreProcessing(this->instance, &pp_config); H264EncGetPreProcessing()はextraFillLeft/Top/Right/Bottomを設定しません。 H264EncSetPreProcessing() は SPS フレームクロップに extraFillLeft/2 (など)を追加します。 SO、ゴミを積み重ねるのが作物になる。 修正(パッチを添付) H264EncPreProcessingCfg pp_config = { 0 }; 解像度: 1920x1080 および 1280x720、frame_crop_left_offset = 0。 関連する提案(パッチ添付) imx-vpuwrapは常にH1に対してeProfile = OMX_VIDEO_AVCProfileBaselineを設定します エンコーダですが、H1用に構築されたOMXレイヤーはメインとハイをサポートしています。私たちは読んだ 環境変数(VPU_ENC_H264_PROFILE=baseline|main|high)を使用して選択します。 vpuenc_h264 プロパティの方が良いでしょう。メインは、同じ条件下で約+0.4 dB PSNRを示した。 1080pコンテンツのビットレート。 次のimx-vpu-hantroリリースで修正できるのでしょうか? i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) こんにちは、 @lmtan91さん i.MX 8M Miniの場合、H.264エンコーダーは「vpuenc_h264'」ではなく「v4l2h264enc」であるべきです(i.MX 6シリーズで使われています)。 i.MX 8MM EVK開発ボードで「v4l2h264enc」をテストしました。問題は一切なく完璧に動作しました。 gst-launch-1.0 -v videotestsrc num-buffers=60 ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! v4l2h264enc ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=byte-stream ! filesnk location=t2.h264 B.R Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) ありがとうございます。v4l2h264encはLF6.18.20(i.MX8MM)でトリミングなしで動作しているので、今は使っています。imx-vpu-hantroでもvpuenc_h264の14ピクセル左切り取りは残っていますが、それに対するローカルパッチを用意しています。お役に立つようでしたら、喜んで共有させていただきます。
View full article
i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0:H.264编码器会随机添加左侧裁剪(1920x1080 -> 1906x1080) 平台:i.MX8M Mini、电路板支持包。 LF6.18.20_2.0.0(Yocto wrynose)、imx-vpu-hantro 1.40.0、 imx-vpuwrap MM_04.11.00_2605_L6.18.20 (49adeca5),GStreamer 1.28 vpuenc_h264。 症状 来自 vpuenc_h264 的每个 H.264 流都窄 14 像素:1920x1080 输入 1906x1080,1280x720 等于 1266x720。SPS 包含 frame_crop_left_offset = 7, 所以图片左侧的 14 列被裁掉了。UYVY、NV12 也出现了同样的结果。 以及 RGBx 输入。 复现(无需摄像头) gst-launch-1.0videotestsrc num-buffers=60 !video/x-raw,宽度=1920,高度=1080!\ vpuenc_h264!h264解析!video/x-h264,stream-format=byte-stream !文件接收器位置=t.h264 ffprobe t.h264 -> width=1906 素材库:1920x1080 -> 1906x1080,1280x720 -> 1266x720 (frame_crop_left_offset = 7 在两者中)。 原因 openmax_il/source/encoder/encoder_h264.c(大约第 917 行): H264EncPreProcessingCfg pp_config; /* 未清除 */ ret = H264EncGetPreProcessing(this->instance, &pp_config); H264EncGetPreProcessing() 不会设置 extraFillLeft/Top/Right/Bottom,并且 H264EncSetPreProcessing() 函数会将 extraFillLeft/2(等等)添加到 SPS 帧裁剪中。 于是,堆积如山的垃圾变成了庄稼。 修复(已附补丁) H264EncPreProcessingCfg pp_config = { 0 }; 配合以下设置:1920x1080 和 1280x720,frame_crop_left_offset = 0。 相关建议(已附补丁) imx-vpuwrap 始终将 H1 的 eProfile 设置为 OMX_VIDEO_AVCProfileBaseline 虽然为 H1 构建的 OMX 层支持 Main 和 High 编码器,但该编码器仍然支持 Main 和 High。我们读到一篇 使用环境变量(VPU_ENC_H264_PROFILE=baseline|main|high)进行选择; 使用 vpuenc_h264 属性会更好。主电源在相同条件下提供了约 +0.4 dB 的 PSNR。 1080p 内容的比特率。 这个问题能否在下一个 imx-vpu-hantro 版本中修复? i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) 你好@lmtan91 对于 i.MX 8M Mini,H.264 编码器应该是“v4l2h264enc”,而不是“vpuenc_h264”(后者用于 i.MX 6 系列)。 我在 i.MX 8MM EVK 开发板上测试了“v4l2h264enc”;它运行完美,没有遇到任何问题。 gst-launch-1.0 -v videotestsrc num-buffers=60 ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! v4l2h264enc ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=byte-stream ! filesnk location=t2.h264 B.R Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) 谢谢,v4l2h264enc 在 LF6.18.20 (i.MX8MM) 上无需裁剪即可运行,所以我们现在使用它。vpuenc_h264 中的 14 px 左侧裁剪在 imx-vpu-hantro 中仍然存在;我们为此提供了一个本地补丁。如果有用,我很乐意分享。
View full article
MPC57xx MBD互換性 こんにちは、 MPC57xxシリーズ用にインストールされたモデルベースデザインツールボックスはバージョン「3.2.0」で、MATLAB/SimulinkのR2016aからR2020aリリース用にドキュメント化されています。同じバージョンをMATLAB R2025b版でも使えますか? もしそうでなければ、MATLAB R2025bにはMPC57xx mbd toolboxのどのバージョンが必要ですか? 問題点:matlab r2025bでMPC57xxベースのコントローラプロジェクトを実行しようとしています。モデルをMatlabで実行すると、ソフトウェアがクラッシュします。 Re: MPC57xx MBD compatibility バージョン3.2.0の公式ドキュメント対象となるのは、MATLAB/SimulinkのリリースR2016aからR2020aまでのみです。R2025bで動かそうとするとインターフェースの互換性が悪化し、MPC57xxモデルを動かそうとするとMATLABがクラッシュするのです。 **現状:** NXPコミュニティの報告によると、MPC57xx用のMBDTはMATLAB 2025a、ましてやR2025bで成功裏にインストールできませんでした。NXPはMATLAB R2025bをサポートするMPC57xx MBDツールボックスの新しいバージョンをリリースしていません。 **選択肢:** | オプション | 何をすべきか | 最適な対象 | |--------|-----------|----------| | **MATLABのダウングレード** | MBD Toolbox 3.2.0を使用してMATLAB R2019bまたはR2020aをインストールします|既存のSimulinkモデルを維持すること;最早の解決策 | |**S32 Design Studioへの移行** |アルゴリズムデザインのみにSimulinkを使用し、Embedded CoderでANSI Cコードを生成し、底層ドライバ付きのS32 Design Studioに統合 |R2025bを使用必須;移行時間を投資する意思がある | |**S32設定ツールを使用** |ピン、クロック、ペリフェラルをグラフィカルに設定して、底層初期化コードを自動生成する |新規プロジェクトや重构設定を希望する方 | **推奨事項:** 既存のSimulinkモデルがコア資産である場合、最も安全な方法は**MATLAB R2020a**にダウングレードすることです。これはMBD Toolbox 3.2.0で公式にサポートされている最高バージョンで、現在のワークフローを維持します。もしR2025bを使う必要があるなら、「MBD自動コード生成」から「Simulinkアルゴリズム+S32 Design Studio統合」ワークフローに移行する必要があります。
View full article
MPC57xx MBD compatibility Hi,  The installed Model-Based Design Toolbox for MPC57xx Series is version "3.2.0", which is documented for MATLAB/Simulink releases R2016a through R2020a. Can I use the same version in MATLAB R2025b version also?  If not, which version of mpc57xx mbd toolbox is needed for MATLAB R2025b? Issue: I'm trying to run a mpc57xx based controller project in my matlab r2025b. Whenever the model is run in matlab, the software is crashing.  Re: MPC57xx MBD compatibility The official documentation for version 3.2.0 only covers MATLAB/Simulink releases R2016a through R2020a. Attempting to run it on R2025b causes interface incompatibility, which is why your MATLAB is crashing when you try to run your MPC57xx model. **Current status:** According to NXP Community reports, the MBDT for MPC57xx couldn't even install successfully on MATLAB 2025a, let alone R2025b. NXP has not released a newer version of the MPC57xx MBD Toolbox that supports MATLAB R2025b. **Your options:** | Option | What to do | Best for | |--------|-----------|----------| | **Downgrade MATLAB** | Install MATLAB R2019b or R2020a with MBD Toolbox 3.2.0 | Keeping your existing Simulink models; fastest fix | | **Migrate to S32 Design Studio** | Use Simulink for algorithm design only, generate ANSI C code via Embedded Coder, then integrate into S32 Design Studio with底层 drivers | Must use R2025b; willing to invest migration time | | **Use S32 Configuration Tools** | Graphically configure pins, clocks, and peripherals to auto-generate底层 initialization code | New projects or willing to重构 configuration | **Recommendation:** If your existing Simulink model is a core asset, the safest approach is to **downgrade to MATLAB R2020a** — that's the highest version officially supported by MBD Toolbox 3.2.0 and will preserve your current workflow. If you must use R2025b, you'll need to migrate from "MBD automatic code generation" to a "Simulink algorithm + S32 Design Studio integration" workflow.
View full article
i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) Platform: i.MX8M Mini, BSP LF6.18.20_2.0.0 (Yocto wrynose), imx-vpu-hantro 1.40.0, imx-vpuwrap MM_04.11.00_2605_L6.18.20 (49adeca5), GStreamer 1.28 vpuenc_h264. Symptom Every H.264 stream from vpuenc_h264 is 14 pixels narrow: 1920x1080 input gives 1906x1080, 1280x720 gives 1266x720. The SPS carries frame_crop_left_offset = 7, so the left 14 columns of the picture are cut away. Same result with UYVY, NV12 and RGBx input. Reproduce (no camera needed) gst-launch-1.0 videotestsrc num-buffers=60 ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! \ vpuenc_h264 ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=byte-stream ! filesink location=t.h264 ffprobe t.h264 -> width=1906 Stock libraries: 1920x1080 -> 1906x1080, 1280x720 -> 1266x720 (frame_crop_left_offset = 7 in both). Cause openmax_il/source/encoder/encoder_h264.c (around line 917): H264EncPreProcessingCfg pp_config; /* not cleared */ ret = H264EncGetPreProcessing(this->instance, &pp_config); H264EncGetPreProcessing() does not set extraFillLeft/Top/Right/Bottom, and H264EncSetPreProcessing() adds extraFillLeft/2 (etc.) to the SPS frame cropping, so stack garbage becomes the crop. Fix (patch attached) H264EncPreProcessingCfg pp_config = { 0 }; With it: 1920x1080 and 1280x720, frame_crop_left_offset = 0. Related suggestion (patch attached) imx-vpuwrap always sets eProfile = OMX_VIDEO_AVCProfileBaseline for the H1 encoder, although the OMX layer built for H1 supports Main and High. We read an environment variable (VPU_ENC_H264_PROFILE=baseline|main|high) to select it; a vpuenc_h264 property would be better. Main gave about +0.4 dB PSNR at the same bitrate on 1080p content. Could this be fixed in the next imx-vpu-hantro release? i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) Hi @lmtan91  For the i.MX 8M Mini,  the H.264 encoder should be "v4l2h264enc" rather than "vpuenc_h264`"(which is used for the i.MX 6 series). I tested "v4l2h264enc" on an i.MX 8MM EVK development board; it worked perfectly, with no issues encountered. gst-launch-1.0 -v videotestsrc num-buffers=60 ! video/x-raw,width=1920,height=1080 ! v4l2h264enc ! h264parse ! video/x-h264,stream-format=byte-stream ! filesnk location=t2.h264 B.R Re: i.MX8MM imx-vpu-hantro 1.40.0: H.264 encoder adds a random left crop (1920x1080 -> 1906x1080) Thanks, v4l2h264enc works on LF6.18.20 (i.MX8MM) with no crop , so we use it now. The 14 px left crop in vpuenc_h264 is still there in imx-vpu-hantro; we carry a local patch for it. Happy to share it if useful.
View full article
MPC57xx MBD 兼容性 你好, 已安装的 MPC57xx 系列基于模型的设计工具箱版本为“3.2.0”,其文档适用于 MATLAB/Simulink 版本 R2016a 至 R2020a。我可以在MATLAB R2025b版本中使用相同的版本吗? 如果不是,MATLAB R2025b 需要哪个版本的 mpc57xx mbd 工具箱? 问题:我正在尝试在我的 matlab r2025b 中运行一个基于 mpc57xx 的控制器项目。每当在MATLAB中运行该模型时,软件都会崩溃。 Re: MPC57xx MBD compatibility 3.2.0 版本的官方文档仅涵盖 MATLAB/Simulink R2016a 至 R2020a 版本。尝试在 R2025b 上运行它会导致接口不兼容,这就是为什么当您尝试运行 MPC57xx 模型时 MATLAB 会崩溃的原因。 **当前状态:**根据 NXP 社区的报告,MPC57xx 的 MBDT 甚至无法在 MATLAB 2025a 上成功安装,更不用说 R2025b 了。NXP 尚未发布支持 MATLAB R2025b 的 MPC57xx MBD 工具箱的新版本。 您的选择: | 选项 | 怎么做 | 最适合 | |--------|-----------|----------| | **降级 MATLAB** | 使用 MBD Toolbox 3.2.0 安装 MATLAB R2019b 或 R2020a| 保留您现有的 Simulink 模型;最快的修复方法 | | **迁移至 S32 Design Studio** | 仅使用 Simulink 进行算法设计,通过 Embedded Coder 生成 ANSI C 代码,然后将其与底层驱动程序集成到 S32 Design Studio 中 | 必须使用 R2025b 版本;愿意投入迁移时间 | | **使用 S32 配置工具** | 以图形方式配置引脚、时钟和外设,自动生成底层初始化代码 | 适用于新项目或希望重构配置 | **建议:**如果您的现有 Simulink 模型是核心资产,最安全的方法是**降级到 MATLAB R2020a**——这是 MBD Toolbox 3.2.0 官方支持的最高版本,并且可以保留您当前的工作流程。如果您必须使用 R2025b,则需要从“MBD 自动代码生成”迁移到“Simulink 算法 + S32 Design Studio 集成”工作流程。
View full article
MatterスタックのMIMXRT700-EVK(MIMXRT798S)への移植 — 永続的なストレージ初期化の失敗 こんにちは、 現在、MCUXpresso SDKとVS Codeを使ってNXP MatterスタックをMIMXRT700-EVK(MIMXRT798S)に移植する作業を進めています 。このボードはIW612チップセットをベースにした外付けのMurata Type 2EL無線モジュールを使用しています。 開発環境のセットアップと変更 VS Codeを通じてマター MCUXpresso SDKワークスペースをダウンロードし、セットアップしました。ワークスペースはmatter_mcuxpresso/mcuxsdkにあります。 以下の点において、RT700専用の変更を加えました。 マター:RT700プラットフォーム統合のためにミドルウェア/マター上でファイルを修正しました。 ワイヤレスフレームワーク: 外部村田タイプ2EL(IW612)無線モジュールのRT700専用プラットフォームサポートと統合を追加。 リンカースクリプト:RT700 SDKが提供するMIMXRT798Sxxxx_cm33_core0_flash.ldを参照として使用し、MatterアプリケーションのメモリレイアウトおよびNVSストレージ構成に合わせて修正しました。 問題の説明 Matterアプリケーションは正常にビルドでき、LinkServerを使ってプログラム可能です。しかし、src/platform/nxp/common/NXPConfigNVS.cppの以下の呼び出しでCHIP_ERROR_PERSISTED_STORAGE_FAILEDが実行されると実行時の初期化が失敗します。 flash_init(fa->fa_dev) CHIP_ERROR_PERSISTED_STORAGE_FAILED リンカースクリプトの添付ファイル 参照のために修正されたMIMXRT798Sxxxx_cm33_core0_flash.ldリンカースクリプトを添付します 。これはRT700 SDKが提供するリンカースクリプトを基にしており、MatterアプリケーションのメモリレイアウトおよびNVSストレージ構成の変更を含んでいます。 サポートが必要です もう少し詳しく教えていただけますか: RT700-EVKのマター永続保存ストレージ用にフラッシュデバイスとドライバーはどのように設定すべきでしょうか? RT700専用のフラッシュドライバーやNVS統合の追加ステップは必要ですか? 修正されたリンカースクリプトやNVSメモリレイアウトがflash_init()の失敗に影響している可能性はありますか? この問題の解決について、ご指導いただければ幸いです。 よろしくお願いします。 評価ボード Re: Matter Stack Porting to MIMXRT700-EVK (MIMXRT798S) — Persistent Storage Initialization Failure こんにちは、@Aparna1 さん。 ご質問ありがとうございます! 提供されたリンカースクリプトを確認しました。現在、以下のFlexSPI関連オブジェクトを参照しています。 *(EXCLUDE_FILE( ... *fsl_adapter_flexspi_nor_flash.c.o* *mflash_drv.c.o* *fsl_flexspi.c.o* ) .text*) ただし、MIMXRT700はXSPIコントローラを使用しています。アプリケーションが正しいRT700 XSPIフラッシュバックエンドとリンクされており、他のRTプラットフォームで使われるFlexSPIバックエンドではなく、このデバイスを指している i.MX fa->fa_dev 確認してください。 また、マップファイルで flash_init() 、フラッシュ消去/プログラム機能、および関連する XSPI_* 機能を確認してください。これらの機能およびそれらに必要な設定データは、XIPフラッシュ領域ではなく、RAMに配置する必要があります。 ポートの確認は以下の順序で行うことをお勧めします。 SDKの公式RT700 XSPI NORフラッシュ例を確認してください。 fa->fa_dev 正しいXSPIバックエンドを使用していることを確認してください。 フラッシュ操作コードが実際にRAMから実行されることを確認する。 次にNVSアドレス、セクターアライメント、ドライバが絶対アドレスかデバイス相対オフセットを期待しているかを確認します。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: Matter Stack Porting to MIMXRT700-EVK (MIMXRT798S) — Persistent Storage Initialization Failure こんにちは、 @Gavin_Jia ご提案いただいた変更に基づいてリンカーファイル( MIMXRT798Sxxxx_cm33_core0_flash.ld )を修正し、XSPI関連の設定を更新しました。しかし、問題は依然として解決せず、 flash_init()関数が引き続き失敗します。 修正済みのMIMXRT798Sxxxx_cm33_core0_flash.ldファイルを共有してご覧いただきます。リンク設定を確認し、XSPIフラッシュの初期化問題を解決するために追加で何の変更が必要か教えていただけませんか? よろしくお願いします。 Re: Matter Stack Porting to MIMXRT700-EVK (MIMXRT798S) — Persistent Storage Initialization Failure こんにちは、@Aparna1 さん。 最新情報のご提供ありがとうございます。 ベースラインとして、`mimxrt700evk_flash_component_octal_xspi_cm33_core0` プロジェクトと、それに関連するリンカースクリプト (LD ファイル) を使用することをお勧めします。マターに移行する前に、フラッシュ操作に関連するコードが正常に移植されていることを確認してください。 リンカースクリプトだけで移植プロジェクトを完全に診断することはできないため、いくつかの提案しかできません。ご理解いただきありがとうございます。 あなたのスクリプトをレビューした結果、いくつか問題点が見つかりました。以下にその点を記載します。 1.XSPIコードはXIP領域にリンクされている可能性がある .text セクションでは、スクリプトはまず XSPI および NVS 関連のオブジェクトファイルを除外します。 *(EXCLUDE_FILE( ...​​ *fsl_xspi_nor_flash.c* *mflash_drv.c.o* *fsl_xspi.c.o* ) 。文章*) しかし、スクリプトには後ほど無条件のルールが含まれる。   *(。文章) *(。文章*) *(.rodata) *(.rodata*) これらの後のルールは、以前に除外された入力セクションを再び収集し、外部XSPI Flash領域にある m_text に戻すことができます。 したがって、現在の EXCLUDE_FILE ルールでは、XSPI/NVS実行パスがRAMから実行されることが保証されません。 2. RAMセクションには、RT700のXSPIオブジェクトではなく、FlexSPIオブジェクトが依然として含まれています。 .data セクションは現在、以下のコードを RAM に配置します。 *fsl_adapter_flexspi_nor_flash.c.o* *mflash_drv.c.o* *fsl_flexspi.c.o*   しかし、RT700はXSPIコントローラを使用しています。 3. fsl_xspi_nor_flash 定数は一貫してRAMに移動されません fsl_xspi_nor_flash .text* 除外リストには含まれていますが、 .rodata* 除外リストには含まれていません。 変更したリンカースクリプトや最終イメージについて不明な点がある場合は、マップファイルから重要な情報を抽出するというデバッグ手法を試してみる価値があります。 よろしくお願いします、 ギャビン Re: Matter Stack Porting to MIMXRT700-EVK (MIMXRT798S) — Persistent Storage Initialization Failure こんにちは、 @Gavin_Jia さん。 以前報告されたflash_initの問題(CHIP_ERROR_PERSISTED_STORAGE_FAILED)は解決されました。アプリケーションはフラッシュ初期化プロセスを正常に完了しました。 しかしながら、現在、RT700-EVK上で外部のMurata Type 2EL (IW612) M.2モジュールを使用してIW612 Wi-Fiを初期化する際に、新たな問題に直面しています。 起動時に以下のエラーメッセージが表示されます。 [wifi_io] Error: SDIO - FW Ready Registers not set [wifi] Error: sd_wifi_init failed. status code -1 [wlcm] Error: wifi init/reinit failed. status code -1 ASSERT ERROR " WM_SUCCESS == ret "  この問題の調査に協力していただき、必要なSDIO設定、ファームウェアダウンロードシーケンス、またはIW612初期化に必要なRT700固有の変更をご提案いただけますか? ありがとうございます
View full article
IMX535 私はまだMCU MCIMX535DVP1C2を使っている製品がありますが、PMICのMC34708とMC34709はどちらも今は時代遅れです。PMIC MMPF0100を使う予定です。MC34708の代替として提案されているのですが、リレースメントの実装方法について、リファレンスデザイン、回路図、アプリケーションドキュメント、または推奨はありますか? よろしくお願いします。 ミエルコ Re: IMX535 こんにちは、ミエルコさん。 MCIMX535DVP1C2デザインのPMIC移行についてお問い合わせいただきありがとうございます。 ハードウェアレビューで述べられているように、MMPF0100は推奨される後継製品ファミリですが、NXPから直接ドロップインリファレンスボードは提供されていません。なぜならPF0100はi.MX6エコシステムをターゲットにしていたからです。もし再設計を進めるなら、ボードを再スピン(QFN56とMAPBGA206)し、OTP起動シーケンス(AN4536)をi.53のパワーレールに合わせてプログラムする必要があります。MX53のパワーレールに合わせる必要があります。 生産スケジュールや、基板の再設計/金型費用をすぐに負担するか、既存のレイアウトでブリッジビルドを実行するかによって、比較のために現在の割り当てと部品価格を以下に示します。 MCIMX535DVP1C2(NXP Cortex-A8 MPU):39.80ドル/pc MC34708 (旧型PMIC、オリジナルレイアウト): 5.00ドル/個 MC34709 (旧型PMIC代替品): 5.30ドル/個 MMPF0100 (次世代移行用PMIC): 4.20ドル/個 既存の在庫/保証バッチに対して現在のPCBレイアウトを維持することを希望する場合は、短期的にはMC34708/MC34709を使用することで、NRE(新規開発費用)や再認証サイクルを回避できます。いずれにせよ改訂を開始する場合は、 MMPF0100(4.20ドル)に移行することで、長期的な供給安定性を確保できます。 ラインカード、トレーサビリティ基準、技術的な在庫更新は(spacechips.tech)で直接ご覧いただけます。 目標数量とバッチスケジュールを教えていただければ、割り当てを予約するか、それに応じて公式のプロフォームインボイスを作成いたします。 よろしくお願いいたします。 エース・チェン
View full article
lpx43xx usd0 ホスト HID キーボード こんにちは 私はLPX4357を使っていて、USB HIDを使ってキーボードインターフェースを無事に完了しましたが、バーコードスキャナーを接続するとスキャン後にハードフォールが発生します...読み取り・検出されたバイトは1バイトだけで、その後はハードフォールに入ります...なぜこうなるのか、何かアイデアを教えてもらえますか?何かアドバイスはありますか? ご協力ください! LPC43xx ペリフェラル USB Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard こんにちは、 USBバーコードスキャナーとのインターフェースを試みています。私はLPCOpen Keyboard Hostのサンプルを使用しています。USBキーボードを接続すると、システムは入力されたデータを正しく受信します。しかし、バーコードスキャナの場合、スキャンされたバーコードデータは電源投入時に一度だけ受信されます。それは必ずしも起こるわけではなく、時々起こることだ。バーコードスキャナーからデータを受け取ったとき、次のスキャンでは必ず HID_Host_IsReportReceived falseフラグが表示されます。そのため、その後はバーコードからのデータが受信できません。ピピリンの問題はありますか?どうすれば解決できますか?  コントローラ LPC4337 バーコードメーカー、ゼブロニクス。 モデルBS2H1000 よろしくお願いします。 Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard こんにちは、 USBバーコードスキャナーのインターフェースを試みています。LPCOpen Keyboard Host のサンプルを使用して、キーボードのキーを取得しています。しかし、バーコードスキャナーを接続すると、デバイスは認識されるものの、バーコードデータを読み取ることができません。バーコードデータを読み取るためにキーボードコードの例でどんな修正が必要か教えていただけませんか? コントローラ LPC4337 バーコードメーカー、ニューランド。 モデルNLS-HR11 敬具。 Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard 問題は解決しました。ありがとうございました。 Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard あなたのプロジェクトはlpcopenのデモをベースにしていますか?はいの場合、どれですか?修正はありますか? 実行時にエラーが発生する箇所を特定してください。そうですか きちんと列挙する? Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard こんにちは、 @RDGC_member さん。 このThreadは5年前に作られました。LPCフォーラムに新しいThreadを作ることをお勧めします。NXPのサポートが助けてくれます。 https://community.nxp.com/t5/LPC-Microcontrollers/bd-p/lpc ありがとうございます ジャン・ジュン Re: lpx43xx usb0 host HID keyboard 私はLPCUSBLIBライブラリを使って、USBバーコードスキャナーとコントローラをインターフェースしていますLPC4337。パイプバッファをクリアする条件を知りたいです。時々、バーコード全体が正しく表示されることがあります。最初の文字の後に何も受信しないこともあり、USB回線も詰まってしまい、その後何度もバーコードスキャンを繰り返しても何も受信されません。
View full article
RT1172 does not boot on Power up Hello all, we have a custom board based on the RT1172. When using the GUI FLash tool (with "Reset target on execution") or in debug mode the program is booting and working as expected. But when powering up the board I don't see any boot reaction. The XIP_BOOT_HEADER_ENABLE define is set to 1, the IVT should be added to the image. Does anyone have an idea how to debug such a problem? By the way, we have another very similar design based on the RT1176, this board is booting as expected with (as far as we see) the same configuration as the RT1172 board. best regards Matthias Re: RT1172 does not boot on Power up This issue has never been solved ? I'm observing something similar in RT1172  There is some known issue in RT1172 in BootRom NXP code when loading from FlexSPI-Flash to FlexRAM when ITC RAM reserved > 64 KBytes ? Re: RT1172 does not boot on Power up Hi @ingdb ,    Thank you for your updated information.   Still need more clear about your issues.   1. when downloading a program over J-Link (I never tried any other debugger) the board is working, the application is running, USB is working etc. everything is as expected.  =>kerry: when this method downloading, with IDE or not? Or just the JLINK commander or the Jflash to download the application? What's the application project you are using? Whether the same app as the issue debug project? 2. But when powering up the board and not using J-Link to download and start the program, the application got stuck at 0x223104 =>Kerry: if not use JLINK to download, do you mean, still use JLINK, just use JLINK debug with the MCUXPresso IDE meet the issues?  What's the project you are using? The working app which download with JLINK to confirm it is working? 3. 0x223104 is the ROM address, I think you can try to deselect the reset in the project, debug configuration. The following blog also demostrate it: https://www.cnblogs.com/henjay724/p/15725966.html Best Regards, Kerry Re: RT1172 does not boot on Power up Hi, when downloading a program over J-Link (I never tried any other debugger) the board is working, the application is running, USB is working etc. everything is as expected.  So no software and no hardware issues on my board.  But when powering up the board and not using J-Link to download and start the program, the application got stuck at 0x223104. (see my comment below). I did not try any other boot utilities than JTAG, as the software is running I am assuming the flash to be correctly programmed as I am using XIP. best regards Matthias Re: RT1172 does not boot on Power up Hi @ingdb ,    Thanks for your updated information.   You mentioned:  the board is booting   How do you think it is booting, with other debugger not the JLINK?    Do you try to download with the SPT or the MCUbootUtilityt tool, use the tool to download the app, whether that boot or not?   I am also thinging, whether your project is correct for the RT1172 or not? If hardware not issues, then you also need to check the software. Best Regards, Kerry Re: RT1172 does not boot on Power up Hi Kerry, thanks for your help but we don't have hardware problems, the board is booting but only when debugging with J-Link, it's not booting when powering up the board. Boot mode is configured as internal boot mode with FlexSPI1, Q-SPI, NOR-FLASH Best regards Matthias   Re: RT1172 does not boot on Power up Hi @ingdb ,    Which debugger you are using now?    I suggest you use the JLINK to connect your RT1172 board at first, whether you can find the ARM core or not? If not, it means the hardware have issues.     If yes, you can download the RAM code to the chip, check whether it works, until it works, then you can check wether it can download to the flash or not, then also you need to check the BOOT_CFG, BOOT_MODE pin, make sure the boot_cfg meet your used flash requirement, and the boot_mode should be the internal boot mode, not the serial download mode. Wish it helps you! Best Regards, Kerry Re: RT1172 does not boot on Power up When examining the not booting target after Power up I see it got stuck here Re: RT1172 does not boot on Power up Any news about this issue ? Up to now  I had a chance to have a Boot smaller related the issue, so I've put in stand-by the issue. Now I need to have a bigger Boot and thi issue is blocking. I've performed some analysis with Segger and the issue is due to NXP Bootloader.   I've attached the analysis, Regards Re: RT1172 does not boot on Power up Actually I've found the issue (my fault). I was using a wrong Boot header. My comments in the ticket can be ignored, only original comments have to taken into account. Sorry for the misunderstanding Regards
View full article