你好,
我正在尝试使用kw45b41zevk_hello_world SDK 示例代码对KW45B41Z-EVK进行编程。开始调试时,板载调试器被检测到,但随后出现以下错误:
未检测到可用短波除尘设备。
连接设备后再试一次。
我已将 USB 电缆连接到J14 ,并将JP22 保持开路状态(以便使用板载调试器本身进行编程)。此外,如KW45UM中所述, JP28 引脚 1 和 2 短路了。然而,即使那样,我仍然无法对示例进行编程和调试。
我也尝试过kw45b41zevk_led_blinky SDK 示例,但它的表现也一样。
我还尝试使用外部调试器通过短接JP22来调试电路板,正如KW45UM中所述,但我遇到了同样的问题。
我附上了遇到的问题的截图。
我还尝试使用安全配置工具擦除闪存并写入映像。首先,我短接JP25以启用SW4 ,进入 ISP 模式,然后长按SW4和RESET (SW3) 。测试连接通过后,我成功擦除了闪存(位置0x00000000 ,大小0x100000 )。然后我使用了以下图片:
${SPT_INSTALL_BIN} \data\sample_data\targets\KW45B41Z8\source_images\kw45b41zevk_led_blinky.s19
我已经成功构建并编程了图像,并且预期的RGB LED1也闪烁,表明 KW45B41Z 微控制器工作正常。然而,即使这样,我仍然无法对电路板进行编程或调试。
你好, @kaif1
你使用的是哪个集成开发环境(IDE)?
MCUXpresso IDE 还是 MCUXpresso for VS Code?
让我先试一下,然后告诉你默认的跳线设置。
顺祝商祺!
Christine。
你好, @kaif1
请参考我的跳线设置,我在本地验证过,可以成功地将 hello_world 示例烧录到板上。
我使用的是 MCUXpresso IDE,SDK 版本为 25.12.00。
请尝试一下我的跳线设置,然后告诉我是否有效。
顺祝商祺!
Christine。
由于安全配置工具能够成功地在芯片上烧录和运行代码,因此物理硬件完全正常,这意味着“检测到 0 个 SWD 设备”错误源于 IDE 的调试探测服务器与板载 MCU-Link 固件之间的通信不匹配。通常可以通过将 MCU-Link 固件更新到与您的 IDE 兼容的最新版本来解决此问题,或者在连接过程中手动按住复位按钮,以防止低功耗应用程序状态锁定调试接口。