チームの皆さん、こんにちは。
現在、MIMXRT700 EVKの開発に取り組んでおり、バッテリー接続と外部基板への電源供給に関して確認が必要です。
PMIC ICにはVBAT入力があることは確認できたが、EVK上のバッテリーを直接接続できる正確なコネクタ/ヘッダーを特定することはできなかった。
以下の件についてご協力いただけますでしょうか?
RT700 EVKに搭載されている公式のバッテリーコネクタ/ヘッダーの場所を教えてください。
基板上のコネクタ/ヘッダーの正確な位置
対応バッテリーの種類/仕様
推奨コネクタ/部品番号
また、フラッシュ書き込みとデバッグをサポートしつつ、外部電源アダプターを使用してRT700 EVKの電源を入れるための正しい手順についても知りたいです。
現在、USBデバッグポートを介して基板への電源供給とデバッグを行っています。私たちは知りたいのです:
バッテリーとアダプターを使用して外部電源でボードに給電する場合、どのような変更/設定が必要ですか?
この構成で、USB/J-Link経由のフラッシュ書き込みとデバッグが引き続き機能するかどうか。
よろしくお願いいたします。
スハス
こんにちは@suhas1503さん
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
PMICはバッテリー電源に対応していますが、EVKではデフォルトでDNPに設定されています。J37は回路図上で確認できます。
詳細な説明は「 MIMXRT700-EVKボードユーザーマニュアル[UM12188] 」に記載されています。ぜひご覧ください。
Gavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.pngGavin_Jia_0-1779932324256.png
Gavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.pngGavin_Jia_1-1779932333707.png
RT700の場合、PMIC用のバッテリーの選択に関して特別な要件はありません。PCA9422のデータシートに基づいて選択できます。
さらに、RT700-EVKは外部電源アダプターによる給電に対応しており、5V電源にも対応しています。これはJ45を介して接続され、電源はJ2のピン1と2を短絡することで選択されます。詳細は「 MIMXRT700-EVK ボードユーザーマニュアル[UM12188] 」のセクション 2.2 に記載されています。
搭載デバッガは、外部電源から給電されている場合、正常に動作し続けます。
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは、
私はMIMXRT700-EVKを使い、Murata 2EL M.2モジュールをRT700-EVKのM.2ソケットに接続しています。
MCUXpresso SDKのさまざまな例をテストしています。
ハードウェアのセットアップ:
- ボード:MIMXRT700-EVK
- M.2モジュール:村田2EL M.2モジュール
- 村田2ELモジュールはM.2ソケットに接続されています
- バッテリーを用いてJP37を通じて電力供給
- MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK
観察された行動:
RT700-EVKがバッテリーを使用してJP37経由で給電されている場合:
1.hello_worldの例は正しく動作します。
2. xaf_record の例は正しく動作します。
3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例はビルドとフラッシュに成功しますが、実行時の初期化中にアプリケーションが失敗します。
UARTログは以下のとおりです。
BLE ペリフェラルHTデモ開始...
[sdio]エラー:カード初期化に失敗
[wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。
アサートエラー " API_SUCCESS == 結果 ":
ファイル「ミドルウェア/ワイヤレス/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c」
120行目
しかし、同じ edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht サンプルを J54 USB デバッグポートとアダプター付きの J45 ポートで使用すると、サンプルは正しく動作します。
したがって、EdgeFast BluetoothのサンプルはJ54/J45構成では正しく動作しますが、JP37を介してバッテリーでボードに電源を供給すると失敗します。
hello_worldとxaf_recordのサンプルは、JP37バッテリー構成で正しく動作します。
期待される動作:
edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例では、バッテリーを使ってJP37にRT700-EVKを通し、村田2EL M.2モジュールを接続したときにBluetoothコントローラーが正常に初期化されると予想しています。
質問:
1. JP37の電源構成は、Murata 2EL M.2モジュールを使用してEdgeFast Bluetoothサンプルを実行する際にサポートされていますか?
2. JP37をバッテリーで使用する場合、村田2EL M.2モジュールは追加のジャンパー、スイッチ、電源構成が必要ですか?
3. なぜJP37のバッテリー構成を使うと、アプリケーションが以下のエラーを報告するのか?
[sdio]エラー:カード初期化に失敗
[wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。
4. JP37を介してバッテリー電源を使用する場合、ワイヤレスモジュールに必要な電源シーケンスやM.2電源有効化の設定はありますか?
5. EdgeFast Bluetoothのサンプルとバッテリー電源でMurata 2EL M.2モジュールを使用する場合、RT700-EVKのジャンパー設定と電源構成で推奨されるものはありますか?
UARTログの完全な記録、ジャンパー構成、SDKの設定、回路図の詳細、電力測定など、追加情報が必要な場合はお知らせください。
よろしくお願いします。
こんにちは、
私はMIMXRT700-EVKを使い、Murata 2EL M.2モジュールをRT700-EVKのM.2ソケットに接続しています。
MCUXpresso SDKのさまざまな例をテストしています。
ハードウェアのセットアップ:
- ボード:MIMXRT700-EVK
- M.2モジュール:村田2EL M.2モジュール
- 村田2ELモジュールはM.2ソケットに接続されています
- バッテリーを用いてJP37を通じて電力供給
- MCUXpresso SDK:SDK_26_03_00_MIMXRT700-EVK
観察された行動:
RT700-EVKがバッテリーを使用してJP37経由で給電されている場合:
1.hello_worldの例は正しく動作します。
2. xaf_record の例は正しく動作します。
3. edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例はビルドとフラッシュに成功しますが、実行時の初期化中にアプリケーションが失敗します。
UARTログは以下のとおりです。
BLE ペリフェラルHTデモ開始...
[sdio]エラー:カード初期化に失敗
[wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。
アサートエラー " API_SUCCESS == 結果 ":
ファイル「ミドルウェア/ワイヤレス/ethermind/port/pal/mcux/bluetooth/controller/controller_wifi_nxp.c」
120行目
しかし、同じ edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht サンプルを J54 USB デバッグポートとアダプター付きの J45 ポートで使用すると、サンプルは正しく動作します。
したがって、EdgeFast BluetoothのサンプルはJ54/J45構成では正しく動作しますが、JP37を介してバッテリーでボードに電源を供給すると失敗します。
hello_worldとxaf_recordのサンプルは、JP37バッテリー構成で正しく動作します。
期待される動作:
edgefast_bluetooth_examples/peripheral_ht例では、バッテリーを使ってJP37にRT700-EVKを通し、村田2EL M.2モジュールを接続したときにBluetoothコントローラーが正常に初期化されると予想しています。
質問:
1. JP37の電源構成は、Murata 2EL M.2モジュールを使用してEdgeFast Bluetoothサンプルを実行する際にサポートされていますか?
2. JP37をバッテリーで使用する場合、村田2EL M.2モジュールは追加のジャンパー、スイッチ、電源構成が必要ですか?
3. なぜJP37のバッテリー構成を使うと、アプリケーションが以下のエラーを報告するのか?
[sdio]エラー:カード初期化に失敗
[wifi_io]エラー:SDIOドライバーの初init失敗。
4. JP37を介してバッテリー電源を使用する場合、ワイヤレスモジュールに必要な電源シーケンスやM.2電源有効化の設定はありますか?
5. EdgeFast Bluetoothのサンプルとバッテリー電源でMurata 2EL M.2モジュールを使用する場合、RT700-EVKのジャンパー設定と電源構成で推奨されるものはありますか?
UARTログの完全な記録、ジャンパー構成、SDKの設定、回路図の詳細、電力測定など、追加情報が必要な場合はお知らせください。
よろしくお願いします。
こんにちは@suhas1503さん
最も可能性の高い理由は、EVKのM.2に必要な電力がVBATではなく、他のコンポーネントから供給されていることだと考えられます。回路図をご覧になることをお勧めします。特に、シート5とシート6。
シート5で、JP33に似たジャンパーキャップをすべて識別し、SYS_5V0からVBATに切り替えます。シート6で、JP11に似たジャンパーキャップをすべて特定し、PMICからDCDC_3V3に切り替えます。最終的な目標は、VBATが対応するモジュールに電力を供給できるようにすることです。ざっと見たところ、重要なのはMCU_3V3とWL_3V3の電源が正しく設定されていることを確認することのようです。
(新しい質問がある場合は、遠慮なく新しいチケットまたは投稿を送信してください。)閉鎖スレッド内の更新は簡単に見過ごされがちです。ご理解とご協力ありがとうございます!
よろしくお願いします、
ギャビン
こんにちは、
ご指示いただいたジャンパー設定変更を行い、RT700-EVKをバッテリー電源でテストしました。
ジャンパー設定を以下のように変更しました。
3.7V、500mAhのLi-PoバッテリーをJP37に接続しました。
これらの変更により、 BLE周辺機器HTデモは正常に初期化され、BLEは期待通り広告を開始しました。
しかし、しばらく動作させた後、 RT700-EVKは連続的にリセットされ始めます。リセットのたびにアプリケーションが再開され、BLEが初期化され、広告が再開されます。
ジャンパーの変更でバッテリー駆動時のBLE機能は有効になりましたが、 継続的なリセットの問題は依然として残っています。
バッテリー駆動時にこの繰り返しリセットが起こる原因や、次に確認すべき点について教えていただけますか?