我正在为S32K116进行开发。
我在检查 S32DS 扩展和更新时注意到,我安装了两个 S32K1 软件包:
“S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0”QLP06”
和
S32K1 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0QLP06“
两者之间有什么区别?
如果他们也对我的情况这样做,我应该保留哪个/卸载哪个?
我尝试移除其中一个(S32K1),但之后我的项目就无法加载它们的 .mex 文件了。文件不再存在。
虽然这些软件包看起来可能很相似,但它们彼此之间以及与 S32DS 之间存在依赖关系,因此不应被视为可以彼此独立使用的独立组件。
因此,我们建议重新安装该软件包,并保持两个软件包都已安装,以确保项目功能正常。
BR,VaneB