Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
S32K312 的 ADC1_MA1 引脚可以用作 ADC 输入吗? 您好,NXP团队, 我正在使用 S32K312 控制器,我想使用标记为ADC1_MA1的引脚来读取电位器电压。 我知道ADC1_MA1是ADC外部多路复用器的地址输出引脚。但是,我想确认一下SIUL2、ADC或引脚复用设置中是否有任何配置允许将此引脚用作普通的ADC模拟输入。 我的要求是连接一个电位器滑动电压,范围为 0 V 至 3.3 V,并通过 ADC1 读取该电压。 请您确认一下: ADC1_MA1是否与任何 ADC 输入通道/采样保持电路存在物理连接? 能否通过软件将此引脚配置为ADC输入? 如果不能用作 ADC 输入,当 PCB 设计时电位器已连接到该引脚时,是否有推荐的硬件变通方法? 谢谢。 此致, 埃萨基 Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? 你好Esakki, ADC1_MA1 是ADC 多路复用器输出,是一个数字引脚,其方向为输出。该引脚的功能在“ S32K3 ADC 外部通道的使用”中进行了描述。 ADC1_MA1 引脚没有直接信号,不能用作 ADC 输入。只有在“直接信号”部分列出了 ADC 的引脚才能用作 ADC 输入。 PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.png PTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png 遗憾的是,目前没有其他可靠的解决方案,建议修改硬件电路。 此致敬礼, Robin Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? 嗨@Robin_Shen , 感谢您清晰的解释和确认。感谢您的支持。 此致, 埃萨基
記事全体を表示
S32 Design Studio for ARM v2.2许可延期 あなたは好,S32 Design Studio for ARM v2.2提示許可馬上到期,Activation Code:FAF2-FCC2-8A8E-87AC,麻烦延期,谢谢!
記事全体を表示
如何在MIMRT700板上使用大型数据集评估NPU tflite模型? 我的问题如标题所示。 我有一个 tflite 模型,我把它转换成了 NPU tflite 模型。我检查发现,tflite 模型和 NPU tflite 模型的预测结果在某些情况下有所不同(但差别不大)。因此,我想在大数据集上运行 NPU tflite 模型评估。 目前,我按照示例tflm_cifar10_cm33_core0在 MIMRT700 上运行推理 NPU tflite 模型,并且运行正常。但在本示例中,我们针对静态图像修复了 image_data.h(我没有使用相机)。我想修改这个示例,以用于我的新案例“在大数据集上运行评估 NPU tflite 模型”。 我打算使用 SD 卡保存图像,并在推理时将其加载为 image_data.h。但我不知道该从何说起。 我看到MIMRT700有3个micro USB接口:调试接口、eUSB接口和USB-OTG接口。 如果您有任何建议或意见,请与我分享。如果我手动运行每个镜像(版本+刷写),那将非常耗时。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 谢谢你支持我。 使用SD卡的方法很好。我不擅长硬件,所以采纳了我队友的建议。 我上面提到的这种方法怎么样? 目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理: -将 image_data.h 复制到样本 - 点击“版本”按钮 - 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。 我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法? 我的意思是,如果 NXP 有构建、烧录和运行示例tflm_cifar10_cm33_core0 的指南,我可以更容易地进行自定义。我不太擅长硬件,所以我喜欢这种方法(如果NXP支持这种方法,我可以编写Python脚本,每次生成image_data.h文件,进行编译、烧录、运行并将结果返回到PC,保存为.csv文件)。文件等)。我看到很多其他厂商也支持这种方法(版本、刷写和运行,通过命令行将结果返回到 PC)。我认为恩智浦也支持这种方法。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 嗨@nnxxpp , 正如您所提到的,该示例采用了静态头文件方法。然而,对于大型数据集而言,建立一个利用 SD 卡挂载图像的流程会更加合适: 将图片预先加载到 SD 卡上,然后挂载 SD 卡,打开图片列表,并对每张图片执行以下操作: - 读入输入缓冲区 - 运行 NPU 推理 - 将结果写入“results.csv”文件文件 我们目前还没有示例代码来说明这一点,但您可以参考您正在使用的 tflm_cifar10_cm33_core0,以及 SDK 中的 sdcard_fatfs 示例,该示例已经处理了初始化和卡挂载,并具有 SD 卡使用的所有可用 API。 我建议你运行并理解 sdcard 示例,并测试读取二进制图像文件。然后,将 SD 卡组件添加到 tflm 示例中,导入 SD 卡初始化和 FatFs 代码,最后替换静态的 image_data.h 文件。输入缓冲区,其中包含使用 f_read() 从 SD 卡读取的图像信息。 如果图像已经以张量格式存储,将简化处理过程,并避免使用 JPEG/PNG 解码。 BR, 埃德温。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 我想补充更多信息。 目前我正在按照以下步骤使用样本tflm_cifar10_cm33_core0 进行推理: -将 image_data.h 复制到样本 - 点击“版本”按钮 - 点击调试按钮,然后点击继续按钮运行推理。 我和我的队友讨论过,如果我可以通过命令行使用命令来运行上述操作(版本和运行推理),那就非常好了。因为如果可行,我可以编写脚本每次修改 image_data.h 文件,构建并运行推理程序,并将推理结果返回到电脑上。您对此有何看法?太感谢了。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 我还看到 MIMRT700 有 SD 卡,如果我能轻松地在 SD 卡上找到图像,并将图像加载到tflm_cifar10_cm33_core0并将推理结果保存到 SD 卡上,那就非常好了。 但说实话,我知道该如何开始。我不擅长硬件。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? 嗨@nnxxpp , 我明白。 您可以从命令行运行 MCUXpresso SDK 项目,并使用脚本自动执行该过程。我们的 SDK 命令行流程使用 west build,可以使用 west flash -r linkserver 进行刷写。 AN14700 特别使用 CLI 来编译项目,如第 7.3 节第 8 部分所述。运行转换后的模型”。 因此,实现此过程自动化的通用脚本应用可以: 1. 复制新的 image_data.h 2. 使用西部建筑风格进行建造 3. 使用西闪卡编程 4. 捕获 UART 日志 虽然这不是“常规推荐方法”,但对于你的应用来说也绝对有效。 BR, 埃德温。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 是的,非常感谢。 我还研究并按照这份文档操作,并且可以使用 west 刷写运行程序。从这里出发,我可以编写脚本来自动化所有流程。 在我使用这个命令之前 west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0   我在 AN14700 的文档中看到,有west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0   我有一个关于标志的问题——在第一个命令中。这是什么意思?在mimxrt700evk 上运行 NPU tflite 模型时,我应该配置哪些标志?
記事全体を表示
Example of an ETPU based on S32K396 Hello, I need a demo of RTD 5.0.0 for S32K396 used in an ETPU generated by S32DS3.5. I want to use it for fuel injection functionality. Could you provide a software package and code examples? Re: S32K396的ETPU的例子 Hi @大概, There is an existing example for ETPU & S32K396 inside the Real-Time Drivers (RTD): Julin_AragnM_0-1783962715540.png Additionally, you can find various examples inside the S32K3 - eTPU SW package. It is independent from RTDs, meaning any version can be used, however, the eTPU SW has been validated only with the specific RTD 7.0.0 version, and compatibility with other versions cannot be guaranteed. Best regards, Julián
記事全体を表示
Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool Our project on the IMXRT1171 boots from SD card and runs from RAM.  Previously most of our code fit into ITC RAM, and MCUXpresso Secure Provisioning tool had no issue with it as long as we modified our start address to 0x3000 (and modified the size -0x3000 smaller).  However, we started running out of ITC RAM and had to move some functions (via linker templates) to OCRAM.  After doing this, MCUXpresso Secure Provisioning tool now complains that it does not support code in different memories.  I was hoping to avoid moving everything into OCRAM but it looks like that's what I'm going to have to do now.  Is there some other workaround to get the tool to work with code in two separate RAMs? Thanks! -m Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool Hi @nxp16, Could you please specify what error you are getting from SPT? In any case, my recommendation would be to use the FlexRAM capabilities of the i.MX RT1170 to adjust the size of the ITC RAM to your application's needs. Here is an AppNote that explains how to do so: AN12077: Using the i.MX RT FlexRAM – Application Note BR, Edwin. Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool You can't adjust the size of ITC RAM above its maximum 256k.  FlexRAM does not help with that.  Unfortunately, I don't recall what the specific error message is and to workaround the problem, I've moved on to just using only OCRAM1 instead and leaving ITC RAM empty.
記事全体を表示
Data Flash Corruption and ECC Errors After Power Abort During Fls_Erase() Operation We are observing Data Flash corruption when a Fls_Erase() operation is interrupted due to a power abort/reset condition. After the system restarts, the affected Data Flash region appears corrupted. AshokSubramani_1-1783921509927.png During a subsequent attempt to recover the sector using Fls_Erase(), ECC errors are generated when the Flash driver tries to access the affected address range before performing the erase operation. As a result, the erase operation cannot proceed successfully. We would like to understand the expected behavior of the Flash controller in this scenario and request guidance on the following points: Is Data Flash corruption expected if power is lost during an ongoing Fls_Erase() operation? Are ECC errors expected when accessing a partially erased/corrupted Flash sector after such an interruption? Is there any mechanism or register available to temporarily disable Flash ECC checking so that the corrupted Flash sector can be erased and recovered? What is the recommended recovery procedure for handling Data Flash sectors that contain uncorrectable ECC errors following a power interruption? Target Device: [MPC5746C] Software Stack: [AUTOSAR / Bare Metal] Re: Data Flash Corruption and ECC Errors After Power Abort During Fls_Erase() Operation Hello, Is Data Flash corruption expected if power is lost during an ongoing Fls_Erase() operation? Yes, that is correct behavior. As data in flash will not match ECC syndromes in flash due to power loss during programming / erase process. Are ECC errors expected when accessing a partially erased/corrupted Flash sector after such an interruption? Yes. Is there any mechanism or register available to temporarily disable Flash ECC checking so that the corrupted Flash sector can be erased and recovered? No. It is permanent HW feature. What is the recommended recovery procedure for handling Data Flash sectors that contain uncorrectable ECC errors following a power interruption? You need to initialize (erase) the corrupted flash block in such case. Once done ECC syndrome will match the data in flash and access wont trigger ECC faults. For flash erase procedure please refer to reference manual: petervlna_0-1783927605596.png Best regards, Peter
記事全体を表示
6,000枚の画像データセットでeIQツールキットのトレーニング時間を短縮するにはどうすればいいですか? 私はeIQ Toolkitを使って、約6,000枚の画像からなるデータセットで画像分類モデルを訓練しています。目標は 、800KB 未満のTensorFlow Lite(TFLite)モデルを生成し、 MCXN947上で動作させることです。 現在のトレーニング構成は以下の通りです: モデル:MobileNetV2 アルファ: 0.35 剪定:有効 出力形式: TFLite 問題は、トレーニングの完了にほぼ 24時間 かかることです。最終モデルサイズを800KB未満に抑えつつ、トレーニング時間を1〜2時間程度に短縮できるおすすめの設定や最適化があれば知りたいです。 同じような状況に直面した方はいらっしゃいますか?eIQツールキットには、モデルの精度を大きく損なわずにトレーニング時間を短縮したり、モデルサイズを大きく変えたりするベストプラクティスはありますか? 何かご提案があれば大変ありがたいです。ありがとう! FRDMトレーニング MCX N Re: How to Reduce eIQ Toolkit Training Time for a 6,000-Image Dataset? こんにちは、 @sivamankomb さん。 小規模なMobileNetV2-alpha-0.35の移行学習ジョブで、6,000枚以上の画像を24時間かけて実行することは、CPU上でトレーニングが行われている場合、入力サイズが大きい場合、エポックが多すぎる場合、強い動的拡張がある場合、またはトレーニング中ずっとプルノングやQATを行っている場合を除きます。 以下の点を参照できると思います。 CUDAとcuDNNがインストールされ、使用されていることを確認してください。 Harry_Zhang_0-1783936461198.png 許容できる精度を維持できる最小の入力解像度を使用してください。224×224を使用している場合は、まず128×128を試してみてください。 固定の長期トレーニングランではなく、低いエポックリミットと早期停止から始めましょう。 初期のトレーニングランでは剪定を無効にし、 展開にはINT8 TFLite量子化を使用します。 最初の速度最適化実行ではQATを避ける。 「強化なし」から始めましょう。 具体的な内容についてはeIQ Toolkitユーザーガイドを参照してください BR ハリー
記事全体を表示
How to Reduce eIQ Toolkit Training Time for a 6,000-Image Dataset? I am using the eIQ Toolkit to train an image classification model with a dataset of approximately 6,000 images. My target is to generate a TensorFlow Lite (TFLite) model that is smaller than 800 KB so that it can run on the MCXN947. My current training configuration is: Model: MobileNetV2 Alpha: 0.35 Pruning: Enabled Output format: TFLite The issue is that the training process takes nearly 24 hours to complete. I would like to know if there are any recommended settings or optimizations that can reduce the training time to around 1–2 hours while still keeping the final model size below 800 KB. Has anyone faced a similar situation? Are there any best practices in the eIQ Toolkit for reducing training time without significantly affecting model accuracy or increasing the model size? Any suggestions would be greatly appreciated. Thank you! FRDM-Training MCXN Re: How to Reduce eIQ Toolkit Training Time for a 6,000-Image Dataset? Hi @sivamankomb  A 24-hour run for ~6,000 images is not expected for a small MobileNetV2-alpha-0.35 transfer-learning job unless training is running on CPU, using a large input size, too many epochs, heavy dynamic augmentation, or doing pruning/QAT throughout the full training run. I think you can refer to the following. Verify CUDA + cuDNN are installed and being used. Harry_Zhang_0-1783936461198.png Use the smallest input resolution that still gives acceptable accuracy; if you are at 224×224, try 128×128 first. Start with a low epoch limit plus early stopping, not a fixed long training run. Disable pruning for the initial training run; Use INT8 TFLite quantization for deployment; Avoid QAT in the first speed-optimized run; Start with “No Augments,”  You can refer to eIQ Toolkit User Guide for specific content BR Harry
記事全体を表示
如何缩短 eIQ Toolkit 对包含 6000 张图像的数据集的训练时间? 我正在使用 eIQ Toolkit 训练一个图像分类模型,数据集大约有 6,000 张图像。我的目标是生成一个小于800 KB的 TensorFlow Lite (TFLite) 模型,以便它可以在MCXN947上运行。 我目前的训练配置是: 型号:MobileNetV2 Alpha:0.35 修剪:已启用 输出格式:TFLite 问题在于,整个培训过程需要近24小时才能完成。我想知道是否有任何推荐的设置或优化方法,可以在将最终模型大小保持在800 KB以下的同时,将训练时间缩短到1-2 小时左右。 有人遇到过类似的情况吗?eIQ Toolkit 中是否有任何最佳实践可以在不显著影响模型准确率或增加模型大小的情况下减少训练时间? 任何建议都将不胜感激。谢谢你! FRDM 培训 MCX N Re: How to Reduce eIQ Toolkit Training Time for a 6,000-Image Dataset? 嗨@sivamankomb 对于小型 MobileNetV2-alpha-0.35 迁移学习作业来说,除非训练是在 CPU 上运行、使用较大的输入规模、过多的 epoch、大量的动态增强,或者在整个训练过程中进行剪枝/QAT,否则预计不会出现 24 小时运行约 6,000 张图像的情况。 我认为你可以参考以下内容。 确认已安装并正在使用 CUDA + cuDNN。 Harry_Zhang_0-1783936461198.png 使用能够保证可接受精度的最小输入分辨率;如果您使用的是 224×224,请先尝试 128×128。 首先设定较低的训练轮数限制并提前停止,而不是进行固定的长时间训练。 初始训练运行禁用剪枝; 部署时使用 INT8 TFLite 量化; 在第一次速度优化运行中避免使用 QAT; 首先选择“无增强功能”, 具体内容请参阅 eIQ Toolkit 用户指南。 BR 哈里
記事全体を表示
iMXRT1052 カスタムファームウェアでキーブロブを生成しても、起動時に受け入れられません。 こんにちは、   署名済みの暗号化ブートローダーがあり、HABは有効になっていますが、シールはされていません。NXPのセキュアプロビジョニングツールを使ってフラッシュすると、問題なく動作します。同様に、FCB + パディング + 署名および暗号化されたブートローダー + キーブロブ(キーブロブはターミナルで次のコマンドを実行して生成されます)を連結すると、次のようになります。   blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"   それも効果がある。しかし、デバッグセッション(キーブロブを生成するためだけに用いられる)でカスタムファームウェアを使用してこのプロセスを実行すると、生成されたブロブファイルが受け入れられず、ブートローダーの実行に失敗します。どちらのシナリオにおいても、DEKは変化しない。   両方とも.binファイルを生成しましたファイル間の違いは、ブロブオフセットアドレスのみである。   Secure Provisioning Toolが提供するflashloader.binと公開されているソースコード(MCUブート)との間に違いはありますか?   標準のフラッシュローダーは、このバージョンを報告します。 blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 (0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) Current Version = K2.8.0   bl_version.h に基づくと、ソースコードは一貫しているはずであり、Secure Provisioning Tool のバージョンは 25.09 です。   カスタムファームウェアはフラッシュローダーソースからのコードスニペット(特にbl_keyblob_dcp.cにあります)を使用しています。そして、すべての依存関係は同じソースから取得されます。この実装は内部でのみ使用されるため、ファームウェアからDEKを抽出することは問題ありません。   お時間をいただきありがとうございました。 🙂 Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. こんにちは、 @JordanSt さん。 あなたはiMXRT1052を使って以下のようにテストを行ったと理解してよろしいでしょうか? 1. NXPのセキュアプロビジョニングツールからフラッシュローダーをロードし、以下のコマンドを使用してdek.binとblob.binを取得します。 blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin" 2. iMXRT1052でflashloaderのSDKデモのコードを使ってカスタムファームウェアを実行し、上記のコマンドでdek.binとblob.binを得ます。 3. 生成された dek.bin ファイルは同じですが、blob.bin ファイルは異なります。 私の理解が正しければ、ステップ2のSDKのフラッシュローダーは試しましたか?結果は同じだったのでしょうか? すてきな一日を、 カン ------------------------------------------------------------------------------- 注記: この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます! - 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. こんにちは@Kan_Li ご支援ありがとうございます。 関連事項: 1. NXPのSecure Provisioning Toolからフラッシュローダーを読み込み、以下のコマンドでdek.binとblob.binを起動します - そうだ、鍵の塊を手に入れるために。 2. iMXRT1052でflashloaderのSDKデモのコードを使ってカスタムファームウェアを実行し、上記のコマンドでdek.binとblob.binを得ます。 - はい、しました。SDKのデモフラッシュローダーでテストしました。こちらもカスタムファームウェアです。 重要かどうかはわかりませんが、主な違いはSPTのフラッシュローダーは内部のSRAMから実行されるのに対し、カスタムファームウェアやSDKのデモはそうではなく、外部(搭載)SDRAM用に設定・構築されていることです。 3. 生成されたdek.binファイルは同じですが、blob.binファイルは異なります。 はい、どちらのシナリオでも使用される DEK は同じです (当然です)。生成されたキー ブロブを見ると、ヘッダーは同じで、bk セクションと dek セクションのみが異なり、mac セクションはすべてゼロです。 すてきな一日を 🙂 ヨルダン
記事全体を表示
Fls_Erase() 操作中の電源中断後のデータフラッシュ破損および ECC エラー 電源の中断/リセットによってFls_Erase()操作が中断された場合、データフラッシュの破損が発生することを確認しています。システムを再起動すると、影響を受けたデータフラッシュ領域が破損しているように見える。 AshokSubramani_1-1783921509927.png その後、セクターを Fls_Erase()で復旧しようとする際、フラッシュドライバが消去操作を行う前に影響を受けたアドレス範囲にアクセスしようとした際にECCエラーが発生します。その結果、消去作業は成功裏に進められません。 このシナリオにおけるフラッシュコントローラの期待される挙動を理解し、以下の点についての指針をお願いしたいと思います。 Fls_Erase()操作の実行中に電源が切断された場合、データフラッシュの破損が発生する可能性はありますか? このような中断後に部分的に消去・破損したフラッシュセクターにアクセスする際にECCエラーが起こることは予想されますか? 破損したフラッシュセクターを消去・復元するために 、フラッシュECCチェックを一時的に無効 化する仕組みやレジスタはありますか? 電源遮断後に訂正不可能なECCエラーを含むデータフラッシュセクターを処理するための推奨される復旧手順は何ですか? ターゲット装置: [MPC5746C] ソフトウェアスタック: [AUTOSAR / ベアメタル] Re: Data Flash Corruption and ECC Errors After Power Abort During Fls_Erase() Operation こんにちは、 Fls_Erase()操作の実行中に電源が切断された場合、データフラッシュの破損が発生する可能性はありますか? はい、それは正しい行動です。フラッシュメモリ内のデータは、プログラミング/消去処理中の電源喪失により、フラッシュメモリ内のECC症候群と一致しなくなります。 このような中断後に部分的に消去・破損したフラッシュセクターにアクセスする際にECCエラーが起こることは予想されますか? はい。 破損したフラッシュセクターを消去・復元するために 、フラッシュECCチェックを一時的に無効 化する仕組みやレジスタはありますか? いいえ。これは恒久的なハードウェア機能です。 電源遮断後に訂正不可能なECCエラーを含むデータフラッシュセクターを処理するための推奨される復旧手順は何ですか? その場合は破損したフラッシュブロックを初期化(消去)する必要があります。一度実行すると、ECC症候群はフラッシュのデータと一致し、アクセスによってECCの故障が起きません。 フラッシュ消去の手順については、リファレンス・マニュアルをご参照ください: petervlna_0-1783927605596.png よろしくお願いいたします。 ピーター
記事全体を表示
IMX8MP 辅助映像启动 IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助映像启动(RM 6.1.6.2)是否适用于 i.MX8MP 上的 ECSPI(“SPI”)或非 启动,还是仅适用于 FlexSPI 或非(和 SD/eMMC)?表 6-28 将“SPI”和“FlexSPI NOR”列为单独的引导设备,并且仅针对“FlexSPI NOR 启动”说明了辅助偏移有效值。 Re: IMX8MP secondary image boot 你好, 你的理解有误, IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助镜像启动也适用于 SPI 设备,只是偏移量不同: FlexSPI 的有效值为:0、1、2、3、4、5、6 和 7 对于 SPI 模式,如果熔丝位大于 10,则禁用辅助启动;n = 熔丝位大于 10. • n == 0:偏移量 = 4MB • 当 n == 2 时:偏移量 = 1MB • 其他情况且 n <= 10:偏移量 = 1MB*2^n Oswalag_0-1782750547759.png Re: IMX8MP secondary image boot 谢谢——这下偏移映射的问题就清楚了。我们需要进行两项后续操作,以便在我们的 i.MX8MP 板上重现该问题(在 ECSPI2 上启动或非,开放/非 HAB 配置,熔丝读取 2 1 = 0 → n=0 → 4 MB): 是什么触发信号 ROM 在 SPI 或非接口上切换到辅助映像?是无效的主启动头/镜像解析失败,还是具体的 HAB 认证失败?换句话说,辅助映像启动在开放(非安全)配置下是否有效,还是仅在设备 HAB 关闭时才有效? 它会恢复到之前的RESET状态,还是需要断电重启/第二次RESET(持久启动方式)? 4 MB 偏移处的辅助映像必须是单独版本的可启动映像(具有该偏移处的独立虚拟映像/启动数据),还是主映像的字节相同副本就足够了? Re: IMX8MP secondary image boot 在 OPEN (SEC_CONFIG=open, non-HAB) 配置下,i.MX8MP 从 ECSPI (SPI) NOR 启动时,IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助映像启动的确切触发条件是什么?ROM 是否会在主容器头无效/被擦除时切换到辅助镜像,还是仅在 HAB 身份验证失败时才会切换到辅助镜像(例如,当主容器头无效/被擦除时)?仅在封闭/安全配置下?我们有一个 4MB 的有效辅助副本(熔丝 n=0),擦除了主头,并且 ROM 不会回退到开放配置。
記事全体を表示
iMXRT1052 自定义固件中生成的密钥blob在启动时未被接受。 您好,   我有一个已签名的加密引导加载程序,HAB 已启用但未密封。使用 NXP 的安全配置工具进行刷写时,运行正常。同样地,当我将 FCB + 填充 + 已签名和加密的引导加载程序 + 密钥 blob 连接起来时(其中密钥 blob 是通过在终端中执行以下命令生成的):   blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"   也行得通。但是,如果我在调试会话中使用自定义固件运行此过程(仅用于生成密钥 blob),则生成的 blob 文件不被接受,引导加载程序执行失败。两种情况下,DEK 值保持不变。   两者都生成了 .bin 文件。文件仅在 blob 偏移地址处不同。   安全配置工具提供的 flashloader.bin 与公开可用的源代码(MCU 启动)之间有什么区别?   “官方”刷机工具报告的版本号为: blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 (0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) Current Version = K2.8.0   根据 bl_version.h,源代码应该一致,安全配置工具版本为 25.09。   该自定义固件使用了来自 flashloader 源代码(具体位于 bl_keyblob_dcp.c 中)的代码片段,所有依赖项均来自同一来源。此实现仅供内部使用,因此从固件中提取 DEK 不是问题。   感谢您抽出时间。 🙂 Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. 嗨@JordanSt , 我理解您已使用 iMXRT1052 进行了如下测试? 1. 从NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。 blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin" 2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。 3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。 如果我理解正确,您是否尝试过在步骤 2 中使用 SDK 中的 flashloader?结果是否相同? 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 ------------------------------------------------------------------------------- Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. 嗨@Kan_Li , 感谢您的支持。 关于: 1. 从 NXP 的安全配置工具加载闪存加载器,并使用以下命令生成 dek.bin 和 blob.bin 文件。 - 是的,为了获取关键信息。 2. 使用 iMXRT1052 上的 flashloader 的 sdk 演示代码运行自定义固件,并使用与上面相同的命令生成 dek.bin 和 blob.bin。 - 是的,我测试过了,用 SDK 中的演示 flashloader 和自定义固件都测试过了。 不确定这是否重要,但主要区别在于 SPT 中的 flashloader 是从内部 SRAM 执行的,而 SDK 中的自定义固件或演示程序则不是,它们是为外部(在板上)同步动态随机存取存储器\(SDRAM\) 配置和构建的。 3. 生成的 dek.bin 文件相同,但 blob.bin 文件不同。 是的,两种情况下使用的DEK保持不变(这很合理)。从生成的密钥块来看,头部信息相同,只有bk和dek部分不同,mac部分全部为零。 祝你有美好的一天 🙂 约旦
記事全体を表示
IMX8MP secondary image boot Does IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot (RM 6.1.6.2) work for ECSPI ("SPI") NOR boot on i.MX8MP, or only for FlexSPI NOR (and SD/eMMC)? Table 6-28 lists "SPI" and "FlexSPI NOR" as separate boot devices, and the secondary-offset valid values are stated only "for FlexSPI NOR boot." Re: IMX8MP secondary image boot Hello, Your understanding is wrong, the IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot also work for SPI devices, only with a different offset: For FlexSPI = the valid values are: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 For SPI = Secondary boot is disabled if fuse value is bigger than 10, n = fuse value bigger than 10. • n == 0: Offset = 4MB • n == 2: Offset = 1MB • Others & n <= 10 : Offset = 1MB*2^n Oswalag_0-1782750547759.png Re: IMX8MP secondary image boot Thanks — that clears up the offset mapping. Two follow-ups so we can reproduce it on our i.MX8MP board (boot NOR on ECSPI2, OPEN / non-HAB config, fuse read 2 1 = 0 → n=0 → 4 MB): What triggers the ROM to switch to the secondary image on SPI NOR? Is it any invalid primary boot header / failed image parse, or specifically a HAB authentication failure? In other words, does secondary-image boot work in open (non-secured) configuration, or only when the device is HAB-closed? Does it fall back on the same reset, or does it require a power cycle / a second reset (persistent-boot style)? Must the secondary image at the 4 MB offset be a separately-built bootable image (its own IVT/boot data for that offset), or is a byte-identical copy of the primary sufficient? Re: IMX8MP secondary image boot On i.MX8MP booting from ECSPI (SPI) NOR in the OPEN (SEC_CONFIG=open, non-HAB) configuration: what is the exact trigger condition for the IMG_CNTN_SET1_OFFSET secondary image boot? Does the ROM switch to the secondary image on an invalid/erased primary container header, or only on a HAB authentication failure (i.e. only in the closed/secured configuration)? We have a valid secondary copy at 4MB (fuse n=0), erased the primary header, and the ROM does not fall back in open config.
記事全体を表示
iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi,   I have an encrypted bootloader that is signed, and HAB is enabled but not sealed. When flashed via NXP’s Secure Provisioning Tool, it works fine. Similarly, when I concatenate the FCB + Padding + Signed and encrypted bootloader + key blob (where the key blob is generated by executing the following command in the terminal):   blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin"   it also works. However, if I run this process using custom firmware in a debug session (which is only used to generate the key blob), the resulting blob file is not accepted and the bootloader fails to execute. The DEK remains unchanged in both scenarios.   Both generated .bin files differ only at the blob offset address.   Is there any difference between the flashloader.bin provided by the Secure Provisioning Tool and the publicly available source code (MCU boot)?   The "stock" flashloader reports this version: blhost -u 0x15A2,0x0073 -- get-property 1 Response status = 0 (0x0) Success. Response word 1 = 1258424320 (0x4b020800) Current Version = K2.8.0   Based on the bl_version.h, the source should be consistent, and the Secure Provisioning Tool version is 25.09.   The custom firmware uses code snippets from the flashloader source (specifically found in bl_keyblob_dcp.c), and all dependencies are taken from the same source. This implementation will only be used internally, so extracting the DEK from the firmware is not a concern.   Thank you for your time. 🙂 Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi @JordanSt , May I understand you have tested with iMXRT1052 as below? 1. Load the flashloader from NXP’s Secure Provisioning Tool and use the following command to have dek.bin and blob.bin blhost -t 5000 -u 0x15A2,0x0073 -j -- generate-key-blob "dek.bin" "blob.bin" 2. Run a custom firmware with code from the sdk demo of flashloader on iMXRT1052 and use the same command as above to have the dek.bin and blob.bin.  3. The generated dek.bin files are the same, but the blob.bin files are not. If my understanding is correct , have you tried the flashloader from the sdk in step 2? Was the result the same? Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. ------------------------------------------------------------------------------- Re: iMXRT1052 Generating key blob in custom firmware not accepted on boot. Hi @Kan_Li ,  Thank you for your support. Regarding: 1. Load the flashloader from NXP’s Secure Provisioning Tool and use the following command to have dek.bin and blob.bin  -  Yes, to get the key blob. 2. Run a custom firmware with code from the sdk demo of flashloader on iMXRT1052 and use the same command as above to have the dek.bin and blob.bin.   -  Yes, I did, test with demo flashloader from the SDK, also a custom-custom firmware.  Not sure if important, but the main difference is that the flashloader from the SPT is executed from internal SRAM, the custom firmware or the demo from SDK is not, they are configured and build for External (on board) SDRAM.   3. The generated dek.bin files are the same, but the blob.bin files are not.  -  Yes, the DEK used in both scenarios stays the same (it make sense). From the resulted key blob, headers are the same, only bk and dek sections differ, mac section is all zeros. Have a great day 🙂 Jordan
記事全体を表示
MIMRT700ボード上の大規模なデータセットでNPU tfliteモデルを評価するにはどうすればいいですか? 私の質問はタイトルの通りです。 私はtfliteモデルを使っていますが、NPUのTfliteモデルに変換しました。tfliteモデルとNPUのTfliteモデルの予測が場合によっては異なることを確認しました(大きな違いはありません)。そこで、大規模なデータセットに対して評価NPU tfliteモデルを実行したいと考えています。 現在はサンプルtflm_cifar10_cm33_core0 に従って推論NPU tfliteモデルをMIMRT700で実行しており、うまく動作しています。しかし、このサンプルでは、静止画像用にimage_data.hを修正しました(カメラは使用していません)。このサンプルを新しいCASE「大規模データセットで評価NPUのtfliteモデルを実行する」用に修正したいです。 私はSDカードを使用して画像を保存し、推論時にimage_data.hとして読み込む予定です。でも、どこから始めればいいのか分かりません MIMRT700にはデバッグ、eUSB、USB-OTGの3つのマイクロUSBポートがあることがわかりました。 何かおすすめやご提案があれば、ぜひ教えてください。各イメージを手動で実行する(ビルド+フラッシュ)と、非常に時間がかかります。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz 応援してくださりありがとうございます。 SDカードの方法は良いです。ハードウェアは得意ではないので、チームメイトの提案で。 先ほど挙げたこの方法はどうでしょうか? 現在、私はtflm_cifar10_cm33_core0サンプルを使用して推論を実行するために、以下の手順を踏んでいます。 - image_data.h をサンプルにコピーします - ビルドボタンをクリックします デバッグボタンをクリックし、次に続行ボタンをクリックして推論を実行します。 チームメイトと話し合い、コマンドラインでビルドや推論を実行できるかどうかも話し合いました。とても良いです。もしうまくいけば、毎回image_data.hを変更するスクリプトを作成し、推論を構築し実行し、推論結果をPCに戻すことができます。これについてコメントはありますか? NXPがビルド、フラッシュ、サンプルtflm_cifar10_cm33_core0の実行に関するガイドラインがあれば、より簡単にカスタマイズできるということです。ハードウェアは得意ではないのでこの方法が気に入っています(NXPがこの方法をサポートしていれば、Pythonスクリプトを作成して毎回image_data.hを作成し、ビルドし、フラッシュし、実行して結果をPCに戻し、保存できます.csvファイルなど)。この方法(ビルド、フラッシュ、実行、コマンドライン経由でPCに結果を返す)をサポートするベンダーも多く見かけます。NXPもこの方法をサポートしていると思います。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? こんにちは、 @nnxxpp さん。 ご指摘のとおり、この例では静的ヘッダー方式を採用しています。しかし、SDカードを介してイメージをマウントするパイプラインを構築する方が、大規模なデータセットにははるかに適しているだろう。 画像をSDカードに事前にロードしておき、SDカードをマウントし、画像リストを開いて、各画像に対して次の操作を行います。 - 入力バッファへの読み込み - NPU推論を実行する - 「results.csv」に結果を書き込むファイル 現時点でこれを例示するサンプルコードはありませんが、使用しているtflm_cifar10_cm33_core0 sdcard_fatfsと、すでに初期化やカードマウントを処理し、SDカード利用に関するすべてのAPIを備えたSDKの例の両方を参照できます。 SDカードのサンプルを実行して理解し、バイナリイメージファイルの読み込みをテストすることをお勧めします。次に、tflm サンプルに SD カードのコンポーネントを追加し、SD カードの初期化と FatFs コードをインポートし、最後に静的ファイル image_data.h を置き換えます。f_read() を使用して SD カードから読み取った画像情報を含むバッファを入力として使用します。 画像をあらかじめテンソル形式で保存しておけば、処理が簡素化され、JPEG/PNGのデコード処理が不要になる。 BR、 エドウィン。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? さらに情報を追加したいです。 現在、私はtflm_cifar10_cm33_core0サンプルを使用して推論を実行するために、以下の手順を踏んでいます。 - image_data.h をサンプルにコピーします - ビルドボタンをクリックします デバッグボタンをクリックし、次に続行ボタンをクリックして推論を実行します。 チームメイトと話し合い、コマンドラインでビルドや推論を実行できるかどうかも話し合いました。とても良いです。もしうまくいけば、毎回image_data.hを変更するスクリプトを作成し、推論を構築し実行し、推論結果をPCに戻すことができます。これについてコメントはありますか?本当にありがとうございます。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? また、SDカードMIMRT700表示されているのも見ました。画像を読み込んでtflm_cifar10_cm33_core0してSDカードに保存できるなら、とても良いです。 でも正直に言うと、どう始めたらいいかは分かっています。私はハードウェアに詳しくありません。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? こんにちは、 @nnxxpp さん。 わかりました。 MCUXpresso SDKプロジェクトはコマンドラインから実行でき、スクリプトでプロセスを自動化できます。私たちのSDKコマンドラインフローはwest buildを使っており、flashはwest flash -r linkserverで行えます。 AN14700では、セクション「7.3」のパート8で説明されているように、CLIを使用してプロジェクトをコンパイルします。変換モデルを動かせ」と言いました。 したがって、このプロセスを自動化するためのスクリプトの一般的な応用は以下の通りです: 1. 新しいimage_data.hをコピーする 2. WestBuildを使用して構築する 3. West Flash を使用したプログラム 4. UARTログの取得 「一般的な推奨方法」ではありませんが、あなたの用途にも十分効果的でしょう。 BR、 エドウィン。 Re: How to evaluate NPU tflite model on large dataset on MIMRT700 board? @EdwinHz はい。本当にありがとうございます。 このドキュメントを調べて従ったところ、Westを使うことで実行プログラムをフラッシュできました。ここから、すべてのプロセスを自動化するスクリプトを作成できます。 このコマンドを使用する前に west build -b mimxrt700evk examples/demo_apps/hello_world -- -Dcore_id=cm33_core0   AN14700のドキュメントで、 west build -p always examples/eiq_examples/tflm_label_image --toolchain という記述を見ました。 armgcc --config flash_debug -b mimxrt700evk -Dcore_id=cm33_core0   最初のコマンドにあるフラグについて質問があります。それはどういう意味ですか?また、MIMXRT700EVKでNPU tfliteモデルを動かす際に設定すべきフラグはどれですか?
記事全体を表示
S32K396をベースとしたETPUの例 こんにちは。S32DS3.5で生成されたETPUで使用されるS32K396用のRTD 5.0.0のデモが必要です。燃料噴射機能に使用したいと考えています。ソフトウェアパッケージとコード例を提供していただけますでしょうか? Re: S32K396的ETPU的例子 こんにちは@大概さん リアルタイム・ドライバ内にETPUおよびS32K396の既存例があります: Julin_AragnM_0-1783962715540.png さらに、S32K3 - eTPU SWパッケージの中には様々な例も見つかります。RTDとは独立しており、どのバージョンでも使用可能ですが、eTPUのSWは特定のRTD 7.0.0でのみ検証されていますバージョンや他のバージョンとの互換性は保証できません。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
使用 MCUXpresso 安全配置工具时,无法在多个 RAM 中保存代码 我们在 IMXRT1171 上的项目从 SD 卡启动并通过 RAM 运行。以前,我们的大部分代码都可放入ITC内存,只要我们将起始地址修改为0x3000(并将大小修改为更小的-0x3000),MCUXpresso安全配置工具就不会出现任何问题。然而,我们的 ITC RAM 开始耗尽,不得不将一些功能(通过链接器模板)移至 OCRAM。 这样做之后,MCUXpresso安全配置工具现在抱怨它不支持不同内存中的代码。我本来希望不要把所有东西都移到 OCRAM 中,但现在看来我不得不这么做了。 是否有其他解决方法可以让工具在两个独立的 RAM 中运行代码? 谢谢您! -m Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool 嗨,@nxp16、 能否请您具体说明从 SPT 收到的错误信息?无论如何,我建议使用 i.MX RT1170 的 FlexRAM 功能,根据应用需求调整 ITC RAM 的大小。这是一篇解释如何操作的 AppNote:AN12077:使用 i.MX RT FlexRAM — 应用笔记 BR, Edwin. Re: Cannot have code in multiple RAMs when using MCUXpresso Secure Provisioning tool ITC RAM 的大小无法调整到超过其最大值 256k。FlexRAM对此没有帮助。很遗憾,我不记得具体的错误信息是什么了,为了解决这个问题,我改用只使用 OCRAM1,并将 ITC RAM 留空。
記事全体を表示
Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hello NXP Team, I am using the S32K312 controller and I would like to use the pin labelled ADC1_MA1 for reading a potentiometer voltage. I understand that ADC1_MA1 is an ADC external multiplexer address output pin. However, I would like to confirm whether there is any possible configuration in SIUL2, ADC, or pin mux settings that allows this pin to be used as a normal ADC analog input. My requirement is to connect a potentiometer wiper voltage, in the range of 0 V to 3.3 V, and read it through ADC1. Could you please confirm: Is ADC1_MA1 physically connected to any ADC input channel/sample-and-hold circuit? Can this pin be configured as an ADC input through software? If it cannot be used as an ADC input, is there any recommended hardware workaround when the PCB is already designed with the potentiometer connected to this pin? Thank you. Best regards, Esakki Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hi Esakki, ADC1_MA1 is the ADC Mux Output, a digital pin, and its direction is output. The function of this pin is described in "S32K3 ADC Use of external channels". The ADC1_MA1 pin has no Direct Signals and cannot be used as an ADC input. Only pins with an ADC listed in the Direct Signals section can be used as ADC inputs. PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.png PTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png Unfortunately, there are no other reliable solutions, and it is recommended to modify the hardware circuitry. Best Regards, Robin Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312? Hi @Robin_Shen , Thank you for your clear explanation and confirmation. I appreciate your support. Best regards, Esakki
記事全体を表示
i.MX95 OEIおよびDDR PHYファームウェアへのカスタムLPDDR5タイミングの統合に関する説明 NXPチームの皆様、こんにちは。 i.MX9596プロセッサをベースにしたカスタムボードを、i.MX OEIブートローダーを使ってLPDDR5メモリを導入します。 MCUXpresso Config Toolsバージョン26.3を使用して、自作ボード用のDDR構成を生成しました。生成されたファイルは以下のとおりです。 lpddr5_timing.c lpddr5_config.ds ペリフェラル.c ペリフェラル.h pin_mux.c pin_mux.h OEIソースのboards/mx95lp5/ddrディレクトリ内に、以下のファイルが見つかりました。 MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_ECC_enabled_timing.c XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.c カスタムLPDDR5ボードの正しい統合手順を確認したいのですが。 生成されたlpddr5_timing.cMIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c の代わりにこれを使用し、OEI_DDR_CONFIG を更新して新しいタイミングファイルを参照するようにしますか? XIMX95LPD5EVK19_6400mbps_train_timing_a1.cはNXPが提供するシリコン専用のトレーニングファイルで、カスタムボードでは変更されないべきでしょうか? OEIは以下のDDR PHYファームウェアバイナリを使用します。 lpddr5_imem_v202409.bin lpddr5_dmem_v202409.bin lpddr5_imem_qb_v202409.bin lpddr5_dmem_qb_v202409.bin これらの同じファームウェアバイナリは、生成されたDDRのタイミング設定とファームウェアバージョンが一致していれば、カスタムLPDDR5ボード上で再利用できますか? ECC対応タイミングファイルは、LPDDR5 ECCが有効になっている場合にのみ必要ですか?カスタムボードでECCを使用しない場合、通常のタイミングファイルで十分でしょうか? EVK DDR構成からカスタムLPDDR5ボードに移行する際に、再生成または変更が必要な追加ファイルがあればお知らせください。 よろしくお願いします。 Re: Clarification on Integrating Custom LPDDR5 Timing into i.MX95 OEI and DDR PHY Firmware Usage こんにちは、 1. はい、MIMX95_LPDDR5_EVK_19X19_6400MTS_FW2024.09_timing.c をカスタム構成に置き換える必要があります。 2. それはそのシリコンリビジョンごとに異なる構成なので、あなたのCASEであれば参考にCAN。この構成を使っていない場合は、そのままにしておいても構いません。 3. はい、これらのバイナリは類似の構成に再利用でき、通常のタイミングファイルで十分で、ECCを使わない場合は十分です。 よろしくお願いいたします。
記事全体を表示