2392213_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2392213_zh-CN

2392213_zh-CN

S32K312 的 ADC1_MA1 引脚可以用作 ADC 输入吗?

您好,NXP团队,

我正在使用 S32K312 控制器,我想使用标记为ADC1_MA1的引脚来读取电位器电压。

我知道ADC1_MA1是ADC外部多路复用器的地址输出引脚。但是,我想确认一下SIUL2、ADC或引脚复用设置中是否有任何配置允许将此引脚用作普通的ADC模拟输入。

我的要求是连接一个电位器滑动电压,范围为 0 V 至 3.3 V,并通过 ADC1 读取该电压。

请您确认一下:

  1. ADC1_MA1是否与任何 ADC 输入通道/采样保持电路存在物理连接?
  2. 能否通过软件将此引脚配置为ADC输入?
  3. 如果不能用作 ADC 输入,当 PCB 设计时电位器已连接到该引脚时,是否有推荐的硬件变通方法?

谢谢。

此致,
埃萨基

Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312?

你好Esakki,

ADC1_MA1 是ADC 多路复用器输出,是一个数字引脚,其方向为输出。该引脚的功能在“ S32K3 ADC 外部通道的使用”中进行了描述。

ADC1_MA1 引脚没有直接信号,不能用作 ADC 输入。只有在“直接信号”部分列出了 ADC 的引脚才能用作 ADC 输入。

PTB24 ADC1_MA[1] no Direct Signals.pngPTB24 ADC1_MA[1] ADC Mux Output.png

遗憾的是,目前没有其他可靠的解决方案,建议修改硬件电路。

此致敬礼,
Robin

Re: Can ADC1_MA1 pin be used as ADC input on S32K312?

@Robin_Shen

感谢您清晰的解释和确认。感谢您的支持。

此致,
埃萨基

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-14-2026 02:36 AM
更新人: