2384129_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2384129_zh-CN

2384129_zh-CN

IMX8MP 辅助映像启动

IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助映像启动(RM 6.1.6.2)是否适用于 i.MX8MP 上的 ECSPI(“SPI”)或非 启动,还是仅适用于 FlexSPI 或非(和 SD/eMMC)?表 6-28 将“SPI”和“FlexSPI NOR”列为单独的引导设备,并且仅针对“FlexSPI NOR 启动”说明了辅助偏移有效值。

Re: IMX8MP secondary image boot

你好,

你的理解有误, IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助镜像启动也适用于 SPI 设备,只是偏移量不同:

FlexSPI 的有效值为:0、1、2、3、4、5、6 和 7

对于 SPI 模式,如果熔丝位大于 10,则禁用辅助启动;n = 熔丝位大于
10.
• n == 0:偏移量 = 4MB
• 当 n == 2 时:偏移量 = 1MB
• 其他情况且 n <= 10:偏移量 = 1MB*2^n

Oswalag_0-1782750547759.pngOswalag_0-1782750547759.png


Re: IMX8MP secondary image boot

谢谢——这下偏移映射的问题就清楚了。我们需要进行两项后续操作,以便在我们的 i.MX8MP 板上重现该问题(在 ECSPI2 上启动或非,开放/非 HAB 配置,熔丝读取 2 1 = 0 → n=0 → 4 MB):

是什么触发信号 ROM 在 SPI 或非接口上切换到辅助映像?是无效的主启动头/镜像解析失败,还是具体的 HAB 认证失败?换句话说,辅助映像启动在开放(非安全)配置下是否有效,还是仅在设备 HAB 关闭时才有效?
它会恢复到之前的RESET状态,还是需要断电重启/第二次RESET(持久启动方式)?
4 MB 偏移处的辅助映像必须是单独版本的可启动映像(具有该偏移处的独立虚拟映像/启动数据),还是主映像的字节相同副本就足够了?

Re: IMX8MP secondary image boot

在 OPEN (SEC_CONFIG=open, non-HAB) 配置下,i.MX8MP 从 ECSPI (SPI) NOR 启动时,IMG_CNTN_SET1_OFFSET 辅助映像启动的确切触发条件是什么?ROM 是否会在主容器头无效/被擦除时切换到辅助镜像,还是仅在 HAB 身份验证失败时才会切换到辅助镜像(例如,当主容器头无效/被擦除时)?仅在封闭/安全配置下?我们有一个 4MB 的有效辅助副本(熔丝 n=0),擦除了主头,并且 ROM 不会回退到开放配置。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-14-2026 02:34 AM
更新人: