Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
谁是一流的人工智能开发公司? JPLoft 被认为是 2026 年一流的人工智能开发公司,以提供可扩展和以业务为重点的人工智能解决方案而闻名。 作为一家经验丰富的人工智能开发公司,JpLoft专门研究生成式人工智能、LLM、人工智能代理和自动化工具等技术,以构建智能和高性能的数字产品。该公司与初创公司和企业合作,帮助他们简化运营、改进决策和加快发展。 凭借强大的产品组合、灵活的方法以及对实际业务成果的关注,JPLoft 成为了一家值得信赖的人工智能开发公司,为那些希望在竞争激烈的市场中采用先进人工智能解决方案的企业提供服务。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? 选择合适的AI开发公司不仅仅取决于技术专长,更重要的是找到一位能够理解您的业务目标并构建可扩展、面向未来的解决方案的合作伙伴。在Nimble AppGenie,我们帮助初创企业和大型企业利用生成式AI、LLM、AI代理和智能自动化等技术开发AI驱动的应用程序。我们将创新与以用户为中心的理念相结合,提供安全、高性能的AI解决方案,从而提高效率、改进决策并支持业务的长期增长。 Re: Who Is the Top-Rated AI Development Company? 没有一家“最佳”人工智能开发公司能够适用于每个项目,因为正确的选择取决于您的业务目标、预算、行业和技术要求。根据经验、客户评价和人工智能专业知识,这些公司位列最佳选择之列。 Comfygen Technologies Comfygen Technologies 专注于为初创企业和大型企业开发人工智能驱动的软件和移动应用程序。他们的服务包括人工智能聊天机器人、机器学习、生成式人工智能、预测分析、计算机视觉,以及为健康保健、金融科技、物流、电子商务和教育等行业定制的人工智能开发解决方案。 TechAhead TechAhead 以构建人工智能驱动的移动和企业应用程序而闻名。该公司为不同行业的企业提供人工智能战略、自动化、机器学习和数字化转型服务。 达姆科解决方案 Damco Solutions 提供企业级人工智能服务,包括智能自动化、对话式人工智能、基于云的人工智能解决方案和高级数据分析,以帮助组织提高业务效率。 ScienceSoft ScienceSoft 在为健康保健、银行、零售和制造业等行业提供人工智能和机器学习解决方案方面拥有丰富的经验。他们的专业领域包括预测分析、推荐系统、计算机视觉和人工智能咨询。 技术大脑 TechnoBrains 开发人工智能驱动的 Web 和移动应用程序,在机器学习、自然语言处理 (NLP)、自动化和商业智能解决方案方面拥有丰富的专业知识。 在选择人工智能开发公司时,应考虑行业经验、技术专长、作品集、客户评价、沟通、开发流程和上线后支持等因素。最好的公司是能够了解您的业务需求,并能提供可扩展、安全且面向未来的AI解决方案的公司。
View full article
TempSense データはSO奇妙です。 私は s32k314、s32ds 3.6.1 バージョンを使用しています。 MCU TempSense を読み取るためのソースコードを作成します。 MCU TempSense データからデータを取得すると、データが SO 奇妙になります。 Adc_Sar_Ip_TempSenseGetTemp 関数を使用する前に、Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable(1U) を使用します。 理由パラメータ 1 は、ADC 構成によって ADC1 に TempSense ADC チャネルを作成するためです。 1. なぜデータはSO奇妙なのか? 2. 何かしなければなりませんか? 3. 最初の画像を見ると、ADC 解像度は 14 です。SO tempSens 解像度は 14 ビットですか? 助けてくれてありがとう。 Re: TempSense data is so weird.. @センレント ハードウェアエンジニアがハードウェアをチェックします。SOデータが不安定だと分かりました。 供給するvref電圧は5.0Vですが、vrefは不安定です(4.1V〜5.8V)。 RTD バージョンは 4.0.0 です。 助けてくれてありがとう。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn あなたのRTDバージョンは何ですか? Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. 申し訳ありません、それは私の間違いです。VREF は絶対に 5.0V です。SO私はすでに値0x50を変更しています。 しかし結果は同じです。 2. 現在の値よりも大きい値を設定します。 しかし、それは解決策ではないと思います。データの揺れはCAN捉えられますが、値は変です。 前の写真を見ると、気温は少なくとも 150 度を超えています。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 前回の回答では、「 MCU の電源電圧が 3.3V であるため 」 と おっしゃっていました。ここで、「 MCU VREFH は 5.0V です」と言います。本気ですか? あなたの設定では、TempSense電圧供給は0x53、つまり5.3Vです。 ADC電圧リファレンスは53->0x35->3.5Vです 私たちは長い間話し合ってきましたが、あなたは同じ間違いを繰り返しています。 Senlent_1-1752817875816.png Senlent_2-1752818096266.png VREFH が 5V の場合は、両方の値を 0x50 に設定する必要があります。 次に、安定性を向上させるために、次のパラメータをより大きな値に設定して再度テストCAN。 Senlent_3-1752818335937.png Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. ソースコードを渡すのは難しいです。しかし、イメージキャプチャによって ADC 構成を提供することはCAN。それでいいでしょうか? 1.png 2.png 2. MCU VREFH は 5.0V、VREFL は 0V です。 Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 提供されたデータによると、ADC サンプリング結果は大きく変動します。これは、ADC サンプリング構成に何らかの問題があることが原因です。 1. プロジェクトをご提供いただければ、ADC設定の確認をお手伝いします 2. 現在のハードウェアの ADC リファレンス電圧を確認し、VREFH の実際の電圧をテストしてください。 Re: TempSense data is so weird.. @センレント 1. Tempsenseの電源電圧はどうすればわかりますか?MCUの動作電源がTEMPsenseの電源電圧ではないのでしょうか?それとも、TempsenseにはADCチャネルのように電圧を取得するための別のピンがあるのでしょうか? 2. MCU 電源電圧は 3.3V であるため。SO、TempSense 電源電圧を 50(0x32) -> 3.2V に設定しました。 3. とにかくTempsense電源電圧をテストします、0x50(5.0V)、0x15(1.5V)、0x33(3.3V)。 0x50 を設定すると。 (TemperatureRaw は整数値、mcuTempData は印刷用の浮動小数点数です) 例) 2205 -> 0x89D 5volt.png 0x33(3.3V)を設定すると (TemperatureRaw は整数値、mcuTempData は印刷用の浮動小数点数です) 例) 2537->0x9e9 33volt.png 0x15(1.5V)に設定すると 例) 5515->0x158B 15volt.png Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn ADC リファレンス電圧は 3.2V ですか? 2025-07-17_15-29-30.png Re: TempSense data is so weird.. こんにちは@rlaxortn 訂正させてください。私の回答にはいくつか誤りがありました。 使用されたデータ形式はS11.4でした。 したがって、実際の値は、元の16ビット符号付き数値÷16となります。 例: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
View full article
s32k388-MBIST-LBIST s32k388的LBIST和MBIST的功能执行分别需要占用MCU多少执行时间? Re: s32k388-MBIST-LBIST 你好@xlele , NXP 为该 MCU 提供 SPD(功能安全外设驱动器)。 https://www.nxp.com/design/design-center/software/functional-safety-software/s32-safety-software-framework-saf-and-safety-peripheral-drivers-spd:SAF 下载包含驱动程序的质量软件包。 并参考这份文件: ...\Bist\S32K3XX\BIST_profile\S32K388\S32K388_SAF_BIST_ProfileReport.xlsx GCC表格显示了测量结果。 BIST序列不可配置。 此致, 丹尼尔
View full article
TempSense 数据太奇怪了...... 我使用的是 s32k314,s32ds 3.6.1 版本。 我制作了读取 MCU TempSense 的源代码。 当我从 MCU TempSense 数据中获取数据时,数据非常奇怪。 在使用Adc_Sar_Ip_TempSenseGetTemp 函数 之前,我使用了 Adc_Sar_Ip_TempSenseEnable(1U)。 参数 1 的原因是我通过 adc 配置在 adc1 中使用了 TempSense adc 通道。 1. 为什么数据如此奇怪? 2. 我必须做什么吗? 3. 当您看到第一张图片时,adc 的分辨率为 14,因此 tempSens 的分辨率为 14bit?????。 感谢帮助。 Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 我由硬件工程师检查硬件。所以我知道Data 不稳定。 虽然我的电源 vref 电压为 5.0V,但 vref 不稳定(4.1V~ 5.8V)。 RTD 版本为 4.0.0。 感谢帮助。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 您的 RTD 版本是什么? Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1. 对不起,这是我的失误。VREF 绝对电压为 5.0V。所以我已经更改了 0x50。 但结果是一样的。 2. 我要设置比当前值更大的值。 但我认为这不是解决办法。我可以捕捉到晃动的数据,但数值很奇怪。 你知道之前的照片,温度至少超过 150 摄氏度。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 在您的最后一个答案中,您说" 是因为 MCU 的电源电压为 3.3V " 。现在您说"MCU VREFH 为 5.0V" 。你是认真的吗? 在您的配置中,温度感应电压电源为 0x53,即 5.3V Adc 参考电压为 53-> 0x35-> 3.5V 我们谈了这么久,你却总是犯同样的错误。 Senlent_1-1752817875816.png Senlent_2-1752818096266.png 如果 VREFH 为 5V,则应将两个值都设置为 0x50。 其次,为了提高稳定性,可以将以下参数设置为较大值,然后再次进行测试。 Senlent_3-1752818335937.png Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1. 我很难向您提供源代码。但我可以通过图像捕获来配置 adc。可以吗? 1.png 2.png 2.MCU VREFH 为 5.0 伏,VREFL 为 0 伏。 Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 从您提供的数据来看,您的 ADC 采样结果波动很大。这应该是由于您的 ADC 采样配置存在一些问题造成的。 1。提供你的项目,我会帮你检查 ADC 设置 2.请确认当前硬件上的 ADC 参考电压并测试 VREFH 的实际电压。 Re: TempSense data is so weird.. @Senlent 1.如何知道 Tempsense 的电源电压?单片机的工作电压不就是 TEMPSense 的电源电压吗? 2. 因为 MCU 的电源电压为 3.3V。因此,我将温度感应电源电压设置为 50(0x32)-> 3.2V。 无论如何,我都要测试 Tempsense 电源电压,0x50(5.0V)、0x15(1.5V)、0x33(3.3v)。 当我设置 0x50 时 (TemperatureRaw 是整数值,mcuTempData 是用于打印的浮点数)。 ex) 2205 -> 0x89D 5volt.png 当我设置 0x33(3.3V)时 (TemperatureRaw 是整数值,mcuTempData 是用于打印的浮点数)。 ex) 2537->0x9e9 33volt.png 当我设置 0x15(1.5V)时 ex) 5515->0x158B 15volt.png Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 你的 ADC 参考电压是 3.2V? 2025-07-17_15-29-30.png Re: TempSense data is so weird.. 你好@rlaxortn 更正一下,我的回答中有一些错误。 所用数据格式为 S11.4。 因此,实际值 = 原始 16 位有符号数 ÷ 16 例如: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
View full article
Which is the best ewallet app development company in 2026? The best eWallet app development company in 2026 is one that combines fintech expertise, strong security standards, scalable technology, and a proven track record of delivering custom digital payment solutions. At Nimble AppGenie, we specialize in building secure and feature-rich eWallet applications tailored to the needs of startups, fintech companies, banks, and enterprises. Our solutions include multi-currency wallets, peer-to-peer payments, QR code and NFC payments, payment gateway integration, KYC/AML compliance, AI-powered fraud detection, and seamless third-party integrations. With a focus on innovation, regulatory compliance, and user experience, Nimble AppGenie helps businesses launch reliable digital wallet platforms that are built to scale in today's rapidly evolving fintech landscape.
View full article
i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode Hi there, we're trying to integrate a TP2860 video encoder in a IMX8MP based platform, but we're unable to capture any video. It seems the CSIS doesn't sync to incoming MIPI data stream. Platform: Variscite DART-MX8M-PLUS on VAR CustomBoard Kernel: linux-imx 6.6.52 (NXP BSP, imx8-mipi-csi2-sam driver), yocto build Camera: TechPoint TP2860 MIPI encoder (AHD/TVI -> MIPI-CSI2 bridge), output MIPI clock: 297 MHz (measured) Interface: CSI0 (mipi_csi_0 @ 0x32e40000), 2-lane, 500 Mbps/lane, FHD30 (1920x1080@30) Pipeline: TP2860 -> MIPI D-PHY -> CSIS -> (MediaMix Gasket) -> ISI0 -> /dev/video2 The v4l2 pipeline looks ok (see attached pipeline_info.txt) The relevant (flattened) devicetree info is attached in devicetree.txt. DPHYSTATUS reports 0xC2 (all lanes in HS) but the CSIS Frame Start counter is always zero (in fact, all mxc-mipi-csi2.0 counters are zero). We have gone through NXP AN13857 and have a number of questions: The TP2860 keeps its MIPI clock lane in HS between bursts (continuous clock mode). This is confirmed by CSIS DPHYSTATUS = 0xC2 both before and after drivers' s_stream enable: => CSIS register dump (CSIS base 0x32e40000): CSIS_CMN_CTRL [0x04] = 0x00004105 (ENABLE=1, LANE_NR=1->2 lanes, HDR_MODE=0) CSIS_DPHYCTRL [0x24] = 0x13000007 (hs_settle=0x13, D-PHY enabled) CSIS_DPHYSTATUS [0x20] = 0x000000C2 (HSCLK=1, HSDAT1=1, STOPSTATE_CLK=0) CSIS_INTSRC [0x14] = 0x00000000 (no interrupts fired) => CSIS_DPHYSTATUS[0x20] = 0x000000C2 bit 7: HSCLK = 1 (clock lane in HS) bit 6: HSDAT1 = 1 (data lane 1 in HS) bit 1: ULPS_CLK = 0 (not in ULPS) bit 0: STOPSTATE_CLK = 0 (never in LP-11 stop state) This matches the NXP AN13857 warning: "i.MX 8MM, i.MX 8MN, and i.MX 8MP require the connected camera to work in the LP state before enabling the Rx DPHY. But if the camera works in continuous clock mode, the clock lane may always be in the HS mode. In this case, Rx DPHY may not detect the HS mode and wrongly remains in the stop or ULPS state." TP2860 register readback over I2C during streaming: 0x40 -> 0x08 (MIPI page selected by driver after s_stream) 0x02 -> 0x7d (MIPI_EN0=1, all bits set) 0x28 -> 0x00 (STOP_CLK=0, ULPM=0) 0x10 -> 0x20 (MIPI TX enabled, not in reset) 0x29 -> 0x00 (data lane stop/ULPS: none) We tried to enable TP2860 internal BT.1120 test pattern (to rule out the analog encoder path): 0x40 -> 0x08 (MIPI page) 0x22 -> 0x80 (TP_ENA=1: bypass analog decoder, send digital pattern) But that doesn’t improve the situation. We’re setting up the TP2860 like this: Write 0x02=0x3d, 0x03=0x35, 0x04=0x35 <-- MIPI_ENx=0 (lanes off) Timing: 0x2B=0x09 (T_PREP reset default), 0x2C=0x0a Decoder PLL reset: REG 0x06 |= 0x80, msleep(10) MIPI PLL reset: REG 0x14 |= 0x80, msleep(10), deassert msleep(50) (extended settle for PLL lock) 0x02=0x7d, 0x03=0x75, 0x04=0x75 <-- enable lanes (clean LP->HS) Questions: Is there a supported BSP mechanism to use the iMX8MP Rx D-PHY with a camera in continuous clock mode (STOPSTATE_CLK permanently 0)? Does the CSIS / D-PHY have a mode that does not depend on observing LP-11 on the clock lane before asserting HS-RX enable? Are there known errata or application notes beyond AN13857 for the iMX8MP regarding CSIS operation with continuous-clock MIPI-CSI2 sources? The same hardware containing the TP2860 encoder chip works on a Boundary Devices i.MX8MQ setup Any help is greatly appreciated. Graphics & Display i.MX 8 Family | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode Hello, I am facing the similar issue, can you please tell me if you found a solution for it.
View full article
SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 Hi everyone, I am currently working with PetaLinux 2020.1 and an SJA1105SEL switch, and I would like to know whether SGMII is supported in this software release. From what I have seen so far, I am not sure if the SGMII interface is supported by the driver available in PetaLinux 2020.1, or if support was added in a later Linux kernel / driver version. Could anyone clarify: Is it possible to use the SGMII port of the SJA1105SEL when running PetaLinux 2020.1  or it is needed a patch code? Does the SJA1105 driver included with that release support SGMII operation? If SGMII is not supported in PetaLinux 2020.1, in which Linux kernel version (or PetaLinux release) was support for SGMII added to the sja1105 driver? Any information, references to patches, commits, or documentation would be greatly appreciated. Thanks in advance! Linux Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 Hello, Which processor are you using?  Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1 I am using a Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC with PetaLinux 2022.2. The SJA1105SEL is connected through an SGMII interface. My question is whether SGMII is supported by the sja1105 driver included in PetaLinux 2022.1, or if support was added in a later kernel/driver version.
View full article
GuiGuiDer 2.0.0はLVGL 9.4のみをサポートしているのですか? GuiGuiDer 2.0.0はLVGL 9.4のみをサポートしているのですか?V8.3.11またはV8.4はサポートされていないのですか? 回复: GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? こんにちは、@wqy1103さん はい、GUI Guider2.0.0はLVGL 9.4.0で使用するように設計されています。 BR ハリー
View full article
iMX 937プロセッサの最小から最大スリープ電流mAはどれくらいですか?   私のプロジェクトではI.MX937プロセッサを使っていますが、i.MX 937プロセッサの典型的なスリープ電流(mA)はどれくらいですか?   Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor これらのリソースを使い続けるためには、 150μAのスリープ電流は i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体では現実的ではありません 。 なぜ: モード 電流/電力への影響 150μAに適合しますか? 機能的な適合性 BBSM / RTCモード データシートには、 1.8Vで0.14mW 電力測定アプリのメモには、約 合計97.978 µW わずか  NVCC_BBSM_1P8  アクティブ。 パワーの面では、はい いいえ — BBSM/RTCロジックのみに電源が供給され、GPIOウェイクアップはオフになり、タイマー/PWM/ADCは使用できません。 中断 データシートには、 標準値:15.1mW 25℃で。 いいえ — 150 µA相当をはるかに超える いいえ/制限付き — サスペンドはクロックをオフにし、Cortex-A55の電源を落とし、内部の論理/アナログブロックを停止させることができます。 WFIにおけるLinux Suspend + M33 アプリのノートにはこの用途で合計 122.4 mW 記載されています。 なし 建築的には近いが、それでも現在の目標をはるかに上回っている。 Cortex-M33を用いた低消費電力実行/AONMIX AONMIXは他のドメインが電源オフ中でも動作可能で、タイマー/PWMおよびタイマーリソースを含みます。 150 µAの要件を満たしているとは文書化されていません これはペリフェラルがアクティブでなければならない場合の i.MX 93モードクラスの関連ですが、150 μAクラスのモードではありません。   150 µA の予算は、 1.8Vで0.27mW または 3.3Vで0.495mW 。それはi.MX 93の範囲内です BBSM/RTC専用 アクティブなタイマー出力、ADC、PWM、RTC、およびGPIOを備えた状態ではない状態。 推奨アーキテクチャ:i.MX 937を BBSM/RTCまたは完全電源ゲートスリープ に置き、常時稼働機能(タイマー出力、ADC監視、PWM、GPIO監督)を非常に低消費電力のコンパニオンMCUまたはアナログ/RTC回路に移すこと。条件が満たされると、伴随デバイスが i.MX 937を起動させることができます。 i.MX 937は、非常に限られたRTC/BBSMスタイルの状態でのみ~150μAを供給できます。その予算内でタイマー/PWM/ADC/GPIOの機能を有効に保つことはできません。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor 当社のアプリケーションでは、低消費電力/スリープモードで機能を維持するために以下のリソースが必要です: 1 タイマー出力ピン 1つのADC入力 1 PWM RTC 2~3個のGPIO スリープ時の必要電流は150μAです。 Re: What is the min to max sleep current mA for the iMX 937 processor i.MX 937 / i.MX 93プロセッサ自体については、データシートにはmA単位の「スリープ電流」は一切記載されていません。SUSPENDモードの総電力=25°Cで15.1 mWを指定し、この数値はユースケース依存であることが記されています。SUSPENDは最も低消費電力モードで、クロックはオフ、不要な電源はオフ、パワーゲート可能なSoC部分はゲート、Cortex-A55は完全にパワーゲート、DRAMは自己更新/保持状態です。 予算編成のために同等の電流が必要な場合は、以下を使用してください。 yipingwang_0-1784086916714.png したがって、15.1 mWはおおよそ次の通りに対応します: 想定供給基準 等価電流 5.0V入力 3.0 mA 3.3V入力 4.6 mA これは単なるSoCレール電流ではなく、等価入力電流です。実際のプロセッサ電流は複数の電源レールに分散されます。 もし基板やSOMのディープスリープ電流のことを指しているなら、測定値はより高いもので構成依存することがあります。i.MX93 SOM DSMの測定結果の一つでは、 5Vで4.04mAという値が報告されており、その他の最適化/構成依存の報告では、5Vで1.5mAから9.3mA程度となっている。 プロセッサ仕様には15.1 mWの典型的なSUSPEND電力を使用します。実際の入力レールに対してのみmAに変換してください。例えば、5Vで約3.0mAです。
View full article
PTE4ABTE-32GX eMMC We are planning to use this eMMC PTE4ABTE-32GX from PHISON with the IMX8M Processor. Please confirm whether this will support booting. Attaching the datasheet for reference. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC Yes, based on the datasheet, the PHISON PTE4ABTE-32GX should support booting on the i.MX8M family (i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP), provided it is connected to a USDHC interface according to the i.MX8M Hardware Design Guide. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC Yes, the i.MX8ML (MIMX8ML5CVNKZAB) supports booting from an eMMC device connected through the USDHC interface. The PHISON PTE4ABTE-32GX is an eMMC 5.1 device and is expected to be compatible with the i.MX8ML boot flow when connected and configured according to the i.MX8M Hardware Design Guide. Re: PTE4ABTE-32GX eMMC @yipingwang Thanks for your response. We are using MIMX8ML5CVNKZAB, which is an i.MX8ML device. In your response, only the i.MX8M family (i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP) has been mentioned. Could you please confirm whether the PHISON PTE4ABTE-32GX is also supported for booting with the i.MX8ML device when connected to the USDHC interface as per the hardware design guidelines?
View full article
tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか? 私はs32k344を使用しています。MCU で tempSense を使いたいです。 tempSense の電圧供給をどれくらいに設定すればよいですか? 0x15 を設定した場合、それは 1.5V を意味しますか? Re: how much i set tempSense Voltage supply? こんにちは@rlaxortn これらすべてについては、以前の質問ですでに回答しました。 0x15を設定した場合、それは1.5Vを意味しますか?答えはイエスです。 しかし、この値はランダムに設定されるわけではありません。 データシートの第 85 章「温度センサ」を読むことをお勧めします。 Senlent_0-1752654010118.png Re: how much i set tempSense Voltage supply? こんにちは@rlaxortn 訂正させてください。私の回答にはいくつか誤りがありました。 使用されたデータ形式はS11.4でした。 したがって、実際の値は、元の16ビット符号付き数値÷16となります。 例: 1.0×15 = 21 / 16 = 1.3125V 2.0×35 = 53 / 16 = 3.3125V 3.0×50 = 80 / 16 = 5V
View full article
Safety manual related to S32K388 I'm currently compiling security documentation for the S32K388. We've already signed an NDA. I previously applied for security access, but it was automatically revoked a few days before I even downloaded the documentation. I reapplied for access two weeks ago, but it hasn't been approved yet. Yesterday, I also sent the NDA materials as an attachment to the support team via email. I urgently need the security-related materials; I need to compile the security-related detection functions into the security manual for our team's use. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, thank you. Let me confirm that your secure files account has been activated. Your request for S32K3xx safety manual is now in status Pending. It is up to the document owner to grant your access rights. You will be notified by separate email as soon as your access will be approved. Thank you. Have a nice day. Pavla Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784014118814.png It's still under review, but this status has been going on for almost two weeks. Re: 关于S32K388的安全手册相关 xlele_0-1784013997876.png Resubmitting now will result in this registration failure status. Re: 关于S32K388的安全手册相关 Dear customer, your secure files registration has been rejected by mistake. Kindly register again: https://www.nxp.com/webapp-signup/docstoreReg Please let me know once done, I can then activate your account in order to have your access granted asap. Thank you. Have a nice day. Best regards Pavla
View full article
运行外部闪存 大家好, 我正在使用 MCXN547-EVK 开发板,并尝试 使用 四通道SPI (FlexSPI) 接口连接外部 W25Q64JWTBJQ 闪存 。我正在使用 IAR Embedded Workbench 构建项目 。 在使用 MCUXpresso SDK 构建spi_flash示例时,我遇到了以下错误: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c 之前有人遇到过这个问题吗?请问您能否帮我分析一下造成这种情况的原因以及如何解决? 任何建议都将不胜感激。谢谢你! MCX N Re: Run External Flash 你好@Ashish-625 请您确认一下 pin_mux.c 文件是否正确。文件是否存在于以下路径? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   此外,请确认您使用的是哪个 MCUXpresso SDK 版本,以及 spi_flash 演示是否基于 IAR Embedded Workbench 下载。   谢谢!   BR 爱丽丝
View full article
外部フラッシュを実行する こんにちは、みんな、 私は MCXN547-EVK 開発ボードを使っており、 Quad SPI(FlexSPI) を使って外部 W25Q64JWTBJQ フラッシュメモリ とインターフェースしようとしています 。 私は IAR Embedded Workbench でプロジェクトを構築しています 。 MCUXpresso SDKからspi_flash例を構築していると、以下のエラーに遭遇しました: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c 以前にこの問題に遭遇した方はいますか?原因と解決方法を教えていただけませんか? 何かご提案があれば大変ありがたいです。ありがとう! MCX N Re: Run External Flash こんにちは、 @Ashish-625さん pin_mux.c.がファイルは以下のパスに存在しますか? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   さらに、どのMCUXpresso SDKバージョンを使用しているか、またspi_flashデモがIAR Embedded Workbenchベースのダウンロード版かどうかも確認してください。   よろしくお願いします。   BR アリス
View full article
SOM module recommendation to replace AM3354 Hi Expert,   Any recommendation for SOM module to replace TI AM3354 with following feature needed with Module TP: US$40~U$44   Featured Needed: Ethernet SGMII/RGMII SPI 24-bits LCD controller eMMC 8GB RAM 512MB    Please recommend it can meet close to target price.    Best rgds, KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 Both TechNexion and Variscite support APAC customers. For Singapore, TechNexion may provide more convenient regional support due to its Taiwan headquarters. I recommend contacting TechNexion ([email protected]) and Variscite ([email protected]) directly to discuss Singapore distribution coverage, local support resources, stocking policy, and design-win support Re: SOM module recommendation to replace AM3354 hi Yiping, i also just study the Variscite DART-6UL or TechNexian PICO-IMX6ULL. Not sure if they have any local support in APAC region?  Do you have any contact point to share? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM (Best Long-Term Option) The i.MX93 supports: 24-bit Parallel RGB Display eMMC 5.1  Multiple SPI interfaces  Gigabit Ethernet with TSN Pros Current generation MPU Long NXP longevity roadmap Lower power than AM335x Linux support active for many years Cons Native SGMII not directly available like Layerscape/i.MX95 SOM price typically exceeds US$45 once 512MB DDR + 8GB eMMC are included Expected SOM Price Approximately US$45–60 depending on volume 2. NXP i.MX6ULL SOM (Best Price Match) The i.MX6ULL provides: 24-bit Parallel RGB LCD interface up to WXGA eMMC support SPI ports 512MB DDR variants readily available Typical SOM configurations already exist with: 512MB DDR3 8GB eMMC Dual Ethernet Pros Closest price to AM3354 Mature Linux BSP Large SOM ecosystem Easy migration from AM335x-style designs Cons No native SGMII Ethernet limited to Fast Ethernet (10/100) on most modules Expected SOM Price US$25–40 in production volumes   For native SGMII, you'll generally move to: i.MX94x / i.MX95 families  Layerscape LS1028A/LS1043A These usually push SOM pricing well beyond US$44.
View full article
i.MX8MP: TP2860エンコーダチップを搭載したCSI0(連続クロックモード) こんにちは、 IMX8MPベースのプラットフォームにTP2860ビデオエンコーダーを統合しようとしていますが、ビデオをキャプチャすることができません。CSISは受信するMIPIデータストリームと同期していないようです。 プラットフォーム:VARカスタムボード上のVariscite DART-MX8M-PLUS カーネル: linux-imx 6.6.52 (NXP BSP、imx8-mipi-csi2-sam ドライバー)、yocto ビルド カメラ:TechPoint TP2860 MIPIエンコーダ(AHD/TVI → MIPI-CSI2ブリッジ)、出力MIPIクロック:297MHz(実測値) インターフェース: CSI0 (mipi_csi_0 @ 0x32e40000)、2レーン、500 Mbps/レーン、FHD30 (1920x1080@30) パイプライン: TP2860 -> MIPI D-PHY -> CSIS -> (MediaMix Gasket) -> ISI0 -> /dev/video2 v4l2パイプラインは問題ないようです(添付のpipeline_info.txtを参照)。 関連する(フラット化された)デバイスツリー情報はdevicetree.txtに添付されています。 DPHYSTATUSは0xC2(すべてのレーンがHS)を報告しますが、 CSISフレーム開始カウンタは常にゼロです(実際、mxc-mipi-csi2.0カウンタはすべてゼロです)。 NXPのAN13857を読みましたが、いくつか質問があります。 TP2860は、バースト間(連続クロックモード)でMIPIクロックレーンをHSに維持します。これは、ドライバのs_stream有効化の前後両方でCSIS DPHYSTATUS = 0xC2となることで確認できます。 => CSISレジスタダンプ(CSISベース0x32e40000): CSIS_CMN_CTRL [0x04] = 0x00004105 (ENABLE=1、LANE_NR=1->2レーン、HDR_MODE=0) CSIS_DPHYCTRL [0x24] = 0x13000007 (hs_settle=0x13、D-PHY有効) CSIS_DPHYSTATUS [0x20] = 0x000000C2 (HSCLK=1、HSDAT1=1、STOPSTATE_CLK=0) CSIS_INTSRC [0x14] = 0x00000000 (割り込みは発生していません) => CSIS_DPHYSTATUS[0x20] = 0x000000C2 ビット7:HSCLK = 1(HSのクロックレーン) ビット6:HSDAT1 = 1(HSのデータレーン1) ビット1:ULPS_CLK = 0(ULPSではない) ビット0:STOPSTATE_CLK = 0(LP-11停止状態では決して0にならない) これはNXPのAN13857警告と一致します。 i.MX 8MM、 i.MX 8MN、およびi.MX 8MPでは、接続されたカメラがLP状態で動作する必要があります。 Rx DPHYを有効にする前に。しかし、カメラが連続クロックモードで動作する場合、クロック レーンは常にHSモードになっている可能性があります。この場合、Rx DPHY は HS モードを検出せず、 誤って停止状態またはULPS状態にとどまっている。 TP2860レジスタのI2C経由のストリーミング時の読み出し: 0x40 -> 0x08 (s_streamの後にドライバによって選択されたMIPIページ) 0x02 -> 0x7d (MIPI_EN0=1、全ビットがセット) 0x28 -> 0x00 (STOP_CLK=0、ULPM=0) 0x10 -> 0x20 (MIPI TX有効、リセット状態ではない) 0x29 -> 0x00 (データレーン停止/ULPS: なし) アナログエンコーダーの経路を除外するために、TP2860の内部BT.1120テストパターンを有効にしてみました。 0x40 -> 0x08 (MIPIページ) 0x22 -> 0x80 (TP_ENA=1: アナログデコーダをバイパスし、デジタルパターンを送信) しかし、それでは状況は改善しない。 TP2860の設定は以下のとおりです。 0x02=0x3d、0x03=0x35、0x04=0x35 を書き込む <-- MIPI_ENx=0 (レーンオフ) タイミング: 0x2B=0x09 (T_PREP リセットデフォルト)、0x2C=0x0a デコーダPLLリセット: REG 0x06 |= 0x80、msleep(10) MIPI PLLリセット: REG 0x14 |= 0x80、msleep(10)、deassert msleep(50) (PLLロックのための拡張セトル) 0x02=0x7d、0x03=0x75、0x04=0x75 <-- レーンを有効化(LP→HSをクリーンアップ) 質問: iMX8MP Rx D-PHYをカメラと連続クロックモード(STOPSTATE_CLKが常に0)で使用するための、サポートされているBSPメカニズムはありますか?CSIS / D-PHY は HS-RXイネーブルをアサートする前にクロックレーン上のLP-11を監視することに依存しないモードはありますか? iMX8MPにおいて、連続クロックMIPI-CSI2ソースを使用したCSIS動作に関して、AN13857以外に既知の正誤表やアプリケーションノートはありますか? TP2860エンコーダーチップを搭載した同じハードウェアは、Boundary Devices i.MX8 MQセットアップでも動作します。 どんなご支援でも大変ありがたく思います。 グラフィックスとディスプレイ i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: i.MX8MP: CSI0 with TP2860 encoder chip in continous clock mode こんにちは、 私も似たような問題に直面していますが、解決策が見つかれば教えていただけませんか?
View full article
Does GuiGuiDer 2.0.0 only support LVGL 9.4? Does GuiGuiDer 2.0.0 only support LVGL 9.4? Is there no support for V8.3.11 or V8.4? 回复: GuiGuiDer2.0.0是否只支持LVGL9.4了? Hi @wqy1103  Yes, GUI Guider2.0.0 is designed for use with LVGL 9.4.0. BR Harry
View full article
PTE4ABTE-32GX eMMC 我们计划将 PHISON 的这款 eMMC PTE4ABTE-32GX与 IMX8M 处理器一起使用。请确认这是否支持启动。附上数据手册供参考。 Re: PTE4ABTE-32GX eMMC 是的,根据数据手册,只要按照 i.MX8M 硬件设计指南连接到 USDHC 接口,PHISON PTE4ABTE-32GX 就应该支持在 i.MX8M 系列(i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP)上启动。 Re: PTE4ABTE-32GX eMMC @yipingwang谢谢你的回复。 我们使用的是 MIMX8ML5CVNKZAB ,它是一款 i.MX8ML 设备。而您的回复中只 提到了 i.MX8M 系列(i.MX8MQ / i.MX8MM / i.MX8MN / i.MX8MP) 。 请问 根据硬件设计指南,当 PHISON PTE4ABTE-32GX 连接到 USDHC 接口时, 是否 也支持使用 i.MX8ML 设备启动? Re: PTE4ABTE-32GX eMMC 是的,i.MX8ML (MIMX8ML5CVNKZAB) 支持从通过 USDHC 接口连接的 eMMC 设备启动。PHISON PTE4ABTE-32GX 是一款 eMMC 5.1 设备,按照 i.MX8M 硬件设计指南进行连接和配置后,预计可与 i.MX8ML 启动流程兼容。
View full article
建议用SOM模块替换AM3354 专家您好!   是否有推荐的SOM模块可以替代TI AM3354,并具备以下功能?模块TP:40~44美元   需要特色人才: 以太网 SGMII/RGMII SPI 24位液晶控制器 8GB eMMC 内存 512MB   请推荐一款价格接近目标价位的产品。   此致敬礼,KPK     Re: SOM module recommendation to replace AM3354 TechNexion和Variscite都为亚太地区的客户提供服务。对于新加坡而言,由于 TechNexion 的总部位于台湾,因此可以提供更便捷的区域支持。我建议联系 TechNexion([email protected])和 Variscite([email protected])。直接讨论新加坡分销覆盖范围、本地支持资源、库存政策和设计中标支持。 Re: SOM module recommendation to replace AM3354 嗨,一平,我也在研究Variscite DART-6UL或TechNexian PICO-IMX6ULL。 不确定他们在亚太地区是否有本地支持?您有任何联系方式可以分享吗? Re: SOM module recommendation to replace AM3354 1. NXP i.MX93 SOM(最佳长期选择) i.MX93 支持: 24 位并行 RGB 显示屏 eMMC 5.1 多个SPI接口 千兆以太网,带TSN 优点 当前一代微处理器 NXP 长期发展路线图 功耗低于 AM335x Linux 支持已持续多年 缺点 原生 SGMII 不像 Layerscape/i.MX95 那样直接可用 一旦包含 512MB DDR + 8GB eMMC,SOM 的价格通常会超过 45 美元。 预期SOM价格 根据体积大小,价格约为45至60美元。 2. NXP i.MX6ULL SOM(最优价格匹配) i.MX6ULL 提供: 24 位并行 RGB LCD 接口,最高支持 WXGA 分辨率 eMMC 支持 SPI端口 512MB DDR内存条现货供应 典型的SOM配置已经存在,包括: 512MB DDR3 8 GB eMMC 双以太网 优点 AM3354 的最接近价格 成熟的 Linux 电路板支持包。 大型土壤有机质生态系统 轻松从 AM335x 型设计迁移 缺点 没有原生 SGMII 大多数模块的以太网接口仅限于快速以太网 (10/100)。 预期SOM价格 生产量为 25-40 美元   对于原生SGMII ,您通常会迁移到: i.MX94x / i.MX95 系列 Layerscape LS1028A/LS1043A 这些通常会将SOM的价格推高到44美元以上。
View full article
Run External Flash Hello everyone, I am using the MCXN547-EVK development board and trying to interface an external W25Q64JWTBJQ flash memory using Quad SPI (FlexSPI). I am building the project with IAR Embedded Workbench. While building the spi_flash example from the MCUXpresso SDK, I encounter the following error: CMake Error: Cannot find source file: .../examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c Has anyone encountered this issue before? Could you please help me understand what is causing it and how to resolve it? Any suggestions would be greatly appreciated. Thank you! MCXN Re: Run External Flash Hello @Ashish-625  Could you please verify whether the pin_mux.c file exists at the following path? examples/_boards/mcxn5xxevk/demo_apps/spi/spi_flash/cm33_core0/pin_mux.c   In addition, please confirm which MCUXpresso SDK version you are using and whether the spi_flash demo is download based on  IAR Embedded Workbench.   Thank you.   BR Alice
View full article