Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
EB AutoCore 激活失败 大家好, 今天我尝试激活NXP提供的新AutoCore许可证。当我尝试激活时,出现一条失败消息,提示许可证已过期,但网页上显示其有效期至 2026 年 12 月 30 日。 我附上激活日志: 激活 NodeLocked 许可证 7FCB-75DF-0F6E-4E7A,许可证数量:1 状态:4,正在创建请求 状态:5,请求已创建 状态:6,上下文已创建 状态:7,已连接到远程服务器 状态:8,请求已发送 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:10,等待回复 状态:9,正在轮询响应 状态:11,已完成 错误:flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) 许可证无法生成,它已经过期了。 连接 FlexNet Operations Server 失败。 Re: EB AutoCore activation fails 您好,我也遇到了同样的问题…… Re: EB AutoCore activation fails 现在这个license还是不能用
View full article
EB AutoCore activation fails Hello everyone, Today I tried to activate the new AutoCore licence provided by NXP. When I try to activate it I get a failure message stating the licence is old, but in the web it says it is valid until 12/30/2026. I attach the activation log: Activating NodeLocked License 7FCB-75DF-0F6E-4E7A, Number Of Licenses: 1 Status: 4, Creating request Status: 5, Request created Status: 6, Context created Status: 7, Connected to remote server Status: 8, Request Sent Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 10, Waiting for response Status: 9, Polling for response Status: 11, Done ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248) License can not be generated, it is already expired. Connection to FlexNet Operations Server failed. Re: EB AutoCore activation fails Hello, I have the same problem... Re: EB AutoCore activation fails This license is still not working.
View full article
使用 emcem 中提供的接口向缓存位置注入故障 你好@danielmartynek 早上好:-) 我有一个关于向缓存位置注入故障的问题: 我需要在缓存位置注入一个 2 位故障,但我不太确定参考手册中提到的具体含义,我们使用的是 NXP s32K394 微控制器: 我需要调用以下函数两次,以便将错误注入缓存,并获取缓存中如下所示的 2 位错误: 如果我的做法有误,能否请您分享一下如何进行这种注入的示例代码?目前我们的项目中使用的是 SAF 代码包,软件包,如果已经有现成的故障注入代码,请告诉我需要参考哪个文件才能使用 SAF 模块中提供的内存测试接口 (EIM) 注入各种类型的故障。 Re: Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem 你好@Rudved_3366 , 我刚刚回复了你关于这个话题的第二篇帖子: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td-p/2419094 BR,丹尼尔
View full article
MCUXpresso IDE v24.12 [ビルド148] [2025-01-10] はDebug Confguration「変数」をサポートしません こんにちは、みんな、 私はMCUXpresso IDE v24.12.148とSEGGER J-Linkデバッガを使用しています。私のプロジェクトRSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE には、Debug と Releaseの 2つのビルド構成があります 。 私の目標は、 アクティブなビルド構成に基づいて 適切な .axf ファイルを自動的に指定する 単一のデバッグ構成を 作成することです。現在、それぞれ固定パス (Debug\...axf または Release\...axf) を指す 2 つのデバッグ構成がありますが 、これらを 1 つに統合したいと考えています。 Debug Configurations -> Main タブの「C/C++ Application」フィールドの隣に 「Variables...」 というボタンがあること に気づ きました 。「」ボタンです。利用可能な変数の中には active_core_build_dir があり 、その説明は「 指定されたプロジェクトのアクティブCore Build構成のビルドディレクトリ」 です 。 これを踏まえて、「C/C++アプリケーション」フィールドを次のように修正しました。 文章 ${active_core_build_dir}/RSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE.axf また、 「起動前にビルド(必要な場合)」→「ビルド構成」を 「アクティブを使用」 に 設定しました 。 しかし、このデバッグ構成を起動すると、次のエラーが発生します。 文章 'Launching RSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE JLink Debug' has encountered a problem. Program file does not exist \RSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE.axf not found \RSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE.axf not found \RSR1138_OSRAM_CONFIGURABLE.axf not found 「 C/C++ Application」フィールドで 変数${active_core_build_dir} が正しく展開 されておらず、誤ったパスができているようです。 私の質問: ${active_core_build_dir}デバッグ構成の「C/C++ Application」フィールドで や類似の変数を使って動的パスを作成する ことは 可能でしょうか ? はいの場合、それを機能させるための正しい構文または設定は何ですか? そうでない場合、 アクティブなビルド構成に基づいて 適切な .axf ファイルを自動的に選択する単一のデバッグ構成を実現するための推奨される方法は何ですか ? スクリーンショットを2枚添付しました。 1つ目は、変数を挿入したデバッグ構成と、それによって発生したエラーを示すものです。 使用可能な変数の一覧が表示された「変数の選択」ダイアログを表示した画像。 再開まで今しばらくお待ちください。 よろしくお願いします、 パオロ・ベルナスコニ エラー Re: MCUXpresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10] doesn't suppoert Debug Confguration "Variabl こんにちは、@pberna67 さん。 あなたが見ているのはIDEの既知の制限です。問題と、あなたに合うであろう回避策はこちらに説明されています: ${project_loc}はDebug Configurations設定で展開しません - NXPコミュニティ BR、 エドウィン。 Re: MCUXpresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10] doesn't suppoert Debug Confguration "Variabl エドウィン様 申し訳ありませんが、ご指摘のリンク先には明確な解決策は示されていません。 私はMCUXpresso IDE v24.12[ビルド148][2025-01-10]を使っています。最新バージョンのMCUXpressoも同じIDEの問題を抱えていますか? よろしくお願いします。 パオロ Re: MCUXpresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10] doesn't suppoert Debug Confguration "Variabl エドウィン様 申し訳ありませんが、ご指摘のリンク先には明確な解決策は示されていません。 よろしくお願いします。 パオロ
View full article
eMcem_setupinjectionChannel の引数として選択する値 こんにちは、 @danielmartynek さん。 私たちはS32K394マイクロコントローラを使っていますが、以下の関数の2/3の引数の正しいビット値を選ぶのに問題があります。 2番目と3番目の引数に渡す値をどのように選択する必要があるか、 以下の例を参考に、1ビットエラーと2ビットエラーを注入する場合、どのような値を渡す必要があり、どのようにデータを選択してビットをチェックすればよいでしょうか? SRAMにいくつかのランダムな値を使用して1つの例を試したところ、障害を注入した後、メモリへの書き込みまたは読み出しの前に、ランダムにメモリ位置が注入されました。しかし、特定のメモリ位置を注入したいのですが、どうすればその操作を実行できますか? 私が試したサンプルコード: メモリに基づいてこれら2つの引数値を選択する方法と、特定の場所に障害を注入する方法を教えてください。 ご回答をお待ちしています。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel @danielmartynek : 上記の質問に加えて: ラッチアドレスとは何か、もう少し詳しく教えてもらえますか?これをグローバルアドレスにマッピングするにはどうすればいいですか?もしDTCMのオフセットアドレスなら、DTCMの開始アドレスを0x20000000にしてオフセットアドレスを追加すれば、そのフォールトが期待されるアドレス内に確実に注入されます。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel こんにちは、 @danielmartynek さん: 情報ありがとうございます。ビットの選択方法については理解できましたが、emcemマニュアルの情報によると、障害を注入した後、対応する障害注入関連のメモリ領域を読み書きする必要があるとのことです。しかし、現在その操作は行っていないにもかかわらず、障害が注入されています。これはどのように機能するのでしょうか? 以下の情報は、S32K3 eMcem(S32K3_SAF_EMCEM_UM) ソフトウェア製品 Rev. 10.0 — 2025年1月21日のセクション3.4.2に記載されています Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel こんにちは、@Rudved_3366 さん。 SRAM0へのエラー注入に関する最初の要望については、リファレンスマニュアルのEMI_2_CH_0定義を参照してください。   EMCEM_EIM_2_CH_0 SRAM0を対象とし、64ビットのデータと8ビットのチェックビットへのアクセスを提供します。 設定内容: eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_2_CH_0、55U、66U); 参考マニュアルのエラー注入チャネル記述子n、Word0(EICHD0_WORD0 – EICHD4_WORD0)の記述によると: データビットインデックス55は、WORD[1]のビット23に対応します。 ビットインデックス66がWORD[0]のビット26に対応するかどうかを確認します。 その結果、注入設定により、SRAM0内のデータビット1つとチェックビット1つが反転される。この構成では、生成された障害パターンは訂正不可能なECCエラーとして解釈され、ERM0_CH0によって報告されます。 DTCM_1について。 すべて正しいようです。 ERMチャネルは誤り源を特定し、この場合はCH12がDTCM1に対応します。 ERMアドレスは、そのチャネルに関連付けられたラッチアドレスであり、完全なグローバルアドレスではありません。 よろしくお願いいたします。 ダニエル Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel また、DTCM1に障害を注入しているのですが、障害注入自体は行われているものの、レジスタに報告されるメモリアドレスはDTCM1からのものではありません。 添付のスクリーンショットをご覧ください。 関数を呼び出して障害を注入する: デバッガ: EIMモジュールデータ: ERMステータス情報: NCE10の設定は問題ありません。ITCM0が初期化されていないため、デフォルト設定になっています。 しかし、NCE2エラーが設定されているのがわかります。 しかし、添付したメモリ割り当てのExcelスクリーンショットによると、ここで報告されているアドレスは間違っています。 そしてここでも、メモリの読み書きの前に障害を注入するとエラーが発生します。(これTrace32デバッガーでテストしています。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel こんにちは、@Rudved_3366 さん。 これは、スタックやアプリケーションデータが故障が注入されているメモリ領域にあることが原因かもしれません。 ERMによって取得されたアドレスを分析し、.mapファイル内で対応するアドレスを特定してください。ファイル。これにより、注入されたフォールトがスタック、グローバル変数、あるいはアプリケーションが使用する他の重要なメモリ領域に影響を与えているかどうかを判断するのに役立ちます。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel はい、その通りです。ERMがキャプチャした値を、ERMチャネルで特定された影響を受けたメモリ領域のベースアドレスに加算するだけです。あなたの場合、メモリベースアドレスは0x20000000 よろしくお願いいたします。 ダニエル
View full article
The latest eb licesne is invalid. Re: 最新的eb licesne无效 The error "ERROR: Processing response (50019,41200,10246)" usually indicates one of the following issues: 1. The activation code is no longer valid or the available license quantity has been exhausted. 2. The activation response file (activation.xml) does not match the activation request file generated on the target PC. 3. The activation.xml file was not generated from the official Elektrobit offline activation portal. I just tried activating it offline, and it worked. Re: 最新的eb licesne无效 Using offline activation, this is an error message. Re: 最新的eb licesne无效 Hi yiyuan, 请告诉我具体错误信息,比如 EB Client License Administrator 1.5.1 返回什么错误? 我刚使用该 activation code 成功 Activate . Best Regards, Robin
View full article
延长 S32 设计工作室许可证 尊敬的恩智浦团队: 我想延长我的S32设计工作室许可证。 有效期至:2026年8月12日 激活码:37AD-D09A-6D3D-96E6 谢谢! 马修 Re: extend S32 Design studio license 您好,您的S32DS许可证已延期。 Re: extend S32 Design studio license 非常感谢您
View full article
最新的eb licesne无效 Re: 最新的eb licesne无效 错误“错误:处理响应(50019,41200,10246)” 通常表示存在以下问题之一: 1.激活码已失效或可用许可证数量已用完。 2. 激活响应文件(activation.xml)与目标电脑上生成的激活请求文件不匹配。 3. activation.xml 文件不是通过 Elektrobit 官方离线激活门户生成的。 我刚才试着离线激活,成功了。 Re: 最新的eb licesne无效 使用离线激活时,出现此错误信息。 Re: 最新的eb licesne无效 嗨,怡源, 请告诉我具体的错误信息,例如 EB Client License Administrator 1.5.1 返回什么错误? 我刚使用该激活码成功激活。 此致敬礼, Robin
View full article
LPCLink 2はフリーマスターによって自動的に検出されません。検出手順はMCULINKと同じですか? 親愛なるサポートへ LCPLink 2 を FreeMaster 3.2.7.5 に接続しようとしています。設定文字列は次のとおりです。 (int=3;baddr=268439020;autoscan=1;laddr=0x10000000;haddr=0x10007fff;accto=40;respto=40;devid=0;dapid=0;DAP_Port=SW;DAP_SWJ=Y;DAP_Clock=1000000;) しかし、LPCLInk 2は認識されません ただし、以下の場合は: 1) LPCLINKをUSBから切断して再接続すると、 2) LinkerServerを以下のコマンドで起動します C:\nxp\LinkServer_24.12.21>リンクサーバー プローブ 情報: LPC-LINK 2プローブを起動しています # 説明 シリアルデバイスボード --- -------------------------- -------- -------- ------- 1 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.460 IWFWOTET LPCLink 2が検出されていることが確認でき、この時点でFreeMasterはLPCLink 2を認識できるようになります。 A) LPCLink 2を検出する適切な方法は何ですか。 B) MCULink の動作と同じ仕組みですか?つまり、MCULink は FreeMaster によって自動的に検出されるのでしょうか、それとも LinkServer で検出できるように設定する必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします パオロ Re: LPCLink 2 is not detected automatically by free master, detect procedure it the same for MCULINK 親愛なるパオロ、 MCU LinkおよびLPC Link2は、FreeMASTER内でCMSIS-DAPデバイスとして直接検出されます。LinkServerを実行する必要はありません。同じデバイスが現在デバッガーセッションで使用されていないことを確認するだけで済みます。CMSIS-DAPデバイスは、2つのクライアントアプリケーションで同時に共有することはできません。 LinkServerは複数のクライアントのゲートウェイとして機能する可能性があるため、理論的にはFreeMASTERとデバッガを同時に使うことも可能ですが、この構成は十分にテストしていません。 よろしくお願いいたします。 ミハル Re: LPCLink 2 is not detected automatically by free master, detect procedure it the same for MCULINK 親愛なるみんな 問題を発見しました。LPCLink 2はJP1が開いていたので、起動モードに入っていました。MCUXpressoとLinkServerは、この状況を検知し、CMSISファームウェアをLPC43xx RAMに送信します。この段階を経た後で初めて、FreeMASTERはプローブを検出できるようになります。FreeMasterはこの状況を検出できません。なぜなら、すべてのCMSISプローブに対して汎用ドライバを持っているからです。バッチファイル program_CMSIS を使用して LPCScrypt 経由で MCULink2 プローブの CMSIS ファームウェアをフラッシュし、最後に JP1 を閉じてから LPCLink 2 を再起動しました。すべて正常に動作しています よろしくお願いします。
View full article
要为 eMcem_setupinjectionChannel 选择哪些参数值 你好@danielmartynek 我们正在使用S32K394微控制器,我在为以下函数的第二个和第三个参数选择正确的位值时遇到了问题: 我们应该如何选择要传递给第二个和第三个参数的值? 如果我以下面的例子来注入一个比特错误和一个双比特错误,那么我需要传递哪些值,以及如何选择数据和检查比特位? 我用一个例子尝试了SRAM的一些随机值,在注入故障后,在写入或读取内存之前,它会随机地将故障注入到某个内存位置。但我想要注入到特定的内存位置,我该如何实现呢? 我尝试过的示例代码: 请问如何根据内存选择这两个参数值,以及如何将故障注入到特定位置? 谢谢! Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel @danielmartynek :补充以上问题: 请问您能详细解释一下什么是锁存地址吗?如何将其映射到全局地址?如果它是 DTCM 的偏移地址,我可以这样做:DTCM 起始地址为 0x20000000,加上偏移地址,这样就能确保故障注入到预期的地址范围内。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@danielmartynek : 谢谢你的信息,我已经明白了如何选择位,但是根据EMCEM手册中的信息,注入故障后我们需要读取或写入相应的故障注入相关内存区域,但我目前没有执行此操作,故障仍然被注入,这是怎么回事? 以下信息出自 S32K3 eMcem (S32K3_SAF_EMCEM_UM) 软件产品版本 10.0 的 3.4.2 节 — 2025 年 1 月 21 日 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@Rudved_3366 , 关于您最初提出的向 SRAM0 注入错误的问题,请参阅参考手册中的 EMI_2_CH_0 定义。   EMCEM_EIM_2_CH_0 针对 SRAM0,提供对 64 位数据和 8 位校验位的访问。 您已配置: eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_2_CH_0, 55U, 66U); 根据参考手册中的错误注入通道描述符 n,Word0(EICHD0_WORD0 – EICHD4_WORD0)描述: 数据位索引 55 对应于 WORD[1],位 23。 校验位索引 66 对应于 WORD[0],位 26。 因此,注入设置会反转 SRAM0 中的一个数据位和一个校验位。在此配置中,生成的故障模式被解释为不可纠正的 ECC 错误,由 ERM0_CH0 报告。 关于 DTCM_1。 看起来一切都正确。 ERM 通道识别错误源,在本例中 CH12 对应于 DTCM1。 ERM 地址是与该通道关联的锁存地址,而不是完整的全局地址。 此致, 丹尼尔 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 另外,我已将故障注入到 DTCM1,故障注入正在进行,但寄存器中报告的内存地址并非来自 DTCM1。 请查看附件中的屏幕截图: 调用函数注入故障: 调试器: EIM模块数据: 企业风险管理状态信息: 将 NCE10 设置为默认值是可以的,因为我们还没有初始化 ITCM0。 但可以看到 NCE2 错误已设置。 但根据我附上的内存分配 Excel 截图,这里的地址报告是错误的: 而且,当我在读写内存之前注入故障时,也会收到错误。(这)我正在使用 Trace32 调试器进行测试)。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 你好@Rudved_3366 , 这可能是由于您的堆栈或应用程序数据位于注入故障的内存区域中造成的。 请分析ERM捕获的地址,然后在.map文件中找到对应的地址。文件。这将有助于确定注入的故障是否影响堆栈、全局变量或应用程序使用的其他关键内存区域。 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel 是的,没错。只需将 ERM 捕获的值添加到 ERM 通道标识的受影响内存区域的基地址即可。在你的情况下,内存基地址是0x20000000 此致, 丹尼尔
View full article
USBをISP経由で使用してファームウェアを書き込む(MCXA175VLH) 皆様、 既存の設計をLPC1315から新しいMCXA175VLHに移行しました。私たちは一般的にISPモードでUSBを使ってソフトウェアをアップロードしています。これはLPC1315(および無数の他のプロセッサ)で問題なく動作します。しかし、MCXA175VLHでは、PCに接続してもメッセージは表示されません。ISPピンP0.6はローに設定されており、RESETピンも正しく処理されています。DP+とDM-の2本のラインは、それぞれ33オーム抵抗でPCに接続されています。 プロセッサ自体は正常に動作しており、SWDIO経由でのアクセスも問題なく動作しているので、デバッガも同様に動作します。 何かアイデアはありますか? ブートROM|ブート|フラッシュ USB Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) Hello UG10365によると:MCX A175ハードウェア設計ガイド第6.3章 ISPプログラミングおよび表13;MCX A17はシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)としてユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)のみをサポートしています。インターインテグレーテッド回路(I2C)、SPI、ユニバーサルシリアルバス(USB)ISPインターフェースはサポートされていません。 この文脈ではUSB接続は読み取れないので、代わりにUART ISP接続を追加してください。 MCXA175カスタムボードを設計する場合は、このハードウェア設計ガイドをご参照ください。さらなる推奨事項や指示については 敬具、ルイス Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) こんにちは、 ドキュメントにアクセスするには、NXP.com のNXPアカウントでエントリーする必要があります。 NXPアカウントにサインインまたは登録してください[NXP.com ページの右上セクションにて]   そしてMCXA17xのメインページの ドキュメント[ユーザーガイドセクション] で[UG10365]を探したり、サインイン後にUG10365リンクを入力してください :MCX A175ハードウェア設計ガイド よろしくお願いいたします。 Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) ルイス様、 ご返信ありがとうございます。問題の文書を教えていただけますか?リンクが使えず、どこにもUG10365が見つかりません。いずれにせよ、この機能は現行のリファレンスマニュアル(上記参照)やその他の場所で明示的に説明されています。また、古いシリーズで標準だった機能が今後も利用できないとは想像できません。 BR、ケイ Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) ハードウェアの初期設定をUSB経由で行いたい。MCU-Link(追加のコントローラ)はこの問題の解決策にはなりません。 Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) こんにちは、 もちろんログインしていますよ。そのドキュメントは存在しません。以下をご覧ください! BR Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) USBプログラミング機能を備えたFRDM-MCXA174ボードを参照できるかもしれません Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) 前述したように、NXPがこのような文書を一般に公開してくれると非常に助かると思います。提供されたリンクは、製品ページのリンクと同様に、どこにも繋がりませんでした。その表は私にとってあまり役に立たない。今すぐ新しいプロセッサを選ばなければならないのに、重要な情報が全く足りません!この書類はどこで見つけられますか? Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) こんにちは、 クッキーやキャッシュのクリアとページのリフレッシュを手伝ってもらえますか? また、別のブラウザやシークレットウィンドウを試すと役立つかもしれません。前述のドキュメントにアクセスするにはNXPアカウントでのログインが必要です。 MCXA17のページ>ドキュメントセクション>ユーザーガイドで見た内容の写真を共有してもらえますか? よろしくお願いいたします。 Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH) Edge、Chrome、さらにはシークレットモードでも試してみました。同じエラーが何度も表示されます!
View full article
FRDM i.MX93 using MIPI-CSI-2 camera with a Bayer Pattern(RAW10) Hi, I am bringing up a raw Bayer MIPI CSI-2 camera (ams OSRAM NanEyeM via a Citrobits CBM100 bridge, fixed output: 320x320 RAW10, 2-lane, ~400 Mbps/lane, Non-continuous clock, once powered the bridge board starts decoding MIPI CSI-2 from image sensor, does not need any external clock) on an NXP FRDM-i.MX93 board, on the Scarthgap/6.6 BSP (linux-imx, meta-imx-frdm layer). I have got the full V4L2 media pipeline working at the plumbing level: our sensor driver probes, binds as an async subdevice, and mx8-img-md successfully links sensor -> mxc-mipi-csi2.0 -> mxc_isi.0 -> /dev/video0. The MIPI CSI-2 host (dwc-mipi-csi2-host) enables cleanly on STREAMON, but no valid frame is ever captured. I traced this to the ISI driver bound to this board's default device tree (drivers/staging/media/imx/, imx93.dtsi's isi@4ae40000 node using "fsl,imx93-isi", "fsl,imx8-isi"). Its format table in imx8-isi-fmt.c only contains RGB565/RGB888/BGR888 and a handful of YUV mbus codes -- no SBGGR/SRGGB/SGRBG/SGBRG entries at any bit depth. mxc_isi_get_src_fmt() in imx8-isi-cap.c has no branch for Bayer input, so it silently falls through to index 0 of its RGB/YUV table rather than erroring (driver's kernel log shows "input fmt RGB4" for what is actually a RAW10 Bayer source). I also found what looks like a more complete, more recently structured ISI driver in the same kernel tree at drivers/media/platform/nxp/imx8-isi/ (split into core/pipe/video/crossbar/gasket files), whose imx8-isi-video.c and imx8-isi-pipe.c do have full Bayer support at 8/10/12/14/16 bits, including SBGGR10_1X10 matching our sensor exactly. Its imx8-isi-core.c also declares a "nxp,imx93-isi" compatible string. However, imx93.dtsi doesn't currently instantiate a node with that compatible string anywhere, so this driver doesn't appear to be wired into the i.MX93 FRDM (or, as far as we've checked, i.MX93 EVK) device trees at all in this BSP release. My questions: 1. Is drivers/media/platform/nxp/imx8-isi/ intended as the eventual replacement for the staging ISI driver on i.MX93, and is there a reference device tree binding (port/endpoint graph structure) for wiring the CSI2 host and a sensor into it, that I could look at or adapt? 2. Is there a supported way to get raw Bayer/RAW10 capture working through the currently-bound staging ISI driver on i.MX93, that we may be missing -- e.g. a bypass mode, a different video node, or a format we haven't tried? 3. Is Bayer/RAW10 support for the staging ISI driver on this BSP release on any roadmap, or is switching to the newer driver tree the recommended path for raw-sensor use cases on i.MX93 today? I found a couple of post like i.MX93 using MIPI-CSI-2 with a Bayer Pattern Camera(RAW10) and does not seem to have the solution. If I missed out a good solution, please do let me know. here is the interface of the bridge board and i.MX 93's P6 connector.   Thanks and best regards kth Re: FRDM i.MX93 using MIPI-CSI-2 camera with a Bayer Pattern(RAW10) I found this threat https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/IMX219-RPi-Cam-v2-probes-but-does-not-stream-on-FRDM-IMX93-with/td-p/2384080 . If I may ask, 1. Is Bayer/RAW10 ISI support (and the link_setup/s_power tolerance fix) already included in the 6.12.34-2.1.0+ officially-supported BSP line? If so, is upgrading our BSP the recommended path rather than backporting patches onto 6.6.36? 2. If I need to stay on 6.6.36 for now, is there an official/blessed patch set for the ISI Bayer format support (rather than us reconstructing it from the community thread)? 3. Separately -- I also found a newer, more complete ISI driver already present in the same 6.6.36 kernel tree at drivers/media/platform/nxp/imx8-isi/, with full Bayer support and a "nxp,imx93-isi" compatible string not currently wired into imx93.dtsi. Is that the driver 6.12.34-2.1.0+ actually uses, or is it unrelated? 4. I just noticed LF6.18.37_2.1.0(imx-linux-wrynose)lists FRDM-i.MX93 as fully supported https://github.com/nxp-imx/imx-manifest/tree/imx-linux-wrynose . Does this release include Bayer/RAW10 format support in i.MX93 ISI driver, or does that i.MX93 reference architecture still expect raw sensors to go through an external ISP(like AP1302) rather than direct-to-ISI? If the latter, is there any supported path for direct raw Bayer capture on i.MX93 at all? Thank you! Re: FRDM i.MX93 using MIPI-CSI-2 camera with a Bayer Pattern(RAW10) Hello @KoThi  Hope you are doing very well. You can take a look to the chapter 6.1.2.3 ISI of the i.MX Linux Reference Manual. The stock i.MX93 device tree binds the legacy fsl,imx93-isi implementation. That driver does not expose the Bayer/RAW10 formats required by the camera, so the media graph can be created successfully while capture still fails during format programming or stream-on. Direct RAW10 capture is technically possible through the existing CSI-2 and ISI hardware. The following public discussion demonstrates a similar i.MX93 RAW10 camera working after changes to the CSI-2 raw-format handling and the staging ISI driver: https://github.com/orgs/community/discussions/171047 Also, RAW10 is supported by ISI: Our recommendation is to treat this as a kernel integration task rather than a sensor or connector issue.   Best regards, Salas. Re: FRDM i.MX93 using MIPI-CSI-2 camera with a Bayer Pattern(RAW10) Hi Salas, Thanks a lot for reply. I found someone also downgraded to 6.1.55 in the discussion link you had provided. However, upgrading to 6.18.37 seems to be better. May I know your opinion before I give it a try? The camera setup is working well on raspberry pi. Thanks again.
View full article
LPCLink 2 无法被自由主控自动检测到,MCULINK 的检测过程是否相同? 尊敬的客服人员 我正在尝试将 LCPLink 2 连接到 FreeMaster 3.2.7.5,配置字符串如下: (int=3;baddr=268439020;autoscan=1;laddr=0x10000000;haddr=0x10007fff;accto=40;respto=40;devid=0;dapid=0;DAP_Port=SW;DAP_SWJ=Y;DAP_Clock=1000000;), 但 LPCLink 2 无法识别 但是如果: 1)我断开并重新连接 LPCLINK 与 USB 的连接 2) 我使用以下命令启动 LinkerServer C:\nxp\LinkServer_24.12.21>linkserver 探针 信息:正在启动 LPC-LINK 2 探针 # 描述 串行设备板 --- -------------------------- -------- -------- ------- 1 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.460 IWFWOTET 我看到检测到了 LPCLink 2,只有此时 FreeMaster 才能识别 LPCLink 2。 A) 这是检测 LPCLink 2 的正确方法吗? B) MCULink 的工作方式是否相同?我的意思是,FreeMaster 会自动检测到 MCULink,还是我需要让 LinkServer 检测到它? 问候 Paolo Re: LPCLink 2 is not detected automatically by free master, detect procedure it the same for MCULINK 亲爱的保罗, FreeMASTER 应直接将 MCU Link 和 LPC Link2 检测为 CMSIS-DAP 设备。无需运行 LinkServer。你只需要确保当前没有调试会话正在使用同一设备即可。CMSIS-DAP 设备不能同时被两个客户端应用程序共享。 LinkServer 可以作为多个客户端的网关,因此理论上您可以同时使用 FreeMASTER 和调试器,但我们尚未彻底测试此设置。 问候, 米哈尔 Re: LPCLink 2 is not detected automatically by free master, detect procedure it the same for MCULINK 各位 我找到问题所在了。LPCLink 2 的 JP1 端口已打开,因此处于启动模式。MCUXpresso 和 olso LinkServer 能够检测到这种情况,并将 CMSIS 固件发送到 LPC43xx RAM 中。只有经过这一阶段后,FreeMASTER 才能检测到探针。FreeMaster 无法检测到这种情况,因为它有一个适用于所有 CMSIS 探测器的通用驱动程序。我使用批处理文件 program_CMSIS 通过 LPCScrypt 将 MCULink2 探针的 CMSIS 固件刷写到 LPCLink 2 上,最后在关闭 JP1 后重新启动了 LPCLink 2。现在一切正常 谢谢!
View full article
extend S32 Design studio license Dear NXP Teams I would like to extend my S32 Design Studio license. Expiration Date: Aug 12, 2026 Activation Code: 37AD-D09A-6D3D-96E6 Thanks Matthew Re: extend S32 Design studio license Hi, Your S32DS license has been extended.  Re: extend S32 Design studio license thanks very much
View full article
Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem Hello @danielmartynek  Good morning:-) I have question regarding the fault injection to cache location: I need to inject a 2-bit fault in Cache location but I'm not sure what it means as mentioned in the reference manual and we use NXP s32K394 microcontroller: I need to call below function 2 times to inject the faults in cache and get the 2-bit error in cache like below:  If I'm doing wrongly, could you please share the example code how to do this injection, and currently we are using SAF package in our project, so if there are already fault injection code exists for these, please share which file I need to refer to inject all kind of faults using (EIM) for memory test interface which is provided in SAF module. Re: Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem Hello @Rudved_3366, I just replied to your second post on the topic: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td-p/2419094 BR, Daniel
View full article
インターフェースを用いてキャッシュ位置へのフォールトインジェクションは、emcem で提供されます こんにちは、 @danielmartynek さん。 おはよう:-) キャッシュ位置への障害注入に関して質問があります。 キャッシュの位置に2ビットのフォルトを注入する必要がありますが、リファレンス・マニュアルに記載されている通り意味がよくわからず、私たちはNXP s32K394マイクロコントローラを使用しています。 キャッシュに障害を注入し、以下のような2ビットのエラーをキャッシュに取得するために、以下の関数を2回呼び出す必要があります。 もし私のやり方が間違っているなら、このインジェクションを行う例コードを教えていただけませんか?現在、私たちのプロジェクトではSAFパッケージを使っています。もしすでにこれらのフォールトインジェクションコードが存在するなら、SAFモジュールに提供されているメモリテストインターフェース(EIM)を使ってあらゆる種類のフォールトを注入するために参照すべきファイルを教えてください。 Re: Fault Injection to cache locations using an interface provide in emcem こんにちは、@Rudved_3366 さん。 この話題に関するあなたの2回目の投稿に返信しました: https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td-p/2419094 BR、ダニエル
View full article
i.MX95 DPU95:单帧 eDPI 与外部 TE 同步 尊敬的NXP技术支持: 我们正在开发对 iMX95 的 MIPI-DSI 命令模式显示的支持,使用 Android 15.0.0_2.0.0。 连续 eDPI 命令模式输出已经可以正常工作,包括显示管道空闲时面板 RAM 的保留。剩下的问题是如何在每个外部面板 TE 事件中精确传输一个完整的图像。 我们正在使用 DPU95 Linux 驱动程序(`dpu95-framegen.c`)。以及 `dpu95-extdst.c`)。ExtDst 配置为 `SYNC_MODE=SINGLE` 和外部踢帧模式,但这似乎控制的是同步/阴影更新,而不是单帧输出。 我们还测试了启用 FrameGen 并在大约 13.6 微秒后清除 `FGENABLE`。我们仍然观察到: - 两个 `DISENGCFG_FRAMECOMPLETE0` 中断; - FrameGen 帧索引从 0 递增到 2; - `SEQUENCECOMPLETE` / `ENSTS` 在大约 33.4 毫秒后清除。 停止、DSI 排空、重启全部成功。 NXP能否澄清一下: 1. i.MX95 是否支持每次外部 TE 事件传输一个完整的 eDPI 图像? 2. 如果是,推荐的 DPU95/DSI 寄存器序列是什么? 3. 如何启动/停止 FrameGen 以保证只生成一帧? 4. ExtDst `SYNC_MODE=SINGLE` 是否仅与配置同步有关? 5. 外部TE如何路由到DPU95/DSI逻辑? i.MX95 参考手册中没有包含详细的 DPU95 寄存器描述。如果完整的 DPU95 寄存器/编程指南受保密协议或访问限制,请告知如何获取。 如果需要,我们可以提供带有检测功能的源代码和寄存器/中断跟踪信息。 谢谢! 顺祝商祺! 码头 Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE 你好, 感谢您提供的详细描述和尺寸信息。 由于这涉及到 DPU95 内部编程顺序和外部 TE 布线,所需的寄存器级信息受限制文档保护,不能在公共社区共享。 请创建支持案例,并提供电路板支持包/内核版本、芯片版本、面板 TE 时序和布线,以及 TE 信号、DSI 流量和帧完成事件的时间相关跟踪。受限文档必须通过您当地的 NXP 办事处共享。请联系他们以获取相关文件。 此致敬礼/Saludos, 阿尔多。 Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE 嗨@AldoG , 感谢您的解释。 顺祝商祺! 码头
View full article
what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @danielmartynek  We are using S32K394 microcontroller, and I am facing an issue selecting the right bit values for the below function 2nd 3rd arguments: how we have to select values to pass in 2nd and 3rd arguments, if i take below example to inject a single bit and double bit errors, then what values i need to pass and how do i select the data and check bits: and i tried with one example with some random values for SRAM and after inject the fault and before write or read some memory its randomly injecting some memory location, but i want to inject any specific memory location how do i perform that activity: example code which i tried: please help me how to select these 2 argument values based on memory and how do inject fault in specific location. Thankyou! Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel @danielmartynek : And additional to above question:  Can you please give me some more info about what is latched address? how can I map this to global address, if it's an offset address of DTCM then I can do DTCM start address is 0x20000000 and add the offset address, it will be sure that fault is injected at within the expected address. Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @danielmartynek : Thank you for the info, i have got clarity on how to select on bits but as per info in the emcem manual after injecting the fault we need to read or write corresponding fault injection related memory area but currently i am not performing that action but still faults are injecting, how it works then? Below info is is present in section 3.4.2 of S32K3 eMcem(S32K3_SAF_EMCEM_UM) Software Product Rev. 10.0 — 21 January 2025 Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @Rudved_3366, Regarding your initial request involving an error injection into SRAM0, please refer to the EMI_2_CH_0 definition in the Reference Manual.   EMCEM_EIM_2_CH_0 targets SRAM0 and provides access to 64 data bits and 8 check bits. You configured: eMcem_SetupInjectionChannel(EMCEM_EIM_2_CH_0, 55U, 66U); According to the Error Injection Channel Descriptor n, Word0 (EICHD0_WORD0 – EICHD4_WORD0) description in the Reference Manual: Data bit index 55 corresponds to WORD[1], bit 23. Check bit index 66 corresponds to WORD[0], bit 26. As a result, the injection setup inverts one data bit and one check bit in SRAM0. In this configuration, the generated fault pattern is interpreted as an uncorrectable ECC error, which is reported by ERM0_CH0. Regarding DTCM_1. It seems to be all correct. The ERM channel identifies the error source, in this case CH12 corresponds to DTCM1. The ERM address is the latched address associated with that channel, not a complete global address. Regards, Daniel Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Also, I'm injecting the fault to DTCM1, and fault injection is happening but the memory address reporting in the register is not from DTCM1. please find the attched screenshots: Calling functions to inject fault: Debugger: EIM module data: ERM status info: Setting NCE10 is okay, as its default setting as we are not initialized the ITCM0, but you can see NCE2 error is set. But the address reporting here is wrong as per memory allocation excel screen shot which i attached: And here also once I'm injecting the fault before reading or writing memory I'm getting an error.(this I'm testing in Trace32 debugger). Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Yes, that is correct. Simply add the value captured by the ERM to the base address of the affected memory region identified by the ERM channel. In your case, the memory base address is 0x20000000 Regards, Daniel Re: what values to select as arguments for eMcem_setupinjectionChannel Hello @Rudved_3366, This could be caused by the fact that your stack or application data is located in the memory region where the fault is being injected. Please analyze the address captured by the ERM and then locate the corresponding address in the .map file. This will help determine whether the injected fault is affecting the stack, a global variable, or another critical memory region used by the application.
View full article
i.MX95 DPU95: 外部TEに同期したシングルeDPIフレーム NXPサポートの皆様、 iMX95を用いたAndroid 15.0.0_2.0.0を用いたMIPI-DSIコマンドモードディスプレイのサポートを開発しています。 ディスプレイパイプラインがアイドル状態のときにパネルのRAMにデータを保持する機能を含め、eDPIコマンドモードの連続出力は既に動作しています。残る課題は、外部パネルのTEイベントごとに正確に1枚の完全な画像を送信する方法です。 DPU95のLinuxドライバ('dpu95-framegen.c')を使用しています。および`dpu95-extdst.c`)。ExtDstは`SYNC_MODE=SINGLE`と外部キックモードで構成されていますが、これは単一フレーム出力ではなく、同期/シャドウ更新を制御するようです。 また、FrameGenを有効にして、約13.6マイクロ秒後に`FGENABLE`をクリアするテストも行いました。私たちは依然として以下の点を観察しています。 - 2つの`DISENGCFG_FRAMECOMPLETE0`割り込み。 - FrameGenのフレームインデックスが0から2に進みました。 - `SEQUENCECOMPLETE` / `ENSTS` は約 33.4 ms 後にクリアされます。 停止、DSIドレイン、再起動はすべて成功しました。 NXPの皆さん、もう少し説明していただけますか: 1. i.MX95で外部TEイベントごとに1回の完全なeDPI画像転送はサポートされていますか? 2. もしそうなら、推奨されるDPU95/DSIレジスタシーケンスは何ですか? 3. FrameGenは正確に1フレームを保証するためにどのように起動・停止すべきか? 4. ExtDst `SYNC_MODE=SINGLE` は、設定の同期のみに関係するのでしょうか? 5. 外部TEはどのようにしてDPU95/DSIロジックにルーティングされますか? i.MX95リファレンスマニュアルには詳細なDPU95レジスタの説明は含まれていません。NDAまたは制限付きアクセスのもとで完全なDPU95レジスタ/プログラミングガイドが入手可能な場合は、入手方法をご案内してください。 必要に応じて、計装済みソースコードやレジスタ/割り込みトレースの提供も可能です。 よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。 桟橋 Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE こんにちは、 詳細な説明と寸法をありがとうございます。 これはDPU95の内部プログラミングシーケンスと外部TEルーティングを含み、必要なレジスタレベルの情報は制限されたドキュメントでカバーされており、パブリックコミュニティで共有することはできません。 サポートCASEを作成し、BSP/カーネルバージョン、シリコンリビジョン、パネルTEタイミングとルーティング、TE信号、DSIトラフィック、フレームコンプリートイベント情報の時間相関トレースを提供してください。制限付きドキュメントは、地元のNXPオフィスを通じて共有する必要があります。該当ドキュメントへのアクセスについては、彼らにお問い合わせください。 よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE こんにちは、 @AldoG さん。 ご説明ありがとうございます。 よろしくお願いいたします。 桟橋
View full article
i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE Dear NXP support, we are developing support for a MIPI-DSI command-mode display with iMX95, using Android 15.0.0_2.0.0. Continuous eDPI command-mode output is already working, including panel RAM retention while the display pipeline is idle. The remaining issue is how to transmit exactly one complete image per external panel TE event. We are using the DPU95 Linux driver (`dpu95-framegen.c` and `dpu95-extdst.c`). ExtDst is configured with `SYNC_MODE=SINGLE` and external kick mode, but this appears to control synchronization/shadow updates rather than single-frame output. We also tested enabling FrameGen and clearing `FGENABLE` about 13.6 µs later. We still observe: - two `DISENGCFG_FRAMECOMPLETE0` interrupts; - FrameGen frame index advancing from 0 to 2; - `SEQUENCECOMPLETE` / `ENSTS` clearing after about 33.4 ms. Stop, DSI drain, and restart all succeed. Could NXP please clarify: 1. Is one complete eDPI image transfer per external TE event supported on i.MX95? 2. If yes, what is the recommended DPU95/DSI register sequence? 3. How should FrameGen be started/stopped to guarantee exactly one frame? 4. Does ExtDst `SYNC_MODE=SINGLE` relate only to configuration synchronization? 5. How is external TE routed into the DPU95/DSI logic? The i.MX95 Reference Manual does not contain the detailed DPU95 register descriptions. If a complete DPU95 register/programming guide is available under NDA or restricted access, please advise how to obtain it. We can provide instrumented source code and register/interrupt traces if useful. Thanks Best Regards Pier Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE Hello, Thanks for the detailed description and measurements. Since this involves the DPU95 internal programming sequence and external TE routing, the required register-level information is covered by restricted documentation and cannot be shared on the public Community. Please create a support case and provide the BSP/kernel version, silicon revision, panel TE timing and routing, and time-correlated traces of the TE signal, DSI traffic, and frame-complete events. The restricted documentation must be shared through your local NXP office. Please contact them regarding access to the applicable documentation. Best regards/Saludos, Aldo. Re: i.MX95 DPU95: Single eDPI Frame Synchronized to External TE Hi @AldoG, thanks for the clarifications. Best Regards Pier
View full article