2417808_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2417808_ja-JP

2417808_ja-JP

USBをISP経由で使用してファームウェアを書き込む(MCXA175VLH)

皆様、

既存の設計をLPC1315から新しいMCXA175VLHに移行しました。私たちは一般的にISPモードでUSBを使ってソフトウェアをアップロードしています。これはLPC1315(および無数の他のプロセッサ)で問題なく動作します。しかし、MCXA175VLHでは、PCに接続してもメッセージは表示されません。ISPピンP0.6はローに設定されており、RESETピンも正しく処理されています。DP+とDM-の2本のラインは、それぞれ33オーム抵抗でPCに接続されています。

プロセッサ自体は正常に動作しており、SWDIO経由でのアクセスも問題なく動作しているので、デバッガも同様に動作します。

何かアイデアはありますか?


ブートROM|ブート|フラッシュUSBRe: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

Hello

UG10365によると:MCX A175ハードウェア設計ガイド第6.3章 ISPプログラミングおよび表13;MCX A17はシリアルペリフェラルインターフェース(SPI)としてユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)のみをサポートしています。インターインテグレーテッド回路(I2C)、SPI、ユニバーサルシリアルバス(USB)ISPインターフェースはサポートされていません。

この文脈ではUSB接続は読み取れないので、代わりにUART ISP接続を追加してください。

MCXA175カスタムボードを設計する場合は、このハードウェア設計ガイドをご参照ください。さらなる推奨事項や指示については

敬具、ルイス

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

こんにちは、

ドキュメントにアクセスするには、NXP.com のNXPアカウントでエントリーする必要があります。

NXPアカウントにサインインまたは登録してください[NXP.com ページの右上セクションにて]

 

luis_maravilla_1-1791218474617.png


そしてMCXA17xのメインページの ドキュメント[ユーザーガイドセクション] で[UG10365]を探したり、サインイン後にUG10365リンクを入力してください :MCX A175ハードウェア設計ガイド

よろしくお願いいたします。

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

KKU_0-1791181129967.png

ルイス様、

ご返信ありがとうございます。問題の文書を教えていただけますか?リンクが使えず、どこにもUG10365が見つかりません。いずれにせよ、この機能は現行のリファレンスマニュアル(上記参照)やその他の場所で明示的に説明されています。また、古いシリーズで標準だった機能が今後も利用できないとは想像できません。

BR、ケイ

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

ハードウェアの初期設定をUSB経由で行いたい。MCU-Link(追加のコントローラ)はこの問題の解決策にはなりません。

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

こんにちは、

もちろんログインしていますよ。そのドキュメントは存在しません。以下をご覧ください!

BR

KKU_1-1791267629126.png



Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

USBプログラミング機能を備えたFRDM-MCXA174ボードを参照できるかもしれません

db16122_0-1791269373801.png


Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

前述したように、NXPがこのような文書を一般に公開してくれると非常に助かると思います。提供されたリンクは、製品ページのリンクと同様に、どこにも繋がりませんでした。その表は私にとってあまり役に立たない。今すぐ新しいプロセッサを選ばなければならないのに、重要な情報が全く足りません!この書類はどこで見つけられますか?

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

こんにちは、

クッキーやキャッシュのクリアとページのリフレッシュを手伝ってもらえますか?
また、別のブラウザやシークレットウィンドウを試すと役立つかもしれません。前述のドキュメントにアクセスするにはNXPアカウントでのログインが必要です。

MCXA17のページ>ドキュメントセクション>ユーザーガイドで見た内容の写真を共有してもらえますか?

よろしくお願いいたします。

Re: Using USB via ISP for flashing (MCXA175VLH)

Edge、Chrome、さらにはシークレットモードでも試してみました。同じエラーが何度も表示されます!

KKU_0-1791442090406.png


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: