こんにちは、 @danielmartynek さん。
おはよう:-)
キャッシュ位置への障害注入に関して質問があります。
キャッシュの位置に2ビットのフォルトを注入する必要がありますが、リファレンス・マニュアルに記載されている通り意味がよくわからず、私たちはNXP s32K394マイクロコントローラを使用しています。
キャッシュに障害を注入し、以下のような2ビットのエラーをキャッシュに取得するために、以下の関数を2回呼び出す必要があります。
もし私のやり方が間違っているなら、このインジェクションを行う例コードを教えていただけませんか?現在、私たちのプロジェクトではSAFパッケージを使っています。もしすでにこれらのフォールトインジェクションコードが存在するなら、SAFモジュールに提供されているメモリテストインターフェース(EIM)を使ってあらゆる種類のフォールトを注入するために参照すべきファイルを教えてください。
こんにちは、@Rudved_3366 さん。
この話題に関するあなたの2回目の投稿に返信しました:
https://community.nxp.com/t5/S32K/Fault-Injection-to-cache-location-using-an-interface-provide-in/td...
BR、ダニエル