Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LS1046A 定制板:PBL SD_CLK 从 195 kHz 降至 24 kHz,然后空闲;HRESET_B 卡在低电平。 你好, 这是对之前帖子的后续讨论(June 不在办公室): https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1046A-custom-board-cold-boot-fails-from-eMMC-SD-and-QSPI/mp/2416533 摘要 从 SD 卡进行本地冷启动时,HRESET_B 为低电平,导致启动停滞。使用调试器辅助启动(CodeWarrior rcw.apply())可以到达 U-Boot,使用相同的 RCW、PBI 和卡。在本地停顿期间,PBL 以大约 195 kHz 的频率启动 SD_CLK 并发送命令帧。DAT0 从不切换。然后时钟停止,短暂地以大约 24 kHz 的频率重新启动,总线进入空闲状态。我们希望得到帮助,以便根据 RM 表 4-8“RCW 州时间”来解释这一点。 设置(板 2,无 RESET 返工) LS1046AXE8T1A Rev 1.0 (SVR 0x87070010)。没有CPLD;STM32 BMC负责电源时序和RESET。 cfg_rcw_src=0x40(SW8 = 0010 0000,SW5 极 1 关闭)。 主要参考,引用:100 MHz 差分。时钟选择带 IFC_WE_B (cfg_eng_use0)。DDR参考,引用:差分。 SD 卡:同一张卡可以将 LS1046ARDB 启动到 U-Boot。 EVDD = 3.3 V。SD/eMMC 多路复用器设置为 SD 卡槽。RCW EVDD_VSEL = 0b10。 RCW:PLL 比率从硬编码的 0x9F 示例复制而来(平台 400 MHz,CPU 1300 MHz,PLL2 1000 MHz / FMan 500 MHz,DDR 1600 MT/s),两个 SerDes 均已禁用: 0810000d 0a000000 00000000 00000000 00000000 00f00012 60040000 c1000000 00000000 00000000 00000000 0001c83e 00004504 24001102 00000096 00000001 PBI:与前面线程中的流相同,以 08610040 6d8bdebf (END/CRC) 结尾。 RESET电路: PORESET_B 由一个开漏 MOSFET 驱动,并带有一个 10 kΩ 的上拉电阻,上拉电压至 1.8 V。 TRST_B 是单独控制的,并在 PORESET_B 之后 1 毫秒释放。 HRESET_B 具有 4.7 kΩ 的上拉电阻。 原生冷启动观察(未连接调试器) 时间均为近似值。t = 0 是 ASLEEP 的下降沿,与单独捕获中的 PORESET_B 的上升沿重合。 ≈ +0.5 毫秒: SD_CLK 起始频率为 192–200 kHz(按我们的计算约为 100 MHz/512)。CMD处于空闲状态。 ≈ +3.2 毫秒: CMD 帧开始。帧形状看起来像 CMD0 (40 00 00 00 00 95),但我们还没有解码它。 ≈ +9.6 毫秒: SD_CLK 停止约 1 毫秒。 ≈ +10.6 毫秒: CMD 和 DAT0 上出现一些转换,但没有时钟信号。 ≈ +10.7 至 +11.2 毫秒: SD_CLK 以 24.39 kHz(约 100 MHz/4096)运行约 16 个周期,没有 CMD 帧。 ≈ +11.0 毫秒: ASLEEP 变为高电平。 之后:在接下来的 250 毫秒时间内,CLK、CMD 或 DAT0 均无活动。HRESET_B 保持低电平。 在 PORESET_B 释放之前,HRESET_B 为低电平,释放之后也保持低电平。 插入卡后,RESET_REQ_B 保持高电平。如果没有卡,RESET_REQ_B 将变为低电平。 停滞期间的CCS访问 ccs::config_chain {ls1043a dap sap2} 已被接受。ccs::display_mem 2 0x01ee0000 4 0 1 返回“扫描超时”。 调试器辅助启动(有效) set_source(0x40) 和 set_data({13: 0x00004504})(与卡片上的值相同),然后 apply()。RCWSR 随后将卡片进行匹配。U-Boot 报告 CPU 1300,平台 400,DDR 1600,FMan 500 MHz。SD初始化和FIP加载成功。 问题 根据表 4-8“RCW 状态时序”,当 SYSCLK 为 100 MHz 时,我们应该看到哪些 SD_CLK 频率和转换?“~195 kHz → 停止 → ~24 kHz 突发 → 空闲”是指 PBL 在卡片识别期间超时、重置 eSDHC 还是达到更晚的状态? PBL 发出哪些 SD 命令序列(CMD0/CMD8/ACMD41 …),重试次数和超时次数是多少?如果卡片没有响应,是否应该断言 RESET_REQ_B,以及断言后需要等待多长时间? 当 HRESET_B 为低电平时,SAP2 上是否预期会出现“扫描超时”?如果是这样,在这种状态下,哪些可通过 JTAG 访问的状态可以显示 PBL 的进展情况? 缓慢的 PORESET_B 上升沿(规范 ≤ 1 SYSCLK)是否会导致这种行为? 硬编码 0x9F,无卡:PORESET_B 释放后 HRESET_B 没有变为高电平。我们应该如何解读这句话? Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW 你好, 波形表明该设备从未完成 RCW/PLL 转换。目前尚未进入正常的 PBI/eSDHC 运行阶段。 1. 预期 SD_CLK 频率为 100 MHz,SYSCLK 频率为 100 MHz 对于 RCW 载荷: SD_CLK = SYSCLK / 512 100 MHz / 512 = 195.3125 kHz RCW 加载和 PLL 锁定后: HRESET_B 应该取消断言。 平台时钟切换。 SD_CLK = platform clock / 80 。 在 400 MHz 平台时钟下,这大约是5 MHz 。NXP 将此转变描述为 PLL 锁定和 RCW 加载完成的标志。 因此: ~195 kHz → stop → ~24 kHz burst → idle     并不代表有记录的后期状态转变。24 kHz 值约为 100 MHz / 4096 ;将其视为 RESET/默认分频器或重启产物,而不是 PBL 达到 PBI 负载的证据。单凭时钟无法区分 SD 卡识别超时和 eSDHC RESET。 2. SD 命令、重试和 RESET_REQ_B 预期的SD识别流程大致如下: CMD0 CMD8 CMD55 + ACMD41 repeated until the card is ready CMD2 CMD3 CMD7 then block reads for RCW/PBI data     CMD1 通常是 eMMC 初始化命令,而不是 SD 卡的等效命令。 NXP 提供的技术支持材料中没有明确规定 LS1043A ROM 的重试次数和每个命令的超时时间;不应从波形中推断这些数值。NXP 文档则描述了终端行为:如果选定的 SD 源不可用,SoC 不会回退到其他源;它会断言 RESET_REQ_B 并停止运行。 因此,如果该卡完全不存在,则最终应该断言 RESET_REQ_B 。目前还没有明确的“在 N 毫秒后断言”值作为通过/失败的限制。如果 HRESET_B 保持低电平而 RESET_REQ_B 保持高电平,则该设备可能仍处于终端 PBL 错误路径之前,或者电路板可能屏蔽/干扰了 RESET_REQ_B 。 3. SAP2“扫描超时” 是的,当 HRESET_B 仍然处于钳位状态时,这是预期行为。相同的复位签名 PORESET_B 释放、 HRESET_B 低、 RESET_REQ_B 高,并且处理器无法通过调试路径访问——与提前复位/启动条件相关联。 在 SAP2 可用之前,没有可靠的 CCSR 注册表来报告 PBL 进度。使用: PORESET_B hreset_b RESET_REQ_B 睡着了 CLK_OUT (如果已配置) 一旦通过使用 RCW 覆盖/安全 RCW 或隔离 RESET_REQ_B 建立调试访问权限,请检查: RSTCR RSTRQSR RSTRQPBLSR RSTRQMR NXP 特别建议在可以访问 RESET_REQ_B 时使用这些RESET寄存器。 4. PORESET_B 缓慢上升 是的。缓慢或形状不佳的 PORESET_B 释放可能会违反RESET初始化时序,并导致不正确的跳线、时钟或 PLL 采样。对于 100 MHz 的 SYSCLK,一个 SYSCLK 的持续时间限制约为10 ns 。直接在 LS1043A 引脚上验证实际电压交叉点和上升时间,而不仅仅是在复位发生器输出端。 还要验证 RESET_REQ_B 是否反馈到 PORESET_B ;NXP 建议在启动期间使用隔离选项,否则启动失败可能会造成复位循环,从而阻止 JTAG 访问。 5. 0x9F 测试的含义 0x9F 是硬编码的 RCW/调试鉴别器。只要时钟和 RESET 序列有效,就应该可以消除对从 SD 卡读取 RCW 的依赖。因此,如果未安装 SD 卡的情况下 HRESET_B 仍然不会上升,则故障可能发生在 SD 卡识别之前: 系统时钟/差分时钟选择或质量 PLL锁定 RCW表带解码 RESET电气定时 RESET 反馈或 JTAG/TRST 状态 换句话说,0x9F 的结果否定了“缺少卡片”是主要原因这一假设。首先证明 HRESET_B 在 0x9F 和干净的 RESET/时钟设置下上升;然后返回 SD RCW 加载。 此致 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW 你好, 我们正在调查您所说的——证明HRESET_B会随着 0x9F 的出现而上升。目前我们观察到的情况与 SD 卡相同,即 HRESET_B 为低电平,ASLEEP 先变为低电平,然后又变为高电平。我们也尝试了 SD 卡、EMMC 以及 QSPI,都观察到了相同的冷启动卡顿以及相同的 HRESET_B 和 ASLEEP 行为。以下是我们在卡顿期间连接 CCS 控制台时得到的输出——有什么办法可以找出定制板的故障所在吗? CCS console logCCS console logCCS console logCCS 控制台日志 谢谢 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW 您好, CCS 捕获结果无法证明 HRESET_B 上升沿为 0x9F。这证明 JTAG 检测到了 TAP/IDCODE,但随后对 LS1046A 系统空间的访问因 Scan timeout 失败。该冷启动案例也记录了同样的症状。 解释 0x9F 是使用差分 SYSCLK 路径对硬编码 RCW 进行的隔离测试;它不能保证启动成功。 在有效序列期间,HRESET_B 在 POR 期间被钳位,并且应该在 RCW/PLL 完成后释放;ASLEEP 应该在 PBI 执行后转换。 短暂的 HRESET_B 高电平随后变为低电平,表示处理器可能已经通过了 RCW/PLL 阶段,但随后进入了另一个复位/停顿状态。示波器必须显示 PORESET_B 或 RESET_REQ_B 是否也重新置位。 推荐的隔离试验 将板设置为0x9F 。 完全断开 CodeWarrior TAP 的连接。 执行一次彻底的断电重启。 同时捕获这些信号: PORESET_B hreset_b RESET_REQ_B TRST_B 睡着了 DIFF_SYSCLK 相关电力产品轨道 解释: PORESET_B 再次崩溃:调查外部监控器/BMC/电源良好逻辑。 PORESET_B 保持高电平,但 HRESET_B 保持低电平:检查差分时钟选择、PLL/RCW 设置、HRESET_B 上拉/驱动以及 TRST_B/COP RESET 线路。 HRESET_B 上升,ASLEEP 下降,然后两者都重新启动:调查 RESET_REQ_B 反馈和 PBI/boot-source 事务。 还要确认 HRESET_B 和 PORESET_B 不是由同一源驱动的。HRESET_B 应该有自己的上拉电阻,并且在启动期间 RESET_REQ_B 应该与 PORESET_B/HRESET_B 隔离。 CCS行动 波形捕获完成后,重新连接 CCS 并使用LS1043A/LS1046A 链位置(而不是 DAP 或 SAP2)进行读取: 0x01EE00B4 Reset Request Preboot Loader Status 0x01EE00C8 Reset Request Status     这些寄存器是专门针对这种故障模式推荐使用的。 如果这些读取操作也返回 Scan timeout ,则表示设备卡住时 CCS 无法连接到 CCSR 总线;波形和 RESET 原理图是主要证据。启用 CCS 协议日志记录 DEBUG 级别),并捕获完整的底层日志。 结论是:由于 SD、eMMC 和 QSPI 表现出相同的行为,因此常见的故障可能发生在存储设备之前或与存储设备无关——复位序列、时钟/PLL 选择、TRST_B/HRESET_B 接线或 RESET_REQ_B 反馈。   此致问候 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW 您好, 昨天,我们成功地使用 SD 卡启动了我们的一块板。我们发现以下改变有所帮助: PORESET_B 斜坡时间:4 ns,使用上升/下降时间低于 10 ns 的电平转换器实现。 IFC_AVD:4.7 kΩ 上拉至 OVDD。 JTAG RESET:将 JTAG RESET 从连接器连接到 BMC,TRST_B 由 BMC 控制。 我们在另外两块电路板上也成功复现了同样的启动过程。 我们现在正在验证 eMMC 启动配置的相同更改。  谢谢!
View full article
FS65 - 启用 IO2 IO3 的负载转储功能 我目前正在使用单板计算机 FS65。根据参考手册,IO2 和 IO3 不具备负载突降防护能力。而 IO0、IO4 和 IO5(带外部保护)具备负载突降防护能力,其中 IO4 和 IO5 被用于外部集成电路监控。 这样就只剩下 IO0 可用于外部连接,例如点火或其他唤醒源。 请问我们能否使 IO2 和 IO3 具备外部负载转储保护功能(类似于 IO5),以便可以将外部负载连接到它们? Re: FS65 - Enable load dump feature on IO2 IO3 你好,桑迪普, IO2 和 IO3 是逻辑电平本地输入,并非设计用于直接连接到 ECU 外部。它们的最大绝对电压范围仅为-0.3V至8V。 如果必须将其用作外部唤醒源,则需要一个单独的适用于汽车应用、具有负载突降能力的输入调节或电平转换电路。该电路必须确保在所有正常和瞬态条件下,IO2 或 IO3 处的电压保持在引脚额定值范围内,并且满足规定的输入阈值。 BR,托马斯 Re: FS65 - Enable load dump feature on IO2 IO3 嗨,托马斯, 谢谢你的解释……
View full article
Best Instant Indexing Tool for URLs and Backlinks instant indexer 2026 try https://www.indexingurl.com   or contact T g  srma25 Whats app +8801602923484         Evaluation Board
View full article
MCUXpresso IDE v24.12 [版本 148] [2025-01-10] 无需下载 .AXF 镜像即可进行调试附加 尊敬的支持人员: 我需要使用 MCUXpresso 调试器 (JLINK),但不能下载 .AXF 映像(我需要在运行时重新编程一些闪存扇区),所以我取消选择了“加载映像”选项(见附件图片)。程序可以运行,但无法重新启动到主程序。 即使已选中“调试配置 -> 启动”中的相关复选框。 即使未加载 .AXF 文件,是否可以在假设闪存未发生任何更改的情况下重新启动程序? 问候 Paolo Re: MCUXpresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10] debug attach without .AXF image download 嗨@pberna67 , 我不太确定这是否是适合您情况的正确解决方法,但是“在不下载 .axf 文件的情况下使用调试器”。“图片”听起来像是执行“附加”操作而不是“调试”操作。 在快速启动面板中,选择 JLink 图标下拉菜单,然后单击“附加”选项: 请记住,这将更改所使用的配置,因此每次您从快速入门面板单击 JLink 图标时,都会自动再次执行连接。 BR, 埃德温。 Re: MCUXpresso IDE v24.12 [Build 148] [2025-01-10] debug attach without .AXF image download 它能用,而且重启按钮也能用! 谢谢!
View full article
TJA1410_10Base_T1s 您好,NXP 我正在使用 S32K5 和 TJA1410 测试 10BASE-T1S。目前,我可以在 TX 引脚上看到波形,RX 和 ED 引脚上也有波形,这表明 MDI 可以接收到信号。但是,TX 引脚无法向 MDI 发送数据。 TX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmpTX_RX_ED-2026-09-10-19-26-50.bmp 此致敬礼。 显龙 以太网 PHY Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 你是如何测量MDI的?MDI是差分接口,所以你需要使用差分示波器探头。MDI 需要正确的差分终端匹配 - 请参阅 AN14787 - 应用笔记 10BASE-T1S 以太网 PMD 收发器 TJA1410,修订版 1.0,第 3.3 章。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 希望你一切安好。我写信给您是关于您目前拥有的一款产品——NPI(新产品导入)——S32K5——该产品尚未正式发布。 请注意,已获准提前体验此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。 我们的在线支持团队将在该产品正式发布后,提供更广泛的支持服务。在此之前,我们将无法提供所需的帮助。 感谢您的理解。 感谢您的理解。 顺祝商祺! 帕维尔 Re: TJA1410_10Base_T1s 嗨, @PavelL 我没有使用差分探头。当我发射(TX)时,示波器上的 MDI 没有波动——它保持平坦/水平。但是,当 PC 发送数据时,MDI 明显显示出差分波形。感觉TJA1410没有正确切换到发射模式,芯片仍然处于正常模式。是否有方法可以验证PHY的当前模式?目前,我们的 TJA1410 未连接到 SMI 接口——我们应该对此采取哪些预防措施? 此致, 显龙 Re: TJA1410_10Base_T1s 你好@wuxianlong , 由于 S32K5 是 NPI 设备,请注意,我们目前无法在我们这边验证完整的 S32K5 和 TJA1410 设置。   TJA1410 的工作模式不是通过 SMI 接口选择的。正常模式和传输模式之间的转换由 TX 引脚上接收到的命令控制。因此,观察 TX 上的数据活动并不一定能确认 TJA1410 已进入发射模式。前面的 TRANSMIT 命令及其时序也必须符合 TJA1410 数据表中规定的时序。   请根据 TJA1410 数据表中的图 10 验证从正常模式到传输模式的转换。特别地,请捕获 TX 命令以及差分 VLINE 信号和 ED 输出。这应该可以确认 TJA1410 是否识别 TRANSMIT 命令并激活其 MDI 发射器。   顺祝商祺! 帕维尔 回复: TJA1410_10Base_T1s 你好@li_wang , 请注意:一旦某个答案被标记为解决方案,我们的系统将不再主动跟踪原始查询。我只接收更新订阅邮件,偶尔会错过一些。 如果您需要进一步的帮助,最好的方法是创建一个新的查询。 顺祝商祺! 帕维尔 回复: TJA1410_10Base_T1s 根据手册中的波形可以看到,RX 忽略了第一次又高阻(或者0)开始的跳变,导致RX少一个跳变,RZI解码出错。 想问一下NXP,TJA1410 这种情况下,有建议的解码方式吗?
View full article
LS1046Aカスタムボード:PBL SD_CLKが195kHzから24kHzに低下し、その後アイドル状態になる。HRESET_BがLOWのままになる。 こんにちは、 これは先ほどのThread(6月は不在)に続くものです。 https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1046A-custom-board-cold-boot-fails-from-eMMC-SD-and-QSPI/m-p/2416533 概要 SDカードからのネイティブコールドブートは、HRESET_BがLOWになると停止します。デバッガ支援ブート(CodeWarrior rcw.apply())は、同じRCW、PBI、およびカードを使用してU-Bootに到達します。ネイティブストール中、PBLは約195kHzでSD_CLKを開始し、コマンドフレームを送信します。DAT0はトグルしません。その後、クロックは停止し、約24kHzで短時間再始動し、バスはアイドル状態になる。これをRM表4-8「RCW州のタイミング」に照らし合わせて解釈するにあたり、ご協力をお願いいたします。 セットアップ(ボード2、リセット作業なし) LS1046AXE8T1A Rev 1.0 (SVR 0x87070010)CPLDは使用せず、STM32 BMCが電源シーケンスとリセットを行います。 cfg_rcw_src=0x40 (SW8 = 0010 0000、SW5 極 1 OFF)。 主要基準:100MHz差動。時計選択ストラップ IFC_WE_B (cfg_eng_use0)。DDR参照:差分。 SDカード:同じカードでLS1046ARDBをU-Bootで起動できます。 EVDD = 3.3 V。SD/eMMCマルチプレクサはSDスロットに設定されています。RCW EVDD_VSEL = 0b10。 RCW:ハードコードされた0x9F例からコピーされたPLL比率(プラットフォーム400MHz、CPU1300MHz、PLL2 1000MHz / FMan 500MHz、DDR 1600MT/s)、両方のSerDesは無効化されています: 0810000d 0a000000 00000000 00000000 00000000 00f00012 60040000 c1000000 00000000 00000000 00000000 0001c83e 00004504 24001102 00000096 00000001 PBI:前のThreadのストリームと同じで、08610040 6d8bdebf(END/CRC)で終わります。 リセット回路: PORESET_Bは、1.8Vへの10kΩプルアップ抵抗を備えたオープンドレインMOSFETによって駆動される。 TRST_Bは個別に制御され、PORESET_Bの1ms後に解放されます。 HRESET_Bには4.7kΩのプルアップ抵抗があります。 ネイティブのコールドブート観測(デバッガ接続なし) 時間は目安です。t = 0 は ASLEEP の立ち下がりエッジであり、これは別のキャプチャで PORESET_B の立ち上がりと一致しました。 ≈ +0.5 ms: SD_CLK は 192〜200 kHz (我々の計算では約 100 MHz/512) で開始します。CMDはアイドル状態です。 ≈ +3.2 ms: CMD フレームが開始されます。フレームの形状はCMD0(40 00 00 00 00 95)のように見えますが、まだデコードしていません。 ≈ +9.6 ms: SD_CLK は約 1 ms 停止します。 ≈ +10.6 ms:クロックなしで CMD と DAT0 にいくつかの遷移が現れます。 ≈ +10.7 ~ +11.2 ms: SD_CLK は約 16 サイクルにわたって 24.39 kHz (約 100 MHz/4096) で動作し、CMD フレームはありません。 ≈ +11.0 ms: ASLEEP が HIGH になります。 その後:残りの250ミリ秒の間、CLK、CMD、DAT0の活動は発生しない。HRESET_BはLOWのままです。 HRESET_BはPORESET_Bが解放される前はLOWであり、解放後もLOWのままです。 カードが挿入されている間、RESET_REQ_BはHIGHのままです。カードがない場合、RESET_REQ_BはLOWになります。 失速中のCCSアクセス CCS::config_chain {ls1043a DAP SAP2} が受け入れられます。ccs::display_mem 2 0x01ee0000 4 0 1 は「スキャンタイムアウト」を返します。 デバッガー支援ブート(動作確認済み) set_source(0x40)とset_data({13: 0x00004504})(カード上の値と同じ)を実行してからapply()を実行します。RCWSRはカードと照合します。U-BootはCPU 1300、プラットフォーム400、DDR 1600、FMan 500 MHzを報告しています。SDの初期化とFIPのロードに成功しました。 質問 表4-8「RCWステートタイミング」によると、100MHzのSYSCLKではどのようなSD_CLK周波数と遷移が見られるでしょうか?「~195 kHz → 停止→ ~24 kHz バースト→アイドル」は、カード識別中にPBLがタイムアウトされた、eSDHCがリセットされた、あるいは後期の状態に到達したことを意味しているのでしょうか? PBLはどのSDコマンドシーケンス(CMD0/CMD8/ACMD41…)を発行し、その際の再試行回数とタイムアウト回数はどのくらいですか?カードが応答しない場合、RESET_REQ_Bはアサートすべきでしょうか?また、どのくらいの時間後にアサートすべきでしょうか? HRESET_BがLOWの場合、SAP2で「スキャンタイムアウト」が発生するのは想定内ですか?もしそうなら、この状態でPBLの進捗を示せるJTAGアクセシブルな状態は何でしょうか? ゆっくりとしたPORESET_B上昇(仕様≤1 SYSCLK)がこの挙動を引き起こす可能性はありますか? カードなしでハードコードされた0x9F: PORESET_B解放後、HRESET_BがHIGHになりませんでした。これはどのように解釈すべきでしょうか? Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW こんにちは、 波形は、デバイスがRCW/PLL遷移を完了しなかったことを示している。まだ通常のPBI/eSDHC動作段階には至っていません。 1. 100 MHz SYSCLK での SD_CLK の想定値 RCWの積載について: SD_CLK = SYSCLK / 512 100 MHz / 512 = 195.3125 kHz RCWロードとPLLロック後: HRESET_B 解除されるべきである。 プラットフォームの時計がスイッチします。 SD_CLK = プラットフォーム clock / 80 . 400 MHzのプラットフォームクロックの場合、これは約 5 MHzに相当します。NXPはこの遷移を、PLLロックとRCWロードが完了したことを示す兆候であると説明しています。 そのため、 ~195 kHz → stop → ~24 kHz burst → idle     これは、文書化された後期の状態遷移を表していません。24 kHz の値は、約 100 MHz / 4096 です。これはリセット/デフォルト分周器または再起動のアーティファクトとして扱い、PBL が PBI のロードに達したことの証明とはみなさないでください。クロックだけではSD識別タイムアウトとeSDHCのリセットを区別できません。 2. SDコマンド、再試行、およびRESET_REQ_B 予想されるSD識別の流れは大まかに以下の通りです: CMD0 CMD8 CMD55 + ACMD41 repeated until the card is ready CMD2 CMD3 CMD7 then block reads for RCW/PBI data     CMD1 は通常、eMMCの初期化コマンドであり、SDカードの初期化コマンドではありません。 正確なLS1043A ROMリトライ数やコマンドごとのタイムアウトは、NXPのサポート資料には記載されていません。これらは波形から推測すべきではありません。NXPのドキュメントでは端末の挙動が説明されています。選択したSDソースが利用できない場合、SoCは他のソースにフォールバックしません。 RESET_REQ_B を主張して停止します。 したがって、カードが完全に存在しない場合、 RESET_REQ_B 最終的にアサートされるはずです。合否判定の基準値として使用できる、「正確にNミリ秒後にアサートする」という固定値は文書化されていません。 HRESET_B ローのままで、かつこれがハイのままである場合、デバイスはまだターミナルPBLエラーパスの手前にあるか、ボードが RESET_REQ_B をマスク/干渉している可能性があります。 3. SAP2「スキャンタイムアウト」 はい、 HRESET_B がまだ有効になっている間は、これは想定される動作です。同じリセット署名— PORESET_B が解放され、 HRESET_B 低、 RESET_REQ_B 高、デバッグパス経由でプロセッサにアクセスできない—は早期リセット/起動条件に関連付けられています。 SAP2が利用可能になるまでは、PBLの進捗状況を報告する信頼できるCCSRレジスターは存在しない。使用: ポアセットB hreset_b RESET_REQ_B 眠っている CLK_OUT (設定されている場合) RCWオーバーライド/safe-RCWまたは RESET_REQ_B の隔離によってデバッグアクセスが確立されたら、以下を検査します。 RSTCR RSTRQSR RSTRQPBLSR RSTRQMR NXPはアクセス可能な場合にこれらのリセットレジスタ RESET_REQ_B 特に推奨しています。 4. PORESET_Bの上昇が遅い はい。遅いまたは形状の悪い PORESET_B リリースはリセット初期化タイミングに違反し、誤ったストラップ、クロック、PLL サンプリングの原因となることがあります。100 MHz の SYSCLK の場合、1 つの SYSCLK の公称制限は約10 nsです。リセットジェネレータ出力だけでなく、LS1043Aのピンで実際の電圧変動と立ち上がり時間を直接確認してください。 また、 RESET_REQ_B が PORESET_B にフィードバックしていないかも確認してください。NXPはブートアップ時に分離オプションを推奨しています。なぜなら、起動失敗がリセットループを起こしてJTAGアクセスを妨げる可能性があるからです。 5. 0x9Fテストの意味 0x9F はハードコードされたRCW/デバッグ識別子です。有効なクロックとリセットシーケンスがあれば、SDカードからRCWを読み取る必要性がなくなるはずです。したがって、カード HRESET_B 装着されていなくてもまだ起こらない場合は、 故障はSDカード識別よりも前から起こっている可能性が高いです。 SYSCLK/差動クロックの選択または品質 PLLロック RCWストラップの解読 電気的なタイミングをリセットします フィードバックまたはJTAG/TRST状態のリセット つまり、0x9Fという結果は、「カードの欠落」が主な原因であるという説に反論するものである。まず、 HRESET_B 0x9Fで立ち上がり、リセット/クロック設定が正常であることを確認してください。その後、SD RCWのロードに戻ります。 よろしくお願いします。 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW こんにちは、 あなたの言ったことを調査しています。HRESET_Bが 0x9Fで上昇することを証明してください。現時点ではSDカードと同じ挙動が観察されており、HRESET_Bが低く、先に低く、その後高く戻る現象が見られます。また、SD、EMMC、QSPIでも同じコールドブートストール、HRESET_B・スリープの挙動が見られます。下の写真はストール中に接続したCCSコンソールですが、カスタムボードの故障箇所を調べるために何かできることはありますか? CCS console logCCS console logCCS console logCCSコンソールログ よろしくお願い申し上げます。 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW こんにちは、 CCSキャプチャでは、HRESET_Bが0x9Fで上昇することを証明するものではありません。これはJTAGがTAP/IDCODEを検出することを証明しますが、その後のLS1046Aシステム空間へのアクセスは Scan timeout で失敗します。同じ症状がこのコールドブートCASEにも記録されています。 解釈 0x9F は差分SYSCLKパスを用いたハードコーディングRCWのアイソレーションテストです。成功裏の起動を保証するものではありません。 有効なシーケンス中、HRESET_BはPOR中にアサートされ、RCW/PLL完了後に解放される必要があります。ASLEEPはPBI実行後に遷移する必要があります。 短時間HRESET_Bハイの後に低くなることは、プロセッサがRCW/PLLステージを通過したものの、再びリセット/ストール状態に入ったことを示します。オシロスコープは、PORESET_BまたはRESET_REQ_Bが再アサートしているかどうかを表示する必要があります。 推奨されるアイソレータ検査 ボードを0x9Fに設定します。 CodeWarrior TAPを完全に切断してください。 クリーンな電源サイクルを実行してください。 これらの信号を同時に捉える: ポアセットB hreset_b RESET_REQ_B TRST_B 眠っている DIFF_SYSCLK 関連する電力供給レール 解釈: PORESET_Bが再び失敗しました。外部のスーパーバイザー/BMC/電源ロジックを調査してください。 PORESET_BがハイのままでHRESET_Bがローのままの場合:差動クロックの選択、PLL/RCWの設定、HRESET_Bのプルアップ/ドライブ、およびTRST_B/COPリセット配線について調査してください。 HRESET_Bが上昇し、ASLEEPが低下した後、両方とも再起動します。RESET_REQ_BのフィードバックとPBI/boot-sourceトランザクションを調査してください。 また、HRESET_BとPORESET_Bが同じソースから駆動されていないことを確認してください。HRESET_Bは独自のプルアップ抵抗を持ち、RESET_REQ_Bは起動時にPORESET_B/HRESET_Bから分離される必要がある。 CCSの活動 波形キャプチャ後、CCSを再接続し、DAPやSAP2ではなく LS1043A/LS1046Aチェーン位置を使い、次のように読み取ります。 0x01EE00B4 Reset Request Preboot Loader Status 0x01EE00C8 Reset Request Status     これらのレジスタは、この故障モードに対して特に推奨されます。 もしそれらの読み取りも Scan timeout に戻ると、デバイスが停止している間はCCSRバスに到達できません。波形とリセット回路図が主な証拠となります。CCSプロトコルのログ記録を DEBUG レベルで有効にし、完全な低レベルログを取得します。 結論として、 SD、eMMC、QSPIは同様の動作を示すため、共通の障害はストレージデバイスより前、あるいはストレージデバイスとは無関係な部分(リセットシーケンス、クロック/PLL選択、TRST_B/HRESET_B配線、またはRESET_REQ_Bフィードバックなど)で発生している可能性が高い。   よろしくお願いします。 Re: LS1046A custom board: PBL SD_CLK drops 195 kHz to 24 kHz, then idle; HRESET_B stuck LOW こんにちは、 先日、SDカードを使って基板の1つを正常に起動することに成功しました。以下の変更が効果的であることがわかりました。 PORESET_Bのランプ時間:4ナノ秒。立ち上がり/立ち下がり時間が10ナノ秒未満のレベルトランスレータを使用して実現。 IFC_AVD: OVDDへの4.7kΩプルアップ抵抗。 JTAGリセット:コネクタからBMCへのJTAGリセットをコネクテッドし、TRST_BはBMCで制御されました。 さらに2枚の基板でも、同様の起動成功を再現することができました。 現在、eMMCブート構成についても同様の変更を検証しています。  よろしくお願いします。
View full article
验证 csf 头文件是否与特定的拟合图像相关联。 我已经实现了安全启动,并且大致了解了 Uboot 使用 esbc_validate 所做的操作。但是,我正在尝试创建一个升级实用程序,以验证使用 cst 2.x 生成的特定头文件是否与特定的 fit(内核、dtbs、rootfs)映像相关联。 将 csf 网络安全标头放置在正确的偏移量处,并将 fit 图像放置在正确的偏移量处,启动就完全没问题了。但是,我想在将它们放置到各自位置之前先核实一下。 我知道公钥嵌入在 CSF 文件中,所以我必须把它提取出来。我之后有点困惑。我认为我需要提取 RSA 签名,并使用提取出的公钥对其进行哈希运算,而这个哈希值似乎与拟合图像有关,但它并不是拟合图像的简单哈希值? 我已经设法从烧断的熔丝中取出了SRKH,这样我就可以进行比较了。 目前谷歌/Gemini公司提供的帮助不大。 有什么想法吗? QorIQ LS1设备 Re: Verify a csf header file is associated with a specific fit image. 签名不仅仅是 FIT 的哈希值。对于此安全启动流程,它会验证 CSF 标头的 安全散列算法\(SHA\)-256 摘要、该标头指定的映像字节、公钥材料以及(如果使用)SG 表。验证过程还会将密钥与熔丝后的SRKH进行比对。 因此,在安装这两个文件之前,您的实用程序必须解析候选标头,使用其大小和偏移字段从候选 FIT 中选择正确的字节,计算完整签名数据的摘要,并使用已验证的公钥验证提取的 RSA 签名。如果验证通过,则该标头与经过身份验证的 FIT 字节关联。仅使用 FIT 进行 安全散列算法(SHA)-256 比较是行不通的。
View full article
S32K142无法关闭调试接口 你好,我使用的芯片为S32K142,FSEC配置如下: /* Flash Configuration */ .section .FlashConfig, "a" .long 0xFFFFFFFF /* 8 bytes backdoor comparison key */ .long 0xFFFFFFFF /* */ .long 0xFFFFFFFF /* 4 bytes program flash protection bytes */ .long 0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = unsecured) */ 但是断电重启后仍可以Debug,查看0x0_040C地址数据为0xFFFF7FFE,请问为什么配置未生效? Re: S32K142无法关闭调试接口 嗨@minsky1 在 S32K1 设备上启用网络安全功能有两种方法: 直接在 startup_S32K1xx.s 文件中修改 Flash 配置字段。应用程序项目的文件。确保地址 0x40C (FSEC[高效密码学标准\(SEC\)]) 处的 FSEC 字段的最低两位设置为除 10b 以外的值,10b 是默认的不安全状态。 使用 Cyclone 等编程工具配置网络安全设置。这种方法常用于生产编程中,并且可以通过编程脚本轻松实现自动化。 另外,如果您正在使用 Lauterbach,请注意,除非发出特定命令,否则不允许修改 FSEC 字段。这是防止意外修改的保护措施。 过去曾就此话题进行过一些讨论。您可能会发现下面的帖子很有帮助,因为它们涵盖了类似的情况,并可能提供更多见解。 使用 cmm 脚本设置 S32K142 FSEC 在 s32k118 中,无法使用 T32 写入 FSEC 位设置 BR,VaneB
View full article
EB AutoCoreのアクティベーションが失敗しました こんにちは、みんな、 今日、NXPから提供された新しいAutoCoreライセンスのアクティベーションを試みました。ライセンスを有効化しようとすると、ライセンスが古いというエラーメッセージが表示されますが、ウェブサイトには2026年12月30日まで有効と記載されています。 アクティベーションログを添付します。 NodeLockedライセンス7FCB-75DF-0F6E-4E7Aを有効化しています。ライセンス数:1 ステータス: 4、リクエストを作成中 ステータス: 5、リクエストが作成されました ステータス: 6、コンテキストが作成されました ステータス:7、リモートサーバーにコネクテッド ステータス: 8、リクエスト送信済み Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) ステータス: 10、応答待ち Status: 9, Polling for response(ステータス9:応答を問い合わせ中) Status: 11, Done(ステータス11:完了) エラー:flxActAppActivationSend(50040,41147,10248) ライセンスはすでに期限切れで、作成できません。 FlexNetオペレーションサーバーへの接続に失敗しました。 Re: EB AutoCore activation fails こんにちは、私も同じ問題を抱えています... Re: EB AutoCore activation fails このライセンスはまだ機能していません。
View full article
在哪里可以下载 android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 嗨,恩智浦,在哪里可以下载 android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz ? Android i.MX6 四核 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 你好,我也需要它、 我也需要,请将下载 URL 发到我的邮箱好吗? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 我需要"android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz"& "android_kk4.4.3_2.0.1-ga_source.tar.gz"& "android_KK4.4.3_2.0.1_docs.tar"太。 您能通过电子邮件发送给我吗? 非常感谢 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 我已经自己下载了,谢谢。 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 你好@b36401、 我也需要,请通过电子邮件发送好吗? 顺祝商祺! Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 我需要"android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz" 您能发送到我的邮箱吗? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 我刚把文件通过电子邮件发送给你。 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 我需要“android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz” 可以发到我的邮箱吗? 谢谢
View full article
where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz hi NXP where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz ? Android i.MX6Quad Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz Hi, I need it too, would you please send download the URL to my mailbox? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz I need "android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz" & "android_kk4.4.3_2.0.1-ga_source.tar.gz" & "android_KK4.4.3_2.0.1_docs.tar" too. Would you send me by email? Thanks a lot~ Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz I have already downloaded it by myself, thank you. Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz Hi @b36401 , I also need it, can you send it via email please? Best regards Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz I need "android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz" Can U send to my email ? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz I just sent you the file via email. Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz I need "android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz" Can U send to my email ? Thank you
View full article
android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gzはどこでダウンロードできますか? NXPさん、android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gzはどこからダウンロードできますか? Android i.MX6Quad Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz こんにちは、私も必要なので、ダウンロードURLを私のメールボックスに送っていただけませんか? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 「android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz」が必要です。& "android_kk4.4.3_2.0.1-ga_source.tar.gz"& "android_KK4.4.3_2.0.1_docs.tar"あまりにも。 メールで送っていただけますか? 本当にありがとう~ Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 既に自分でダウンロードしました。ありがとうございます。 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz こんにちは、 @b36401 さん。 私も必要なので、メールで送っていただけますか? よろしくお願いいたします。 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 「 android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz 」が必要です。 私のメールアドレスに送ってもらえますか? Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 先ほどファイルをメールでお送りしました。 Re: where can I download android_KK4.4.3_2.0.0-ga_core_source.tar.gz 「android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz」が必要です。 メールに送ってCAN U? ありがとう
View full article
S32K142ではデバッグインターフェースを無効にできません こんにちは。私が使用しているチップはS32K142で、FSECの設定は以下のとおりです。 /* フラッシュ設定 */ 。セクション.FlashConfig、「a」 。長さ0xFFFFFFFF /* 8バイトのバックドア比較キー */ 。長さ0xFFFFFFFF /* */ 。長さ0xFFFFFFFF /* 4バイトのプログラムフラッシュ保護バイト */ 。長さ0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = 保護されていない) */ しかし、停電後や再起動後もデバッグは可能です。アドレス0x0_040Cのデータは0xFFFF7FFEです。なぜ設定が有効にならないのでしょうか? Re: S32K142无法关闭调试接口 こんにちは、 @minsky1さん S32K1デバイスでセキュリティ機能を有効にする方法は2つあります: startup_S32K1xx.s内のフラッシュ構成フィールドを直接変更します。あなたの応募プロジェクトファイルのファイルです。アドレス0x40CにあるFSECフィールド(FSEC[SEC])の最下位2ビットが、デフォルトの非保護状態である10b以外の値に設定されていることを確認してください。 Cycloneなどのプログラミングツールを使ってセキュリティ設定を設定しましょう。この方法は本番プログラミング時によく使われ、プログラミングスクリプトを通じて簡単に自動化できます。 また、Lauterbachを使用している場合は、特定のコマンドを発行しない限り、FSECフィールドを変更できないことに注意してください。これは、意図しない改変を防ぐための措置です。 このテーマについては過去にいくつか議論がありました。以下のThreadは似た状況を扱っており、追加の洞察を提供してくれるかもしれません。 S32K142 FSEC を cmm スクリプトを使用して設定します。 s32k118では、T32を使用してFSECビット設定を書き込むことができません。 BR、VaneB
View full article
Enable FLEXCAN for IMXRT1064 Hi,  I am working on MIMXRT1064CVJ5B, is FLEXCAN supports on these PINs  GPIO_AD_B1_12 : Chip Select GPIO_AD_B1_13 : MISO GPIO_AD_B1_14 : MOSI  GPIO_AD_B1_15 : CLK I have connected a NAND Flash on these Pin, Does any example code available ?  Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 Hi  You can find the available pins for the FlexCAN modules in Table 10-1 Muxing Options, of the i.MX RT1064 Processor Reference Manual. You can also find FlexCAN examples available for the i.MX RT1064 in the SDK. I would recommend reviewing the available examples and using the one that most closely matches your application's requirements as a reference for your implementation. Best Regards, Pablo
View full article
LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Boot Hello, We are bringing up a custom LS1046A board based on the LS1046ARDB design. Autonomous cold boot is failing, but CodeWarrior/QCVS intervention allows the processor to reach BL2, BL31 and the U-Boot console. We have observed the cold-boot failure with eMMC, SD card and QSPI NOR, so we would appreciate guidance on isolating the common reset/clock/PBL path. Platform and differences from LS1046ARDB Item Custom-board configuration Processor LS1046AE Rev. 1.0; U-Boot reports SVR 0x87070010 Power/reset control No CPLD. An STM32 BMC, PCA9539 I/O expander, level translators and discrete reset circuitry implement sequencing and SD/eMMC selection. DDR 4 GiB, single-rank, 64-bit non-ECC DDR4, initialized at 1600 MT/s. This differs from the 8 GiB ECC configuration used in our RDB comparison. DDR initialization succeeds after assisted boot; full memory-margin qualification is still pending. Clocks 100 MHz primary reference; the working assisted configuration uses the single-ended SYSCLK selection. DDR uses the differential reference path. U-Boot reports CPU 1800 MHz, platform 600 MHz and FMan 700 MHz. eMMC Macronix MX52LM08A11XVI, different from the RDB device. U-Boot identifies manufacturer 0xc2, name M08A11, MMC 5.1 and approximately 7.3 GiB user capacity. SD/eMMC interface BMC-controlled selection and EVDD: 1.8 V for eMMC and 3.3 V for SD. QSPI NOR S25FS512S, 64 MiB per device. NOR detection has succeeded on this board. Other peripherals Custom Ethernet/PHY routing and SerDes configuration; no PCIe devices are used. Software A1-specific board/device-tree changes, TF-A v2.12.0 based on lf-6.12.49-2.2.0, U-Boot 2025.04. U-Boot watchdog is disabled for bring-up. The reset network has also been reworked during this investigation: a competing processor-POR driver branch was isolated, the direct BMC-to-TRST drive was disconnected, and a hardware POR/TRST coupling path was fitted. HRESET sensing by the BMC remains connected. Latest native cold-boot observation We found and corrected an unintended earlier SoC reset in the BMC sequence. In the subsequent scope capture, taken from a fully powered-off start without any CodeWarrior or QCVS action: - PORESET_B rises when the BMC releases processor reset. - eMMC CLK and CMD activity starts after that edge. - No normal BL2/U-Boot console output follows. Some earlier attempts produced only a junk UART character. - The trace labelled HRESET_B stays HIGH, approximately 1.8 V; we do not observe a LOW assertion before or during the captured eMMC activity. The BMC HRESET input also repeatedly reads HIGH. CodeWarrior/QCVS behavior During the cold-boot stall, CodeWarrior Inspect can report that 'CortexA72#0' is not found on the JTAG chain and suggest checking the RCW or enabling RCW override. However, clicking Debug with RCW apply enabled, or applying the RCW through QCVS, allows boot to progress. Sometimes Debug reports “core not in debug mode” while the UART reaches U-Boot. In other attempts the target is halted and `continue` allows boot to finish. We reduced the initialization script to: from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13: 0x00004504}) target.rcw.apply() The physical straps were set for SD/eMMC source '0x40'. The supplied word 13 is identical to the value already stored in eMMC. This reduced script also enabled assisted boot. Separate tests using 'set_source(0x9E)' with the same word succeeded as well. There are no explicit DDR initialization, BRR, PC, SCTLR or resume operations in this reduced script. We recognize that 'rcw.apply()' and the debugger launch framework can still perform internal reset/run-control operations; this is not a passive attach. After assistance, all 16 RCWSR words matched the intended media RCW. BL2 was present in OCRAM and the instrumented boot chain completed DDR initialization, eMMC/FIP loading, BL31 and U-Boot. Post-intervention 'RSTRQPBLSR' reads were zero, but we do not regard those as a capture of the original cold-failure state. Tests already performed Test Observation Native boot from eMMC No autonomous console boot; debugger-assisted recovery reaches U-Boot. Native boot from SD Similar cold-boot failure despite BMC detecting/selecting SD; assisted boot was possible. Native boot from QSPI NOR Latest testing also shows the cold-boot failure. We have not established that all three media stop at the same internal stage. Standalone hard-coded source straps 0x9E and 0x9F Later tests did not obtain the expected standalone reset progression. We understand that a hard-coded RCW alone is not a complete U-Boot image. Stock RDB initialization with safe RCW enabled Allowed recovery, but also modifies DDR, CPU state and peripherals, so this was not an isolated test. Minimal apply-only script above Recovery possible even with word 13 equal to the stored value, using source requests 0x9E and 0x40. QCVS RCW test/readback Test passed and readback matched the intended configuration after intervention. Native fetch remains unverified. Removed three inherited PCIe PBI accesses No improvement in native cold boot. Disabled SerDes2, then both SerDes blocks No improvement. Assisted U-Boot logs confirmed the modified RCW words. DDR diagnostic SPD read and 4 GiB initialization at 1600 MT/s succeeded after assistance; not a full margin test. Added BL2/BL31/U-Boot milestone logging Assisted boot completes all stages. Native failure gives no first BL2 milestone; these logs cannot trace the hardware PBL itself. eMMC RCW and image placement The eMMC baseline with both SerDes enabled is: 0c100012 0e000000 00000000 00000000 13335a06 40400012 60040000 c1000000 00000000 00000000 00000000 0001c83e 00004504 24001002 00000096 00000001 For the both-SerDes-disabled experiment, only these words changed: RCW05 = 00000000 RCW06 = 00f00012 In the eMMC user area, with 512-byte sectors: Component Start LBA Byte offset RCW + PBI + BL2 container (bl2_emmc.pbl) 0x8 0x1000 FIP containing BL31 and U-Boot 0x800 0x100000 FMan microcode 0x4800 0x900000 The written PBL/BL2 and FIP regions were read back and their SHA-256 values matched the files transferred for those tests. The PBI stream was decoded and its CRC checked. It sets the OCRAM boot location, performs inherited NXP interconnect/USB preparation and PBL synchronization operations, and copies BL2 into OCRAM. Removing the PCIe-register accesses did not resolve the stall. DDR initialization is performed later by BL2. We also read eMMC `EXT_CSD[162] = 0x00` and `EXT_CSD[179] = 0x00`; we have not made irreversible changes to those settings. Guidance requested 1. HRESET timing: At exactly which point should LS1046A assert HRESET_B LOW relative to PORESET_B, valid reference clocks and initial eMMC transactions? If processor-side probing confirms no LOW assertion, which reset, clock, power-domain, strap or test-mode conditions should we check first? 2. Capture before intervention: Is there a supported CodeWarrior/CCS System Access Port procedure to read the stalled PBL/DCFG/eSDHC state before the A72 core is discoverable, without reset or RCW override? Please provide the required access context, commands and most useful status/error registers. 3. RCW apply semantics: What precisely does `rcw.apply()` do with source `0x40` or `0x9E` and only one supplied word? Which reset/debug controls are exercised, and how are unspecified RCW words obtained? We want to identify the action that permits recovery when the supplied word does not change the resulting RCW. 4. RCW/PBI review: Do the eMMC RCW and placement above reveal any issue? Are there additional mandatory PBI operations or relevant silicon errata for this custom configuration? 5. Next decisive measurement: Given the symptom across eMMC, SD and QSPI, what measurement or non-invasive register capture would best separate a reset/clock/strap problem from boot-medium initialization, RCW acquisition or later PBI execution? Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H  HRESET_B is not being asserted in the waveform, which is not expected. Please refer to Section 5.1 (Bring-up Process Using SD Card) in AN12081. Although the document describes the SPL/U-Boot flow, the current BL2/BL31 flow follows a very similar hardware boot sequence. Please compare your waveform with Figure 3. Based on the current observations, suspect a hardware issue related to reset related part. It may also be helpful to compare your reset design against the FRWY-LS1046A, which does not use a CPLD. In addition, please verify the ASLEEP signal, as it is an important signal during the boot process. Thanks. Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo sequence capture during testing   Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo Hello, Thank you for pointing us to LS1046A Reference Manual section 4.4.1. We are checking steps 1–4 as well as steps 5–15, and comparing our measurements with AN12081 section 5.1 / Figures 3–4. Below is an update from our 29 September tests, with a 30 September follow-up on the QCVS-generated SD candidate. We will attach oscilloscope captures of PORESET_B, HRESET_B, SD CMD and RESET_REQ_B for review.   Updated HRESET observation On a second A1 custom board, initially tested without the earlier board's reset reworks, we can observe HRESET_B going LOW before PORESET_B is released. This differs from the earlier capture where HRESET_B appeared continuously HIGH. We are not treating that earlier waveform as representative of this board. For the current differential-clock SD test: During standalone cold startup, HRESET_B is LOW before PORESET_B rises and remains LOW afterward. No BL2 console output appears. After CodeWarrior Debug/RCW apply, HRESET_B goes HIGH. The debugger initially stops at PC=0. Clicking Continue then allows BL2 → BL31 → U-Boot to run. Please help us interpret the attached captures, including SD CMD and RESET_REQ_B activity, against the expected sequence. In below picture - we did not insert SD card - so we were able to see reset request going low. (Note in some pictures emmc cmd is mentioned by mistake instead of sd cmd) Captured with SD inserted - switch strapped to emmc/sd card mode. Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card inserted Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmd Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset) Captured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stall New SD RCW test We kept external SD/MMC boot selected (cfg_rcw_src=0x40) and generated a new SD image with both SerDes blocks disabled. We selected the 100 MHz differential primary reference and adopted the active clock ratios from the hard-coded 0x9F example, while retaining the A1 pinmux and SD boot/PBI configuration. This is not hard-coded boot: the full RCW and PBI must still be fetched from SD. We are not bypassing media acquisition or PLL locking. Setting Value Primary reference DIFF_SYSCLK/B, nominal 100 MHz; cfg_eng_use0=0 A1 switch positions SW5 pole2 ON(differential clock selection ); SW8 poles1–8 0010 0000 (1=ON)(boot source switch strap) SYS_PLL_RAT 4 → platform 400 MHz CGA_PLL1_RAT 13 → CPU 1300 MHz CGA_PLL2_RAT 10 → PLL2 1000 MHz; FMan 500 MHz MEM_PLL_RAT 16 → DDR 1600 MT/s DDR_REFCLK_SEL / DDR_FDBK_MULT 1 / 2; differential DDR reference SRDS_PRTCL_S1 / SRDS_PRTCL_S2 0 / 0 SRDS_PLL_PD_S1 / SRDS_PLL_PD_S2 3 / 3; both PLLs down in each SerDes block PBI_SRC / BOOT_HO 6 / 0 EVDD_VSEL 2, SD 3.3 V configuration DIMM 4 GiB, single-rank, 64-bit non-ECC DDR4; training seed not margin-qualified   The full RCW used in this tested image, also confirmed after debugger intervention, is: RCW01–04: 0810000d 0a000000 00000000 00000000 RCW05–08: 00000000 00f00012 60040000 c1000000 RCW09–12: 00000000 00000000 00000000 0001c83e RCW13–16: 00004504 24001102 00000096 00000001 Result: the native cold-boot stall remained. After debugger assistance, U-Boot reported CPU 1300 MHz, platform 400 MHz, DDR 1600 MT/s and FMan 500 MHz, matching the intended ratios. SD initialization and FIP loading succeeded.  Exact debugger intervention and resulting state The initialization callback only calls the following RCW API operations: from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13: 0x00004504}) target.rcw.apply() Word 13 is identical to the value already stored on SD. The script has no explicit DDR initialization, BRR/PC writes or Continue command. We recognize that apply() and debugger startup can internally change reset/debug state. After Debug, before Continue, we read: PC = 00000000 PORSR1 @ 01ee0000 = 205b7fff RSTRQPBLSR @ 01ee00b4 = 00000000 RSTRQMR1 @ 01ee00c0 = 00004000 RSTRQSR1 @ 01ee00c8 = 00000000 BRR @ 01ee00e4 = 00000000 SCFG_SCRATCHRW0/1 = 00000000 / 10000000 DDR SDRAM_CFG = 07000000 (MEM_EN clear) All 16 RCWSR words matched the tested SD image. The first 64 bytes at OCRAM 0x10000000 matched its BL2 entry code. Thus the lack of UART output at PC=0 did not mean that hardware PBL had not progressed. Continue alone was enough to run BL2/BL31/U-Boot; no manual BRR write was used in this run. These are post-intervention readings, not preserved native-stall status. We are not using their zero error values to conclude that the original cold attempt had no PBL/clock/reset error. Image placement and exact PBI setup Both our SD and eMMC packages use 512-byte sectors: RCW/PBI/BL2 .pbl: LBA 0x8, byte offset 0x1000. fip_uboot.bin containing BL31 and U-Boot: LBA 0x800, byte offset 0x100000. For eMMC these are offsets in the user area, not boot0/boot1. The SD whole-disk image has been checked byte-for-byte at these offsets; the earlier eMMC writes also passed readback SHA-256 verification. The exact setup stream in the tested SD PBL is below. Each row is the serialized PBI command word followed by its data word, in stream order; these are not debugger memory-write commands: 09570600 00000000 09570604 10000000 09570178 0000e010 09180000 00000008 09570418 0000009e 0957041c 0000009e 09570420 0000009e 09570158 00001000 09610000 00000000 096100c0 000fffff 09570604 10000000 09570158 00001000 096100c0 000fffff This includes the scratch boot pointer, inherited interconnect/USB setup, flush and synchronization operations. Repeated operations are preserved. There are no PCIe setup writes. The stream then contains 844 ACS64 transfers to OCRAM: the 53,953-byte BL2 plus 63 zero-padding bytes. The tested PBL ends with 08610040 6d8bdebf (END/CRC), and its total size is 57,576 bytes. We also independently generated a PBL using QCVS today. Parsing and CRC verification found its PBI operations and BL2 payload identical to the tested image. We deliberately changed RCW12 from 0001c83e to 0001a8fe (ASLEEP=0, RTC=1, IRQ_BASE=63); only that word and the CRC differ. Its SHA-256 is: 2d3389fce4ead088957caf6251022b5526be8565e812a8aab8fce21bd8923277 30 September update: we tested the newer QCVS-generated SD candidate and again encountered a native cold-boot stall. Replacing the PBL with the actual QCVS export therefore did not resolve the symptom. Its PBI and BL2 payload remain identical to the previous image, so this does not exclude a shared configuration issue or prove that the cause is hardware. The detailed HRESET/register readings and confirmed assisted-success sequence above refer to the earlier RCW12=0001c83e run. The debugger-recovery result and detailed waveforms for this latest RCW12=0001a8fe run have not yet been added to this update. Guidance requested With HRESET_B asserted before POR release but remaining LOW afterward, which measurements best separate an RCW-fetch/validation failure from PLL locking or the platform-clock switchover in steps 11–14? We will also continue checking the early power/clock/strap conditions in steps 1–4. Since step 15 releases the SoC's HRESET drive and step 17 executes PBI, is it reasonable to prioritize the earlier stages, provided we exclude an external HRESET driver or a brief release/reassertion? Please also review the RCW and PBI above for any missing or incorrect configuration. Can CCS/SAP access native reset/PBL status or documented PLL-lock status while HRESET remains LOW, without RCW apply or another reset? Please provide the exact access context, commands and register/bit definitions. Ordinary Inspect has previously failed to find CortexA72#0 in this state. What precisely does set_source(0x40) plus a matching word-13 override and apply() do to reset, TRST and debug controls? We would like to isolate the action that allows boot without changing the final RCW contents. We can provide the generated PBL, complete UART/debugger logs and additional scope captures. Bring-up is blocked on autonomous cold boot, so guidance on the next discriminating test would be greatly appreciated. Also I was told as  a self-test , if we strap 0x9e or 0x9f without SD card or blank emmc - we will be able to see HRESET_B going low to high when POREST_B is released from 0 to 1. We tried capturing this in RDB board and was able to observe this . So on our custom board if we do the same - same behaviour is to be observed? Thank you. Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H  Please refer to LS1046A Reference Manual, 4.4.1 Power-on reset sequence There may be an issue between steps 5 and 15. Since the starting point of HRESET_B cannot be clearly identified, steps 1 to 4 should also be checked. Thanks Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo ASLEEP is always high as LED connected is always ON. We took a second board without any hardware rework and tried to boot from SD card with same RCW except change in voltage selection and is observing HRESET_B is being low before PORESET_B is released from low to high.  The spike in HRESET_B - we are expecting is due to 1.8v pull up after PMIC PG and SoC starts driving the HRESET_B low. Currenltly we are probing to see emmc/SD CMD, DATA and CLK to see if there is any transaction is occuring. May I know what conditions to be obeyed for SoC to release HRESET_B.   Out of Curiosity we put the same SD card in the a ls1046a_rdb board and tried powering ON which reached upto uboot console.  Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo Hi @Hiran_E_H  1.It is difficult to clearly distinguish between an RCW loading issue and a PLL lock issue based on the current information. However, if CCS can successfully access the device and the PLL-related waveforms appear normal, the likelihood of a PLL issue may be lower. I would recommend comparing the SD command waveforms between a standalone cold boot and a CCS-assisted boot. In particular, compare the waveform duration and sequence to determine whether there are any abnormalities during RCW loading. You may also refer to the Reference Manual, Table 4-8 "RCW State Timing", to check whether the SD card clock reflects the expected frequency transitions during the boot process. Please note that these transitions depend on both successful RCW loading and proper PLL lock. 2.Yes, I agree with your approach. Based on the information available, it is reasonable to focus on steps 1 through 15 first, especially the early power, clock, reset, and boot-source related stages. 3.You may try the CCS commands below to verify whether the LS1046A can be accessed while the device remains in this state. For example, you can attempt to read the RCWSR registers: (bin) 1 % delete all (bin) 2 % config cc cwtap (bin) 3 % show cc (bin) 4 % ccs::config_chain {ls1043a dap sap2} (bin) 5 % display ::ccs::get_config_chain (bin) 6 % ccs::display_mem 32 0x01ee0000 4 0 100 Show more lines 4.You may also refer to the Reference Manual, Table 4-8 "RCW State Timing", and observe whether the SD card clock reflects the expected frequency changes during RCW processing. I would recommend verifying the associated waveforms during the boot sequence. In practice, I typically use the HARD-CODED mode during initial debugging. As an additional check, you could configure the board to use a hard-coded RCW and verify whether the observed waveforms follow the sequence described in Figure 4-1 "Power-on Reset Sequence". If the waveforms match the expected behavior, the reset-related hardware design is generally likely to be functioning correctly. I will be OoO for more than one week, so there will be no updates from my side during this period. If this issue is urgent, please create a new thread so that another team member can assist you. Thank you. Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo Hi, I tried to read from ccs cconsole but during cold boot stall i am getting below response (bin) 7 % ccs::display_mem 2 0x01ee0000 4 0 1 Scan timeout We tried capturing with respect to ASLEEP signal and founf below observation: SD CLK drops from ~200kHz to ~20kHz (suspecting fallback) SD DATA0 always high during 200kHz and some transaction just before clock drop to 20kHz. Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo Hi, Last day, we were able to successfully boot one of our boards using an SD card. We found that the following changes helped: PORESET_B ramp time: 4 ns, achieved using a level translator with rise/fall times below 10 ns. IFC_AVD: 4.7 kΩ pull-up to OVDD. JTAG reset: Connected the JTAG reset from connector to BMC, with TRST_B controlled by the BMC. We were able to reproduce the same successful boot on two more boards as well. We are now verifying the same changes with the eMMC boot configuration.  Thank you.
View full article
LS1046Aカスタムボード:eMMC、SDカード、QSPIからのコールドブートが失敗。CodeWarrior RCW適用によりU-Bootが有効化される。 こんにちは、 LS1046ARDBデザインに基づくカスタムLS1046Aボードを導入します。自律コールドブートは失敗していますが、CodeWarriorやQCVSの介入によりプロセッサはBL2、BL31、U-Bootコンソールに到達できます。eMMC、SDカード、QSPI NORでコールドブートの失敗を観察しているので、共通のリセット/クロック/PBL経路の分離方法についてのアドバイスをいただけるとありがたいです。 プラットフォームとLS1046ARDBとの違い 項目 カスタムボード構成 プロセッサ LS1046AE Rev. 1.0; U-BootはSVRを報告します 0x87070010 電源/リセット制御 CPLDなし。STM32 BMC、PCA9539 I/Oエキスパンダ、レベルトランスレータ、およびディスクリートリセット回路が、シーケンス処理とSD/eMMCの選択を実装します。 DDR 4 GiB、シングルランク、64ビット非ECC DDR4、初期化済み 1600 MT/秒。これは、RDB比較で使用した8GiB ECC構成とは異なります。アシストブート後、DDRの初期化は成功しました。ただし、完全なメモリマージン認定はまだ保留中です。 クロック 100MHzのプライマリ基準。動作支援構成では、シングルエンドSYSCLK選択を使用します。DDRは差動参照パスを使用する。U-BootはCPUが1800 MHz、プラットフォームが600 MHz、FManが700 MHzと報告しています。 EMMC マクロニックス MX52LM08A11XVIは、RDBデバイスとは異なります。U-Bootは製造元、名称 0xc2 M08A11、MMC 5.1、約7.3 GiBのユーザー容量 識別します。 SD/eMMCインターフェース BMC制御による選択とEVDD:eMMCの場合は1.8V、SDの場合は3.3V。 QSPI NOR S25FS512S、デバイスあたり64MiB。この基板ではNOR検出に成功しました。 他のプリフェラル カスタムイーサネット/PHYルーティングおよびSerDes構成;PCIeデバイスは使用されません。 ソフトウェア A1固有のボード/デバイスツリーの変更、TF-A v2.12.0に基づく lf-6.12.49-2.2.0、U-Boot 2025.04。U-Bootのウォッチドッグは起動時には無効になっています。 リセットネットワークもこの調査中に再構築され、競合するプロセッサ-PORドライバブランチが分離され、BMCからTRSTへの直接ドライブが切断され、ハードウェアPOR/TRST結合パスが取り付けられました。BMCによるHRETセンサーは接続されたままです。 最新のネイティブコールドブーツ観察結果 BMCシーケンスにおいて、意図せず早期にSoCリセットが発生していたことを発見し、修正しました。続いて、CodeWarriorやQCVSの操作を一切行わずに完全に電源をオフにした状態から取得したスコープキャプチャは以下のとおりです。 - BMCがプロセッサリセットを解除するとPORESET_Bが上昇します。 - eMMCのCLKおよびCMDアクティビティは、そのエッジの後に開始されます。 - 通常のBL2/U-Bootコンソール出力は表示されません。以前の試みでは、無効なUART文字しか得られなかった。 - HRESET_Bとラベル付けされたトレースはHIGH(約1.8 V)のままです。キャプチャされたeMMC活動の前後にLOWの主張は観測されません。BMC HRESET入力も繰り返しHIGHを読み取る。 CodeWarrior/QCVSの動作 コールドブートストール中、CodeWarrior InspectはJTAGチェーンに「CortexA72#0」が見つからないことを報告し、RCWの確認やRCWオーバーライドの有効化を推奨します。 しかし、RCW適用を有効にしてデバッグをクリックするか、QCVS経由でRCWを適用すると、ブートが進行します。UARTがU-Bootに到達しているにもかかわらず、Debugが「コアがデバッグモードではありません」と報告することがあります。他の試行では、ターゲットが停止し、「continue」によってブートが完了する。 初期化スクリプトを以下のように簡略化しました。 from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13:0x00004504}) target.rcw.apply() 物理ストラップはSD/eMMCソース「0x40」に設定されました。入力されたワード13は、eMMCに既に保存されている値と同一です。この簡略化されたスクリプトにより、アシストブートも可能になった。同じ単語を使用して「set_source(0x9E)」を個別にテストしたところ、こちらも成功しました。 この簡略化されたスクリプトには、DDR初期化、BRR、PC、SCTLR、または再開操作は明示的に含まれていません。「rcw.apply()」とデバッガ起動フレームワークは内部リセットや実行制御操作を依然として実行できることを認識しています。これは受動的なアタッチではありません。 支援を受けて、16語すべてのRCWSR語が意図されたメディアRCWと一致しました。BL2はOCRAM内に存在し、計測されたブートチェーンはDDR初期化、eMMC/FIPロード、BL31およびU-Bootを完了した。介入後の「RSTRQPBLSR」の読み取り数はゼロでしたが、これらは元の低温障害状態を捉えたものとは考えていません。 既に実施されたテスト テスト観察 eMMCからのネイティブブート 自律的なコンソール起動は行われず、デバッガ支援によるリカバリによってU-Bootに到達する。 SDカードからのネイティブブート BMCがSDを検出/選択したにもかかわらず、同様のコールドブート失敗が発生した。アシストブートは可能だった。 QSPI NORからのネイティブブート 最新のテストでは、コールドブートの不具合も確認された。三つのメディアが同じ内部段階で止まることはまだ確立されていません。 スタンドアロンのハードコードされたソースストラップ 0x9E そして 0x9F その後のテストでは、期待されていたスタンドアロンリセットの進行状況は得られなかった。ハードコードされたRCWだけでは完全なU-Bootイメージにはならないことは理解しています。 安全なRCWを有効にした標準RDB初期化 回復は可能でしたが、DDRやCPUの状態、ペリフェラルも変更するため、これは単発のテストではありませんでした。 上記の最小限の適用専用スクリプト ソースリクエストを使用すれば、ワード13が保存値と等しい場合でも復旧可能です。 0x9E そして 0x40。 QCVS RCWテスト/リードバック テストは合格し、介入後の読み出し結果は意図した構成と一致した。ネイティブフェッチは未検証です。 3つのPCIe PBIアクセスを削除しました ネイティブコールドブートに改善は見られなかった。 SerDes2を無効にした後、両方のSerDesブロックを無効にします。 改善は見られない。アシストされたU-Bootログにより、変更されたRCWワードが確認された。 DDR診断 SPDの読み取りと4GiBの初期化は、支援を受けた後、1600MT/sで成功しました。ただし、完全なマージンテストではありません。 BL2/BL31/U-Bootのマイルストーンログ機能を追加しました。 補助付きブートはすべての段階を完了します。ネイティブ障害は最初のBL2マイルストーンを示さず、これらのログはハードウェアPBL自体を追跡できません。 eMMC RCWとイメージ配置 SerDesを両方有効にしたeMMCのベースラインは以下のとおりです。 0c100012 0e000000 00000000 00000000 13335a06 40400012 60040000 c1000000 00000000 00000000 00000000 0001c83e 00004504 24001002 00000096 00000001 SerDesを両方とも無効にした実験では、以下の単語のみが変更されました。 RCW05 = 00000000 RCW06 = 00f00012 eMMCユーザーエリアでは、512バイトセクタを使った: コンポーネント開始LBAバイトオフセット RCW + PBI + BL2コンテナ (bl2_emmc.pbl) 0x8 0x1000 BL31とU-Bootを含むFIP 0x800 0x100000 FManマイクロコード 0x4800 0x900000 書き込まれたPBL/BL2領域とFIP領域を読み戻したところ、それらのSHA-256値は、これらのテストのために転送されたファイルと一致した。PBIストリームはデコードされ、CRCチェックが行われた。OCRAMのブート場所を設定し、継承されたNXPインターコネクト/USB準備およびPBL同期操作を実行し、BL2をOCRAMにコピーします。PCIeレジスタアクセスを削除してもストールは解決しませんでした。DDRの初期化は、後ほどBL2によって実行されます。 また、eMMCの`EXT_CSD[162] = 0x00`および`EXT_CSD[179] = 0x00`を読み取りましたが、これらの設定に不可逆的な変更は加えていません。 指導を要請 1. HRESETのタイミング:LS1046Aは、PORESET_B、有効なリファレンスクロック、および初期eMMCトランザクションに対して、正確にどの時点でHRESET_BをLOWにすべきでしょうか?プロセッサ側のプローブでLOWアサートが確認できない場合、リセット、クロック、パワードメイン、ストラップ、テストモードのどれを最初に確認すべきでしょうか? 2. 介入前のキャプチャ:A72コアが発見される前に、停止したPBL/DCFG/eSDHCの状態をリセットやRCWオーバーライドなしで読み取るための、サポートされているCodeWarrior/CCSシステムアクセスポート手順はありますか?必要なアクセスコンテキスト、コマンド、そして最も有用なステータス/エラーレジスタを提供してください。 3. RCWの適用セマンティクス:`rcw.apply()`は具体的に何を行うのかソース `0x40` または `0x9E` を使用し、指定されたワードが 1 つだけの場合、どうしますか?どのリセット/デバッグ制御が実行され、未指定のRCWワードはどのように取得されるのか?入力された単語によって結果として得られるRCWが変更されない場合に、回復を可能にするアクションを特定したいと考えています。 4. RCW/PBI のレビュー: 上記の eMMC RCW と配置に何か問題はありますか?このカスタム構成に関して、追加の必須PBI操作や関連するシリコンエラータはありますか? 5. 次の決定的な測定: eMMC、SD、QSPI 全体にわたる症状を考慮すると、リセット/クロック/ストラップの問題をブートメディアの初期化、RCW の取得、または後続の PBI の実行から最も適切に分離できる測定または非侵襲的なレジスタキャプチャは何ですか? Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H 波形にHRESET_Bがアサートされていないが、これは想定外である。 AN12081のセクション5.1(SDカードを使用した起動プロセス)を参照してください。この文書ではSPL/U-Bootの起動フローについて説明していますが、現在のBL2/BL31の起動フローも非常によく似たハードウェア起動シーケンスに従っています。波形を図3と比較してください。 現在の観察結果に基づくと、リセット関連部品のハードウェアに問題がある可能性が高い。また、リセット設計をCPLDを使わないFRWY-LS1046Aと比較するのも有益かもしれません。 さらに、ASLEEP信号は起動プロセスにおいて重要な信号ですので、必ず確認してください。 ありがとうございます。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo テスト中のシーケンスキャプチャ   Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo ASLEEPは常に高く、コネクテッドLEDは常に点灯しています。 ハードウェアの再作業なしで2枚目のボードを使い、同じRCWでSDカードから起動しようとしましたが、電圧選択が変わったところ、HRESET_Bが低くなっているのが観察され、PORESET_Bを低から高に解放しました。 HRESET_B の急上昇は、PMIC PG と SoC が HRESET_B をローに駆動し始めた後の 1.8V プルアップによるものと予想されます。 現在、eMMC/SDのCMD、DATA、CLKを調べて、何らかのトランザクションが発生しているかどうかを確認しています。SoCがHRESET_Bをリリースするために満たすべき条件を教えていただけますか? 好奇心から、同じSDカードをls1046a_rdbボードに挿入して電源を入れてみたところ、ubootコンソールまで到達しました。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H 参照マニュアル LS1046A 4.4.1 電源オンリセットシーケンス ステップ5とステップ15の間に問題がある可能性があります。 HRESET_Bの出発点が明確に特定できないため、ステップ1から4までも確認する必要があります。 よろしくお願いします。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo こんにちは、 LS1046A リファレンス・マニュアルのセクション4.4.1を教えていただきありがとうございます。ステップ1~4とステップ5~15を確認し、測定値をAN12081のセクション5.1/図3~4と比較しています。 以下は、9月29日に実施したテストの最新情報と、QCVSで生成されたSD候補に関する9月30日のフォローアップです。確認のため、PORESET_B、HRESET_B、SD CMD、およびRESET_REQ_Bのオシロスコープ波形を添付いたします。   HRESET観測結果の更新 2台目のA1カスタム基板では、初期の基板のリセットなしにテストされ、PORESET_Bがリリースされる前にHRESET_Bが低くなるのが観察できます。これは、HRESET_Bが継続的にHIGHであった以前のキャプチャとは異なります。私たちは、その以前の波形をこの基板の代表的な波形として扱っていません。 現在の差動クロックSDテストの場合: スタンドアロンのコールドスタートアップ中、HRESET_BはPORESET_Bが上昇する前にLOWになり、その後もLOWのままです。BL2のコンソール出力は表示されません。 CodeWarriorのDebug/RCW適用後、HRESET_BがHIGHになります。 デバッガーは最初にPC=0で停止します。「続行」をクリックすると、BL2 → BL31 → U-Boot が実行されます。 添付のキャプチャデータ(SD CMDおよびRESET_REQ_Bアクティビティを含む)を、想定されるシーケンスと照らし合わせて解釈するお手伝いをお願いします。 下の写真ではSDカードを挿入しておらず、リセットリクエストが低くなっているのが確認できました。 (注:一部の画像では、誤ってsdコマンドではなくemmcコマンドと記載されています。) SDカード挿入でキャプチャ - スイッチはemmc/sdカードモードにストラップされています。 Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedSDカードを挿入した状態で、poreset_b、hreset_b、reset_request、vcc1v8を使用してキャプチャしました。 Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdporeset_b、hreset_b、reset_request、sd_cmdを使用してキャプチャしました Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)poreset_b、hreset_b、sd_cmd、trst_b(JTAGリセット)を使用してキャプチャしました Captured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallコールドスタートで停止した後、デバッグモードに入った後にキャプチャされた 新しいSD RCWテスト 外部SD/MMCブートを選択した状態(cfg_rcw_src=0x40)で、両方のSerDesブロックを無効にした新しいSDイメージを生成しました。100 MHz 差動プライマリ基準を選択し、ハードコードされたアクティブクロック比を採用しました。 0x9F 例えば、A1ピンマルチプレクサとSDブート/PBI構成を維持したまま。 これは ハードコードされたブートではない:完全なRCWとPBIはSDから取得する必要がある。メディア取得やPLLロックを回避するわけではありません。 設定値 一次資料 DIFF_SYSCLK/B、公称100MHz。 cfg_eng_use0=0 A1スイッチの位置 SW5 pole2 ON(差動クロック選択);SW8 poles1–8 0010 0000 (1=ON)(ブートソーススイッチストラップ) SYS_PLL_RAT 4→プラットフォーム 400 MHz CGA_PLL1_RAT 13 → CPU 1300 MHz CGA_PLL2_RAT 10 → PLL2 1000 MHz、FMan 500 MHz MEM_PLL_RAT 16 → DDR 1600 MT/s DDR_REFCLK_SEL / DDR_FDBK_MULT 1/2; 差動DDRリファレンス SRDS_PRTCL_S1 / SRDS_PRTCL_S2 0 / 0 SRDS_PLL_PD_S1 / SRDS_PLL_PD_S2 3/3; 各SerDesブロックで両方のPLLがダウン PBI_SRC / ブートホー 6 / 0 EVDD_VSEL 2. SD 3.3V構成 DIMM 4 GiB、単一ランク、64ビット非ECC DDR4;トレーニングシードはマージン適格ではありません   このテスト済みイメージで使用されている完全なRCWは、デバッガーによる介入後にも確認されており、以下のとおりです。 RCW01–04: 0810000d 0a000000 00000000 00000000 RCW05–08: 00000000 00f00012 60040000 c1000000 RCW09–12: 00000000 00000000 00000000 0001c83e RCW13–16: 00004504 24001102 00000096 00000001 結果: 地元の防寒ブーツ販売店はそのまま残っていた。デバッガ支援の後、U-BootはCPUが1300 MHz、プラットフォームが400 MHz、DDR 1600 MT/s、FManが500 MHzと報告し、意図された比率と一致しました。SDの初期化とFIPのロードに成功しました。  デバッガーの正確な介入と結果として生じる状態 初期化コールバックは、以下のRCW API操作のみを呼び出します。 from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13: 0x00004504}) target.rcw.apply() ワード13は、SDカードに既に保存されている値と同一です。このスクリプトには、明示的なDDR初期化、BRR/PC書き込み、またはContinueコマンドは含まれていません。 apply() デバッガ起動が内部的にリセット/デバッグ状態を変えることは認識しています。 デバッグ後、続行前に、以下を読みます。 PC = 00000000 PORSR1 @ 01ee0000 = 205b7fff RSTRQPBLSR @ 01ee00b4 = 00000000 RSTRQMR1 @ 01ee00c0 = 00004000 RSTRQSR1 @ 01ee00c8 = 00000000 BRR @ 01ee00e4 = 00000000 SCFG_SCRATCHRW0/1 = 00000000 / 10000000 DDR SDRAM_CFG = 07000000 (MEM_EN clear) 16個のRCWSR単語すべてが、テスト対象のSD画像と一致した。OCRAMの最初の64バイト 0x10000000 BL2のエントリーコードと一致しました。したがって、PC=0 で UART 出力がないことは、ハードウェア PBL が進行していないことを意味するものではありません。BL2/BL31/U-Bootを実行するには、Continueのみで十分でした。この実行では、BRRへの手動書き込みは使用していません。 これらは 介入後の測定値であり、元の停滞状態は維持されていない。我々は、それらのゼロエラー値を用いて、最初のコールド試行にPBL/クロック/リセットエラーがなかったと結論付けるつもりはない。 画像配置と正確なPBI設定 当社のSDパッケージとeMMCパッケージの両方で512バイトセクタを使用しています: RCW/PBI/BL2 .pbl: LBA 0x8、バイトオフセット 0x1000。 fip_uboot.bin BL31とU-Bootを含む:LBA 0x800、バイトオフセット 0x100000。 eMMCの場合、これらはユーザーエリアのオフセットであり、boot0/boot1ではありません。SDカードの全ディスクイメージは、これらのオフセット位置でバイト単位でチェックされています。また、以前のeMMCへの書き込みも、読み出し時のSHA-256検証に合格しています。 テスト対象のSD PBLにおける正確なセットアップストリームは以下のとおりです。各行は シリアル化された PBI コマンド ワードとそのデータ ワードがストリーム順で続きます。これらはデバッガのメモリ書き込みコマンドではありません。 09570600 00000000 09570604 10000000 09570178 0000e010 09180000 00000008 09570418 0000009e 0957041c 0000009e 09570420 0000009e 09570158 00001000 09610000 00000000 096100c0 000fffff 09570604 10000000 09570158 00001000 096100c0 000fffff これには、スクラッチブートポインタ、継承された相互接続/USB設定、フラッシュおよび同期操作が含まれます。繰り返し行われる操作は保持されます。PCIeセットアップ書き込みはありません。その後、ストリームにはOCRAMへの844回のACS64転送が含まれます。これは、53,953バイトのBL2と63バイトのゼロパディングで構成されます。テストされたPBLは、 08610040 6d8bdebf (END/CRC)であり、合計サイズは57,576バイトです。 また、本日、QCVSを使用して独自にPBLを生成しました。解析とCRC検証の結果、そのPBI操作とBL2ペイロードはテスト対象のイメージと同一であることが判明した。私たちは意図的にRCW12を変更しました 0001c83e に 0001a8fe (睡眠=0、 RTC=1、 IRQ_BASE=63); そのワードとCRCだけが異なります。そのSHA-256ハッシュ値は以下のとおりです。 2d3389fce4ead088957caf6251022b5526be8565e812a8aab8fce21bd8923277 9月30日更新: 新たに生成されたQCVSのSD候補をテストしたところ、再びネイティブコールドブートの停止が発生しました。したがって、PBLを実際のQCVSエクスポートに置き換えても、症状は解消されませんでした。PBIおよびBL2のペイロードは前の画像と同一のままであるため、共有設定の問題を否定したり、原因がハードウェアにあることを否定するものではありません。 上記の詳細なHRESET/レジスタ読み取り値と確認済みのアシスト成功シーケンスは、以前のRCW12=0001c83eを参照しています。 走る。最新のRCW12=0001a8feのデバッガリカバリ結果と詳細な波形 このアップデートには、まだ実行機能が追加されていません。 指導を要請 PORリリース前にHRESET_Bアサートされ、その後はLOWのままの場合、RCWフェッチ/検証の失敗とPLLロック、またはステップ11〜14でのプラットフォームクロック切り替えを区別する最良の測定値は何でしょうか?ステップ1~4では、電源、時計、ストラップの初期状態についても引き続き確認していきます。 ステップ15はSoCのHREETドライブを解放し、ステップ17はPBIを実行するため、外部HREETドライバーや短いリリース・再アサーションを除外した場合、初期段階を優先するのは合理的でしょうか?上記のRCWおよびPBIも、未構成や誤った設定がないか確認してください。 CCS/SAPは、RHETが低のままの状態で、RCW適用や再度リセットせずにネイティブリセット/PBLステータスや文書化されたPLL-ロック状態にアクセスできるのでしょうか?アクセスの正確なコンテキスト、コマンド、レジスタ/ビットの定義を教えてください。Ordinary Inspectはこれまで、この状態のCortexA72#0を検出できませんでした。 具体的に何が set_source(0x40) さらに、対応する単語13のオーバーライドと 適用する() リセット、TRST、デバッグコントロールを実行するにはどうすればいいですか?最終的なRCWの内容を変更せずに起動を可能にする動作を特定したいと考えています。 生成されたPBL、完全なUART/デバッガーログ、追加のスコープキャプチャも提供可能です。自動冷却起動ではブリングアップがブロックされているので、次の識別テストについてのアドバイスをいただけると大変ありがたいです。 また、自己テストとして、SD カードや空の eMMC がない状態で 0x9e または 0x9f をストラップすると、POREST_B が 0 から 1 に解放されたときに HRESET_B が低から高に変化することが確認できると教えられました。RDBボードでこれをキャプチャしようと試み、これを観察することができました。では、カスタムボード上で同じことをしても同じ挙動が観察されるということですか? よろしくお願いします。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo こんにちは、 @Hiran_E_H さん。 1.現在の情報からはRCWの負荷問題とPLLロックの問題を明確に区別するのは難しいです。しかし、CCSがデバイスに正常にアクセスでき、PLL関連の波形が正常に見える場合、PLLの問題の可能性は低くなる可能性があります。 スタンドアロンのコールドブートとCCS支援ブートのSDコマンド波形を比較することをお勧めします。特に、波形の長さと順序を比較して、RCWロード中に異常がないか判断してください。 また、SDカードのクロックが起動プロセス中の予想される周波数遷移を反映しているかを確認するために、リファレンス・マニュアル表4-8の「RCW状態タイミング」を参照することもできます。これらの遷移は、RCWの読み込みが成功し、適切なPLLロックが行われていることに依存します。 2.はい、あなたのやり方に賛成です。入手可能な情報に基づくと、まずはステップ1から15、特に初期の電源、クロック、リセット、ブートソース関連の段階に焦点を当てるのが妥当でしょう。 3. 以下のCCSコマンドを試して、デバイスがこの状態のままではLS1046Aにアクセスできるか確認できます。例えば、RCWSRレジスタの読み取りを試みることができます: (bin) 1%すべて削除 (bin) 2 % config cc cwtap (バイナリ)3%表示cc (bin) 4 % ccs::config_chain {ls1043a dap sap2} (bin) 5% 表示 ::ccs::get_config_chain (bin) 6 % ccs::display_mem 32 0x01ee0000 4 0 100 もっと行を表示 4. リファレンス・マニュアルの表4-8「RCW状態タイミング」を参照し、SDカードのクロックがRCWプロセッシング中の予想される周波数変化を反映しているかどうかを確認できます。 起動シーケンス中に、関連する波形を確認することをお勧めします。 実際には、初期デバッグ段階では通常、ハードコードモードを使用します。さらに、ボードをハードコーディングされたRCWで設定し、観測波形が図4-1「電源オンリセットシーケンス」に記載されている順序に従っているかを検証することもできます。波形が期待される挙動に合致していれば、リセット関連のハードウェア設計は一般的に正しく動作している可能性が高いです。 私は1週間以上OoOのままでいるので、この期間中は私の方からの更新はありません。 もしこの問題が緊急の場合は、別のチームメンバーがサポートできるように新しいスレッドを作成してください。 よろしくお願いします。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo こんにちは、 ccsコンソールから読み取ろうとしましたが、コールドブート中に以下の応答が返ってきました。 (bin) 7 % ccs::display_mem 2 0x01ee0000 4 0 1 スキャンタイムアウト ASLEEP信号に関してキャプチャを試みたところ、以下の観測結果が得られました。 SD CLKが約200kHzから約20kHzに低下する(フォールバックの可能性あり) SD DATA0は200kHzの間は常にハイレベルであり、クロックが20kHzに低下する直前にいくつかのトランザクションが発生します。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo こんにちは、 先日、SDカードを使って基板の1つを正常に起動することに成功しました。以下の変更が効果的であることがわかりました。 PORESET_Bのランプ時間:4ナノ秒。立ち上がり/立ち下がり時間が10ナノ秒未満のレベルトランスレータを使用して実現。 IFC_AVD: OVDDへの4.7kΩプルアップ抵抗。 JTAGリセット:コネクタからBMCへのJTAGリセットをコネクテッドし、TRST_BはBMCで制御されました。 さらに2枚の基板でも、同様の起動成功を再現することができました。 現在、eMMCブート構成についても同様の変更を検証しています。  よろしくお願いします。
View full article
S32K142 cannot disable debug interface Hello, the chip I'm using is the S32K142, and the FSEC configuration is as follows: /* Flash Configuration */ .section .FlashConfig, "a" .long 0xFFFFFFFF /* 8 bytes backdoor comparison key */ .long 0xFFFFFFFF /* */ .long 0xFFFFFFFF /* 4 bytes program flash protection bytes */ .long 0xFFFF7FFF /* FDPROT:FEPROT:FOPT:FSEC(0xFE = unsecured) */ However, I can still debug after power failure and restart. The data at address 0x0_040C is 0xFFFF7FFE. Why is the configuration not effective? Re: S32K142无法关闭调试接口 Hi @minsky1  There are two ways to enable the security feature on S32K1 devices: Modify the Flash Configuration Field directly in the startup_S32K1xx.s file of your application project. Make sure that the lowest two bits of the FSEC field at address 0x40C (FSEC[SEC]) are set to a value other than 10b, which is the default unsecured state. Configure the security settings using a programming tool, such as Cyclone. This method is often used during production programming and can be easily automated through programming scripts. Also, if you are working with Lauterbach, please note that it does not allow the FSEC field to be modified unless a specific command is issued. This is an protection against unintended modification. There have been a few discussions on this topic in the past. You may find the threads below helpful, as they cover similar situations and could provide additional insights. S32K142 FSEC set using cmm script In s32k118 Cant write FSEC bit Setting using T32 BR, VaneB
View full article
IMXRT1064でFLEXCANを有効にする こんにちは、 MIMXRT1064CVJ5B作業中ですが、これらのPINに対してFLEXCANのサポートがあるのでしょうか GPIO_AD_B1_12 : チップセレクト GPIO_AD_B1_13 : MISO GPIO_AD_B1_14 : MOSI GPIO_AD_B1_15 : CLK これらのピンにNANDフラッシュをコネクテッドしましたが、何か例のコードはありますか? Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 こんにちは FlexCANモジュール用の利用可能なピンは、i.MX RT1064プロセッサリファレンスマニュアルの表10-1 マルチパクシングオプションで確認できます。 また、i.MX RT1064のSDK内で利用可能なFlexCANの例も見つけることができます。利用可能な例を確認し、あなたのアプリケーションの要件に最も近いものを導入の参考にすることをお勧めします。 よろしくお願いします、 パブロ
View full article
LS1046A 定制板:从 eMMC、SD 和 QSPI 冷启动失败;CodeWarrior RCW 应用启用 U-Boot 你好, 我们正在开发一款基于 LS1046ARDB 设计的定制 LS1046A 板。自主冷启动失败,但 CodeWarrior/QCVS 干预允许处理器到达 BL2、BL31 和 U-Boot 控制台。我们发现 eMMC、SD 卡和 QSPI 或非 存在冷启动失败的情况,因此我们希望得到有关隔离常见 RESET/时钟/PBL 路径的指导。 平台及与LS1046ARDB的区别 项目自定义板配置 处理器 LS1046AE Rev. 1.0;U-Boot 报告 SVR 0x87070010 电源/RESET 控制 无CPLD。STM32 BMC、PCA9539 I/O 扩展器、电平转换器和分立 RESET 电路实现了时序控制和 SD/eMMC 选择。 DDR 4 GiB,单列,64 位非 ECC DDR4,已初始化 1600吨/秒。这与我们 RDB 对比中使用的 8 GiB ECC 配置不同。DDR 初始化在辅助启动后成功;完整的内存裕度鉴定仍在进行中。 时钟 100 MHz 主参考;工作辅助配置采用单端 SYSCLK 选择。DDR 使用差分参考路径。U-Boot 报告 CPU 频率为 1800 MHz,平台频率为 600 MHz,FMan 频率为 700 MHz。 eMMC 宏碁 MX52LM08A11XVI,与 RDB 设备不同。U-Boot 识别制造商 0xc2,名称 M08A11,MMC 5.1,用户容量约为 7.3 GiB。 SD/eMMC接口 BMC 控制选择和 EVDD:eMMC 为 1.8 V,SD 为 3.3 V。 QSPI 或非 S25FS512S,每个设备 64 MiB。该电路板上的 或非 检测成功。 其他外围设备 自定义以太网/PHY路由和SerDes配置;未使用PCIe设备。 软件 基于 TF-A v2.12.0 的 A1 特定板/设备树更改 lf-6.12.49-2.2.0,U-Boot 2025.04。U-Boot 启动时禁用监视程序。 在本次调查中,复位网络也进行了重新设计:隔离了竞争的处理器-POR 驱动程序分支,断开了直接的 BMC 到 TRST 驱动程序,并安装了硬件 POR/TRST 耦合路径。BMC 的 HRESET 传感功能保持连接。 最新的原生冷启动观察 我们发现并纠正了 BMC 序列中一个意外的早期 SoC RESET。在随后的示波器捕获中,我们从一个完全关机、没有任何 CodeWarrior 或 QCVS 操作的启动状态开始: - 当 BMC 释放处理器复位时,PORESET_B 上升。 - eMMC CLK 和 CMD 活动在该边沿之后开始。 - 没有正常的 BL2/U-Boot 控制台输出。早期的一些尝试只产生了乱码 UART 字符。 - 标记为 HRESET_B 的轨迹保持高电平,大约 1.8 V;在捕获的 eMMC 活动之前或期间,我们没有观察到低电平断言。BMC HRESET 输入端也反复读取高电平。 CodeWarrior/QCVS行为 在冷启动停滞期间,CodeWarrior Inspect 可以报告在 JTAG 链上找不到“CortexA72#0”,并建议检查 RCW 或启用 RCW 覆盖。 但是,启用 RCW 应用后点击调试,或者通过 QCVS 应用 RCW,就可以启动。有时 UART 连接到 U-Boot 时,Debug 会报告“核心未处于调试模式”。在其他尝试中,目标程序会停止运行,而 `continue` 命令允许启动完成。 我们将初始化脚本简化为: from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13:0x00004504}) target.rcw.apply() 物理绑带设置为 SD/eMMC 源“0x40”。提供的字 13 与 eMMC 中已存储的值相同。这个简化的脚本还启用了辅助启动功能。使用相同的单词“set_source(0x9E)”进行的单独测试也成功了。 在这个精简的脚本中,没有显式的 DDR 初始化、BRR、PC、SCTLR 或恢复操作。我们认识到“rcw.apply()”和调试器启动框架仍然可以执行内部重置/运行控制操作;这不是被动附加。 经过协助,所有 16 个 RCWSR 单词都与预期的媒体 RCW 相符。BL2 存在于 OCRAM 中,并且检测启动链完成了 DDR 初始化、eMMC/FIP 加载、BL31 和 U-Boot。干预后“RSTRQPBLSR”读数为零,但我们并不认为这些读数捕获了原始的冷失效状态。 已进行的测试 测试观察 从 eMMC 启动 无法自主启动控制台;需要通过调试器辅助恢复才能到达 U-Boot。 从 SD 卡启动本机模式 尽管 BMC 检测到/选择了 SD 卡,但仍然出现类似的冷启动失败;可以进行辅助启动。 从 QSPI NOR 接口启动 最新测试也显示冷启动失败。我们尚未确定这三种媒体都止步于同一内部阶段。 独立组网 (SA) 硬编码源带 0x9E 和 0x9F 后续测试未能获得预期的独立组网 (SA) RESET 进程。我们明白,仅靠硬编码的 RCW 并不能构成完整的 U-Boot 启动映像。 启用安全 RCW 的库存 RDB 初始化 允许恢复,但也会修改 DDR、CPU 状态和外围设备,因此这不是一个孤立的测试。 以上是最简应用脚本 即使第 13 个字等于存储的值,也可以使用源请求进行恢复。 0x9E 和 0x40。 QCVS RCW 测试/回读 测试通过,干预后读取结果与预期配置相符。原生获取功能仍未经验证。 移除了三个继承的 PCIe PBI 访问 原生冷启动性能没有改进。 禁用 SerDes2 后,两个 SerDes 模块都会被阻塞。 没有改善。辅助 U-Boot 日志证实了修改后的 RCW 字样。 DDR诊断 在协助下,SPD 读取和 4 GiB 初始化以 1600 MT/s 的速度成功;这不是完整的裕量测试。 新增 BL2/BL31/U-Boot 里程碑日志记录 辅助启动完成所有阶段。原生故障不会给出第一个 BL2 里程碑;这些日志无法追踪硬件 PBL 本身。 eMMC RCW 和图像放置 启用 SerDes 的 eMMC 基线为: 0c100012 0e000000 00000000 00000000 13335a06 40400012 60040000 c1000000 00000000 00000000 00000000 0001c83e 00004504 24001002 00000096 00000001 在同时禁用SerDes的实验中,只有以下几个词发生了变化: RCW05 = 00000000 RCW06 = 00f00012 在 eMMC 用户区,扇区大小为 512 字节: 组件起始 LBA 字节偏移量 RCW + PBI + BL2 容器 (bl2_emmc.pbl) 0x8 0x1000 包含 BL31 和 U-Boot 的 FIP 0x800 0x100000 FMan 微码 0x4800 0x900000 读取写入的 PBL/BL2 和 FIP 区域,发现它们的 安全散列算法(SHA)-256 值与这些测试中传输的文件相匹配。PBI 流已解码并进行了 CRC 校验。它设置 OCRAM 启动位置,执行继承的 NXP 互连/USB 准备和 PBL 同步操作,并将 BL2 复制到 OCRAM 中。移除 PCIe 寄存器访问并没有解决卡顿问题。DDR 初始化稍后由 BL2 执行。 我们还读取了 eMMC `EXT_CSD[162] = 0x00` 和 `EXT_CSD[179] = 0x00`;我们没有对这些设置进行不可逆转的更改。 请求指导 1. HRESET 时序:相对于 PORESET_B、有效参考时钟和初始 eMMC 事务,LS1046A 应该在哪个点将 HRESET_B 置低?如果处理器端探测确认没有低电平有效,我们应该首先检查哪个 RESET、时钟、电源域、跳线或测试模式条件? 2. 捕获前干预:是否有受支持的 CodeWarrior/CCS 系统访问端口程序,可以在 A72 内核被发现之前读取停滞的 PBL/DCFG/eSDHC 状态,而无需 RESET 或 RCW 覆盖?请提供所需的访问上下文、命令和最有用的状态/错误寄存器。 3. RCW 应用语义:`rcw.apply()` 究竟执行什么操作?如何处理源“0x40”或“0x9E”以及仅提供一个单词的情况?执行哪些 RESET/调试控制?如何获得未指定的 RCW 字?我们想要确定当提供的单词不会改变生成的 RCW 时,允许恢复的操作。 4. RCW/PBI 审查:上述 eMMC RCW 和位置是否揭示了任何问题?对于这种自定义配置,是否存在额外的强制性 PBI 操作或相关的芯片勘误? 5. 下一个决定性测量:鉴于 eMMC、SD 和 QSPI 的症状,哪种测量或非侵入式寄存器捕获能够最好地区分 RESET/时钟/跳线问题与启动介质初始化、RCW 获取或后续 PBI 执行? Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H 波形中未钳位 HRESET_B,这不符合预期。 请参阅AN12081中的第 5.1 节(使用 SD 卡启动过程)。虽然该文档描述了 SPL/U-Boot 流程,但当前的 BL2/BL31 流程遵循非常相似的硬件启动顺序。请将您的波形与图 3 进行比较。 根据目前的观察结果,怀疑是与 RESET 相关部件有关的硬件问题。将您的 RESET 设计与 FRWY-LS1046A 进行比较也可能有所帮助,因为 FRWY-LS1046A 不使用 CPLD。 此外,请检查 ASLEEP 信号,因为它是启动过程中的一个重要信号。 谢谢。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo 测试期间的序列捕获   Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo @Hiran_E_H 请参阅LS1046A 参考手册,4.4.1 节“上电复位顺序” 步骤 5 和步骤 15 之间可能存在问题。 由于无法明确识别 HRESET_B 的起始点,因此还应检查步骤 1 至 4。 谢谢! Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo ASLEEP 始终处于高电平,因为连接的 LED 始终处于开启状态。 我们取了第二块板,没有进行任何硬件改造,尝试从 SD 卡启动,RCW 相同,只是电压选择有所改变,结果发现 HRESET_B 在 PORESET_B 从低电平变为高电平之前就已经变为低电平。 我们预期的 HRESET_B 尖峰是由于 PMIC PG 和 SoC 开始将 HRESET_B 拉低后,1.8v 上拉所致。 目前我们正在探测 emmc/SD CMD、DATA 和 CLK,以查看是否有任何事务正在发生。请问SoC释放HRESET_B需要满足哪些条件? 出于好奇,我们将同一张 SD 卡插入 ls1046a_rdb 板,并尝试开机,结果成功进入了 uboot 控制台。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo 你好, 感谢您指出 LS1046A 参考手册第 4.4.1 节。我们正在检查步骤 1-4 以及步骤 5-15,并将我们的测量结果与 AN12081 第 5.1 节/图 3-4 进行比较。 以下是我们 9 月 29 日测试的最新结果,以及 9 月 30 日对 QCVS 生成的 SD 候选方案的后续跟进。我们将附上 PORESET_B、HRESET_B、SD CMD 和 RESET_REQ_B 的示波器捕获以供查看。   更新的HRESET观测 在第二块 A1 定制板上,最初测试时没有对之前的板进行 RESET 修改,我们可以观察到 HRESET_B 在 PORESET_B 释放之前变为低电平。这与之前的捕获结果不同,之前的捕获结果中 HRESET_B 一直处于高电平状态。我们不认为之前的波形能够代表这块电路板的波形。 针对当前的差分时钟 SD 测试: 在独立组网 \(SA\) 冷启动期间,HRESET_B 在 PORESET_B 上升之前为低电平,之后保持低电平。BL2控制台未显示任何输出。 应用 CodeWarrior Debug/RCW 后,HRESET_B 变为高电平。 调试器最初在 PC=0 处停止。点击“继续”后,BL2 → BL31 → U-Boot 将开始运行。 请帮助我们根据预期序列解读附件中的捕获结果,包括 SD CMD 和 RESET_REQ_B 活动。 下图所示——我们没有插入 SD 卡——因此我们可以看到 RESET 请求变为低电平。 (注:部分图片中误将 emmc 命令写成了 SD 命令) 插入 SD 卡后捕获 - 切换至 eMMC/SD 卡模式。 Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card insertedCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, vcc1v8 with SD card inserted使用 poreset_b、hreset_b、reset_request 和 vcc1v8 捕获,并插入 SD 卡。 Captured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmdCaptured with with poreset_b, hreset_b, reset_request, sd_cmd使用 poreset_b、hreset_b、reset_request、sd_cmd 捕获 Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)Captured with with poreset_b, hreset_b, sd_cmd, trst_b(jtag reset)使用 poreset_b、hreset_b、sd_cmd、trst_b(jtag 重置)捕获 Captured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stallCaptured after entering debug mode after cold start stall冷启动停滞后进入调试模式时捕获 新的 SD RCW 测试 我们保持外部 SD/MMC 启动选项 (cfg_rcw_src=0x40),并生成了一个新的 SD 映像,其中两个 SerDes 块均已禁用。我们选择了 100 MHz 差分主参考频率,并采用了硬编码中的有效时钟比率。 0x9F 例如,同时保留 A1 引脚复用和 SD 启动/PBI 配置。 这是 非硬编码启动:仍需从 SD 卡获取完整的 RCW 和 PBI。我们并没有绕过媒体采集或PLL锁定。 设置值 主要参考 DIFF_SYSCLK/B,标称 100 MHz; cfg_eng_use0=0 A1 开关位置 SW5 极点 2 开启(差分时钟选择);SW8 极点 1–8 0010 0000 (1=开启)(启动源开关带) SYS_PLL_RAT 4 → 平台 400 MHz CGA_PLL1_RAT 13 → CPU 1300 MHz CGA_PLL2_RAT 10 → PLL2 1000 MHz;FMan 500 MHz MEM_PLL_RAT 16 → DDR 1600 MT/s DDR_REFCLK_SEL / DDR_FDBK_MULT 1/2;差分DDR参考 SRDS_PRTCL_S1 / SRDS_PRTCL_S2 0 / 0 SRDS_PLL_PD_S1 / SRDS_PLL_PD_S2 3/3;每个SerDes模块中的两个PLL均已关闭 PBI_SRC / BOOT_HO 6/0 EVDD_VSEL 2、SD 3.3V 配置 DIMM 4 GiB,单列,64 位非 ECC DDR4;训练种子未经过裕量限定   经调试器干预后,此测试镜像中使用的完整 RCW 为: RCW01–04: 0810000d 0a000000 00000000 00000000 RCW05–08: 00000000 00f00012 60040000 c1000000 RCW09–12: 00000000 00000000 00000000 0001c83e RCW13–16: 00004504 24001102 00000096 00000001 结果: 本地冷启动停滞仍然存在。在调试器的帮助下,U-Boot 报告 CPU 频率为 1300 MHz,平台频率为 400 MHz,DDR 内存频率为 1600 MT/s,FMan 内存频率为 500 MHz,与预期比例相符。SD初始化和FIP加载成功。  精确的调试器干预和结果状态 初始化回调函数仅调用以下 RCW API 操作: from cw.dbg import ta def run_init_file(): target = ta.create() target.rcw.set_source(0x40) target.rcw.set_data({13: 0x00004504}) target.rcw.apply() 第 13 个单词与 SD 卡上已存储的值相同。该脚本没有显式的 DDR 初始化、BRR/PC 写入或 Continue 命令。我们认识到 申请() 调试器启动时可能会在内部改变复位/调试状态。 在“调试”之后,“继续”之前,我们读到: PC = 00000000 PORSR1 @ 01ee0000 = 205b7fff RSTRQPBLSR @ 01ee00b4 = 00000000 RSTRQMR1 @ 01ee00c0 = 00004000 RSTRQSR1 @ 01ee00c8 = 00000000 BRR @ 01ee00e4 = 00000000 SCFG_SCRATCHRW0/1 = 00000000 / 10000000 DDR SDRAM_CFG = 07000000 (MEM_EN clear) 所有 16 个 RCWSR 字都与测试的 SD 图像匹配。OCRAM 的前 64 个字节 0x10000000 与其 BL2 入口代码匹配。因此,PC=0 时 UART 输出的缺失并不意味着硬件 PBL 没有取得进展。仅使用 Continue 就足以运行 BL2/BL31/U-Boot;本次运行未使用手动 BRR 写入。 这些都是 干预后读数,未保留原生停滞状态。我们并没有使用它们的零误差值来得出结论,即最初的冷启动尝试没有 PBL/时钟/RESET 错误。 图像放置和精确的 PBI 设置 我们的 SD 和 eMMC 存储卡都使用 512 字节扇区: RCW/PBI/BL2 .pbl:LBA 0x8,字节偏移量 0x1000。 fip_uboot.bin 包含 BL31 和 U-Boot:LBA 0x800,字节偏移量 0x100000。 对于 eMMC 而言,这些是用户区域的偏移量,而不是 boot0/boot1 的偏移量。已在这些偏移量处逐字节检查了 SD 整个磁盘映像;早期的 eMMC 写入也通过了回读 安全散列算法 (SHA)-256 验证。 下面就是测试的 SD PBL 中的确切设置流程。每一行都是 按流顺序序列化的 PBI 命令字及其数据字;这些不是调试器内存写入命令: 09570600 00000000 09570604 10000000 09570178 0000e010 09180000 00000008 09570418 0000009e 0957041c 0000009e 09570420 0000009e 09570158 00001000 09610000 00000000 096100c0 000fffff 09570604 10000000 09570158 00001000 096100c0 000fffff 这包括暂存启动指针、继承互连/USB 设置、刷新和同步操作。重复操作将被保留。没有 PCIe 设置写入操作。然后,该流包含 844 次 ACS64 传输到 OCRAM:53,953 字节的 BL2 加上 63 个零填充字节。测试的PBL以……结束 08610040 6d8bdebf (END/CRC),其总大小为 57,576 字节。 今天我们也独立地使用QCVS生成了PBL。解析和 CRC 验证发现其 PBI 操作和 BL2 有效载荷与被测图像相同。我们特意将 RCW12 从 0001c83e 到 0001a8fe (睡眠=0, RTC=1, IRQ_BASE=63);只有该字和 CRC 不同。其 SHA-256 值为: 2d3389fce4ead088957caf6251022b5526be8565e812a8aab8fce21bd8923277 9月30日更新: 我们测试了较新的 QCVS 生成的 SD 候选版本,再次遇到了原生冷启动停滞的问题。因此,用实际的 QCVS 导出文件替换 PBL 文件并没有解决该问题。其 PBI 和 BL2 有效载荷与前一个映像相同,因此这并不能排除共享配置问题,也不能证明原因是硬件问题。 上述详细的 HRESET/寄存器读数和已确认的辅助成功序列指的是之前的 RCW12=0001c83e 跑步。最新RCW12=0001a8fe的调试器恢复结果和详细波形 本次更新尚未添加运行功能。 请求指导 在 POR 释放之前 HRESET_B 置位,但之后保持低电平的情况下,哪些测量方法能够最好地区分步骤 11-14 中的 RCW 取指/验证失败与 PLL 锁定或平台时钟切换?我们还将继续在步骤 1-4 中检查早期电源/时钟/表带状况。 由于步骤 15 会释放 SoC 的 HRESET 驱动程序,而步骤 17 会执行 PBI,那么在排除外部 HRESET 驱动程序或短暂的释放/重新断言操作的情况下,优先执行前面的步骤是否合理?另请检查上述 RCW 和 PBI,查看是否存在任何缺失或错误的配置。 当 HRESET 保持 LOW 状态,而没有应用 RCW 或进行其他 RESET 时,CCS/SAP 能否访问本地 RESET/PBL 状态或已记录的 PLL 锁定状态?请提供确切的访问上下文、命令和寄存器/位定义。普通检查之前未能在此状态下找到 CortexA72#0。 究竟是什么? 设置源(0x40) 加上匹配的 word-13 覆盖和 申请() 如何重置、TRST 和调试控件?我们希望找到允许启动而不改变最终 RCW 内容的操作。 我们可以提供生成的 PBL、完整的 UART/调试器日志和额外的示波器捕获数据。自主冷启动时无法启动,因此非常感谢您能提供关于下一个鉴别测试的指导。 另外,有人告诉我,作为自测,如果我们不插入 SD 卡或空白 eMMC 就给 0x9e 或 0x9f 上施加电压,当 POREST_B 从 0 释放到 1 时,我们将能够看到 HRESET_B 从低变为高。我们尝试在 RDB 板上捕获此信息,并观察到了这一点。那么,如果我们在自定义电路板上进行同样的操作,是否也会观察到相同的行为? 谢谢! Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo 嗨@Hiran_E_H 1.根据目前的信息,很难明确区分RCW加载问题和PLL锁定问题。但是,如果CCS能够成功访问设备,并且PLL相关的波形看起来正常,则PLL问题的可能性较低。 我建议比较独立冷启动和 CCS 辅助启动时的 SD 命令波形。尤其要比较波形的持续时间和顺序,以确定 RCW 加载过程中是否存在任何异常。 您还可以参考参考手册中的表 4-8“RCW 状态时序”,以检查 SD 卡时钟在启动过程中是否反映了预期的频率转换。请注意,这些转换取决于 RCW 是否成功加载以及 PLL 是否正确锁定。 2.是的,我同意你的做法。根据现有信息,首先集中精力处理步骤 1 到 15 是合理的,特别是早期与电源、时钟、RESET 和启动源相关的阶段。 3.您可以尝试以下 CCS 命令来验证 LS1046A 在此状态下是否可以访问。例如,您可以尝试读取 RCWSR 寄存器: (bin)1% 全部删除 (bin)2% 配置 cc cwtap (bin)3% 显示 cc (bin)4% ccs::config_chain {ls1043a dap sap2} (bin)5% 显示 ::ccs::get_config_chain (二进制)6% ccs::display_mem 32 0x01ee0000 4 0 100 显示更多行 4.您还可以参考参考手册表 4-8“RCW 状态时序”,并观察 SD 卡时钟是否反映了 RCW 处理期间预期的频率变化。 我建议在启动过程中验证相关的波形。 实际上,我在初始调试期间通常使用硬编码模式。作为额外的检查,您可以将电路板配置为使用硬编码的 RCW,并验证观察到的波形是否遵循图 4-1“上电复位序列”中描述的顺序。如果波形符合预期行为,则与 RESET 相关的硬件设计通常可能正常工作。 我将外出超过一周,因此在此期间我不会发布任何更新。 如果问题紧急,请另开新帖,以便其他团队成员可以为您提供帮助。 谢谢! Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo 你好, 我尝试从 ccs cconsole 读取数据,但在冷启动过程中出现以下响应 (二进制)7% ccs::display_mem 2 0x01ee0000 4 0 1 扫描超时 我们尝试捕获 ASLEEP 信号,并发现了以下现象: SD时钟频率从约200kHz降至约20kHz(怀疑是回退机制) 在 200kHz 期间以及时钟频率降至 20kHz 之前的一些事务中,SD DATA0 始终为高电平。 Re: LS1046A custom board: cold boot fails from eMMC, SD and QSPI; CodeWarrior RCW apply enables U-Bo 您好, 昨天,我们成功地使用 SD 卡启动了我们的一块板。我们发现以下改变有所帮助: PORESET_B 斜坡时间:4 ns,使用上升/下降时间低于 10 ns 的电平转换器实现。 IFC_AVD:4.7 kΩ 上拉至 OVDD。 JTAG RESET:将 JTAG RESET 从连接器连接到 BMC,TRST_B 由 BMC 控制。 我们在另外两块电路板上也成功复现了同样的启动过程。 我们现在正在验证 eMMC 启动配置的相同更改。  谢谢!
View full article
为 IMXRT1064 启用 FLEXCAN 你好, 我正在研究MIMXRT1064CVJ5B,请问这些引脚是否支持FLEXCAN? GPIO_AD_B1_12:片选 GPIO_AD_B1_13:MISO GPIO_AD_B1_14:MOSI GPIO_AD_B1_15:时钟 我已将与非闪存芯片连接到这些引脚上,请问是否有示例代码可供参考? Re: Enable FLEXCAN for IMXRT1064 你好 您可以在 i.MX RT1064 处理器参考手册的表 10-1 多路复用选项中找到 FlexCAN 模块的可用引脚。 您还可以在 SDK 中找到适用于 i.MX RT1064 的 FlexCAN 示例。我建议您查看现有的示例,并选择与您的应用程序要求最接近的示例作为您实现时的参考。 此致, 巴勃罗
View full article