2418472_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2418472_ja-JP

2418472_ja-JP

LPCLink 2はフリーマスターによって自動的に検出されません。検出手順はMCULINKと同じですか?

親愛なるサポートへ

LCPLink 2 を FreeMaster 3.2.7.5 に接続しようとしています。設定文字列は次のとおりです。

(int=3;baddr=268439020;autoscan=1;laddr=0x10000000;haddr=0x10007fff;accto=40;respto=40;devid=0;dapid=0;DAP_Port=SW;DAP_SWJ=Y;DAP_Clock=1000000;)


しかし、LPCLInk 2は認識されません

pberna67_0-1791212785635.png

ただし、以下の場合は:

1) LPCLINKをUSBから切断して再接続すると、
2) LinkerServerを以下のコマンドで起動します

C:\nxp\LinkServer_24.12.21>リンクサーバー プローブ
情報: LPC-LINK 2プローブを起動しています
# 説明 シリアルデバイスボード
--- -------------------------- -------- -------- -------
1 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.460 IWFWOTET

LPCLink 2が検出されていることが確認でき、この時点でFreeMasterはLPCLink 2を認識できるようになります。

pberna67_1-1791213394113.png


A) LPCLink 2を検出する適切な方法は何ですか。

B) MCULink の動作と同じ仕組みですか?つまり、MCULink は FreeMaster によって自動的に検出されるのでしょうか、それとも LinkServer で検出できるように設定する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

パオロ

Re: LPCLink 2 is not detected automatically by free master, detect procedure it the same for MCULINK

親愛なるパオロ、

MCU LinkおよびLPC Link2は、FreeMASTER内でCMSIS-DAPデバイスとして直接検出されます。LinkServerを実行する必要はありません。同じデバイスが現在デバッガーセッションで使用されていないことを確認するだけで済みます。CMSIS-DAPデバイスは、2つのクライアントアプリケーションで同時に共有することはできません。

LinkServerは複数のクライアントのゲートウェイとして機能する可能性があるため、理論的にはFreeMASTERとデバッガを同時に使うことも可能ですが、この構成は十分にテストしていません。

よろしくお願いいたします。
ミハル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: