Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
MCXA154 Sensor Project Not sure if this is the right spot to post my first NXP project but so far I'm really liking MCUXpresso and the MCX line of processors. Adding peripherals and configuring pins went smooth on the FRDM board so I thought I'd make a custom board. All open source hardware and software files availible if interested. @mikerankin Development Board MCXA Re: MCXA154 Sensor Project Hello @0miker0 , Thank you for your interest in NXP MCX products. MCX provides a rich software ecosystem. Besides Config Tools, you can also explore Secure Provisioning Tool, GUI Guider, FreeMASTER, and more. MCUXpresso Ecosystem Enhancements - NXP Community You are also very welcome to share your project with the community. We encourage technical discussions and knowledge sharing. Have a good day! BR Celeste
View full article
关于PCA82C251T/YM,118的VOL特性的问题 我有一个关于 PCA82C251T/YM,118 的 VOL 特性的问题。 根据数据手册,最大电压 VOL 在输出电流为 10 mA 时为 1.5 V,在输出电流为 1 mA 时为 0.2 × VCC。 但是,当实际输出电流小于 1 mA 时,我不知道如何确定或估计 VOL。 请问能否提供一些特性曲线、参考数据或推荐的方法来估算输出电流低于 1 mA 时的 VOL? 如果在这种低电流条件下进行设计计算时有推荐的 VOL 值,请告诉我。 Re: Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 嗨 yoshiki11457901 51 对于IVN产品,除随附的数据表外,我们不提供其他参数。 因此,对于电流小于 1 mA 的情况,您可以参考 I4 = 1 mA 测试条件下的 VOL 值。
View full article
VS Codeでmcuxpresso設定ツールをインストール中にエラーが発生しました 親愛なるみんな VS Code 用の MCUxpresso をインストールしようとしていますが、VS Code 用の MCUXpresso 設定ツールをインストールしようとすると、次のエラーが発生します。 [エラー] MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした: 200: OK。ダウンロードをスキップします... [エラー] MCUXpresso設定ツールのインストール中にエラーが発生しました。 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 のダウンロード URL を取得できませんでした。 スキップ中... ***インストールエラー*** 私のVS Codeのバージョンは以下のとおりです。 バージョン: 1.118.1 (ユーザー設定) コミット: 034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e 日付: 2026年4月29日 17:36:44 +03:00 電子: 39.8.8 ElectronBuildId: 13870025 クロム: 142.0.7444.265 Node.js: 22.22.1 V8: 14.2.231.22-electron.0 OS: Windows_NT x64 10.0.26200 これはVScodeによって自動的に開かれるフォームです _Ferrari__0-1778425696101.png あなたも同じような問題を抱えていましたか? どうやって直したんですか? ご協力いただき、誠にありがとうございました。 よろしくお願いいたします Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode こんにちは、 MCUXpressoインストーラーは、以前nxp.comからダウンロードする際に互換性の問題が発生していました。この問題は、数日前にリリースされた最新版で解決済みです。MCUXpressoインストーラーを自動更新機能を使用して更新してから、MCUXpresso設定ツールのインストールを再度お試しください。 AlexandraMaracine_0-1778479402779.png ありがとうございました。 アレクサンドラ Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 こんにちは、 ご提案いただいた解決策を試してみましたが、問題は依然として解決していません。今日は2026年9月20日です。MCUXpressoインストーラーが最新バージョンにアップデートされていることを確認しました。しかし、MCUXpresso構成ツールとセキュアプロビジョニングをインストールする際に、依然としてエラーが発生します。 もう少し詳しく調べてもらえますか? ありがとう。 1.png 2.png Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 最新のMCUXpressoインストーラーバージョンにアップデートしましたが、これもインストールできません。 Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode こんにちは、 調査のために、MCUXpresso Installerを通じてインストールしようとしたツールのうち、手動でダウンロードできるかどうか確認していただけますか?例えば: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-config-tools-pins-clocks-and-peripherals:MCUXpresso-Config-Tools また、NXPアカウントプロフィールが完全に完了し、メールアドレスが認証されていることを確認してください。不完全なアカウント情報が特定のダウンロードへのアクセスを妨げることがあるためです。 よろしくお願いいたします。 アレクサンドラ
View full article
MCXA154传感器项目 不确定这里是否是发布我的第一个 NXP 项目的合适地方,但到目前为止,我真的很喜欢 MCUXpresso 和 MCX 系列处理器。在 FRDM 板上添加外设和配置引脚都很顺利,所以我决定制作一块定制板。如有兴趣,可提供所有开源硬件和软件文件。@mikerankin 开发板 MCXA Re: MCXA154 Sensor Project 你好@0miker0 , 感谢您对恩智浦MCX产品的关注。 MCX 提供丰富的软件生态系统。除了配置工具外,您还可以探索安全配置工具、GUI 指南、FreeMASTER 等。 MCUXpresso 生态系统增强功能 - NXP 社区 我们也非常欢迎您与社区分享您的项目。我们鼓励技术讨论和知识分享。 祝你有美好的一天! BR 塞莱斯特
View full article
在 vscode 中安装 mcuxpresso 配置工具时出错 亲爱的各位 我正在安装用于 vscode 的 MCUxpresso,但当我尝试安装用于 vs 代码的 MCUXpresso 配置工具时,却出现了以下错误: [error] 无法获取 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 的下载 URL:200: OK。跳过下载... [error] 安装 MCUXpresso 配置工具时发生错误: 无法获取 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 的下载 URL。 跳转... *** 安装错误 *** 我的 VScode 版本是 版本:1.118.1 (用户设置) Commit:034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e 日期:2026-04-29T17:36:44+03:00 Electron: 39.8.8 ElectronBuildId:13870025 Chromium: 142.0.7444.265 Node.js: 22.22.1 V8: 14.2.231.22-electron.0 操作系统:Windows_NT x64 10.0.26200 这是 VScode 自动打开的表单 _Ferrari__0-1778425696101.png 您遇到过类似问题吗? 你是怎么修好的? 非常感谢你们的帮助与合作 顺祝商祺! Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 您好, MCUXpresso 安装程序以前在从 nxp.com 下载时遇到过兼容性问题。这个问题已在几天前发布的最新版本中得到解决。请使用自动更新功能更新 MCUXpresso 安装程序,然后重新尝试安装 MCUXpresso 配置工具。 AlexandraMaracine_0-1778479402779.png 谢谢! 亚历山德拉 Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 你好, 我已按照您建议的方法操作,但问题仍然存在。今天是2026年9月20日。我已经确认我的 MCUXpresso 安装程序已更新到最新版本。但是,我在安装 MCUXpresso 配置工具和安全配置时仍然会遇到错误。 您能帮忙进一步核实一下吗? 谢谢。 1.png 2.png Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 我已更新到最新版本的MCUXpresso安装程序,但仍然无法安装这些程序。 Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 您好, 为了帮助我们调查,请您确认是否可以手动下载您尝试通过 MCUXpresso 安装程序安装的工具之一?例如: https: //www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-config-tools-pins-clocks-and-peripherals :MCUXpresso-Config-Tools 此外,请确保您的 NXP 帐户我的已完整填写,并且您的电子邮件地址已得到验证,因为帐户信息不完整有时会导致无法访问某些下载内容。 此致, 亚历山德拉
View full article
在 Yocto Scarthgap B0 上完成 DDR 训练后,i.MX95 出现重启循环 NXP社区的各位朋友,大家好! 我们正在使用基于 NXP i.MX95 的成熟电路板实现方案。该电路板设计已使用了大约两年。我们正在使用 Yocto Scarthgap(LF6.6.52 版本),当将我们的构建迁移到较新的芯片批次时,遇到了早期启动重置循环的问题。我们希望验证产品级芯片的基本支持情况。请注意,Wrynose 版本的程序可以正常启动,没有任何此类问题。 1. 硬件和软件环境 SoC:NXP i.MX95 版本系统:Yocto Project(Scarthgap 版本系列,LF6.6.52 基线) 硅材料对比(激光打标): 工作硬件:激光打标显示 p1mx9596...(工程样品/原型批次)。在我们的 Scarthgap 版本上启动和运行正常。 硬件故障:激光标记显示 m1mx9596 dvzxnac...(批量生产批次)。 Yocto环境: 清单文件:imx-6.6.52-2.2.2.xml 请注意,p1mx9596 和 m1mx9596 均可使用我们的 Wrynose 版本成功启动。 2. 观察到的行为 将基于 Scarthgap 版本的镜像烧录到 m1mx9596 硬件上时,ROM 和 DDR OEI 训练过程正常进行,但训练完成后立即重置(训练成功完成): ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** DDR OEI: (Build 114, Commit ca91ce79, Sep 16 2026 08:10:18) DDR OEI: SOC MIMX95(B0), Board mx95lp5 DDR OEI: IMEM + DMEM load in 3480 us DDR OEI: TRAINING complete in 2551111 us DDR OEI: done, err = 0x0 ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** DDR OEI: (Build 114, Commit ca91ce79, Sep 16 2026 08:10:18) DDR OEI: SOC MIMX95(B0), Board mx95lp5 DDR OEI: IMEM + DMEM load in 3480 us DDR OEI: TRAINING complete in 2551473 us DDR OEI: done, err = 0x0 ** DDR OEI: sku_cfg:0x2 ** 但是,U-Boot SPL 日志从未被打印出来。DDR训练结束后,系统立即RESET。 但是同样的镜像文件在带有激光标记的p1mx9596 SoC芯片上可以正常启动。 3. 我们的核心问题 基线 Scarthgap 是否 (LF6.6.52)该软件包是否原生支持m1mx95系列(m1mx9596激光打标)? 如果不行,提供所需更改的指导将非常有帮助。 感谢您的解答和指导! Linux 疑似软件缺陷 Re: i.MX95 Reboot Loop After DDR Training Complete on Yocto Scarthgap B0 您好, 感谢您对恩智浦半导体产品的关注, 您需要升级电路板支持包。以适应新的硅版本,您至少应该考虑升级到 Linux 6.12.34,这是 B0 上 EVK 和 FRDM 板中 19x19 和 15x15 封装的第一个版本。当然,我的建议是升级到最新的电路板支持包。 此致 Re: i.MX95 Reboot Loop After DDR Training Complete on Yocto Scarthgap B0 您好JosephAtNXP , 感谢您提供的信息。经过对 flash.bin 及其元器件的一些研究,我们成功在 lec-imx95 B0 上启动了 scarthgap。 供参考 - 在构建 flash.bin 时,使用 wrynose 版本的 mx95b0-ahab-container.img 而不是 scarthgap 的,解决了该问题,并且可以在最新的 MIMX95 SoC 上启动。 谢谢
View full article
i.MX95 support for UYVY422 format Can i.MX95 support for UYVY422 format because in datasheet YUV422 is mentioned.  Serializer outputs UYVY422 format. I need to process this using i.MX95 ISI. Can this be possible.  I know that UYVY and YUV byte order is different. Is hardware byte swapping is supported before the data enters the ISI? Re: i.MX95 support for UYVY422 format Hi @Gobi  i.MX95 supports the UYVY422 format, which is the native default format for the CSI Pixel Formatter. And, The outputs UYVY422, which can be directly processed by the ISI without requiring hardware byte swapping. B.R
View full article
关于 i.MX RT1060 USB 串口下载器模式 你好, 我想在基于 i.MX RT1062 的开发板上使用 USB 串行下载器模式。 USB 串口下载器模式工作是否始终需要 USB_OTG1_ID 引脚? 如果需要,是否应该将插销保持在高位? 我想确认一下,因为文档“在 i.MX RT10xx 系列上实现第二个引导加载程序”中的表 1“启动引脚”中没有列出 ID 引脚。 此致, 友和 i.MX RT106x Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨,Pablo, 感谢您的回复。 请问USB_OTG1_ID引脚上的内部上拉电阻是如何配置的? 当设备进入串行下载器模式时,USB_OTG1_ID 的内部上拉电阻是否自动启用,还是需要用户进行配置? 此致, 友和 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨@Tomokazu , 对于 USB 串行下载器模式,USB_OTG1 必须以设备模式运行。USB_OTG1_ID 引脚用于 OTG 角色检测,因此在设备模式工作时应处于高电平。 如果 USB_OTG1_ID 的内部上拉电阻已启用,则不需要外部上拉电阻。否则,请添加一个外部上拉电阻。 您可能会发现以下社区帖子很有用,因为它描述了一个 i.MX RT1060 设备无法通过串行下载器模式连接的案例。 已解决:回复:iMXRT:无法与串口下载器连接 - NXP 社区 此致, 巴勃罗 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 嗨@Tomokazu , USB 串行下载器模式在应用程序代码执行之前运行,因此应用程序在此阶段无法配置引脚。 有关启动顺序的详细信息,请参阅 i.MX RT1060 处理器参考手册中的图 9-18 串行下载器启动流程。 我建议按照参考原理图进行操作,该原理图在 USB_OTG1_ID 引脚上使用外部上拉电阻。 此致, 巴勃罗 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode 你好, 感谢您的回复。 我知道在启动过程中无法启用 ID 引脚的内部上拉电阻。因此,我们将使用外部上拉电阻。 顺祝商祺!
View full article
S32K3をリセットすると、fs26もリセットされますか? S32K3とFS26を使用している場合、電源投入時にFS26とS32K3の初期化が正常に完了し、FS26は通常モードに入ります。この状態でソフトウェアを使用してソフトリセットを実行した場合、ソフトリセット完了後、初期化プロセス中にFS26を再度初期化する必要はありますか? ご指導をお願いいたします。ありがとうございます。 Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? はい、どうもありがとうございました! Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? 基本的には以上です。 Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? S32K3の初期化処理中は、S32K3によってプルダウンされます。初期化が完了するとプルダウンは解除されます。つまり、必ず初期化状態になります。 Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? FS26のRSTBが外部からの力によって強制的にローレベルに引き下げられた場合、INIT状態に入ります。また、8秒以上ローレベルに引き下げられた場合、ディープFSモードに入ります。 Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? 通常モードに入った後は、FS26レジスタは変更しません。ソフトリセット処理中は、S32K3のRSTBが変化します。このピンはFS26にも接続されており、FS26はこのピンの変化に基づいて関連する動作を実行します。 Re: S32K3复位,会让fs26复位吗? こんにちは、 zuozuo S32Kのみがリセットされ、FS26レジスタの値が変更されず、FS26が正常な状態のままであれば、FS26を初期化する必要はありません。
View full article
为在 S32K312 非 AUTOSAR 项目中启用 HSE/加密支持所需指南 大家好, 我们使用的是S32 设计工作室 3.6.10 版本。用于在NXP S32K312 Mini 板上开发非 AUTOSAR 应用程序。该项目目前基于FreeRTOS ,使用SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip ,而SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip作为 RTD 版本。 我们已成功实施以下UDS服务: 服务 0x10 – 诊断会话控制 服务 0x22 – 通过标识符读取数据 服务 0x27 – 网络安全访问 服务 0x3E – 测试人员已就绪 作为下一开发阶段的一部分,我们计划实现UDS 服务 0x29(身份验证) ,并希望利用HSE/Crypto支持来实现该服务。 为了实现这一点,我们安装了: SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip 安装已成功完成,我们可以在 RTD 安装目录下看到与加密相关的文件夹(例如Crypto_43_HSE 、 CryIf 、 Csm等)。但是,我们无法在以下位置找到任何HSE/Crypto 元器件: S32 配置工具(.mex) 外设/驱动程序视图 应用示例/范例 为了验证设置,我们还创建了一个新的 S32K312 示例项目。然而,HSE/Crypto 元器件目前仍无法选择。 请问您能否帮忙澄清以下问题: 如何在 S32 Design Studio 中为 S32K312 项目启用 HSE/加密支持? 是否需要其他软件包、插件、SDK 或 HSE 固件? 在 S32K312 上使用 HSE/Crypto 和 FreeRTOS 时,是否有推荐的特定 RTD 版本或项目配置? 该软件包提供的Crypto_43_HSE模块是否仅用于基于 AUTOSAR/EB Tresos 的项目,还是也可以用于非 AUTOSAR S32 Design Studio 项目? 是否有任何示例项目或参考文档可用于将 HSE/Crypto 集成到非 AUTOSAR S32K312 应用程序中? 任何与 HSE/Crypto 集成相关的指导或参考资料都将不胜感激。 谢谢,此致敬礼! 普拉莫德·贾达夫 Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project 嗨@pramodj2 在S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE 代码生成错误主题中,我分享了一个分步指南,描述了我是如何安装 S32K3 实时驱动程序 ASR R23-11 版本 7.0.1 P02 的。您可以将这些步骤与您当前的安装过程进行比较,这可能会对您有所帮助。 另外,在使用 HSE 时,必须将 HSE 接口文件包含在您的项目中。这些文件可以从 HSE 固件代码包,软件包中获取,具体来说,可以从接口文件夹(C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\hse_full_mem\interface)中获取。 最后,虽然没有专门为 S32K312 开发的 RTD 示例,但其他 S32K3 设备的示例可以作为很好的参考,引用,因为该系列器件的实现方式非常相似。 您可能还会发现 HSE Demo App 中包含的示例和S32K3 MCU 通用 HSE Demo 示例很有帮助。虽然这些示例没有直接使用 Crypto/Hse_Ip 驱动程序,但它们演示了如何使用 HSE 服务。 BR,VaneB Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project 嗨@pramodj2 HSE-B 参考手册、培训演示文稿和应用笔记均受保密协议约束,因此不对外公开。只有通过安全文件才能访问这些资料。 如果您目前没有访问安全文件的权限,您可以按照NXP 安全访问权限首次用户注册指南中描述的步骤提出申请。 此外,SE 接口文件中还包含 HSE 服务 API 参考手册,其中包含有关如何安装、配置和使用 HSE 的详细信息。例如,可以在以下地点找到它: C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\docs 如果您计划使用 Hse_Ip/Crypto 驱动程序,我们也建议您参考驱动程序用户手册和集成手册。这些文档提供了有关硬件和软件要求、支持的配置、使用指南、集成步骤和已知限制的详细信息。例如,您可以在以下位置找到这些文件: C:\NXP\S32DS.3.6.5\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD_CRYPTO\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M70I1R0\doc Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project 感谢您的快速支持。我按照分享链接中提供的步骤,成功添加了 HSE 驱动程序。 能否提供一些参考用户手册、应用笔记或文档,以便我们在应用程序中配置 HSE 并验证其在目标板上的功能? 谢谢你的帮助。
View full article
PN7220 Currently, we are observing failures in certain NFC XTS test cases on the supported PN7XX chips. Could you please clarify if Google plans to remove the relevant Type B and Type F Card Emulation test items from future XTS test suites? Also, has NXP confirmed this specific aspect with Google? Re: PN7220 Hello @Max4  For the PN7220, you can apply to NXP for a waiver statement and submit it to Google for testing. Best Rgeards, kelly
View full article
i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl GTK4 Window Startup Delay (~10s) on i.MX8MP with Vivante GPU When using the default GTK4 GL renderer: gtk_window_present(window);​ takes approximately 9-10 seconds before the window becomes visible. The evidence (see attached file) strongly suggests that the startup delay is not caused by GTK application code. The delay appears correlated with a blocking Vivante /dev/galcore ioctl within the GL rendering path. Software rendering (GSK_RENDERER=cairo) avoids the issue. We are looking for guidance on known issues, debugging methods, configuration changes, or fixes for GTK4/OpenGL startup latency on i.MX8MP with the Vivante GPU stack. Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl Hi @jim777  Thank you for sharing such detailed information. Could you provide a minimal, reproducible GTK4 source code example? I need to conduct further testing in the NXP BSP. Best Regards, Zhiming Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl Hi Zhiming, Thanks for your quick response! Attached is a small skeleton but complete source file to test. and the environment variables set before running: #!/bin/sh export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0 export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 export GDK_BACKEND=wayland export GSK_RENDERER=gl  the relevant from weston.ini: root@nitrogen8mp:~# cat /etc/xdg/weston/weston.ini [core] #gbm-format=argb8888 use-g2d=true repaint-window=16 idle-time=0 xwayland=true #enable-overlay-view=1 [shell] panel-position=none [libinput] touchscreen_calibrator=true #[output] #name=HDMI-A-1 #mode=1920x1080@60 #transform=rotate-90 #[output] #name=HDMI-A-2 #mode=off # WIDTHxHEIGHT Resolution size width and height in pixels # off Disables the output # preferred Uses the preferred mode # current Uses the current crt controller mode #transform=rotate-90 [screen-share] command=/usr/bin/weston --backend=rdp-backend.so --shell=fullscreen-shell.so --no-clients-resize #start-on-startup=true [input-method] path=/usr/libexec/ibus-wayland the running time for the gtk_window_present on a desktop w/o GPU support takes some hundreds msec (< 1sec); and on the i.mx8mp device takes 9970 ms : root@nitrogen8mp:~# gtk4-test A: activate: before _present: 47333 ms B: activate: after _present: 57303 ms, takes: 9970 ms C: activate: after idele_add: 57303 ms D: startup_task_cb: 57315 ms ^C root@nitrogen8mp:~# I have tried render: ngl, which leads to smear image/widgetrs/video, and Vulkan leads to critical errors: Loader Message: vkCreateDevice: Failed to validate extensions in list; Failed to realize renderer of type ‘GskVulkanRenderer’ for surface ‘GdkWaylandToplevel’: Could not find a Vulkan device with the required features. Since out app need GPU support, and the recommended renderer under wayland/weston is still gl (UG10159  11.3.2.1 GL renderer)   , I hope you can help to find a solution. Best regards, Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl Hi @Zhiming_Liu  Besides what shared already, is there anything I can help to resolve the issue? If there is any way to make it work - significantly reduce the startup time, such as configuration changes, env variable settings, different versions, or fixes/patches to the GPU driver, please let me know. Thanks, Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl Hi @jim777  The GPU team is checking this issue, this will take a little while. I'll let you know as soon as there's an update. Best Regards, Zhiming Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl this is summary from GPU team: "gdb debug shows that application stalls at inside the Vivante user-space shader compiler optimization engine ( libVSC.so ). Based on the stall log, there are lots of shader involved before first GTK frame. When GTK4 executes glLinkProgram in real lit, it will attach heavy and live client application state matrices to the pipeline including active vertex attributs pointer mapping to live widget data and Massive, nested uniform buffer objects and memory blocks. The stall will be huge. The stall is due to vivante's old shader intermediate. representation(Vivante Intermediate Representation).                                                                   Need VSI optimize shader from VIR to NIR(new intermediate representation). It seems we will stay at 6.4.11.p4 version.  I don't think VSI will be willing to optimize their shader." it seems that VSI wouldn't optimize shader within in short time
View full article
非AUTOSARプロジェクトでHSE/暗号資産サポートを有効にするためのガイダンスS32K312必要 チームの皆さん、こんにちは。 私たちはS32 Design Studio 3.6.10を使っていますNXP S32K312 Mini Board上で非AUTOSARアプリケーションの開発のために。このプロジェクトは現在、 FreeRTOSをベースとしており、 SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.zipを使用しています。この FreeRTOS は、RTD バージョンとしてSW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zipを使用しています。 以下のUDSサービスを正常に実装しました。 サービス0x10 – 診断セッション制御 サービス0x22 – 識別子によるデータ読み取り サービス0x27 – セキュリティアクセス サービス0x3E – テスター存在 次の開発段階では、 UDSサービス0x29(認証) を実装する予定で、 HSE/暗号 サポートを活用して実装したいと考えています。 これを実現するために、以下をインストールしました。 SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip インストールは無事完了し、RTDのインストールディレクトリの下にはCrypto関連のフォルダ(例: Crypto_43_HSE、 CryIf、 CSMなど)が確認できます。しかし、以下の場所にはHSE/Cryptoコンポーネントが見つかりません。 S32設定ツール(.mexファイル) ペリフェラル/ドライバビュー アプリケーション・例 設定を確認するため、S32K312用の新しいサンプルプロジェクトも作成しました。しかし、HSE/Cryptoコンポーネントはまだ選択できません。 以下の点を教えていただけますか? S32 Design StudioでS32K312プロジェクトに対してHSE/Cryptoのサポートを有効にするにはどうすればよいですか? 追加のパッケージ、プラグイン、SDKs、HSEファームウェアは必要ですか? S32K312上でFreeRTOSとHSE/Cryptoを併用する場合、推奨される特定のRTDバージョンやプロジェクト構成はありますか? パッケージに含まれる Crypto_43_HSE モジュールはAUTOSAR/EB Tresosベースのプロジェクト専用ですか?それともAUTOSAR以外のS32 Design Studioプロジェクトでも使用可能ですか? 非AUTOSAR S32K312アプリケーションでHSE/暗号資産を統合するための例となるプロジェクトや参考文献はありますか? HSE/暗号資産統合に関する指針や参考ドキュメントがあれば、ぜひ教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 プラモド・ジャダブ Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project こんにちは、@pramodj2さん In the ThreadS32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSEコード生成エラー」では、S32K3 リアルタイム・ドライバ ASR R23-11 バージョン7.0.1 P02のインストール方法を説明するステップバイステップガイドを共有しました。これらの手順を現在のインストール手順と比較してみると、参考になるかもしれません。 また、HSEを扱う際には、プロジェクトにHSEインターフェースファイルを含める必要があります。これらのファイルはHSEファームウェアパッケージから入手可能で、特にインターフェースフォルダ(C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\hse_full_mem\interface)から入手可能です。 最後に、S32K312向けに特別に開発されたRTDの例はありませんが、他のS32K3デバイスの例はファミリ全体で非常に似た実装であるため、良い参考資料として利用できます。 HSEデモアプリに含まれているサンプルや、汎用HSEデモサンプル用のS32K3 MCUのサンプルも参考になるかもしれません。これらの例はCrypto/Hse_Ipドライバを直接使用していませんが、HSEサービスの扱い方を示しています。 BR、VaneB Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project こんにちは、@pramodj2さん HSE-Bリファレンス・マニュアル、トレーニング発表、アプリケーションノートはNDAに属するため、公開されていません。これらの資料へのアクセスはSecure Filesを通じてのみ提供されます。 現在Secure Filesにアクセスできない場合は、 NXPのSecure アクセス Rights First Time ユーザー Registration Guideに記載された手順に従って申請できます。 さらに、HSEサービスのAPIリファレンス・マニュアルには、HSEのインストール、設定、使用方法に関する詳細な情報がSEインターフェースファイルに含まれています。例えば、以下の場所で見つけることができます。 C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\docs Hse_Ip/Cryptoドライバーを使用する予定がある場合は、ドライバーユーザーマニュアルおよび統合マニュアルも参照することをお勧めします。これらの文書は、ハードウェアおよびソフトウェアの要件、対応構成、使用ガイドライン、統合ステップ、既知の制限事項に関する詳細な情報を提供します。これらの文書は、例えば以下で見つけることができます: C:\NXP\S32DS.3.6.5\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD_CRYPTO\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M70I1R0\doc Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project 迅速なサポートありがとうございます。共有リンクの手順に従ってHSEドライバを無事に追加できました。 HSEをアプリケーション内で設定し、ターゲットボード上でその機能を検証するための参考ユーザーマニュアル、アプリケーションノート、ドキュメントなどを教えていただけますか? ご協力ありがとうございました。
View full article
i.MX95 UYVY422フォーマットのサポート i.MX95はUYVY422フォーマットをサポートしていますか?データシートにYUV422が記載されています。 シリアライザはUYVY422形式で出力します。これをi.MX95 ISIを使用して処理する必要があります。これは可能なのでしょうか。 UYVYとYUVのバイト順序が異なることは承知しています。データがISIに入る前に、ハードウェアによるバイトスワッピングはサポートされていますか? Re: i.MX95 support for UYVY422 format こんにちは@ゴビ i.MX95はCSIピクセルフォーマターのネイティブデフォルトフォーマットであるUYVY422フォーマットをサポートしています。 また、出力はハードウェアのバイトスワッピングを必要とせず、ISIが直接処理できるUYVY422です。 B.R
View full article
PN7220 現在、サポートされているPN7XXチップの特定のNFC XTSテストケースで故障が確認されています。今後のXTSテストスイートから、関連するType BおよびType Fカードエミュレーションテスト項目を削除する予定があるのか、ご確認いただけますか?また、NXPはこの点についてGoogleと確認済みでしょうか? Re: PN7220 こんにちは、 @Max4さん PN7220については、NXPに免除申請書を申請し、Googleに提出してテストを受けることができます。 よろしくお願いいたします。 ケリー
View full article
i.mx8mp GPUとGTK4アプリ:GUI/ウィンドウ表示遅延とVivante /dev/galcore ioctlのブロック Vivante GPUを搭載したi.MX8MPでのGTK4ウィンドウ起動遅延(約10秒) デフォルトのGTK4 GLレンダラーを使用する場合: gtk_window_present(window);​ ウィンドウが表示されるまでには約9~10秒かかります。 証拠(添付ファイル参照)は、起動遅延がGTKアプリケーションコードによるものではないことを強く示唆しています。 この遅延は、GLレンダリングパス内のVivante /dev/galcore ioctlのブロッキングと関連しているようです。ソフトウェアレンダリング(GSK_RENDERER=カイロ)はこの問題を回避します。 Vivante GPUスタックを用いたi.MX8MPでのGTK4/OpenGL起動**レイテンシ**に関する既知の問題、デバッグ方法、設定変更、または修正方法について のガイダン スを探しています。 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl こんにちは、 @jim777さん 詳細な情報を共有していただき、ありがとうございます。最小限で再現可能なGTK4のソースコード例を教えてもらえますか?NXP BSPでさらにテストを実施する必要があります。 よろしくお願いします、 志明 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl こんにちは、志明さん 迅速なご対応ありがとうございます! テスト用の、骨組みは小さいながらも完全なソースファイルを添付しました。 実行前に設定された環境変数: #!/bin/sh export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0 export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 export GDK_BACKEND=wayland export GSK_RENDERER=gl weston.ini からの関連情報: root@nitrogen8mp:~# cat /etc/xdg/weston/weston.ini [core] #gbm-format=argb8888 use-g2d=true repaint-window=16 idle-time=0 xwayland=true #enable-overlay-view=1 [shell] panel-position=none [libinput] touchscreen_calibrator=true #[output] #name=HDMI-A-1 #mode=1920x1080@60 #transform=rotate-90 #[output] #name=HDMI-A-2 #mode=off # WIDTHxHEIGHT Resolution size width and height in pixels # off Disables the output # preferred Uses the preferred mode # current Uses the current crt controller mode #transform=rotate-90 [screen-share] command=/usr/bin/weston --backend=rdp-backend.so --shell=fullscreen-shell.so --no-clients-resize #start-on-startup=true [input-method] path=/usr/libexec/ibus-wayland GPUサポートのないデスクトップでのgtk_window_presentの実行時間は数百ミリ秒(<1秒)かかります。そしてi.mx8MPデバイスでは9970ミリ秒かかります: root@nitrogen8mp:~# gtk4-test A: activate: before _present: 47333 ms B: activate: after _present: 57303 ms, takes: 9970 ms C: activate: after idele_add: 57303 ms D: startup_task_cb: 57315 ms ^C root@nitrogen8mp:~# render: nglを試しましたが、画像やウィジェット、動画のにじみが生じてしまい、 Vulkanが重大なエラーを引き起こす:ローダーメッセージ:vkCreateDevice:リスト内の拡張を検証できません;表面の「GdkWaylandToplevel」に対してタイプ「GskVulkanRenderer」のレンダラーを実装できません:必要な機能を持つVulkanデバイスを見つけられませんでした。 私たちのアプリにはGPUサポートが必要で、Wayland/Westonで推奨されているレンダラーはまだGL(UG10159 11.3.2.1 GLレンダラー)なので、解決策を見つける手助けをいただければ幸いです。 よろしくお願いします、 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl こんにちは@Zhiming_Liu  すでに共有されたこと以外に、この問題を解決するために私にできることはありますか? もしうまくいく方法があれば、起動時間を大幅に短縮してください。例えば設定の変更、環境変数の設定、バージョンの違い、GPUドライバーの修正やパッチについて教えてください。 ありがとうございます。 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl こんにちは@jim777  GPUチームがこの問題を調査中で、少し時間がかかります。最新情報が入り次第、お知らせします。 よろしくお願いします、 志明 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl こちらはGPUチームによるまとめです: 「GDBデバッグによると、Vivanteユーザー空間のシェーダーコンパイラ最適化エンジン( libVSC.so )内でアプリケーションが停止します。停止ログに基づくと、最初のGTKフレームの前に多くのシェーダーが関与している。GTK4が実機でglLinkProgramを実行すると、パイプラインに重いクライアントアプリケーションの状態マトリックスを接続し、アクティブな頂点帰属、ライブウィジェットデータへのポインタマッピング、そして大量にネストされた一様バッファオブジェクトやメモリブロックを含みます。その屋台は巨大になるだろう。この問題の原因は、Vivanteの古いシェーダー中間ファイルにあります。表現(Vivante 中間表現) VSIはシェーダーをVIRからNIR(新しい中間表現)に最適化する必要がある。バージョン6.4.11.p4のままになりそうです。VSIはシェーダーの最適化に積極的ではないと思う。 VSIは短時間ではシェーダーを最適化しないようです
View full article
RT1060 USBシリアルダウンローダーモード i.MX について こんにちは、 i.MX RT1062ベースのボードでUSBシリアルダウンローダーモードを使用したいと考えています。 USBシリアルダウンローダーモードの動作には、USB_OTG1_IDピンが常に必要ですか? 必要であれば、ピンは高い位置に保持すべきでしょうか? IDピンがドキュメント「i.MX RT10xxシリーズへのセカンドブートローダーの実装」の表1「ブートピン」に記載されていないため、この点を確認したいと思います。 よろしくお願いします、 友和 i.MXRT 106x Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは、パブロさん。 ご返信よろしくお願いします。 USB_OTG1_IDピンの内部プルアップ抵抗がどのように構成されているのか説明してもらえますか? デバイスがシリアルダウンローダーモードに入ると、USB_OTG1_IDの内部プルアップは自動的に有効になるのでしょうか、それともユーザーが設定する必要がありますか? よろしくお願いします、 友和 Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは@ともかずさん USBシリアルダウンローダーモードの場合、USB_OTG1はデバイスモードで動作する必要があります。USB_OTG1_IDピンはOTGロール検出に使われるため、デバイスモード動作のために高レベルであるべきです。 USB_OTG1_IDの内部プルアップが有効になっている場合、外部プルアップは不要です。そうでない場合は、外部プルアップ抵抗を追加してください。 以下のコミュニティ投稿は参考になるかもしれません。i.MX RT1060デバイスがシリアルダウンローダーモードで接続できなかった事例を説明しています。 解決済み:iMXRT:シリアルダウンローダーとの接続ができない件件 - NXPコミュニティ 敬具 パブロ Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは@ともかずさん USBシリアルダウンロードモードはアプリケーションコードの実行前に動作するため、このフェーズ中にピンを設定することはできません。 起動シーケンスの詳細については、i.MX RT1060プロセッサリファレンスマニュアルの図9-18「シリアルダウンローダーブートフロー」を参照してください。 USB_OTG1_IDピンに外部プルアップ抵抗を使用するリファレンス回路図に従うことをお勧めします。 よろしくお願いします、 パブロ Re: About i.MX RT1060 USB Serial Downloader Mode こんにちは、 ご返信よろしくお願いします。 IDピンの内部プルアップは起動時に有効にできないことは理解しています。したがって、外部プルアップ抵抗を使用します。 よろしくお願いいたします。
View full article
Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project Hi Team, We are using S32 Design Studio 3.6.10 for the development of a Non-AUTOSAR application on the NXP S32K312 Mini Board. The project is currently based on FreeRTOS, using SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_0.8.0_CD1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip, which in turn uses SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite.zip as the RTD version. We have successfully implemented the following UDS services: Service 0x10 – Diagnostic Session Control Service 0x22 – Read Data By Identifier Service 0x27 – Security Access Service 0x3E – Tester Present As part of the next development phase, we plan to implement UDS Service 0x29 (Authentication) and would like to leverage HSE/Crypto support for the implementation. To enable this, we installed: SW32K3_RTD_R23-11_7.0.1_P02_D2603_DesignStudio_updatesite.zip The installation completed successfully, and we can see Crypto-related folders (e.g., Crypto_43_HSE, CryIf, Csm, etc.) under the RTD installation directory. However, we are unable to find any HSE/Crypto components in: S32 Configuration Tools (.mex) Peripherals/Drivers view Sample Applications/Examples To verify the setup, we also created a new S32K312 sample project. However, the HSE/Crypto components are still not available for selection. Could you please help clarify the following: How can HSE/Crypto support be enabled for an S32K312 project in S32 Design Studio? Are any additional packages, plugins, SDKs, or HSE firmware required? Is there a specific RTD version or project configuration recommended for using HSE/Crypto together with FreeRTOS on the S32K312? Are the Crypto_43_HSE modules provided by the package intended only for AUTOSAR/EB Tresos-based projects, or can they also be used in Non-AUTOSAR S32 Design Studio projects? Are there any example projects or reference documents available for integrating HSE/Crypto in a Non-AUTOSAR S32K312 application? Any guidance or reference documentation related to HSE/Crypto integration would be greatly appreciated. Thanks & Regards, Pramod Jadhav Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project Hi @pramodj2  In the thread S32DS 3.6.7 RTD 7.0.1 P02 HSE code generation error, I shared a step-by-step guide describing how I installed S32K3 Real-Time Drivers ASR R23-11 Version 7.0.1 P02. You may find it helpful to compare those steps with your current installation process. Also, when working with HSE, it is necessary to include the HSE Interface files in your project. These files can be obtained from the HSE Firmware package, specifically from the interface folder (C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\hse_full_mem\interface). Finally, although there are no RTD examples specifically developed for the S32K312, the examples available for other S32K3 devices can be used as a good reference, as the implementation is very similar across the family. You may also find the examples included in the HSE Demo App and the S32K3 MCUs for General Purpose HSE Demo Examples helpful. While these examples do not directly use the Crypto/Hse_Ip drivers, they demonstrate how to work with HSE services. BR, VaneB Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project Hi @pramodj2  The HSE-B Reference Manual, training presentations, and application notes are under NDA and are therefore not publicly available. Access to these materials is provided only through Secure Files. If you do not currently have access to Secure Files, you can request it by following the procedure described in the NXP Secure Access Rights First-Time User Registration Guide. Additionally, the HSE Service API Reference Manual, which contains detailed information on how to install, configure, and use HSE, is included in the SE Interface files. It can be found, for example, at the following location: C:\NXP\HSE_FW_S32K344_0_2_55_0\docs If you plan to use the Hse_Ip/Crypto drivers, we also recommend referring to the Driver User Manual and Integration Manual. These documents provide detailed information about hardware and software requirements, supported configurations, usage guidelines, integration steps, and known limitations. These documents can be found, for example, at: C:\NXP\S32DS.3.6.5\S32DS\software\PlatformSDK_S32K3\RTD_CRYPTO\Crypto_43_HSE_TS_T40D34M70I1R0\doc Re: Guidance Required for Enabling HSE/Crypto Support on S32K312 Non-AUTOSAR Project Thank you for the quick support. I was able to successfully add the HSE driver by following the steps provided in the shared link. Could you please share any reference user manuals, application notes, or documentation that we can use to configure the HSE in the application and validate its functionality on the target board? Thank you for your assistance.
View full article
i.MX95 支持 UYVY422 格式 i.MX95是否支持UYVY422格式?因为数据手册中提到了YUV422。 序列化器输出 UYVY422 格式。我需要使用 i.MX95 ISI 处理此问题。这有可能吗? 我知道 UYVY 和 YUV 的字节顺序不同。在数据进入ISI之前是否支持硬件字节交换? Re: i.MX95 support for UYVY422 format 嗨@戈壁 i.MX95 支持 UYVY422 格式,这是 CSI 像素格式化器的原生默认格式。 而且,输出 UYVY422 可以直接由 ISI 处理,无需硬件字节交换。 B.R
View full article
i.mx8mp GPU 和 GTK4 应用程序:GUI/窗口呈现延迟和阻塞 Vivante /dev/galcore ioctl 在配备 Vivante GPU 的 i.MX8MP 上,GTK4 窗口启动延迟约为 10 秒。 使用默认的 GTK4 GL 渲染器时: gtk_window_present(window);​ 大约需要9-10 秒才能看到窗口。 证据(见附件)强烈表明,启动延迟并非由 GTK 应用程序代码引起。 延迟似乎与 GL 渲染路径中的 Vivante /dev/galcore ioctl 阻塞有关。软件渲染(GSK_RENDERER=cairo)可以避免这个问题。 我们正在寻找有关 i.MX8MP 搭载 Vivante GPU 堆栈时 GTK4/OpenGL 启动延迟的已知问题、调试方法、配置更改或修复方案的指导。 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl 嗨@jim777 感谢您分享如此详细的信息。能否提供一个最小的、可复现的 GTK4 源代码示例?我需要对 NXP BSP 进行进一步测试。 此致, 志明 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl 嗨志明, 感谢您的快速回复! 附件是一个小型但完整的源文件框架,供测试使用。 以及运行前设置的环境变量: #!/bin/sh export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/0 export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 export GDK_BACKEND=wayland export GSK_RENDERER=gl 来自 weston.ini 的相关内容: root@nitrogen8mp:~# cat /etc/xdg/weston/weston.ini [core] #gbm-format=argb8888 use-g2d=true repaint-window=16 idle-time=0 xwayland=true #enable-overlay-view=1 [shell] panel-position=none [libinput] touchscreen_calibrator=true #[output] #name=HDMI-A-1 #mode=1920x1080@60 #transform=rotate-90 #[output] #name=HDMI-A-2 #mode=off # WIDTHxHEIGHT Resolution size width and height in pixels # off Disables the output # preferred Uses the preferred mode # current Uses the current crt controller mode #transform=rotate-90 [screen-share] command=/usr/bin/weston --backend=rdp-backend.so --shell=fullscreen-shell.so --no-clients-resize #start-on-startup=true [input-method] path=/usr/libexec/ibus-wayland 在没有GPU支持的台式机上,gtk_window_present的运行时间需要几百毫秒(< 1秒);而在i.mx8mp设备上,则需要9970毫秒: root@nitrogen8mp:~# gtk4-test A: activate: before _present: 47333 ms B: activate: after _present: 57303 ms, takes: 9970 ms C: activate: after idele_add: 57303 ms D: startup_task_cb: 57315 ms ^C root@nitrogen8mp:~# 我尝试过 render: ngl,但会导致图像/控件/视频模糊;而Vulkan 会导致严重错误:加载器消息:vkCreateDevice:验证列表中的扩展失败;无法为表面“GdkWaylandToplevel”实现类型为“GskVulkanRenderer”的渲染器:找不到具有所需功能的 Vulkan 设备。 由于我们的应用程序需要 GPU 支持,而 Wayland/Weston 下推荐的渲染器仍然是 GL(UG10159 11.3.2.1 GL 渲染器),希望您能帮忙找到解决方案。 此致, Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl 嗨@Zhiming_Liu 除了已经分享的信息之外,还有什么我可以帮忙解决这个问题的吗? 如果有什么方法可以显著缩短启动时间,例如更改配置、设置环境变量、使用不同的版本,或者修复/修补 GPU 驱动程序,请告诉我。 谢谢, Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl 嗨@jim777 GPU团队正在调查此问题,这需要一些时间。有最新消息我会第一时间通知你。 此致, 志明 Re: i.mx8mp GPU and GTK4 app: GUI/window present delay and blocking Vivante /dev/galcore ioctl 这是GPU团队的总结: “gdb debug 显示应用程序在 Vivante 用户空间着色器编译器优化引擎 ( libVSC.so ) 内部停滞。根据卡顿日志,在第一个 GTK 帧之前有很多着色器参与其中。当 GTK4 在实际运行中执行 glLinkProgram 时,它会将繁重且实时的客户端应用程序状态矩阵附加到管道,包括活动顶点属性指针映射到实时控件数据以及大量的嵌套统一缓冲区对象和内存块。摊位会很大。卡顿是由于vivante的旧着色器中间件造成的。表示法(维万特中间表示法)。 需要 VSI 将着色器从 VIR 优化为 NIR(新的中间表示)。看来我们将继续使用 6.4.11.p4 版本。我认为VSI不会愿意优化他们的着色器。 看来VSI无法在短时间内优化着色器。
View full article