2363000_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2363000_zh-CN

2363000_zh-CN

在 vscode 中安装 mcuxpresso 配置工具时出错

亲爱的各位

我正在安装用于 vscode 的 MCUxpresso,但当我尝试安装用于 vs 代码的 MCUXpresso 配置工具时,却出现了以下错误:

[error] 无法获取 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 的下载 URL:200: OK。跳过下载...
[error] 安装 MCUXpresso 配置工具时发生错误:
无法获取 MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03 的下载 URL。
跳转...
*** 安装错误 ***

我的 VScode 版本是

版本:1.118.1 (用户设置)
Commit:034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e
日期:2026-04-29T17:36:44+03:00
Electron: 39.8.8
ElectronBuildId:13870025
Chromium: 142.0.7444.265
Node.js: 22.22.1
V8: 14.2.231.22-electron.0
操作系统:Windows_NT x64 10.0.26200

这是 VScode 自动打开的表单

_Ferrari__0-1778425696101.png_Ferrari__0-1778425696101.png

您遇到过类似问题吗?

你是怎么修好的?

非常感谢你们的帮助与合作

顺祝商祺!

Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode

您好,

MCUXpresso 安装程序以前在从 nxp.com 下载时遇到过兼容性问题。这个问题已在几天前发布的最新版本中得到解决。请使用自动更新功能更新 MCUXpresso 安装程序,然后重新尝试安装 MCUXpresso 配置工具。

AlexandraMaracine_0-1778479402779.pngAlexandraMaracine_0-1778479402779.png

谢谢!

亚历山德拉

Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920

你好,
我已按照您建议的方法操作,但问题仍然存在。今天是2026年9月20日。我已经确认我的 MCUXpresso 安装程序已更新到最新版本。但是,我在安装 MCUXpresso 配置工具和安全配置时仍然会遇到错误。

您能帮忙进一步核实一下吗?
谢谢。

1.png1.png 2.png2.png

Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920我已更新到最新版本的MCUXpresso安装程序,但仍然无法安装这些程序。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: