Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
i.MX93:ウォッチドッグはCortex-A55だけをリセットし、Cortex-M33を稼働させ続けることは可能ですか? カスタムのi.mx93ボードを使っていますが、主にEVKの設計とPMICに従っています。ソフトウェアではNXP BSPベースのYocto(walnascar-6.12.34-2.1.0)を使っています。支店)。 ウォッチドッグタイムアウトで、Cortex-A55だけをリセットし、Cortex-M33(Zephyr)を稼働させておきたいです。そうすればM33がA55を監視し、障害時にデータをバッファリングできます。 リファレンス・マニュアルで見つけたのですが、 - セクション32.2.10では、wdog4_ca55_rst_bおよびwdog5_ca55_rst_bをコールドリセットソースとして記載しています。 - セクション32.2.12.2ではCA55はウォームリセットができず、電源オフ、CPU待機、電源オン、リリースの手順が説明されています。 - WDOG第69章では、タイムアウトによって何がリセットされるかについては記載されていません。 devmem2を使用して、SRCベース0x44460000のレジスタをダンプしました。 +0x18 (マスクのリセット): 0x00000FBF。ビット6(CSU)はクリアで、WDOGビット(WDOG5(ビット4)を含む)は設定されているため、これらのソースはマスクされています。 WDOG4やWDOG5のマスクを解除し、リセットモードをCA55スライスのみに設定して、A55がリセットされる一方でM33が動作し続けるのはサポートされていますか?もしそうなら、A55を再始動させるために他に必要なものはありますか?申請書や例はありますか? アドバイスをいただければ幸いです。 よろしくお願いします Linux Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? SRCはM33ドメインを選択しなくてもWDOG4/5のリセットをA55ドメインにルーティングできますが、それだけではM33が動作し続ける間にA55が電源を再開し、再起動しLinuxを起動するわけではありません。A55の再起動シーケンスと、ウォッチドッグによってトリガーされるPMICのリセットについても考慮する必要があります。あなたのBSPでその完全なフローを実装しているNXPの例は見つかりませんでした。 また、マスクビットの読み取り値が間違っているようです。SRMASKでは、WDOG4とWDOG5はビット19と20であり、ビット3と4ではありません。レジスタフィールドを変更する前に、再度確認してください。 Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? 迅速なご返信ありがとうございます。 私のSRMASK図(スクリーンショットを添付)では、WDOG4とWDOG5がビット3と4に、WDOG1からWDOG3がビット0から2に割り当てられており、リセット値は0xFBFです。それは起動時に私が読んだ内容と一致します。 私はIMX93RM.pdfを読んでいます牧師7、2026年2月10日。 どの文書と改訂版を読んでいるのか確認していただけますか? 私の疑問は再起動についてです。このリセット後、CPUWAITが保持され、リセットベクタが設定された状態で、A55を再び動作させるためのサポートされている手順は何ですか?RMによるとCA55はウォームリセットできず、電源のサイクルが必要だと言われています。M33から電源を再投入する、サポートされている方法はありますか? ありがとう。 よろしくお願いします Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? SRMASKについては、あなたの言う通りです。図のビット位置ラベルを読み間違えていました。 再起動の場合、A55リセットだけでは手順として文書化されていません。セクション32.2.12.2ではCA55はウォームリセットできないと明記されており、以下は以下の通りです:CA55の電源を落とす。CPUn_WAIT CA55_CPUWAITビットを1に設定する。CA55の電源を入れる。そしてWAITを解除してコアを動作させる。したがって、リセットベクタを設定してCPUWAITを保持するだけでは、必要な電源サイクルは実行されません。 SRCスライスを電源サイクルするソフトウェア機構が文書化されており、M33ファームウェアで使用可能とされています。§32.2.8はMEM_CTRL[MEM_LP_EN]を有効にし、スライスのSLICE_SW_CTRL[PDN_SOFT]を1に設定して電源を入れ、0にクリアして電源を入れることについて説明しています。ソフトウェアスライス制御はAUTHEN_CTRL[LPM_MODE] = 0の場合にのみ許可されます;スライスのAUTHEN_CTRL[WHITE_LIST]はまた、どのTRDCドメインがレジスタを書き込めるかも決定します。RMは別々のA55コアとプラットフォームスライスを識別するため、これは適切なCA55パワードメインに適用しなければなりません。WDOGリセットがそれらにルーティングされる際に必ずしもそうなるとは限りません。 RMのCA55電源オフ→CPUWAIT→電源オン→WAIT解除のシーケンスを使用してください。ウォッチドッグリセットルーティングだけでは、A55の完全な再起動は確立されません。
View full article
MCXW727CMFTBT — 工場出荷時のブランク状態のデバイスでSWD接続が失敗する(2台、同一の不具合) MCXW727CMFTBTサンプル(2ユニット、カスタムボード)にSWDデバッグ接続を確立することはできませんが、まったく同じプローブ/ケーブル/セットアップが同じ回路図、同じBOMのMCXW716Cに直接接続されます(回路図も同じBOM、MCUが異なるだけです)。 部品: MCXW727CMFTBT、HVQFN-48、日付コード9D2604、ロットPF2R73.00 ボード: カスタムPCB(10ピンCortex Debug SWD、ISPボタンなし)、工場出荷時の空白/未プログラム SDK: MCUXpresso SDK 26.06.00 — アプリケーションビルド/リンクは正常、故障はデバッグ接続段階のみです 兆候 NXP LinkServer 25.12.83と純正SEGGER J-Link Plusの両方で全く同じように失敗します。   LinkServer: Error: Wire Ack Fault - target connected? Ed:02: Failed on connect: Ee(42). No connection to chip's debug port J-Link: device MCXW727C_M33_0 / connect (VTref correctly read at 3.025V) ERROR: Wrong DM-AP IDCODE detected: 0xFFFFFFFF LinkServer 独自の MCXW7XX 事前接続スクリプト (LS_preconnect_MCXW7XX.scp) は自動的にデバッグセッション要求を発行しますが、それでも失敗します。nxpdebugmbox (SPSDK) のマニュアルの「デバッグセッションの開始」も、同じ WIRE ACK FAULT で失敗します。 既に除外済み プローブ/ケーブル/アダプター:動作確認済み(同じ構成でMCXW716Cにも問題なく接続できます) MCUでのVDD_IO / P3V3:~3.3V、正解 SWDIO/SWDCLKの導通:良好 VDD_CORE(内部LDO):1.065V、範囲内 RESET_b は、ケーブルが抜かれた状態で、内部プルアップの約 3.3V (Ref.) の代わりに0Vを読み取ります。マニュアル§22.3.1)— 両方のユニットで 接続試行中にRESET_bを外部から3.3Vに強制的に設定(VTrefは3.025Vと正しく読み取られた):変化なし、依然として「Wrong DM-AP IDCODE 0xFFFFFFFF」で失敗します。 2台の別々の物理ユニット/2枚の別々の基板で再現可能 関連スレッド 全く同じエラー (DM-AP IDCODE 0xFFFFFFFF が間違っています) が、同じデバイス名で報告されていますが、シナリオが異なります (ボードは動作していましたが、消去/再プログラム サイクル後に壊れました)。FRDM -MCXW72 は接続されなくなりました。当社のユニットは一度もフラッシュされたことがないので、そのThreadが示すようにNBU/コア状態へのリンクがあるなら、顧客が一度も触ったことのないユニットにも影響が出るようです。 質問 初期生産版MCXW727CMFTBT(ロットPF2R73.00)において、標準のデバッグメールボックス手順以外で、空のデバイスへのSWDをブロックするような既知のエラー、ブート構成要件、またはデフォルトのライフサイクル状態はありますか? 両方のユニットで、RESET_bが静止時に0Vを読み取っている(内部プルアップに関する規定に反する)— このロットの製造上の問題か、それともPOR時にこのピンを駆動する別の要因が想定されているのか? このケースでUARTベースのISPを必要としない推奨の復旧手順はありますか?(うちのボードにはUSB-UARTブリッジが搭載されていません) ご要望があれば、完全なログ、オシロスコープのキャプチャデータ、その他役立つ情報を提供いたします。 プロトコル:BLE→コネクティビティ プロトコル:Thread Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) 迅速なご対応ありがとうございます! 念のため申し上げますが、私たちは両方のプローブをそれぞれ適切なツールを使ってテストしました。LinkServerとJ-Linkプローブを混用したわけではありません。 NXP MCU-Link Proは LinkServer 25.12.83経由でアクセス可能です。MCUXpresso for VS Codeのデバッグ/フラッシュ統合(LinkServerのgdbserver/flashプログラマーを内部で起動します)を通じて。これが私たちの普段の日常的な作業環境です。 結果:ワイヤーアクトリック故障 - ターゲット接続?/ Ed:02: 接続に失敗しました: Ee(42)。LinkServerがMCXW7XX固有の事前接続スクリプト(LS_preconnect_MCXW7XX.scp、デバッグセッション要求を発行)を自動的に実行する場合も含め、チップのデバッグポートに接続できません。 別の本物の SEGGER J-Link Plus (ファームウェアV11.00)+ J-Link アダプターCortexM(20ピン→10ピン0.05インチ)が、 J-Link Commander V9.74 経由で直接アクセスできます(LinkServer経由ではありません)。 結果: エラー: 接続時に誤った DM-AP IDCODE が検出されました: 0xFFFFFFFF、VTref は 3.025 V で正しく読み取られました。 この2回目のテストは、LinkServerやMCU-Link特有の問題を除外するために実施しました。このまさに同じJ-Link Plus+アダプター+ケーブル+ラボ電源の組み合わせで、ターゲットボードだけをMCXW716Cバリアント(同じPCBでMCUが違います)に交換した場合、 J-Link Commanderは正常に接続し、Cortex-M33コアを識別 します。つまり、プローブ、ケーブル、アダプター、ツールが正常に動作していることが確認されます。故障はMCXW727C部品/基板に特有のようです。 J-FlashやLinkFlashはまだ試していません。試したのはJ-Link Commander(接続)とLinkServerに内蔵されている「デバッグ」および「復元」フラッシュプログラマーモードのみです。もし問題をさらに絞り込むのに役立つのであれば、これらのどちらかを試してみたいと思います。 他に有用な情報やログがあればお知らせください。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。お元気でお過ごしでしょうか。 観察している挙動をよりよく理解するために、各CASEで外部のJ-Linkデバッガを使っているか確認していただけますか?それともMCU-Link Proでも試しましたか? さらに、SWD経由でアクセスするためにどのツール(LinkFlash、J-Flash、J-Link Commander)を使用しているかも教えてください。LinkserverはNXPデバッグプローブ(例:Σ30)のGDBサーバーを起動・管理するためのユーティリティです。したがって、J-LinkプローブはLinkserverに検出されないことが予想されます。J-Link Plusプローブは、J-Link Commander/J-Flashツールと連携してのみ検出され、使用可能です。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。追加情報を提供していただきありがとうございます。 Reset_b信号が0Vを読み取っているとおっしゃっていましたが、これはデバイスが常にリセット状態にあることを意味します。以上のことから、観察された行動をさらに分析するのに役立ついくつかの質問をしたいと思います。 MCUのPTD0/RESET_bピンに接続されたハードウェアや回路はありますか?それは浮いていますか? VDD_IO_Dレールは正しい電圧を測定していますか?この電源領域はリセットシステムに電圧を供給するためである。電源管理ハードウェアの推奨事項については 、AN14742 を参照してください。 RESET_bピンの抵抗値を測定できますか?もしそうなら、測定値を教えてください。 外部から強制リセットを行った際、外部電圧をリセットピンに直接接続しましたか? ご依頼いただいた情報をお知らせください。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @RomanVR さん、 サポートありがとうございます。以下は、当社のハードウェア構成に関する寸法と詳細です。 PTD0/RESET_b の回路: PTD0/RESET_b ピン (ピン 23) は、10 ピン SWD デバッグ ヘッダー (FTSH-105) のピン 10 に直接配線されています。PCB上のこのネットには外部プルアップ抵抗やデカップリングコンデンサはなく、完全にMCU内部のプルアップに依存しています。 VDD_IO_D レール電圧:レールはピンで直接3.28V を測定しており、これは AN14742 で想定される公称電圧の範囲内です。 RESET_bピンの抵抗値:基板の電源を切った状態で、RESETピンのGNDに対する抵抗値を測定したところ、異常に低い38オームでした。 外部リセットテスト:リセットラインに4.7kΩのプルアップ抵抗を外部から追加して3.3Vに接続し、ピンがハイになるかどうかをテストしました。しかし、効果はなく、SWD接続は依然として失敗しており、これはGNDに対する38オームのインピーダンスがプルアップ抵抗を完全に圧倒していることと一致します。 このまさに38オームのGNDに近い短絡電流が、工場出荷時のブランクMCXW727CMFTBTユニットの両方に存在しますが、MCXW716Cバリアントは同じPCBレイアウトで動作します。これはこのロット(ロットPF2R73.00)にシリコンや製造上の欠陥がある可能性を示しているのでしょうか?それとも内部ハードウェアの条件でこのラインが低下するのでしょうか? よろしくお願いいたします。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。情報ありがとうございます。 観測された測定値をより詳細に分析するために、基板の回路図を共有していただけますでしょうか? また、測定された抵抗値が低かったため、10kΩ~100kΩの範囲の外部プルアップ抵抗を追加してみてください。以下のコミュニティ投稿で推奨されているように: デバッグのための設計考慮事項。 また、RESET_bピンで観測されたリセット信号のオシロスコープ波形を共有していただけますでしょうか? Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 ご依頼いただいたテストはすべて、当社の3台目の、完全に未使用のユニット(これまで電源を入れたり、触ったりしたことが一度もない)で実施しました。 外部プルアップ抵抗(10kΩ、ご要望の10kΩ~100kΩの範囲内): RESET_b、電源なし、10 kΩプルアップが設置されている: 16 kΩ (健康 — 外部10 kΩと並列で単独で測定された内部~313 kΩと一致) RESET_b、ボードの電源投入直後、同じ10kΩプルアップ抵抗がそのまま残っている場合: 0.013Vに低下する SWD接続試行(同じ設定):やはり同じように失敗します — エラー:誤ったDM-AP IDCODEが検出されました:0xFFFFFFFF 電源投入時の RESET_b (PTD0) のオシロスコープ波形:当初報告したような平坦な線ではなく、より詳細な検査 (1ms/div、500mV/div) により、真の過渡現象が確認できます。ピンは約1V (3.3V ではなく) まで上昇し、わずかに上昇しながら約 1msの間その部分的なレベルを維持し、その後急激に低下して低いままになります。この同じ過渡現象は 外部10 kΩプルアップの有無に問わず存在し、デバッグコネクタだけでなくMCUピンに直接プローブしたことで確認されました。つまり、ケーブルやコネクタのアーティファクトではなく、ピンでの本物の信号です。タイムベースを100ms/divに広げ、さらに1s/divにすると、これは 一度き りのイベントであることが確認できます — リトライも繰り返しサイクルもありません。これはMCUがRESET_bを放出しようと失敗または部分的に試みた後、永久に停止したように見えます。繰り返しのブラウンアウトやウォッチドッグループ、あるいは最初の瞬間からピンが硬い0Vで保持されているわけではありません。 OSC1出力(ピン3、SIT8918BAアクティブオシレーター)のオシロスコープ: クリーンな32.000 MHzの方形波が存在し安定していることを確認しました。したがって、メインシステムクロックがEXTALに達したことが原因として除外されました。 追加データポイント — 公式FRDM-MCXW72ボード: この同じプローブを使って、問題なく本物のNXP FRDM-MCXW72評価ボードに接続しフラッシュできました。このボードのMCUマークは「MCXW72 / 7CMFTB / 3P57K / S1953603」と表示されており、故障しかけたカスタムボードユニットと同じ 部品番号(MCXW727CMFTB)およびマスクセット(3P57K )であることが確認できます。ただし、ロット/日付コード(S1953603とPF2R73.00)が異なります。これは、プローブ/ケーブル/治具に問題がないことを強く裏付けており、部品番号やマスクセット全般ではなく、ロットPF2R73.00に特有の問題であることを示唆しています。 概要: RESET_b は電源投入前は電気的に正常 (絶縁抵抗 313 kΩ / 外部プルアップ抵抗 16 kΩ) で、32 MHz 発振器も正常に動作していますが、電源投入と同時に RESET_b はほぼ 0V まで低下し、10 kΩ の外部プルアップ抵抗をかけてもその状態が維持され、リセットが保持された状態 (r/h/connect) を含め、SWD は接続できなくなります。これは、MCU自体が起動シーケンスの非常に早い段階でRESET_bをアクティブに低く保ち、決して離さないということを示しており、受動的または外部の電気的問題ではないということです。完全に未改造のユニットで再現可能であり、正常に動作するFRDM-MCXW72(同じプローブ)を陽性対照として使用した。 回路図の一部(RESET_b / SWDヘッダーネット、クロック部)を添付します。 次に何が一番役に立つか教えてください。接続試行中やその他のテスト中にSWDCLK/SWDIOのオシロスコープキャプチャを試してみます。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん、ご依頼いただいたテストを実施していただきありがとうございます。 ICの詳細な写真を共有していただけますか?お客様ご自身で作成された基板と、中古のFRDM基板の両方から取得します。 さらに、あなたの回路図についてですが、適切な電源構成が取られているかを確認するために、 AN14802 - MCX W71からMCX W72への移行ガイド と AN14742 - MCX W72の電源管理ハードウェア を参照することをお勧めします。サポートされていない電源モードの実装や電源設定の誤りを除外し、観測された動作を絞り込みます。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 AN14802/AN14742を回路図と照らし合わせて確認しました。ICの写真の前に1つ質問があります。 DCDC_LX:基板上でフローティング状態(外部インダクタなし)にしており、AN14742の「低コスト」構成に合致しています。しかしDC-DCを無効にするにはソフトウェア書き込みが必要で、私たちの空・プログラムされていないユニットでは絶対に書き込みがないため、DC-DCはLXをフロートさせたままハードウェアデフォルトで有効の状態を維持します。ただし、当社の稼働中のMCXW716C基板でも全く同じレイアウトが使用されています。 これ(DC-DC有効でLXフローティングの場合)は、コードが実行される前にブランクMCXW727Cで起動/SWDをブロックすることは現実的に可能でしょうか? 一時的にDCDC_LX GNDに接続するのは安全なテストでしょうか、それとも(内部スイッチノード、インダクタやスナビングなし)避けたほうがいいでしょうか? ICの写真を添付しました(カスタム基板+FRDM基板、チップのマーキング)。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。 設計でどのような電力構成アプローチを採用しているのか、確認していただけますか? 前の質問は重要な背景情報を提供しています。AN14742に記載されているように、「低コスト/バイパス」電源構成を使用している場合は、DCDC_LXピンをフローティング状態にしておくことが推奨されます。この電源構成を実装していない場合は、ピンをフローティング状態にしてはいけません。 このトピックに関連して、表58を参照することをお勧めします。MCXW72データシートの未使用インターフェースの接続を推奨し、供給構成に応じて未使用インターフェースの適切なピン接続を確保すること。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは@Rwaka。共有ドキュメントとの照合をありがとうございます。 VDD_CORE/VOUT_COREピンとVDD_LDO_COREピンでの信号のオシロスコープ測定を共有していただけますか? また、完全な回路図を共有できない場合は、以下のコミュニティ投稿を参照してください: KW47(オートモーティブ)またはMCX W72(IoT/インダストリアル)で初めてPCBを組み立てる最良の方法?記事の最後に、以下の2つのファイルが共有されています。 KW47 MCXW72 デザイン イン チェックリスト V3.xlsx: 設計がW72の適切な特性に完全に適合しているかどうかを判断するためのチェックリスト。 KW45 - MCX W71 - KW47 - MCX W72 最小BoMプレゼンテーション お客様May26.pdf:お使いの構成(LDOモード)に推奨される外部コンポーネントと接続に関するガイダンス。 指定された2つのファイル間で相互チェックを行い、その結果をお知らせください。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 確認ですが、当社のボードは「低コスト/バイパス」電源構成を採用しており、外部DC-DCインダクタは使用せず、DCDC_LXはフローティング状態になっています。 指示通り、表58(データシート)と照合しました。当社のレイアウトは、DC-DC関連のピンに関する推奨事項に準拠しています。 DCDC_LX: フローティング ✓ (「フロート」の推奨事項に一致) VSS_DCDC: GNDに接続済み ✓(「常にVSSに接続する」推奨事項に一致) 回路図のこの特定の箇所については、矛盾点は見つかりませんでした。表58に記載されているピンやエリアの中で、特に再確認してほしい箇所があればお知らせください。また、次に調査すべき別の角度があればお知らせください。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 見つけることができました!そこへ導いてくださった皆様に感謝いたします! 根本原因:カスタム基板上のVOUT_SYS/VDD_SYS(ピン22)にはデカップリングコンデンサが全くなく、完全にフローティング状態で、接続が全くありませんでした。ご紹介の公式FRDM-MCXW72回路図と比較すると、その基板はこのピンを4.7μF + 1.5μF + 0.1μFで並列に切り離しています(R36/LDO_SYS_BYPASSもDNPなので、VDD_SYSは完全に内部生成で、強くデカップリングされています)。 3台目の(これまで手を加えていなかった)ユニットのVDD_SYSとGNDの間に4.7µFのコンデンサを1個追加したところ、 SWDがすぐに接続され、フラッシュ書き込みも正常に動作するようになりました。 興味深いことに、MCXW716Cボードにも全く同じフローティングVDD_SYS(コンデンサなし)が存在し、それらは問題なく動作しています。つまり、これはW71とW72の電源管理ブロック間の実際の挙動の違い(AN14664で言及された新しいDC-DCランプ制御機能に関連している可能性がありますが、W71にはこの機能がありません)。ドキュメントの抜け穴というよりは、表58では「デカップリングコンデンサ以外は浮動」とVDD_SYS記載されていますが、最小値の指定はなく、W72特有の重要性を見落としがちです。 次回の基板改訂版では、VDD_SYSに適切なデカップリング(お客様の基準値に合わせる)を追加し、さらに他の2つのユニットについても確認します(これらのユニットは、以前のテストで発生したRESET_bの異常(今回の件とは無関係)も抱えていました)。 この件で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。表58/最小部品表の相互チェックに関するご提案は、まさに私たちが必要としていたものでした。本当にサポートに感謝しています。 よろしくお願いいたします! Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) こんにちは、 @Rwaka さん。お元気でお過ごしでしょうか。 ご質問を対応するチームに適切に対応できるように、ご質問を別の投稿で作成するのをご協力いただけますか? これにより、技術的な質問をより正確に追跡でき、お客様へのサポートも充実しています。 ご理解いただきありがとうございます。 Re: MCXW727CMFTBT — SWD connection fails on factory-blank devices (2 units, identical failure) 件名:推奨リクエスト:15年以上の寿命を持つCE認証インダストリアル製品におけるMCX W71 vs MCX W72 NXPチームの皆様へ 私たちは独自の2.4 GHz GenFSKリンクを備えた産業用製品(非接触電源およびデータコネクター)を開発しています。当社のPCB(48QFN)は、MCX W71(MCXW716CMFTAT)とMCX W72(MCXW727CMFTB、MCXW727CMFTBTとして供給)の両方に対応しています。今こそ一つを選び、CE(RED)認証前に設計を凍結しなければなりません。当社の製品の期待寿命は15年を超えており、部品が廃止または変更された場合に再認証を行う余裕はありません。 この用途におすすめのツールを教えていただけますか?その理由も教えていただけますか?特に: 1. 15年以上利用可能となる新しいデザインにおすすめのデバイスは?どちらかがレガシーなデバイスとして位置づけられているのか、それとも新しいデザインには推奨されないデバイスなのでしょうか? 2. それぞれについて、現在のライフサイクル状況、最低寿命期間(10年または15年)、参照として使用した発売日、および製品寿命プログラムの「プログラム継続日」を書面で確認してください。NXPコミュニティ回答ではW72の「2040年まで」と記載されていますが、W71の終了日は公表されていません。 3. 目標が標準の15年期間を超えているため、どちらかのデバイスの寿命を延長できるか(「プログラムの延長」ステータス)?もしそうでなければ、15年以上の寿命(最終購入、EOL前の通知期間、フォームフィット型の後継)をカバーするにはどうすればよいでしょうか? 4. 予定されているPCN、NRND、EOLおよび移行経路(あれば)。 5. RF特性(出力、高調波、誤発射)を変更する可能性のあるマスク/シリコンの改訂や製造拠点移管の計画。両デバイスは異なる無線世代を使用しているため、無線試験報告書は共有できないと仮定しています。それは正しいですか?また、私たちの試験室に役立つRF特性評価データはありますか? 認証ファイルに含められる正式な長寿声明があれば非常に役立ちます。 事前に感謝いたします。 よろしくお願いいたします。
View full article
请求提供 IMX95_19x19_LP4x_EVK 的硬件设计源文档 我们正在寻找基于 19×19 毫米封装 i.MX95 的 LP4x 评估板。请问是否有相关的评估板和参考设计可供参考? 目前,我们只获得了 FRDM-IMX95 板的硬件设计源文件。它支持的速度上限为 4000 Mbps,这不符合我们的要求。 请问是否有基于 19×19 毫米封装的 i.MX95 的 LP4x 评估板,以及其设计源文件供我们参考? Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK i.MX 95 19x19 LPDD4x CPU 未公开。您可以联系当地的FAE(现场应用工程师),看看您是否可以访问它。 此外,您还可以参考https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/imx_95_19x19mm_lpddr4x-4266_routing_recommendation.html和https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/lpddr4x-4266_routing_example_imx_95_19x19mm.html作为您的设计指南。 谢谢! Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK 谢谢你的回复。我们正在寻找一款配备 LPDDR4 的 i.MX95_19x19mm EVK。您提到的那款主板是基于 LPDDR5 的,这不符合我们的需求。 Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK @D_flash你好,你检查过这个问题吗? i.MX 95 19mm x 19mm 评估套件 | 恩智浦半导体 Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK 好的,我会照做的,谢谢!
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): ビルド後のロード可能な構成はサポートされていますか、または予定されていますか? こんにちは、 「CAN_LLCEと LLCE_Af Postbuild Loadable をサポートしているのか?」についてフォローアップしています(2025年4月)NXPのサポートはCan_43_LLCEの「ポストビルドモデル」と答えました。ロード可能な問題が未解決のまま残された。CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていますか?- NXPコミュニティ セットアップ: S32G274A、S32G_LLCE_1_0_9 (Can_43_LLCE 1.0.9、RTD AUTOSAR 4.4)。 目標:CANの設定をビルド後読み込み可能に更新し、アプリケーションイメージ全体を再フラッシュせずに実現すること。 1.0.9パッケージでは、以下の通りです: ポストビルドテーブルは絶対ポインタを持つコンスタント構造体で、アプリケーションイメージにコンパイルされます。 ビルド後のデータ用のロード可能または再配置可能なフォーマット、Sレコード出力、またはローダーは見つかりませんでした。 質問: Can_43_LLCEでは、ビルド後のロード可能な設定がサポートされていますか、または予定されていますか?はいの場合、どのバージョンで、いつからですか? もしそうでなければ、完全な再フラッシュなしでCANフィルターを更新するサポート方法は何ですか? Can_43_LLCEやLlce_Afでのポストビルドに関するアプリケーションノートはありますか? 前もって感謝します、 アイマン Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただき、また情報をお寄せいただきありがとうございます。 ご質問を拝受いたしました。確認させていただきます。 BR ジョーイ Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? こんにちは、アイマンユニスさん お問い合わせいただきありがとうございます。 最新のLLCEマニュアルによると、現在、CAN_LLCEとLLCE_AfはPostbuild Loadableをサポートしていません。この機能を追加する具体的な計画はありません。 社内からの提案によると、お客様が新しい変更リクエストを提案したい場合、マーケティング部門に相談する必要があります。より詳細な企業情報を提供する必要があります。 現在、参考となる関連資料はございません。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 BR ジョーイ
View full article
FRDM-ADPT-MCX-M2: RTP USB Camera Stream over Wi-Fi In this lab, we'll learn how to access Application Code Hub directly from Visual Studio Code, download a RTP USB Camera Stream over WiFi (FRDM‑MCXN947 + IW610), and run it on the FRDM-MCXN947 using IW610G-M2 + FRDM-ADPT-MCX-M2 to add Wi-Fi capabilities and USB camera to video stream. Hardware Requirements: FRDM-MCXN947 FRDM-ADPT-MCX-M2 IW610G-M2 Logitech C920 HD Pro WebCam Type C USB Cable Software Requirements: IDE: Visual Studio Code 1.130 or later SDK: V26.06.00 LTS VLC  RTP USB Camera Stream over Wi-Fi lab guide (function() { var wrapper = document.getElementById('lia-vid-6405436030112w960h540r364'); var videoEl = wrapper ? wrapper.querySelector('video-js') : null; if (videoEl) { if (window.videojs) { window.videojs(videoEl).ready(function() { this.on('loadedmetadata', function() { this.el().querySelectorAll('.vjs-load-progress div[data-start]').forEach(function(bar) { bar.setAttribute('role', 'presentation'); bar.setAttribute('aria-hidden', 'true'); }); }); }); } }})(); (view in My Videos) Community Support If you have questions regarding this training, please leave your comments in our MCU Community! here 
View full article
ハードウェア設計のソースドキュメントのIMX95_19x19_LP4x_EVK請求 19×19mmパッケージi.MX95をベースにしたLP4x評価ボードを探しています。関連する評価ボードやリファレンスデザインがあれば教えていただけますか? 現時点では、FRDM-IMX95ボードのハードウェア設計ソースファイルのみを入手しています。対応速度は4000Mbpsに制限されており、当社の要件を満たしていません。 19×19mmパッケージi.MX95をベースにしたLP4x評価ボードとその設計ソースファイルがあるか確認していただけますか? Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK i.MX 95 19x19 LPDD4x CPUは公開されていません。地元のFAEにお問い合わせいただいてアクセスできるか確認してみてはどうでしょうか。 また、 https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/imx_95_19x19mm_lpddr4x-4266_routing_recommendation.html と https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/lpddr4x-4266_routing_example_imx_95_19x19mm.html をデザインガイドとして参照することもできます。 よろしくお願いします。 Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK ご返信ありがとうございます。LPDDR4搭載のi.MX95_19x19mm EVKを探しています。ご指摘の基板はLPDDR5をベースとしており、弊社のニーズには合致しません。 Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK こんにちは@D_flash、これ確認しましたか? i.MX 95 19mm x 19mm 評価キット |NXP半導体 Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK はい、承知いたしました。ありがとうございます!
View full article
i.MX93:看门狗能否只重置 Cortex-A55 而让 Cortex-M33 继续运行? 我使用的是定制的i.MX93主板,但大部分设计和电源管理芯片(PMIC)都参考了evk的方案。软件方面,我使用的是基于 NXP 电路板支持包。 的 Yocto(walnascar-6.12.34-2.1.0)。分支)。 我希望看门狗超时功能只重置 Cortex-A55,而让 Cortex-M33 (Zephyr) 继续运行,以便 M33 可以在断电期间监控 A55 并缓冲数据。 我在参考手册中发现: - 第 32.2.10 节将 wdog4_ca55_rst_b 和 wdog5_ca55_rst_b 列为冷 RESET 源。 - 第 32.2.12.2 节指出 CA55 不能进行热 RESET,并描述了掉电、CPUWAIT、上电、版本序列。 - WDOG 第 69 章没有说明超时 RESET 什么。 我使用 devmem2 转储了 SRC 基址 0x44460000 的寄存器。 +0x18(RESET掩码):0x00000FBF。第 6 位(CSU)为 0,WDOG 位(包括 WDOG5(第 4 位))已设置,因此这些源被屏蔽。 是否支持取消屏蔽 WDOG4 或 WDOG5 并将其复位模式设置为仅 CA55 切片,以便 A55 复位而 M33 继续运行?如果是这样,A55重启还需要其他什么步骤吗?是否有相关的应用笔记或示例? 提前感谢您的任何建议。 此致 Linux Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? SRC 可以将 WDOG4/5 RESET 路由到 A55 功能域而不选择 M33 功能域,但这本身并不能证明 A55 会在 M33 继续运行时进行电源循环、重新启动和启动 Linux。还必须考虑 A55 重启序列和任何看门狗触发的 PMIC RESET。我找不到 NXP 提供的能够实现您电路板支持包。完整流程的示例。 另外,您的掩码位读取似乎有误:在 SRMASK 中,WDOG4 和 WDOG5 是第 19 位和第 20 位,而不是第 3 位和第 4 位。更改寄存器字段之前,请重新检查它们。 Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? 感谢您的快速回复。 我的 SRMASK 图(附截图)中,WDOG4 和 WDOG5 位于第 3 位和第 4 位,WDOG1 到 WDOG3 位于第 0 位到第 2 位,复位值为 0xFBF。这与我启动时读取到的信息一致。 我正在阅读 IMX93RM.pdf 文件。牧师7、2026-02-10。 请问您正在阅读的是哪份文件以及哪个版本? 我目前的问题是关于重启:在这次 RESET 之后,保持 CPUWAIT 并设置 RESET 向量,要让 A55 再次运行,支持的顺序是什么?RM 表示 CA55 无法进行热 RESET,需要断电重启。是否有官方支持的方法通过 M33 对其进行断电重启? 谢谢。 此致 Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? 您对 SRMASK 的看法是对的。我误读了图表中的位位置标签。 对于重启,单独使用 A55 RESET 并不是官方记录的步骤。第 32.2.12.2 节指出 CA55 不能进行热复位,并规定:关闭 CA55 的电源;将其 CA55_CPUWAIT[CPUn_WAIT] 位设置为 1;打开 CA55 的电源;然后释放 WAIT,以便内核可以运行。因此,单独设置复位向量和保持 CPUWAIT 状态并不能执行所需的电源循环。 有一个已记录的软件机制可以对 SRC 切片进行断电重启,M33 固件可能可以使用该机制:§32.2.8 描述了启用 MEM_CTRL[MEM_LP_EN],将切片的 SLICE_SW_CTRL[PDN_SOFT] 设置为 1 以掉电,并将其清除为 0 以上电。它仅允许通过 AUTHEN_CTRL[LPM_MODE] = 0 进行软件切片控制;切片的 AUTHEN_CTRL[WHITE_LIST] 还决定哪些 TRDC 功能域可以写入其寄存器。RM 识别出单独的 A55 内核和平台切片,因此必须将其应用于相应的 CA55 功率域——不能假定当 WDOG 复位路由到它们时就会发生这种情况。 使用 RM 的 CA55 掉电 → CPUWAIT → 上电 → WAIT 释放序列;仅看门狗 RESET 路由无法建立完整的 A55 重启。
View full article
i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? I am using a custom i.mx93 board but mostly follows evk's design and PMIC.  On software, I am using NXP BSP-based Yocto (walnascar-6.12.34-2.1.0 branch). I want a watchdog timeout to reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 (Zephyr) running, so the M33 can supervise the A55 and buffer data during the outage. I found in the reference manual that - Section 32.2.10 lists wdog4_ca55_rst_b and wdog5_ca55_rst_b as cold reset sources. - Section 32.2.12.2 says the CA55 cannot be warm reset and describes a power down, CPUWAIT, power up, release sequence. - The WDOG chapter 69 does not say what a timeout resets. I have dump the registers of SRC base 0x44460000 by using devmem2  +0x18 (reset mask): 0x00000FBF. Bit 6 (CSU) is clear, and the WDOG bits, including WDOG5 (bit 4), are set, so those sources are masked. Is it supported to unmask WDOG4 or WDOG5 and set its reset mode to the CA55 slices only, so the A55 resets while the M33 keeps running? If so, is there anything else required for the A55 to restart?  Is there an application note or example for it? Thank you for any pointers in advance. Best Regards Linux Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? The SRC can route a WDOG4/5 reset to A55 domains without selecting the M33 domain, but that alone does not establish that the A55 will power-cycle, restart, and boot Linux while the M33 keeps running. The A55 restart sequence and any watchdog-triggered PMIC reset must also be accounted for. I could not find an NXP example implementing that complete flow for your BSP. Also, your mask-bit reading appears off: in SRMASK , WDOG4 and WDOG5 are bits 19 and 20 , not bits 3 and 4. Recheck the register fields before changing them. Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? Thanks you for the quick reply. My SRMASK diagram (screenshot attached) has WDOG4 and WDOG5 at bits 3 and 4, and WDOG1 to WDOG3 at bits 0 to 2, with reset value 0xFBF. That matches what I read at boot. I am reading IMX93RM.pdf Rev. 7, 2026-02-10. Could you confirm which document and revision you are reading? My open question is the restart: after this reset, with CPUWAIT held and the reset vector set, what is the supported sequence to get the A55 running again? The RM says the CA55 cannot be warm reset and needs a power cycle. Is there a supported way to power-cycle it from the M33? Thank you. Best Regards Re: i.MX93: can a watchdog reset only the Cortex-A55 and leave the Cortex-M33 running? You are right about SRMASK . I misread the diagram’s bit-position labels. For the restart, an A55 reset alone is not the documented sequence. Section 32.2.12.2 says the CA55 cannot be warm reset and specifies: power down the CA55; set its CA55_CPUWAIT[CPUn_WAIT] bit to 1; power the CA55 up; then release WAIT so the core can run. Setting the reset vector and holding CPUWAIT therefore do not, by themselves, perform the required power cycle. There is a documented software mechanism to power-cycle SRC slices , potentially usable by M33 firmware: §32.2.8 describes enabling MEM_CTRL[MEM_LP_EN] , setting the slice’s SLICE_SW_CTRL[PDN_SOFT] to 1 for power-down, and clearing it to 0 for power-up. It permits software slice control only with AUTHEN_CTRL[LPM_MODE] = 0 ; the slice’s AUTHEN_CTRL[WHITE_LIST] also determines which TRDC domains may write its registers. The RM identifies separate A55 core and platform slices, so this must be applied to the appropriate CA55 power domains—not assumed to happen when a WDOG reset is routed to them. Use the RM’s CA55 power-down → CPUWAIT → power-up → WAIT-release sequence; watchdog reset routing alone does not establish a complete A55 restart.
View full article
Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK We are looking for an LP4x evaluation board based on the 19×19 mm package i.MX95. Could you advise if there are any related evaluation boards and reference designs available? At present, we have only obtained the hardware design source files for the FRDM-IMX95 board. Its supported speed is limited to 4000 Mbps, which does not meet our requirements. Could you please check if there is an LP4x evaluation board based on the 19×19 mm package i.MX95, along with its design source files for our reference? Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK i.MX 95 19x19 LPDD4x CPU is not public. You could contact your local FAE to see if you could access it. Also, you could refer to https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/imx_95_19x19mm_lpddr4x-4266_routing_recommendation.html and https://docs.nxp.com/bundle/UG10210/page/topics/lpddr4x-4266_routing_example_imx_95_19x19mm.html as your design guide. Thanks Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK Thanks for your reply. We are looking for an i.MX95_19x19mm EVK with LPDDR4. The board you referred to is based on LPDDR5, which does not fit our needs. Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK Hello @D_flash , have you checked this? i.MX 95 19mm x 19mm Evaluation Kit | NXP Semiconductors Re: Request for hardware design source documents of IMX95_19x19_LP4x_EVK OK,I will do it, thank you!
View full article
Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G):是否支持或计划支持构建后可加载配置? 你好, 我们正在跟进“CAN_LLCE 和 LLCE_Af 是否支持 Postbuild Loadable?”这个问题。(2025年4月)NXP 支持人员回答了 Can_43_LLCE 的“Postbuild 模型”。可加载的问题仍未解决。CAN_LLCE 和 LLCE_Af 是否支持 Postbuild Loadable? - NXP 社区 设置:S32G274A,S32G_LLCE_1_0_9(Can_43_LLCE 1.0.9,RTD AUTOSAR 4.4)。 目标:更新 CAN 配置,使其可在版本后加载,而无需重新刷写整个应用程序映像。 在 1.0.9 版本软件包中,我们看到: 构建后表是带有绝对指针的常量结构,会被编译到应用程序映像中。 我们没有找到任何可加载或可重定位的格式、S 记录输出或构建后数据的加载器。 问题: Can_43_LLCE 是否支持/计划支持版本后可加载配置?如果是,是哪个版本?何时发布的? 如果不行,那么在不完全重新刷写固件的情况下,更新 CAN 滤波器的官方方法是什么? 是否有关于使用 Can_43_LLCE 和 Llce_Af 进行构建后处理的应用笔记? 提前致谢, 艾曼 Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? 你好, AymanYounis 感谢您与我们联系并提供信息。 我已经收到您的问题,我会帮您核实。 BR 乔伊 Re: Can_43_LLCE 1.0.9 (S32G): is post-build loadable configuration supported or planned? 你好, AymanYounis 感谢您与我们联系。 根据最新的 LLCE 手册,目前 CAN_LLCE 和 LLCE_Af 不支持 Postbuild Loadable。目前还没有添加此功能的明确计划。 根据内部建议,如果客户想要提出新的变更请求,则需要咨询市场部。需要提供更多业务信息。 我们目前没有相关文件可供参考,引用。给您带来的不便,敬请谅解。 BR 乔伊
View full article
Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 I have a question regarding the VOL characteristics of the PCA82C251T/YM,118. According to the datasheet, the maximum VOL is specified as 1.5 V at an output current of 10 mA, and 0.2 × VCC at an output current of 1 mA. However, I am not sure how to determine or estimate the VOL when the actual output current is less than 1 mA. Could you please provide any characteristic curves, reference data, or a recommended method for estimating VOL at output currents below 1 mA? If there is a recommended VOL value to use for design calculations under such low-current conditions, please let me know. Re: Question about VOL characteristics of PCA82C251T/YM,118 Hi yoshiki11457901 51 For IVN products we don't provide additional parameters except datasheet included. So you can refer to the VOL value under test condition of I4 = 1 mA for current less  1 mA.
View full article
QEMU for i.MX 95 Hello, We have built the OpenBMC for the i.MX 95 ( Machine ->evb-imx95  , Image ->obmc-phosphor-image  ) using walnascar branch of the nxp-imx-support repository ( https://github.com/nxp-imx-support/meta-nxp-openbmc/tree/walnascar ) . We don't have an evaluation board available for testing, so we would like to know whether QEMU Emulation support is available for the i.MX 95 platform to run the OpenBMC image. Specifically: Does NXP provide a QEMU machine model for the i.MX 95 (for example, in the imx-qemu repository), and does it support booting the OpenBMC image?. If not, is there a recommended way to test the OpenBMC image without hardware? We checked upstream QEMU and did not find an i.MX 95 machine type. Thank you Re: QEMU for i.MX 95 Hi @Kavinraj_08  We have not yet released a QEMU package supporting the i.MX 95. At the same time, there is no hardware-free testing solution for i.MX 95 OpenBMC. B.R
View full article
FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibility Hi NXP Community, I am currently working with the FRDM-IMX93 development board and using the official Flexbuild tool (lsdk2606) to build a Debian system. However, I am encountering a boot hang issue that I suspect is related to a hardware change on the board. 1. The Issue: After flashing the built images to an SD card and booting the board, the system hangs after the following SPL logs. There is no further output: text 编辑       1U-Boot SPL 2025.04 (Oct 14 2026 - 09:56:14 +0800)2PMIC: PCA9451A 3PMIC: Over Drive Voltage Mode 4DDR: 3733MTS 5DDR: 3733MTS 6M33 prepare ok 2. Root Cause Analysis: I noticed that the DDR chip on my FRDM-IMX93 board is a JSC LPDDR4X (Part Number: JSL4BAG167ZAMF), which differs from the original Micron DDR specified in the schematics. By analyzing the U-Boot source code (board/freescale/imx93_frdm/spl.c and Makefile), I found that the default lpddr4x_2gb_timing.c provided by Flexbuild is likely tailored for Micron DDR. When U-Boot attempts to initialize the JSC DDR using these Micron timings at 3733MTS, the initialization fails (the ddr_init() loop runs twice without printing "found DRAM ... matched"). Consequently, the Cortex-M33 core hangs when it tries to access the uninitialized/unstable DDR memory. 3. Questions: Does NXP provide an updated U-Boot BSP or specific LPDDR4X timing files (lpddr4x_2gb_timing.c) officially validated for the JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) on the FRDM-IMX93 board? If there is no pre-built timing file, could you provide the recommended DDR parameters (e.g., ODT, Vref, tRFC, etc.) for this specific JSC chip, or point me to the correct Config Tools template? Are there any known errata or hardware revisions for FRDM-IMX93 regarding this DDR vendor change that require specific software patches? Any guidance or official timing files would be highly appreciated. Thank you! Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil Hi, Thank you so much for the quick and helpful response! I checked our U-Boot source tree and confirmed that the commit you referenced (4c35a6086aed) was indeed missing. After applying this update to add support for the JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X device, the issue has been fully resolved and the board is now working as expected. Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil Could you please check whether the following update is included in your U-Boot source tree? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/commit/4c35a6086aedca2f6220382920242ad81ae372f6 This update adds support for the JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X device used on newer FRDM-IMX93 boards. If this update is not included in your current U-Boot version, it may be related to the issue you are seeing. Thanks.
View full article
[i.MX8QXP] I2C reads above 256 bytes time out; 256-byte and paged reads pass Hi NXP Team, We are facing an I2C long-read issue on the i.MX8QXP C0 MEK platform while accessing an Apple MFi authentication IC. The MFi device communicates correctly for reads up to 256 bytes. However, any single read greater than 256 bytes consistently times out. The complete certificate can be read successfully when divided into 128-byte pages. We need support to confirm whether this is a known limitation or issue in the i.MX LPI2C PIO driver and to recommend an appropriate driver fix or DMA configuration ? Platform details Platform: NXP i.MX8QXP C0 MEK Kernel: Linux 6.6.52-lynx-lts-next Yocto baseline: Scarthgap-based build I2C controller: 5a810000.i2c Linux adapter: /dev/i2c-1 Driver: drivers/i2c/busses/i2c-imx-lpi2c.c Controller mode: PIO MFi slave address: 0x10 I2C frequency: 400 kHz Certificate-length register: 0x30 Certificate-data registers: 0x31 onward Certificate length on this device: 608 bytes Reproducibility: 100% Kernel initialization confirms PIO mode: imx-lpi2c 5a810000.i2c: use pio mode i2c i2c-1: LPI2C adapter registered The live Device Tree confirms 400 kHz: The MFi application performs the following sequence: Select register 0x30. Read two-byte certificate length. Certificate length returned: 0x0260, or 608 bytes. Select register 0x31. Request a single 608-byte read. Application result: Reading Certificate Size Setting register 0x30 Reading register 0x30, 2 bytes Allocating Certificate Size: 608 bytes Reading Certificate Data Setting register 0x31 Reading register 0x31, 608 bytes Reading register 0x31, 608 bytes failed: EIO Reading register 0x31, 608 bytes Reading register 0x31, 608 bytes failed: ETIMEDOUT Reading register 0x31, 608 bytes Reading register 0x31, 608 bytes failed: ETIMEDOUT Dynamic-debug output: i2c i2c-1: exit with: error: -5 i2c i2c-1: exit with: error: -110 i2c i2c-1: exit with: error: -110   Re: [i.MX8QXP] I2C reads above 256 bytes time out; 256-byte and paged reads pass Hello, The 256-byte boundary is a limitation of a single LPI2C receive command, not necessarily of the complete I2C transfer. The receive command contains an 8-bit byte-count field, so one command can request a maximum of 256 bytes. A longer transfer, such as the 608-byte certificate read, must be implemented as multiple receive commands, normally using 256-byte chunks and a final shorter chunk. Therefore, the use pio mode message does not by itself mean that transfers above 256 bytes are impossible. In PIO mode, the driver must correctly issue the next receive command when each 256-byte chunk has been consumed. Please check the lpi2c_imx_read_init() and lpi2c_imx_read_rxfifo() paths in your kernel tree and compare them with the current NXP/Linux LPI2C driver implementation. Increasing the command length to 608 bytes is not valid because the command field cannot represent that value. If you want to use eDMA, both TX and RX DMA channels are required. The TX channel is used not only for transmit data, but also to feed the receive-command words into the LPI2C TX FIFO. Please verify that the i.MX8QXP device-tree node contains the correct dmas and dma-names = "tx", "rx" entries for your BSP, and that the corresponding eDMA resources are available. The channel IDs should come from the matching i.MX8QXP BSP device tree rather than from another i.MX device. As a next debug step, please capture the I2C bus for 256-byte, 257-byte, and 608-byte reads. At the 256-byte boundary, check whether the controller issues the next receive command and whether the target returns an ACK or NACK. This will distinguish a driver command/FIFO issue from a restriction in the MFi device protocol. Also verify that the MFi device supports a continuous read from register 0x31 for all 608 bytes. If the device requires page-sized reads, continuing to use 128-byte pages is the appropriate workaround. Best regards/Saludos, Aldo.
View full article
74AHC1G04GWのVOHおよびVOL特性に関する質問 74AHC1G04GWのVOHおよびVOL特性について質問があります。 データシートによると、VOHとVOLの仕様は出力電流8mAで規定されている。 しかし、実際の出力電流が8mA未満の場合、VOHとVOLをどのように決定または推定すればよいのか分かりません。 8 mA未満の出力電流でのVOHとVOLを推定する特徴曲線、参考データ、または推奨される方法を教えていただけますか? このような低電流条件下での設計計算に推奨されるVOHおよびVOLの値があれば、ぜひ教えてください。
View full article
在 EB Tresos 30.0 中无法选择 mcal 端口模块的 PortPinMode。 我发现 EB tresos 30.0 与 29.0 非常不同。29.0 版本一切顺利,但 30.0 版本出现了很多问题。 至于端口模块的配置项“PortPin Mode”,除了 GPIO 之外,我没有看到任何其他选项。 例如这个 UART TX 引脚,我无法将其修改为 UART TX 选项。 这是什么原因呢?如何解决这个问题? Re: PortPinMode of mcal port module could not be select in EB tresos 30.0 请问有人能给些建议吗? Re: PortPinMode of mcal port module could not be select in EB tresos 30.0 您好,请问您能否提供一下您使用的芯片和RTD版本? 此外,您是否尝试过使用旧版编辑器? 1. 关闭EB。 2.编辑C:\EB\tresos_32_1_4\configuration中的defaultPreferences.properties setLegacyEditorAsDefault: true 3. 保存,重新打开 EB 和模块,然后测试您的配置。 Re: PortPinMode of mcal port module could not be select in EB tresos 30.0 这可能与 EB tresos 30.0 中的新编辑器和 MCU/Port 插件之间的兼容性问题有关。总之,我很高兴听到切换到旧版编辑器解决了这个问题。 Re: PortPinMode of mcal port module could not be select in EB tresos 30.0 您好,谢谢您的回复。切换到旧版编辑器后,看起来就正常了。 这是什么原因呢?为什么使用最新版本 30.0 的编辑器会出现这个问题?
View full article
FRDM-IMX93 启动卡在“M33 prepare ok”处,原因是 JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) 不兼容。 NXP社区的各位好, 我目前正在使用 FRDM-IMX93 开发板,并使用官方的 Flexbuild 工具 (lsdk2606) 版本 Debian 系统。但是,我遇到了启动卡住的问题,我怀疑这与开发板上的硬件改动有关。 1. 问题: 将构建好的镜像文件烧录到 SD 卡并启动开发板后,系统在输出以下 SPL 日志后卡死,没有其他输出: 文字 编辑       1U-Boot SPL 2025.04 (Oct 14 2026 - 09:56:14 +0800)2PMIC: PCA9451A 3PMIC: Over Drive Voltage Mode 4DDR: 3733MTS 5DDR: 3733MTS 6M33 prepare ok 2. 根本原因分析: 我注意到我的FRDM-IMX93主板上的DDR芯片是 JSC LPDDR4X(部件号:JSL4BAG167ZAMF) ,与原理图中指定的原始 Micron DDR 不同。 通过分析 U-启动 源代码( 板/freescale/imx93_frdm/spl.c) 和 Makefile ),我发现默认 lpddr4x_2gb_timing.c Flexbuild 提供的配置很可能是针对 Micron DDR 定制的。当 U-启动 尝试使用这些 Micron 时序(3733MTS)初始化 JSC DDR 时,初始化失败( ddr_init() 循环运行两次,但均未打印“找到 动态随机存取存储器\(DRAM\) ... 匹配”信息。因此,Cortex-M33 内核在尝试访问未初始化/不稳定的 DDR 内存时会挂起。 3. 问题: NXP 是否 为 FRDM-IMX93 板上的 JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) 提供官方验证的更新版 U-Boot BSP 或特定的 LPDDR4X 时序文件 ( lpddr4x_2gb_timing.c)? 如果没有预先构建的时序文件,能否提供该特定 JSC 芯片的推荐 DDR 参数(例如 ODT、Vref、tRFC 等),或者指出正确的配置工具模板? FRDM-IMX93 是否有任何已知的勘误或硬件修订(与 DDR 供应商变更有关),需要特定的软件补丁? 任何指导或官方计时文件都将不胜感激。谢谢你! Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil 您好,非常感谢您的快速回复和帮助!我检查了我们的 U-Boot 源代码树,并确认您引用的提交(4c35a6086aed)确实缺失。在应用此更新以添加对 JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X 设备的支持后,该问题已完全解决,板现在可以正常工作。 Re: FRDM-IMX93 Boot Hangs at "M33 prepare ok" due to JSC DDR (JSL4BAG167ZAMF) Incompatibil 请检查一下您的 U-Boot 源代码树中是否包含了以下更新? https://github.com/nxp-imx/uboot-imx/commit/4c35a6086aedca2f6220382920242ad81ae372f6 本次更新增加了对新型 FRDM-IMX93 板卡上使用的 JSC JSL4BAG167ZAMF 2CS LPDDR4X 设备的支持。 如果您的当前 U-Boot 版本中未包含此更新,则可能与您遇到的问题有关。 谢谢。
View full article
MCXA154 センサープロジェクト ここが私の初めてのNXPプロジェクトを投稿するのに適切か分かりませんが、今のところMCUXpressoとMCXのプロセッサーラインがとても気に入っています。FRDMボードではペリフェラルの追加やピンの設定はスムーズに進んだので、カスタムボードを作ろうと思いました。興味があれば、すべてのオープンソースのハードウェアおよびソフトウェアファイルが利用可能です。@mikerankin 開発ボード MCXA Re: MCXA154 Sensor Project こんにちは、@0miker0 さん。 NXP MCX製品にご関心いただきありがとうございます。 MCXは豊富なソフトウェアエコシステムを提供します。設定ツール以外にも、Secure Provisioning Tool、GUI Guider、FreeMASTERなども探索できます。 MCUXpressoエコシステムの強化 - NXPコミュニティ ご自身のプロジェクトをコミュニティと共有することも大歓迎です。私たちは技術的な議論や知識共有を奨励します。 良い一日を! BR セレステ
View full article
Question about VOH and VOL characteristics of 74AHC1G04GW I have a question regarding the VOH and VOL characteristics of the 74AHC1G04GW. According to the datasheet, the VOH and VOL specifications are provided at an output current of 8 mA. However, I am not sure how to determine or estimate the VOH and VOL when the actual output current is less than 8 mA. Could you please provide any characteristic curves, reference data, or a recommended method for estimating VOH and VOL at output currents below 8 mA? If there are recommended VOH and VOL values to use for design calculations under such low-current conditions, please let me know.
View full article
error while installing mcuxpresso config tool in vscode Dear all I'm installing MCUxpresso for vscode but I have the following error when i try to install MCUXpresso config tool for vs code: [error] Could not get download URL for MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03: 200: OK. Skipping download... [error] Error occurred while installing MCUXpresso Configuration Tools: Could not get download URL for MCUXPRESSO-CT-WIN64-26.03. Skipping... *** Installation error *** my version of VScode is: Version: 1.118.1 (user setup) Commit: 034f571df509819cc10b0c8129f66ef77a542f0e Date: 2026-04-29T17:36:44+03:00 Electron: 39.8.8 ElectronBuildId: 13870025 Chromium: 142.0.7444.265 Node.js: 22.22.1 V8: 14.2.231.22-electron.0 OS: Windows_NT x64 10.0.26200 This is the form automatically is open by VScode  _Ferrari__0-1778425696101.png Did you have similar problem ? How did you fix it ? Thank you very much for your help and cooperation best regards Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode Hi, The MCUXpresso Installer previously experienced a compatibility issue when downloading from nxp.com. This problem has been resolved in the latest release delivered a few days ago. Please update the MCUXpresso Installer using the auto-update feature and then retry the MCUXpresso Configuration Tools installation. AlexandraMaracine_0-1778479402779.png Thank you, Alexandra Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 Hi, I have followed your suggested solution, but the issue still persists. Today is 2026-09-20. I have confirmed that my MCUXpresso Installer has been updated to the latest version. However, I still get errors when installing MCUXpresso Configuration Tools and Secure Provisioning. Could you please help check this further? Thanks. 1.png 2.png Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode 20260920 I update to Latest MCUXpresso Installer version,and also can't Install these. Re: error while installing mcuxpresso config tool in vscode Hi, To help us investigate, could you please verify whether you can manually download one of the tools that you attempted to install through MCUXpresso Installer? For example: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-config-tools-pins-clocks-and-peripherals:MCUXpresso-Config-Tools Additionally, please ensure that your NXP account profile is fully completed and that your email address has been verified, as incomplete account information can sometimes prevent access to certain downloads. Regards, Alexandra
View full article