Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
LPC55xx API 你好, 我打算在一个新项目中使用 LPC550x 微控制器和 IAR Embedded Workbench:过去我使用过其他 LPC MCU(LPC1317、LPC1788、LPC1788)。 现在我看到很多资料都说有些功能只能通过 API 来实现,但我不知道该如何使用它们;这些功能是否只有 MCUXPRESSO 才有? 我想避免使用 API 而自己编写代码,但我找不到这些 API 的 C 代码。例如,振荡器的 CAP BANK 仅通过 API 进行了文档说明,因此如果我不使用 API,就无法使用这些 CAP BANK。这样说对吗? 我对此感到非常困惑。 请问有人能帮帮我吗?这是为了我的工作 顺祝商祺! Re: LPC55xx API 你好@Lor75 对于较新的 NXP MCU,包括 LPC55xx 系列,我们建议使用 MCUXpresso SDK 驱动程序,其中包含 API 和源代码。 您可以从以下位置下载 SDK: https://mcuxpresso.nxp.com/builder?hw=LPCXpresso55S06&rel=943  详细说明请参阅: https://www.nxp.com/document/guide/getting-started-with-the-lpc55s06-evk-evaluation-board:GS-LPC55S06-EVK?section=get-software 此外,MCUXpresso IDE 支持 LPC55xx 系列,并且免费使用,对功能或代码大小没有任何限制。 您可以从以下网址下载 MCUXpresso IDE: https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE  如果您还有任何疑问,请随时与我联系。谢谢。 BR 爱丽丝 Re: LPC55xx API 你好, 就像您之前的 LPC 微控制器一样,LPC550x 是一种标准的内存映射架构。您完全没有义务使用恩智浦的驱动程序 API。您可以使用标准 CMSIS 头文件(lpc55s06.h)编写纯的、直接寄存器 C 代码。等等)由 IAR 或 NXP 提供。 此致
View full article
NXPのレイオフ? 昨日、多くの人が解雇されたようで、今週と来週もさらに多くの解雇が予定されている。これについて何か知っている人はいますか? パワー
View full article
恩智浦裁员? 显然,昨天很多人被裁员,而且本周和下周还会有更多人被裁员。有人知道这件事吗? 电源
View full article
S32DS ARM 2.2 の問題 Windows 11にS32DSARM 2.2をインストールした後、以下のエラーメッセージが表示されます。 デフォルトのプロジェクトも開くことができません。 Re: S32DS ARM 2.2 issue こんにちは、@ yeSerrui S32 DSをインストールした後、以下に示すようにRTM SDKもインストールする必要があります。 左側のプロジェクト参照ボックスで、「新規」を右クリックして、付属のサンプルを選択します。
View full article
采用LCU互补PWM和死区时间实现6步BLDC换向的推荐方法是什么? 大家好, 我正在使用S32K311 开发一个三相无刷直流电机六步换向项目: 用于 PWM 生成的 eMIOS TRGMUX 拉库 GD3000闸门驱动器 RTD 5.0.0 我的相位映射图是: U_HS = eMIOS ch0 U_LS = eMIOS ch1 V_HS = eMIOS ch2 V_LS = eMIOS ch3 W_HS = eMIOS ch4 W_LS = eMIOS ch5 我使用以下 LUT 值: #define LCU_LUT_OFF 0x0000U #define LCU_LUT_PWM 0xAAAAU #define LCU_LUT_INV_PWM 0x5555U #define LCU_LUT_ON 0xFFFFU 最初,我通过在每个扇区动态更改查找表 (LUT) 来实现换向: Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); V+ / W- 示例: Emios_Pwm_Ip_SetDutyCycle(EMIOS_INSTANCE, PWM_CHANNEL_V_HS, activeDuty); LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_HS].Value = LCU_LUT_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_LS].Value = LCU_LUT_INV_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_W_LS].Value = LCU_LUT_ON; Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); 出现了一个奇怪的问题: 如果在循环之前配置一次 V_HS,则会出现 PWM。 进入换向循环并反复调用 Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl() 后,V_HS 停止切换,而其他通道继续工作。 这让我不禁思考,动态同步 LUT 更新是否是电机换向的正确方法。   我的主要问题 对于S32K311 + GD3000 ,推荐的架构是什么? 3对互补的PWM对 死时间插入 六步换算 安全切换 我应该: 保持 LCU LUT静态(PWM / INV_PWM),仅通过改变LCU 输出使能/覆盖状态来执行换向? 是否使用 Lcu_Ip_SetOutputLutControl()(立即更新)代替 Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl()? 完全避免动态 LUT 重写?   死时间问题 我想利用 LCU 生成具有死区时间的互补 PWM 。 预期方法是否为: 使用 eMIOS 仅生成 3 个基本 PWM(U、V、W), 将它们通过 TRGMUX 路由到 LCU, 使用固定 LUT:HS = 0xAAAA LS = 0x5555 在LCU输出/滤波器设置中配置死区时间, 然后仅更改每个换向扇区的输出启用/覆盖设置? 如果 NXP 有示例(RTD 或 MBDT)演示了带有 LCU 互补 PWM 和死区时间插入的 6 步 BLDC ,我将非常感激您提供参考,引用。 谢谢! Re: Recommended way to implement 6-step BLDC commutation with LCU complementary PWM and dead time? 您好@Esakki 您可以参考以下链接中的电机解决方案,您可以在此页面找到演示代码和应用程序节点: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 例如,在 BLDC 的六步法中,改变电机的旋转方向通常不是通过更新 LCU 的状态来实现的,您可以查看我们的演示代码和应用程序节点。
View full article
S32K311 LCUの立ち上がり/立ち下がりフィルタのデッドタイムが、2µsから1µsに短縮されることがあります。 こんにちは、NXP チームの皆様、 私はRTD 5.0を搭載したS32K311を使用しています。 PWM信号はeMIOS0によって生成され、 LCU0の出力に直接送られます。 eMIOS0_CH0 -> LCU0_OUT0 eMIOS0_CH1 -> LCU0_OUT1 eMIOS0_CH2 -> LCU0_OUT2 eMIOS0_CH3 -> LCU0_OUT3 eMIOS0_CH4 -> LCU0_OUT4 eMIOS0_CH5 -> LCU0_OUT5   LCUは、立ち上がり/立ち下がりフィルタを使用してデッドタイムを挿入するように構成されています。   設定 MCU:S32K311 RTDバージョン:5.0 PWMソース: eMIOS0 デッドタイム生成:LCU上昇/下降フィルタ ハイサイドチャネルのライズフィルター = 192 ローサイドチャネルのフォールフィルター = 192 設定デッドタイム = 2 µs 観察された行動 ほとんどのスイッチングイベントは、予想 される2μsのデッドタイムを生み出します。 しかし、時折、一方の遷移(立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジ)のデッドタイムが、2 µs ではなく約1 µsしかない場合があります。これは、PWM周波数とデューティサイクルが変化しない状態で断続的に発生します。 添付のロジックアナライザのキャプチャ画像に、この動作が示されています。 質問 LCUの上昇/下降フィルターを使用した場合、このような変動は想定されるものですか? eMIOSの出力とLCUフィルタの間には、同期に関する要件はありますか? LCUフィルターは内部同期やクロックドメイン交差によってプログラム遅延を時折短縮することはありますか? S32K311の立ち上がり/立ち下がりフィルタに関して、既知の制限事項や不具合はありますか? 何かアドバイスをいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 Re: S32K311 LCU Rise/Fall Filter Deadtime Occasionally Reduced from 2 µs to 1 µs こんにちは、 Esakkiさん。 1. あなたの値 192 = 2 µs  LCUフィルターのティック値は約: 2us / 192 = 10.4167 ns -> 1/ 10.4167 ns = 96MHz、 有効なLCU/周辺クロックやプリスケーラが変化したり、想定と異なるクロックが選択された場合、実際の遅延は変わります。 2. オシロスコープを用いてテストする方が正確で、波形は外部静電容量リアクタンスに関連しています。大きな静電容量リアクタンスも波形の不安定性を引き起こすことがあります。
View full article
有使用MCUXpresso经验的人请问,PRINTF宏的输出会输出到哪里? 我正在尝试调试 FRDM-KL25Z 上的一些代码,但我无法确定使用此宏时会将输出打印到哪个控制台。我不得不使用串口连接进行调试。 Re: Anyone with experience using MCUXpresso, where does the PRINTF macro print to? 你好@kyoto5 感谢你的帖子。 MCUXpresso SDK 中的 PRINTF 不是标准的 C printf() 函数。这是一个 SDK 调试控制台宏,通常映射到 DbgConsole_Printf,其输出目标取决于项目的 SDK 调试控制台配置。 在 MCUXpresso IDE 中,SDK 项目可以配置为以下两种模式之一: - 半托管控制台 输出通过调试器连接发送到 IDE 半主机/控制台窗口,而不是通过 UART。 - UART 控制台 输出通过板载UART发送。在 FRDM-KL25Z 上,这通常作为 OpenSDA 虚拟 COM 端口暴露给主机 PC,因此您需要 Tera Term 或 PuTTY 等终端程序来查看它。 要在 MCUXpresso IDE 中将 UART 输出切换到 PRINTF,请参阅NXP 社区的“MCUXpresso 通常不会在‘hello world’示例中将 PRINTF 输出到控制台”一文。 希望对您有所帮助。 BR 塞莱斯特
View full article
製造中止となった純正モデルMPC8306SCVMAFDCAの特定にご協力ください。 修理用スペアパーツとして、生産終了となった部品MPC8306SCVMAFDCAを2ロット購入しましたが、2つのロットは異なっているようです。ロット番号の年号に2文字が欠落しており、1つはTCTCJX1901、もう1つはTCLB2144となっています。これまで、このシリーズの製品はすべてロット番号がTCTCで始まっていました。これらの2つのロットの真正性について確信が持てません。専門家の方、識別にご協力いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 修理用スペアパーツとして使用するため、生産終了(EOL)となったデバイス、MPC8306SCVMAFDCAを2ロット購入しました。しかし、2つのバッチの間には違いがあるようで、具体的にはバッチ年の先頭に2つの文字が欠落している。一方のロットにはTCTCJX1901というラベルが貼られており、もう一方にはTCLB2144というラベルが貼られている。これまで私たちが目にしてきたこのシリーズの製品はすべてTCTCで始まっていました。これら2つのロットの信憑性については確信が持てません。専門家の方々に、それらの真贋鑑定にご協力をお願いいたします。ありがとう! Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA ぜひ、デバイスを購入したDFAEに連絡し、CSRチームと協力して確認してもらうよう依頼してください。 よろしくお願いします。 Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA 各コードの最後の4桁は、日付コード、年、週を表しています。つまり1901は2019年の第1週、2144は2021年の第44週です。その前の文字は、組立工場とウェハーロットを表しています。それらはロットごとに変わるので、2つのバッチが一致しなくてもそれ自体は不自然なことではありません。NXPの販売終了通知202207024DNには、最終購入2023年3月と最終納品2024年6月のMPC8306SCVMAFDCAが記載されているので、両方の日付がその中に収まっています。しかし、模様は偽造するのが最も簡単な部分だ。私は、書類の記録を正規の代理店に業者に返すように頼むのが良いでしょう。 Raz、Parter(AIサプライチェーンアプリ)
View full article
帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA 我们买到两个批次的EOL停产器件MPC8306SCVMAFDCA用于维修备件,但是看起来两个批次有差异,批次年份前面少两个字母的差别,一个是TCTCJX1901, 一个是TCLB2144, 之前见过的该系列产品都是TCTC开头的,不知道两个批次的真伪,请各位专家帮忙鉴别一下,谢谢! We have purchased two batches of EOL (End of Life) discontinued devices, MPC8306SCVMAFDCA, for use as repair spare parts. However, it appears that there are differences between the two batches, specifically the absence of two letters at the beginning of the batch year. One batch is labeled TCTCJX1901, while the other is TCLB2144. Previously, all products of this series we have encountered began with TCTC. We are uncertain about the authenticity of these two batches. We kindly request the assistance of experts in identifying their authenticity. Thank you! Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA 请联系您购买设备的 DFAE,并请他们与 CSR 团队合作进行确认。 谢谢! Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA 每个代码的最后四位数字分别是日期代码、年份和周数。所以 1901 是 2019 年的第 1 周,2144 是 2021 年的第 44 周。前面的字母分别是组装地点和晶圆批次。这些批次之间会有所不同,所以两个批次之间不匹配本身并不奇怪。NXP 的停产通知 202207024DN 列出了 MPC8306SCVMAFDCA,最后购买日期为 2023 年 3 月,最后交付日期为 2024 年 6 月,因此你们的两个日期都完全在这个范围内。不过,标记是最容易伪造的。我会要求供应商提供追溯到授权代理商的书面记录。 Raz,Parter(人工智能供应链应用)
View full article
MCUXpressoの使用経験のある方、PRINTFマクロはどこに出力されますか? FRDM-KL25Zのコードをデバッグしようとしているのですが、このマクロを使うときにどのコンソールに印刷されているのか分かりません。デバッグのためにシリアル接続を使わざるを得ませんでした。 Re: Anyone with experience using MCUXpresso, where does the PRINTF macro print to? こんにちは@kyoto5 投稿ありがとうございます。 MCUXpresso SDKのPRINTFは標準のCのprintf()ではありません。これはSDKデバッグコンソールのマクロで、通常DbgConsole_Printfにマッピングされ、その出力先はプロジェクトのSDKデバッグコンソールの設定に依存します。 MCUXpresso IDEでは、SDKプロジェクトは以下のいずれかに設定できます: - セミホスティングコンソール 出力はUART経由ではなく、デバッガ接続を通じてIDEのセミホスティング/コンソールウィンドウに送信されます。 - UARTコンソール 出力は基板上のUARTを介して送信されます。FRDM-KL25Zでは、これは通常OpenSDAバーチャルCOMポートとしてホストPCに公開されるため、Tera TermやPuTTYなどのターミナルプログラムで表示する必要があります。 MCUXpresso IDEでUARTをPRINTF出力に切り替えるには、「MCUXpressoはしばしばPRINTFをコンソールに変換しない」例を「hello world」で参照してください - NXPコミュニティ お役に立てば幸いです。 BR セレステ
View full article
Recommended way to implement 6-step BLDC commutation with LCU complementary PWM and dead time? Hi everyone, I am working on a 3-phase BLDC 6-step commutation project on S32K311 using: eMIOS for PWM generation TRGMUX LCU GD3000 gate driver RTD 5.0.0 My phase mapping is: U_HS = eMIOS ch0 U_LS = eMIOS ch1 V_HS = eMIOS ch2 V_LS = eMIOS ch3 W_HS = eMIOS ch4 W_LS = eMIOS ch5 I use the following LUT values: #define LCU_LUT_OFF 0x0000U #define LCU_LUT_PWM 0xAAAAU #define LCU_LUT_INV_PWM 0x5555U #define LCU_LUT_ON 0xFFFFU Initially I implemented commutation by dynamically changing the LUTs every sector using: Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); Example for V+ / W-: Emios_Pwm_Ip_SetDutyCycle(EMIOS_INSTANCE, PWM_CHANNEL_V_HS, activeDuty); LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_HS].Value = LCU_LUT_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_LS].Value = LCU_LUT_INV_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_W_LS].Value = LCU_LUT_ON; Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); A strange issue occurs: If I configure V_HS once before the loop, PWM is present. After entering the commutation loop and repeatedly calling Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(), V_HS stops switching, while the other channels continue to work. This made me wonder whether dynamic synchronized LUT updates are the correct approach for motor commutation.   My main question For S32K311 + GD3000, what is the recommended architecture for: 3 complementary PWM pairs dead-time insertion 6-step commutation safe switching Should I: Keep the LCU LUTs static (PWM / INV_PWM) and perform commutation only by changing LCU output enable/override states? Use Lcu_Ip_SetOutputLutControl() (immediate update) instead of Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl()? Avoid dynamic LUT rewriting completely?   Dead-time question I would like to generate complementary PWM with dead time using the LCU. Is the intended method to: Generate only 3 base PWMs with eMIOS (U, V, W), Route them through TRGMUX to the LCU, Use fixed LUTs: HS = 0xAAAA LS = 0x5555 Configure dead time in the LCU output/filter settings, And then change only the output enable/override for each commutation sector? If there is an NXP example (RTD or MBDT) that demonstrates 6-step BLDC with LCU complementary PWM and dead-time insertion, I would greatly appreciate a reference. Thank you! Re: Recommended way to implement 6-step BLDC commutation with LCU complementary PWM and dead time? Hi@Esakki you can refer to out motor solution in the link below, you can find the demo code and application node in this page: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 For example, in the six-step method for BLDC, changing the rotation direction of the motor is usually not achieved by updating the state of the LCU, you can take a look at our demo code and application node.
View full article
Please help identify the genuine discontinued model MPC8306SCVMAFDCA. We purchased two batches of EOL discontinued component MPC8306SCVMAFDCA for repair spare parts, but the two batches appear to be different. The batch year is missing two letters: one is TCTCJX1901, and the other is TCLB2144. Previously, all products in this series have batch numbers starting with TCTC. We are unsure of the authenticity of these two batches. Could experts please help us identify them? Thank you! We have purchased two batches of EOL (End of Life) discontinued devices, MPC8306SCVMAFDCA, for use as repair spare parts.However, it appears that there are differences between the two batches, specifically the absence of two letters at the beginning of the batch year.One batch is labeled TCTCJX1901, while the other is TCLB2144.Previously, all products of this series we have encountered began with TCTC.We are uncertain about the authenticity of these two batches.We kindly request the assistance of experts in identifying their authenticity.Thank you! Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA Please contact the DFAE from whom you purchased the device and ask them to work with the CSR team for confirmation. Thanks Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA The last four digits of each code are the date code, year then week. So 1901 is week 1 of 2019, and 2144 is week 44 of 2021. The letters ahead of them are assembly site and wafer lot. Those change lot to lot, so two batches not matching there isn't odd on its own. NXP's discontinuation notice 202207024DN lists MPC8306SCVMAFDCA with last buy March 2023 and last delivery June 2024, so both of your dates sit well inside that. Markings are the easiest thing to fake though. I'd push the supplier for the paper trail back to an authorised distributor. Raz, Parter (AI Supply chain app)
View full article
S32K311 LCU 上升/下降滤波器死区时间偶尔会从 2 µs 缩短至 1 µs 您好,NXP团队: 我正在使用带有RTD 5.0的S32K311 。 PWM信号由eMIOS0生成,并直接路由至LCU0输出端: eMIOS0_CH0 -> LCU0_OUT0 eMIOS0_CH1 -> LCU0_OUT1 eMIOS0_CH2 -> LCU0_OUT2 eMIOS0_CH3 -> LCU0_OUT3 eMIOS0_CH4 -> LCU0_OUT4 eMIOS0_CH5 -> LCU0_OUT5   LCU 配置为使用上升/下降滤波器插入死区时间。   配置 MCU:S32K311 RTD 版本:5.0 PWM源:eMIOS0 死区生成:LCU 上升/下降滤波器 高侧通道上升滤波器 = 192 低侧通道的跌落滤波器 = 192 配置的死区时间 = 2 微秒 观察到的行为 大多数切换事件都会产生预期的2 µs 死区时间。 然而,偶尔会出现一个转换(上升沿或下降沿)只有大约1 µs死区时间,而不是 2 µs。这种情况会间歇性地发生,而 PWM 频率和占空比保持不变。 附件中的逻辑分析仪捕获图像显示了这种现象。 问题 使用 LCU 上升/下降滤波器时,这种变化是否正常? eMIOS 输出和 LCU 滤波器之间是否存在同步要求? LCU滤波器是否会因内部同步或时钟功能域交叉而偶尔缩短编程延迟? S32K311 的上升/下降滤波器是否存在任何已知的限制或错误? 任何指导都将不胜感激。 谢谢! Re: S32K311 LCU Rise/Fall Filter Deadtime Occasionally Reduced from 2 µs to 1 µs 您好@Esakki 1. 您的值 192 = 2 µs  这意味着 LCU 滤波器的滴答时间约为: 2微秒 / 192 = 10.4167 ns -> 1/ 10.4167 ns = 96MHz, 如果有效的 LCU/外设时钟或预分频器发生变化,或者选择的时钟与假定的时钟不同,则实际延迟会发生变化。 2.使用示波器进行测试更加准确,波形与外部容抗有关;较大的容抗也会导致波形不稳定。
View full article
Anyone with experience using MCUXpresso, where does the PRINTF macro print to? I'm trying to debug some code on an FRDM-KL25Z, but I can't figure out which console is printed to when this macro is used. I've had to resort to using a serial connection for debugging. Re: Anyone with experience using MCUXpresso, where does the PRINTF macro print to? Hello @kyoto5  Thanks for your post. PRINTF in the MCUXpresso SDK is not the standard C printf() . It is an SDK Debug Console macro, typically mapped to DbgConsole_Printf , and its output destination depends on the project’s SDK Debug Console configuration. In MCUXpresso IDE, the SDK project can be configured for either: - Semihosting console Output is sent through the debugger connection to the IDE semihosting/console window, not through UART. - UART console Output is sent through the board UART. On FRDM-KL25Z, this is typically exposed to the host PC as the OpenSDA Virtual COM port, so you need a terminal program such as Tera Term or PuTTY to view it. To switch UART to PRINTF output in MCUXpresso IDE, please refer to MCUXpresso often won't do PRINTF to Console in 'hello world' example - NXP Community Hope it helps. BR Celeste
View full article
Opinions on "Smart Energy" solar Edit: thanks everyone. Appreciate the input! I'll tell them to bugger off, I'm not ready to commit to anything anyway. I had some door knocker salesmen around today from Smart Energy wanting to talk about solar panels. I'm interested in solar but don't have the funds to invest up front and they said something about a govt funded scheme with $0 upfront. Naturally I'm very sceptical. Would love to hear from anyone who has dealt with them.
View full article
关于“智能能源”太阳能的观点 编辑:谢谢大家。感谢您的建议!我会让他们滚蛋,反正我还没准备好做任何决定。 今天有几个来自 Smart Energy 的推销员上门推销太阳能电池板。我对太阳能很感兴趣,但没有足够的资金进行前期投资,他们提到有一个政府资助的计划,无需预付任何费用。 我自然非常怀疑。很想听听和他们打过交道的人的意见。
View full article
「スマートエネルギー」太陽光発電に関する意見 追記:皆さん、ありがとうございます。ご意見ありがとうございます!彼らには「とっとと失せろ」と言ってやるよ。どうせ私は何も約束する準備ができていないんだから。 今日はスマートエナジーという会社の訪問販売員が何人か来て、太陽光パネルについて話したがっていました。太陽光発電に興味はあるのですが、初期投資をする資金がありません。そこで、初期費用ゼロで利用できる政府資金による制度があると聞きました。 もちろん、私は非常に懐疑的です。彼らと取引したことのある方からのご意見をぜひお聞かせください。
View full article
S32K311 LCU Rise/Fall Filter Deadtime Occasionally Reduced from 2 µs to 1 µs Hi NXP Team, I am using an S32K311 with RTD 5.0. The PWM signals are generated by eMIOS0 and routed directly to the LCU0 outputs: eMIOS0_CH0 -> LCU0_OUT0 eMIOS0_CH1 -> LCU0_OUT1 eMIOS0_CH2 -> LCU0_OUT2 eMIOS0_CH3 -> LCU0_OUT3 eMIOS0_CH4 -> LCU0_OUT4 eMIOS0_CH5 -> LCU0_OUT5   The LCU is configured to insert deadtime using the Rise/Fall Filter.   Configuration MCU: S32K311 RTD Version: 5.0 PWM source: eMIOS0 Deadtime generation: LCU Rise/Fall Filter Rise Filter on Highside Channels = 192 Fall Filter on Lowside Channels = 192 Configured deadtime = 2 µs Observed behavior Most switching events generate the expected 2 µs deadtime. However, occasionally one transition (either the rising edge or the falling edge) has only about 1 µs deadtime instead of 2 µs. This occurs intermittently while the PWM frequency and duty cycle remain unchanged. The attached logic analyzer capture shows this behavior. Questions Is this variation expected when using the LCU Rise/Fall Filter? Are there any synchronization requirements between the eMIOS outputs and the LCU filter? Can the LCU filter occasionally shorten the programmed delay due to internal synchronization or clock-domain crossing? Is there any known limitation or errata related to the Rise/Fall Filter on the S32K311? Any guidance would be appreciated. Thank you. Re: S32K311 LCU Rise/Fall Filter Deadtime Occasionally Reduced from 2 µs to 1 µs Hi@Esakki 1. Your value  192 = 2 µs  implies an LCU filter tick of about: 2us / 192 = 10.4167 ns -> 1/ 10.4167 ns = 96MHz, If the effective LCU/peripheral clock or prescaler changes, or if a different clock is selected than assumed, the real delay changes. 2.Using an oscilloscope for testing is more accurate, and the waveform is related to the external capacitive reactance; a large capacitive reactance can also cause waveform instability.
View full article
LCU補完PWMとデッドタイムを用いた6ステップBLDC整流を実装するための推奨方法は? こんにちは、皆さん 私は S32K311を用いて3相のBLDCの6ステップ通勤プロジェクト に取り組んでいます。 PWM生成用eMIOS TRGMUX LCU GD3000ゲートドライバー RTD 5.0.0 私の位相マッピングは次のとおりです。 U_HS = eMIOS ch0 U_LS = eMIOS ch1 V_HS = eMIOS ch2 V_LS = eMIOS ch3 W_HS = eMIOS ch4 W_LS = eMIOS ch5 私は以下のLUT値を使用しています。 #define LCU_LUT_OFF 0x0000U #define LCU_LUT_PWM 0xAAAAU #define LCU_LUT_INV_PWM 0x5555U #define LCU_LUT_ON 0xFFFFU 当初、私は各セクターごとにLUTを動的に変更することで、以下の方法で切り替えを実装しました。 Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); V+ / W- の例: Emios_Pwm_Ip_SetDutyCycle(EMIOS_INSTANCE, PWM_CHANNEL_V_HS, activeDuty); LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_HS].Value = LCU_LUT_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_V_LS].Value = LCU_LUT_INV_PWM; LCU_LutList[PWM_CHANNEL_W_LS].Value = LCU_LUT_ON; Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl(LCU_LutList, 6U); 奇妙な問題が発生する: ループの前に一度V_HSを設定すると、PWMが利用可能になります。 整流ループに入り、Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl()を繰り返し呼び出すと、V_HSはスイッチングを停止しますが、他のチャネルは動作を続けます。 このことから、動的に同期されたLUT更新がモーター整流にとって正しいアプローチなのかどうか疑問に思った。   私の主な質問 S32K311 + GD3000の場合、推奨されるアーキテクチャは何ですか? 3つの相補的なPWMペア デッドタイム挿入 6ステップ整流 安全なスイッチング 私はすべきでしょうか? LCU LUT(PWM / INV_PWM)を静的に保ち、 LCU出力の有効/オーバーライド状態を変更するだけで整流を実行しますか? Lcu_Ip_SetSyncOutputLutControl() の代わりに Lcu_Ip_SetOutputLutControl() (即時更新) を使用してください。 動的なLUT書き換えを完全に回避する?   暇つぶしの質問 LCUを使用して、デッドタイム付きの相補PWMを生成したいと考えています。 意図された方法は以下の通りです: eMIOSで3つの基本PWM(U、V、W)のみを生成します。 TRGMUX を介して LCU にルーティングします。 固定LUTを使用する:HS = 0xAAAA LS = 0x5555 LCU出力/フィルタ設定でデッドタイムを設定します。 そして、各整流セクターの出力有効化/オーバーライドのみを変更するのですか? NXPのサンプル(RTDまたはMBDT)で、LCUによる相補型PWMとデッドタイム挿入を用いた6ステップBLDCモーターの動作を示すものがあれば、ぜひご紹介いただけると幸いです。 ご回答をお待ちしています。 Re: Recommended way to implement 6-step BLDC commutation with LCU complementary PWM and dead time? こんにちは、 Esakkiさん。 以下のリンクで「Out Motor Solution」をCANを参照できます。デモコードとアプリケーションノードはこのページでご覧いただけます: https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/MCSPTE1AK344 例えば、BLDCの6ステップ方法では、モーターの回転方向を変えるのは通常LCUの状態を更新しても達成できません。デモコードとアプリケーションノードをご覧ください。
View full article
「お住まいの地域では利用できません」と表示された場合に、海外でCCTVを視聴する方法 海外からCCTVやCCTV-5を視聴しようとしているのに、「このコンテンツはお住まいの地域では利用できません」というメッセージが表示される?あなたは一人ではありません。多くの海外華人、留学生、旅行者は、CCTVアプリや中国プレスリリース、製品ニュースグループ(CMG)のストリーミングプラットフォームを利用する際に地域制限に直面しています。 良いニュースは、アクセスを改善し、お気に入りの番組を視聴し続けるためのいくつかの方法があることです。 防犯カメラの映像が「お住まいの地域ではご利用いただけません」と表示されるのはなぜですか? CCTVは多くのテレビチャネル、ライブイベント情報、スポーツ大会、ニュース番組、ドキュメンタリー、バラエティ番組を放送しています。しかし、著作権契約や放送ライセンスの関係上、一部のコンテンツは中国本土から接続している視聴者のみが視聴可能です。 他国からCCTVにアクセスしている場合、以下のような現象が見られるかもしれません。 「このコンテンツはお住まいの地域ではご利用いただけません。」 ライブチャネルが読み込まれない。 画面が真っ暗になる、または再生エラーが発生する。 ストリーミングできないスポーツイベント情報。 バッファリングや不安定な映像品質。 これらの問題は特にCCTV-5、主要なスポーツイベント、独占ライブ中継の視聴時によく見られます。 海外から監視カメラを見る方法 海外にいる場合、以下の方法が視聴体験を向上させるのに役立ちます。 1. 中国向けに最適化されたネットワークを使用する 中国本土経由でトラフィックをルーティングする接続は、CANにより、プラットフォームがあなたのネットワークを国内接続として認識し、より地域限定のコンテンツへのアクセスを可能にします。 多くの海外ユーザーがSpeedX China アクセラレータを選んでいるのは、ライブテレビ、スポーツ、オンデマンド番組のストリーミングに安定した速度で最適化された中国ルートを提供するからです。 2. CCTVまたはCMGアカウントにサインインする アカウントにログインすることで、異なるデバイス間で視聴履歴や設定を同期できます。 3. アプリを定期的にアップデートする CCTVや関連するストリーミングアプリを最新の状態に保つことで、互換性が向上し、古いソフトウェアによる再生問題を減らせます。 一般的に制限されるコンテンツとは? ライセンスポリシーによっては、海外の視聴者は以下へのアクセスが制限される場合があります: CCTV-5 ライブスポーツ 主要なフットボールおよびバスケットボールイベント情報 テレビドラマ バラエティ番組 ドキュメンタリー 特別生放送 ニュースコンテンツは多くの場合世界中で視聴可能である一方、エンターテインメントやスポーツ番組は地域限定であることが多い。 おわりに 地域ごとの制限により、海外に住んでいる際や旅行中にCCTVの視聴が困難になることがあります。幸いなことに、信頼できる中国最適化接続を使用することで、ライブチャネルやオンデマンドコンテンツへのアクセス能力が大幅に向上します。 速報を追う方、CCTV-5のスポーツ視聴、中国のテレビ番組を楽しむ方、SpeedX(回国VPN工具)は、よりスムーズな視聴体験を求める多くの海外ユーザーに安定したソリューションを提供します。 学生プロジェクト
View full article