2401160_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2401160_ja-JP

2401160_ja-JP

製造中止となった純正モデルMPC8306SCVMAFDCAの特定にご協力ください。

修理用スペアパーツとして、生産終了となった部品MPC8306SCVMAFDCAを2ロット購入しましたが、2つのロットは異なっているようです。ロット番号の年号に2文字が欠落しており、1つはTCTCJX1901、もう1つはTCLB2144となっています。これまで、このシリーズの製品はすべてロット番号がTCTCで始まっていました。これらの2つのロットの真正性について確信が持てません。専門家の方、識別にご協力いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

修理用スペアパーツとして使用するため、生産終了(EOL)となったデバイス、MPC8306SCVMAFDCAを2ロット購入しました。しかし、2つのバッチの間には違いがあるようで、具体的にはバッチ年の先頭に2つの文字が欠落している。一方のロットにはTCTCJX1901というラベルが貼られており、もう一方にはTCLB2144というラベルが貼られている。これまで私たちが目にしてきたこのシリーズの製品はすべてTCTCで始まっていました。これら2つのロットの信憑性については確信が持てません。専門家の方々に、それらの真贋鑑定にご協力をお願いいたします。ありがとう!

Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA

ぜひ、デバイスを購入したDFAEに連絡し、CSRチームと協力して確認してもらうよう依頼してください。

よろしくお願いします。

Re: 帮忙鉴定真伪停产型号MPC8306SCVMAFDCA, help to check the EOL part MPC8306SCVMAFDCA

各コードの最後の4桁は、日付コード、年、週を表しています。つまり1901は2019年の第1週、2144は2021年の第44週です。その前の文字は、組立工場とウェハーロットを表しています。それらはロットごとに変わるので、2つのバッチが一致しなくてもそれ自体は不自然なことではありません。NXPの販売終了通知202207024DNには、最終購入2023年3月と最終納品2024年6月のMPC8306SCVMAFDCAが記載されているので、両方の日付がその中に収まっています。しかし、模様は偽造するのが最も簡単な部分だ。私は、書類の記録を正規の代理店に業者に返すように頼むのが良いでしょう。

Raz、Parter(AIサプライチェーンアプリ)

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-03-2026 02:38 AM
Updated by: